私は、Once / JTAG 経由でデバッグを実装するために必要な手順に関するガイダンスを探しています。BSDL / JTAG ロジックはすべて事前に存在します。具体的には、基本的なデバッガー機能のコード例: 連絡先の保存/復元、DSP レジスタ/メモリのピーク/ポーク (AN1839 / AN2074 を読みました)、例: GDB56300 ソース。
コンテキストとして、私は DSP56301 ボードを所有しており、これは TCK/TMS/TDI/TDO 上の FTDI2232H と JTAG 通信するのに適しており、DSP56725 で再ホストできるソフトウェアのバック カタログも所有しています。
https://openocd-devel.narkive.com/2LMHqcDx/opment-moin-my-dsp563-plansソースが GPL でありリリース可能であることを示します。
マーティン
こんにちは、@julie856batson さん。あなたが AI ボットでないなら、あなたの観察に感謝します。
以前私が述べたように、このThreadはこれで終了となります。
- 現在のOpenOCDソースには56300のサポートファイルが含まれているため、多少わかりにくいものの利用可能です。
- JTAG / Once / DSP56300インターフェースの最良のドキュメントは、DSP56300FM、ファミリマニュアル、Ch 10と11にあります。
そして、JTAG / Once / 56300 データ パスをテストするための概念実証実験を正常に実行しました。基本的なデバッグ機能は XFU のままです。
よろしくお願いいたします。
マーティン
こんにちは@mjd_bishop 、
OnCE 経由の DSP56301 JTAG デバッグの場合は、AN1839 と AN2074 をベースとして使用します。これらの資料では、デバッグ モードの開始、パイプライン状態の保存、JTAG 経由のメモリへのアクセスについて詳細に説明しています。FTDI2232H は JTAG エミュレーション用の MPSSE と連携して動作します。ピーク/ポークおよびコンテキストの保存/復元については、GDB56300 ソース(存在する場合)を参照してください。ただし、NXP はこれを公式に配布していません。GitHub でコミュニティ フォークを見つけたり、リンクした OpenOCD Thread のお問い合わせをすることもできます。
よろしくお願いします、
ジュリー・バトソン
こんにちは@mjd_bishop 、
ご投稿ありがとうございます。
DSP56301 は非常に古い製品なので、役立つドキュメントをいくつか見つけられるように最善を尽くします。
DSP56301ADM ユーザーマニュアルが添付されています。
main · jmamma/dsp56k · GitHub の dsp56k/README.mdもCAN。
GDB56300 のソースに関しては、率直に言って、TIC はソース コードを誰かに配布する適切なチャネルではありません。なぜなら、私たちは gdb56300 のソース コードを所有しておらず、それを配布する権利も、NXP IP または著作権を保護するための契約に署名する権利も持っていないからです。
または、GitHub や他のフォーラムで関連情報を見つけるCAN。ポスター作成者にお問い合わせして、提供できるかどうかを確認してください。
ご不便をおかけして申し訳ございません。
[Openocd-development] Moin / 私のDSP563計画
Symphony Studio IDE は DSP56321 をサポートしていますか? - NXPコミュニティ
よろしくお願いいたします。
セレステ