1900256_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1900256_ja-JP

1900256_ja-JP

DAC0 に関するLPC5536JBD100の質問

ご列席の皆様、

DAC0を外部リファレンス(Pin15で3V)でセットアップし、バッファモード、クロックはFRO1MHzを8で割った値です。

DAC0データを約0x700より小さく設定すると、出力は浮かぶようにノイズだけになります。

データが0x700と0xFFFの間にある場合、出力は具体的な電圧で、ノイズがなく、浮きません。

この理由は何でしょうか?

さらに、DAC0出力の電圧範囲はどれくらいですか?0Vからリファレンスまで行かないようにしましょうか?私の場合は3Vです。私の経験では、DAC0 DATA = 0xFFFの場合、DAC0からの出力電圧はわずか1.35Vです。出力電圧を半分にする設定が見つかりませんが、その理由は何でしょうか?

DAC0(ピン31)の出力に負荷はありません。

日時:DAC0の質問LPC5536JBD100

解決した問題:

リファレンスマニュアル48.1.4章には書かれていませんが(DAC Chip-specific initialization)では、バッファも有効にする必要があります。

DAC0 -> GCR |= BUF_SPD_CTRL ; バッファ ・オペアンプ 低消費電力モード、ビット23

DAC0 -> GCR |= BUF_EN ; イネーブル ・オペアンプ ・バッファ、ビット17

これで、DACは0からVrefまで上昇し、出力は具体的な電圧に駆動され、フロートすることはありません。


48.1.4章を完了するのが現実的でしょう必要な「バッファイネーブル」を使用します。




标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 01:23 PM
更新人: