Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
如何进行 Blob FLUSH S32E288-975EVB 您好,我们公司正在考虑将这款芯片用于我们的新产品。 我在将代码构建为版本并通过 micro-USB UART 接口烧录到板上时遇到了问题。我已成功将 RTD 代码包,软件包中预编译的“Hello world”打印二进制文件写入开发板并测试其工作正常,所以我知道这是可行的,但当我想要使用自己的代码执行此操作时,我却找不到任何相关说明。 RTD 的所有示例中,Project_setting/Linker_files/ 目录下都没有 linker_flash 文件,手册中也没有提到如何创建这些文件。我应该以 JTAG 调试 RAM 模式版本并手动使用 IVT 吗?具体流程是什么? 如何创建一个可用于 UART 闪存的版本文件? 如果有人能指点我一下,我将不胜感激。 我在这个论坛上找到了这个: https://community.nxp.com/t5/S32Z-E/creating-a-Blob-Image-using-IVT-S32Z2/mp/2362406#M322 我不确定这是否有效,因为这个问题还没有关闭,但我会尝试一下。如果有人能支持这个板,那就太好了。 Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB 你好, pyc 关于如何创建 Blob,从启动 Flash 开始,您可以参考以下内容。 1.我们建议的推荐启动方法是像 GreenVIP 那样,从 SMU 开始,然后进行到 R52。详情请参考GreenVIP网站。在 GreenVIP 中,还有关于如何创建 Blob 以及如何销毁 Blob 的说明。 S32ZE_GreenVIP_1.3.x/doc/UG_S32ZE_GreenVIP.pdf 设计:产品信息:汽车软件 - S32Z/E - 车辆集成平台 (GreenVIP) Joey_z_0-1785465893182.png 2. 要直接从 R52 开始,您需要修改链接脚本和启动文件。这有点复杂。您可以参考以下链接,其中提供了类似情况的帮助。 无需调试探针即可在 S32Z280-594EVB 上为 R52_0_0 内核创建 IVT Flash 映像的指南。 如何减小 S32Z2 中的二进制文件大小 3.关于 S32E288-975EVB 的 QSPI 启动模式设置,您可以参考 S32E288-975EVB 用户指南中的这张图片。 S32E288-975EVB 评估板解决方案(适用于 S32E2 系列微控制器)用户指南 Joey_z_1-1785466091287.png BR 乔伊 Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB 你好, pyc 感谢您与我们联系。 你们网站上的设计文件也缺少原理图,所以我这边无法进行检查。非常感谢您的帮助。 您可以在官方网站界面上找到 S32E288-975EVB 的设计文档和入门指南,如下图所示。 S32E288-975EVB 评估板 | 恩智浦半导体 Joey_z_0-1785463510142.png Joey_z_1-1785463528493.png BR 乔伊 Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB 您好,示例二极管代码试图切换 D12,而您网站上的 S32E288-975EVB 入门指南使用的是 S32E288-400EVB 的信息。你们网站上的设计文件也缺少原理图,所以我这边无法进行检查。非常感谢您的帮助。 Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB 简要更新。我对 Dio 示例尝试了完全相同的步骤,并且成功创建了 blob 文件。我把它贴到电路板上了,但是LED灯没有闪烁。刷新过程肯定是正确的,因为我能够刷新掉在 IDE 文件夹中找到的一些预版本产物。有人在NXP验证过这个流程是否真的适用于这个开发套件吗?
記事全体を表示
Enabling Data Cache Hi,  I'm testing the inference time and performance of TFLite AI Models on the NXP FRDM-MCXN947 MCUs. While I'm getting good performance using the NPU, I'm getting comparably slow inference times when not using it. I have been able to reduce inference time for other MCUs by enabling the Data Cache. I would like to know how to enable D-Cache on the NXP MCUs. Any other performance boost strategies are also welcome. MCXN NPU|ML Re: Enabling Data Cache Enabling data cache can really speed up workflows and reduce repetitive processing. For those looking to plan effectively, the Persona fusion strategy offers a clear way to anticipate outcomes and optimize results. It’s fascinating how combining the right elements can lead to unexpected efficiencies. This approach definitely makes managing complex data much more approachable. Re: Enabling Data Cache Interesting! Have you experimented with compiler optimization flags? Often, bumping up optimization (e.g., -O3) can significantly speed up code when the NPU isn't active. Also, regarding D-Cache, check the SDK documentation for CACHE_Enable or similar functions, specifically for the MCXN947. Remember optimizing often comes down to a balancing act like in Slope Game, optimizing code versus hardware limitations for top performance. Good luck! Re: Enabling Data Cache Hi @ge0rgeth0mas  The CACHE64 module is used to cache FlexSPI accesses. Based on  your need, you just need to enable lpcache. BR Harry Re: Enabling Data Cache It's great to see you exploring TFLite AI Models on the NXP FRDM-MCXN947! Enabling D-Cache can indeed enhance performance significantly. You might also look into optimizing your model size or quantizing your models for better efficiency. Speaking of performance, have you tried integrating it with gaming applications like the Snow Rider 3D game? It could be a fun way to test the capabilities of your setup! Re: Enabling Data Cache Hi Harry,  I was going through the reference manual and SDK drivers as you mentioned: I noticed theres is  * fsl_cach_lpcac.h which contains L1CACHE_EnableCodeCache() and * fsl_cache.h which contains CACHE64_EnableCache(CACHE64_CTRL_Type *base) Could CACHE64 be data cache and LPCAC be Instruction cache? Re: Enabling Data Cache Hi Harry,  Could CACHE64 be data cache and LPCAC be Instruction cache? Re: Enabling Data Cache Hi @ge0rgeth0mas  You can refer to the Chapter 5 in MCX Nx4x Reference Manual. Snipaste_2025-02-25_17-55-06.png Regarding cache related APIs.  You can refer to the fsl_cache_lpcac.h in MCXN947 SDK. Snipaste_2025-02-25_17-58-52.png BR Harry Re: Enabling Data Cache That's fascinating work! I've dabbled in similar optimization challenges before. Have you explored different quantization techniques for your TFLite models? Sometimes, even small tweaks there can make a difference when the NPU isn't engaged. Speaking of fast-paced action, it reminds me of playing Basketball Stars! It demands quick reflexes and strategy, just like optimizing AI. You might find it a fun distraction when you need a break from the coding. Re: Enabling Data Cache That's interesting work on the FRDM-MCXN947! It's great you're exploring different performance optimizations. I haven't worked with that specific MCU, but data cache enabling definitely makes a difference in many cases. You might find some helpful insights from communities focused on embedded development, or perhaps even those discussing similar optimization challenges within the context of games like, ironically enough, Suika Game! Sometimes the approaches to efficiency in game development translate unexpectedly well. Good luck with your project! Re: Enabling Data Cache Thanks for sharing this issue. Hardware acceleration gets a lot of attention, but CPU-side optimization is still very important for edge AI applications. Cache configuration, memory alignment, CMSIS-NN optimizations, and compiler flags are definitely areas worth exploring. It’s the same idea as improving skills step by step in games like Drift Boss — small adjustments can lead to much better results over time. Re: Enabling Data Cache Your NPU results sound promising, and the CPU gap may indeed point to cache or memory placement issues. Besides enabling D-Cache, check whether model tensors and weights are placed in fast SRAM, confirm compiler optimization flags, and profile individual operators to identify bottlenecks. It may also help to compare CMSIS-NN kernels against default TFLite implementations. Like optimizing Slope Unblocked, small changes in memory access can significantly improve responsiveness.
記事全体を表示
ブロブフラッシュの方法 S32E288-975EVB こんにちは、NXPについてはこのチップを新製品に使うことを検討しています。 マイクロUSB UART経由でコードをビルドしてボードに書き込むのに苦労しています。RTDパッケージに付属している既製の「Hello World」プリントバイナリをボードにフラッシュして動作をテストできましたが、自分のコードでやりたいときは手順が見つかりませんでした。 RTDのどのサンプルにも、Project_setting/Linker_files/にlinker_flashファイルは存在せず、マニュアルにもその方法に関する記述はありません。JTAGデバッグRAMモードでビルドして、IVTを手動で使用する必要があるのでしょうか?手順はどうなっていますか? UARTで書き込めるファイルを作成するにはどうすればよいですか? もし誰か正しい方向を教えていただけるなら、とてもありがたいです。 このフォーラムでこれを見つけました。 https://community.nxp.com/t5/S32Z-E/creating-a-Blob-Image-using-IVT-S32Z2/mp/2362406#M322 これがうまくいくかどうかは分かりません。まだクローズされていないので。でも試してみます。もしこの掲示板へのサポートがあれば、ぜひ教えてください。 Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB こんにちは、 pyc Blobの作り方については、Flashを起動する際の以下の内容を参照してください。 1. 私たちが推奨するスタートアップ方法は、GreenVIPのようなもので、SMUからR52まで進みます。詳細はGreenVIPをご覧ください。GreenVIPには、Blobの作成方法とBlobの書き込み方法に関する説明も含まれています。 S32ZE_GreenVIP_1.3.x/doc/UG_S32ZE_GreenVIP.pdf 設計:製品情報:オートモーティブソフトウェア - S32Z/E - 車載統合プラットフォーム(GreenVIP) Joey_z_0-1785465893182.png 2. R52から直接起動するには、リンクスクリプトと起動ファイルを変更する必要があります。少し複雑です。以下のリンクを参照してください。同様の状況をサポートしています。 デバッグプローブなしでS32Z280-594EVB上のR52_0_0コア向けIVTフラッシュイメージを作成するためのガイダンス。 S32Z2のバイナリサイズを縮小する方法 3.S32E288-975EVBのQSPIブートモード設定については、S32E288-975EVBの画像フォームユーザーガイドを参照してください。 S32E2ファミリーマイクロコントローラ向けS32E288-975EVB評価ボードソリューションユーザーガイド Joey_z_1-1785466091287.png BR ジョーイ Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB こんにちは、 pyc お問い合わせいただきありがとうございます。 あなたのウェブサイトの設計ファイルにも回路図がないため、私自身の視点から確認できません。どんなご協力でもありがたいです。 >>>S32E288-975EVBのデザイン図書とスタートガイドは、公式ウェブサイトのインターフェースで以下の写真でご覧いただけます。 S32E288-975EVB評価ボード |NXPセミコンダクターズ Joey_z_0-1785463510142.png Joey_z_1-1785463528493.png BR ジョーイ Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB こんにちは、例示ダイオードコードはD12を切り替えようとしており、あなたのウェブサイトにあるS32E288-975EVBの入門ガイドはS32E288-400EVBの情報を使っています。あなたのウェブサイトの設計ファイルにも回路図がないため、私自身の視点から確認できません。どんなご協力でもありがたいです。 Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB 簡単なアップデートです。Dioの例でも全く同じ手順を試したところ、ブロブファイルを作成することができました。基板にフラッシュしたのですが、LEDが点滅しません。フラッシュ手順は間違いなく正しく、IDEフォルダ内で見つけたプリビルドのアーティファクトをフラッシュできました。NXP社内で、この手順が実際にこの開発キットで機能するかどうかを確認した人はいますか?
記事全体を表示
受信感度は連続測定間で10dBの差がある。 QN9083 BLE SoCを使用している当社の製品の一つで予期せぬ挙動を観察しています。機器のレシーバ感度を測定すると、連続した測定間で最大10dBの差が見られます。CMW100を広告モードで測定しており、機器はシールドされたRFボックスに設置されています。箱を開けたり、デバイスの設置場所を変更したりせずに、連続してRxS測定を行ったところ、デバイスは最大10dBの差(-91dBmと-81dBm)を示しました。これは予想外で、これまで一度も発生したことのない現象です。その挙動はランダムである。ハードウェアとソフトウェアの両方の可能な原因を探しています。 Re: Rx sensitivity differs by 10dB between consecutive measurements こんにちは、 連続する感度測定値間で最大10dBものばらつきが生じるのは、通常想定されることではありません。 現在使われているソフトウェアやSDKのバージョンを教えてもらえますか? それと、もう少し詳しく教えていただけますか: これは単一のデバイスで起こるのか、それとも複数の製品で起こるのか? 異なる部署間で同様の行動が見られましたか? 同じ測定セットアップを使ってNXPの開発ボードでも同じ問題を再現できますか? この情報は、問題がハードウェア、ソフトウェア、テスト環境に特有のものかを判断するのに役立ちます。 よろしくお願いいたします。 リカルド Re: Rx sensitivity differs by 10dB between consecutive measurements こんにちは。ご連絡いただきありがとうございます。私の回答は以下のとおりです。 現在使われているソフトウェアやSDKのバージョンを教えてもらえますか? 5.0 は156414(コントローラーサブシステム)および156821(ホストサブシステム)に基づいています これは単一のデバイスで起こるのか、それとも複数の製品で起こるのか? 同じ製品です。他の製品では問題が起きたことは一度もありません。 異なる部署間で同様の行動が見られましたか? はい、ただし一貫しているわけではありません 同じ測定セットアップを使ってNXPの開発ボードでも同じ問題を再現できますか? QN9083を搭載した開発ボードと、チップをアドバタイジングモードに設定するファームウェアが必要です。 ありがとうございました。       Re: Rx sensitivity differs by 10dB between consecutive measurements BLEバージョンに関する追加情報: BLE Core 5.0をサポートするSDK 2.2.3 BLE 1.5.6。 Re: Rx sensitivity differs by 10dB between consecutive measurements @Ricardo_Zamora QN9080-DKを使用して測定を行いました。10dBの差は見られませんが、5dBの変動は依然として存在します(下記のデータを参照)。これは何が原因でしょうか? furbani_0-1784214895282.png Re: Rx sensitivity differs by 10dB between consecutive measurements こんにちは、 @Ricardo_Zamora さん。私が投稿したデータや回答をご覧いただけましたでしょうか? ありがとう。
記事全体を表示
使用软件1.9.1时无法添加新图片(无法添加图片) 前几天我使用它的时候,像往常一样添加了新的图片(PNG 格式),但是加载时间很长,而且在那段时间里我无法使用其他功能。见图2。 关闭并重新启动软件后,我发现之前上传的图库中的所有图片都消失了,而且我也无法上传新图片。见图1。 当我在某次使用的时候,像往常一样添加新的图片(PNG格式),却加载了很久,期间也无法使用其他功能。请看图二 当我把软件关闭重启后,发现之前上传的图片库里面的图片全部丢失了,而且也无法上传新的图片。请看图一 huang_yingxue_1-1785210488463.png huang_yingxue_0-1785210370827.png Re: Can't add new pictures when using the software 1.9.1(无法添加图片) 嗨@huang_yingxue 请先尝试使用最新版本的 GuiGuider,并与我们联系是否可以重现该问题。如果问题仍然存在,我们可以根据以上补充信息继续进行调查。 感谢您的理解。 BR 哈里
記事全体を表示
Exporting S32CT .mex configuration to EB Tresos Hello NXP support, is there a way to export/transform an S32CT configuration .mex file into something that can be read/imported/consumed by EB TRESOS?  I need to switch to EB tresos without manually transferring every configuration item. I have attached an example .mex file from my projects as references. Re: Exporting S32CT .mex configuration to EB Tresos Hello @DirkEtzler Unfortunately, there is no automatic conversion tool or plugin to migrate S32DS (.mex) configurations into EB tresos (.arxml) format. S32 Configuration Tools use the .mex format, while EB Tresos follows the .arxml AUTOSAR standard and differs significantly in schema and constraints.   The recommended approach is to recreate the configuration in EB tresos manually, using the .mex configuration and generated driver code as a reference. You can follow the RTD MCAL Based in Tresos Training for some guidance.   In case you come up with any issues during migration, you submit your query and we will be happy to assist.   Best regards, Julián Re: Exporting S32CT .mex configuration to EB Tresos Hello @Julián_AragónM , thanks for the quick reply.  I will follow the guidelines, and when I hit a roadblock post my question(s).
記事全体を表示
MCUXpresso IDE路线图 大家好, MCUXpresso IDE 还受支持吗? 近几年,MCUXpresso IDE 大约每 4 个月就会进行一次升级。自 2025 年 6 月起,不再进行升级。这是否意味着MCUXpresso IDE未来将不再升级? 非常感谢 比夫拉 Re: MCUXpresso IDE roadmap 你好@biafra , 感谢你的帖子。 目前还没有新的 MCUXpresso IDE 路线图计划。我们主要关注和推荐的开发环境是MCUXpresso for Visual Studio Code | NXP 半导体 。 不过,最新的 MCUXpresso IDE v25.06 仍在积极维护中,您可以继续导入和使用新设备的 SDK,而不会遇到任何问题。 请注意,如果您使用集成配置工具来配置较新的产品,请务必手动更新配置工具代码包,软件包。有关详细说明,请参阅:在 MCUXpresso IDE 中更新配置工具 - NXP 社区。 希望对您有所帮助。 BR 塞莱斯特
記事全体を表示
ソフトウェア1.9.1を使っても新しい写真を追加できません(無法添加图片) 先日使っていた時、いつも通り新しい画像(PNG形式)を追加したのですが、読み込みに時間がかかり、その間は他の機能が使えませんでした。写真2をご覧ください。 ソフトを閉じて再起動したところ、以前アップロードしたライブラリの画像がすべて消え、新しい画像もアップロードできませんでした。写真1をご覧ください。 いつか使用するとき、いつものように新しい写真(PNG形式)を追加し、長い時間をかけてダウンロードし、その間はその機能も使用できなくなります。 デバイスをオフにした後、以前に上に転送されていた画像がこの場所にすべて失われ、新しい画像も上に転送されなくなりました。 huang_yingxue_1-1785210488463.png huang_yingxue_0-1785210370827.png Re: Can't add new pictures when using the software 1.9.1(无法添加图片) こんにちは@huang_yingxue まずは最新のGuiGuiderバージョンを試してみて、問題が再現可能かどうか教えてください。もし依然として発生した場合は、上記の追加情報に基づいて調査を継続できます。 ご理解いただきありがとうございます。 BR ハリー
記事全体を表示
MCUXpresso IDE ロードマップ こんにちは、皆さん MCUXpresso IDEはまだサポートされているのでしょうか? ここ数年は約4ヶ月ごとにMCUXpresso IDEのアップグレードがありました。2025年6月以降、アップグレードは行われません。これはFUTUREにMCUXpresso IDEがアップグレードされないということでしょうか? どうもありがとうございました ビアフラ Re: MCUXpresso IDE roadmap こんにちは、 @biafra さん、 投稿ありがとうございます。 現時点では、新しいMCUXpresso IDEロードマップの計画はありません。私たちの主な焦点であり推奨される開発環境は、 Visual Studio Code のMCUXpressoです。NXP Semiconductors。 しかし、最新のMCUXpresso IDE v25.06は現在も活発にメンテナンスされており、新しいデバイス向けにSDKsのインポートや使用は問題なく続けられます。 新しい製品で 統合された Config Tools を使う場合は、必ず手動でConfig Toolsパッケージを更新してください。詳細な手順については、以下をご覧ください: MCUXpresso IDEの設定ツールの更新 - NXPコミュニティ。 お役に立てば幸いです。 BR セレステ
記事全体を表示
ntag424的Originality Signature 你好: 我司已经签署保密协议,但是不知道如何使用natg424 uid与公钥,Read_Sig获取的56字节签名在嵌入式硬件平台实现ECDSA验证。文档上an11350没有详细步骤实现ECDSA verification(secp224r1),能否告诉我申请哪些资料来实现,谢谢。 Re: ntag424的Originality Signature 你好@qinzhi 希望你一切都好。 非常抱歉,用作 NTAG 签名验证参考,引用的应用笔记 (AN11350) 适用于其他具有 32 字节签名和不同曲线的 NTAG 产品。 NTAG 424 DNA 和 NTAG 424 DNA TagTamper 特性和提示第 7.2 节描述了非对称签名验证的可用程序。但是,由于 ECDSA 验证程序是在卡片之外进行的,因此没有关于 ECDSA 验证的具体信息。 对于给您带来的不便,我再次深表歉意。 问候, 爱德华多。
記事全体を表示
S32K388 HSE_SWT 新規チップ書き込みのための再起動 新しいS32K388を持っていて、最初から作ったファームウェアでフラッシュしようとしています(これはAUTOSARでもRTDでもありません)。IVTの設定ではcore0のみを起動するようにしており、hse_fw_header_start_addressはゼロに設定しています。 しかし、この構成ではリセットが発生し、MC_RGM DES が以下のように報告しているようです。 0x00000041 と MC_RGM FES が報告する 0x00010000 は、S32K3XXRM に関する私の読み方に基づくと、HSE ウォッチドッグのタイムアウトがエスカレーションに基づく破壊的なリセットにつながっていることを示唆しています。 興味深いのは、この挙動はj-linkに接続すると消えるように見えることですが、ファームウェアからSWTを無効化したりメンテナンスしたりする方法が見つかりません。S32K388用の標準HSEファームウェアをダウンロード/インストールする必要がありますか? S32K388ではこれが必須なのに、S32K344では必須ではない理由は何ですか? Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing さらにテストを進めてみると、FES/DES MC_RGMのフラグをすべて読み終えて(ブート間で固定されないように)すると、ブートループが戻り始めます:FES: 0x00010000、時々DES: 0x00000040(ただしほとんどの場合はDES: 0x00000000) 元の投稿を明確にするために、IVTのブート構成ワードを0x00000001に設定しています。私の解釈では、これはCM7_0_ENABLEのみが設定されており、HSE/SWT_0の設定は一切必要ないことを意味するように思えます。 Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing そして、もし他のコメントが解決策でなかった場合のために: 私が使っているチップはS32K388HHMJBS 0P39J CTAJ2507Eとラベル付けされています。特定のチップ情報をレジスタで読みたいことがあれば教えてください HSEファームウェアは一度もインストールされていません。これは工場出荷時の新品デバイスで、ベアメタルコードのみをフラッシュしました。 IVTの場合: hseFwHeaderStartAddr はゼロです recovery_app_start_address はゼロです IVTからどのフィールドを提供すればよいかは不明ですが、ヘッダーが0x5AA55AA5に設定され、boot_configが1に設定され、cm7_0_start_addressが割り込みベクタテーブルに設定されている以外は、基本的にすべてゼロです。 元の投稿で既にDESとFESの値を記載しましたが、もし不明瞭な点があればお知らせください。 アップロードを試みます。このコードを公開するには承認を得る必要があります。 Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing この投稿に基づいています: https://community.nxp.com/t5/S32K/What-does-it-mean-HSE-SWT-RST-on-S32K311/mp/1955147 そして、S32K3XXRM の旧バージョンからの S32K3xx_DCF_clients.xlxs の画像はこちらです: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K388-HSE-No-Response-Error/mp/2090937/highlight/true?lightbox-message-images-2090937=336074i0A601700196531EB#M48394 UTESTメモリセクタに0x40000101 0x00100006から0x1B000770まで書き込むことで(HSE_CLK_MODE_AND_GSKT_CTRLに「2」を入れることで)、問題が解決したようです。 S32K3xx_DCF_clients.xlxs の最新版では、HSE_CLK_MODE_AND_GSKT_CTRL の説明は以下のとおりです。 Screenshot From 2026-07-24 09-14-40.png しかしS32K3XXRMでは、ガスケット構成で何を設定すべきかの参照が見つかりません(最も近いのは「HSE_B」のように見えますが、表は不可能な1:1構成を示しています): Screenshot From 2026-07-24 09-22-01.png これは単なるドキュメント更新の失敗でしょうか?オプションA++クロック(CORE_CLKが160MHz、AIPS_SLOW_CLKが40MHz)を使用している場合、HSE_CLK_MODE_AND_GSKT_CTRLの比率を1:4にする必要がありますか? Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing 訂正させてください。上記のコメントの最後の文は、「HSE_CLK は 160MHz、AIPS_SLOW_CLK は 40MHz」と書くつもりでした。 Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing 以下の情報を提供していただけますか: 使用されているS32K388の正確な部品番号とチップのリビジョン。 このデバイスにHSEファームウェアが過去にインストールされたことがあるかどうか(または、完全に初期状態のデバイスであるかどうか)を確認します。 IVT構成、特にhseFwHeaderStartAddr、appBootAddr、およびその他のHSE関連のIVTフィールドの値。 リセット後のリセットステータスレジスタの完全なダンプ(MC_RGM_DES、MC_RGM_FES、およびその他の関連するリセットレジスタ)。 問題が複数のデバイスで発生するのか、それとも単一の基板でのみ発生するのか。 問題を再現する最小限のプロジェクトやアプリケーション、あるいはリセット前に実行されたスタートアップコードのシーケンスを再現するもの。 現時点でリセットがHSE/SBAFによるものなのか、アプリケーションの問題なのか、デバイス設定の問題なのかは明らかではありませんが、上記の情報が根本原因を特定するのに役立ちます。 Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing 私たちの知る限り、これで問題は解決しました。オプションA++がこのガスケットの変更を必要とすることをドキュメントに反映してほしい@davidtosenovjan 
記事全体を表示
PN7642 RF Debug signal如何设置 您好,请回复一下https://community.nxp.com/t5/NFC/PN7642-RF-Debug-Signals如何设置/m-p/2399084中的疑问(按照提示在CTS_TESTBUS_Signals.png中找到了模拟信号,但是并未找到数字信号,请问有完整的映射表可以提供吗?),谢谢。
記事全体を表示
Secure debug on i.MX93 with NXP keys The current version of the nxpdebugmbox tool from the SPSDK has a parameter --nxp-keys that is described as "Use the ROM NXP keys to authenticate." Does this mean that NXP can unlock secure debug on all devices? If yes, is there any fuse to restrict secure debug to the OEM SRK keys? Security Re: Secure debug on i.MX93 with NXP keys But if you have control over the ELE, you have access to the DDR memory and can monitor the inputs and outputs of all crypto operations requested by the OEM domain from the ELE domain. You can decrypt all ELE blobs and have therefore access to all secret data stored on the device. And unless writing to DDR memory is prevented, you can inject code into the OEM domain. Re: Secure debug on i.MX93 with NXP keys Hello, No, NXP cannot unlock secure debug on OEM devices with --nxp-keys. The --nxp-keys flag only authenticates the NXP/ELE internal debug domain (using ROM-embedded NXP keys). The OEM SoC debug domain (Cortex-A55, M33, etc.) is completely separate and can only be unlocked with the OEM's own SRK keys. No additional fuse is needed to enforce this, it is architectural by design. Once the device is in OEM_CLOSED lifecycle with the OEM SRK hash fused, the ELE hardware enforces that NXP keys have zero authority over the OEM debug domain. Best regards/Saludos, Aldo.
記事全体を表示
How to configure the PN7642 RF debug signal? Hello, please reply to the question in https://community.nxp.com/t5/NFC/PN7642-RF-Debug-Signals setting/mp/2399084 ( I found the analog signals in CTS_TESTBUS_Signals.png as instructed, but I couldn't find the digital signals. Could you please provide a complete mapping table?). Thank you.
記事全体を表示
PN7642のRFデバッグ信号をどのように設定すればよいですか? こんにちは。https ://community.nxp.com/t5/NFC/PN7642-RF-Debug-Signals setting/mp/2399084 の質問にご回答いただけますでしょうか(指示通りにCTS_TESTBUS_Signals.pngでアナログ信号は見つけましたが、デジタル信号が見つかりませんでした。完全なマッピングテーブルをご提供いただけますでしょうか?)。よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
Originality Signature by ntag424 Hello: Our company has signed a confidentiality agreement, but we are unsure how to implement ECDSA verification on an embedded hardware platform using the natg424 uid, public key, and the 56-byte signature obtained from Read_Sig. The documentation for AN11350 does not provide detailed steps for implementing ECDSA verification (secp224r1). Could you please tell me what resources I need to apply for to achieve this? Thank you. Re: ntag424的Originality Signature Hello @qinzhi Hope you are doing well. My apologies, the Application Note that is used as reference for NTAG Signature Validation (AN11350) is intended for other NTAG products holding 32-byte signature and different curves. Available procedure for asymmetric signature verification is described in NTAG 424 DNA and NTAG 424 DNA TagTamper features and hints, Section 7.2. However, there is no information specific to ECDSA verification as this procedure is done outside the card. I apologize again for the inconvenience. Regards, Eduardo.
記事全体を表示
CRANK、mpc5775eによるCPSのキャプチャ こんにちは、 私はNXP eTPUのCRANK機能を36-2クランクホイールで使用しています。CPS信号は、回転数(加速プロファイル)の増加に伴って生成されます。CRANKパラメータ(gap_ratio、win_ratio_normal、win_ratio_across_gap、win_ratio_after_gap、win_ratio_after_timeout)は、ファンクションセレクタに付属するExcelシートを使って計算されます。 エンジンの位置がFS_ETPU_ENG_POS_PRE_FULL_SYNCに達したら、TCR2を同期するためにfs_etpu_crank_set_sync()を一度呼びます。呼び出しの前後でTCR2の値を確認することで、同期が正しく適用されていることを確認しました。値は期待どおりに変化しています。 RPMを計算するために、FS_ETPU_CRANK_TOOTH_AFTER_GAPからCRANK状態が変化した後、fs_etpu_crank_copy_tooth_period_log()を使用して歯周期ログをコピーし、平均歯周期を計算してからRPMを計算します。最初の回転数(RPM)の値は正しく計算されています。 しかし、1回か数回転すると、CRANK機能がFS_ETPU_CRANK_ERR_TIMEOUTとFS_ETPU_CRANK_ERR_STALLを報告します。これらのエラーが発生すると同期が失われ、回転数を計算できなくなります。 混乱するのは、デバッガをリセットして同じCPS信号と設定で再度アプリケーションを実行すると、正常に動作し続けてRPM値を長期間記録できる場合もあれば、エラーがほぼ即座に現れることもあります。入力信号と構成は変更されていないのに、なぜ動作が矛盾するのか理解できません。 これはウィンドウ比率のパラメータに関連しているのでしょうか?もしSOなら、加速するクランク信号に対してどのパラメータを最初に調整すればよいでしょうか(win_ratio_normal、win_ratio_after_timeout、gap_ratioなど)。急速に加速する信号に対して、これらのパラメータを調整するための推奨手順はありますか? よろしくお願いします! Re: Capturing CPS with CRANK, mpc5775e こんにちは、 現在のところ、最も可能性の高い原因は、適用されたアクセラレーションプロファイルに対してウィンドウの余白が狭すぎるか、デバッガーのリセット後に異なる開始条件が生じる不完全な再初期化のいずれかであると考えられます。 現時点では、根本原因が確定したとは言えません。提供された情報に基づくと、CRANK機能は初期段階で同期を達成し、有効なRPM値を生成するため、基本構成は正常に機能していることがわかります。この問題は、関数がタイミングの許容範囲を失い、最終的にFS_ETPU_CRANK_ERR_TIMEOUTとFS_ETPU_CRANK_ERR_STALLを報告するときに後から発生します。 根本原因を効率的に絞り込むために、まずは2つの簡単な実験から始めます。 関連するウィンドウ比率を増やして、タイムアウト/停止状態が遅延するか解消されるかを確認してください。 加速度勾配を小さくして試験を繰り返し、元のプロファイルとの挙動を比較してください。 ウィンドウ幅を広げたり、加速ランプを緩やかにしたりすることで問題が改善される場合は、根本的な設定の問題ではなく、タイミングマージンに関連している可能性が高いと考えられます。 よろしくお願いいたします。 ピーター
記事全体を表示
ntag424によるオリジナリティシグネチャー こんにちは: 弊社は機密保持契約を締結済みですが、natg424のUID、公開鍵、およびRead_Sigから取得した56バイトの署名を使用して、組み込みハードウェアプラットフォーム上でECDSA検証を実装する方法が不明です。AN11350のドキュメントには、ECDSA検証(secp224r1)の実装に関する詳細な手順が記載されていません。この目的を達成するために必要なリソースを教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 Re: ntag424的Originality Signature こんにちは@qinzhi あなたの調子が良いといいのですが。 申し訳ありませんが、NTAG署名検証(AN11350)の参照として使われているアプリケーションノートは、32バイト署名や異なる曲線を持つ他のNTAG製品向けに意図されています。 非対称署名検証の利用可能な手順は 、NTAG 424 DNAおよびNTAG 424 DNA TagTamperの特徴とヒント、セクション7.2に記載されています。ただし、ECDSA認証に関する具体的な情報はありません。この手続きはカードとは別に行われるためです。 ご迷惑をおかけして、重ねてお詫び申し上げます。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。
記事全体を表示
使用 NXP 密钥对 i.MX93 进行安全调试 SPSDK 中的 nxpdebugmbox 工具的当前版本有一个参数 --nxp-keys,其描述为“使用 ROM NXP 密钥进行身份验证”。 这是否意味着恩智浦可以解锁所有设备上的安全调试功能? 如果可以,是否有熔丝将安全调试功能限制在 OEM SRK 密钥范围内? 安全 Re: Secure debug on i.MX93 with NXP keys 但是,如果您控制了 ELE,您就可以访问 DDR 内存,并可以监测 OEM 功能域从 ELE 功能域请求的所有加密操作的输入和输出。您可以解密所有 ELE 数据块,从而访问设备上存储的所有秘密数据。除非阻止写入 DDR 内存,否则您可以将代码注入到 OEM 功能域中。 Re: Secure debug on i.MX93 with NXP keys 你好, 不,NXP 无法使用 --nxp-keys 解锁 OEM 设备上的安全调试。 --nxp-keys 标志仅验证 NXP/ELE 内部调试功能域(使用 ROM 中嵌入的 NXP 密钥)。OEM SoC 调试功能域(Cortex-A55、M33 等)是完全独立的,只能使用 OEM 自己的 SRK 密钥解锁。 无需额外熔丝来强制执行此操作,这是架构设计的一部分。一旦设备进入 OEM_CLOSED 生命周期并熔丝化了 OEM SRK 哈希,ELE 硬件就会强制 NXP 密钥对 OEM 调试功能域没有任何权限。 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。
記事全体を表示
S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing I have a fresh S32K388 which I'm trying to flash with some from-scratch firmware (this is not AUTOSAR nor RTD). I have the IVT setup to only boot core0, and I have hse_fw_header_start_address just set to zero. It appears though that this configuration is leading to resets with the MC_RGM DES reporting: 0x00000041 and the MC_RGM FES reporting 0x00010000 which, based on my reading on the S32K3XXRM, implies that HSE watchdog timeouts are leading to a destructive reset based on escalation. The interesting thing is that this behavior seems to go away when I connect with a j-link, but I can't seem to find a way to disable or service the SWT from my firmware. Do I need to download/install the standard HSE FW for the S32K388? Is there a reason this is required on the S32K388 and not on the S32K344? Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing With some further testing - if I clear all the flags in MC_RGM FES/DES after reading them (so they're not sticky across boots), the boot loop starts to return: FES: 0x00010000 and occasionally DES: 0x00000040 (but most of the time DES: 0x00000000) And for clarity for the original post, I have the boot configuration word in the IVT set to 0x00000001 - which would seem to imply, in my reading, that only CM7_0_ENABLE is set and there shouldn't be any HSE/SWT_0 setting at all? Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing Based on this post: https://community.nxp.com/t5/S32K/What-does-it-mean-HSE-SWT-RST-on-S32K311/m-p/1955147 And this image of S32K3xx_DCF_clients.xlxs from an older version of the S32K3XXRM: https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K388-HSE-No-Response-Error/m-p/2090937/highlight/true?lightbox-message-images-2090937=336074i0A601700196531EB#M48394 It appears I may have solved my problem by writing: 0x40000101 0x00100006 to 0x1B000770in the UTEST memory sector (putting "2" into HSE_CLK_MODE_AND_GSKT_CTRL). In the current revision of S32K3xx_DCF_clients.xlxs, the description of HSE_CLK_MODE_AND_GSKT_CTRL is as follows: Screenshot From 2026-07-24 09-14-40.png But in the S32K3XXRM, I can't find a reference to what I should be configuring in the gasket configuration (the closest looks like "HSE_B" but the table refers to an impossible 1:1 configuration): Screenshot From 2026-07-24 09-22-01.png Is this just a documentation update failure? Should I have a 1:4 ratio in HSE_CLK_MODE_AND_GSKT_CTRL if I'm using Option A++ clocking (CORE_CLK at 160MHz, AIPS_SLOW_CLK at 40MHz)? Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing And just in case my other comment turns out to not be the solution: The chip I am using is labelled S32K388HHMJBS 0P39J CTAJ2507E - let me know if you need me to read some registers for specific chip information HSE Firmware has never been installed - this is a factory-fresh device which I have only flashed with my bare-metal code For the IVT: hseFwHeaderStartAddr is zero recovery_app_start_address is zero I am uncertain which fields to provide from the IVT but everything is basically zero except the header set to 0x5AA55AA5, the boot_config set to 1, and the cm7_0_start_address set to the interrupt vector table I already provided the DES and FES I was getting in the original post, but let me know if those were unclear I will try and get this uploaded - I need to get approval to post this code publicly Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing As a quick correction - I meant to write "HSE_CLK at 160MHz and AIPS_SLOW_CLK at 40MHz" for that last sentence in the above comment. Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing Could you please provide: The exact S32K388 part number and chip revision being used. Confirmation whether HSE firmware has ever been installed on the device (or whether this is a completely blank/factory-fresh device). The IVT configuration, especially the values of hseFwHeaderStartAddr, appBootAddr, and any other HSE-related IVT fields. The complete reset status register dump after the reset (MC_RGM_DES, MC_RGM_FES, and any other relevant reset registers). Whether the issue occurs on multiple devices or only on a single board. A minimal project/application that reproduces the issue, or at least the startup code sequence executed before the reset occurs. At the moment it is not clear whether the reset is caused by HSE/SBAF, an application issue, or a device configuration issue, so the above information will help identify the root cause. Re: S32K388 HSE_SWT Reboot for Fresh Chip flashing As far as we can tell - this has solved the issue. I would like to see the documentation updated to reflect that Option A++ requires this gasket change @davidtosenovjan 
記事全体を表示