2400598_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2400598_ja-JP

2400598_ja-JP

ブロブフラッシュの方法 S32E288-975EVB

こんにちは、NXPについてはこのチップを新製品に使うことを検討しています。

マイクロUSB UART経由でコードをビルドしてボードに書き込むのに苦労しています。RTDパッケージに付属している既製の「Hello World」プリントバイナリをボードにフラッシュして動作をテストできましたが、自分のコードでやりたいときは手順が見つかりませんでした。

RTDのどのサンプルにも、Project_setting/Linker_files/にlinker_flashファイルは存在せず、マニュアルにもその方法に関する記述はありません。JTAGデバッグRAMモードでビルドして、IVTを手動で使用する必要があるのでしょうか?手順はどうなっていますか?

UARTで書き込めるファイルを作成するにはどうすればよいですか?

もし誰か正しい方向を教えていただけるなら、とてもありがたいです。

このフォーラムでこれを見つけました。
https://community.nxp.com/t5/S32Z-E/creating-a-Blob-Image-using-IVT-S32Z2/mp/2362406#M322
これがうまくいくかどうかは分かりません。まだクローズされていないので。でも試してみます。もしこの掲示板へのサポートがあれば、ぜひ教えてください。

Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB

こんにちは、 pyc

Blobの作り方については、Flashを起動する際の以下の内容を参照してください。

1. 私たちが推奨するスタートアップ方法は、GreenVIPのようなもので、SMUからR52まで進みます。詳細はGreenVIPをご覧ください。GreenVIPには、Blobの作成方法とBlobの書き込み方法に関する説明も含まれています。

S32ZE_GreenVIP_1.3.x/doc/UG_S32ZE_GreenVIP.pdf

設計:製品情報:オートモーティブソフトウェア - S32Z/E - 車載統合プラットフォーム(GreenVIP)

Joey_z_0-1785465893182.png


2. R52から直接起動するには、リンクスクリプトと起動ファイルを変更する必要があります。少し複雑です。以下のリンクを参照してください。同様の状況をサポートしています。

デバッグプローブなしでS32Z280-594EVB上のR52_0_0コア向けIVTフラッシュイメージを作成するためのガイダンス。

S32Z2のバイナリサイズを縮小する方法

3.S32E288-975EVBのQSPIブートモード設定については、S32E288-975EVBの画像フォームユーザーガイドを参照してください。

S32E2ファミリーマイクロコントローラ向けS32E288-975EVB評価ボードソリューションユーザーガイド

Joey_z_1-1785466091287.png

BR

ジョーイ


Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB

こんにちは、 pyc

お問い合わせいただきありがとうございます。

あなたのウェブサイトの設計ファイルにも回路図がないため、私自身の視点から確認できません。どんなご協力でもありがたいです。

>>>S32E288-975EVBのデザイン図書とスタートガイドは、公式ウェブサイトのインターフェースで以下の写真でご覧いただけます。

S32E288-975EVB評価ボード |NXPセミコンダクターズ

Joey_z_0-1785463510142.png

Joey_z_1-1785463528493.png

BR

ジョーイ



Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB

こんにちは、例示ダイオードコードはD12を切り替えようとしており、あなたのウェブサイトにあるS32E288-975EVBの入門ガイドはS32E288-400EVBの情報を使っています。あなたのウェブサイトの設計ファイルにも回路図がないため、私自身の視点から確認できません。どんなご協力でもありがたいです。

Re: How to Blob FLUSH S32E288-975EVB簡単なアップデートです。Dioの例でも全く同じ手順を試したところ、ブロブファイルを作成することができました。基板にフラッシュしたのですが、LEDが点滅しません。フラッシュ手順は間違いなく正しく、IDEフォルダ内で見つけたプリビルドのアーティファクトをフラッシュできました。NXP社内で、この手順が実際にこの開発キットで機能するかどうかを確認した人はいますか?
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
2 周之前
更新人: