2400290_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2400290_zh-CN

2400290_zh-CN

ntag424的Originality Signature

你好:

我司已经签署保密协议,但是不知道如何使用natg424 uid与公钥,Read_Sig获取的56字节签名在嵌入式硬件平台实现ECDSA验证。文档上an11350没有详细步骤实现ECDSA verification(secp224r1),能否告诉我申请哪些资料来实现,谢谢。

Re: ntag424的Originality Signature

你好@qinzhi

希望你一切都好。

非常抱歉,用作 NTAG 签名验证参考,引用的应用笔记 (AN11350) 适用于其他具有 32 字节签名和不同曲线的 NTAG 产品。

NTAG 424 DNA 和 NTAG 424 DNA TagTamper 特性和提示第 7.2 节描述了非对称签名验证的可用程序。但是,由于 ECDSA 验证程序是在卡片之外进行的,因此没有关于 ECDSA 验证的具体信息。

对于给您带来的不便,我再次深表歉意。

问候,
爱德华多。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-31-2026 02:35 AM
Updated by: