S32K344/S32K388 MPU設定チェック S32K344とS32K388用の汎用的なデフォルトMPU構成を作成しようとしています。ここに基本的な提案がありますが、これがすべて、特に登録セクションを正しく網羅しているように見えるかどうか、確認していただけると幸いです。 ここでの種類はそれほど重要ではありませんが、名前から一致するタイプが分かるはずです。唯一異質なのは「u4」で、これは符号なし4ビット整数を検証するためのラッパーにすぎない。 /// S32K344 core-local memories and peripheral windows, using regions 0 through 5. /// /// Geometry: S32K3xx_memory_map.xlsx, Memories sheet, S32K344 column. /// Attributes: S32K3xx RM rev. 12, sections 3.7, 3.9, and 5.2. pub const S32K344_BASE_REGIONS: [MpuRegionConfig; 6] = [ MpuRegionConfig { region: u4::new(0), base_addr: 0x0000_0000, // ITCM: 64 KiB size_log2: 16, access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::NonCacheable, shareable: false, execute_never: false, subregion_disable: 0, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(1), base_addr: 0x2000_0000, // DTCM: 128 KiB size_log2: 17, access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::NonCacheable, shareable: false, execute_never: true, subregion_disable: 0, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(2), base_addr: 0x2040_0000, // SRAM: 320 KiB size_log2: 19, // 512 KiB envelope; enable five 64 KiB subregions access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::WriteBackReadWriteAllocate, shareable: false, execute_never: true, subregion_disable: 0b1110_0000, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(3), base_addr: 0x4000_0000, // AIPS0/1/2: 6 MiB size_log2: 23, // 8 MiB envelope; enable six 1 MiB subregions access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::SharedDevice, shareable: true, execute_never: true, subregion_disable: 0b1100_0000, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(4), base_addr: 0x0040_0000, // Program flash: 4 MiB size_log2: 22, access: AccessPermission::ReadOnly, memory_type: MemoryType::WriteThrough, shareable: false, execute_never: false, subregion_disable: 0, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(5), base_addr: 0x1000_0000, // Data flash: 128 KiB size_log2: 17, access: AccessPermission::ReadOnly, memory_type: MemoryType::NonCacheable, shareable: false, execute_never: true, subregion_disable: 0, }, ]; /// S32K388 core-local memories and peripheral windows, using regions 0 through 6 /// /// Geometry: S32K3xx_memory_map.xlsx /// Each core sees its own 32 KiB ITCM and 64 KiB DTCM at the same local addresses pub const S32K388_BASE_REGIONS: [MpuRegionConfig; 7] = [ MpuRegionConfig { region: u4::new(0), base_addr: 0x0000_0000, // ITCM: 32 KiB per core size_log2: 15, access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::NonCacheable, shareable: false, execute_never: false, subregion_disable: 0, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(1), base_addr: 0x2000_0000, // DTCM: 64 KiB per core size_log2: 16, access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::NonCacheable, shareable: false, execute_never: true, subregion_disable: 0, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(2), base_addr: 0x2040_0000, // SRAM: 768 KiB size_log2: 20, // 1 MiB envelope; enable six 128 KiB subregions. access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::WriteBackReadWriteAllocate, shareable: false, execute_never: true, subregion_disable: 0b1100_0000, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(3), base_addr: 0x4000_0000, // AIPS0/1/2: 6 MiB size_log2: 23, // 8 MiB envelope; enable six 1 MiB subregions. access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::SharedDevice, shareable: true, execute_never: true, subregion_disable: 0b1100_0000, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(4), // Program flash: 8 MiB at 0x0040_0000 is not aligned to 8 MiB. // Enable subregions 2..=5 of a 16 MiB envelope, mapping exactly // 0x0040_0000..0x00C0_0000 (end exclusive). base_addr: 0x0000_0000, size_log2: 24, access: AccessPermission::ReadOnly, memory_type: MemoryType::WriteThrough, shareable: false, execute_never: false, subregion_disable: 0b1100_0011, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(5), base_addr: 0x1000_0000, // Data flash: 128 KiB size_log2: 17, access: AccessPermission::ReadOnly, memory_type: MemoryType::NonCacheable, shareable: false, execute_never: true, subregion_disable: 0, }, MpuRegionConfig { region: u4::new(6), base_addr: 0x4400_0000, // AES_ACCEL: 1 KiB, outside AIPS0/1/2 size_log2: 10, access: AccessPermission::ReadWrite, memory_type: MemoryType::SharedDevice, shareable: true, execute_never: true, subregion_disable: 0, }, ]; ご協力ありがとうございます! Re: S32K344/S32K388 MPU Setting Check お会計ありがとうございます! Re: S32K344/S32K388 MPU Setting Check あなたの返答には少し戸惑っています! 「残る主なポイントは、必要なペリフェラルおよびPPB/システムレジスタ領域が、適切なデバイス、読み書き、実行-決まり属性で適切にカバーされていることを確認することです。」 ペリフェラルの領域を見落としているのでしょうか?この構成でカバーした3つのAIPS地域が、すべてのペリフェラルを正しくカバーできているかどうかの確認を期待していました! 同様に、他に見落とした地域がないか確認してもらいたいと思っていました。PPB/システムレジスタ領域などは、MPU構成の対象外ですよね?少なくとも、ARMv7-Mアーキテクチャの参照のB3.5.1について私の理解はそうです: > プライベートペリフェラルバス(PPB)へのアクセスは常にデフォルトのシステムアドレスマップを使用します。 > Exception ベクトルはベクトルアドレステーブルから読み取る際には常にデフォルトのシステムアドレスマップを使用します。 私が何か誤解している点や、この設定が実際には不完全な点があれば教えてください! Re: S32K344/S32K388 MPU Setting Check こんにちは、 @ksczさん
はい、おっしゃる通りです。あなたが設定したAIPSリージョンはアドレス空間をカバーするのに適しているように見え、追加が必要な周辺領域は見当たりません。
PPB/システムレジスタ領域に関するあなたの理解も正しいです。PPBへのアクセスはデフォルトのシステムアドレスマップを使用するため、別途MPUリージョンを追加する必要はありません。
私の前のコメントは、ペリフェラル領域に対して適切なDevice、read/write、execute-never属性を使うという一般的な注意書きを意図していました。設定ファイルに欠落している領域を見つけたという意味で言ったのではありません。
この観点からすると、現在の構成は良好に見えます。 Re: S32K344/S32K388 MPU Setting Check こんにちは、 @ksczさん
提案されたMPU構成は、領域サイズ、配置、サブ領域構成を含め、全体的に良好に見える。
残る主なポイントは、必要なペリフェラルおよびPPB/システムレジスタ領域が、適切なDevice、read/write、execute-never属性で適切にカバーされていることを確認することです。デフォルト拒否領域を使用する場合、明示的に許可された領域よりも優先順位を低く設定する必要があります。
BR、VaneB
View full article