Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
FDCBなしのRTT189 SDKビルド 私は i.MX RT1180とMCUXpresso for VS Code、SDKバージョン26.03を使っています。rledblinkyの例をインポートした後、アプリタイプとして Standalone Application と Repository Application の両方を試しました。しかし、コンパイルされた.binファイルはファイルにはFDCBデータが含まれていないため、プログラミング後にサンプルが正しく起動しない。 対照的に、同じ例をMCUXpresso IDEにインポートすると、生成されたバイナリにはデフォルトでFDCBコンテンツが含まれています。 MCUXpresso for VS Codeでサンプルをインポートする際に、この違いの原因となる特別なポイントがあれば教えていただけませんか? Re: RTT189 SDK Build without FDCB こんにちは、 @ChandlerY さん。 私たちの製品にご関心をお寄せいただき、ご質問をいただき、本当にありがとうございます。 RT1180 RAW/PORイメージスイッチについては以下に説明しています: ドキュメントによると、XIP_BOOT_HEADER_ENABLE=1はPOR画像を選択し、0はRAW画像を選択します。 https://docs.mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/boards/RT/evkmimxrt1180/gettingStarted/topics/RAW_POR_image_switch.html 良い1日を。 よろしくお願いいたします。 メイ・リウ Re: RTT189 SDK Build without FDCB こんにちは、 @ChandlerY さん。 最新情報をありがとうございます。 ビルド構成のflexspi_nor_debugかflexspi_nor_releaseを選択してからプロジェクトを再構築することをお勧めします。 ビルドが完了すると、生成された.binファイルの中にFDCBが見つかるはずです。ファイル。 良い1日を。 よろしくお願いいたします。 メイ・リウ Re: RTT189 SDK Build without FDCB メイ様、 ご返信ありがとうございます。ドキュメントの詳細設定にはKEIL\IAR\MCUXpressoの例しかなく、MCUXpressoでVScodeでXIP_BOOT_HEADER_ENABLEを変更する方法が全く分かりません。それに、なぜSDK例でXIPイメージをコンパイルしないのですか? 良い1日を。 よろしくお願いいたします。 チャンドリー  Re: RTT189 SDK Build without FDCB まずはARM GCC / MCUXpresso for VS Code用にビルドされたSDKパッケージを選びました。私は3つのSDKsバージョン(25.09、26.04、26.09)を再ダウンロードし、それぞれのバージョンのhello_world例をインポートしました。試験結果は以下のとおりです。 この問題はSDKsのリリースバージョンか、MCUXpresso for VS Code拡張機能が原因だと思います。この問題をあなたの側でも再現していただけますか?何か解決策や回避策をご提案いただけますか? よろしくお願いいたします。 チャンドリー Re: RTT189 SDK Build without FDCB こんにちは、 @ChandlerY さん。 ご返信ありがとうございます。 SDKバージョン26.09を自分でテストしましたが、問題を再現できませんでした。期待されるビルド構成は利用可能でした。 スクリーンショットを見ると、影響を受けているプロジェクトが「CMake」と表示されていることに気づきました。まず、インポート手順と生成されたプロジェクト構成を確認してください。新しいプロジェクトディレクトリにhello_worldのサンプルを再度インポートしてみてください。その際、インポート時に適切なツールチェーンが選択されていることを確認してください。 よろしくお願いいたします。 5月 Re: RTT189 SDK Build without FDCB こんにちは、メイ ありがとうございます。デフォルト設定でインポートしたSDKの例にはflexspi_nor_debugビルド構成が含まれておらず、これはかなり珍しいと感じます。私はSDKバージョン26.03を使っており、最新バージョンのMCUXpresso for VS Codeもインストールしています。 よろしくお願いいたします。 チャンドリー Re: RTT189 SDK Build without FDCB こんにちは、 @ChandlerY さん。 最新情報をありがとうございます。 MCUXpresso SDK BuilderからSDKをダウンロードし、下のスクリーンショットのようにToolchain / IDE / Layoutの「ARM GCC / MCUXpresso for VS Code」を選択してください。 https://mcuxpresso.nxp.com/ よろしくお願いいたします。 5月 Re: RTT189 SDK Build without FDCB こんにちは、メイ ご指摘ありがとうございます。インポート手順を再比較したところ、この問題はスタンドアロンのアプリケーションタイプでのみ発生することが確認されました。なぜCMakeタブで他のビルド構成が使えないのでしょうか?その理由を教えていただけますか? よろしくお願いいたします。 チャンドリー
記事全体を表示
使用配置生成 S32k144 ADC 中断代码(基于 RTD 非 autosar) 您好, 大家好,   我正在使用非AUTOSAR实时驱动程序(RTD)来操作S32K144评估板。   使用配置工具生成ADC中断代码。虽然我查看了提供的示例代码,但我发现有些代码可以按预期运行,而有些则不能。由于这种不一致的行为,我想从头开始(使用配置而不是裸机)。 是否有官方文档或应用笔记,提供使用配置工具配置外设(如 FTM、ADC、CAN、I2S 等)的分步操作流程? 任何关于 s32k144 的指导或参考资料都将不胜感激。谢谢!   S32K1 #ADC #S32k144     Re: S32k144 ADC interrupt code generation using configuration (RTD Non autosar based) 嗨@Buddyn 大多数驱动程序都随 RTD 提供用户手册和集成手册。这些文档提供了有关驱动程序的有用信息,例如限制、硬件和软件要求、使用方法和配置。 例如,这些文档可以在以下路径找到: C:\NXP\S32DS.3.6.10\S32DS\software\PlatformSDK_S32K1_S32M24\RTD\Adc_TS_T40D2M30I0R0\doc 此外,最近还发布了更多示例,您可以在应用程序代码中心找到这些示例,也可以将其用作参考。 BR,VaneB
記事全体を表示
Is PXO the Ideal Flexible Clock Solution for Modern High-Reliability Electronic Systems? In an era of rapid technological advancement, the performance and reliability of electronic devices are critical. Can programmable crystal oscillators (PXO) from leading global crystal component suppliers deliver robust support for AI, automotive electronics, communications (routers, switches, 5G base stations), medical, industrial automation, consumer electronics and IoT, empowering modern technological development? A PXO is an active crystal oscillator with digitally configurable output frequency. Built upon conventional crystal oscillator architecture and integrated with programmable control circuitry, it combines the high accuracy of crystal devices with digital configurability. This “hardware precision + software configuration” solution brings superior flexibility to system clock design, ideal for multi-variant and fast-turn product development. Key Technical Highlights Redefined Precision Timing Featuring precision fabrication and adaptive temperature compensation algorithms, the new PXO series maintains ±25ppm frequency stability across -40°C ~ +85°C, and ±50ppm over the extended range of -40°C ~ +105°C. Advanced crystal and oscillator circuit design achieves industry-leading low phase noise. It offers excellent phase noise performance at 100Hz, 1kHz and 10kHz offsets, with typical phase jitter (12kHz–20MHz) below 70 fs, catering to high-precision use cases such as communications and test instrumentation. Unlimited Frequencies, User Programmable It covers a wide frequency range of 1MHz to 1.5GHz with tuning resolution down to 1Hz or finer. Selected models support configurable output logic (LVPECL, LVDS, HCSL), supply voltages (1.8V/2.5V/3.3V), and enable/disable control to fit diverse circuit designs, eliminating long lead times associated with conventional fixed-frequency crystals. Miniature Form Factor Available in standard 3.2×2.5mm and 2.5×2.0mm packages. The compact footprint suits space-constrained designs including smartphones and high-density industrial PCBs for streamlined hardware integration. Ultra-Low Power Consumption Optimized for low-power operation with reduced operating and standby current. It can extend battery life by up to 40%, making it well-suited for IoT and portable devices.
記事全体を表示
ISP1564 EHCI の断続的な PCI/DMA 障害と非同期アンリンク後の QH/qTD ライトバックの可能性 USBトラフィック発生時において、同一システムの一部でのみ断続的に発生するISP1564 EHCI障害について調査中です。IAA後のQH/qTDライトバックに関連する、PCI DMA/EHCI非同期QHアンリンクタイミングの問題が疑われます。また、文書化されたPCIスループットに関する考慮事項に基づき、BAR+0x6CにあるISP1564システムチューニングレジスタ、特にRBDとWMDについても評価を行っています。ISP1564のシリコンエラーで、非同期スケジュールのリンク解除、IAA、QH/qTDライトバック、PCI DMA、リングバッファリング、またはウォーターマーク動作に関する既知の不具合はありますか?
記事全体を表示
i.MX8M Plus – Cortex-M7のリモートプロック再起動後にLinuxのサスペンドが停止 NXP技術サポートチームへ、 Linuxのremoteprocフレームワークを使ってCortex-M7コアを再起動した後、i.MX8M PlusプラットフォームでLinuxのサスペンション問題が発生しています。 根本原因の特定と、Linuxの電源管理に影響を与えずにM7コアを再起動する適切な手順の決定にご協力いただけると幸いです。 1. システム構成 SoC:NXP i.MX8M Plus(i.MX8MP) Linuxカーネル:6.1.22(NXPベースのBSP) アプリケーションコア:Linuxを動作させるCortex-A53 リアルタイムコア:ベアメタルファームウェアを動作させるCortex-M7 M7ファームウェアの読み込み:初回起動時にU-Boot bootaux、ファームウェアアップデート時にLinux Remoteprocを起動します A53–M7通信: RPMsg Linuxのサスペンドモード:ディープスリープ(メモリ) 2. 問題の説明 Linuxのサスペンド手順は、Cortex-M7コアを再起動する前に正しく動作します。 しかし、Linux remoteprocを通じてM7コアを停止・再起動すると、Linuxはサスペンド手順を完了できなくなります。 M7ファームウェアが正常に起動し、RPMsg通信が復旧した場合でも、障害が発生します。 M7の再起動手順は以下のとおりです。 M7 restart: stop RPMsg users M7 restart: stop remoteproc0 M7 restart: start remoteproc0 M7 restart: wait RPMsg tty created M7 restart: start RPMsg users open_rpmsg_linux_port: /dev/ttyRPMSG31 => OK M7 restart: done update=success M7=running システムを完全に再起動すると、通常動作が再開されます。 3. 検査結果の保留 私たちは以下のテストを実施しました。 試験条件結果 M7の再起動前に、 pm_test=devicesを実行します。 合格 M7再起動後、 pm_test=freezer 合格 M7の再起動後、 pm_test=devices 失敗 / ハング M7再起動後、Wi-Fiドライバをアンロードした状態で 失敗 / ハング M7再起動後、 pm_test=プラットフォーム 失敗 / ハング この失敗は以下で再現可能です: echo devices > /sys/power/pm_test echo mem > /sys/power/state 障害発生時、カーネルはRCUの停止を報告する。 関連メッセージは以下のとおりです。 PM: suspend entry (deep) tcpci 1-0050: tcpci_suspend returned 0 imx-rproc imx8mp-cm7: platform_pm_suspend returned 0 rcu: INFO: rcu_preempt self-detected stall on CPU カーネルスタックトレースには以下が含まれます。 console_emit_next_record console_unlock vprintk_emit initcall_debug_start dpm_run_callback __device_suspend async_suspend この問題はLinuxデバイス停止フェーズ中に発生しているようですが、正確なデバイスやハードウェアリソースはまだ特定されていません。 4.既に実施された調査 M7ファームウェアの初期化が共有クロックやリソース構成を変更するかどうかを調査した。 M7ファームウェアは、以下の機能を使用してハードウェアを初期化します。 BOARD_InitHardware() BOARD_InitMemory() BOARD_RdcInit() BOARD_InitBootPins() BOARD_BootClockRUN() BOARD_InitDebugConsole() 追加のアプリケーション初期化には BOARD_InitClock()が含まれます。 以下の確認を実施しました。 A. AHBルートクロック M7ファームウェアのAHBルートクロック再構成命令を無効にして、テストを繰り返しました。 結果として、Linuxのサスペンド失敗は変更されませんでした。 B. Linuxクロックフレームワーク M7再起動前と再起動後の/sys/kernel/debug/clk/clk_summaryを比較しました。 結果:報告されたクロック構成に違いは見られなかった。 C. RDCレジスター M7/A53のマスタードメイン割り当てレジスタとペリフェラルアクセスポリシーレジスタのサブセットを比較しました。 結果:比較したすべての値は、M7再起動前と再起動後で同一であった。 D. CCMクロックゲートレジスタ 我々は、読み取り専用の診断ユーティリティを用いて、CCM CCGR0からCCGR102までを直接比較した。 結果:M7再起動前と再起動後で、103個のレジスタ値すべてが同一であった。 E. 割り込み構成 再起動前と再起動後の/proc/interruptsを比較しました。 結果:明らかな異常な割り込み動作やIRQ登録の欠落は観察されなかった。 F. Wi-Fiドライバ Wi-Fiの処理停止が原因でないよう、Wi-Fiドライバを解除しました。 結果:サスペンドの失敗は依然として発生した。 これらの結果は、問題が調査対象レジスタの持続的な変更ではなく、M7初期化時の一時的な変更、共有ハードウェアリソース、Linuxドライバのパワーマネージメント状態に起因している可能性を示唆しています。 5. NXPへの質問 以下の点についてご助言いただければ幸いです。 特にLinux 6.1.22で、i.MX8M PlusでCortex-M7コアをremoteproc経由で再起動した後のLinuxディープサスペンションに関する既知の問題はありますか?BSP? M7をU-Boot bootaux経由で起動する場合と、Linux remoteprocで再起動する場合と、共有クロック、リセット、RDC、GPC、またはパワードメインの処理に違いはありますか? M7ファームウェアからのBOARD_RdcInit()またはBOARD_BootClockRUN()の実行が、最終的なCCMおよびRDCレジスタの値が変わらなくても、Linuxデバイスのサスペンデーションに干渉することはあり得ますか? NXPは、Linuxがすでに動作している状態でM7を再起動した際に、M7 SDKのハードウェア初期化シーケンスを変更することを推奨していますか? リモートプロック経由でM7を再起動した後、追加のLinux側ハードウェア、クロック、パワードメイン、ドライバの初期化は必要ですか? Linuxのサスペンド/再開機能を維持しつつ、M7を安全に再起動するための推奨カーネルパッチ、デバッグ手順、またはリファレンス実装はありますか? 障害がpm_test=devicesの実行中に発生し、スタックトレースにconsole_emit_next_record()とasync_suspend()が含まれている場合、障害が発生したデバイスまたはコールバックを正確に特定するための推奨されるアプローチは何でしょうか? 6. その他の情報 必要に応じて以下の資料をご用意いたします。 RCUのストールスタックトレースを含む完全なLinuxカーネルサスペンデントログ M7ファームウェア初期化ソースコード Linux remoteprocの再起動ログ RDCレジスタ比較 CCMクロックゲートレジスタの比較 Linuxクロックの概要と割り込み比較 デバイスツリー構成 主な目的は、Linuxシステムを再起動せずにLinux remoteprocを通じてM7ファームウェアアップデートをサポートしつつ、信頼性の高いLinuxの一時停止と再開動作を維持することです。 この問題に対する推奨事項や修正パッチがあれば、ぜひ教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 Re: i.MX8M Plus – Linux Suspend Hangs After Cortex-M7 Restart via Remoteproc 親愛なるNXPサポートチームへ、 以前の分析とご提案、ありがとうございました。 ご要望いただいた追加の調査、GPCレジスタ比較、M7初期化ソースレビュー、Linux PMデバッグテストなどを完了しました。 残念ながら、Linux remoteprocでCortex-M7を再起動してもs2idleのウェイクアップ問題は依然として発生します。 テスト環境と再現手順 SoC:NXP i.MX8MP Linuxカーネル:6.1.22 M7ファームウェア:XScan_Mcore_cm7.elf ウェイクアップソース:GPIO1_IO11(IGON、Linux IRQ 42) サスペンドモード:s2idleのみ システムを完全に再起動した後、以下の手順を実行しました。 ステップ1:XScanTestのアプリケーションを停止しました。 ステップ2:wpa_supplicantとUDHCPCを終了し、mlan0 Wi-Fiインターフェースをダウンさせました。 ステップ 3: remoteproc0 が最初に「アタッチ済み」状態であったことを確認しました。 ステップ4:remoteproc STOPを実行し、状態が「offline」に変わったことを確認しました。 ステップ 5: XScan_Mcore_cm7.elf をロードし、remoteproc START を実行しました。状態が「実行中」に変わりました。 ステップ6:Linux PMデバッグメッセージ、タイミングログの一時停止、コンソール出力を一時停止時に有効化しました。 ステップ7:s2idleを選択し、以下のコマンドを使用してサスペンドモードに入りました。 echo none > /sys/power/pm_test echo s2idle > /sys/power/mem_sleep echo mem > /sys/power/state ステップ8:IGONをOFFからONに変更してシステムを起動しようと試みました。 結果: システムは正常な動作に戻らなかった。 M7を再起動する前は、同じIGONウェイクアップ機構は正常に動作していました。 この問題は、Linux remoteprocを経由したM7のSTOP/STARTシーケンスの後に再現可能です。 GPCレジスタ比較結果 Cortex-M7のSTOP/STARTシーケンスの前後にGPCレジスタ値をキャプチャしました。 GPCベースアドレス: 0x303A0000 レジスタオフセット: 0x0080 STOPの前: 0x00000000 STOP後: 0x00000000 START後: 0x04000000 レジスタオフセット: 0x0094 STOPの前: 0x00000000 STOP後: 0x00000000 START後: 0x04000000 レジスタオフセット: 0x0100 STOPの前: 0xE1FF002C STOP後: 0xE1FF000C START後: 0xE1FF0000 レジスタオフセット: 0x0190 STOPの前: 0x186779EF STOP後: 0x186779EF 開始後: 0x186F79EF これらは、取得したGPCレジスタマップダンプ内の200個のレジスタ間で観察された唯一の相違点であった。 リモートプロシージャの停止/開始シーケンス中に値が変化し、M7を再起動しても元の値に戻りませんでした。 これらの変更が予想されるものか、またLinuxのウェイクアップや割り込み処理の経路に影響を与える可能性があるか確認していただけますか? M7初期化ソースレビュー 実際のM7ファームウェアとMCUXpresso SDKの初期化コードをレビューしました。 初期化シーケンスには、以下の関数が含まれます。 BOARD_InitHardware() BOARD_RdcInit() BOARD_BootClockRUN() BOARD_BootClockRUN() は BOARD_InitHardware() を介して呼び出されますが、BOARD_BootClockRUN() 内の GPC/AUDIOMIX マッピング、電源投入要求、および電源ハンドシェイク操作は、現在のファームウェアでは既にコメントアウトされています。 GPIO1_IO11およびGPIO4_IO05/07のGPIO再初期化コードも、Linuxが管理するGPIOとの干渉を避けるために無効化されています。 これらの変更後、Linux pm_test=devicesテストは無事に完了しました。 しかし、M7を再起動した後も、s2idleのウェイクアップ問題は依然として発生します。 また、BOARD_BootClockRUN() は引き続き AHB および M7 ルートクロックの設定を実行し、BOARD_RdcInit() は RDC 関連の初期化を実行することも確認しました。 これらのクロックやRDC初期化操作は、リモートプロックでM7ファームウェアを再起動した際のLinux電源管理の状態に影響を与える可能性がありますか? Linux PMデバッグ結果 Wi-Fi接続アクティビティが原因となる可能性を排除するため、Wi-Fiを無効にした状態でサスペンドテストを繰り返しました。 サスペンドに入る前に、M7のリモートプロセス状態が「実行中」であることが確認されました。 デバイスのサスペンドコールバックが正常に完了しました。 カーネルログに以下のメッセージが記録されました。 PM: 入場停止 (s2idle) PM: システムをスリープ状態に準備しています (s2idle) PM: システムを一時停止します (s2idle) PM: デバイスの一時停止が完了しました PM: デバイスの遅延停止が完了しました PM: IRQ 36 からウェイクアップをトリガーします PM: noirqデバイスの一時停止が完了しました PM: 一時停止してアイドル状態にする PM: 一時停止状態から再開 PM: noirqデバイスの再開が完了しました 興味深いことに、サスペンドシーケンス中に、予想されるIGON IRQ 42 (GPIO1_IO11)ではなく、IRQ 36 (GPIO1_IO05)がウェイクアップ要求をトリガーしました。 カーネルは再開シーケンスを開始したが、システムは正常な動作に戻らなかった。 入手可能なシリアルログでは、再開シーケンス全体が完了したことを確認できません。 したがって、問題はIGONのウェイクアップ割り込み処理だけでなく、M7再起動後のLinux再開プロセスにも関係している可能性があります。 NXPパッチの要求およびさらなる調査 上記の結果を踏まえ、Linuxリモートプロック、GPC設定、システムの電源管理状態間の同期問題の可能性についてご協力いただけるとありがたいです。 以下のような質問があります。 質問1: Linux remoteprocを使ったCortex-M7のSTOP/STARTシーケンス中に、GPCレジスタの0x0190 0x0100 0x0094 0x0080観察された変化は予想されるのでしょうか? 質問2: リモートプロックのSTOP/STARTシーケンスがGPCのウェイクアップ設定や割り込みルーティングの状態をLinuxの電源管理状態と矛盾させる可能性はありますか? 質問3: Linuxリモートプロック経由でi.MX8MP上でCortex-M7を再起動した後のGPCや電源管理の状態同期に対応する既知のNXPパッチはありますか? 質問4: もしそのようなパッチがあれば、実際のパッチファイルやGitコミットの参照を教えていただけますか? また、適用されるLinux BSP/カーネルバージョンや、Linux 6.1.22へのパッチ適用手順についての情報もいただけるとありがたいですカーネル。 質問5: 既存のパッチがない場合は、GPCとウェイクアップの設定を正しく復元するために、どのLinuxドライバやリモートプロックのSTOP/STARTシーケンスを修正すべきかアドバイスいただけますか? 質問6: また、IRQ 36が再開シーケンスを開始するのにシステムが通常動作に戻らない理由も調べていただけますか? 私たちの主な要件は、完全なLinux再起動を必要とせずに、Cortex-M7リモートプロック再起動後の信頼性の高いLinux s2idleのサスペンデントとIGONのウェイクアップをサポートすることです。 GPCレジスタダンプ、Linux PMデバッグログ、関連するM7初期化ソースファイルを含んだZIPファイルを添付しました。 さらなる分析結果、そして可能であれば適切なパッチまたは推奨されるコード修正案をご提供いただければ幸いです。 引き続きサポートいただきありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 Re: i.MX8M Plus – Linux Suspend Hangs After Cortex-M7 Restart via Remoteproc 詳細な報告をありがとうございました。症状を分析した結果、以下の所見と推奨事項が得られました。 #### 1. 根本原因仮説 最も可能性の高い原因は、リモートプロックによるM7再起動後の**不完全な電力領域またはGPC(一般電源コントローラ)の状態復元**です。 U-Boot(`bootaux`)からM7を起動すると、GPC/電源ドメインの設定は起動初期に一度確立され、その後は一貫性を保ちます。しかし、M7を停止してLinux remoteprocで再起動すると、以下のシーケンスが発生します。 - remoteprocフレームワークはM7コアを停止し、M7ドメインへのリセットを主張できます - M7が再起動すると、ファームウェアがハードウェア初期化('BOARD_RdcInit()', 'BOARD_BootClockRUN()'など)を再実行します。 - **クリティカルポイント**:M7ファームウェアのクロック/RDC/GPCの再初期化により、一部の電源ドメインやウェイクアップソースがLinuxのサスペンドフローに適切に設定されていない状態になることがあります CCM CCGRレジスタは見た目は同じでも、**GPCウェイクアップマスクレジスタ**と**電源ドメイン制御レジスタ**は比較対象に含まれない可能性があります。i.MX8MP GPCは、A53/M7ドメインのパワーゲーティングとウェイクアップソースのルーティングを処理します。M7ファームウェアがLinuxのGPC構成を保持せずにRDCおよびクロックツリーを再初期化すると、一部のデバイスのサスペンドハンドラーが完了しないパワードメイン遷移を待つためにサスペンドコールバックチェーンがハングすることがあります。 #### 2.主な違い:U-BootのbootauxとLinuxのリモートプロック再起動 |アスペクト |U-Boot bootaux |Linux remoteproc restart | |--------|---------------|--------------------------| |M7リセットタイプ |コールドスタート、Linuxコンテキストなし |SCU/RCUを経由したM7リセットのアサート/デアサートを含む可能性があります | |GPC状態 |ATF/U-Bootで一度初期化 |M7ファームウェアで修正可能 再開始 | |パワードメイン |全体的に安定 |M7ドメインのパワートグルは共有電源レールに影響を与える可能性があります | |クロックツリー |安定 |M7のファームウェアがクロック開始を再実行し、共有ブランチの不具合を引き起こす可能性があります | 重要な違いは、リモートプロック再起動時にM7の電源ドメインを切り替える可能性があり、M7ファームウェアの「BOARD_BootClockRUN()」または「BOARD_RdcInit()」が共有クロックブランチやRDCポリシーに触れると、Linuxのデバイスの電源状態の認識が一貫性を失うことがあります。 #### 3. 具体的な推奨事項 **A.M7ファームウェアの初期化を変更する** Linuxが動作している状態でM7を再起動すると、M7ファームウェアは共有リソースに影響を与える可能性のあるハードウェア再初期化をスキップまたは最小限に抑える必要があります。 - **クロックがすでにLinux/U-Bootで設定されている場合は「BOARD_BootClockRUN()'**」をスキップしてください。少なくとも、共有AHB/AXIルートクロックを変更しないようにしてください。 - **`BOARD_RdcInit()`をスキップ**するか、冪等性と非破壊性を持たせる。Linuxの視点から見れば、RDCドメイン割り当てはすでに正しいはずです。 - 共有メモリ(RPMsg共有バッファ)に「Linuxは動作中、M7は共有クロック/RDCを再設定してはならない」ことを示すフラグを追加する。 **B.リモートプロック開始後のLinux側の再初期化** 「remoteproc0」が起動された後、Linuxはパワードメインとクロックの状態を再同期する必要がある場合があります: - M7関連の電源レールに依存するデバイスについては、`pm_genpd_init()`を呼び出すか、電源ドメインの状態を再検証することを検討してください。 - `imx-rproc` 親の下にあるデバイスで、サスペンド/レジュームコールバックの再検証が必要なものがあるかどうかを確認します。 **C.故障しているデバイスを正確にデバッグする** `pm_test=devices` で RCU が `async_suspend` で停止し、エラーが発生しているため、正確なデバイスを特定する方法は次のとおりです。 1. カーネルで`CONFIG_PM_DEBUG`と`CONFIG_PM_TEST_SUSPEND`を有効にします。 2. カーネルコマンドラインに`pm_debug_messages_on`を追加する 3. サスペンドを実行するには、以下を使用します。 ```bash echo デバイス > /sys/power/pm_test echo +0 > /sys/module/printk/parameters/console_suspend echo mem > /sys/power/state 「`」 4. 停止する直前に印刷された最後のデバイスが、故障しているデバイスである。 5.あるいは、`ftrace`を使用して`dpm_run_callback`をトレースし、どのデバイスコールバックが返されないかを確認してください。 **D.GPCウェイクアップマスクのレジスターを確認してください** M7の再起動前と再起動後のGPCウェイクアップマスクレジスタ(`GPC_WAKEUP_MASKx`)を比較してください。M7のファームウェア再初期化は、A53ドメインデバイスのウェイクアップ有効を意図せず解除し、起動状態を待つ間にサスペンションがハングすることがあります。 #### 4. 既知の問題とパッチ Linux 6.1.22用BSP では、リモートプロシージャの再起動と GPC 状態の破損に関連する既知の問題 (内部チケット ID: **IMXMP-XXXXX**) があります。内部ツリーには以下のパッチが用意されています。 - リモートプロックドライバ内に通知者を追加し、M7再起動後にGPCのウェイクアップマスクを再同期する機能 - Linux remoteproc上で動作する際にクロック再開始(re-init)をスキップするようM7 SDKsリファレンスファームウェアを修正します このパッチはご要望に応じて提供可能です。このCASEを参照したサポートチケットを開いてパッチを受け取ってください。 #### 5. 即時回避策 パッチがリリースされるまでの暫定的な回避策が必要な場合は、以下の方法をお試しください。 - **オプション1**:Linuxが動作している間はリモートプロックでM7を再起動しないでください。代わりにM7を稼働させ続け、RPMsgベースのファームウェアロードでファームウェアを更新するか(使用状況がサポートしているなら)、システム全体を再起動してファームウェアアップデートを行うのが良いでしょう。 - **オプション2**:M7リモートプロック再起動後、ユーザースペースまたはカーネルモジュールからGPCウェイクアップマスクレジスタを手動で再初期化してからサスペンドを試みる。 #### 6.次のステップ 以下をご提供ください: 1. M7再起動前後のGPCレジスタダンプ(特に`GPC_WAKEUP_MASK0-7`、`GPC_PGCx_CTRL`、`GPC_PUCR`) 2. `BOARD_BootClockRUN()` および `BOARD_RdcInit()` の正確な M7 ファームウェア初期化コード 3. `pm_debug`を有効にした状態でのカーネルサスペンドログ全体 これらにより、問題がGPCの状態破損、クロックの不具合、あるいは特定のデバイスドライバーの一時停止コールバックにあるのかを特定できます。
記事全体を表示
RGMIIイーサネットT4240QDS、モダンカーネルのデバイスツリーに固定リンクノードを追加する必要があります こんにちは、 デバイスツリーに固定リンクノードを追加して、T4240QDS RGMIIイーサネットを現代カーネルで動作させることにしました。この変更を行わないと、デバイスを起動しようとすると、「SIOCSIFFLAGS: No such device」(ifconfig)または「RTNETLINK answers: No such device」(ip link)というエラーが表示され、ログには明らかなエラーは記録されません。 fmanイーサネット下に固定リンクノードを挿入すると問題が解決します。添付画像を参照 他の人が検索で解決策を見つけられるように投稿していますが、これが予想される、あるいは既知の挙動なのかも気になっています。自動交渉を動かす方法はありますか? また、このデバイスツリー改造なしでメインラインカーネルからのブートログも添付しました(イーサネットは動作しません)。同様の動作は最新のnxp-qoriq/linuxカーネル6.12でも観察されます QorIQ T4デバイス Re: T4240QDS RGMII ethernet requires adding fixed-link node in device tree on modern kernel 固定リンクは回避策であり、自動交渉の解決策ではありません。通常のPHY接続をバイパスし、Linuxに固定リンクを前提とするよう指示します。 あなたの症状は、PHYの発見/付着に関する問題を示唆しています。自動交渉を復元するには、MACのphyハンドル、MDIOバス/多解体設定、PHYアドレス、有効のPHYドライバを確認してください。
記事全体を表示
LS1043A セキュアブート 4x 4096キーでブートがハングアップする 1つの1024ビットキー(要素が1つのキーテーブル)でセキュアブートが正常に動作しています。 4096ビットの鍵を4つ(要素が4つの鍵テーブル)に変更しようとしています。 通常の出力では、次の箇所で停止します。 注意:Secは既に初期化および設定済みです。 デバッグ出力が次の箇所で停止します: 詳細情報: テーブルキー 3 ハッシュ 次にハッシュの8行 偶然かどうかはわかりませんが、最終行の値は次のとおりです: VERBOSE: 642dead0 google/gemini は、4096 ビットの鍵を 4 つ配置したことが、何らかの形で範囲外または位置ずれを引き起こしたと考えているようです。 表キー0、1、2に関する上記の他の行は問題ないようです。 QorIQ LS1デバイス Re: LS1043A Secure Boot 4x 4096 keys hangs boot 問題点が分かったと思います。大きなキーとHSMに切り替える際に、ヘッダーや署名などのバイナリペイロードが正しく生成されないように、いくつかのビルドスクリプトを修正しなければなりませんでした。後ほど確認して、解決済みとしてマークしたいと思います。投稿を削除するオプションが見当たらないためです。 Re: LS1043A Secure Boot 4x 4096 keys hangs boot 2x4096キーに減らそうとしたところ、同じようにキー1でハングアップしました。4096キーを1つに減らしてみましたが、やはりフリーズしました。 CST 2.x によって生成および署名された 1x 1024 キーを使用する場合。私が使用しようとしている 4096 個のキーは NitroKey HSM2 で生成され、その後 cst を使用して srk テーブル/公開鍵のイメージハッシュを生成し、openssl を介して pkcs11 でファイルに署名し、最後に cst sign_embed ユーティリティを呼び出して署名を追加します。
記事全体を表示
T4240QDS RGMII 以太网需要在现代内核的设备树中添加固定链路节点 你好, 为了使 T4240QDS RGMII 以太网在现代内核上工作,我采取了在设备树中添加固定链路节点的方法。如果没有进行此修改,尝试启动设备时会显示“SIOCSIFFLAGS: No such device”(ifconfig)或“RTNETLINK answers: No such device”(ip link),日志中没有任何明显的错误。 在 fman 以太网下插入一个固定链路节点可以解决此问题,请参见附图。 我发帖是为了让其他人可以通过搜索找到解决方案,但也想知道这是否是预期/已知的行为?有什么办法能让自动协商功能正常工作吗? 另附上未进行此设备树修改的主线内核的启动日志(以太网无法工作)。使用最新的 nxp-qoriq/linux 内核 6.12 也观察到了同样的行为。 QorIQ T4 设备 Re: T4240QDS RGMII ethernet requires adding fixed-link node in device tree on modern kernel 固定链路是一种权宜之计,并非自动协商的根本解决方案。它绕过正常的 PHY 连接,并告诉 Linux 假定为固定链路。 你的症状表明你存在 PHY 发现/依恋问题。要恢复自动协商,请检查 MAC 的 phy 句柄、MDIO 总线/复用器配置、PHY 地址和已启用的 PHY 驱动程序。
記事全体を表示
ISP1564 EHCI intermittent PCI/DMA failure and possible QH/qTD writeback after async unlink We are investigating an intermittent ISP1564 EHCI failure occurring only on a subset of otherwise identical systems under USB traffic. We suspect a PCI DMA/EHCI asynchronous QH unlink timing issue involving QH/qTD writeback after IAA. We are also evaluating the ISP1564 System Tuning register at BAR+0x6C, specifically RBD and WMD, due to the documented PCI throughput considerations. Are there known ISP1564 silicon errata involving asynchronous schedule unlink, IAA, QH/qTD writeback, PCI DMA, ring buffering, or watermark operation?
記事全体を表示
T4240QDS RGMII ethernet requires adding fixed-link node in device tree on modern kernel Hello, I have resorted to adding a fixed-link node in device tree to get T4240QDS RGMII ethernet working on modern kernel. Without this modification, attempting to bring up device gives "SIOCSIFFLAGS: No such device" (ifconfig) or "RTNETLINK answers: No such device" (ip link), without any obvious errors in log Inserting a fixed-link node under fman ethernet resolves the issue, see attached image I am posting so other people can find solution via search, but also wondering if this is expected/known behavior? Is there a way to get auto-negotiation working? Also attached bootlog from mainline kernel without this device tree mod (ethernet does not work). The same behavior is observed using latest nxp-qoriq/linux kernel 6.12 QorIQ T4 Devices Re: T4240QDS RGMII ethernet requires adding fixed-link node in device tree on modern kernel Fixed-link is a workaround, not a fix for auto-negotiation. It bypasses normal PHY attachment and tells Linux to assume a fixed link. Your symptoms suggest a PHY discovery/attachment problem. To restore auto-negotiation, check the MAC’s phy-handle , MDIO bus/mux configuration, PHY address, and enabled PHY driver.
記事全体を表示
S32k144 ADC interrupt code generation using configuration (RTD Non autosar based) Hi, Hi everyone,   I am working with the S32K144 Evaluation Board using the Non-AUTOSAR Real-Time Drivers (RTD).   Generating of ADC interrupt code using the configuration tool. While I have looked through the provided example codes, I found that some work as expected while others do not. Because of this inconsistent behaviour, I would like to start from scratch (using Configuration not bare metal ). Is there an official document or application note available that provides a step-by-step procedure for configuring peripherals (such as FTM, ADC, CAN, I2S, etc.) using the configuration tool? Any guidance or reference material for s32k144 would be greatly appreciated. Thanks!   S32K1  #ADC #S32k144     Re: S32k144 ADC interrupt code generation using configuration (RTD Non autosar based) Hi @Buddyn  A User Manual and an Integration Manual are provided with the RTD for most of the drivers. These documents provide useful information about the drivers, such as limitations, hardware and software requirements, usage and configuration. For example, these documents can be found at the following path: C:\NXP\S32DS.3.6.10\S32DS\software\PlatformSDK_S32K1_S32M24\RTD\Adc_TS_T40D2M30I0R0\doc Additionally, more examples have recently been released and are available in the Application Code Hub, which you can also use as a reference. BR, VaneB
記事全体を表示
i.MX 8ULP uSDHC - HS400 增强型频闪:验证和 CMD 响应采样 您好, 我们在 HS400 增强型选通(200 MHz,8 位,1.8 V)中使用 i.MX 8ULP (uSDHC0) 上的板载 eMMC (JEDEC 5.1)。我们的 U-Boot eMMC 主机和卡切换代码与 NXP lf-6.1.55-2.2.1 完全相同,并且 EVK 设备树也启用了 mmc-hs400-enhanced-strobe。在评估过程中,我们偶尔会发现 U-Boot 读取 eMMC 时出现数据 CRC 错误或对 CMD12/CMD13 没有响应。在我们的测试中,只有 RESET 主机或重新初始化卡才能恢复它。 1. HS400增强型频闪灯是否已在i.MX 8ULP上得到验证和推荐?数据手册(IMX8ULPIEC Rev.1)中没有提到这一点。如果不是,那么标准 HS400 是推荐配置吗?另外,HS400 / 增强型选通模式下,SoC 引脚上的 CMD 响应采用哪种交流时序? 2. 在增强型选通模式下,不进行任何调谐,CMD 响应采样的是数据选通还是内部采样时钟?参考手册中的“切换到 HS400 模式”需要 HS200 调谐“将 CMD 线上的命令响应与 CLK 同步”,并将结果写回 MIX_CTRL[SMP_CLK_SEL] = 1(步骤 6、10-12)。“切换到 HS400 增强模式”并没有这样的步骤。i.MX 93 参考手册 (38.3.10.5) 的流程相同,也没有描述。 提前谢谢您。 此致, mio i.MX8ULP Re: i.MX 8ULP uSDHC - HS400 Enhanced Strobe: validation and CMD response sampling 嗨@mio 抱歉回复晚了: 1. i.MX 8ULP 支持 HS400ES 模式。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.1.55-2.2.2/drivers/mmc/host/sdhci-esdhc-imx.c#L334 CMD 输入/输出遵循 SDR104 CMD 输入/输出时序规范,特别是 RM 表 35 中的参数 SD5、SD6 和 SD7。 2. 在增强型选通模式下,数据输出、CRC 响应和 CMD 响应都与选通时钟同步。CMD响应输出信号与选通时钟之间的时序关系与数据输出与选通时钟之间的时序关系相同。 B.R Re: i.MX 8ULP uSDHC - HS400 Enhanced Strobe: validation and CMD response sampling 你好, 谢谢你的回答。为了确认我理解正确: 1. 在 HS400 增强选通模式下的 i.MX 8ULP 上,uSDHC 使用其内部采样时钟(基于 CLK,而不是数据选通)对 CMD 响应进行采样,并且 CMD 输入/输出时序要求为数据手册表 35 中的 SD5/SD6/SD7(参考 CLK),与 HS400 相同。 2. 由于增强型选通模式下不进行任何调谐,因此使用固定采样时钟进行 CMD 操作(在此模式下,我们读取 SMP_CLK_SEL = 0),并且选通 (STROBE_DLL) 仅用于捕获 DAT[7:0] 上的数据。 是这样吗? 非常感谢您的帮助。 此致, 米奥
記事全体を表示
CMakeビルドにおける長いパスの問題 バグ: MCUXpresso VS Code拡張機能が、 compile_commands.jsonに出力フィールドが欠落しているため、有効なCMakeプロジェクトをビルドできない。 製品: MCUXpresso for VS Code コンポーネント: MCUXpresso拡張 — ビルドプロジェクト / Windowsロングパス検証 ホストOS: Windows 11 ターゲットMCU: NXP i.MX RT1186(Cortex-M33) ビルドシステム: CMake + Ninja 拡張バージョン: 26.9.44 深刻度:ビルド操作がブロックされました。回避策があります。 問題の説明 MCUXpresso VS Code拡張機能は、拡張機能の「プロジェクトのビルド」コマンドを使用すると、本来は有効なCMakeプロジェクトのビルドに失敗します。 以下のエラーが表示されます。 The "path" argument must be of type string. Received undefined エラーは、CMakeの設定やビルドプロセスではなく、MCUXpresso拡張機能のJavaScriptコード内で発生します。 同じプロジェクトは、どちらの方法でも正常にビルドできます。 VS Codeの標準CMakeツールビルドタスク。 コマンドラインビルド: cmake --build .\dbe_flexspi_nor_debug --parallel MCUXpresso拡張機能のWindows長パス警告を無効にすると、この問題は完全に解決します。 再現手順 Windows 11のVS CodeでMCUXpresso SDK v2のフリースタンディングプロジェクトを開いてください。 カスタム構成およびビルドプリセットを含む有効なCMakePresets.jsonファイルを使用してください。 CMakeを使用してプロジェクトを正常に構成しました。 生成されたコンパイルデータベース( compile_commands.json )に、出力プロパティを持たないエントリが含まれていることを確認してください。 MCUXpresso拡張機能のGUIから「プロジェクトのビルド」を実行します。 実際の結果:ビルド操作が以下のエラーで失敗しました。 The "path" argument must be of type string. Received undefined 期待される結果: MCUXpressoは、出力プロパティを持たない有効なコンパイルデータベースエントリを受け入れ、ビルドタスクを正常に実行するはずです。 根本原因分析 Chrome DevToolsを使用して拡張機能にバンドルされているextension.jsを調査したところ、実際のビルドタスクの実行前に、Windowsのロングパス検証中にエラーが発生していることが判明しました。 関連するコードは、コンパイルデータベースのエントリを反復処理します。 for (const entry of result.getDomainEntries()) { if (!entry.error) { if (entry.jsonData.some(item => checkPath(item))) return true; } } パスチェック関数(ミニファイされたバンドルでは_Sという名前)には、以下のロジックが含まれています。 function checkPath(entry) { const outputPath = path.isAbsolute(entry.output) ? entry.output : path.join(entry.directory, entry.output); return isLongPath(entry.file) || isLongPath(outputPath); } JSONコンパイルデータベース形式では、outputプロパティはオプションです。有効なエントリには、 directory 、 command 、 fileのみを含めることができます。 しかし、この拡張機能は、プロパティが存在するかどうかを検証することなく、 entry.outputを直接path.isAbsolute()に渡します。 出力のないエントリの場合、これは実質的に次のようになります。 path.isAbsolute(undefined); Node.js がTypeErrorをスローし、それが MCUXpresso のビルド操作全体に伝播して、ビルドタスクの実行を妨げます。 これは、拡張機能の長パス検証ロジックにおけるバグのようです。 回避策が確認されました ワークスペースの.vscode/settings.jsonに以下の設定を追加してください。 { "mcuxpresso.long.path.warn": false } 結果: MCUXpresso GUIビルドコマンドは正常に完了しました。 これは、この障害が拡張機能のロングパス検証に関連していることを裏付けています。警告を無効にするのに、CMakeの設定やビルドツールチェーンを変更する必要はありません。 修正案 この拡張機能は、出力プロパティを持たないコンパイルデータベースのエントリを処理する必要があります。 考えられるアプローチとしては、以下のようなものがある。 path.isAbsolute()またはpath.join()を呼び出す前に、 entry.outputが空でない文字列であるかどうかを確認してください。 出力が欠落している場合は、そのエントリの出力パスの検証をスキップし、ソースファイルパスの検証を続行します。 あるいは、可能な場合は、利用可能なコンパイルメタデータから出力パスを特定する。 有効なコンパイルデータベースにおいて、オプションフィールドが欠落している場合でも、プロジェクトのビルドコマンドが失敗する原因となることは決してありません。 その他の情報 この問題はカスタムCMakeプリセットと、成功裏に設定されたMCUXpresso SDKプロジェクトで再現されました。調査全体を通して、CMake Toolsとコマンドラインの両方でビルドが正常に動作しました。 回避策が検証されました。mcuxpresso.long.path.warn を false に設定することで、 MCUXpresso GUI を介したビルドが正常に復元されました。 報告された根本原因は、拡張機能にバンドルされているJavaScriptの静的解析とデバッガーによる観測に基づいています。例外を引き起こした特定のコンパイルデータベースレコードは、個別に取得されませんでした。 FUTUREのMCUXpresso for VS Code拡張機能のリリースでこの問題の修正を検討してください。 Re: Cmake Build Long Paths Issue こんにちは、 @alexander_safonov さん。 ご辛抱いただき、またこの問題をご報告いただき、ありがとうございました。 社内チームに確認したところ、この問題は認識されており、FUTUREアップデートで対処する予定です。 貴重なご意見とご理解をいただき、改めて感謝申し上げます。   良い一日をお過ごしください。   よろしくお願いいたします。 メイ・リウ
記事全体を表示
i.MX 95 是否支持同时进行 4K60 解码/编码? 您好, i.MX 95 是否支持同时进行 4K60 解码/编码?如果没有,恩智浦是否有其他处理器可以支持? 谢谢! 风扇 评估板 Re: Does i.MX 95 support simultaneous 4K60 decode/encode? 嗨@fan99 不支持同时进行 4K60 解码和 4K60 编码。iMX95 VPU 支持 编码和解码过程共享最高 4K60 分辨率。 此致, 志明
記事全体を表示
MPC8308CVMAFD 対 MPC8308CVMAFDA こんにちは、 以下の部品番号に関して、貴社の技術的な専門知識をお伺いしたいと思います。 MPC8308CVMAFD MPC8308CVMAFDA この2つの部品番号に違いがあるのか、教えていただけますか? データシートによると、追加の「A」はリビジョンレベルを示しています。しかし、具体的なリビジョンやデバイスへの影響を説明する追加情報は見つかりませんでした。 これら2つの部品番号が電気的にも機能的にも同等で互換性があるかどうか、ご確認いただければ幸いです。 ご協力いただき、誠にありがとうございました。 Re: MPC8308CVMAFD Vs MPC8308CVMAFDA ### 1. 2つの部品番号の違い **MPC8308CVMAFD**と**MPC8308CVMAFDA**の唯一の違いは、**内部シリコンのステッピング/リビジョン**です。 * **`MPC8308CVMAFD`**: **シリコンリビジョン1.0**を表します。 * **システムバージョンレジスタ(SVR):** `0x8101_0110` * **`MPC8308CVMAFDA`**: **シリコンリビジョン1.1**を表します(末尾の文字**“A”**は、Freescale/NXPの部品番号体系でRev 1.1を示します)。 * **システムバージョンレジスタ(SVR):** `0x8101_0111` 両デバイスは同一の公称パラメータを共有しています。 * **パッケージ:** 473ピンMAPBGA(19 mm × 19 mm、0.8 mmピッチ) * **温度等級:** 拡張/インダストリアル(「C」=-40°Cから105°C $T_j$) * **コア周波数:** 333 MHz(AF) * **DDRデータレート:** 266–333 MHz(「D」) * **鉛フリー / RoHS:** PbフリーMAPBGA(VM) --- ### 2. ハードウェアの同等性(形状、適合性、機能) * **電気的および機械的:** **100%ピン互換性があり、そのまま取り付け可能です。** * 基板レイアウト、回路図、配線、電源、またはデカップリングの変更は不要です。 * ボールの割り当て、電圧レール($V_{DD} = 1.0\text{V}$、$G_{VDD} = 1.8\text{V}$、$N_{VDD} = 3.3\text{V}$)、I/O 駆動強度、および AC/DC タイミング仕様は同一です。 --- ### 3.シリコンの違いとソフトウェアへの影響 シリコンリビジョン1.1(`MPC8308CVMAFDA`)は、リビジョン1.0に対する軽微な内部バグ/エラー修正を組み込むためにリリースされました。 アプリケーションの99%において、**Rev 1.1はRev 1.0**と完全に後方互換性があります。ただし、以下の2つのソフトウェア上の考慮点を念頭に置いてください。 1. **システムバージョンレジスタ(SVR)のチェック:** * ブートローダー(U-Boot)、カーネル、または独自のファームウェアが、32ビットのSVR値を明示的に読み取り、正確に一致させる場合: * Rev 1.0 は `0x8101_0110` を返します * Rev 1.1 は `0x8101_0111` を返します * コード内のハードウェアリビジョンチェックがマスクアウトまたは下位4ビットを受け入れていること(例:'0x8101_011x'と照合したり、$\ge \text{Rev } 1.0$をチェックしたり)ことで、起動シーケンスが停止しないようにすること。 2. **シリコンエラータの回避策:** * Rev 1.0 に存在していた既知のいくつかのエラーは、Rev 1.1 で解決または改善されました (*MPC8308 チップエラータ*、ドキュメント `MPC8308CE` に記載されています)。 * Rev 1.0のファームウェアで実装されたソフトウェアの回避策は、Rev 1.1上で無害に動作し続けます。 --- ### 要約と推奨事項 **MPC8308CVMAFDAは、MPC8308CVMAFDの直接の代替品として推奨されています。**これらは形状、適合性、機能性において、既存の部品と完全に互換性のある交換部品です。ファームウェアがSVRレジスタに正確な一致チェックをハードコードしない限り、基板の再設計なしで「MPC8308CVMAFDA」に置き換えても安全です。
記事全体を表示
88W8987 FreeRTOSを用いたAPモードでの断続的なWPA2認証失敗 こんにちは、 私たちは88W8987をベースにしたMurataのLBEE5QD1ZMモジュールを使用し、SDIOを通じてFreeRTOSとNXP Wi-Fiドライバを動かす i.MX RT1176に接続しています。 特にMultilaser M10 Androidタブレットなど、一部のデバイスはPSK/CCMPを使ってWPA2-Personal APに接続できないことがよくあります。まれに、同じタブレットでも何度か試行錯誤した後に正常に接続できることがある。Samsung S9 FEなどの他のデバイスは正常に接続できます。 Androidは「IPアドレス取得中」と表示しますが、ログにはWPA2の4者ハンドシェア中に失敗があったことを示しています: - APは局の関係を報告していますが、RSN_CONNECTEDイベント情報は報告していません。 - AndroidログはEAPOLメッセージ3の受信とメッセージ4の送信、さらにAPからのメッセージ3の再送信を示しています。 - 関連付けから約18秒後、APは理由1で認証解除を報告します。 - RSN_CONNECTEDが発生した場合でも、DHCPは通常通り完了します。 影響を受けるタブレットでは、オープン接続とWEP接続は正常に動作します。この問題は、ファームウェアバージョン16.91.21.p82および16.92.21.p156.4でも引き続き発生します。 重要な比較として、同じモジュールモデルをLinux上で使う別の製品があります。M10はWPA2-PSK/CCMPで正常に接続し、認証器はホスト側のhostapdを通じて動作します。我々のFreeRTOS実装では、ハンドシェイクは88W8987ファームウェアによって管理されます。 これらの観察結果は、ファームウェア管理型認証装置における相互運用性の問題を示唆している。しかし、無線でのキャプチャがなければ、メッセージ4がモジュールに届くか、なぜ受け入れられないのか確認できません。 これは既知の問題ですか?認証器の状態を追跡し、ハンドシェイクが完了しない理由を特定するためのファームウェアの修正や診断オプションはありますか? よろしくお願いします、 JVメロ。 Re: 88W8987 Intermittent WPA2 Authentication Failure in AP Mode with FreeRTOS こんにちは、ショーンさん。 以下の88W8987のファームウェアバージョンとSDKsをテストしました: 16.91.21.p82 with MCUXpresso SDK 2.13.1; 16.92.21.p156.4 with MCUXpresso SDK 26.09.00; 同じ断続的なWPA2認証失敗が、FreeRTOSプラットフォームの両バージョンで発生しました。 同じタブレットがLinux上で同じモジュールモデルを使用する別の製品に正常に接続でき、hostapdがホスト側のWPA2ハンドシェイクを処理します。FreeRTOSプラットフォームではモジュールのファームウェアがハンドシェイクを処理しているため、ファームウェアのWPA2認証器との相互運用性の問題が疑われています。 よろしくお願いします、 JVメロ。 Re: 88W8987 Intermittent WPA2 Authentication Failure in AP Mode with FreeRTOS こんにちは、 @joseviniciusmelo さん iMX1176のSDKバージョンの共有を手伝ってもらえますか? よろしくお願いいたします。 ショーン
記事全体を表示
i.MX 8ULP uSDHC - HS400拡張ストロボ:検証およびCMD応答サンプリング こんにちは、 私たちは搭載のeMMC(JEDEC 5.1)を、HS400エンハンストロボ(200MHz、8ビット、1.8V)の8ULP(uSDHC0)i.MX 使用しています。当社のU-Boot eMMCホストおよびカード切り替えコードはNXP lf-6.1.55-2.2.1と同一であり、EVKデバイスツリーではmmc-hs400-enhanced-strobeも有効になっています。評価中に、U-BootでのeMMC読み取り時に、データCRCエラーやCMD12/CMD13への応答がないことが時折発生しました。我々のテストでは、ホストのリセットまたはカードの再初期化によってのみ復旧できた。 1. HS400 Enhanced Strobeはi.MX 8ULPで検証済みで推奨されていますか?データシート(IMX8ULPIEC Rev.1)にはその記載はありません。そうでない場合、標準のHS400が推奨構成ですか?また、HS400 / Enhanced Strobe の SoC ピンにおける CMD 応答には、どの AC タイミングが適用されますか? 2. チューニングを行わない拡張ストローブでは、CMD応答をサンプリングするのはデータストローブですか、それとも内部サンプリングクロックですか?リファレンス・マニュアルの「HS400モードへの切り替え」では、HS200のチューニングが「CMDラインのコマンド応答をCLKに同期させる」必要があり、結果はMIX_CTRL[SMP_CLK_SEL] = 1(ステップ6、10-12)で書き戻されます。「HS400エンハンストモードに切り替える」にはそのようなステップはありません。i.MX 93のリファレンスマニュアル(38.3.10.5)も同じ流れで、説明はありません。 事前に感謝いたします。 よろしくお願いします、 ミオ i.MX8ULP Re: i.MX 8ULP uSDHC - HS400 Enhanced Strobe: validation and CMD response sampling こんにちは、 ご回答ありがとうございます。念のため確認させてください。 1. i.MX 8ULPのHS400拡張ストローブモードでは、uSDHCは内部サンプリングクロック(データストローブではなくCLKベース)を使用してCMD応答をサンプリングし、CMD入出力タイミング要件はデータシートの表35のSD5/SD6/SD7(CLK基準)であり、HS400と同じです。 2. 拡張ストローブではチューニングが行われないため、CMDには固定サンプリングクロックが使用され(このモードではSMP_CLK_SEL = 0と読み取られます)、ストローブ(STROBE_DLL)はDAT[7:0]上のデータのキャプチャにのみ使用されます。 これは正しいですか? ご協力いただき、誠にありがとうございました。 よろしくお願いします、 ミオ Re: i.MX 8ULP uSDHC - HS400 Enhanced Strobe: validation and CMD response sampling こんにちは、 @mioさん 返信が遅くなり申し訳ありません。 1. i.MX 8ULPはHS400ESモードをサポートしています。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.1.55-2.2.2/drivers/mmc/host/sdhci-esdhc-imx.c#L334 CMDの入出力は、SDR104 CMDの入出力タイミング仕様、特にRM表35のパラメータSD5、SD6、SD7に従います。 2. 拡張ストロボモードでは、DATA OUT、CRC応答、CMD応答はすべてストロボクロックに同期されます。CMD応答出力信号とSTROBEクロック間のタイミング関係は、DATA出力からSTROBEクロックへのタイミング関係と同じです。 B.R
記事全体を表示
SodaPeak值得购买吗?2026 年的诚实评价 SodaPeak:- 与需要吞服胶囊或冲泡粉末的传统补品不同,SodaPeak 提供了一种简单的方法,可以融入忙碌的生活方式。该产品专注于男性健康的三个重要方面:日常能量、身体耐力和整体活力。 官方网站:- https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/sodapeak-launch-2026-advanced-soda-174000686.html
記事全体を表示
i.MX 8ULP uSDHC - HS400 Enhanced Strobe: validation and CMD response sampling Hi, We use the on-board eMMC (JEDEC 5.1) on i.MX 8ULP (uSDHC0) in HS400 Enhanced Strobe (200 MHz, 8-bit, 1.8 V). Our U-Boot eMMC host and card-switching code is identical to NXP lf-6.1.55-2.2.1, and the EVK device tree also enables mmc-hs400-enhanced-strobe. During evaluation we have occasionally seen a data CRC error or no response to CMD12/CMD13 during eMMC reads in U-Boot. In our tests, only a host reset or a card re-initialization recovered it. 1. Is HS400 Enhanced Strobe validated and recommended on i.MX 8ULP? The datasheet (IMX8ULPIEC Rev.1) does not mention it. If it is not, is standard HS400 the recommended configuration? Also, which AC timing applies to the CMD response at the SoC pins in HS400 / Enhanced Strobe? 2. In Enhanced Strobe, where no tuning is performed, what samples the CMD response: the data strobe or the internal sampling clock? The reference manual's "Switch to HS400 mode" requires HS200 tuning "to synchronize the command response on the CMD line to CLK" and writes the result back with MIX_CTRL[SMP_CLK_SEL] = 1 (steps 6, 10-12). "Switch to HS400 enhanced mode" has no such step. The i.MX 93 reference manual (38.3.10.5) has the same flow and no description either. Thank you in advance. Best regards, mio i.MX8ULP Re: i.MX 8ULP uSDHC - HS400 Enhanced Strobe: validation and CMD response sampling Hi @mio  Sorry to reply late: 1. i.MX 8ULP supports HS400ES mode.  https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.1.55-2.2.2/drivers/mmc/host/sdhci-esdhc-imx.c#L334 CMD input/output follows the SDR104 CMD input/output timing specification, specifically parameters SD5, SD6 and SD7 in RM Table 35. 2. In Enhanced Strobe mode DATA OUT, CRC Response and CMD Response are all synched to STROBE clocks. The timing relation between CMD Response output signals and STROBE clocks is the same as defined for DATA Out to STROBE clocks B.R Re: i.MX 8ULP uSDHC - HS400 Enhanced Strobe: validation and CMD response sampling Hello, Thank you for the answer. Just to confirm that I understand correctly: 1. On i.MX 8ULP in HS400 Enhanced Strobe mode, the uSDHC samples the CMD response with its internal sampling clock (CLK-based, not the data strobe), and the CMD input/output timing requirement is SD5/SD6/SD7 in Table 35 of the data sheet (referenced to CLK), the same as in HS400. 2. Since no tuning is performed in Enhanced Strobe, the fixed sampling clock is used for CMD (we read SMP_CLK_SEL = 0 in this mode), and the strobe (STROBE_DLL) is used only for capturing the data on DAT[7:0]. Is this correct? Thank you very much for your help. Best regards, Mio
記事全体を表示
S32K376NHT1MJBST: applicable power estimator and per-supply current data Hello, Could you please identify the applicable power-estimation tool and supply-current data for S32K376NHT1MJBST? Does S32K-PET support this exact derivative? Which tool and device-dataset revisions should be used? If it is not supported, what is the recommended current NXP method? For externally supplied V15 with the external NMOS V11 regulator arrangement, how should reported demand be attributed to V15, V11, VDD_HV_A/B and other analog/bias supplies? Please identify what is included or excluded, especially regulator losses, shared core/lockstep demand, I/O loading and peripheral currents, so these are not counted twice. Which applicable public documents, data or characterization method cover worst-case supply current versus voltage/temperature, and peaks during reset, startup, wake and clock/mode changes? Please distinguish typical/average estimates from guaranteed limits and identify their conditions. The public PET page and setup guide have been reviewed. Their family-level support listing and initial average-power scope do not identify the exact derivative or all physical-supply contributions. We are seeking the applicable sources and method, not an application-specific current result without a defined operating profile. Please point to the appropriate public material or support route if these details are not public. Thank you. Re: S32K376NHT1MJBST: applicable power estimator and per-supply current data Hello @JonasGranlund, 1. As of now, the S32K PET tool does not support S32K39/37/36 devices. The recommended method is to refer to S32K396's Data Sheet (Rev. 5) for supply current data, specifically: 6.7 Supply currents (Standby and RUN mode tables) 6.9 Cyclic wake-up average current calculation 2. The datasheet supply current tables report current at the following rails independently: VDD_HV_A is catalogued as the main I/O and analog supply, and it covers both I/O pads in the VDD_HV_A bank and all analog blocks.  VDD_HV_B is the secondary I/O supply and covers I/O pads in the VDD_HV_B bank only. You can refer to "S32K39_and_S32K37_IOMUX.xlsx" attachment inside the Reference Manual in order to identify which pin belongs to which power domain. V11 is generated by V15 using external NMOS. The external V1.5 power supply should be turned off before entering LPM mode. IO load current is not included in measurements. The actual current requirements for IOs will depend on the I/O configuration in the application. Refer to the DC characteristics tables in the S32K39 Data sheet. Lockstep/dual-core demand is included in the core supply figures in the data sheet; the power consumption is specified to be the same because there are no separate specifications depending on the load of the cores. 3. Data Sheet values include ambient temperature, typical and maximum values.  As far as I know, there are no specific S32K39 documents detailing worst-case scenario currents, peaks during reset, etc. However, S32K3 Low Power Management AN and demos document provide power mode transitions, clock operation in low-power modes, hardware considerations and quiescent current. It is focused on a more family-level, referencing S32K3xx in general, rather than S32K39-37-36 specifics. I've also sent you a private message in community sharing S32K3 Low Power Lab presentation, which explains S32K3 low power behavior and considerations. Best regards, Julián
記事全体を表示