2416134_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2416134_zh-CN

2416134_zh-CN

LPIT GPT 文档缺失

我想使用 LPit_Gpt IP 驱动模块的 LPIT GPT 功能。
S32K118 示例展示了与此模块相关的各种功能,例如“ Lpit_Gpt_Ip_Init ”、“ Lpit_Gpt_Ip_InitChannel ”或“ Lpit_Gpt_Ip_StartTimer ”。
但是,在查阅相应的用户手册或集成手册时,并未列出这些功能。

哪里可以找到相关文件?

RTD 版本为 3.0.0QLP06。

Re: LPIT GPT documentation missing

你好@daniel_meier ,

用户和集成手册主要描述了 AUTOSAR 高级驱动程序功能(因此,这些功能会使用低级功能)。如果您需要有关 IP 底层 API 的更多信息,可以参考LPit_Gpt_Ip.h文件。标题。

例如,对于Lpit_Gpt_Ip_Init :

/**
* @brief         Function Name : Lpit_Gpt_Ip_Init
* @details       Driver initialization function for LPit instance.
*
*
* @param[in]     instance     LPIT hw instance number
* @param[in]     config       Pointer to a selected configuration structure
* @return        void
* @pre           The data structure including the configuration set required for initializing the driver
*
*/
void Lpit_Gpt_Ip_Init(uint8 instance, const Lpit_Gpt_Ip_InstanceConfigType *config);

此致,
朱利安

Re: LPIT GPT documentation missing

感谢你提供的信息。

我认为拥有独立于源文件的完整且规范的文档是必不可少的。

无论如何,看来我可以根据源代码自己生成一些 Doxygen 文档。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期五
更新人: