2417825_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2417825_ja-JP

2417825_ja-JP

48VプラットフォームのFS04

こんにちは、

新しい48V自動車プラットフォーム用のNXP CPU(SN32N55)配置を検討しています。

FS04のPMICは48Vバッテリーに接続できますか?表に示すように、60V(絶対最大供給定格)を超える短時間の過渡現象が発生します。あれを乗り越えられるのか?もしそうでなければ、どのような保護策が使えるでしょうか?

FV159_0-1790858897873.png

よろしくお願いいたします。

Re: FS04 in 48V platform

了解しました、ありがとうございます!

Re: FS04 in 48V platform

こんにちは、

FS04の最大連続動作電圧は36Vです。ジャンプスタート時は室温で15分間48Vのみで検証されており、外部保護なしで58Vの負荷ダンプを維持できます。

60Vという定格電圧は絶対的な最大値であり、動作限界や保証された耐用年数の限界ではありません。60Vを超える過渡現象は故障や永久的な損傷を引き起こす可能性があります。

保護機能は、連続運転中、VSUPを36V未満に維持する必要があります。

お役に立てば幸いです!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: