2420310_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2420310_ja-JP

2420310_ja-JP

ハードウェア設計のソースドキュメントのIMX95_19x19_LP4x_EVK請求

19×19mmパッケージi.MX95をベースにしたLP4x評価ボードを探しています。関連する評価ボードやリファレンスデザインがあれば教えていただけますか?
現時点では、FRDM-IMX95ボードのハードウェア設計ソースファイルのみを入手しています。対応速度は4000Mbpsに制限されており、当社の要件を満たしていません。
19×19mmパッケージi.MX95をベースにしたLP4x評価ボードとその設計ソースファイルがあるか確認していただけますか?

Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK

i.MX 95 19x19 LPDD4x CPUは公開されていません。地元のFAEにお問い合わせいただいてアクセスできるか確認してみてはどうでしょうか。

また、 https://docs.nxp.com/bundle/UG10210/page/topics/imx_95_19x19mm_lpddr4x-4266_routing_recommendation.h... と https://docs.nxp.com/bundle/UG10210/page/topics/lpddr4x-4266_routing_example_imx_95_19x19mm.html をデザインガイドとして参照することもできます。

よろしくお願いします。

Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK

ご返信ありがとうございます。LPDDR4搭載のi.MX95_19x19mm EVKを探しています。ご指摘の基板はLPDDR5をベースとしており、弊社のニーズには合致しません。

Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK

こんにちは@D_flash、これ確認しましたか?
i.MX 95 19mm x 19mm 評価キット |NXP半導体

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
13 小时之前
更新人: