Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
FRDM iMX95 上的 JTAG 大家好 我最近刚买了 FRDM iMx95,我很好奇如何使用 JTAG 来调试这个板 根据原理图,JTAG 接口在此处的第 6 个测试点引脚上暴露出来  在板布局上,在这里 我该如何将 JTAG 连接到它,需要进行任何返工吗?那么,这个 JTAG 是否支持对所有 A55、M33 和 M7 核心进行调试?  我应该在这里用哪个设备,看来我们有 6 针但它是 2x3 而不是 1x6 如果有任何设置 JTAG 的指南或文档,我将不胜感激 谢谢!!   Linux Re: JTAG on FRDM iMX95 你好 你的理解是正确的。 如原理图所示,需要添加 DNP 电阻和一个用于调试器的连接器。 顺祝商祺! Re: JTAG on FRDM iMX95 你好, 感谢您的确认@JorgeCas 摘要:请帮忙解决 JTAG 问题“DAP:无法启动系统功率域。” 我已经对 3 个电阻进行了改造,并测量了引脚,它成功上拉了。 需要注意的是,要启用 JTAG,我需要在设备树中禁用 LPUART5,因为它使用相同的引脚(我按照 imx95-19x19-jtag.dtb 中的修改方式进行修改),否则 TMS(测试点 49)将始终为低电平。 diff --git a/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-frdm.dts b/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-frdm.dts index c45f28efb568..598e16af0ebd 100644 --- a/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-frdm.dts +++ b/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-frdm.dts @@ -520,7 +520,7 @@ &lpuart5 { /* BT */ pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart5>; - status = "okay"; + status = "disabled"; bluetooth { compatible = "nxp,88w8987-bt"; 接下来我需要找到针脚为 1.27mm 的连接器。我花了一些时间才找到这个用弹簧针测试的PCB板,它有6个引脚,完美匹配。 这是我目前的配置。 看起来有点乱,但连接没问题,我检查了硬件状态,看起来不错。 J-Link>ShowHWStatus VTref=3.324V ITarget=0mA TCK=1 TDI=1 TDO=0 TMS=0 TRES=1 TRST=1 Supported target interface speeds: - 120 MHz/n, (n>=8). => 15000kHz, 13333kHz, 12000kHz, ... - Adaptive clocking 我尝试使用这两条命令连接 A55 和 M33,但出现同样的问题,显示“ DAP:无法启动系统功率域”。 zk47@ltu:~$ JLinkExe -device MIMX9516_M33 -if JTAG -speed 200 SEGGER J-Link Commander V9.42 (Compiled May 6 2026 12:36:02) DLL version V9.42, compiled May 6 2026 12:35:00 zk47@ltu:~$ JLinkExe -device MIMX9516_A55 -if JTAG -speed 200 我做错了什么? 或许是我的JLink设备不好用,MCU-Link Pro可以替代它吗?MCU-Link Pro 可以调试 A55 和 M 内核吗? 我还是更倾向于通过 JTAG 进行调试,因为我手头已经有了 JTAG。请帮忙 如果你们计划为 FRDM iMX95 添加 JTAG 文档指南,请尽快更新,就像 FRDM iMX93 一样。 Re: JTAG on FRDM iMX95 亲爱的@JorgeCas 有任何更新吗?我可以使用MCU-Link Pro调试所有A55、M33和M7核心吗? Re: JTAG on FRDM iMX95 你好 很抱歉耽搁了这么久。 我们建议您使用 MACRAIGOR Systems、Wind River 或 ARM 的任何调试器。 NXP 团队使用 Lauterbach Trace32 作为 Cortex-A 内核的调试工具,而 J-link 用于 Cortex-M 内核。 对于 i.MX95,要使用 CM7 或 CA55 脚本,前提是 SM 已经在i.MX设备上运行。它采用 CM33 进行资源管理和网络安全,它是开源的,符合 Arm 的硬件资源管理标准,其代码(在很多情况下)旨在对硬件进行分区,并将资源分配给 Cortex-A 或 Cortex-M7。 您可以将此文档用作参考。 在 i.MX 8M、i.MX 8ULP 和 i.MX 9 上使用 VS Code 调试 Cortex-M 如果经过以上检查后问题仍然存在,请检查适配器是否存在硬件问题。 顺祝商祺!  Re: JTAG on FRDM iMX95 亲爱的@JorgeCas 感谢你的回复。 好吧,硬件可能确实是问题所在,但我仍然对这些事情感到疑惑。 能否提供一张您调试设置的图片?我不太清楚连接这些测试点的官方方法是什么。我们需要使用这种东西吗? 2. 文档只针对调试核心 M,不针对核心 A。您能否提供更多关于“使用 Trace32、JLink 或MACRAIGOR调试 Linux 核心 A”的指南,就像您所说的那样? 3.虽然与本帖无关,但请问FRDM iMX95 Pro的预计发布日期是什么时候? Re: JTAG on FRDM iMX95 你好 1. 我们现有的测试用板没有进行任何修改,因为如果需要 JTAG,我们会使用 EVK 而不是 FRDM 板。建议尽可能使用较短的导线连接电路板和调试器,以确保良好的连接和信号完整性。 正如你在这篇文章中看到的,这个问题是通过将更短的电缆焊接到电路板上解决的。 2. 由于每个制造商都使用自己的流程和脚本与处理器连接,因此该信息在探针手册中。我们这边没有关于这些探针连接的文档。 3. 很遗憾,我们没有这方面的信息,建议您查看我们的官方网站以获取更多更新信息。 顺祝商祺! Re: JTAG on FRDM iMX95 亲爱的@bbggl 我仍然无法让它在 FRDM iMX95 主板上运行。当我升级到 FRDM iMX95 Pro 时,它的引脚布局更加混乱。我不再研究这些板上的 JTAG 接口了。 正如@JorgeCas建议的那样,你应该问问这个帖子里的作者,因为他们说他们成功地做到了。 Re: JTAG on FRDM iMX95 @Zk47T你好,我想问一下你是否成功调试了板上的 Cortex 内核,以及你是否可以与我分享一些建议。 我目前在调试 M7 内核时也遇到了同样的问题,希望得到一些帮助。 谢谢! Re: JTAG on FRDM iMX95 谢谢你的回复,我已经联系了另一位作者。 你们最终决定采用什么样的调试设置?是否有其他类似 MCU Link 或 EVK 板的设备效果更好,或者您是否使用过其他方法? Re: JTAG on FRDM iMX95 你好, 看来确实真的是线路问题。我用铜线直接焊接跳线到 JTAG 测试点,然后连接 CH347F 模块,它确实可以工作。我甚至还能在这里找到一些ETM的踪迹。
View full article
Rt1176_evkb OTA イーサネット経由 私は rt1176 evkb を使用しています。コードのダンプとデバッグには j-link とシリアル リンカーを使用できます。イーサネット経由で OTA を適用する場合、それがどのように可能かを教えてください。また、そのためのガイダンスも提供します。@nxp #NXPAnalogComp FRDMトレーニング ハンズオン・トレーニング i.MXRT 102x i.MXRT 105x Re: Rt1176_evkb OTA Via Ethernet こんにちは、ラビラジさん。 次のThreadが役に立つかもしれません: 解決済み: RT1170 FOTA の例が必要です - NXP コミュニティ 解決済み: RT1170 - フィールドファームウェアアップデート - NXPコミュニティ よろしくお願いいたします。 グスタボ Re: Rt1176_evkb OTA Via Ethernet こんにちは、 私は i.MX RT1176 EVKB に取り組んでおり、OTA (Over-The-Air) アップデートを実装するためのオプションを検討しています。Lightweight IP (LWIP) スタックを使用せずに、 MAC 間通信 (つまり、生のイーサネット フレームの使用) によってイーサネット経由で OTA アップデートを実行できるかどうかを知りたいです。 OTA を純粋に MAC レイヤーで処理する (LWIP をバイパスする) 例、SDK サポート、または推奨されるアプローチはありますか? あるいは、LWIP (または別の IP スタック) は OTA 実装に必須ですか? ありがとう。 — ラビラジ Re: Rt1176_evkb OTA Via Ethernet こんにちは、 イーサネットを介した OTA の実装は一般的な要件です。通常の方法は、ファイルのアップロードを処理CANシンプルな Web サーバーをデバイス上で実行することです。 このために、 Mongoose Networking Library をCAN。これは、HTTP、MQTT、WebSocket などの幅広いネットワーク プロトコルを提供する組み込みシステム用の軽量ライブラリです。主な機能は強力な HTTP サーバーです。大容量ファイルのアップロードを処理するためのサポートが組み込まれているため、Mongoose では使いやすい API を通じてサポートされている Over-the-Air (OTA) ファームウェア アップデートに最適です。このライブラリは十分に文書化されており、ベアメタルや RT1170 ボード上の RTOS 環境など、さまざまなプラットフォーム間で簡単にポータブルできるように設計されています。 実用的な出発点として、Mongoose を使用した実用的な OTA 実装を示す、RT1170 用のシンプルな MCUXpresso プロジェクトを作成しました。直接インポートして、どのように動作するかをCAN確認します。 注意: 私は Mongoose 開発チームの一員です。これが始めるのに役立つことを願っています。 Re: Rt1176_evkb OTA Via Ethernet その実装方法としては、通常TFTPが用いられます。これはUDP上で動作するシンプルなファイル転送プロトコルであり、ファームウェアのOTAアップデートを実装する際によく使用されます。UDPは非常にシンプルで、イーサネットドライバーの上に直接実装可能です。 詳しく教えてもらえますか?なぜTCP/IPスタックを避けたいのか、どんなユースケースなのか教えてください。
View full article
How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] I am currently configuring the FCCU and attempting to implement the recommended recovery mechanism for fault NCF[4] based on the NXP fault map document (Interrupt followed by SBC-initiated POR recovery initiated in the interrupt service routine). I am using the S32K312 microcontroller alongside the FS65 SBC. Could you please clarify if it is possible to issue a software reset to the FS65 SBC via SPI command from the controller to re-initialize all power rails? If so, could you advise on the correct implementation? I attempted to enable the rstb bit in the SBC_FS65_FS_SF_OUTPUT_REQUEST_ADDR register, but I did not observe an SBC reset. Please let me know how to properly implement this recovery mechanism. BR Sandeep Singh   Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] Hi Peter, The recovery mechanism mentioned above is documented in NXP's Fault Map document, which is attached to the S32K3 Reference Manual (Rev 8, 01/2024). Additionally, since the power supplies are built up by the SBC FS65 in our case which are used to power up MCU, resetting the MCU alone will not stabilize the power supplies generated by the SBC. Best regards, Sandeep Singh Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] Hello, I am bit confused by the recommendation. Interrupt followed by SBC-initiated POR recovery initiated in the interrupt service routine" This recommended recovery mechanism does not appear technically valid to me. NCF[4] represents voltage-monitor faults, including violations affecting the MCU core supply. Once the core voltage is outside its valid operating range, correct execution of the core, flash accesses, SRAM accesses, and the interrupt service routine itself can no longer be assumed. Therefore, relying on an ISR to establish SPI communication with the SBC and initiate recovery does not provide a trustworthy safety reaction. Such faults should be handled through the hardware safety path: PMC → FCCU → MC_RGM → reset This corresponds to an R3 FCCU reaction, which is entirely hardware-based and initiates a chip functional reset without relying on software execution. The S32K3 Safety Manual describes exactly this behavior for R3 faults. Unless there is an undocumented mechanism or a guaranteed early-warning voltage threshold that explicitly ensures valid MCU execution for the complete ISR and SPI transaction, the proposed interrupt-based recovery is not justified from an architectural or functional-safety perspective. Could you please provide the exact document and revision that requires NCF[4] to be handled by an interrupt followed by an SBC-initiated POR, together with the architectural assumption guaranteeing valid software execution after the voltage violation? Until this is clarified, I would not recommend implementing the recovery through an interrupt. Best regards, Peter Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] Hello, The recovery mechanism mentioned above is documented in NXP's Fault Map document, which is attached to the S32K3 Reference Manual (Rev 8, 01/2024). Ok, it is just recommendation. I will in no cases use that in safety critical systems. Additionally, since the power supplies are built up by the SBC FS65 in our case which are used to power up MCU, resetting the MCU alone will not stabilize the power supplies generated by the SBC. It will not stabilize, but reseting will put MCU in the safe state. So no potentially corrupted instruction are executed. If you have one time event in power supply (like inductance due to weak shielding) then SBC will still supply MCU with correct voltage, but the MCU execution is compromised. Therefore calling reset from interrupt makes no sense to me. Update: Ok, I was consulting this issue with safety team. And the NCF[4] is called in case of overvoltage, or low voltalge warning on low power rail. In case of voltage drop the POR (power on reset) is executed. LVD (Low Voltage Detect)-> warning -> interrupt LVR (Low Voltage Reset)-> POR HVD -> notification -> FCCU NCF4 Overvoltage / Go-Nogo faults propagate via FCCU NCF4. LVD is an early-warning notification. LVR bypasses FCCU entirely and goes directly to POR. Best regards, Peter Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 1.  Does an MCU Power-On Reset (POR) occur in both low-voltage and high-voltage conditions? 2.  Is there a provision to recover the SBC if it fails to generate voltages properly?
View full article
i.MX95 NPU 的 ReLU6 输出值超过 6 时,是否会没有错误或警告? 你好, 我们正在尝试了解 ReLU6 在 i.MX95 Neutron NPU 上的表现。 据我们所知,ReLU6 的输出应该始终保持在 0 到 6 之间。我们注意到 对于 SSD MobileNet V1 模型,NPU 的检测精度低于 CPU,因此我们 开始检查中间层输出。对于使用 ReLU6 的层,板上的值 超过了 6(最高可达约 25),而 CPU 上的同一层(相同模型,相同输入)始终 正如预期的那样,分数保持在0-6分之间。 我们在运行时没有在板上看到任何相关的错误或警告。在模型转换过程中, neutron-compiler 确实会显示一些关于量化的通用警告,但没有一个警告是错误的。 似乎与这一点有关。 您能帮我们理解一下吗? 1.在这个NPU上,ReLU6的输出值是否可以超过6? 2. 如果不是,编译器或运行时在这种情况下难道不应该显示错误或警告吗? 环境: - 板:i.MX95 EVK - 电路板支持包。:LF_6.18.20_2.0.0 - eIQ Neutron SDK:3.2.3 - 型号:SSD MobileNet V1(uint8,Arm ML-Zoo) 谢谢! Re: Is it expected that a ReLU6 output can exceed 6 on the i.MX95 NPU, with no error or warning? 您好, 感谢您对恩智浦半导体产品的关注, Neutron Supported Operators markdown 中列出了 ReLU6 作为支持的运算符,我想确认一下该层是否已更改为 ReLU,能否请您分享一下重现步骤以及您得到的二进制文件? 您可以尝试使用eIQ Model Zoo mobilenetv1并将其转换为 Neutron。 此致 Re: Is it expected that a ReLU6 output can exceed 6 on the i.MX95 NPU, with no error or warning? 您好, 感谢您的快速回复。 1)确认仍然是 ReLU6,而不是 ReLU 不,这一层没有改成 ReLU。neutron-compiler 自带的 NeutronIR(--dump-neutron-ir-final-file) 它仍然显示 FusedActivation = "Relu6" - 这不是我们对文件的解释。看 请参阅 evidence/01_confirm_still_relu6/ 获取确切的模型、命令和输出。 2) 重现步骤以及我们得到的二进制文件 有关确切的命令、编译后的模型、输入,请参阅 evidence/02_reproduction_npu_exceeds_bound/。 脚本、控制台日志和原始输出张量。在 i.MX95 EVK 板上: 最小值=-15 最大值=96 ReLU6 上限(原始数据):超出上限 12 个元素:720000 个元素中有 4650 个(0.65%) CPU 上的同一层保持在 0-6 的范围内,符合预期(实际最大值=5.999,而 NPU 的实际最大值=24.664)。 3) 回复:尝试 eIQ Model Zoo mobilenetv1 我们试过了(mobilenet_v1_0.25_128_quant.tflite,来自您的 配方.sh)。它的28个中没有一个 CONV_2D/DEPTHWISE_CONV_2D 算子实际上融合了 ReLU6 作为激活函数,因此该模型不 重现(或排除)我们报告的问题。 作为参考,所有这些操作均使用 eIQ Neutron SDK 3.2.3。贯穿始终(编译器和板载运行时)。我们 怀疑问题出在 neutron-compiler 本身:用 ReLU6 编译这一层时,已将其更改为普通层。 ReLU 生成的微代码与实际生成的微代码完全相同的字节,因此上限似乎并未被纳入考虑范围。 完全没有生成代码。 请您确认一下,如果还有其他需要我们提供的信息,请与我们联系。 谢谢! Re: Is it expected that a ReLU6 output can exceed 6 on the i.MX95 NPU, with no error or warning? 嗨@YoshihiroFurudera , 目前尚未收到专家方面的最新消息,他们仍在调查此事。我会尽快分享最新消息。 在此期间,能否请您创建一个支持工单,并在工单中引用此帖子?https://support.nxp.com/s/?language=en_US 此致, Re: Is it expected that a ReLU6 output can exceed 6 on the i.MX95 NPU, with no error or warning? 您好,我来跟进一下这个问题是否有任何进展。谢谢! Re: Is it expected that a ReLU6 output can exceed 6 on the i.MX95 NPU, with no error or warning? 嗨@YoshihiroFurudera , 内部团队在 i.MX95 FRDM 板上使用 Neutron delegate v1.0.0-d98743a7 进行了复现,使用了未经修改的代码包,软件包。 这证实了问题出在 Neutron NPU 运行时对融合 ReLU6 钳位的处理上,而不是出在 neutron-compiler 的 IR 生成上(它正确地报告了 FusedActivation = "Relu6")。 新版本的 eIQ 能否解决这个问题?不能——eIQ Neutron SDK 3.2.3 是目前最新的发布版本;我已经向 Neutron NPU 提交了内部工单。 同时,作为一种变通方法,对于下游逻辑假定为硬性 [0,6] 范围的层,应避免依赖 NPU 融合的 ReLU6 钳位 - 例如。在 NPU 子图之后插入显式的未融合钳位操作,或者在 CPU 上运行受影响的层。 此致 Re: Is it expected that a ReLU6 output can exceed 6 on the i.MX95 NPU, with no error or warning? 你好@JosephAtNXP , 感谢您提供最新信息并重现了您遇到的问题。我们非常感谢您提供的清晰解释和建议的解决方法,我们将在当前的开发工作中予以考虑。 根据您之前的消息中的要求,我已经创建了一个私人支持工单(案例编号:01010058),其中引用了此主题。如果您能将其链接到内部工单,我们将不胜感激,以便我们跟踪未来的更新或补丁。 感谢您一直以来的支持! 此致,
View full article
LS1046A 间歇性 Linux 6.6.52 NVMe 探测失败,管理 CQE 无效 您好,NXP团队: 我们发现基于 LS1046A 的板上存在间歇性 NVMe 探针故障。 SoC: LS1046A Kernel: Linux 6.6.52 U-Boot: 2022.04 NVMe: ATP I-Temp. NVMe M.2 2242 SSD NVMe FW: W1207A1 Connection: LS1046A PCIe3, pcie@3600000 Link: PCIe Gen3 x2 Linux BDF: 0002:01:00.0 U-Boot 可以持续检测到 NVMe,列出其文件系统,并加载内核、initramfs 和 FDT。Linux 在 NVMe 探测期间偶尔会发生故障: [ 5.419777] could not locate request for tag 0x0 [ 5.424399] nvme nvme0: invalid id 0 completed on queue 0 [ 66.527417] nvme nvme0: I/O 17 QID 0 timeout, disable controller [ 66.529448] nvme nvme0: Device not ready; aborting shutdown, CSTS=0x1 [ 66.542612] nvme: probe of 0002:01:00.0 failed with error -4 超时请求标签不是固定的。我们已经看到了 I/O 17 QID 0 和 I/O 21 QID 0,但是无效完成始终报告管理队列 0 上的 CID/标签 0。 ASPM 和 APST 已禁用: nvme_core.default_ps_max_latency_us=0 nvme_core.apst=0 pcie_aspm=off 任何指导都将不胜感激。 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE 你好, 修复选项 方案一——首选:修改 U-启动 以在 SCFG 中设置 PCIe 侦听位(正确修复方案) 在你的 U-Boot 板初始化代码中(例如, 板/freescale/ls1046ardb/ls1046ardb.c 或等效文件),确保 SCFG SNPCNFGCR 寄存器启用 PCIe 读/写侦听。LS1046A 参考手册对这些位进行了定义;相关的补充内容如下: #include /* In board_init() or equivalent early init: */ struct ccsr_scfg *scfg = (struct ccsr_scfg *)CONFIG_SYS_FSL_SCFG_ADDR; /* Enable PCIe, SATA, USB, eDMA snooping */ setbits_be32(&scfg->snpcnfgcr, SCFG_SNPCNFGCR_SECRDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SECWRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SATARDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SATAWRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB1RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB1WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB2RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB2WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB3RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB3WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_EDMASNP);   LS1046A CCI-400 互连需要设置这些位,以便 PCIe 主读/写操作参与缓存一致性。设置完成后,NVMe DMA 控制器将侦听 ARM 缓存,Linux 的 dma-coherent 映射将是正确的。 强烈建议将 U-Boot 升级到 2024.01 或更高版本——NXP Layerscape U-Boot 自 2022.04 版本以来积累了多个 PCIe/一致性修复程序。 选项 2 — 备用方案:覆盖 DTS 设置,将 PCIe3 标记为非一致性接口 如果现在无法更改 U-启动,请在板 DTS 中覆盖 PCIe3 节点,将其明确标记为非一致性。这将恢复到 6.1 版本之前的行为,即软件缓存维护方式: /* In your board .dts (e.g. fsl-ls1046a-yourboard.dts) */ &pcie3 { /* pcie@3600000 */ /delete-property/ dma-coherent; };   这迫使 Linux 使用不可缓存的 DMA 映射并执行显式缓存刷新,代价是吞吐量有所下降。在修复 U-Boot 期间,这是一个有效的临时解决方案。 Layerscape PCIe DT 绑定文档明确指出, dma-coherent 要求硬件 IP 保证一致性——如果未对 SoC 互连侦听位进行编程,则不应设置 dma-coherent。 选项 3 — 备用:确保在 U-Boot 中正确关闭 NVMe 后再进行交接 U-Boot 2022.04 的NVMe 驱动程序可能不会发出优雅的 NVMe 关闭( CC.SHN = 01b ,等待 CSTS.SHST = 10b ),然后跳转到 Linux。这会导致控制器处于 CSTS.RDY=1 状态,并且可能存在过时的管理队列状态。Linux 会重置控制器(CC.EN = 0 → 1),但如果同时存在 DMA 一致性问题,则重置可能无法可靠地清除过时的完成状态。 修复一致性问题后,如果间歇性故障仍然存在,请在 启动i / 启动m 之前向 U-启动 启动脚本或板代码中添加显式的 NVMe 关闭。或者,Linux NVMe 驱动程序已经可以处理预先启用的控制器(它通过 nvme_disable_ctrl() 重置它),因此该方案的优先级低于方案 1。 此致 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE 谢谢! 对于方案 1,建议的 SNPCNFGCR 掩码包含 高效密码学标准(SEC)、SATA、USB 和 eDMA。 可以窥探位,但不能窥探 PCIe1/2/3 的窥探位。   请问您能否指出SNPCNFGCR中控制该功能的具体位? LS1046A 是否在监听 PCIe3?   根据 NXP 社区早前的回应,PCIe 窥探是 由 PCIe No Snoop TLP 属性控制,而不是 SNPCNFGCR。 能否解释一下所提出的掩码如何实现 NVMe DMA? PCIe@3600000 相干?   请参阅之前NXP的链接: https://community.nxp.com/t5/Layerscape/Does-LS1046A-support-DMA-and-Cache-coherency/mp/1416557   https://community.nxp.com/t5/QorIQ/PCIe-and-data-cache-on-LS1046A/m-p/1053625   Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE 非常感谢您的详细解释。 以下是我们主板上的PCI信息 root@E7-2:~# lspci 0000:00:00.0PCI桥接器:飞思卡尔半导体公司设备81c0(修订版10) 0000:01:00.0以太网控制器:博通公司及其子公司 设备 6866(修订版 a0) 0001:00:00.0PCI桥接器:飞思卡尔半导体公司设备81c0(修订版10) 0002:00:00.0PCI桥接器:飞思卡尔半导体公司设备81c0(修订版10) 0002:01:00.0非易失性存储器控制器:ATP ELECTRONICS INC 设备 0d0b(修订版 03) 以及 NVME 端点PCIe 设备控制寄存器 root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 78.w 201f root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0CAP_EXP+8.w 201f 看起来该端点的 no-snoop 字段已被清除。 还有其他需要检查的地方吗?非常感谢您的帮助。 此致 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE 你好, SNPCNFGCR 没有位可以控制 LS1046A 上的 PCIe3 侦听。PCIe 一致性由 PCIe No Snoop TLP 属性决定,而不是由该寄存器决定。 如果所提议的掩码是通常引用的: 0xc0f3e000 它仅设置: 位数 功能 31:30 高效密码学标准\(SEC\) 读/写监听 23:22 SATA 读/写窥探 21:20 USB1 读/写窥探 17 eDMA 窥探 16:15 USB2 读/写窥探 14:13 USB3 读/写窥探     EDMASNP 位用于eDMA ,而不是 PCIe DMA。因此,该掩码本身不能使通过 pcie@3600000 NVMe DMA 保持一致。 对于 NVMe 路径: NVMe 是 PCIe 端点,并启动入站内存写入 TLP 到 LS1046A DDR。 对于硬件侦听/一致性,这些 TLP 的No Snoop 必须设置为 0 。 检查NVMe 端点的PCIe 设备控制寄存器,而不仅仅是 LS1046A 根端口。其 Enable No Snoop ”字段位于 CAP_EXP+0x08 ,第 11 位( 0x0800 )。清除此设置可防止端点发出 No-Snoop 交易。   LS1046A 的 PCIe 入站/CCI/SMMU 配置也必须通过一致性路径路由事务。NXP 表示,入站 PCIe 一致性由主机一致性设置/SMMU 处理,而不是由 SNPCNFGCR 处理。   因此,设备树中的 dma-coherent 是一个软件声明,而不是启用 PCIe 侦听的硬件开关。仅当 PCIe/CCI/SMMU 和端点 No-Snoop 设置已一致配置时,此方法才有效。 此致   此致 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE 我们检查了整个板的DTS。 板 DTS“odin-maroon.dts”包括基础 fsl-ls1046a.dtsi,它定义了 soc 节点上的 dma-coherent,请参见下文。 然而,odin-maroon.dts 文件明确地将其移除,如下所示: &soc { /delete-property/ dma-coherent; pcie@3400000 { /delete-property/ iommu-map; }; pcie@3500000 { /delete-property/ iommu-map; }; pcie@3600000 { /delete-property/ iommu-map; }; /delete-node/ iommu@9000000; }; 然后,板载 DTS 将 DMA 一致性功能添加到许多选定的设备,但不会添加到 pcie1、pcie2 或 pcie3。 因此,PCIe3/NVMe 目前预计将作为非相干 DMA 设备运行,无需 SMMU 转换。 我们还确认 ATP NVMe 端点报告 NoSnoop-,因此其设备控制 No Snoop Enable 位为空。 root@E7-2:~# lspci -s 0002:01:00.0 0002:01:00.0 Non-Volatile memory controller: ATP ELECTRONICS INC Device 0d0b (rev 03) root@E7-2:~# lspci -vvv -s 0002:01:00.0|grep -i snoop Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- FLReset- Max snoop latency: 0ns Max no snoop latency: 0ns root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 CAP_EXP+8.w 201f root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 78.w 201f 请您确认一下: 1. 在 LS1046A 上,当 iommu-map 和 SMMU 节点被移除时,No Snoop=0 的 PCIe3 入站内存写入 TLP 能否保持硬件一致性? 2. 我们是否应该专门为 PCIe 3 添加 DMA 相干技术? &pcie3 { DMA相干; }; 如何在移除 iommu-map 和 SMMU 的情况下进行操作? 3. 或者说,PCIe3硬件一致性是否需要恢复SMMU节点和iommu映射?PCIe3 是否需要 SMMU 才能到达一致性路径,还是可以的? 入站窗口路由直接到相干DDR? 4. 我们可以转储哪些寄存器来验证 PCIe3 入站 DMA 事务是否使用一致性路径? 谢谢! Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE 您好, 我们针对间歇性 NVMe 探针故障完成了额外的 A/B 验证。 我们专门为连接到 NVMe SSD 的 PCIe3 节点添加了 `dma-coherent`: pcie@3600000 { dma-coherent; }; 运行时 DTB 确认该属性存在: /sys/firmware/devicetree/base/soc/pcie@3600000/dma-coherent Linux 现在报告 NVMe 端点的 `dev_is_dma_coherent() = 1`。端点 PCIe 设备控制寄存器仍为 `0x201f`,因此启用无窥探(第 11 位)为空。 root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 CAP_EXP+8.w 201f 经过这一更改后,我们完成了 600 多次连续重启循环,没有重现 NVMe 探测失败的情况。在更改之前,Linux 报告 `dev_is_dma_coherent() = 0`,并且在 NVMe 管理队列初始化期间可以间歇性地重现此故障。 该结果强烈表明 PCIe3/NVMe DMA 一致性配置与此有关。 此致
View full article
闪存编程器中没有组织或扇区地址映射 再会, 我正在尝试用MPC8347和S29JL064对一块定制板进行编程。我在Windows 11系统上全新安装了CodeWarrior 8.8,并打上了8.8.5和8.8.6的补丁。我们使用连接到以太网的 CodeWarrior TAP。 我需要在 FPDDeviceConfig.xml 文件中为此创建一个自定义配置。我原本打算按照建议使用现有设备作为模板,但这似乎并不正确,因为没有显示任何组织或部门。 我尝试过删除 FlashProgramer 文件夹并使用安装程序修复选项,但它只是把同一个文件放了回去。 是配置文件有错误,还是其他地方出了问题? 谢谢! Re: No organization or sector address map in flash programmer 你好, 在 CW 8.8 Flash Programmer 中添加自定义设备时,通常存在两个导致“无组织或扇区”的典型问题: 1. 缺少算法 ELF 文件(最常见) 当您将现有的 Spansion/Cypress S29GL 系列条目复制为模板时,其 标签会引用 S29GL-P_16x1.elf 。CodeWarrior PA V8.8 不包含此功能。当 Flash Programmer 无法解析算法文件时,它会默默地将设备渲染成无扇区/无组织的状态。 修复方法:将算法替换为 amd16x1.elf 文件。该功能存在于 CW 8.8 中,并且与 S29JL064(AMD 命令集)完全兼容。 2. XML条目结构不正确或不完整 CW 8.8 XML 解析器非常严格——如果 或 元素格式错误或从不兼容的模板复制,用户界面将默默地将其抑制。 文件位置 您需要编辑的文件是: C:\Program Files (x86)\Freescale\CodeWarrior PA V8.8\bin\Plugins\Support\Flash_Programmer\EPPC\FPDeviceConfig.xml     参考文档(已包含在您的安装包中): ...\PowerPC_EABI_Tools\FlashProgrammer\Documentation\AddFlashDevs.pdf ...\PowerPC_EABI_Tools\FlashProgrammer\Documentation\AN3630.CreatingFlashAlgorithm.pdf S29JL064 的正确 XML 条目 将此代码块添加到 根元素内。S29JL064 是 64 Mbit (8 MB),AMD/CFI 命令集,16 位总线。扇区布局因启动版本而异——请使用与您的部件后缀匹配的版本: S29JL064H — 底部启动(底部 8×8KB 参数扇区,127×64KB 主扇区) <Device> <Name>S29JL064HName> <Algorithm>amd16x1.elfAlgorithm> <BusWidth>16BusWidth> <Organizations> <Org> <Name>16x1Name> <Width>16Width> <Interleave>1Interleave> <Sectors> <Sector size="0x2000" number="8"/> <Sector size="0x10000" number="127"/> Sectors> Org> Organizations> Device>   S29JL064J — 顶部启动(127×64KB 主扇区,顶部 8×8KB 参数扇区) <Device> <Name>S29JL064JName> <Algorithm>amd16x1.elfAlgorithm> <BusWidth>16BusWidth> <Organizations> <Org> <Name>16x1Name> <Width>16Width> <Interleave>1Interleave> <Sectors> <Sector size="0x10000" number="127"/> <Sector size="0x2000" number="8"/> Sectors> Org> Organizations> Device>     此致
View full article
KW45B41Z-EVK BLE 示例程序出现 NBU/rpmsg 断言错误而失败,而其他示例程序运行正常。 您好,   我正在使用 KW45B41Z-EVK 和 MCUXpresso IDE。   以下示例运行成功: - lpuart_polling - freertos_hello - flexcan_loopback_transfer - connectivity_test_bm   然而,BLE 的例子包括: - wireless_uart_bm - beacon_bm   启动时失败,并在 BLE 广播开始之前因 NBU/rpmsg 相关断言而停止。   我还尝试使用 SDK 26.09,但在将一些示例项目导入 MCUXpresso IDE 时遇到了困难。   我的问题是: 1. 运行 BLE 示例之前,是否需要对 NBU 固件映像进行编程? 2. 在 KW45B41Z-EVK 上使用 BLE 示例是否需要任何额外的设置? 3. 在 MCUXpresso IDE 中导入 SDK 26.09 示例是否存在任何已知问题?   任何指导都将不胜感激。   谢谢! Re: KW45B41Z-EVK BLE examples fail with NBU/rpmsg assertion while other examples work normally 你好,希望你一切都好。   从 SDK 版本 25.06 开始,无线板示例中已移除对 MCUXpresso IDE 的支持。我建议您继续使用MCUXpresso for VS Code进行开发。以下是一些可能对您有帮助的补充文档和指南: MCUXpresso for VS Code 26.09 文档 在运行任何 BLE 示例之前,必须先对 NBU 固件进行编程。对于 KW45B41Z-EVK 板,请使用带有 NBU 固件的已准备好的 SB 文件。NBU 已编程,其中包含已配置 NXP 密钥的签名映像。NXP 在熔丝中提供默认密钥(SB3KDK 和 RoTKTH)。与这些密钥相关的 *.sb3 文件包含在每个 SDK 的路径 \main\mcuxsdk\mcuxsdk\中间件\wireless\ble_controller\bin 下。 KW45 的 NBU 固件加载步骤包含在AN14796的第 6.1 节中。   此致, 索菲亚。
View full article
mimxrt1160_evk SDK v26.09 与 J-Link Ultra+ 不兼容 我正在使用NXP 1160开发板。我将 SDK 从 v26.06 升级到 v26.09,现在遇到了 j-link 无法调试代码(单步执行代码等)的问题。该应用程序可以对开发板进行编程,但调试失败(代码似乎在执行 main 函数之前就卡住了)。如果我重启电路板,新编写的代码就能运行。我使用的是 vscode mcuxpresso(不是旧版 Eclipse IDE)。 我尝试过很多方法。 我从 v26.09 SDK 导入了一个新的演示项目(但仍然无效),所以问题似乎不在我的项目中。 基于旧版 Eclipse 的 IDE。从 v26.09 版本导入了一个新应用程序,并且成功了。我能够顺利地单步执行代码。 在另一台计算机上全新安装 vscode mcuxpresso 和 sdk v26.09。无法调试。 回滚到 v26.06 SDK。调试功能恢复正常。 更改跳线以使用板编程器/调试器 CMSIS。这在 v26.09 版本中有效。 还有其他人遇到过类似问题吗?大家有什么想法,可以从哪些方面着手解决这个问题?我希望能够访问 v26.09 版本中的新 BLE edgefast 中间件。谢谢。 Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ 谢谢回复。我忘了提及这个重要的细节……我认为“hello world”演示应用程序没有使用QSPI闪存来存储代码。我也成功地让 SDK 26.09 运行了“hello world”演示应用程序。是那些需要编程到 QSPI 闪存的演示应用程序没有正常工作。您可以尝试运行 wifi_cli_cm7 或 wifi_setup_cm7,看看是否会失败(您不需要 wifi 模块 - 只需检查是否到达初始断点即可)?谢谢。 以下是尝试调试 wifi_setup_cm7 演示应用程序时生成的日志: Launching GDB: "C:\\Users\\xxxxxx\\.mcuxpressotools\\arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi\\bin\\arm-none-eabi-gdb.exe" -q --interpreter=mi2 IMPORTANT: Set "showDevDebugOutput": "raw" in "launch.json" to see all GDB transactions. Launching GDB server: "C:\\Program Files\\SEGGER\\JLink_V980\\JLinkGDBServerCL.exe" -SettingsFile "c:\\Work\\Git-projects\\evkmimxrt1160_wifi_setup_cm7\\flexspi_nor_debug\\JLink_evkmimxrt1160_wifi_setup_cm7_cm7.jlink" -nosilent -singlerun -endian little -noir -speed 4000 -port 2366 -vd -device MIMXRT1166xxx6_M7 -if SWD -reportuseraction -nogui -select usb=504501851 -halt -swoport 2368 -telnetport 2367 -jlinkscriptfile "C:/nxp/mimxrt1160_evk/mcuxsdk/examples/_boards/evkmimxrt1160/evkmimxrt1160_connect_cm4_cm7side.jlinkscript" Please check TERMINAL tab (GDB server console) for output from "C:\Program Files\SEGGER\JLink_V980\JLinkGDBServerCL.exe" Output radix now set to decimal 10, hex a, octal 12. Input radix now set to decimal 10, hex a, octal 12. 0x00223104 in ?? () Program stopped, probably due to a reset and/or halt issued by the debugger. Resetting target Executed SetRestartOnClose=1 Resetting target DEBUG [18]: Enqueuing request {"command":"disassemble","arguments":{"memoryReference":"0x300397E8","instructionCount":4,"resolveSymbols":true},"type":"request","seq":18} NOTE: The following memory regions were detected by using GDB command "info mem" and by invoking "objdump -h". This information is used to adjust bounds only when normal disassembly fails. ================================================================================ Using the following memory regions for disassembly: ================================================================================ Size VMA Start VMA End LMA Start LMA End Attributes ================================================================================ No memory information from GDB (or GDB server). ------------------------------------------------------------------------------ 00000200 30000400 30000600 -------- -------- (.flash_config) contents alloc load readonly data 00000030 30001000 30001030 -------- -------- (.ivt) contents alloc load readonly data 00000400 30002000 30002400 -------- -------- (.interrupts) contents alloc load readonly data 000ac1e0 30002400 300ae5e0 -------- -------- (.text) contents alloc load readonly code 000000a0 300ae5e0 300ae680 -------- -------- (.text.memcpy) contents alloc load readonly code 00000008 300ae680 300ae688 -------- -------- (.ARM) contents alloc load readonly data 00000004 300ae688 300ae68c -------- -------- (.init_array) contents alloc load data 00000004 300ae68c 300ae690 -------- -------- (.fini_array) contents alloc load data 00000cbc 20000000 20000cbc 300ae690 300af34c (.data) contents alloc load data 00019680 00000000 00019680 300af34c 300c89cc (.ram_function) contents alloc load readonly code 00000084 20000cbc 20000d40 300af34c 300af3d0 (.ncache) alloc 00025878 20000d40 200265b8 300af3e0 300d4c58 (.bss) alloc 0000f963 202c0000 202cf963 -------- -------- (.wlan_data) contents alloc load data 00000400 200265b8 200269b8 300d4c58 300d5058 (.heap) alloc 00000400 200269b8 20026db8 300d5058 300d5458 (.stack) alloc ================================================================================ DEBUG [18]: Dequeuing DEBUG: Executing "-data-disassemble -s 0x300397e8 -e 0x3003983c -- 5 84 bytes (__errno)" DEBUG: "data-disassemble -s 0x300397e8 -e 0x3003983c -- 5" => found $39 instructions. With source code: 0, without source code: 39. DEBUG: [18]: Elapsed time for disassembly request: 015 ms warning: could not convert 'main' from the host encoding (CP1252) to UTF-32. Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ 亲爱的@houe , 我已确认 SDK 26.09 中的默认 wifi_setup_cm7 示例在我这边也存在同样的调试问题。 可以通过从 mcuxsdk\examples\wifi_examples\wifi_setup\flexspi_nor_debug\runners.yaml 中删除以下行来解决此问题: - --tool-opt=-jlinkscriptfile C:/2609/mcuxsdk/mcuxsdk/examples/_boards/evkmimxrt1160/evkmimxrt1160_connect_cm4_cm7side.jlinkscript 移除此选项后,我可以正常调试示例:   作为对比,SDK 26.06 wifi_setup_cm7 示例的 runners.yaml 不包含此行: 请试一试。 顺祝商祺! 雪莉 Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ 感谢你彻底查清此事!非常感谢!
View full article
S32K118 Erase Flash Sector command address format Hello, the manual states that the Erase Flash Sector command requires a 24-bit erase address to be written. However, the starting address of the DFLASH is 0x1000_0000, and I couldn't find any instructions on writing a 24-bit address in the manual. Is there any special mapping involved? If I want to erase the sector at 0x1000_0000, what address should I write? Re: S32K118 Erase Flash Sector command address format Hello @TakanashiLika, FTFC->FCCOB[2] = 0x80; // Flash address [23:16] 0x1000_0000 FTFC->FCCOB[1] = 0x00; // Flash address [15:8] FTFC->FCCOB[1] = 0x00; // Flash address [7:0] Regards, Daniel Any support, information, and technology (“Materials”) provided by NXP are provided AS IS, without any warranty express or implied, and NXP disclaims all direct and indirect liability and damages in connection with the Material to the maximum extent permitted by the applicable law. NXP accepts no liability for any assistance with applications or product design. Materials may only be used in connection with NXP products. Any feedback provided to NXP regarding the Materials may be used by NXP without restriction.
View full article
mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ I am working with the NXP 1160 development board. I upgraded from sdk v26.06 to v26.09 and am now having difficulty getting j-link to be able to debug code (step through code etc.). The application does program the dev board, but debugging fails (code seems to lock up prior to hitting main). If I power cycle the board the newly programmed code does run. I am using vscode mcuxpresso (not legacy eclipse ide). I have tried a number of things. imported a new demo project from the v26.09 sdk (did not work either) so problem doesn't seem to be in my project. legacy eclipse based ide. Imported a new application from v26.09 and this did work. I was able to step through code fine. clean install of vscode mcuxpresso and sdk v26.09 on a separate computer. Was not able to debug. Revert to v26.06 sdk. Debugging works again. changed jumpers to use on board programmer/debugger CMSIS. This worked with v26.09. Has anyone else had similar issues? Any thoughts where to look to resolve this? I would like to gain access to the new BLE edgefast middleware in this v26.09 release. Thanks. Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ Thanks for the reply. I forgot to mention this important detail... I think the "hello world" demo application does not use QSPI flash for code. I too have been able to get the "hello world" demo app to work from SDK 26.09. It is the demo applications that program to QSPI flash that haven't worked. Could you try wifi_cli_cm7 or wifi_setup_cm7 and see if that fails (you don't need a wifi module - just check if you hit the initial break point)? Thanks. Below are the logs from trying to debug the wifi_setup_cm7 demo application: Launching GDB: "C:\\Users\\xxxxxx\\.mcuxpressotools\\arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi\\bin\\arm-none-eabi-gdb.exe" -q --interpreter=mi2 IMPORTANT: Set "showDevDebugOutput": "raw" in "launch.json" to see all GDB transactions. Launching GDB server: "C:\\Program Files\\SEGGER\\JLink_V980\\JLinkGDBServerCL.exe" -SettingsFile "c:\\Work\\Git-projects\\evkmimxrt1160_wifi_setup_cm7\\flexspi_nor_debug\\JLink_evkmimxrt1160_wifi_setup_cm7_cm7.jlink" -nosilent -singlerun -endian little -noir -speed 4000 -port 2366 -vd -device MIMXRT1166xxx6_M7 -if SWD -reportuseraction -nogui -select usb=504501851 -halt -swoport 2368 -telnetport 2367 -jlinkscriptfile "C:/nxp/mimxrt1160_evk/mcuxsdk/examples/_boards/evkmimxrt1160/evkmimxrt1160_connect_cm4_cm7side.jlinkscript" Please check TERMINAL tab (GDB server console) for output from "C:\Program Files\SEGGER\JLink_V980\JLinkGDBServerCL.exe" Output radix now set to decimal 10, hex a, octal 12. Input radix now set to decimal 10, hex a, octal 12. 0x00223104 in ?? () Program stopped, probably due to a reset and/or halt issued by the debugger. Resetting target Executed SetRestartOnClose=1 Resetting target DEBUG [18]: Enqueuing request {"command":"disassemble","arguments":{"memoryReference":"0x300397E8","instructionCount":4,"resolveSymbols":true},"type":"request","seq":18} NOTE: The following memory regions were detected by using GDB command "info mem" and by invoking "objdump -h". This information is used to adjust bounds only when normal disassembly fails. ================================================================================ Using the following memory regions for disassembly: ================================================================================ Size VMA Start VMA End LMA Start LMA End Attributes ================================================================================ No memory information from GDB (or GDB server). ------------------------------------------------------------------------------ 00000200 30000400 30000600 -------- -------- (.flash_config) contents alloc load readonly data 00000030 30001000 30001030 -------- -------- (.ivt) contents alloc load readonly data 00000400 30002000 30002400 -------- -------- (.interrupts) contents alloc load readonly data 000ac1e0 30002400 300ae5e0 -------- -------- (.text) contents alloc load readonly code 000000a0 300ae5e0 300ae680 -------- -------- (.text.memcpy) contents alloc load readonly code 00000008 300ae680 300ae688 -------- -------- (.ARM) contents alloc load readonly data 00000004 300ae688 300ae68c -------- -------- (.init_array) contents alloc load data 00000004 300ae68c 300ae690 -------- -------- (.fini_array) contents alloc load data 00000cbc 20000000 20000cbc 300ae690 300af34c (.data) contents alloc load data 00019680 00000000 00019680 300af34c 300c89cc (.ram_function) contents alloc load readonly code 00000084 20000cbc 20000d40 300af34c 300af3d0 (.ncache) alloc 00025878 20000d40 200265b8 300af3e0 300d4c58 (.bss) alloc 0000f963 202c0000 202cf963 -------- -------- (.wlan_data) contents alloc load data 00000400 200265b8 200269b8 300d4c58 300d5058 (.heap) alloc 00000400 200269b8 20026db8 300d5058 300d5458 (.stack) alloc ================================================================================ DEBUG [18]: Dequeuing DEBUG: Executing "-data-disassemble -s 0x300397e8 -e 0x3003983c -- 5 84 bytes (__errno)" DEBUG: "data-disassemble -s 0x300397e8 -e 0x3003983c -- 5" => found $39 instructions. With source code: 0, without source code: 39. DEBUG: [18]: Elapsed time for disassembly request: 015 ms warning: could not convert 'main' from the host encoding (CP1252) to UTF-32. Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ Dear @houe , I confirmed that the default wifi_setup_cm7 example in SDK 26.09 has the same debug issue on my side. The issue can be worked around by removing the following line from mcuxsdk\examples\wifi_examples\wifi_setup\flexspi_nor_debug\runners.yaml : - --tool-opt=-jlinkscriptfile C:/2609/mcuxsdk/mcuxsdk/examples/_boards/evkmimxrt1160/evkmimxrt1160_connect_cm4_cm7side.jlinkscript After removing this option, I can debug the example normally:   For comparison, the runners.yaml for the SDK 26.06 wifi_setup_cm7 example does not include this line:  Please try it. Best Regards, Shelly Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ Thanks for getting to the bottom of this! Much appreciated!
View full article
Lisence missing Hi: My license of S32 Design Studio for S32 DS for ARM v.2.2 is about to expire. Could you help check and extend it for me? Activation code: 7FC9-0FD2-6345-A5F8 Thanks. Re: Lisence missing Hi,  your S32DS license has been extended. Please activate S32DS again with your old code. 
View full article
如何实现 NCF[5] 推荐的恢复机制 我目前正在配置 FCCU,并尝试根据 NXP 故障映射文档(中断后由 SBC 发起的 POR 恢复在中断服务例程中启动)实现针对故障 NCF[4] 的推荐恢复机制。 我正在使用S32K312微控制器和FS65单板计算机。请问是否可以通过控制器向FS65单板计算机发送SPI命令进行软件RESET,以重新初始化所有电源轨?如果可以,能否提供正确的实现方法? 我尝试启用 SBC_FS65_FS_SF_OUTPUT_REQUEST_ADDR 寄存器中的 rstb 位,但我没有观察到 SBC 复位。 请告知如何正确实施此恢复机制。 BR Sandeep Singh   Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 嗨,彼得, 上述恢复机制已记录在 NXP 的故障图文档中,该文档附于 S32K3 参考手册(修订版 8,2024 年 1 月)。 此外,由于我们这里使用的电源是由 SBC FS65 构建的,用于给 MCU 供电,因此单独 RESET MCU 并不能稳定 SBC 产生的电源。 此致, 桑迪普·辛格 Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 你好, 我对这个建议有点困惑。 中断后,SBC 发起的 POR 恢复在中断服务例程中启动。 我认为这种推荐的恢复机制在技术上似乎行不通。 NCF[4] 表示电压监测故障,包括影响 MCU 内核供电的违规行为。一旦内核电压超出其有效工作范围,就不能再保证内核、闪存访问、SRAM 访问以及中断服务例程本身的正确执行。因此,依靠 ISR 与 SBC 建立 SPI 通信并启动恢复并不能提供可靠的功能安全响应。 此类故障应通过硬件功能安全路径进行处理: PMC → FCCU → MC_RGM → RESET 这对应于 R3 FCCU 反应,该反应完全基于硬件,无需依赖软件执行即可启动芯片功能 RESET。S32K3 功能安全手册对 R3 故障的这种行为进行了详细描述。 除非存在未记录的机制或有保证的早期预警电压阈值,明确保证 MCU 对整个 ISR 和 SPI 事务的有效执行,否则从架构或功能安全的角度来看,所提出的基于中断的恢复是不合理的。 请提供确切的文档和版本说明,说明如何通过中断处理 NCF[4],然后由 SBC 发起 POR,以及在电压违规后保证有效软件执行的架构假设? 在这个问题得到澄清之前,我不建议通过中断来实现恢复。 顺祝商祺! Peter Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 你好, 上述恢复机制已记录在 NXP 的故障图文档中,该文档附于 S32K3 参考手册(修订版 8,2024 年 1 月)。 好的,这只是个建议。我绝不会在功能安全关键系统中使用它。 此外,由于我们这里使用的电源是由 SBC FS65 构建的,用于给 MCU 供电,因此单独重置 MCU 并不能稳定 SBC 产生的电源。 它不会稳定下来,但重置后MCU将进入安全状态。因此,不会执行任何可能被损坏的指令。 如果电源中出现一次性事件(例如由于屏蔽不良导致的电感),则 SBC 仍会向 MCU 提供正确的电压,但 MCU 的执行会受到影响。因此,从中断调用 RESET 对我来说毫无意义。 更新: 好的,我正在就这个问题咨询功能安全团队。 当出现过电压或低功率轨上的低电压警告时,会调用 NCF[4]。 如果电压下降,则会执行上电复位 (POR)。 低压检测 (LVD) > 警告 > 中断 LVR(低电压RESET)-> POR HVD > 通知 > FCCU NCF4 过电压/通止故障通过 FCCU NCF4 传播。 低压检测 是一种早期预警通知。 LVR 完全绕过 FCCU,直接进入 POR。 顺祝商祺! Peter Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 1. MCU 上电复位 (POR) 在低电压和高电压条件下是否都会发生? 2. 如果 SBC 无法正常产生电压,是否有恢复 SBC 的配置?
View full article
LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE Hi NXP team, We are seeing an intermittent NVMe probe failure on our LS1046A-based boards. SoC: LS1046A Kernel: Linux 6.6.52 U-Boot: 2022.04 NVMe: ATP I-Temp. NVMe M.2 2242 SSD NVMe FW: W1207A1 Connection: LS1046A PCIe3, pcie@3600000 Link: PCIe Gen3 x2 Linux BDF: 0002:01:00.0 U-Boot can consistently detect the NVMe, list its filesystem, and load the kernel, initramfs, and FDT. Linux occasionally fails during NVMe probe: [ 5.419777] could not locate request for tag 0x0 [ 5.424399] nvme nvme0: invalid id 0 completed on queue 0 [ 66.527417] nvme nvme0: I/O 17 QID 0 timeout, disable controller [ 66.529448] nvme nvme0: Device not ready; aborting shutdown, CSTS=0x1 [ 66.542612] nvme: probe of 0002:01:00.0 failed with error -4 The timed-out request tag is not constant. We have seen both I/O 17 QID 0 and I/O 21 QID 0, but the invalid completion always reports CID/tag 0 on Admin Queue 0. ASPM and APST are disabled: nvme_core.default_ps_max_latency_us=0 nvme_core.apst=0 pcie_aspm=off Any guidance would be appreciated. Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE Hello, Fix Options Option 1 — Preferred: Patch U-Boot to set PCIe snoop bits in SCFG (correct fix) In your U-Boot board init code (e.g. board/freescale/ls1046ardb/ls1046ardb.c or equivalent), ensure the SCFG SNPCNFGCR register enables PCIe read/write snooping. The LS1046A Reference Manual defines these bits; the relevant additions are: #include /* In board_init() or equivalent early init: */ struct ccsr_scfg *scfg = (struct ccsr_scfg *)CONFIG_SYS_FSL_SCFG_ADDR; /* Enable PCIe, SATA, USB, eDMA snooping */ setbits_be32(&scfg->snpcnfgcr, SCFG_SNPCNFGCR_SECRDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SECWRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SATARDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SATAWRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB1RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB1WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB2RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB2WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB3RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB3WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_EDMASNP);   The LS1046A CCI-400 interconnect requires these bits to be set so that PCIe master reads/writes participate in cache coherency. Once set, the NVMe DMA controller will snoop the ARM caches, and Linux's dma-coherent mappings will be correct. Strongly consider upgrading U-Boot to 2024.01 or later — NXP Layerscape U-Boot has accumulated several PCIe/coherency fixes since 2022.04. Option 2 — Fallback: Override DTS to mark PCIe3 as non-coherent If you cannot change U-Boot right now, override the PCIe3 node in your board DTS to explicitly mark it non-coherent. This reverts to the pre-6.1 behaviour with software cache maintenance: /* In your board .dts (e.g. fsl-ls1046a-yourboard.dts) */ &pcie3 { /* pcie@3600000 */ /delete-property/ dma-coherent; };   This forces Linux to use non-cacheable DMA mappings and perform explicit cache flushes, at the cost of some throughput. It is a valid workaround while you fix U-Boot. The Layerscape PCIe DT binding documentation explicitly notes that dma-coherent requires the hardware IP to guarantee coherency — it should not be set if the SoC interconnect snooping bits are not programmed. Option 3 — Secondary: Ensure proper NVMe shutdown in U-Boot before handoff U-Boot 2022.04's NVMe driver may not issue a graceful NVMe shutdown ( CC.SHN = 01b , wait for CSTS.SHST = 10b ) before jumping to Linux. This leaves the controller in CSTS.RDY=1 with potentially stale Admin Queue state. Linux resets the controller (CC.EN = 0 → 1), but if the DMA coherency issue is also present, the reset may not drain the stale completion reliably. After fixing coherency, if intermittent failures persist, add an explicit NVMe shutdown to your U-Boot boot script or board code before booti / bootm . Alternatively, the Linux NVMe driver already handles a controller that is pre-enabled (it resets it via nvme_disable_ctrl() ), so this is lower priority than Option 1. Regards Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE thanks for option 1,  the proposed SNPCNFGCR mask contains SEC, SATA, USB and eDMA snoop bits, but no PCIe1/2/3 snoop bits.   Could you please identify the exact bit(s) in SNPCNFGCR that control PCIe3 snooping on LS1046A?   According to an earlier NXP Community response, PCIe snooping is controlled by the PCIe No Snoop TLP attribute rather than SNPCNFGCR. Could you clarify how the proposed mask makes NVMe DMA through pcie@3600000 coherent?   see the earlier NXP link: https://community.nxp.com/t5/Layerscape/Does-LS1046A-support-DMA-and-Cache-coherency/m-p/1416557   https://community.nxp.com/t5/QorIQ/PCIe-and-data-cache-on-LS1046A/m-p/1053625   Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE thanks a lot for the detailed explaination. below is the PCI info at our boards root@E7-2:~# lspci 0000:00:00.0 PCI bridge: Freescale Semiconductor Inc Device 81c0 (rev 10) 0000:01:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries Device 6866 (rev a0) 0001:00:00.0 PCI bridge: Freescale Semiconductor Inc Device 81c0 (rev 10) 0002:00:00.0 PCI bridge: Freescale Semiconductor Inc Device 81c0 (rev 10) 0002:01:00.0 Non-Volatile memory controller: ATP ELECTRONICS INC Device 0d0b (rev 03) and the NVME endpoint PCIe Device Control register  root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 78.w 201f root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 CAP_EXP+8.w 201f it looks the no-snoop field is cleared for the endpoint. Anything else needs to be checked? very appreciated for the help. Regards Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE Hello, SNPCNFGCR has no bit(s) that control PCIe3 snooping on LS1046A. PCIe coherency is determined by the PCIe No Snoop TLP attribute, not this register. If the proposed mask is the commonly referenced: 0xc0f3e000 it sets only: Bits Function 31:30 SEC read/write snoop 23:22 SATA read/write snoop 21:20 USB1 read/write snoop 17 eDMA snoop 16:15 USB2 read/write snoop 14:13 USB3 read/write snoop     The EDMASNP bit is for eDMA, not PCIe DMA. Thus, this mask cannot by itself make NVMe DMA through pcie@3600000 coherent. For the NVMe path: NVMe is the PCIe endpoint and initiates inbound Memory Write TLPs into LS1046A DDR. Those TLPs must have No Snoop = 0 for hardware snooping/coherency. Check the NVMe endpoint’s PCIe Device Control register, not merely the LS1046A root port. Its Enable No Snoop field is at CAP_EXP+0x08 , bit 11 ( 0x0800 ). Clearing it prevents the endpoint from issuing No-Snoop transactions.   The LS1046A’s PCIe inbound/CCI/SMMU configuration must also route the transaction through the coherent path. NXP states that inbound PCIe coherency is handled by the host coherency setup/SMMU rather than SNPCNFGCR .   Therefore, dma-coherent in the device tree is a software declaration, not the hardware switch that enables PCIe snooping. It is valid only when the PCIe/CCI/SMMU and endpoint No-Snoop settings have already been configured consistently. Regards   Regards Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE We checked the complete board DTS. The board DTS "odin-maroon.dts" includes the base fsl-ls1046a.dtsi which defines dma-coherent on the soc node, see below. However, the odin-maroon.dts explicitly removes it, see below: &soc { /delete-property/ dma-coherent; pcie@3400000 { /delete-property/ iommu-map; }; pcie@3500000 { /delete-property/ iommu-map; }; pcie@3600000 { /delete-property/ iommu-map; }; /delete-node/ iommu@9000000; }; The board DTS then adds dma-coherent back to many selected devices, but not to pcie1, pcie2, or pcie3. Therefore, PCIe3/NVMe is currently expected to operate as a non-coherent DMA device, without SMMU translation. We also confirmed that the ATP NVMe endpoint reports NoSnoop-, so its Device Control No Snoop Enable bit is clear. root@E7-2:~# lspci -s 0002:01:00.0 0002:01:00.0 Non-Volatile memory controller: ATP ELECTRONICS INC Device 0d0b (rev 03) root@E7-2:~# lspci -vvv -s 0002:01:00.0|grep -i snoop Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- FLReset- Max snoop latency: 0ns Max no snoop latency: 0ns root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 CAP_EXP+8.w 201f root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 78.w 201f Could you please confirm: 1. On LS1046A, can PCIe3 inbound Memory Write TLPs with No Snoop=0 remain hardware coherent when iommu-map and the SMMU node are removed? 2. Should we add dma-coherent specifically to pcie3: &pcie3 { dma-coherent; }; while keeping iommu-map and SMMU removed? 3. Or does PCIe3 hardware coherency require restoring the SMMU node and iommu-map? Does PCIe3 require SMMU to reach the coherent path, or can the inbound window route directly to coherent DDR? 4. What registers can we dump to verify whether PCIe3 inbound DMA transactions are using the coherent path? thanks Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE Hi , We completed an additional A/B validation for the intermittent NVMe probe failure. We added `dma-coherent` specifically to the PCIe3 node connected to the NVMe SSD: pcie@3600000 { dma-coherent; }; The runtime DTB confirms the property is present: /sys/firmware/devicetree/base/soc/pcie@3600000/dma-coherent Linux now reports `dev_is_dma_coherent() = 1` for the NVMe endpoint. The endpoint PCIe Device Control register remains `0x201f`, so Enable No Snoop (bit 11) is clear. root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 CAP_EXP+8.w 201f After this change, we completed more than 600 consecutive reboot cycles without reproducing the NVMe probe failure. Before the change, Linux reported `dev_is_dma_coherent() = 0`, and the failure could be reproduced intermittently during NVMe Admin Queue initialization. This result strongly suggests that the PCIe3/NVMe DMA coherency configuration was involved. Regards
View full article
Best Personal Data Removal Services 2026: Top 5 Ranked After 6-Month Independent Testing The Bottom Line After spending the last 6 months rigorously testing the top platforms, here is my definitive take on the best personal data removal services in 2026: The Elite Choice: DeleteMe Unmatched human-led support, the largest broker network (750+), and guaranteed long-term suppression. Best for those who want the absolute highest quality. The Automation King: Incogni The best value for fully automated, hands-off data removal with strong global legal backing (GDPR/CCPA). Over the past two years, I’ve wasted time and money on various data removal platforms. My information would disappear for a few weeks, only to magically reappear on people-search sites. It was frustrating and felt entirely pointless. Then I decided to conduct a proper 6-month independent test of the top contenders. I can now confidently say that finding the best data removal services comes down to one critical factor: continuous re-monitoring. Here is exactly what makes the top 5 platforms stand out from the crowd. Top 5 Best Personal Data Removal Services (Ranked) 1. DeleteMe (The Elite Standard) Why it wins: Unlike basic services that do a one-time cleanup, DeleteMe continuously monitors and re-removes your information. When automated requests fail, real human privacy professionals step in to deal with stubborn data brokers. They cover a massive 750+ brokers and provide detailed quarterly reports so you can actually see where your data was found and removed. 2. Incogni (Best Full Automation) Why it wins: Created by the Surfshark team, this is the ultimate "set it and forget it" solution. It automates GDPR and CCPA requests to 180+ brokers. It lacks human support for edge cases, but for the price (~$6.49/mo), the automation depth is unbeatable. 3. Optery (Best for Transparency) Why it wins: Optery is the only service I tested that provides screenshot-based proof of every single removal. At ~$3.99/mo, it is the cheapest, though its follow-up aggressiveness doesn't quite match DeleteMe or Incogni. 4. Aura (Best All-in-One Bundle) Why it wins: Great for families who want to consolidate their digital security. It bundles data removal with antivirus, a VPN, and credit monitoring. However, its dedicated broker database is smaller (~100+ sites), making it less ideal if pure data removal is your only goal. 5. Privacy Bee (Best for Power Users) Why it wins: Offers granular, surgical control over your digital footprint. You can prioritize specific broker categories and configure custom schedules. At ~$14.99/mo, it is expensive and complex, but unmatched for privacy enthusiasts. Why Data Removal Is No Longer Optional in 2026 The digital privacy landscape has shifted dramatically. Your personal information — home addresses, phone numbers, family details — has evolved from a minor annoyance that fueled spam mail into critical infrastructure for AI-powered fraud. A decade ago, the worst a data broker could do was sell your profile to a telemarketer. Today, that same biographical dataset becomes a blueprint for voice cloning and deepfake identity theft. In 2026, finding the best personal data removal services is a direct prerequisite for personal security, not just a preference. The Data Resurgence Cycle: Why One-Time Opt-Outs Fail The most dangerous misconception in digital privacy is that submitting one opt-out request solves the problem permanently. It doesn't. Data broker platforms are specifically engineered to continuously re-scrape public records. Even after a successful removal, their automated crawlers frequently pull your data back within 60 to 90 days. We call this pattern the Data Resurgence Cycle, and it's the exact reason why top-tier data removal platforms focus on ongoing automated monitoring rather than one-time sweeps. Continuous suppression is the only defense that actually holds. Frequently Asked Questions (Based on Real-World Testing) Do data removal services actually work? Yes, but only if they include continuous re-monitoring. Data brokers re-scrape public records every 60 to 90 days (the Data Resurgence Cycle). One-time cleanup requests are completely ineffective. Services like DeleteMe and Incogni automate the entire ongoing suppression cycle, which my 6-month test confirmed actually works. How much does a data removal service cost? Premium services typically range from $3.99 to $14.99 per month on annual plans. DeleteMe is $10.75/mo, Incogni is $6.49/mo, and Optery starts at $3.99/mo. You generally get what you pay for in terms of broker coverage and support. Is it worth it to pay someone to have your data removed from data brokers? Absolutely. Manual removal is free, but it requires hours of work and must be repeated every 3–4 months. Paying a service saves you dozens of hours and provides legal backing (CCPA/GDPR) and continuous monitoring that you simply cannot achieve on your own. Which is better, Cloaked or DeleteMe? DeleteMe is the stronger choice. It has been operating since 2010, covers 750+ brokers, and employs human experts to handle difficult edge cases. Cloaked is a newer entrant with less established coverage and fewer verified long-term results. Which is better, DeleteMe or Aura? If your primary goal is comprehensive data removal, DeleteMe is significantly better due to its massive 750+ broker network and human support. Aura is only better if you specifically want an all-in-one bundle that includes a VPN and antivirus alongside basic removal. Is there a free data removal service available? Yes, you can manually opt-out of major sites like Spokeo, Whitepages, and BeenVerified for free. However, this is highly time-consuming, requires constant repetition, and misses hundreds of smaller brokers. A paid service is a highly practical upgrade for ongoing protection. Can data brokers sell your SSN? While reputable brokers claim not to sell full Social Security Numbers, they do sell the surrounding data (name, address, phone, relatives) that can be easily combined with leaked databases to facilitate identity theft. This is why comprehensive removal is critical. What is the best data removal company? Based on 6 months of independent testing, DeleteMe is the best overall company for quality, coverage, and human support. Incogni is the best company for budget-conscious users who want full automation. The data broker economy is relentless. If you are tired of seeing your personal information everywhere online and want a solution that actually works long-term, I highly recommend starting with DeleteMe for elite protection, or Incogni if you prefer a fully automated, budget-friendly approach.
View full article
2026年最佳个人数据清除服务:经过6个月独立测试,评选出前5名 底线 经过过去 6 个月对各大平台的严格测试,以下是我对 2026 年最佳个人数据删除服务的最终评价: 精英之选: DeleteMe提供无与伦比的人工支持、最大的经纪人网络(750+)以及长期压制的保证。最适合追求绝对最高品质的人士。 自动化之王: Incogni提供全自动、无需人工干预的数据删除方案,并拥有强大的全球法律支持(GDPR/CCPA),性价比最高。 过去两年,我在各种数据删除平台上浪费了时间和金钱。我的信息会消失几周,然后又神奇地出现在人员搜索网站上。这令人沮丧,而且感觉完全没有意义。 然后我决定对最优秀的竞争者进行为期 6 个月的独立测试。我现在可以自信地说,找到最好的数据清除服务取决于一个关键因素:持续的重新监控。以下是排名前五的平台脱颖而出的具体原因。 排名前五的个人数据清除服务 1. DeleteMe(精英标准版) 胜出原因:与只进行一次性清理的基本服务不同,DeleteMe 会持续监测并重新删除您的信息。当自动化请求失败时,真正的隐私专家会介入处理顽固的数据经纪人。他们覆盖了超过 750 家经纪商,并提供详细的季度报告,因此您可以清楚地看到您的数据在哪里被发现和删除。 2. Incogni(最佳全自动) 获胜理由:由 Surfshark 团队打造,这是终极的“设置好就不用管了”的解决方案。它可自动向 180 多家经纪商发送 GDPR 和 CCPA 请求。虽然它缺乏对极端情况的人工支持,但就其价格(每月约 6.49 美元)而言,其自动化程度是无与伦比的。 3. Optery(透明度最佳) 胜出原因:Optery 是我测试过的唯一一家能够提供每次移除过程截图证明的服务。虽然每月只需 3.99 美元左右,它是最便宜的,但它的后续删除力度不如 DeleteMe 或 Incogni。 4. Aura(最佳全能套装) 获胜理由:非常适合想要整合数字网络安全的家庭。它将数据清除与防病毒、VPN 和信用监控捆绑在一起。然而,它的专用的经纪商数据库较小(约 100 多个站点),因此如果您的唯一目标是纯粹的数据删除,则它不太理想。 5. Privacy Bee(高级用户最佳选择) 胜出原因:可对您的数字足迹进行精细、精准的控制。您可以优先处理特定经纪人类别,并配置自定义日程安排。虽然每月费用约为 14.99 美元,价格昂贵且操作复杂,但对于注重隐私的用户来说,它是无与伦比的。 为什么到2026年数据删除不再是可选的? 数字隐私格局已发生巨大变化。您的个人信息——家庭住址、电话号码、家庭成员信息——已经从助长垃圾邮件的轻微烦恼演变为人工智能驱动的欺诈的关键基础设施。十年前,数据经纪人最多只能把你的我的卖给电话推销员。如今,同样的个人信息数据集却成了语音克隆和深度伪造身份盗窃的蓝图。到 2026 年,找到最好的个人数据删除服务是个人网络安全的直接前提,而不仅仅是一种选择。 数据复兴周期:一次性选择退出为何会失败 数字隐私方面最危险的误解是,提交一次退出请求就能永久解决问题。并非如此。数据经纪平台经过专门设计,可以不断地重新抓取公共记录。即使成功删除,他们的自动爬虫程序也经常会在 60 到 90 天内重新拉取您的数据。我们将这种模式称为数据复苏周期,而这正是顶级数据清除平台专注于持续自动监控而不是一次性清理的原因。持续压制是唯一真正有效的防御手段。 常见问题解答(基于实际测试) 数据删除服务真的有效吗? 是的,但前提是它们包含持续的再监测。数据经纪商每隔 60 到 90 天重新抓取公共记录(数据复苏周期)。一次性清理请求完全无效。DeleteMe 和 Incogni 等服务可以自动执行整个持续的屏蔽周期,我经过 6 个月的测试证实,这些服务确实有效。 数据清除服务费用是多少? 高级服务按年付费的价格通常为每月 3.99 美元至 14.99 美元。DeleteMe 的价格是每月 10.75 美元。Incogni 的价格为每月 6.49 美元,Optery 的起价为每月 3.99 美元。一般来说,经纪人的服务范围和支持与你的付费程度成正比。 花钱请人从数据经纪商那里删除你的数据值得吗? 绝对地。人工清除是免费的,但需要花费数小时,并且必须每 3-4 个月重复一次。付费服务可以为您节省数十小时,并提供法律支持(CCPA/GDPR)和持续监控,这些都是您自己无法实现的。 Cloaked 和 DeleteMe 哪个更好? DeleteMe 是更好的选择。该公司自 2010 年开始运营,覆盖 750 多家经纪商,并聘请专家处理棘手的极端案例。Cloaked 是一个较新的竞争者,其覆盖范围较小,且经过验证的长期结果也较少。 DeleteMe 和 Aura 哪个更好? 如果你的主要目标是彻底删除数据,那么 DeleteMe 凭借其庞大的 750 多个代理商网络和人工支持,无疑是更好的选择。如果您特别想要一个包含 VPN 和杀毒软件以及基本清除功能的全功能套装,那么 Aura 才是更好的选择。 是否有免费的数据清除服务? 是的,您可以手动免费选择退出 Spokeo、Whitepages 和 BeenVerified 等主要网站。然而,这非常耗时,需要不断重复,而且会遗漏数百家小型经纪商。付费服务是持续保护的一种非常实用的升级方式。 数据经纪商可以出售你的社会安全号码吗? 虽然信誉良好的经纪人声称不出售完整的社会安全号码,但他们确实出售周围的数据(姓名、地址、电话、亲属),这些数据很容易与泄露的数据库结合起来,从而导致身份盗窃。因此,彻底清除病菌至关重要。 哪家数据清除公司最好? 经过 6 个月的独立测试,DeleteMe 在质量、覆盖范围和人工支持方面都是综合表现最佳的公司。对于预算有限且希望实现完全自动化的用户来说,Incogni 是最佳选择。 数据经纪商的经济活动永无止境。如果您厌倦了在网络上到处看到自己的个人信息,并且想要一个真正有效的长期解决方案,我强烈建议您从 DeleteMe 开始,以获得顶级保护;如果您更喜欢全自动、经济实惠的方法,则可以选择 Incogni。
View full article
LS1046A Linux 6.6.52 NVMeプローブの失敗で無効な管理者CQEが発生します こんにちは、NXPチームの皆様、 弊社では、LS1046Aベースのボードにおいて、NVMeプローブの断続的な障害が発生していることを確認しております。 SoC: LS1046A Kernel: Linux 6.6.52 U-Boot: 2022.04 NVMe: ATP I-Temp. NVMe M.2 2242 SSD NVMe FW: W1207A1 Connection: LS1046A PCIe3, pcie@3600000 Link: PCIe Gen3 x2 Linux BDF: 0002:01:00.0 U-BootはNVMeを一貫して検出し、そのファイルシステムを一覧表示し、カーネル、initramfs、FDTを読み込みます。LinuxはNVMeプローブ中に時折失敗します: [ 5.419777] could not locate request for tag 0x0 [ 5.424399] nvme nvme0: invalid id 0 completed on queue 0 [ 66.527417] nvme nvme0: I/O 17 QID 0 timeout, disable controller [ 66.529448] nvme nvme0: Device not ready; aborting shutdown, CSTS=0x1 [ 66.542612] nvme: probe of 0002:01:00.0 failed with error -4 タイムアウトしたリクエストのタグは一定ではありません。I/O 17 QID 0 と I/O 21 QID 0 の両方を確認しましたが、無効な完了は常に管理キュー 0 の CID/タグ 0 を報告します。 ASPMとAPSTは無効になっています。 nvme_core.default_ps_max_latency_us=0 nvme_core.apst=0 pcie_aspm=off 何かアドバイスをいただければ幸いです。 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE こんにちは、 修正オプション オプション1 — 推奨:U-Bootにパッチを適用してSCFG内のPCIeスヌープビットを設定する(正しい修正方法) U-Boot ボード初期化コード (例: board/freescale/ls1046ardb/ls1046ardb.c または同等のもの) で、SCFG SNPCNFGCR レジスタが PCIe の読み書きスヌーピングを有効にしていることを確認してください。LS1046Aリファレンスマニュアルはこれらのビットを定義しています。関連する追加事項は以下の通りです。 #include /* In board_init() or equivalent early init: */ struct ccsr_scfg *scfg = (struct ccsr_scfg *)CONFIG_SYS_FSL_SCFG_ADDR; /* Enable PCIe, SATA, USB, eDMA snooping */ setbits_be32(&scfg->snpcnfgcr, SCFG_SNPCNFGCR_SECRDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SECWRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SATARDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_SATAWRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB1RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB1WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB2RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB2WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB3RDSNP | SCFG_SNPCNFGCR_USB3WRSNP | SCFG_SNPCNFGCR_EDMASNP);   LS1046A CCI-400インターコネクトでは、これらのビットを設定してPCIeマスターの読み書きがキャッシュの整合性に参加する必要があります。設定が完了すると、NVMe DMAコントローラがArmキャッシュをスヌープし、Linuxの dma-coherent マッピングが正確になります。 U-Bootを2024.01以降にアップグレードすることを強くお勧めします。NXP Layerscape U-Bootは、2022.04以降、PCIe/コヒーレンシーに関する修正を多数蓄積しています。 オプション2 — フォールバック:DTSをオーバーライドしてPCIe3を非コヒーレントとしてマークする もし今すぐU-Bootを変更できない場合は、基板のDTS内のPCIe3ノードを上書きして、明示的に非整合性をマークしてください。これはソフトウェアキャッシュの保守を伴う6.1以前の動作に戻ります: /* In your board .dts (e.g. fsl-ls1046a-yourboard.dts) */ &pcie3 { /* pcie@3600000 */ /delete-property/ dma-coherent; };   これによりLinuxはキャッシュできないDMAマッピングを使用し、明示的なキャッシュフラッシュを行う必要があり、その代償としてスループットは低下します。U-Bootを修正するまでの間、これは有効な回避策です。 Layerscape PCIe DTバインディングのドキュメントには、 dma-coherent 一貫性を保証するためにハードウェアIPが必要であると明記されており、SoCインターコネクトのスヌーピングビットがプログラムされていない場合は設定すべきではありません。 オプション3 - セカンダリ:ハンドオフ前にU-BootでNVMeが適切にシャットダウンされていることを確認する U-Boot 2022.04 のNVMeドライバはLinuxに移行する前に優雅なNVMeシャットダウンを出さないことがあります( CC.SHN = 01b 、 CSTS.SHST = 10b を待ってください)。これにより、コントローラが CSTS.RDY=1 に残り、管理キューの状態が古くなる可能性があります。Linuxはコントローラをリセットします(CC.EN = 0 → 1)が、DMAの整合性の問題も存在すると、リセットで古い補完が確実に排水されないことがあります。 一貫性を修正した後も断続的な障害が続く場合は、 booti / bootm の前に、U-Boot ブート スクリプトまたはボード コードに明示的な NVMe シャットダウンを追加してください。あるいは、Linux NVMeドライバがすでにプリインストール済みのコントローラを処理している( nvme_disable_ctrl() でリセットされるため)、これはオプション1より優先度が低いです。 よろしくお願いします。 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE 詳しい説明をありがとうございました。 以下は、当社の掲示板におけるPCI情報です。 root@E7-2:~# lspci 0000:00:00.0PCIブリッジ:Freescale Semiconductor Inc製デバイス81c0(リビジョン10) 0000:01:00.0イーサネットコントローラ:Broadcom Inc.およびその子会社 デバイス6866(rev a0) 0001:00:00.0PCIブリッジ:Freescale Semiconductor Inc製デバイス81c0(リビジョン10) 0002:00:00.0PCIブリッジ:Freescale Semiconductor Inc製デバイス81c0(リビジョン10) 0002:01:00.0不揮発性メモリコントローラ:ATP Electronics Inc デバイス 0d0b(rev 03) NVMEエンドポイントPCIeデバイス制御レジスタ root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 78.w 201f root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0CAP_EXP+8.w 201f エンドポイントのno-snoopフィールドがクリアされているようです。 他に確認すべき事項はありますか?ご協力いただき、大変感謝しております。 よろしくお願いします。 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE よろしくお願いします。 オプション1の場合、提案されているSNPCNFGCRマスクにはSEC、SATA、USB、およびeDMAが含まれます。 スヌープビットはありますが、PCIe1/2/3のスヌープビットはありません。   SNPCNFGCRで制御している正確なビットを教えていただけますか LS1046AでPCIe3による盗聴が行われている?   以前のNXPコミュニティの回答によると、PCIeスヌーピングは SNPCNFGCRではなく、PCIe No Snoop TLP属性によって制御されます。 提案されたマスクがどのようにしてNVMe DMAを通過させるのか、もう少し詳しく教えていただけますか pcie@3600000 コヒーレント?   以前のNXPのリンクを参照してください。 https://community.nxp.com/t5/Layerscape/Does-LS1046A-support-DMA-and-Cache-coherency/mp/1416557   https://community.nxp.com/t5/QorIQ/PCIe-and-data-cache-on-LS1046A/m-p/1053625   Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE こんにちは、 SNPCNFGCR は、LS1046A上のPCIe3スヌーピングを制御するビットは存在しません。PCIeのコヒーレンシは、このレジスタではなく、PCIe No Snoop TLP属性によって決定されます。 提案されたマスクが一般的に参照されているものである場合: 0xc0f3e000 設定するのは以下のみです。 ビット 機能 31:30 SECの読み書きスヌープ 23:22 SATA読み書きスヌープ 21:20 USB1 読み書きスヌープ 17 eDMAスヌープ 16:15 USB2 読み書きスヌープ 14:13 USB3 読み書きスヌープ     EDMASNP ビットはeDMA用であり、PCIe DMA用ではありません。したがって、このマスクだけではNVMe DMAを pcie@3600000 整合性にすることはできません。 NVMeパスの場合: NVMeはPCIeエンドポイントであり、LS1046A DDRへの受信メモリ書き込みTLPを開始します。 これらのTLPは、ハードウェアスヌーピング/コヒーレンシのためにNo Snoop = 0に設定する必要があります。 LS1046Aのルートポートだけでなく、 NVMeエンドポイントのPCIeデバイス制御レジスタも確認してください。その Enable No Snoop フィールドは CAP_EXP+0x08 、ビット11( 0x0800 )にあります。これをクリアすると、エンドポイントがスヌープ禁止トランザクションを発行できなくなります。   LS1046AのPCIeインバウンド/CCI/SMMU構成では、トランザクションをコヒーレントパス経由でルーティングする必要があります。NXPは、受信PCIeコヒーレンシーは SNPCNFGCR ではなく、ホストコヒーレンシー設定/SMMUによって処理されると述べています。   したがって、デバイスツリー内の dma-coherent は ソフトウェア宣言であり、PCIeスヌーピングを可能にするハードウェアスイッチではありません。これは、PCIe/CCI/SMMUおよびエンドポイントのNo-Snoop設定が既に一貫して構成されている場合にのみ有効です。 よろしくお願いします。   よろしくお願いします。 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE DTSボード全体を点検しました。 ボード DTS "odin-maroon.dts"以下に示すように、socノード上でdma-coherentを定義するベースファイルfsl-ls1046a.dtsiが含まれています。 しかし、odin-maroon.dts では明示的に削除されています。以下を参照してください。 &soc { /delete-property/ dma-coherent; pcie@3400000 { /delete-property/ iommu-map; }; pcie@3500000 { /delete-property/ iommu-map; }; pcie@3600000 { /delete-property/ iommu-map; }; /delete-node/ iommu@9000000; }; ボードのDTSは、選択された多くのデバイスにDMAコヒーレント機能を追加しますが、pcie1、pcie2、またはpcie3には追加しません。 したがって、PCIe3/NVMeは現在、SMMU変換を行わない非コヒーレントDMAデバイスとして動作することが想定されている。 また、ATP NVMeエンドポイントがNoSnoop-を報告していることも確認したので、Device Control No Snoop Enableビットはクリアです。 root@E7-2:~# lspci -s 0002:01:00.0 0002:01:00.0 Non-Volatile memory controller: ATP ELECTRONICS INC Device 0d0b (rev 03) root@E7-2:~# lspci -vvv -s 0002:01:00.0|grep -i snoop Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- FLReset- Max snoop latency: 0ns Max no snoop latency: 0ns root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 CAP_EXP+8.w 201f root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 78.w 201f 確認いただけますか: 1. LS1046A上で、スヌープ=0なしのPCIe3インバウンドメモリ書き込みTLPは、iommuマップとSMMUノードを除去した後もハードウェアコヒーレントを保てますか? 2. dma-coherentをpcie3に特化して追加すべきでしょうか? &pcie3 { DMAコヒーレント; }; iommu-mapとSMMUを削除したままにしておくことは可能でしょうか? 3.あるいは、PCIe3のハードウェアコヒーレンシを確保するには、SMMUノードとiommuマップを復元する必要があるのでしょうか?PCIe3はコヒーレントパスに到達するためにSMMUが必要ですか?それとも インバウンドウィンドウルートを直接コヒーレントDDRに送る? 4. PCIe3のインバウンドDMAトランザクションがコヒーレントパスを使用しているかどうかを確認するために、どのレジスタをダンプできますか? よろしくお願いします。 Re: LS1046A intermittent Linux 6.6.52 NVMe probe failure with invalid Admin CQE こんにちは、 断続的に発生するNVMeプローブの不具合について、追加のA/B検証を実施しました。 NVMe SSDにコネクテッドされたPCIe3ノードに特化して「dma-coherent」を追加しました: pcie@3600000 { dma-coherent; }; ランタイムDTBは、プロパティが存在することを確認します。 /sys/firmware/devicetree/base/soc/pcie@3600000/dma-coherent Linuxは現在、NVMeエンドポイントに対して「dev_is_dma_coherent() = 1」と報告しています。エンドポイントのPCIeデバイス制御レジスタは「0x201f」のままなので、「Enable No Snoop」(ビット11)はクリアです。 root@E7-2:~# setpci -s 0002:01:00.0 CAP_EXP+8.w 201f この変更後、NVMeプローブの障害を再現することなく、600回以上の連続再起動サイクルを完了しました。変更前はLinuxが「dev_is_dma_coherent() = 0」と報告しており、NVMe管理者キューの初期化中に断続的にこの失敗が再現されていました。 この結果は、PCIe3/NVMe DMAのコヒーレンシ構成が関与していたことを強く示唆している。 よろしくお願いします。
View full article
2026年版 ベスト個人データ削除サービス:6ヶ月間の独立テストを経てトップ5にランクイン 結論 過去6か月間、トッププラットフォームを厳格にテストした結果、2026年に最高の個人データ削除サービスについての私の決定的な見解を述べます。 エリートの選択: DeleteMe 比類なき人間主導のサポート、最大のブローカーネットワーク(750+)、そして長期的な抑制が保証されています。最高品質のものを求める人に最適です。 オートメーションの王様: Incogni 完全自動化で手を出さないデータ削除に最適な、強力な国際的な法的支援(GDPR/CCPA)を得ています。 過去2年間、さまざまなデータ削除プラットフォームに時間とお金を無駄にしてきました。私の情報は数週間消えてしまい、また魔法のように人検索サイトに現れることがありました。それは苛立たしく、全く無意味に感じられた。 そこで私は、有力候補について6ヶ月間の本格的な独立テストを実施することにした。今では、最良のデータ削除サービスを見つけるには、継続的な再監視が重要な要素にかかっていると自信を持って言えます。トップ5プラットフォームが群衆の中で際立っている理由を、まさにここにご紹介します。 個人データ削除サービス ベスト5(ランキング形式) 1. DeleteMe(エリートスタンダード) 選ばれる理由:一度限りのクリーンアップを行う基本的なサービスとは異なり、DeleteMeは継続的に監視し、ユーザーの情報を再削除します。自動リクエストが失敗した場合、本物の人間のプライバシー専門家が介入し、頑固なデータブローカーに対処します。彼らは750+の大ブローカーをカバーし、詳細な四半期報告書を提供しているため、実際にどこでデータが発見され、どこから削除されたかを確認できます。 2. Incogni(ベスト・フルオートメーション) なぜ勝つのか:Surfsharkチームによって作られた、究極の「セットして忘れる」ソリューションです。GDPRおよびCCPAに基づく要求を180社以上のブローカーに対して自動化します。エッジケースへの人間サポートは少ないですが、価格(月約6.49ドル)を考えれば、オートメーションの深さは比類なきものです。 3. Optery(透明性において最高) Opteryが優れている理由:Opteryは、私がテストしたサービスの中で唯一、削除したすべての項目についてスクリーンショットによる証拠を提供してくれるサービスです。月額約3.99ドルと最も安価だが、その後のフォローアップの積極性はDeleteMeやIncogniには及ばない。 4. オーラ(ベストオールインワンバンドル) なぜ勝つのか:デジタルセキュリティの統合を目指すファミリにとって素晴らしい選択です。データ消去機能に加え、ウイルス対策ソフト、VPN、信用情報監視機能がセットになっています。しかし、専用のブローカーデータベースは規模が小さく(100サイト強)、純粋なデータ削除だけが目的であれば、あまり理想的とは言えません。 5. プライバシー Bee(パワーユーザー向け) なぜ勝つのか:デジタルフットプリントを細かく外科的に管理できる。特定のブローカーカテゴリーを優先し、カスタムスケジュールを設定できます。月約14.99ドルと高価で複雑ですが、プライバシー愛好家には比類なきものです。 2026年にデータ削除がもはや選択肢ではなくなる理由 デジタルプライバシーの状況は劇的に変化しました。あなたの個人情報—ホーム住所、電話番号、ファミリ情報—は、迷惑メールを煽っていた小さな迷惑から、AIによる詐欺の重要なインフラストラクチャへと進化しました。10年前、データブローカーが最悪のことはあなたのプロフィールをテレマーケターに売ることくらいでした。今日、その同じ伝記データセットは音声クローンやディープフェイクの個人情報盗難の設計図となっています。2026年において、最適な個人データ削除サービスを見つけることは、単なる好みではなく、個人のセキュリティの直接的な前提条件となっています。 データ再燃サイクル:なぜ一度限りのオプトアウトは失敗するのか デジタルプライバシーにおける最も危険な誤解は、1回のオプトアウト申請を提出するだけで問題が永久に解決するというものです。そうではありません。データブローカープラットフォームは、公的記録を継続的に再スクレイピングするために特別に設計されています。削除が成功した後でも、彼らの自動クローラーは60日から90日以内にあなたのデータを再び取得することがよくあります。このパターンを「データ再起サイクル」と呼び、トップクラスのデータ削除プラットフォームが一度きりのスイープではなく継続的な自動監視に注力する理由です。継続的な抑圧こそが、実際に有効な唯一の防御策である。 よくある質問(実地テストに基づく) データ削除サービスは本当に効果があるのか? はい、ただし継続的な再監視が含まれている場合に限ります。データブローカーは、60日から90日ごとに公開記録を再収集する(データ再収集サイクル)。一度限りの清掃依頼は全く効果がない。DeleteMeやIncogniのようなサービスは、継続的な削除サイクル全体を自動化しており、私の6ヶ月間のテストで実際に効果があることが確認されました。 データ消去サービスの費用はいくらですか? プレミアムサービスの料金は、年間プランの場合、通常月額3.99ドルから14.99ドルです。DeleteMeは月額10.75ドルです。Incogniは月額6.49ドル、Opteryは月額3.99ドルからとなっています。ブローカーの補償やサポートに関しては、基本的に支払った分の価値があります。 データブローカーから自分のデータを削除してもらうために、お金を払う価値はあるのだろうか? 絶対に。手作業による除去は無料だが、数時間かかる上に、3~4ヶ月ごとに繰り返す必要がある。サービスに料金を支払うことで何十時間も節約でき、法的裏付け(CCPA/GDPR)や継続的な監視も得られます。これは自分では達成できないものです。 CloakedとDeleteMe、どちらが良いですか? DeleteMeの方がより優れた選択肢です。2010年から運営されており、750+のブローカーをカバーし、難しいエッジケースを扱うために人間の専門家を雇用しています。Cloakedは比較的新しい企業であり、実績も少なく、長期的な効果に関する検証データも少ない。 DeleteMeとAura、どちらが良いですか? もし主な目的が包括的なデータ削除であれば、DeleteMeは750+の大規模なブローカーネットワークと人間のサポートによりはるかに優れています。Auraが優れているのは、VPNとウイルス対策ソフトに加えて基本的な駆除機能も含むオールインワンのパッケージを特に求めている場合のみです。 無料で利用できるデータ削除サービスはありますか? はい、Spokeo、Whitepages、BeenVerifiedなどの主要サイトを手動でオプトアウトすることは無料で可能です。しかし、これは非常に時間がかかり、絶え間ない繰り返し作業が必要であり、数百もの小規模ブローカーを見落としてしまう。有料サービスは、継続的な保護のための非常に実用的なアップグレードです。 データブローカーはあなたのSSNを売ることができますか? 信頼できるブローカーは完全な社会保障番号を販売していないと主張していますが、名前、住所、電話番号、親族などの周辺データも販売しており、これらは流出したデータベースと簡単に組み合わせて身分盗用を容易にします。だからこそ、徹底的な除去が極めて重要なのです。 最高のデータ削除会社はどこですか? 6か月にわたる独立したテストの結果、DeleteMeは品質、カバレッジ、そして人的サポートの面で全体的に最良の会社です。Incogniは、完全なオートメーションを求める予算重視のユーザーにとって最適なNXPについてです。 データブローカー経済は容赦ない。オンライン上のあらゆる場所で自分の個人情報を目にすることにうんざりしていて、長期的に効果のある解決策を求めているなら、高度な保護を求めるならDeleteMe、完全に自動化された手頃な価格のアプローチを好むならIncogniを強くお勧めします。
View full article
NCF[5]の推奨リカバリメカニズムを実装する方法 現在、FCCUを構成しており、NXPの障害マップ文書に基づいて、障害NCF[4]に対する推奨回復メカニズム(割り込みサービスルーチンで開始されるSBC開始POR回復に続く割り込み)を実装しようとしています。 私はS32K312マイクロコントローラとFS65 SBCを併用しています。コントローラーからSPIコマンドを使ってFS65 SBCにソフトウェアリセットを行い、すべての電源レールを再初期化することは可能かどうか、教えていただけますか?もし可能なら、正しい実装についてアドバイスをいただけますか? SBC_FS65_FS_SF_OUTPUT_REQUEST_ADDRレジスタのrstbビットを有効にしようと試みましたが、SBCのリセットは確認できませんでした。 この復旧メカニズムを適切に実装する方法を教えてください。 BRサンディープ・シン   Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] こんにちは、ピーター。 上記の回復メカニズムは、S32K3リファレンスマニュアル(Rev 8, 2024年1月)に添付されたNXPの故障マップ文書に記載されています。 さらに、私たちのCASEでは電源がSBC FS65で構成されており、これはMCUの電源供給に使われているため、MCUをリセットするだけではSBCが生成する電源を安定させることはできません。 よろしくお願いします、 サンディープ・シン Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] こんにちは、 その提案には少し戸惑っています。 割り込みサービスルーチンで開始された、SBC 開始の POR リカバリに続く割り込み。 この推奨されている復旧メカニズムは、技術的に妥当とは思えません。 NCF[4]は、MCUコア電源に影響を与える違反を含む電圧モニター故障を表します。コア電圧が有効な動作範囲を超えると、コアの正しい実行、フラッシュアクセス、SRAMアクセス、割り込みサービスルーチン自体を仮定できなくなります。したがって、ISRにSBCとのSPI通信を確立し、回復を開始することに依存することは、信頼できるセーフティ反応を提供しません。 このような障害はハードウェアセーフティパスを通じて処理されるべきです: PMC → FCCU → MC_RGM → リセット これはR3 FCCU反応に対応し、完全にハードウェアベースでソフトウェア実行に依存せずにチップ機能リセットを開始するものです。S32K3セーフティマニュアルには、R3故障に関するまさにこの挙動が説明されています。 完全なISRおよびSPIトランザクションに対して、明示的に有効なMCU実行を保証する未公開の仕組みや早期警告電圧閾値がない限り、提案された割り込みベースの復旧はアーキテクチャ的または機能安全の観点から正当化されません。 NCF[4]を割り込み後にSBC主導のPORで処理し、電圧違反後に有効なソフトウェア実行を保証するアーキテクチャ上の前提を添えて、正確な文書と改訂版を提供していただけますか? この点が明確になるまでは、割り込みによるリカバリの実装はお勧めしません。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] こんにちは、 上記の回復メカニズムは、S32K3リファレンスマニュアル(Rev 8, 2024年1月)に添付されたNXPの故障マップ文書に記載されています。 はい、これはあくまで推奨事項です。セーフティに関わるシステムでは絶対に使いません。 さらに、私たちの場合は電源がSBC FS65で構成されており、これはMCUの電源供給に使われているため、MCUをリセットするだけではSBCが生成する電源を安定させることはできません。 安定はしませんが、リセットすればMCUは安全な状態になります。つまり、破損した可能性のある命令は実行されません。 もし電源に一度だけのイベント情報(例えばシールドの弱さによるインダクタンス)がある場合、SBCは正しい電圧でMCUを供給しますが、MCUの実行は損なわれます。したがって、割り込みからリセットを呼び出すのは私には意味が分かりません。 アップデート: この問題についてセーフティチームに相談していました。 また、過電圧や低電力レールでの低電圧警告にはNCF[4]が呼ばれます。 電圧降下の場合はPOR(電源リセット)が実行されます。 LVD(低電圧検出)→警告→割り込み LVR(低電圧リセット)-> POR HVD -> 通知 -> FCCU NCF4 過電圧/合否判定障害はFCCU NCF4を介して伝播する。 LVDは早期警告通知です。 LVRはFCCUを完全に迂回し、直接PORに向かいます。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: How to implement recommended recovery mechanism for NCF[5] 1. MCUの電源オンリセット(POR)は低電圧と高電圧の両方で発生しますか? 2. SBCが適切に電圧を発生させなかった場合に復旧する仕組みはありますか?
View full article
mimxrt1160_evk SDK v26.09がj-link ultra+で動作しない 私はNXP 1160の開発ボードを使っています。SDKのv26.06からv26.09にアップグレードしたのですが、j-linkでコードをデバッグ(ステップスルーコードなど)にするのが難しいです。アプリケーションは開発ボードをプログラムしますが、デバッグが失敗します(メインに動く前にコードがフリーズするようです)。基板の電源を入れ直すと、新しくプログラムされたコードが実行されます。私はvscode mcuxpressoを使っています(レガシーEclipse IDEではありません)。 私は色々なことを試してみました。 v26.09 SDKから新しいデモプロジェクトをインポートしました(これも動作しませんでした)ので、問題はプロジェクトにはないようです。 レガシーEclipseベースのIDE。v26.09から新しいアプリケーションをインポートしたら、これで動作しました。コードのステップ実行は問題なくできました。 VSCode McUxpressoとSDK v26.09を別のパソコンでクリーンインストールしました。デバッグできませんでした。 v26.06のSDKに戻してください。デバッグ機能が再び動作するようになりました。 ジャンパーを搭載プログラマ/デバッガCMSISに変更しました。これはv26.09で動作しました。 他にも同様の問題を経験された方はいらっしゃいますか?この問題を解決するために、どこを調べれば良いか、何か考えはありますか?このv26.09リリースで新しいBLEのedgefastミドルウェアにアクセスしたいと思っています。ありがとう。 Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ ご返信ありがとうございます。重要な詳細を言い忘れていました…「hello world」のデモアプリケーションはコードにQSPIフラッシュを使っていないと思います。私もSDK 26.09で「hello world」デモアプリを動かすことができました。動作していないのはQSPIフラッシュにプログラムするデモアプリケーションです。wifi_cli_cm7やwifi_setup_cm7を試してみて、失敗するか試してみてはどうでしょうか(Wi-Fiモジュールは必要なく、最初のブレークポイントに達したかどうか確認してください)。ありがとう。 以下はwifi_setup_cm7デモアプリケーションのデバッグを試みた際のログです: Launching GDB: "C:\\Users\\xxxxxx\\.mcuxpressotools\\arm-gnu-toolchain-14.2.rel1-mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi\\bin\\arm-none-eabi-gdb.exe" -q --interpreter=mi2 IMPORTANT: Set "showDevDebugOutput": "raw" in "launch.json" to see all GDB transactions. Launching GDB server: "C:\\Program Files\\SEGGER\\JLink_V980\\JLinkGDBServerCL.exe" -SettingsFile "c:\\Work\\Git-projects\\evkmimxrt1160_wifi_setup_cm7\\flexspi_nor_debug\\JLink_evkmimxrt1160_wifi_setup_cm7_cm7.jlink" -nosilent -singlerun -endian little -noir -speed 4000 -port 2366 -vd -device MIMXRT1166xxx6_M7 -if SWD -reportuseraction -nogui -select usb=504501851 -halt -swoport 2368 -telnetport 2367 -jlinkscriptfile "C:/nxp/mimxrt1160_evk/mcuxsdk/examples/_boards/evkmimxrt1160/evkmimxrt1160_connect_cm4_cm7side.jlinkscript" Please check TERMINAL tab (GDB server console) for output from "C:\Program Files\SEGGER\JLink_V980\JLinkGDBServerCL.exe" Output radix now set to decimal 10, hex a, octal 12. Input radix now set to decimal 10, hex a, octal 12. 0x00223104 in ?? () Program stopped, probably due to a reset and/or halt issued by the debugger. Resetting target Executed SetRestartOnClose=1 Resetting target DEBUG [18]: Enqueuing request {"command":"disassemble","arguments":{"memoryReference":"0x300397E8","instructionCount":4,"resolveSymbols":true},"type":"request","seq":18} NOTE: The following memory regions were detected by using GDB command "info mem" and by invoking "objdump -h". This information is used to adjust bounds only when normal disassembly fails. ================================================================================ Using the following memory regions for disassembly: ================================================================================ Size VMA Start VMA End LMA Start LMA End Attributes ================================================================================ No memory information from GDB (or GDB server). ------------------------------------------------------------------------------ 00000200 30000400 30000600 -------- -------- (.flash_config) contents alloc load readonly data 00000030 30001000 30001030 -------- -------- (.ivt) contents alloc load readonly data 00000400 30002000 30002400 -------- -------- (.interrupts) contents alloc load readonly data 000ac1e0 30002400 300ae5e0 -------- -------- (.text) contents alloc load readonly code 000000a0 300ae5e0 300ae680 -------- -------- (.text.memcpy) contents alloc load readonly code 00000008 300ae680 300ae688 -------- -------- (.ARM) contents alloc load readonly data 00000004 300ae688 300ae68c -------- -------- (.init_array) contents alloc load data 00000004 300ae68c 300ae690 -------- -------- (.fini_array) contents alloc load data 00000cbc 20000000 20000cbc 300ae690 300af34c (.data) contents alloc load data 00019680 00000000 00019680 300af34c 300c89cc (.ram_function) contents alloc load readonly code 00000084 20000cbc 20000d40 300af34c 300af3d0 (.ncache) alloc 00025878 20000d40 200265b8 300af3e0 300d4c58 (.bss) alloc 0000f963 202c0000 202cf963 -------- -------- (.wlan_data) contents alloc load data 00000400 200265b8 200269b8 300d4c58 300d5058 (.heap) alloc 00000400 200269b8 20026db8 300d5058 300d5458 (.stack) alloc ================================================================================ DEBUG [18]: Dequeuing DEBUG: Executing "-data-disassemble -s 0x300397e8 -e 0x3003983c -- 5 84 bytes (__errno)" DEBUG: "data-disassemble -s 0x300397e8 -e 0x3003983c -- 5" => found $39 instructions. With source code: 0, without source code: 39. DEBUG: [18]: Elapsed time for disassembly request: 015 ms warning: could not convert 'main' from the host encoding (CP1252) to UTF-32. Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ @houe様、 SDK 26.09のデフォルト wifi_setup_cm7 例でも同じデバッグ問題があることを確認しました。 この問題は、 mcuxsdk\examples\wifi_examples\wifi_setup\flexspi_nor_debug\runners.yaml から以下の行を削除することで回避できます: - --tool-opt=-jlinkscriptfile C:/2609/mcuxsdk/mcuxsdk/examples/_boards/evkmimxrt1160/evkmimxrt1160_connect_cm4_cm7side.jlinkscript このオプションを解除した後は、例を通常通りデバッグできます:   比較のために、SDK 26.06 wifi_setup_cm7 例の runners.yaml には以下の文が含まれていません。 ぜひ試してみてください。 よろしくお願いいたします。 シェリー Re: mimxrt1160_evk sdk v26.09 not working with j-link ultra+ 真相究明にご協力いただき、ありがとうございます!大変感謝いたします!
View full article
KW45B41Z-EVK BLE examples fail with NBU/rpmsg assertion while other examples work normally Hi,   I am using the KW45B41Z-EVK with MCUXpresso IDE.   The following examples run successfully: - lpuart_polling - freertos_hello - flexcan_loopback_transfer - connectivity_test_bm   However, BLE examples such as: - wireless_uart_bm - beacon_bm   fail during startup and stop at an NBU/rpmsg-related assertion before BLE advertising starts.   I also tried using SDK 26.09, but I am having difficulties importing some example projects into MCUXpresso IDE.   My questions are: 1. Are there any required NBU firmware images that must be programmed before running BLE examples? 2. Is there any additional setup required for BLE examples on the KW45B41Z-EVK? 3. Are there any known issues with SDK 26.09 example import in MCUXpresso IDE?   Any guidance would be greatly appreciated.   Thank you. Re: KW45B41Z-EVK BLE examples fail with NBU/rpmsg assertion while other examples work normally Hello, hope you are doing well.   MCUXpresso IDE support has been removed from wireless board examples starting from SDK version 25.06. I would recommend continuing your development using MCUXpresso for VS Code. Here is additional documentation and guides that might be helpful: MCUXpresso for VS Code 26.09 documentation Before running any BLE examples, the NBU firmware must be programmed. For the KW45B41Z-EVK board, use a prepared SB file with NBU firmware. The NBU is programmed with a signed image with provisioned NXP keys. NXP provides the default keys in the fuse (SB3KDK and RoTKTH). The *.sb3 file related to these keys is included in each SDK under the path \main\mcuxsdk\mcuxsdk\middleware\wireless\ble_controller\bin. The steps to load the NBU firmware for KW45 are included in section 6.1 of AN14796.   Best regards, Sofia.
View full article