2419135_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2419135_ja-JP

2419135_ja-JP

LS1046A Linux 6.6.52 NVMeプローブの失敗で無効な管理者CQEが発生します

こんにちは、NXPチームの皆様、

弊社では、LS1046Aベースのボードにおいて、NVMeプローブの断続的な障害が発生していることを確認しております。

SoC:          LS1046A
Kernel:       Linux 6.6.52
U-Boot:       2022.04
NVMe:         ATP I-Temp. NVMe M.2 2242 SSD 
NVMe FW:      W1207A1
Connection:   LS1046A PCIe3, pcie@3600000
Link:         PCIe Gen3 x2
Linux BDF:    0002:01:00.0
U-BootはNVMeを一貫して検出し、そのファイルシステムを一覧表示し、カーネル、initramfs、FDTを読み込みます。LinuxはNVMeプローブ中に時折失敗します:
[    5.419777] could not locate request for tag 0x0
[    5.424399] nvme nvme0: invalid id 0 completed on queue 0
[   66.527417] nvme nvme0: I/O 17 QID 0 timeout, disable controller
[   66.529448] nvme nvme0: Device not ready; aborting shutdown, CSTS=0x1
[   66.542612] nvme: probe of 0002:01:00.0 failed with error -4

タイムアウトしたリクエストのタグは一定ではありません。I/O 17 QID 0 と I/O 21 QID 0 の両方を確認しましたが、無効な完了は常に管理キュー 0 の CID/タグ 0 を報告します。

ASPMとAPSTは無効になっています。

nvme_core.default_ps_max_latency_us=0
nvme_core.apst=0
pcie_aspm=off
何かアドバイスをいただければ幸いです。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
12 時間前
更新者: