Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
KW47: Gap_StartAdvertisingを呼び出す前に、gAdvertisingStateChanged_cを待つ必要がありますか? こんにちは、 KW47に広告制御機能を実装しています。 広告表示を停止するには、Gap_StopAdvertising() を使用します。しかし、停止リクエストを出した後にgAdvertisingStateChanged_cイベントを受け取る前に再び広告を始めたい場合もあります。 この状況において、Gap_StopAdvertising() 操作がまだ進行中である間に Gap_StartAdvertising() を呼び出すのは安全でしょうか? 具体的に、以下のどの手順が推奨されますか? --- Gap_StopAdvertising() ↓ gAdvertisingStateChanged_c を待機します ↓ Gap_StartAdvertising() ---- または --- Gap_StopAdvertising() ↓ Gap_StartAdvertising() --- SDKsは内部で状態遷移を処理しているのか、それとも広告が停止したことを示すgAdvertisingStateChanged_cイベント情報を待ってからGap_StartAdvertising()を呼び出す必要があるのか? 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いいたします。 プロトコル:Bluetooth Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising こんにちは、 @hyama さん。 gAdvertisingStateChanged_cイベントを受け取る前に広告を再開したい場合の状況について、もう少し詳しく教えていただけますか? 推奨される方法は、広告状態の移行が成功裏に完了したことを確認するためにgAdvertisingStateChanged_cイベントを待つことです。Gap_StopAdvertising() は処理を開始し、コールバックは処理結果を確認します。例えば、gAdvertisingStateChanged_cイベントを受け取る代わりに、アプリケーションはリクエストされた操作が完了できないことを示すgAdvertisingCommandFailed_cイベントを受け取ることがあります。 BR ハビブ Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising ご説明いただきありがとうございます。 この質問をしたのは、たとえGap_StartAdvertising()がgAdvertisingStateChanged_cイベント情報を受け取る前に呼び出されていても、SDKsが内部で停止・開始リクエストを順番に処理する可能性があると予想していたからです。 gAdvertisingStateChanged_cイベントを待つことが推奨されているため、それに応じて実装を修正します。 再開まで今しばらくお待ちください。
View full article
FS2643Dを24時間365日、10年以上稼働させるための安定化24.0V電源は必要ですか? 「24V電源のS32K3に適したSBC」というスレッドに従い、24時間稼働し10+年(~87,600時間)稼働する定常型バッテリー蓄電用のS32K376 + FS26コントローラを設計しました。FS26は、 24.0V (それ以上にならない)に設定された安定化DINレール電源ユニットから給電され、筐体温度は40℃以下(Tj ≈ 80℃以下)です。 MFS2643HMDA0AD(FS2643D)は、この用途におけるFS26ミッションプロファイルに含まれていますか?それとも、安定化された24.0Vの場合でもFS85/FS86の推奨事項が適用されますか? もしそうでなければ、同じプロファイルで 24→12Vプリレギュレーターの背後にFS2633D を置くのは適切でしょうか?それとも24VのS32K3用 MC33FS8510DR をおすすめしますか? ご回答をお待ちしています。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? こんにちは、ジョナス NXP製品にご関心いただきありがとうございます。 1: FS26は24Vシステム専用に設計されているわけではなく、下の写真はFS26のセーフティマニュアルから見ることができます。元々は12Vのオートモーティブ用途で使われています。 以下はFS26のミッションプロファイルを参照してください。 はい、FS85/FS86の推奨事項は安定化された24.0Vに適用されます。また、FS27も推奨されます。 2: 24 → 12 Vのプリレギュレーターの背後にあるFS2633D は 同じプロファイルに適していますか?それとも 24VのS32K3用 MC33FS8510DR をおすすめしますか? [gw]はい、フロントプリレギュレーターはFS26と24Vシステムで使用可能です。また、24V用途でも同様の回答が推奨されます。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? ご返信ありがとうございます。 -->24VDCを追加します。>SCH-91654.pdfで実装したのと同じ方法で12VDCコンバーターを使います 回路図作成と配置配線に関しては、おそらくあと1~2ヶ月は作業が残っていると思いますが、私の理解では、検証とファームウェア開発については第三者機関に依頼する必要があるようです。その部分を仕事と並行して始め、さらに8時間のEE検査を数日間受けて、もっと早く防げたはずの大きなミスのリスクを最小限に抑えるのがベストでしょうか?私はグリーンカードでニューヨーク市に住み働いていますが、主なマーケットはスウェーデンとノルウェーです。ありがとう。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? ソフトウェアエンジニアに SPI通信メカニズムや FCCU、FS0B、FS1B、RSTBの利用方法を共有することが役立つと思います。 基本的には、 機能安全信号がどのように接続されMCUと相互作用するか、そして対応する 機能安全ロジックがMCU側でどのように実装されるべきかを説明することが重要です。
View full article
S32K314在写入0x00588210处失败 您好, 当我尝试往0x00588210处写入数据时写入失败,此时MCRS寄存器返回的值为0x00008100,在此之前的区域写入都没有问题,擦除0x00588210所处扇区时也没有问题 我想知道我该如何确定问题出在哪 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 在我通过其他编程器将所有PFLASH恢复成0xFF后,之前写入失败的扇区可以重新擦除写入,但是又有其他随机扇区无法擦除,是我的擦除流程存在问题吗 -check the DomainID -write erase_addr to the PFCPGM_PEADR_L register(the addr is 0x00580000 to the 0x00588210) -wtire 0xFFFFFFFF to the PROGRAM_DATA -set the MSR[ERS] to 0b1 -set theMSR[EHV] to 0b1 -read the MCRS[DONE] until it was set 1(0x00580000 addr 's MCRS value is 0x0000C100 after erase done) -check the MCRS error bit -clear MCRS[EHV] -clear MCRS[ERS] 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 在失败之前我成功写入一次数据 第二次写入失败的原因是由于擦除失败 我的描述不够准确,是第二次写入0x00588210处所处扇区会失败 我写入从0x00400000开始,到整个PFLASH结束,跳过其中保留字节,每次写入128个字节,每次都是通过SWD调试直接写入Program Data,无缓冲区 我要如何调用C40 API和查看RTD版本 整个写入流程是我自己模拟的,没有使用闪存算法,也没有日志 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 据我们了解,该问题是闪存写入操作在地址 0x00588210 处失败。该地址在 S32K314 的程序闪存范围内。 由于该地址位于 32 字节闪存页中的第 16 个字节处,因此根据写入长度,该操作可能会跨越页边界。请提供写入长度、源缓冲区地址、确切的 C40 API 返回值和 RTD 版本。 请确认写入前已擦除相应的闪存扇区。如果使用了外部调试器/编程器,请提供编程日志和所选的闪存算法。 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 目前我能确认并不是物理闪存故障 1、芯片是S32K314HVS1P55ACTAZ2234B 2、我在测试我自己写的SWD调试流程是否有问题 3、由于某些原因具体时序我无法给出,我只能给出我的大概流程 a.解除扇区保护 b.擦除PFLASH对应扇区 -check the DomainID -write erase_addr to the PFCPGM_PEADR_L register(the addr is 0x00580000 to the 0x00588210) -wtire 0xFFFFFFFF to the PROGRAM_DATA -set the MSR[ERS] to 0b1 -set theMSR[EHV] to 0b1 -read the MCRS[DONE] until it was set 1(0x00580000 addr 's MCRS value is 0x0000C100 after erase done) -check the MCRS error bit -clear MCRS[EHV] -clear MCRS[ERS] 请问 我这个擦除流程有什么问题吗 4、擦除后0x00588210处值为我之前测试写入的0xF1 5、内容通过其他调试器确认过 6、可以确认的是该地址之前的扇区能够正常擦除数据 7、所有操作都是我通过SWD直接操作寄存器实现 8、该器件被编程过并烧录了AB SWAP固件 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 据我们了解,问题在于地址 0x00588210 处的编程失败。擦除包含此地址的扇区完成,但之后该扇区似乎并不只包含 0xFF。因此,您怀疑是物理闪存故障,并希望确定实际原因。请确认我的理解是否正确。 提供的信息不足以确定这是否是闪存的物理问题。请提供: 完整的S32K314零件编号和掩模套件。 所使用的软件包和闪存驱动程序版本。 精确的擦除和编程顺序,包括命令和受影响的地址范围。 在每次操作前后,清除相关状态标志后,得到完整的 MCRS 值。 擦除后非 0xFF 的确切地址和值。 如何验证擦除的内容,例如通过 CPU 读取、调试器、空白检查或驱动程序验证。 闪存例程是否从 RAM 执行,以及在操作期间是否禁用中断和对目标闪存块的其他访问。 使用的调试器/编程器以及完整的编程日志。 问题是否在同一地址上反复出现,以及是否在多个设备上发生。 无论该设备之前是否已使用 HSE 固件进行编程、保护或配置。 可能的原因包括闪存操作顺序错误、状态标志未清除、操作期间访问目标闪存块、与 ECC 相关的读取或验证问题,或者实际的物理闪存故障。 作为初步对比,请使用受支持的调试器闪存算法擦除并编程受影响区域。如果对同一设备成功擦除后,同一位置始终出现故障,请提供相应的日志和内存转储。 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 我发现擦除之后该扇区数据不为0xFF,但是整个擦除流程结束时MCRS返回值位0x0000C100,这种情况会是物理坏区吗
View full article
Mali firmware for panthor driver Hi all, I'm trying to drive IMX95 GPU in single driver mode using panthor driver. To do so, we need arm firmware for the GPU. I have seen firmware is available in the mali-imx recipe, but I wonder if we must use mali_cffw.bin which is provided inside mali-imx recipe, or can I use what arm provides in the upstream linux-firmwares as well in here: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/arm/mali Is there any vendor specific changes in your version? Re: Mali firmware for panthor driver Hi @APir  NXP has internally tested the Panthor driver using firmware from the linux-firmware-mali-csffw package in Yocto. NXP did not make any vendor-specific modifications to the firmware used by Panthor. Best Regards, Zhiming
View full article
S32K314 failed to write to 0x00588210 Hello, When I tried to write data to address 0x00588210, the write operation failed. At this point, the MCRS register returned a value of 0x00008100. Writing to the area before this address worked without any problems, and erasing the sector containing 0x00588210 also worked without any issues. I want to know how to determine where the problem lies. 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 After restoring all PFLASH to 0xFF using another programmer, the sectors that previously failed to be written can be erased and rewritten. However, other random sectors cannot be erased. Is there a problem with my erasure process? -check the DomainID -write erase_addr to the PFCPGM_PEADR_L register (the addr is 0x00580000 to the 0x00588210) -wtire 0xFFFFFFFF to the PROGRAM_DATA -set the MSR[ERS] to 0b1 -set theMSR[EHV] to 0b1 -read the MCRS[DONE] until it was set 1(0x00580000 addr 's MCRS value is 0x0000C100 after erase done) - Check the MCRS error bit -clear MCRS[EHV] -clear MCRS[ERS] 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 Before the failure, I successfully wrote data once. The reason for the second write failure was due to an erase failure. My description was not accurate enough; the second write failed because the sector located at 0x00588210 was not correctly identified. I wrote from 0x00400000 to the end of the PFLASH, skipping reserved bytes, writing 128 bytes each time. Each time, I directly wrote Program Data through SWD debugging, without buffering. How can I call the C40 API and check the RTD version? The entire write process was simulated by myself; I did not use flash memory algorithms and there were no logs. 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 As we understand the issue, the flash write operation fails at address 0x00588210. This address is within the program flash range of the S32K314. Since the address is located 16 bytes into a 32-byte flash page, the operation may cross a page boundary depending on the write length. Please provide the write length, source buffer address, exact C40 API return value, and RTD version. Please also confirm that the corresponding flash sector was erased before writing. If an external debugger/programmer is involved, please provide the programming log and selected flash algorithm. 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 I can confirm that it is not a physical flash memory failure. 1. The chip is S32K314HVS1P55ACTAZ2234B 2. I am testing my own SWD debugging process to see if there are any problems. 3. Due to certain reasons, I cannot provide the specific timing sequence; I can only provide my general process. a. Remove sector protection b. Erase the corresponding sector of PFLASH -check the DomainID -write erase_addr to the PFCPGM_PEADR_L register (the addr is 0x00580000 to the 0x00588210) -wtire 0xFFFFFFFF to the PROGRAM_DATA -set the MSR[ERS] to 0b1 -set theMSR[EHV] to 0b1 -read the MCRS[DONE] until it was set 1(0x00580000 addr 's MCRS value is 0x0000C100 after erase done) - Check the MCRS error bit -clear MCRS[EHV] -clear MCRS[ERS] Is there anything wrong with my erasure procedure? 4. After erasing, the value at 0x00588210 is 0xF1, which I previously tested and wrote. 5. The content has been verified using other debuggers. 6. It can be confirmed that the sectors preceding this address can be erased normally. 7. All operations were performed by me directly manipulating the registers through SWD. 8. The device has been programmed and flashed with AB SWAP firmware. 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 As we understand the issue, programming fails at address 0x00588210. Erasing the sector containing this address completes, but the sector does not appear to contain only 0xFF afterward. You therefore suspect a physical flash failure and would like to determine the actual cause. Please confirm whether this understanding is correct. The provided information is not sufficient to determine whether this is a physical flash issue. Please provide: The complete S32K314 part number and mask set. The software package and flash driver version being used. The exact erase and program sequence, including the commands and affected address range. The complete MCRS values before and after each operation, after previously clearing the relevant status flags. The exact addresses and values that are not 0xFF after erase. How the erased content is verified, for example by CPU read, debugger, blank check, or driver verification. Whether the flash routine executes from RAM and whether interrupts and other accesses to the target flash block are disabled during the operation. The debugger/programmer used and the complete programming log. Whether the issue is consistently reproduced on the same address and whether it occurs on more than one device. Whether the device was previously programmed, protected, or configured with HSE firmware. Possible causes include an incorrect flash operation sequence, uncleared status flags, access to the target flash block during the operation, an ECC-related read or verification issue, or an actual physical flash failure. As an initial comparison, please erase and program the affected area using a supported debugger flash algorithm. If the same location fails consistently after a successful erase on the same device, please provide the resulting log and memory dump. 回复: S32K314在写入0x00588210处失败 I noticed that the data in this sector was not 0xFF after erasing, but the MCRS returned 0x0000C100 at the end of the erasure process. Could this be a physical bad sector?
View full article
KW47:在调用 Gap_StartAdvertising 之前,是否必须等待 gAdvertisingStateChanged_c? 你好, 我正在 KW47 上实现广告控制。 要停止广告,我使用 Gap_StopAdvertising()。但是,有些情况下,在发出停止请求后,我希望在收到 gAdvertisingStateChanged_c 事件之前重新开始投放广告。 在这种情况下,当 Gap_StopAdvertising() 操作仍在进行时,调用 Gap_StartAdvertising() 是否安全? 具体来说,推荐使用以下哪种顺序? --- Gap_停止广告() ↓ 等待 gAdvertisingStateChanged_c ↓ Gap_StartAdvertising() ---- 或 --- Gap_停止广告() ↓ Gap_StartAdvertising() --- SDK 是否在内部处理状态转换,还是必须等待指示广告已停止的 gAdvertisingStateChanged_c 事件,然后才能调用 Gap_StartAdvertising()? 感谢您的支持。 顺祝商祺! 协议:蓝牙 Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising 你好@hyama , 能否提供更多关于您希望在收到 gAdvertisingStateChanged_c 事件之前重新启动广告的场景的背景信息? 建议的做法是等待 gAdvertisingStateChanged_c 事件,以验证广告状态转换是否已成功完成。Gap_StopAdvertising() 启动该过程,回调函数确认操作结果。例如,应用程序可能不会收到 gAdvertisingStateChanged_c 事件,而是收到 gAdvertisingCommandFailed_c 事件,这表明请求的操作无法完成。 BR 哈比卜 Re: KW47: Is it necessary to wait for gAdvertisingStateChanged_c before calling Gap_StartAdvertising 谢谢你的解释。 我们提出这个问题是因为我们预期 SDK 可能会在内部按顺序处理停止和启动请求,即使在收到 gAdvertisingStateChanged_c 事件之前调用了 Gap_StartAdvertising()。 由于等待 gAdvertisingStateChanged_c 事件是推荐的做法,我们将相应地修改我们的实现。 感谢您的支持。
View full article
panthor 驱动程序的 Mali 固件 大家好, 我正在尝试使用 Panthor 驱动程序以单驱动模式驱动 IMX95 GPU。为此,我们需要适用于 GPU 的 arm 固件。我看到 mali-imx 配方中提供了固件,但我不知道是否必须使用 mali-imx 配方中提供的 mali_cffw.bin,还是也可以使用 arm 在上游 linux-firmwares 中提供的固件: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/arm/mali 您的版本中是否有任何厂商特定的更改? Re: Mali firmware for panthor driver 嗨@APir NXP 已使用 Yocto 中的linux-firmware-mali-csffw软件包中的固件对 Panthor 驱动程序进行了内部测试。NXP 没有对 Panthor 使用的固件进行任何厂商特定的修改。 此致, 志明
View full article
FS2643D 可在 24/7 全天候、10 年以上的稳定 24.0 V 电压下运行? 继“适用于 24V 供电的 S32K3 的 SBC”主题之后:我们设计了一款 S32K376 + FS26 控制器,用于固定式电池储能,可 24/7 全天候运行 10 年以上(约 87,600 小时)。FS26 由一个稳压 DIN 导轨 PSU 供电,电压设置为24.0 V (绝不会超过),机柜温度 ≤ 40 °C(Tj ≈ 最高 80 °C)。 MFS2643HMDA0AD (FS2643D)是否符合此任务的 FS26 任务我的,或者即使在 24.0 V 稳压下,FS85/FS86 建议是否适用? 如果不是: FS2633D 搭配 24V → 12V 预稳压器是否适用于相同的电路配置?或者您会推荐MC33FS8510DR用于 24V 的 S32K3 电路? 谢谢! Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? 嗨,乔纳斯 感谢您对恩智浦产品的关注。 1:FS26 并非直接设计用于 24V 系统,您可以从 FS26 功能安全手册中的下图看到,它最初是用于 12V 汽车应用的。 您可以参考以下 FS26 的任务我的: 是的,FS85/FS86 推荐值适用于 24.0 V 稳压电压,FS27 也值得推荐。 2:对于相同的我的,FS2633D 是否适用于 24V → 12V 预稳压器?或者您是否推荐MC33FS8510DR用于 24V 的 S32K3 电路? [gw]是的,前置稳压器可以与 FS26 一起用于 24V 系统,与问题 1 的答案类似,FS85/FS27 也可以推荐用于 24V 应用。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? 非常感谢您的回复。 我添加了一个--> 24VDC 转 12VDC 的变流器,方法与您在 SCH-91654.pdf 中实现的方式类似。 我大概还有一到两个月的时间来完成原理图和布局/布线方面的工作,但据我了解,我必须聘请第三方来验证并协助固件开发。为了尽可能降低出现更大错误的风险(这些错误原本可以更早地避免),我应该如何并行开展这部分工作?或许可以在我的工作过程中安排几天,每天8小时的电气工程检查?我目前持绿卡在纽约生活和工作,但我的主要市场将是瑞典和挪威。谢谢。 Re: FS2643D at a regulated 24.0 V for 24/7, 10+ year operation? 我认为向软件工程师介绍SPI 通信机制以及FCCU、FS0B、FS1B 和 RSTB的用法会很有帮助。 基本上,关键在于解释功能安全信号是如何与MCU连接和交互的,以及相应的功能安全逻辑应该如何在MCU端实现。
View full article
EIS BMS参照ソフトウェアのソースコード EISのBMSを評価・開発するために、BCC 7426(EVBMA7X2YDT1)付きの評価ボードを購入しました。 問題は、NXPのパッケージマネージャーで見つけた唯一の参照ソフトは、「SW32K358_EIS_BMU_SW_3.0_CD01_D2605」と組み合わせてSW32K358_EIS_GUI_SW_3使うための事前コンパイルされたものばかりだということです。 リリースドキュメントには、ボードS32K358_EIS_BMU提供された.elfを点灯させた状態でGUIの使い方が説明されています。参照ソフトウェアのソースコードをダウンロードして、互換性のあるボード(RD-BESSK358BMU)でGUIを使うことは可能でしょうか?このボードはほぼ同じレイアウト(K358、MC33665A、TPLポート2つ、デバッグヘッダー)ですが、SPIやUARTのピン配列が異なります。ある掲示板から別の掲示板に変更されたのは奇妙に思える。 よろしくお願いします。 Re: EIS BMS reference software source code こんにちは、 gferrettsさん 現在リリースされているSW32K358_EIS_BMU_SW_3.0_CD01_D2605ソフトウェアパッケージは主に事前コンパイル済みのBMUファームウェアと対応するEISGUIを提供します。 既存のリリース内容に基づくと、BMUリファレンスソフトウェアの公開ダウンロード可能な完全なソースコードはありません。
View full article
S32K396 在 HSE 固件 MU 安装后锁定:RESET_RECOVERY_MODE 说明 关于 S32K396 在通过 MU 安装 HSE 固件后请求 ADKP 的未解答帖子( https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K396-device-locked-asks-for-ADKP-after-HSE-FW-install-over-MU/mp/2402535 )的后续讨论。 我注意到我的 BCW 没有设置RESET_RECOVERY_MODE位。RM758227-RM00286 HSE-B 固件参考手册 - V2.7 中包含一些我需要帮助解读的特定措辞: 表 119 指出RESET_RECOVERY_MODE用于禁用因连续重置而进入恢复模式。 第 2.6.1.3.3 节规定,进入恢复模式需要RESET_RECOVERY_MODE == 1 和DCMRWP1位( SBAF_REC_DIS_FRST或SBAF_REC_DIS_DRST ) == 0。 请问您能否解释一下: 将RESET_RECOVERY_MODE设置为 1 是否明确启用或禁用恢复模式? 将其设置为 0 是否会完全阻止恢复模式,从而解释为什么我的设备一直处于锁定状态并要求输入 ADKP? 为确保恢复路径保持畅通,MU 安装推荐的 BCW 和 DCMRWP1 配置是什么? 顺祝商祺! 马库斯 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification 针对我尝试安装的最后两台设备,我给出以下解答: 代码中的任何内容都不应该触及任何生命周期或 ADKP 设置。所有软件的 IVT 中均未设置 LCW,安装尝试期间也未使用 HSE 服务。 在所有这些测试中,FS26 都保持在调试模式(DEBUG 引脚桥接到 VBOS)。 无论我们尝试通过 JLink 连接还是其他方式连接,都会得到相同的结果。 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification 1) 设置 RESET_RECOVERY_MODE = 1 可在连续功能复位或破坏性复位后进入恢复模式,前提是相应的 SBAF_REC_DIS_FRST 或 SBAF_REC_DIS_DRST 位为 0。 2) 将其设置为 0 只会禁用此重置触发的恢复机制。它不会配置 ADKP、推进生命周期或锁定设备。之前的 ADKP 提示可能是由于设备状态异常引起的,因为 J-Link 后来报告称设备未锁定且 HSE 固件未安装,随后出现 DAP 错误。 3) 使用 RESET_RECOVERY_MODE = 1,并将适用的 SBAF_REC_DIS_FRST/DRST 位保持为 0。在 HSE 固件安装期间,还应控制 RESET 源。 请确认您是否更改了设备生命周期,是否已配置并识别了 ADKP,安装过程中是否禁用了 FS26 看门狗,以及 J-Link 是否仍然报告相同的 DAP 错误? Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification Hello 我是马库斯的同事,负责最后两套单元房的装修。 第一个分区(包括主动分区和被动分区)都没有写入任何软件,由于我的逻辑错误,核心从未请求交换,而是在传输固件地址 4 秒后执行了功能性 RESET。 第二台设备在安装前已将应用程序写入上层分区,但在传输固件地址后,我立即与该设备失去了联系。 我们的硬件有一个 FS26 看门狗,但在这些测试中,它被切换到了调试模式。即使在调试模式下,这是否仍然会造成影响? 根据我的理解,如果未进行其他显式设置,则应进入 JTAG 恢复模式,这种理解是否正确? 当我尝试连接 JLink Commander 时,它似乎表明调试器已被密码锁定,但据我所知,这不应该发生,因为我们从未进入过生命周期后期。 如果处于 JTAG 恢复模式,获取调试器访问权限并擦除/编程存储器的具体步骤是什么?可以用 JLink 实现吗?我们办公室有一台 Trace32,但它目前连接到另一个测试平台上,我更希望使用 JLink。 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification 现在,在尝试通过 MU 接口安装 AB_SWAP HSE 固件后,我们发现有 4 个单元似乎完全没有通过 JTAG 响应。再次确认一下,进入 JTAG 恢复模式是否有特殊步骤? 我们用的固件版本真的正确吗?我们使用的文件 MD5 值为 cd85d261edf3b8c6afe23348bc734ad2。 是否有演示程序可以演示如何在新设备上安装 HSE 固件?我找到的唯一例子是 Trace32 脚本。 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification 您的案例似乎是四台设备都出现了重复安装失败的情况。在尝试在其他设备上进行此操作之前,请提供以下信息: 1)完整的 HSE 固件文件名和版本,而不仅仅是 MD5 值。 2)确认该文件为 S32K396 AB_SWAP 粉色镜像。 3) SBAF 版本、完整的 BCW 值、IVT 转储和 DCMRWP1 值。 4) 粉色图像地址和存储位置。 5) 完整的 MU 通信日志、J-Link 日志和相关安装源代码。 使用其他设备之前,应验证固件映像和安装顺序。RESET_RECOVERY_MODE 设置可能解释了为什么无法恢复,但并不能解释为什么安装本身失败。 是否有演示程序可以演示如何在新设备上安装 HSE 固件?- 我们提供 HSE 演示示例(包含 HSE 框架),这些示例是 HSE 服务的裸机示例代码,方便使用和理解。这些只是演示代码: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples 您可以将以下示例代码移植到 S32396,原理相同,但您必须下载与 S32K396 相关的固件版本,并将链接器命令文件中的链接 (2x) 更改为: c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\Device_Configuration\S32K344_HSE_FW_INSTALL\ 如果您有 Lauterbach TRACE32 调试器,我也可以为您提供最简单的方法。 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification Hello 这个问题已在本帖中得到解决,原来我们的原型机包含来自预生产批次的芯片,这些芯片加载了较旧的 SBAF 固件。
View full article
EB tresos Studio 28.2 & S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 Unable to activate 1、 https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=13118607 Using the latest activation code fails to activate properly. #S32K3 #EB 2、 https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/dload_serialNum?item_key=13592207&plne=712807&certNum=317665591 S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 also fails to activate Activation | Installation | Licensing | Installer Download SDKs Re: EB tresos Studio 28.2 & S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 Unable to activate Sorry, I have already resolved this issue. It turned out that I mistakenly set "FlexNet License Service" to the disabled state. After changing it to the automatic mode, everything returned to normal.  Re: EB tresos Studio 28.2 & S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 Unable to activate @jiri_kral  @petervlna   @Robin_Shen  @danielmartynek   Could you all please help me out? This is really important to me. Thank you so much, everyone!
View full article
恩智浦裁员? 显然,昨天很多人被裁员,而且本周和下周还会有更多人被裁员。有人知道这件事吗? Re: NXP layoffs? 你好, 感谢您通过 NXP 社区与我们联系。有关 NXP 的员工、组织变革或雇佣事宜的问题超出了技术产品支持的范围,无法通过此渠道解决。 有关 NXP 的准确官方信息,我们建议您参考 NXP 的官方企业通讯、投资者关系公告或新闻稿,这些内容可在 nxp.com 上找到。NXP员工可以通过其内部人力资源渠道提出与人力资源相关的咨询。 BRs,托马斯
View full article
EIS 电池管理系统参考软件源代码 为了评估和开发 EIS 电池管理系统,我们购买了一块带有 BCC 7426 (EVBMA7X2YDT1) 的评估板。 问题是,我在 NXP 软件包管理器上找到的唯一参考软件是预编译的“SW32K358_EIS_BMU_SW_3.0_CD01_D2605”,需要与“SW32K358_EIS_GUI_SW_3.0_CD01_D2605”结合使用。 版本文档解释了如何使用 GUI 将 S32K358_EIS_BMU 板烧录到提供的 .elf 文件中。是否可以下载参考软件源代码,以便在兼容的开发板(RD-BESSK358BMU)上使用 GUI?该开发板的布局与参考软件基本相同(K358 芯片,MC33665A 芯片,2 个 TPL 端口,调试接口),但 SPI 和 UART 的引脚排列不同。很奇怪,它竟然从一个板换到了另一个板上。 谢谢! Re: EIS BMS reference software source code 嗨gferretts 当前发布的版本 SW32K358_EIS_BMU_SW_3.0_CD01_D2605该软件包主要提供预编译的 BMU 固件以及相应的 EIS GUI。 根据现有版本内容,BMU 参考软件没有任何可公开下载的完整源代码。
View full article
EIS BMS reference software source code To evaluate and develop a EIS bms we bought an evaluation board with BCC 7426 (EVBMA7X2YDT1). The problem is that the only reference software i found on NXP package manager is precompiled "SW32K358_EIS_BMU_SW_3.0_CD01_D2605" to be used in combination with "SW32K358_EIS_GUI_SW_3.0_CD01_D2605". The release documentation explain how to use the GUI with S32K358_EIS_BMU board flashing the provided .elf. Is it possible to download the source code of reference software source code, in order to use the GUI with a compatible board (RD-BESSK358BMU) which has quite the same layout (K358 with MC33665A, 2 TPL ports, Debug Header) but different pinout on SPI and UART? Seems strange it has been changed from one board to other one. Thanks Re: EIS BMS reference software source code Hi gferretts The currently released SW32K358_EIS_BMU_SW_3.0_CD01_D2605 software package primarily provides pre-compiled BMU firmware along with the corresponding EIS GUI. Based on the existing release content, No any publicly downloadable complete source code for the BMU reference software.
View full article
HSE FW MUのインストール後にS32K396がロックされる:RESET_RECOVERY_MODEに関する説明 未回答のThread(https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K396-device-locked-asks-for-ADKP-after-HSE-FW-install-over-MU/m-p/2402535)について、S32K396がMU経由でHSEのFWをインストールした後にADKPを求めてきた件についてフォローアップします。 私のBCWにはRESET_RECOVERY_MODEビットが設定されていないことに気づきました。RM758227-RM00286 HSE-B ファームウェアリファレンスマニュアル - V2.7 には、私が解読するのに助けが必要な特定の表現があります: 表119には、 RESET_RECOVERY_MODEは連続リセットによるリカバリモードへの移行を無効にするために使用されると記載されています。 セクション 2.6.1.3.3 では、リカバリー モードに入るにはRESET_RECOVERY_MODE == 1 かつDCMRWP1ビット ( SBAF_REC_DIS_FRSTまたはSBAF_REC_DIS_DRST ) == 0 が必要であると規定されています。 もう少し詳しく教えていただけますか: RESET_RECOVERY_MODEを1に設定すると、リカバリーモードが明示的に有効または無効になりますか? 0のままにすると、リカバリーモードを完全に止めてしまい、なぜデバイスがロックされたままでADKPを求められるのか説明できるのでしょうか? 復旧経路を確実に確保するために、MU(マルチユニット)環境におけるBCWおよびDCMRWP1の推奨構成は何ですか? よろしくお願いいたします。 マーカス Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification 私がインストールを試みた最後の2台のユニットについて回答します。 コード内でライフサイクル設定やADKP設定に一切手を加えてはならない。いずれのソフトウェアもIVTにLCWが設定されておらず、インストール試行中にHSEサービスも使用されませんでした。 これらのテストすべてにおいて、FS26はデバッグモードに保持されました(DEBUGピンはVBOSにブリッジ接続されました)。 JLink経由で接続しようとすると、毎回同じ結果になります。 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification 1) RESET_RECOVERY_MODE = 1 に設定すると、対応する SBAF_REC_DIS_FRST または SBAF_REC_DIS_DRST ビットが 0 の場合、連続した機能リセットまたは破壊リセットの後にリカバリー モードに入ることができます。 2) 0のままにしておくと、このリセットによってトリガーされる回復メカニズムのみが無効になります。ADKPをプロビジョニングしたり、ライフサイクルを進めたり、デバイスをロックしたりすることはありません。先に発生したADKPプロンプトは、デバイスの異常な状態が原因であった可能性があります。というのも、その後J-Linkは「デバイスはロックされていません」および「HSEファームウェアがインストールされていません」というメッセージを報告し、続いてDAPエラーが発生したからです。 3) RESET_RECOVERY_MODE = 1 を使用し、該当する SBAF_REC_DIS_FRST/DRST ビットを 0 のままにします。リセットソースは、HSE FW のインストール中にも制御する必要があります。 デバイスのライフサイクルを変更したか、ADKPがプロビジョニングされていて既知か、FS26ウォッチドッグがインストール時に無効化されたか、そしてJ-Linkが同じDAPエラーを報告しているか確認していただけますか? Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification Hello 私はマーカスの同僚で、最後の2ユニットをレンガで塞いだ者です。 最初のものはアクティブパーティションもパッシブパーティションにもソフトウェアが書かれておらず、私のロジックエラーによりコアはスワップを要求せず、ファームウェアアドレス転送後4秒で機能リセットを行いました。 2台目はインストール前に上パーティションにアプリケーションが書き込まれていましたが、ファームウェアアドレスを移した直後にユニットとの連絡が途絶えました。 当社のハードウェアにはFS26ウォッチドッグが搭載されていますが、今回のテストではデバッグモードに切り替えました。デバッグモードで保持しているにもかかわらず、まだ何か影響がある可能性はありますか? マニュアルを読んだ限りでは、特に何も設定されていない場合はJTAGリカバリーモードに入るはずですが、これは正しいでしょうか? JLink Commanderで接続しようとすると、デバッガーがパスワードでロックされていると表示されるのですが、ライフサイクルを進めたことがないので、そのようなことはあり得ないはずです。 もしJTAGリカバリーモードなら、デバッガへのアクセスやプログラムメモリの消去・消去の正確な手順は何でしょうか?そして、これはJLinkで実現可能でしょうか?オフィスにはTrace32がありますが、現在は別のテストベンチに接続されているため、JLinkを使いたいと思っています。 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification 現在、JTAG経由でHSEファームウェアをMUインターフェース経由でインストールしようとしたところ、4台のユニットが全く反応しないようですAB_SWAP繰り返しますが、JTAGのリカバリーモードにアクセスする特別な手順はありますか? そもそも正しいファームウェアを使っているのだろうか?私たちは、MD5サムがcd85d261edf3b8c6afe23348bc734ad2のファイルを使用しています。 新しいユニットにHSEファームウェアをインストールするプログラムのデモ例はありますか?私が見つけることができた唯一の例は、Trace32スクリプトでした。 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification Hello この 問題はこのThreadで解決されました。私たちのプロトタイプには、はるかに古いSBAFファームウェアがインストールされたプリプロダクションバッチのチップが含まれていることが判明しました。 Re: S32K396 locked after HSE FW MU install: RESET_RECOVERY_MODE clarification あなたのCASEは、4つのデバイスに影響を及ぼす別の繰り返しの設置失敗のようです。別のデバイスでこの手順を試みる前に、以下の情報を提供してください。 1) MD5値だけでなく、HSEファームウェアのファイル名とバージョンをすべて記載してください。 2) ファイルがS32K396 AB_SWAP Pinkイメージであることを確認します。 3) SBAFバージョン、完全なBCW値、IVTダンプ、およびDCMRWP1値。 4) ピンク色の画像のアドレスと保存場所。 5) MU通信ログ、J-Linkログ、および関連するインストールソースコードをすべて揃えてください。 別のデバイスを使用する前に、ファームウェアイメージとインストール手順を確認する必要があります。RESET_RECOVERY_MODEの設定は、リカバリが利用できなかった理由を説明できるかもしれないが、インストール自体が失敗した理由を説明するものではない。 新しいユニットにHSEファームウェアをインストールするプログラムのデモ例はありますか?- HSEデモ例(HSEフレームワークを含む)は、使いやすさと理解のしやすさを考慮して、HSEサービス用のベアメタルサンプルコードとして提供されています。これらはあくまでデモコードです: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples 以下の例コードをS32396に移植できます。原理は同じですが、S32K396に関連するFWバージョンをダウンロードし、リンク(2x)をリンカーコマンドファイルで変更する必要があります。 c:\NXP\S32K3_HSE_DemoExamples_1_0_0\S32K3_HSE_DemoExamples\Device_Configuration\S32K344_HSE_FW_INSTALL\ もしLauterbach TRACE32デバッガがあれば、最も簡単な方法もご紹介できます。
View full article
EB tresos Studio 28.2 & S32 Design Studio for S32 プラットフォーム 3.5 アクティベートできません 1、 https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=13118607 最新の認証コードを使用しても、正しく認証されません。#S32K3 #EB 2、 https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/dload_serialNum?item_key=13592207&plne=712807&certNum=317665591 S32 プラットフォーム 3.5用のS32 Design Studioもアクティベートに失敗します アクティベーション | インストール | ライセンス | インストーラーのダウンロード SDK Re: EB tresos Studio 28.2 & S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 Unable to activate 申し訳ありませんが、この問題は既に解決済みです。誤って「FlexNetライセンスサービス」を無効に設定してしまっていたことが判明しました。自動モードに変更したら、すべて正常に戻った。 Re: EB tresos Studio 28.2 & S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 Unable to activate @jiri_kral  @petervlna   @Robin_Shen  @danielmartynek   皆さん、助けていただけませんか?これは私にとって本当に重要なことです。皆さん、本当にありがとうございます!
View full article
Micron MT35XU01GBBA on S32G399のFLSドライバーサポート NXPのエキスパートの皆様、こんにちは。 私はAUTOSARのソフトウェアエンジニアで、S32G399プラットフォームを扱っています。 私の理解では、 MX25UW51245GXDR00シリアルNORフラッシュはS32G-VNP-RDB3ボードに搭載されています。SW32G_RTD_4.4_5.0.0_QLP07に示されているFLSドライバの例はS32G-VNP-RDB3ボードのサポートを示しているため、NXP FLSドライバはこのMX25UW51245GXDR00デバイスで検証済みだと推測します。 最近、 Micron MT35XU01GBBA シリアルNORフラッシュを使用している顧客用ボードを受け取りました。 SW32G_RTD_4.4_5.0.0_QLP07に含まれるFLSドライバがMicron MT35XU01GBBAデバイスをサポートしているのか、教えていただけますか? サポートがある場合、MX25UW51245GXDR00からMT35XU01GBBAへの移行時に注意すべき特定の設定変更や制限はありますか? Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 本当にありがとうございます!! Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 こんにちは、 詳細を共有していただきありがとうございます。QSPIフラッシュをMX25UW51245GXDR00からMicron MT35XU01GBBAに移行する際に考慮すべき関連パラメータや要件、FLSドライバのサポート、必要な構成変更、潜在的な制限事項などをレビューします。 レビューが完了次第、詳細をご連絡いたします。 よろしくお願いいたします。 Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 全ての情報を確認する間、お待ちいただきありがとうございました。 既にご存知かもしれませんが、S32G-VNP-RDB3のサンプルで使用されているFLS構成はデバイス固有のものです。そのため、フラッシュID、メモリジオメトリ、ページサイズ、消去サイズ、コマンドLUT、アドレスサイクル、ダミーサイクル、リセットシーケンス、SPIモードとOPIモード間の遷移など、各デバイスごとに設定する必要のあるパラメータが含まれます。したがって、Macronixの構成はMicronデバイスに再利用できません。 考慮すべき主な相違点は以下のとおりです。 メモリサイズ:マクロニクスのデバイスは512Mbですが、MT35XU01GBBAは512Mbのダイを2つ積層した1Gbのデバイスです。したがって、FLSのアドレス範囲とメモリサイズをそれに応じて更新する必要があります。 インターフェースとタイミング:Micronデバイスは1.8V Xccelaインターフェースを使用し、オクタルSDR/DDR動作をサポートしています。DQS対応ではSDRで最大166 MHz、DDRで最大200 MHzまでサポートします。コントローラモード、DDR/SDR設定、DQSサンプリング、DLL/タイミングパラメータ、ダミーサイクルは、Micronデバイスおよび基板デザインに応じて設定する必要があります。 コマンドシーケンス:読み取り、プログラム、消去、レジスタアクセス、モード遷移のLUTは、Micronコマンドセット用に再作成する必要があります。例えば、Micron社のデバイスは8進数の読み出し/書き込みコマンドを使用し、4バイトのコマンドバリアントを別々に用意しています。これらはMacronix社のコマンドシーケンスとは異なります。 アドレッシングとジオメトリ:Micronデバイスは3バイトおよび4バイトアドレッシングをサポートしています。8進数DDRモードでは、4バイトのアドレス指定が必要です。Micronのデータシートには、256バイトのプログラムページ、128KBの均一セクタ消去、および4KB/32KBのサブセクタ消去オプションが記載されている。これらの値は、FLSのメモリおよびセクター構成に反映されなければなりません。 デバイス識別:期待されるJEDEC識別は異なります。Micronのデータシートには、1.8Vデバイスの場合、メーカーIDが0x2C、メモリタイプが0x5B、容量コードが1Gbの場合0x1Bと記載されています。FLSの読み取りIDシーケンスと期待されるデバイスIDは更新されなければなりません。また、正確な拡張IDはお客様ボード上の完全なご注文コードと照合する必要があります。 8進数DDRにおけるプログラミングの制限:Micronのデータシートには、8進数DDRプログラミングにおけるバス遷移の要件が規定されています。奇数の開始アドレスや終了アドレスはアラインメントや0xFFのパディングが必要な場合があるため、ページプログラムの処理は慎重に検証する必要があります。 リセットおよび起動状態:Micronのリセットシーケンスと、デバイスの揮発性/不揮発性構成レジスタを確認する必要があります。リセット後はコントローラとメモリが同じプロトコルとタイミングモードで起動しなければなりません。XIPまたはDDR起動を使用する場合、起動設定もMicronのご注文オプションと正確に一致しなければなりません。 内部で確認したところ、過去にMT35XU01GBBAは正常に使われていましたが、統合はLinux側で行われたため、ハードウェアペリフェラルがメモリをサポートしていることは保証できます。ただし、FLSドライバに特別な懸念があるかどうかは確認する必要があります。この件については社内チームにエスカレーションしました。回答が得られ次第、共有いたします。 参考までに: AN13563:S32G QuadSPIディープダイブ:AN13563:S32G QuadSPIディープダイブ – アプリケーションノート S32G QSPI NORカスタマイズガイド: S32G QSPI Norカスタマイズドキュメント 1Gbit Micron MT35XU01GBBAに対するUBOOT/Linux BSPサポート:https://community.nxp.com/t5/S32G-Internal-Community/gh-p/52149 よろしくお願いします、 アルド。 Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 あなたの情報はとても役に立ちます。ご支援ありがとうございます。 MT35XU01GBBAのために設定例を教えていただけますか?EB tresosプロジェクトでFlsモジュールを設定する際の参考資料として使用したいと考えています。 さらに、以下のリンクにアクセスできません。 UBOOT/Linux BSP対応の1Gbit Micron MT35XU01GBBA: https://community.nxp.com/t5/S32G-Internal-Community/gh-p/52149 関連する情報を共有していただくか、代替リンクを教えていただけませんか Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 こんにちは、クアンさん。 残念ながら、AUTOSARプロジェクト向けにEB tresosを通じてFLSモジュール内のMT35XU01GBBAメモリを有効にする構成例はありません。このデバイスはテストされていないことを確認しました。また、入手可能なRTD FIのデモでは、RDBボード上のMX25UW51245Gの設定のみを提供しています。 明確化のために言うと、内部のU-Boot/Linuxの議論は、同じフラッシュデバイスに対する一般的なBSPサポートの評価と、200MHzでのJEDEC ID読み取りを含むフラッシュプロービングの問題の調査に焦点を当てていました。これはEBトレソのAUTOSAR FLSモジュールのリファレンス実装や構成ではありませんでした。 そのため、現時点ではMT35XU01GBBAの参考例を提供することはできません。それでも、利用可能なデバイスドキュメントと現在のセットアップに基づいて開発と統合を進めることをお勧めします。 実装中に特定のエラーや予期せぬ動作が発生した場合は、詳細情報と関連するログまたは設定情報を共有してください。問題分析のお手伝いを喜んでさせていただきます。さらにサポートが必要な場合は、より専門的なサポートを提供できるよう、プライベートサポートチケットを開設してください。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご理解いただけますようお願い申し上げます。 よろしくお願いいたします、アルド Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 こんにちは、Aldo_Bucioさん。 第6.2節。RTD 2.0.0の「AN13563: S32G QuadSPI Deep Dive」のFLS例では、BootROMも外部フラッシュの初期化に関与しているのを見ていますが、後のアプリケーションで再びフラッシュをリセットするのも見られます。質問ですが、BootROMなしで外部フラッシュは正常に初期化できますか?BootROMがここでどのような役割を果たしているのか、私にはよく分かりません。 もしアプリケーションが直接起動するなら(外付けフラッシュから起動する必要はなく、アプリケーションをRAMに読み込んで実行します)、アプリケーションは独立して初期化や外部フラッシュを使ってデータを保存できるのですよね? Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 こんにちは、 この点について検討する間、お待ちいただきありがとうございました。続けて、主な違いはBootROM構成とFLSドライバ構成が異なる段階に適用されることです。 • BootROMは最初に実行されるソフトウェアです。その後、セキュアブートの場合はHSEファームウェアに、非セキュアブートの場合はカスタマーアプリケーションに制御を移します。(AN13456 — S32G3 ブートプロセス、セクション6、10ページ) ・QSPIブートには、QSPI再構成パラメータは必須ではありません。フラッシュがブート要件を満たしていれば、BootROMはこれらのカードなしでより低いインターフェース速度で起動可能です。これらのパラメータは起動時の通信を最適化するものであり、オプション項目は再構成であって、BootROM自体ではありません。(AN13456、第9節、15ページ) • RTD 2.0.0 FLSの例では、外部フラッシュをSPIモードにリセットし、その後フラッシュとQuadSPIコントローラの両方をOPI動作に設定します。(AN13563 — S32G QuadSPIディープダイブ、セクション6.2、30ページ) したがって、BootROMは自身の設定を使ってブートイメージにアクセスしますが、FLSドライバはアプリケーションからフラッシュを操作するために独自の設定を必要とします。BootROM互換性だけではMicron MT35XU01GBBAのFLSドライバーサポートは確立されません。さらに、AN13563の例はMacronix MX25UW51245Gを使用しているため、その構成がMicronデバイスに直接適用されるとは限りません。 私は引き続きこの捜査を支援し、追加の詳細事項についても検討する用意があります。 敬具 アルド 参考文献:  AN13456: S32G3 ブートプロセス アプリケーションノート AN13563:S32G QuadSPIディープダイブ – アプリケーションノート
View full article
S32G399 上的 Micron MT35XU01GBBA 的 FLS 驱动程序支持 各位NXP专家,大家好! 我是一名使用 S32G399 平台的 AUTOSAR 软件工程师。 据我了解, MX25UW51245GXDR00串行 或非 Flash 安装在S32G-VNP-RDB3板上。SW32G_RTD_4.4_5.0.0_QLP07中提供的 FLS 驱动程序示例表明支持 S32G-VNP-RDB3 板,因此我假设 NXP FLS 驱动程序已经通过 MX25UW51245GXDR00 设备的验证。 我最近收到一块客户的板,它使用的是Micron MT35XU01GBBA串行或非Flash。 请问SW32G_RTD_4.4_5.0.0_QLP07中包含的FLS驱动程序是否支持Micron MT35XU01GBBA设备? 如果有技术支持,从 MX25UW51245GXDR00 迁移到 MT35XU01GBBA 时,我应该注意哪些具体的配置更改或限制? Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 太感谢了!!! Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 您好, 感谢您分享详细信息。我将审查将 QSPI Flash 从 MX25UW51245GXDR00 迁移到 Micron MT35XU01GBBA 时需要考虑的相关参数和要求,包括 FLS 驱动程序支持、所需的配置更改以及任何潜在的限制。 我完成审查后会尽快回复您更多细节。 顺祝商祺! Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 感谢您在我查阅所有资料期间的耐心等待。 您可能已经知道,S32G-VNP-RDB3 示例使用的 FLS 配置是特定于设备的。因此,它包含了诸如闪存 ID、存储器几何形状、页面大小、擦除大小、命令 LUT、地址周期、虚拟周期、复位序列以及 SPI 和 OPI 模式之间的转换等参数,这些参数需要为每个设备进行配置。因此,Macronix 的配置不能重复使用于 Micron 的设备。 需要考虑的主要区别有: 内存容量:Macronix 设备为 512 Mb,而 MT35XU01GBBA 是 1 Gb 设备,由两个堆叠的 512 Mb 芯片实现。因此,FLS 地址范围和内存大小必须相应更新。 接口和时序:Micron 设备采用 1.8 V Xccela 接口,支持八路 SDR/DDR 操作。它在 SDR 模式下支持高达 166 MHz 的频率,在 DDR 模式下支持高达 200 MHz 的频率(带 DQS)。控制器模式、DDR/SDR 设置、DQS 采样、DLL/定时参数和虚拟周期必须根据 Micron 设备 and the board design 进行配置。 命令序列:必须为 Micron 命令集重新创建读取、编程、擦除、寄存器访问和模式转换 LUT。例如,Micron 设备使用八进制读取/编程命令,并有单独的 4 字节命令变体;这些与 Macronix 命令序列不同。 寻址和几何形状:Micron 设备支持 3 字节和 4 字节寻址。在八进制 DDR 模式下,需要 4 字节寻址。Micron 数据表规定了 256 字节的程序页、128 KB 的统一扇区擦除以及 4 KB/32 KB 的子扇区擦除选项。这些值必须反映在 FLS 内存和扇区配置中。 设备标识:预期的 JEDEC 标识有所不同。Micron 数据手册规定,1.8 V 设备的制造商 ID 为 0x2C,内存类型为 0x5B,1 Gb 的容量代码为 0x1B。必须更新 FLS 读取 ID 序列和预期设备 ID;还应根据客户板上的完整订购代码验证确切的扩展 ID。 八进制 DDR 的编程限制:Micron 数据手册规定了八进制 DDR 编程的偶数总线转换要求。奇数起始地址或结束地址可能需要对齐或 0xFF 填充,因此应仔细验证页面程序处理。 RESET 和启动状态:必须检查 Micron 复位序列和设备的易失性/非易失性配置寄存器。RESET后,控制器和存储器必须以相同的协议和定时模式启动。如果使用 XIP 或 DDR 启动,则启动配置也必须与 Micron 订购选项完全匹配。 值得一提的是,我已进行内部检查,MT35XU01GBBA 过去曾成功使用过,但是,集成是在 Linux 端完成的,因此我可以保证硬件外设支持该内存,但是,我需要检查 FLS 驱动程序是否存在任何特殊问题。我已经将此问题提交给内部团队,一旦收到他们的反馈,我会立即分享。 供参考,引用: AN13563:S32G QuadSPI 深度解析: AN13563:S32G QuadSPI 深度解析 – 应用笔记 S32G QSPI 或非 定制指南: S32G QSPI 或非 定制文档 UBOOT/Linux 电路板支持包 对 1Gbit Micron MT35XU01GBBA 的支持:https://community.nxp.com/t5/S32G-Internal-Community/gh-p/52149 此致, 阿尔多。 Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 您提供的信息非常有帮助。感谢您的支持。 请问能否提供MT35XU01GBBA的配置示例?我想在我的 EB tresos 项目中配置 Fls 模块时将其用作参考,引用。 此外,我无法访问以下链接: UBOOT/Linux 电路板支持包对 1Gbit Micron MT35XU01GBBA 的支持: https://community.nxp.com/t5/S32G-Internal-Community/gh-p/52149 请您分享相关信息或提供其他链接。 Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 你好,Quang, 遗憾的是,我们没有通过 EB tresos 在 AUTOSAR 项目中启用 FLS 模块中 MT35XU01GBBA 内存的配置示例。我们确认该设备未经测试,可用的 RTD FI 演示仅提供 RDB 板上 MX25UW51245G 的配置。 为明确起见,U-Boot/Linux 内部讨论的重点是评估对同一闪存设备的通用电路板支持包支持,并调查闪存探测问题,包括在 200 MHz 下读取 JEDEC ID。它不是 EB tresos 中 AUTOSAR FLS 模块的参考,引用实现或配置。 因此,我们目前无法提供 MT35XU01GBBA 的参考,引用示例。尽管如此,我们仍鼓励您根据现有的设备文档和您当前的设置继续进行开发和集成。 如果在实施过程中遇到任何具体错误或意外行为,请分享详细信息以及相关日志或配置信息。我们很乐意协助分析这个问题。如果您需要进一步的帮助,请提交私人支持工单,以便我们提供更有针对性的支持。 由此给您带来的不便,我们深表歉意,并感谢您的理解。 此致敬礼,阿尔多 Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 你好 Aldo_Bucio, 在第 6.2 节中。在 RTD 2.0.0 的 FLS 示例中(参见“AN13563:S32G QuadSPI 深度解析”),我看到 BootROM 也参与了外部闪存的初始化,但我发现后续应用程序会再次重新初始化闪存。我的问题是,如果没有 BootROM,外部闪存能否成功初始化?我不太明白 BootROM 在这里的作用。 如果我的应用程序在启动时直接运行(不需要从外部闪存启动,因为我将应用程序加载到 RAM 中并运行它),应用程序仍然可以独立运行以初始化并使用外部闪存来存储数据,对吗? Re: FLS Driver Support for Micron MT35XU01GBBA on S32G399 你好, 感谢您在我审查这一点期间的耐心等待。需要进一步说明的是,BootROM 配置和 FLS 驱动程序配置的关键区别在于它们适用于不同的阶段: • BootROM 是第一个执行的软件。然后,它将控制权移交给 HSE 固件以进行安全启动,或者移交给客户应用程序以进行非安全启动。(AN13456 — S32G3 启动过程,第 6 节,第 10 页) • QSPI 重配置参数对于 QSPI 启动并非强制性的。如果闪存满足启动要求,BootROM 可以在没有这些组件的情况下以较低的接口速度启动。这些参数优化了启动期间的通信;可选的是重新配置,而不是 BootROM 本身。(AN13456,第 9 节,第 15 页) • RTD 2.0.0 FLS 示例将外部闪存重置为 SPI 模式,然后将闪存和 QuadSPI 控制器配置为 OPI 操作。(AN13563 — S32G QuadSPI 深度解析,第 6.2 节,第 30 页) 因此,BootROM 使用其自身的配置来访问启动映像,而 FLS 驱动程序需要其自身的配置才能从应用程序操作闪存。仅 BootROM 兼容性并不能确定 Micron MT35XU01GBBA 是否支持 FLS 驱动程序。此外,AN13563 中的示例使用的是 Macronix MX25UW51245G,因此不应假定其配置直接适用于 Micron 设备。 我将继续配合这项调查,并审查任何其他细节。 此致, 阿尔多 参考: AN13456:S32G3 启动过程应用笔记 AN13563:S32G QuadSPI 深度解析 – 应用笔记
View full article
F2400 LIMP0 错误 我们发现,在 30 电源频繁开关机循环期间,LIMP0 引脚被拉低。我们尚未找到根本原因。请帮忙分析一下。 通过软件调试,我们发现当报告故障时,以下寄存器被置位: FS_CRC 位 12 INIT_CRC_NOK_I FS_SAFETY_OUTPUTS bit3 LIMP0_DRV M_WU1_FLG 位9 FS_EVT M_GEN_FLAG 位6 WD_G 此外,当 LIMP0 引脚被拉低后,收发器仍处于正常模式,CAN 消息的发送/接收正常。在软件中,我们将看门狗周期配置为无限,但当发生故障时,寄存器仍然显示 256 毫秒。 Re: F2400 LIMP0 ERROR 1:fault error counter default值是1,你读的对不对? FS_I_FSSM_CFG[3:0]的值 2:我把所有影响带LIMP的因素都贴在下面了: 用最笨的方法一个个排除吧只能 Re: F2400 LIMP0 ERROR 1:确认LIMP的上拉还在吗?正常吗?正常 2:读一下Fault error counter是多大在LIMP拉低的状态下 这个值通过SPI回读有点奇怪,是0, FS_I_FSSM_CFG这个寄存器是0x8000 Re: F2400 LIMP0 ERROR 1:确认LIMP的上拉还在吗?正常吗? 2:读一下Fault error counter是多大在LIMP拉低的状态下 Re: F2400 LIMP0 ERROR 是的 Re: F2400 LIMP0 ERROR Hi PINKMAN 您说的是FS2400?
View full article
Zephyr RTOS 入口处的新配置找不到 i.MXRT1185 您好,NXP, 我无法从 Zephyr RTOS 入口找到 i.MXRT1185 型号。 能否帮忙检查并版本我们可以配置运行 Zephyr 的 i.MXRT1185? 非常感谢。 MCUXpresso 配置工具 v26.09 Re: New config from Zephyr RTOS entrance can't find i.MXRT1185 嗨@jimmyli , 感谢您的耐心等待。 经与相关团队核实,我可以确认 i.MX RT1185 目前不受支持。我们已将此议题提交相关团队进一步讨论。 感谢您让我们注意到这个问题,也感谢您提供的宝贵意见。 顺祝商祺! 刘梅
View full article