各位NXP专家,大家好!
我是一名使用 S32G399 平台的 AUTOSAR 软件工程师。
据我了解, MX25UW51245GXDR00串行 或非 Flash 安装在S32G-VNP-RDB3板上。SW32G_RTD_4.4_5.0.0_QLP07中提供的 FLS 驱动程序示例表明支持 S32G-VNP-RDB3 板,因此我假设 NXP FLS 驱动程序已经通过 MX25UW51245GXDR00 设备的验证。
我最近收到一块客户的板,它使用的是Micron MT35XU01GBBA串行或非Flash。
请问SW32G_RTD_4.4_5.0.0_QLP07中包含的FLS驱动程序是否支持Micron MT35XU01GBBA设备?
如果有技术支持,从 MX25UW51245GXDR00 迁移到 MT35XU01GBBA 时,我应该注意哪些具体的配置更改或限制?
您好,
感谢您分享详细信息。我将审查将 QSPI Flash 从 MX25UW51245GXDR00 迁移到 Micron MT35XU01GBBA 时需要考虑的相关参数和要求,包括 FLS 驱动程序支持、所需的配置更改以及任何潜在的限制。
我完成审查后会尽快回复您更多细节。
顺祝商祺!