Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
LPC55S69: I2Cレジスタは全て正しいが、SDA/SCLは物理的に動かない LPC55S69: レジスタ設定が完全に正しいにもかかわらず、I2C4 (Flexcomm 4) マスタが物理的に SDA/SCL を駆動しない - I2C_MasterStart() が I2C_MasterCheckStartResponse() で永久にハングアップする 概要 LPC55S69-EVKでは、I2C_MasterTransferBlocking()はI2C_MasterInit()の直後の最初のトランザクションでタイムアウトなしに永久にハングします(タイムアウトなし、SDKのソース検査で確認済み)。検査できるすべてのペリフェラル設定レジスタ—CFG、PSELID、CLKDIV、MSTTIME、IOCONピン機能、そしてSecure AHBコントローラ のペリフェラルアクセスルール—は正しく設定されていると読み返します。しかし、実行がドライバ内で停止した状態で物理的なSDA/SCLラインを直接マルチメーター測定すると、両ラインはクリーンで変化のないアイドル~3.3Vで位置していることがわかります。つまり、I2Cマスターの内部ステートマシンは物理バスに対してSTART条件を主張することはありません。ソフトウェアはそう認識しているにもかかわらずです。 環境 基板:LPCXpresso55S69-EVK、LPC55S69JBD100 IDE: MCUXpresso IDE v25.6 [ビルド136] I2Cペリフェラル:I2C4(Flexcomm 4)、ピンP1_20(SCL)/P1_21 SDA(SDA)) これはデュアルコアプロジェクトのコア1です(非セキュア、TrustZoneなし - AN12278によると、このチップのコア1にはTrustZone機能がまったくないことが確認されています)。Core 1は正しく起動・実行されていることが確認されています(動作するLED心拍と独立した共有メモリ診断によって証明されています)。このレポートはマルチコアの起動シーケンスではなく、特にI2Cペリフェラルについてのものです。 センサー:Adafruit BME688(STEMMA QT、オンボードプルアップ)、アドレス0x77、正規のAdafruit STEMMA QTからヘッダーへのケーブルで接続 中核となる証拠 1.SDKのソース検査で確認されたハング場所 fsl_i2c.c を読み込んでいます。直接的には、I2C_MasterTransferBlocking() が I2C_MasterStart() を呼び出し、次に I2C_MasterCheckStartResponse() を呼び出します。後者は I2C_PendingStatusWait() を呼び出し、I2C_RETRY_TIMES が 0/undefined の場合、タイムアウトなしのループで kI2C_MasterPendingFlag をポーリングします (このプロジェクトではこれがアクティブなコード パスであることが確認されています - 無条件の while(...) と終了条件のない #else ブランチ)。この呼び出しから実行が戻ることはなく、呼び出しの直前に書き込まれた共有メモリ診断チェックポイントには到達しているが、呼び出しの直後に書き込まれたチェックポイントには5秒以上連続して実行しても到達しないことが確認されている。 2. ハングが発生した時点の状態を登録する(デバッガでリアルタイムに読み取り、仮定値ではない) 登録アドレス値の意味 I2C4->STAT 0x5008A000 0x00000000 アイドル状態。MSTPENDING=0、MSTSTATE=0、エラーフラグなし I2C4->CFG 0x5008A800 0x00000001 MSTEN=1 - マスターモード有効 FLEXCOMM4->PSELID 0x5008AFF8 0x1020F3 PERSEL=3(I2Cパーソナリティが真に選択された)、I2CPRESENT=1 I2C4->CLKDIV 0x5008A814 74 ゼロでない、妥当な除数 I2C4->MSTTIME 0x5008A824 102 ゼロではない、妥当なSCLタイミング IOCON->PIO[1][20] (P1_20/SCL) 0x500010D0 0x323 FUNC=3 (Flexcomm代替機能)、プルアップ+オープンドレイン有効 IOCON->PIO[1][21] (P1_21/SDA) 0x500010D4 0x323 同じ - 正しく設定されています AHB_SECURE_CTRL FLEXCOMM4_RULE 0x500AC124 0 0b00 = 「非安全かつ非特権ユーザーアクセス許可」(最も寛容) AHB_SECURE_CTRL IOCON_RULE 0x500AC130 0 同じです - 完全にオープンで、非安全なアクセスが制限なく これらはすべて、正しく設定され、制限がなく、トランザクションを実行する準備が整ったI2Cマスターが表示すべき内容そのものです。 3.物理的測定(決定的な証拠) 実行が途中で停止した状態(チェックポイント診断で確認済み、STATはこの時点でも0x00000000を表示している): SDA-GND間電圧:3.299V SCL-GND間電圧:3.299V どちらの路線も、完全に停止していて何も手を加えられていないバスと見分けがつかない。I2C_MasterStart() は既に実行済みであるにもかかわらず (これは、実際にハングアップしている I2C_MasterCheckStartResponse() の前に呼び出されます)、また、上記のすべてのレジスタが完全に構成され、制限のないマスターを示しているにもかかわらず、物理的なピンは全く動きませんでした。 除外されたもの センサ/ケーブル/ブレッドボードの故障 - マルチメーターで複数の物理的な配線位置で連続性を確認する(5+回の試み);本物のAdafruit STEMMA QTケーブル;センサーアドレスパッドは文書化された0x77デフォルトと一致しています。物理的なヘッダーピンがどのものを使っていても、結果は同じです クロックソース/周波数 - Flexcomm4のクロックを接続する直前にCLOCK_SetupFROClocking(12000000U)を明示的に再アサートしました。変更なし。 ボーレート/タイミングの計算ミス - 100 kHz から 10 kHz (10 倍) に減少; 同じハング; CLKDIV/MSTTIME は両方ともゼロ以外で妥当であることが確認されています ピンマルチプレクサ - IOCON_FUNC3への書き込みで確認され、ハングアップしたまさにその瞬間に直接レジスタを読み取ることで独立して再検証されました I2Cパーソナリティ選択 - PSELIDで確認済み センサードライバーライブラリ - バイパスされたBME68x.c完全に;SDKの i2c_master_transfer_t struct で直接構築された生の最小限のゼロ長アドレスプローブでも同じハングが発生します MasterEnable オン/オンの切り替え回避策(似たような音のNXPコミュニティレポートによる別の部分)- 効果なし TrustZone/Secure AHB Controller ペリフェラル アクセス制限 - IOCONとFLEXCOMM4の両方が最も許容的な非安全アクセスルールに設定されていることが確認されました 質問 すべてのソフトウェアで見えるレジスタは正しく設定された制限のないI2Cマスターを示しているのに、物理的なSDA/SCLピンは決して動かないことが証明されている(ドライバコール内で凍結された直電圧測定で確認)場合、I2C4ペリフェラルがこの部分でパッドを駆動させるために残るハードウェアレベルのステップは何でしょうか? 具体的には: 私が確認したCFG/PSELID/IOCONレジスタには含まれていない、Flexcomm I2Cパッド駆動に影響を与える既知のLPC55S69のエラーはありますか? Flexcomm I2Cの物理出力(デジタル周辺機器設定レジスタ外の何か)に対して明示的に有効化が必要な追加のパワードメイン、パッドサプライ、またはアナログブロックがあって、見落としている可能性はありますか? これはCore 1(ベアメタル、RTOSなし、TrustZoneなし)であり、Core 0がFreeRTOSを動かすデュアルコアマルチコアプロジェクトであることを踏まえ、Core 0自身のブート時構成とCore 1がFlexcomm4の物理パッドを駆動する能力との間に、レジスタレベルのスナップショット(例:パッドIOセル自体のSYSCONクロックゲーティングなど)以外に何らかの相互作用が既知のものはありますか? CLOCK_AttachClkの周辺機能クロックとは異なるのでしょうか? ご要望があれば、プロジェクト全体、ロジックアナライザによるデータ取得、または追加のレジスタダンプを提供いたします。 LPC55xx Re: LPC55S69: I2C registers all correct, but SDA/SCL never physically move 解決済み - 根本原因はIOCON代替機能番号の誤りでした 後で同じ症状のThreadを見つけた方のために解決策を投稿します。 実際の根本原因 IOCON_PIO_FUNC3 は、このボード上で P1_20/P1_21 を FC4 I2C にルーティングしません。正しい代替機能は FUNC5で、IOCONレベルでオープンドレインは 無効 化されています(I2C周辺機器のCFGレジスタが内部でオープンドレイン動作を処理しており、IOCONパッドレベルで再度有効化したのも誤りでした)。 コメントのpin_signal順序(PIO1_20/FC7_RTS_SCL_SSEL1/CT_INP14/FC4_TXD_SCL_MISO_WS/PLU_OUT2)を読み、0インデックス位置=関数番号と仮定してFUNC3を導出しました。その想定はこのピンに関しては間違っていた。 なぜこのような不可解な症状が生じたのか 誤った代替機能を選択した場合でも、I2C内部レジスタはすべて完全に構成されたものとして読み取られます。 I2C4->CFG.MSTEN = 1 (マスター有効) FLEXCOMM4->PSELIDは、真に選ばれたI2C特性を示した CLKDIV/MSTTIME は有効で、ゼロ以外でした。 IOCON->PIO[1][20/21]でも選択された関数が表示されていましたが(間違った関数でしたが)、このレジスタの値だけでは「間違った関数」を示すことはなく、「何らかの関数が選択されている」ということしか分かりません。 これらは物理的なピンが実際にI2Cブロックに接続されているかどうかに依存しません。PSELIDとCFGはFlexcomm/I2Cロジックの内部にあり、IOCONマルチプレックスがルーティングする代替機能に関係なく存在します。つまり、周辺機器は内部的に完全に設定されて「準備完了」状態でしたが、物理的なSDA/SCLピンは実際には配線されていませんでした。これにより、I2C_MasterTransferBlocking()で永久的なハングが発生しました(SDKソースで確認:I2C_RETRY_TIMESが0ならタイムアウトなし)、エラーフラグは一切発生せず、最終的に証明されたのはマルチメーター測定で、取引中に凍結されていても物理バスがアイドル電圧で全く変化していないことが示されました。ピンは実際には一度も駆動されていなかったのです。 どのようにして発見されたか 同じボード用に新しく独立したシングルコアテストプロジェクトを作成し、MCUXpressoウィザード独自の自動生成BOARD_InitACCELPins()機能を使用しました(このボードには同じI2C4バスに配線されたオンボード加速度計があり、ウィザードはこれらのピンに対して動作し検証済みのマルチプレックスを出荷します)。その関数の実際の生成ソースを読んでみると、IOCON_PIO_FUNC5でオープンドレインが無効になっていることが分かりました。これは、私が手動で作成したFUNC3/オープンドレイン有効の設定と真っ向から矛盾しています。NXP自身の検証値に合わせる切り替えで、永久ハングは即座に解消されました。その後の無関係なアドレスNAK(0x77応答なし)は単なる緩んだヘッダーとピンの接触であり、接続を異なるヘッダーピンに移動させることで解決されました。 同じ症状に悩む人への教訓 Flexcommペリフェラルのレジスタ(PSELID、CFG、CLKDIVなど)はすべて正しく設定されていると読み返しても、物理バスには(マルチメーターやスコープで確認)活動が全く表示されない場合、手作業で導出された代替機能番号をpin_signalコメントの順序を読み取るのは信用しないでください。このSDKが提供するウィザード自動生成のピンマルチパクサ関数と照合し、同じ物理ピンを同じボード上で共有するもの(評価ボード自体が使うペリフェラル、例えば加速度センサやコーデックなどは、真に検証された参考の良い情報源です)。または、仮定された関数インデックスから手書きIOCON_PinMuxSet()呼び出しを書くのではなく、MCUXpresso Pinsツールでピンマルチックスを直接再生成してください。 改めて、このスレッドの以前の投稿や元のマルチコアブートスレッドに関わってくださった皆さんに感謝します。両方の調査におけるレジスタレベルの検証作業が、最終的にこの矛盾(すべて正しく設定されているのにバス上には何もない)を明確にして追跡できるものにしました。
View full article
S32K358 HSE not initializing after flash erase Hello NXP Team, I am working with an S32K358 and have enabled HSE with AB-SWAP (OTA). HSE was previously working, but after flashing a combined bootloader + application image and performing a partial code flash erase, HSE is no longer initializing. Environment MCU: S32K358 HSE: AB-SWAP / OTA enabled HSE FW: s32k358_hse_fw_1.14.0_2.40.0_pb230807.bin.pink Installer: S32K344_HSE_FW_INSTALL with AB-SWAP configuration Debugger: J-Link / PEmicro through S32 Design Studio Application: Custom BMS bootloader + application using HSE for SHA-256/RSA secure boot functionality Current Issue After the flash operation, Hse_Ip_GetHseStatus() does not return an initialized HSE status. The MU0 FSR (0x4038C104) remains 0x00000000, and the installer application gets stuck in HseFwInstall_WaitInitOk() and eventually reports HSE_INSTALL_MU_TIMEOUT. The following observations were made: 0x4038C104 (MU0 FSR) = 0x00000000 0x1B000000 (UTEST HSE feature flag) = DDCCBBAA AABBCCDD 0x00400000 contains data beginning with 60FFFFDB... HSE passive region 0x00BD4000 cannot be read through the debugger J-Link verification of the passive region fails Directly loading the .pink file with J-Link reports that the file format is unsupported We erased the application/code flash area: 0x00400000 – 0x0068FFFF Our understanding is that this does not overlap the HSE/sBAF reserved region: 0x00BD4000 – 0x00BFFFFF Questions Could you please advise on the correct HSE recovery/reinstallation procedure for S32K358 with AB-SWAP enabled when MU FSR remains 0x00000000? Specifically: Is the HSE passive region expected to be unreadable through J-Link after HSE is enabled/protected? For recovery, should we use the complete HSE installer ELF with the required IVT/boot header rather than directly programming the .pink file? If the UTEST HSE feature flag is already programmed and HSE firmware data is present at 0x00400000, what conditions could prevent sBAF from installing or initializing HSE firmware during POR? Could the LC state or compatibility between the sBAF version and HSE firmware version cause the installation to fail without an obvious error? When MU0 FSR remains 0x00000000, which registers or status bits should we check to identify the reason for the HSE boot/install failure? Is there any specific AB-SWAP recovery sequence that should be followed after a partial code flash erase? The expected behavior is that after a successful POR and HSE initialization, MU0 FSR should indicate HSE_STATUS_INIT_OK and HSE_STATUS_RNG_INIT_OK, allowing HSE services to be used. Any guidance on the correct recovery procedure and the registers/debug information we should collect would be greatly appreciated. Thank you. Re: S32K358 HSE not initializing after flash erase I think the first thing to clarify is whether HSE was ever successfully installed and running on this device, or whether you are trying to perform the initial HSE installation after programming the UTEST flag and flashing the HSE image to 0x00400000. From your description, it is not clear whether HSE was previously installed and working and then stopped initializing after the flash erase, or whether this is the first installation attempt and sBAF never installed the HSE firmware during POR. This information would significantly narrow down the possible root causes. If HSE was working before, we would focus on what changed and whether the firmware was invalidated or erased. If it never worked, we would focus on the installation prerequisites and image validity. Re: S32K358 HSE not initializing after flash erase Hello David, To confirm, HSE was successfully installed and was working correctly on this device before the flash erase operation. This is not the initial HSE installation attempt. After the HSE installation, I verified that HSE was functioning correctly using the HSE Crypto example. In particular, I successfully performed the SHA-256 hash algorithm, which confirmed that HSE was initialized and the HSE crypto services were working properly. The sequence of events was: I successfully installed HSE with AB-SWAP/OTA configuration. I verified that HSE initialization was successful. I tested the HSE Crypto functionality and successfully executed SHA-256. I then programmed my combined bootloader + application image. During the subsequent debugging/programming activity, I performed a partial code flash erase from: 0x00400000 – 0x0068FFFF After this erase operation and POR, HSE stopped initializing. Currently, Hse_Ip_GetHseStatus() does not indicate an initialized HSE, and the installer gets stuck in HseFwInstall_WaitInitOk() and eventually reports HSE_INSTALL_MU_TIMEOUT. Therefore, I believe the issue is related to something that changed during the flash erase/programming operation, rather than an initial HSE installation problem. I would like to understand whether the erase range could have affected any HSE firmware, AB-SWAP metadata, boot configuration, or other HSE-related information required for HSE initialization. Please let me know what additional memory locations or register values I should check to determine what was affected.
View full article
新しいボードでのDDRストレステストの失敗 こんにちは、 私はH5TQ4G63CFR-RDCを使用した、2GBのDDR3を搭載したカスタムimx6qボードを持っています。DDRをツールでテストしましたが、テストは失敗しました。 DDRデータシートと、.incファイルを生成するために使用したプログラミング補助ツールを添付しました。ファイル。 見て、何が間違っているのか教えてもらえますか? ありがとうございます デール dalejames_0-1787191942198.png i.MX6Quad
View full article
CodeWarrior ARMv8 11.5.0 ~ 11.5.12Windows 11 25H2 でアップデートが失敗する 希望する結果 サポートされている手続きや修正された更新パッケージが必要で、CodeWarrior ARMv8 11.5.0が11.5.12に正常に更新できるようにしたいです。このWindows 11システムでは、QCVSとシナリオツールを含めて動作します。 背景 私は、2020年から2024年までの複数のWindowsシステムに、同じ一般的なアップデート手順を使用して、このCodeWarriorリリースを正常にインストールおよびアップデートしました。 現在、以下の箇所で再現性のある不具合が発生しています。 Windows 11 Pro バージョン25H2 OSビルド26200.9168 Windows Feature Experience Pack 1000.26100.344.0 インストール/アップデートのテストを少なくとも4回繰り返しました。両方試しました: - オンライン更新サイト: http://cache.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/ARMV8_11_5_0/Windows - オフライン更新アーカイブ: com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip 失敗の原因は毎回ほぼ同じだった。 最新のテストは、クリーンなサンドボックス環境のWindows 11仮想マシンで実施されました。CodeWarriorは以下から正常にインストールされました: CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe ベースインストーラーのSHA256: ea32f78530f38ec33dcfd128e64e5dbdde34803d0f49ded8778369ef146e5e66 オフラインアップデートSHA256: 212ca00092174bd98fe407572aa7b7eeb7bb1918a82fbf08c22578f687d5e418 関連するNXPコミュニティ投稿: 1. LA1224用のCodeWarrior このユーザーは、同じ基本インストーラーを使ってクリーンなWindowsサンドボックスインストールでもほぼ同じ失敗を再現しました。また、FreescaleProcessCheck を介して fsl_gdb を 13.0.0 から 14.0.0 にアップデートする際にも、「param_not_set」というエラーが発生します。 https://community.nxp.com/t5/Layerscape/CodeWarrior-for-LA1224/td-p/2096289 2. カスタムLX2080ボードでUSB CodeWarrior Tap Debugを使用する際に発生するいくつかの問題 NXPテクニカルサポートは、同じ11.5.12を推奨しています。アーカイブを更新し、同じヘルプ -> 新しいソフトウェアをインストールする -> 追加 -> アーカイブ手順。 https://community.nxp.com/t5/CodeWarrior-for-QorIQ/some-problems-when-use-usb-codewarrior-tap-debug-on-my-custom/td-p/2139784 エラーを再現する手順 1. クリーンなWindows 11 Pro 25H2の仮想マシンから始めます。 2. インストール: CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe インストールは正常に完了しました。 3. CodeWarriorを起動します。 4. 選択: ヘルプ -> 新しいソフトウェアをインストールする -> 追加 -> アーカイブ 5. 選択: com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip 6. 「すべて選択」をクリックし、「次へ」をクリックします。 7. 「インストール詳細」ページには、既にインストールされているコンポーネントが更新されると表示されます。 8. ライセンスに同意し、「完了」を選択します。 9. インストールが失敗する原因: 設置中にエラーが発生しました セッションコンテキストは以下の通りです:(profile=epp.package.cpp、phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、operand=[R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb13.0.0.202003111126 --> [R]com.freescale.core.debugger.fsl_gdb14.0.0.202204131357、アクション=com.freescale.updater.customactions.actions.FreescaleProcessCheck)。 NLSメッセージ欠落: com.freescale.updater.customactions.Messages内のparam_not_set このクリーンな再現から得られた関連ファイル: - 202608201229_DiagnosticInfo.zip - エラーログ.txt - Configuration.txt - Image-1_Problem_Occured.png - Image-2_Problem_Occured-Details.png ガイダンス ログから得られた最も重要な観察結果は以下のとおりです。 - Error_Log.txt には、クリーンなベースインストールが開始された直後、11.5.12 の前に Eclipse p2 メタデータのエラーが表示されます。更新試行: 「unit」に必要な属性がありません: id - クリーンインストールには、次のようなNXPビルドシステムパスへの参照も含まれています。 C:/w/NCProd/NC_ARMv8/Layout/... に続く: URIは階層構造ではない - その後、アップデートは具体的に以下の置換中に失敗します。 com.freescale.core.debugger.fsl_gdb 13.0.0.202003111126 と 14.0.0.202204131357 - アップデートが失敗した後、Configuration.txt には部分的/混合アップデート状態が表示されます。fsl_gdb 機能は 14.0.0.202204131357 ですが、実際の fsl_gdb プラグインは 13.0.0.202003111126 のままです。 - org.eclipse.emf.edapt.history 1.4.0.201902190757 はインストール内にありますが、類似のNXPコミュニティ報告ではp2依存関係エラーがあり、バンドルが見つからないと主張されています。 これは、ベースインストールの失敗というよりは、再現性のあるCodeWarrior/Eclipse p2のアップデートの問題であると思われます。 Re: CodeWarrior ARMv8 11.5.0 to 11.5.12 Update Fails on Windows 11 25H2 クリーンなWindows 10 Pro 22H2 x64仮想マシン上で、CodeWarriorのインストールとアップグレードの手順を同様に実行しました。 Windows 10: バージョン22H2 OSビルド 19045.2965 基本インストーラー: CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Win_Offline.exe SHA256: ea32f78530f38ec33dcfd128e64e5dbdde34803d0f49ded8778369ef146e5e66 オフラインアップデート: com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip SHA256: 212ca00092174bd98fe407572aa7b7eeb7bb1918a82fbf08c22578f687d5e418 CodeWarrior 11.5.0の基本インストールが正常に完了しました。その後、11.5.12を適用しました。私の最初の投稿で説明した手順と同じ方法でオフラインアップデートを行います。 ヘルプ -> 新しいソフトウェアをインストールする -> 追加 -> アーカイブ -> すべて選択 ->インストール Windows 10でのアップデートは正常に完了しました。 アップデート後: CodeWarrior バージョン: 11.5.12 ビルドID: 221209 QCVS: 4.24.0.0001-20221019 fsl_gdb: 14.0.0.202204131357 これはWindows 11 Pro 25H2、ビルド26200.9168で繰り返し失敗する同じインストーラーとアップデートアーカイブです。fsl_gdb 13.0.0 の実行中に-> 14.0.0 アップデート内容: FreescaleProcessCheck NLS 欠落メッセージ: param_not_set Windows 10の設定、エラーログ、CodeWarriorについてのスクリーンショットを、比較成功例として添付します。 これは、今回の不具合がWindows 11 25H2との互換性に関連していることを強く示唆している。 Re: CodeWarrior ARMv8 11.5.0 to 11.5.12 Update Fails on Windows 11 25H2 こんにちは、 この比較証拠の強さを踏まえ、以下のことを行ってください。 私たちのシステムでCASEを開く — FreescaleProcessCheck カスタムアクション com.freescale.updater.customactions バンドルがWindows 11 25H2と互換性があるかどうかを検証する必要があります。ログに表示されている URI is not hierarchical エラーは、新しい OS で実行された際に、カスタムアクションの Java コードにパス解決の問題があることを強く示唆しています。 パッチ適用されたアップデートアーカイブや回避策をリクエストする — 具体的には、 FreescaleProcessCheck ステップを回避するバージョンの fsl_gdb 14.0.0プラグインが提供できるか尋ねてください Windows 11 25H2のサポート状況を確認する — 公式リリースノートではWindows 11 22H2までのみ有効です。NXPのエンジニアリング部門は、25H2がサポートされているかどうかを正式に確認するか、修正予定時期を提示すべきである。 暫定的な回避策 — もしお客様が今すぐ機能的な環境を必要としているなら、Windows 10 Pro 22H2はまったく同じファイルで動作することが確認されています。Windows 10の仮想マシンは、有効な暫定的な解決策となる。 よろしくお願いします。 Re: CodeWarrior ARMv8 11.5.0 to 11.5.12 Update Fails on Windows 11 25H2 こんにちは、 @Bio_TICFSL さん、 お返事ありがとうございます。 ご指示通り、NXPのチケットシステムでケース01000640を作成しました。
View full article
新主板的DDR压力测试失败 您好, 我有一块定制的 imx6q 主板,配备 2GB DDR3 内存,使用 H5TQ4G63CFR-RDC 芯片。我用这个工具测试了DDR,测试失败了。 我已附上DDR数据手册和我用来生成.inc文件的编程辅助工具。文件。 请您帮忙看一下,告诉我我哪里做错了? 谢谢! 戴尔 dalejames_0-1787191942198.png i.MX6 四核
View full article
Cortex-A53 SoCがロックステップモードをサポートすることについての問い合わせ NXPテクニカルサポート担当者様 現在、以下の要件を満たすSoCを探しています。 Arm Cortex-A53プロセッサー Cortex-A53コア/クラスター間のロックステップ動作のサポート 産業用などの非自動車用途を想定しています 現在購入可能な評価・開発ボード ロックステップモードの有効化・設定方法を説明するリファレンスマニュアルや公式ドキュメント 当初はS32G2を検討しましたが、S32Gファミリーは主に自動車・車両用途向けに位置づけられているため、NXPが上記の要件を満たす他のSoCを持っているかどうか知りたいです。 例えば、Cortex-A53を使用する i.MX 8M Mini / i.MX 8M Plusも検討しています。しかし、利用可能なドキュメントからはCortex-A53のロックステップ操作をサポートしているかどうかは確認できていません。 これらの要件を満たす適切なNXPのSoCや評価ボードをご紹介いただけますか? 特に、以下の情報を提供していただけるとありがたいです。 SoC部品番号 現在購入可能な評価ボード リファレンス・マニュアルのCortex-A53ロックステップ機能を説明するセクション/ページ ロックステップモードを有効化・設定する方法を示すドキュメントや例があれば教えてください 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode こんにちは、トアン ご返信と情報提供ありがとうございます。 Cortex-A53ハードウェアのLockstep機能については、現在この機能を実現しているのはS32G製品のみです。 Cortex-M/Rのロックステップ機能については、S32KやS32Z/Eのような製品に注目できますが、これらも主に自動車**アプリケーション**向けです。 BR ジョーイ Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode こんにちは、ジョーイ。 ご説明いただきありがとうございます! ご質問についてですが、現在は要件に基づく技術情報の収集と調査の初期段階にあり、詳細なプロジェクトの文脈はまだ完全には定義されていません。しかし、私たちの方向性についていくつかの重要な洞察を共有できます。 応用シナリオ:純粋にオートモーティブ用途ではなく、一般的な産業用・組み込みシステムのソリューションを模索しています。S32Gは強力なプラットフォームですが、そのオートモーティブ業界への強い注力により、より汎用的なプロセッサ/MCUを求めており、より幅広い非自動車製品に適合するものを求めています。 ロックステップ要件:はい、ロックステップ機能への関心は、システム設計における高い信頼性、故障検出、セーフティ・チェック機構の必要性から来ています。 代替案を積極的に探しているので、Lockstepハードウェアをサポートしつつ、オートモーティブよりも一般的なインダストリアル用アプリケーションに適した汎用プラットフォーム(MCU/SoC)をおすすめしてもらえますか? 改めてサポートありがとうございます! よろしくお願いいたします。 トアン Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode こんにちは、トアン サポートありがとうございます! はい、S32Gは主にオートモーティブで使われるロックステップ機能をサポートしています。一部のお客様は航空宇宙やその他の分野でも応用しています。 もっと詳しい情報を教えてもらえますか? 1. あなたのプロジェクトの応用シナリオはどのようなものですか? 2. なぜ同期行動が必要なのですか?セーフティ基準を満たすためですか? BR ジョーイ Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode すみません、もう一つ質問してもいいですか? NXP S32G2/S32G3プラットフォーム上のCortex-A53コアについてアドバイスをいただきたいです。 NXPはCortex-A53コア向けに公式にLinux BSPを提供していると理解しています。しかし、Linux以外のオペレーティングシステム、特にWindows on Armを実行できるかどうかを調査したいと考えています。 私の初期調査によると、Windows on ArmはAArch64(ARM64)アーキテクチャをサポートしており、Cortex-A53はARMv8-A 64ビットアーキテクチャに基づいています。したがって、CPUアーキテクチャの観点から見ると、両者は互換性があるように思われる。しかし、CPUアーキテクチャの互換性だけでは特定のハードウェアプラットフォームでWindowsを動かすには不十分かもしれないことは理解しています。 以下の点についてアドバイスいただけますか? Linux BSP以外で、S32G2/S32G3のCortex-A53コアでWindows on Armを動かすことは可能でしょうか? 可能であれば、どのような方法が利用できますか? 例えば、既存のBSPやポーティングソリューションはありますか?それともブートローダーやUEFI、ACPIの設定、デバイスドライバなどのコンポーネントを移植・開発する必要があるのでしょうか? Windows on ArmがS32G2/S32G3プラットフォームで動作するなら、ハードウェアやドライバーの互換性はどの程度期待できるのでしょうか? 特に、既存のペリフェラルやドライバがWindows上でサポートできるかどうかを理解したいと考えています。 Windows on ArmがCortex-A53コア上で動作している場合、Cortex-A53のロックステップ機能はまだ使えますか? もしそうなら、ロックステップはどのように設定されているのでしょうか?また、Linux BSP環境と比べて何か違いや制限はありますか? 私たちのプロジェクトの目標は、S32Gプラットフォーム上でWindows on Armを動かすだけでなく、Cortex-A53のロックステップ機能がWindows環境で使用可能かどうかを検証することです。 このテーマについて、皆さまのアドバイスやおすすめをいただけると大変ありがたいです。
View full article
S32K311 HSEファームウェアのフラッシュアルゴリズムとライフサイクルアンロックの照会(P&E Cyclone FXを使用) 現在、S32K311 MCUを使ったプロジェクトを進めています。お客様はHseLib_HseFwInstall_Driver.hexとapp.hexを提供しており、私たちはP&E Cyclone FXプログラマーを使用しています。NXPの専門家に、新しいMCUのアルゴリズム選択の確認をお願いしたいと思います。 1. HseLib_HseFwInstall_Driver.hexを新しいMCU(nxp_s32k311-1x32x212k_hse_enabled.arpまたはnxp_s32k311-1x32x212k_hse_disabled.arp)にフラッシュする際、どのアルゴリズムを使うべきか? 2. HSEドライバーの書き込み後にどのアルゴリズムを選択するべきか? 3. HSEドライバーが正常にインストールされているかどうかはどうやって確認できますか? 4. MCUのライフサイクルがロックされているなら、どうやって解除できるのか? 事前に感謝いたします。 Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) ハイ 名前の HseLib_HseFwInstall_Driverから、中国の お客様のようで、中国FAEが提供する HSE_Lib デモを参照しています。 A1. nxp_s32k311-1x32x212k_hse_disabled.arp A2.お客様が設置したHSEのFWが、そのものがFULL_MEMか、AB_SWAPかをお客様に確認することをお勧めします。 FULL_MEMをインストールする場合は、nxp_s32k311_1x32x212k_hse_enabled.arpを選択してください。 AB_SWAPをインストールする場合は、nxp_s32k311_1x32x168k_ab_swap.arpを選択してください。 A3. 0x4039C028 の HSE GPR レジスタを確認してください。ビット「0」は、HSEファームウェアがインストールされているかどうかを示します。 A4。LifeCycleがどの段階まで進んでいるのか、私にはよく分かりません。デ バッグアクセスについて質問されているなら、Rev12の「82.11 Debug across device LifeCycles」を参照S32K3XXRMことをお勧めします。 信頼:認証が成功した場合(正しい認証情報でチャレンジ/レスポンスハンドシェイク) 関連項目: ...\s32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427\Doc\S32K3_SecureDebug_UserGuide.pdf この書類は中国のFAEまたはお客様のところから入手する必要があります。 NXP オートモーティブ S32K311-SECUREDEBUGがサポートされています! NXP:PEmicroツールを使ったS32K3xxセキュアデバッグサポートの有効化 よろしくお願いいたします ロビン Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) 私はP&E Cyclone FXに詳しくないので、 S32K3 HSEのファームウェアインストールに関する議論を参照することをお勧めします。 0x4039C028=0xC1、ビット1=1は、HSE FWが正常に動作していることを示します。 Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) こんにちは、ロビンさん。 ご協力ありがとうございます。 さらに、以下の図に示すプログラミング手順に従って、HSEイメージを設定しました(外部電源とプログラマーリレーを使用)。 フラッシュ後、アドレスでMCUから実際に読み取られるデータは以下の通りです。 アドレスコンテンツ.PNG 何か問題がないか、もう一度確認してもらえますか?ありがとう。
View full article
PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) Hi everyone, I am currently integrating the PCA2131 Automotive RTC into a Battery Management System (BMS) and experiencing an inconsistent issue with the periodic interrupt generation. Issue Description: We are trying to generate an interrupt at a defined interval (e.g., every X minutes). The core problem is that the behavior is highly erratic: Sometimes, the interrupt triggers exactly as expected. Sometimes, the counter appears to run approximately 4x faster than it should. Sometimes, the interrupt is missed entirely. Because this issue occurs randomly, we are struggling to isolate the root cause. Testing & Observations: Hardware: We have tested 3–4 different RTC samples, and this abnormal behavior has been observed across multiple units. Clock Configurations: We evaluated the default 32.768 kHz clock, as well as the 16 kHz and 8 kHz configurations. Interrupt Intervals: Tested with 1-minute, 2-minute, and 5-minute intervals. Result: The timing instability persists across these variations. Request: For reference, I have attached our schematic and the captured waveforms. Could you please review the attachments and help us understand what could be causing this? We would appreciate any insight into specific register configurations, known errata, or noise/hardware conditions that could lead to this intermittent timing instability. Thanks in advance for your support. rtc Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) Hello! Could you please check the following points? The MSF flag (bit 7 of Control_2, address 01h) must be explicitly cleared after every interrupt.  Always write 0 to MSF (bit 7 of Control_2) in your ISR. Use the AND-write method described in Section 7.11.5 of the datasheet (write 0 to clear, 1 to leave unchanged) If both MI (bit 1) and SI (bit 0) of Control_1 are set, the result is an interrupt once per second not once per minute. Set only MI = 1, SI = 0 in Control_1 for a periodic minute interrupt. Read back the register to confirm. Please let me know the result. Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) Hello, The writes that disable the alarm comparators by setting AEN_x = 1 are commented out, please uncomment all five lines. These writes must execute before re-arming the next alarm. In the alarm trigger screenshot, the raw register value ctrl2.w = 18 (0x12 = 0001 0010 binary) correctly shows: Bit 4 = 1 → AF (Alarm Flag) is SET Bit 1 = 1 → AIE (Alarm Interrupt Enable) is SET However, the struct field ctrl2.b.af is displayed as 0 in the debugger. This means your C bitfield struct definition for Control_2 does not correctly map the af field to bit 4. If any part of the firmware branches on ctrl2.b.af instead of the hardware interrupt line or RTC_ALarm_Flag software variable, it will fail to detect the alarm and miss interrupts entirely  explaining the missed interrupt symptom. Please verify and correct the bitfield definition of your Control_2 register struct. The af field must be declared at bit position 4. Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) I Checked as you suggested me. For that I take screenshot of CTRL_REG_1 and CTRL_REG_2 when alarm trigger and after alarm clear. Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) Hello ErikaC, Thanks for the review. I have uncommented the five lines for AEN_x as requested. I verified the bitfield definition, and it is correct. In the 'alarm trigger' image, the ctrl2.b.af bit successfully sets to 1. In the 'alarm clear' image, it resets to 0. The bitfield is behaving exactly as expected. Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) Waiting for your reply or can we take this discussion over the mail. My email id: - [email protected]
View full article
关于支持锁步模式的 Cortex-A53 SoC 的咨询 尊敬的恩智浦技术支持人员: 我们目前正在寻找符合以下要求的SoC: Arm Cortex-A53处理器 支持 Cortex-A53 内核/集群之间的同步操作 适用于非汽车应用,例如工业应用 一款目前可供购买的评估/开发板 一份参考手册或其他官方文档,解释如何启用/配置锁定步进模式。 我们最初考虑过 S32G2,但由于 S32G 系列主要面向汽车/车辆应用,我们想知道 NXP 是否有其他 SoC 符合上述要求。 例如,我们也在关注采用 Cortex-A53 的 i.MX 8M Mini / i.MX 8M Plus。然而,根据现有文档,我们尚无法确认它们是否支持 Cortex-A53 锁步操作。 请问您能否推荐一些符合这些要求的恩智浦SoC和评估板? 尤其感谢您能提供以下信息: SoC部件号 目前可供购买的评估板 参考手册中描述 Cortex-A53 锁步功能的章节/页码 是否有任何文档或示例说明如何启用/配置锁定模式 感谢您的支持。 Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode 你好,Toan 感谢您的回复和提供的信息。 对于您需要的 Cortex-A53 硬件上的 Lockstep 功能,目前只有 S32G 产品实现了此功能。 关于 Cortex-M/R 的 Lockstep 功能,您可以关注 S32K/S32Z/E 等产品,但这些产品也主要用于汽车应用。 BR 乔伊 Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode 嗨,乔伊, 谢谢你的解释! 关于您的问题,我们目前正处于根据我们的需求收集和调查技术信息的初始阶段,因此详细的项目背景尚未完全确定。不过,我可以分享一些关于我们发展方向的关键见解: 应用场景:我们正在探索通用工业/嵌入式系统的解决方案,而不是纯粹的汽车应用。虽然 S32G 是一个功能强大的平台,但它对汽车领域的强烈关注促使我们寻找更通用的处理器/MCU,以适应更广泛的非汽车产品。 锁定要求:是的,我们对锁定功能的兴趣源于我们系统设计中对高可靠性、故障检测和功能安全/检查机制的需求,以确保整体稳定性。 由于我们正在积极寻找替代方案,您能否推荐一些其他支持硬件锁步但更适合通用工业应用而非汽车应用的通用平台(MCU/SoC)? 再次感谢您的支持! 顺祝商祺! 托安 Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode 你好, Toan 感谢您的支持! 是的,S32G 支持锁步功能,主要用于汽车领域。一些客户也将其应用于航空航天和其他领域。 您能提供更多信息吗? 1. 您的项目应用场景是什么? 2. 为什么需要同步进行?是为了符合功能安全标准吗? BR 乔伊 Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode 不好意思,我能再问一个问题吗? 我想请教您关于 NXP S32G2/S32G3 平台上的 Cortex-A53 内核的问题。 据我了解,NXP 官方为 Cortex-A53 内核提供了 Linux BSP。但是,我们想研究一下是否有可能在 Arm 上运行 Linux 以外的操作系统,特别是 Windows。 根据我的初步研究,Windows on Arm 支持 AArch64 (ARM64) 架构,而 Cortex-A53 基于 ARMv8-A 64 位架构。因此,从 CPU 架构的角度来看,它们似乎是兼容的。但是,我明白仅凭 CPU 架构兼容性可能不足以在特定硬件平台上运行 Windows。 请您就以下几点提供建议? 除了 Linux BSP 之外,是否有可能在 S32G2/S32G3 的 Cortex-A53 内核上运行 Windows on Arm? 如果可行,有哪些方法可以实现? 例如,是否有现成的 电路板支持包。 或移植解决方案可用,或者是否需要移植和开发诸如引导加载程序/UEFI、ACPI 配置和 设备驱动程序等 元器件? 如果 Windows on Arm 可以在 S32G2/S32G3 平台上运行,那么硬件和驱动程序的兼容性可以达到什么水平? 我们尤其想了解现有的外围设备和驱动程序在 Windows 下是否受支持。 如果 Windows on Arm 运行在 Cortex-A53 内核上,是否仍然可以使用 Cortex-A53 的锁定步进功能? 如果是这样,锁步是如何配置的?与 Linux 电路板支持包。环境相比,有哪些不同或限制? 我们项目的目标不仅是在 S32G 平台上运行 Arm 架构的 Windows,还要验证 Cortex-A53 的锁步功能是否可以在 Windows 环境下使用。 我们非常希望您能就此主题提出建议和意见。
View full article
S32K311 HSE固件刷写算法及生命周期解锁查询(使用P&E Cyclone FX) 我们目前正在进行一个使用 S32K311 MCU 的项目。客户提供了 HseLib_HseFwInstall_Driver.hex 和 app.hex,我们使用的是 P&E Cyclone FX 编程器。我们想请恩智浦半导体的专家帮忙确认一款全新MCU的算法选择: 1. 将 HseLib_HseFwInstall_Driver.hex 烧录到全新的 MCU(nxp_s32k311-1x32x212k_hse_enabled.arp 或 nxp_s32k311-1x32x212k_hse_disabled.arp)时,应该使用哪种算法? 2. HSE驱动程序刷写完成后应该选择哪种算法? 3. 如何确认 HSE 驱动程序是否成功安装? 4. 如果MCU的生命周期被锁定,如何才能解锁? 提前谢谢您。 Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) HI 根据名称HseLib _HseFwInstall_Driver 来看,它似乎是一家中国客户,并引用了中国 FAE 提供的HSE_Lib演示。 A1. nxp_s32k311-1x32x212k_hse_disabled.arp A2.我建议您询问客户他们安装的 HSE 固件是 FULL_MEM 还是 AB_SWAP。 如果您要安装 FULL_MEM,请选择 nxp_s32k311_1x32x212k_hse_enabled.arp。 如果您要安装 AB_SWAP,请选择 nxp_s32k311_1x32x168k_ab_swap.arp。 A3. 检查 HSE GPR 寄存器,地址为 0x4039C028。位“0”表示是否已安装 HSE 固件。 A4。我不确定生命周期已经发展到哪个阶段了。如果您询问有关调试访问的问题,我建议您参考 S32K3XXRM Rev12 中的“ 82.11 跨设备生命周期的调试”。 可信:成功认证后(使用正确的凭据进行质询/响应握手)即可进行调试。 参见: ...\s32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427\Doc\ S32K3_SecureDebug_UserGuide.pdf此文档需要从中国 FAE 或您的客户处获取。 支持 NXP Automotive S32K311-SECUREDEBUG! 恩智浦:使用 PEmicro 工具实现 S32K3xx 安全调试支持 此致敬礼, Robin Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) 我不熟悉 P&E Cyclone FX,所以我建议参考S32K3 HSE 固件安装问题中的讨论。 0x4039C028=0xC1,Bit1=1,表示 HSE 固件运行正常。 Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) 你好,罗宾, 感谢您的帮助。 此外,我按照下图所示的编程顺序设置了 HSE 镜像(使用外部电源 + 编程继电器)。 刷写固件后,从MCU读取到的地址处的实际数据如下。 地址内容.PNG 请您帮我再确认一下有没有什么问题?谢谢。
View full article
IMX93 - Boot Cortex-M33 with Barebox Dear support team, We are designing our custom board with an IMX9332C. We chose not to use U-Boot as our bootloader, but Barebox instead, so sadly we cannot benefit from the work already done in uboot-imx. Our boot chain is as follows: TF-A → Barebox → Linux. Versions: imx-atf lf-6.18.20-2.0.0, Barebox 2025.09.0 (custom board port), Linux 6.18.13. We want to use the Cortex-M33 auxiliary core for our real-time-constrained features. The idea is to compile bare-metal code with the SDK, then load the resulting binary via the remoteproc framework from Linux. I wrote and compiled a very simple C program that blinks an IO. When I load it with remoteproc, the framework reports that it has been loaded, but it does absolutely nothing. Whenever I stop it, it crashes. My first guess was that the core wasn't correctly configured, so I dug into how u-boot prepares the M33 on NXP's FRDM reference board. I found that the M33 core has to be "prepared": its RAM must be zeroized, the watchdog configured, the TCM set up, etc. I ported some of these operations into my low-level initialization code in Barebox, but now when I load the code with remoteproc, it resets instantly. At this point, I looked at the SRSR register to find the root cause of the reset, and the M33_REQ bit is set. Looking at the documentation, this means a reset was requested by the Cortex-M33 itself. I currently have no idea why this reset request is emitted; it isn't triggered anywhere in my own code. Here are my questions: Is there any documentation on the full requirements for "preparing" the M33? What are the possible sources of a CM33_REQUEST reset ? Where could this come from? Thank you. Re: IMX93 - Boot Cortex-M33 with Barebox Hello @jlablanche  I hope you are doing very well.     Unfortunately, we do not support the Barebox Bootloader in our platforms.   But you can take as started point the chapter 4.7.4.1.4  i.MX 93 and  i.MX 93W from the i.MX Linux User's Guide:   image.png   Here you can take a look to the prepare_mcore.       Regarding to the CM33_REQUEST in SRSR.   This can be because of the WDOG1 timeout.   If your Barebox init code enabled WDOG1 but your bare-metal firmware does not service it in time, the watchdog expires and asserts SYSRESETREQ.       Best regards, Salas.
View full article
IMX93 - 使用 Barebox 启动 Cortex-M33 尊敬的技术支持团队: 我们正在设计一款采用 IMX9332C 的定制电路板。 我们选择不使用 U-Boot 作为引导加载程序,而是使用 Barebox,因此很遗憾,我们无法受益于 uboot-imx 中已经完成的工作。我们的启动链如下:TF-A → Barebox → Linux。 版本:imx-atf lf-6.18.20-2.0.0Barebox 2025.09.0(自定义板端口),Linux 6.18.13。 我们希望使用 Cortex-M33 辅助内核来实现对实时性要求较高的功能。其思路是使用 SDK 编译裸机代码,然后通过 remoteproc 框架从 Linux 加载生成的二进制文件。 我编写并编译了一个非常简单的 C 程序,它可以使 I/O 闪烁。当我使用 remoteproc 加载它时,框架报告说它已经加载,但它却什么也没做。每次我停止它,它就会崩溃。 我首先猜测是核心配置不正确,所以我深入研究了 u-boot 如何在 NXP 的 FRDM 参考板上准备 M33。我发现 M33 内核必须进行“准备”:其 RAM 必须清零,看门狗必须配置,TCM 必须设置等等。我将其中一些操作移植到了 Barebox 的底层初始化代码中,但现在当我使用 remoteproc 加载代码时,它会立即重置。 此时,我查看了 SRSR 寄存器以找出 RESET 的根本原因,发现 M33_REQ 位已设置。 查看文档可知,这意味着 Cortex-M33 本身请求了重置。 我目前完全不知道为什么会发出这个RESET请求;它并没有在我的代码中被触发。 我的问题如下: 是否有关于“准备”M33的全部要求的文档? CM33_REQUEST RESET 的可能原因有哪些?这究竟是从哪里来的? 谢谢。 Re: IMX93 - Boot Cortex-M33 with Barebox 你好@jlablanche 希望你一切都好。     遗憾的是,我们的平台不支持 Barebox Bootloader。   但 你 能 拿 作为 开始 观点 这 章 4.7.4.1.4 i.MX 93 和i.MX 93W 从 这 i.MX Linux 用户指南:   image.png   您可以在这里查看…… prepare_mcore 。       关于 SRSR 中的 CM33_REQUEST。   这可能是由于 WDOG1 超时导致的。   如果您的 Barebox 初始化代码启用了 WDOG1,但您的裸机固件没有及时处理它,则看门狗超时并发出 SYSRESETREQ 指令。       顺祝商祺! 萨拉斯。
View full article
Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode Dear NXP technical supporter, We are currently looking for a SoC with the following requirements: Arm Cortex-A53 processor Support for lockstep operation between Cortex-A53 cores / cluster Intended for non-automotive applications, such as industrial applications An evaluation/development board that is currently available for purchase A Reference Manual or other official documentation that explains how to enable/configure the lockstep mode We initially considered the S32G2, but since the S32G family is primarily positioned for automotive/vehicle applications, we would like to know whether NXP has any other SoCs that meet the above requirements. For example, we are also looking at the i.MX 8M Mini / i.MX 8M Plus, which use Cortex-A53. However, we have not been able to confirm whether they support Cortex-A53 lockstep operation from the available documentation. Could you please recommend any suitable NXP SoC(s) and evaluation board(s) that meet these requirements? In particular, we would appreciate it if you could provide: The SoC part number The evaluation board currently available for purchase The section/page in the Reference Manual describing the Cortex-A53 lockstep function Any documentation or example showing how to enable/configure lockstep mode Thank you for your support. Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode Hi,Toan Thank you for your reply and information. For the Lockstep feature on the Cortex-A53 hardware that you require, currently only the S32G product have achieved this capability. Regarding the Lockstep function of Cortex-M/R, you can focus on products such as S32K/S32Z/E, but these are also mainly for automotive applications. BR Joey Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode Hi Joey, Thank you for the clarification! Regarding your questions, we are currently in the initial phase of gathering and surveying technical information based on our requirements, so the detailed project context is not fully defined yet. However, I can share a few key insights on our direction: Application Scenario: We are exploring solutions for general industrial/embedded systems rather than purely automotive applications. While S32G is a powerful platform, its strong automotive focus makes us look for a more general-purpose processor/MCU that fits a broader scope of non-automotive products. Lockstep Requirement: Yes, our interest in the lockstep feature stems from the need for high reliability, fault detection, and safety/checking mechanisms in our system design to ensure overall stability. Since we are actively looking for alternatives, could you recommend any other general-purpose platforms (MCUs/SoCs) that support hardware Lockstep but are better suited for general industrial applications rather than automotive? Thanks again for your support! Best regards, Toan Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode Hi,Toan Thank you for your support! Yes, the S32G supports lockstep function, which is mainly used in the automotive. Some customers have also applied it in aerospace and other fields. Could you share more information with me? 1.What is the application scenario of your project? 2.Why is lockstep necessary? Is it to meet safety standards? BR Joey Re: Inquiry about Cortex-A53 SoC supporting lockstep mode Sorry, can i ask one more question: I would like to ask for your advice regarding the Cortex-A53 cores on the NXP S32G2/S32G3 platform. I understand that NXP officially provides a Linux BSP for the Cortex-A53 cores. However, we would like to investigate whether it is possible to run an operating system other than Linux, particularly Windows on Arm. Based on my initial research, Windows on Arm supports the AArch64 (ARM64) architecture, while the Cortex-A53 is based on the ARMv8-A 64-bit architecture. Therefore, from the CPU architecture perspective, they appear to be compatible. However, I understand that CPU architecture compatibility alone may not be sufficient to run Windows on a specific hardware platform. Could you please advise us on the following points? Apart from the Linux BSP, is it possible to run Windows on Arm on the Cortex-A53 cores of the S32G2/S32G3? If it is possible, what approaches are available? For example, is there an existing BSP or porting solution available, or would it be necessary to port and develop components such as the bootloader/UEFI, ACPI configuration, and device drivers? If Windows on Arm can run on the S32G2/S32G3 platform, what level of hardware and driver compatibility can be expected? In particular, we would like to understand whether the existing peripherals and drivers can be supported under Windows. If Windows on Arm is running on the Cortex-A53 cores, is it still possible to use the Cortex-A53 lockstep functionality? If so, how is lockstep configured, and are there any differences or limitations compared with the Linux BSP environment? The goal of our project is not only to run Windows on Arm on the S32G platform, but also to verify whether the Cortex-A53 lockstep functionality can be used in the Windows environment. We would greatly appreciate your advice and recommendations on this topic.
View full article
IMX93 - Boot Cortex-M33 ベアボックス搭載 サポートチームの皆様へ、 当社では、IMX9332Cを搭載したカスタム基板を設計しています。 私たちはU-Bootをブートローダーとして使わず、代わりにBareboxを選んだため、残念ながらuboot-imxで既に行われた作業の恩恵を受けることができません。私たちのブートチェーンは以下の通りです:TF-A → Barebox → Linux。 バージョン: imx-atf lf-6.18.20-2.0.0、ベアボックス 2025.09.0(カスタムボードポート)、Linux 6.18.13。 リアルタイム制約機能にはCortex-M33の補助コアを使いたいと考えています。アイデアは、SDKでベアメタルコードをコンパイルし、Linuxのremoteprocフレームワークを通じて得られたバイナリを読み込むことです。 私は入出力デバイスを点滅させる非常にシンプルなC言語プログラムを作成し、コンパイルしました。remoteprocを使って読み込むと、フレームワークは読み込まれたと報告するのですが、実際には何も起こりません。停止しようとすると必ずクラッシュします。 最初はコアの設定が正しくなかったのではないかと思い、NXPのFRDMリファレンスボードでU-bootがM33をどう準備しているかを調べました。M33コアは「準備」する必要があることがわかりました。つまり、RAMをゼロにし、ウォッチドッグを設定し、TCMをセットアップするなどです。これらの操作の一部をBareboxの低レベル初期化コードに移植しましたが、remoteprocでコードをロードすると、すぐにリセットされてしまいます。 この時点で、リセットの根本原因を突き止めるためにSRSRレジスタを確認したところ、M33_REQビットが設定されていました。 ドキュメントを見ると、これはCortex-M33自体からリセットが要請されたことを意味します。 なぜこのリセットリクエストが出るのか、今のところ全く分かりません。自分のコードのどこにもトリガーされていません。 私の質問は以下のとおりです。 M33の「準備」に関する完全な要件に関するドキュメントはありますか? CM33_REQUESTリセットの可能な原因は何でしょうか?これはどこから来たのでしょうか? ありがとう。 Re: IMX93 - Boot Cortex-M33 with Barebox こんにちは、 @jlablancheさん お元気でお過ごしのことと思います。     残念ながら、当プラットフォームではBareboxブートローダーをサポートしていません。   しかし あなたは 取れ ない as started point the chapter 4.7.4.1.4 i.MX 93 および i.MX 93W from the i.MX Linuxユーザーガイド:   image.png   ここで、 prepare_mcoreをご覧ください。       SRSRにおけるCM33_REQUESTに関して。   これはWDOG1のタイムアウトが原因かもしれません。   Barebox の初期化コードで WDOG1 が有効になっているにもかかわらず、ベアメタル ファームウェアが時間内にそれを処理しない場合、ウォッチドッグは期限切れになり、SYSRESETREQ がアサートされます。       よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
PCA2131 RTC:断続的な周期割り込み(欠落または4倍の速度で動作) こんにちは、皆さん 現在、 PCA2131 オートモーティブ RTC をバッテリー管理システム(BMS)に統合しているところで、周期的な中断発生に不安定な問題が発生しています。 問題の説明:定義された間隔(例:X分ごと)で割り込みを発生させようとしています。根本的な問題は、その動作が非常に不安定であることだ。 場合によっては、割り込みが期待どおりに発生する。 時々 、カウンターが本来の速度の約4倍の速さで動作しているように見えることがあります。 場合によっては、割り込みが完全に無視されることがあります。 この問題はランダムに発生するため、根本原因の特定に苦慮しています。 テストと観察結果: ハードウェア: 3~4種類の異なるRTCサンプルをテストしましたが、この異常な動作は複数のユニットで確認されています。 クロック構成:デフォルトの32.768kHzクロックに加え、16kHzおよび8kHzの構成についても評価しました。 割り込み間隔: 1分、2分、5分の間隔でテストしました。 結果:タイミングの不安定性は、これらのバリエーション全体にわたって持続する。 依頼:参考までに、回路図と取得した波形を添付しました。 添付ファイルを確認して、何が原因なのか理解する手助けをしていただけますか?この断続的なタイミング不安定性の原因となる特定のレジスタ構成、既知のエラッタ、ノイズやハードウェアの状態についてのご意見をいただけるとありがたいです。 サポートありがとうございます。 RTC Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) こんにちは! 以下の点を確認していただけますか? MSFフラグ(Control_2のビット7、アドレス01h)は、割り込みが発生するたびに明示的にクリアする必要があります。 ISR内では、必ずMSF(Control_2の7番目のビット)に0を書き込みます。データシートの7.11.5節に記載されているAND書き込みメソッド(0を書き込むとクリア、1を書き残す)を使います。 Control_1のMI(ビット1)とSI(ビット0)の両方が設定されている場合、結果として割り込みは1分に1回ではなく、1秒に1回発生します。 定期的な1分間隔の割り込みを行うには、Control_1でMI = 1、SI = 0のみを設定してください。確認のため、登録簿を読み返してください。 結果を教えてください。 Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) ご指示いただいた通りに確認しました。そのため、アラームが作動した時とアラームが解除された後に、CTRL_REG_1とCTRL_REG_2のスクリーンショットを撮ります。 Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) こんにちは、 AEN_x = 1に設定してアラームコンパレータを無効化する書き込みはコメントアウトされます。5行すべてコメントを解除してください。これらの書き込みは、次の警報を再作動させる前に実行されなければなりません。 アラームトリガーのスクリーンショットでは、生のレジスタ値 ctrl2.w= 18 (0x12 = 0001 0010 バイナリ) は正しく以下を表示します: ビット4 = 1 → AF(アラームフラグ)がセットされる ビット1 = 1 → AIE(アラーム割り込みイネーブル)がセットされます しかし、構造体フィールド ctrl2.b.af はデバッガで 0 と表示されます。つまり、Control_2のCビットフィールド構造体定義では、AFフィールドをビット4に正しくマッピングしていないということです。もしファームウェアのどこかがハードウェア割り込みラインRTC_ALarm_Flagやソフトウェア変数の代わりに ctrl2.b.af に分岐すると、アラームを検出できず、割り込みを見逃すことが完全に説明されます。これが割り込みの欠如症状の説明になります。 Control_2レジスタ構造体のビットフィールド定義を確認し、修正してください。afフィールドはビット位置4で宣言しなければなりません。 Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) こんにちは、 ErikaC さん、 レビューありがとうございます。 ご要望どおり、AEN_xに関する5行のコメントを解除しました。 ビットフィールドの定義を確認しましたが、正しいです。「アラームトリガー」画像では、ctrl2.b.af ビットが正常に 1 に設定されます。「アラーム解除」画像では、0にリセットされます。ビットフィールドは期待どおりに動作しています。 Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) 返信を待っていますか、それともこの話は郵送で進めましょうか? 私のメールアドレス:- [email protected]
View full article
S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) We currently have a project using the S32K311 MCU. The customer has provided HseLib_HseFwInstall_Driver.hex and app.hex, and we are using a P&E Cyclone FX programmer. We would like to ask the NXP experts to help confirm the algorithm selection for a brand-new MCU: 1. Which algorithm should be used when flashing the HseLib_HseFwInstall_Driver.hex onto a brand-new MCU(nxp_s32k311-1x32x212k_hse_enabled.arp or nxp_s32k311-1x32x212k_hse_disabled.arp)? 2. Which algorithm should be selected after the HSE driver is flashed? 3. How can we confirm if the HSE driver is successfully installed? 4. If the MCU's lifecycle is locked, how can it be unlocked? Thank you in advance. Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) Hi Based on the name HseLib_HseFwInstall_Driver, it appears to be a Chinese customer and references the HSE_Lib demo provided by China FAE. A1. nxp_s32k311-1x32x212k_hse_disabled.arp A2. I suggest you ask the customer whether the HSE FW they installed is FULL_MEM or AB_SWAP. If you are installing FULL_MEM, select nxp_s32k311_1x32x212k_hse_enabled.arp. If you are installing AB_SWAP, select nxp_s32k311_1x32x168k_ab_swap.arp. A3. Check HSE GPR register at 0x4039C028. Bit '0' says if HSE firmware is installed or not. A4. I'm not sure which stage LifeCycle has advanced to. If you're asking about debug access, I suggest you refer to "82.11 Debug across device LifeCycles" in S32K3XXRM Rev12.  Trusted: Debug is possible after successful authentication (Challenge/Response handshake with correct credentials) See also: ...\s32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427\Doc\S32K3_SecureDebug_UserGuide.pdf This document needs to be obtained from China FAE or your customer. NXP Automotive S32K311-SECUREDEBUG is supported! NXP: Using PEmicro Tools to Enable S32K3xx Secure Debug Support Best Regards, Robin Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) I'm not familiar with P&E Cyclone FX, so I suggest referring to the discussion in the S32K3 HSE firmware installation issues. 0x4039C028=0xC1, Bit1=1, indicates that the HSE FW is running normally. Re: S32K311 HSE Firmware Flashing Algorithm and Lifecycle Unlock Inquiry (Using P&E Cyclone FX) Hello Robin, Thank you for your help. Additionally, I followed the programming sequence in the diagram below to set up the HSE image (using external power supply + programmer relay). After flashing, the actual data read from the MCU at the address is as follows.  ADDRESS content.PNG  Could you please help me double-check if there's anything wrong?  Thanks.
View full article
PCA2131 RTC:间歇性周期性中断(丢失或运行速度快4倍) 大家好, 我目前正在将PCA2131 汽车实时时钟集成到电池管理系统 (BMS) 中,但遇到了周期性中断生成不稳定的问题。 问题描述:我们尝试按规定的时间间隔(例如,每 X 分钟)生成中断。核心问题在于这种行为极不稳定: 有时,中断会按预期触发信号。 有时,计数器似乎运行速度比正常速度快大约 4 倍。 有时,中断会被完全忽略。 由于这个问题是随机发生的,我们很难找出根本原因。 测试与观察: 硬件:我们测试了 3-4 个不同的 RTC 样品,并在多个单元中观察到了这种异常行为。 时钟配置:我们评估了默认的 32.768 kHz 时钟,以及 16 kHz 和 8 kHz 配置。 中断间隔:分别以 1 分钟、2 分钟和 5 分钟的间隔进行测试。 结果:在这些变化中,时间不稳定性依然存在。 请求:我已附上原理图和捕获的波形图供您参考。 请您查看附件,并帮助我们了解可能是什么原因导致这种情况?我们非常希望了解具体的寄存器配置、已知的错误或可能导致这种间歇性时序不稳定的噪声/硬件条件。 感谢您的支持。 RTC Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) 您好! 请您核对以下几点? 每次中断后,必须显式清除 MSF 标志(Control_2 的第 7 位,地址 01h)。 在你的中断服务例程 (ISR) 中,始终向 MSF(Control_2 的第 7 位)写入 0。使用数据手册第 7.11.5 节中描述的 AND 写入方法(写入 0 清除,写入 1 保持不变)。 如果 Control_1 的 MI(位 1)和 SI(位 0)都设置了,则结果是每秒发生一次中断,而不是每分钟发生一次中断。 仅将 Control_1 中的 MI = 1、SI = 0 设置为周期性分钟中断。查阅登记簿以确认。 请告知结果。 Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) 你好, 通过设置 AEN_x = 1 来禁用警报比较器的写入操作已被注释掉,请取消注释所有五行。这些写入操作必须在重新启动下一个警报之前执行。 在报警触发截图中,原始寄存器值 ctrl2.w= 18(0x12 = 0001 0010 二进制)正确显示: 位 4 = 1 → AF(报警标志)被设置 位 1 = 1 → AIE(报警中断使能)已设置 但是,在调试器中,结构体字段 ctrl2.b.af 显示为 0。这意味着您为 Control_2 定义的 C 位域结构体没有正确地将 af 字段映射到第 4 位。如果固件的任何部分在 ctrl2.b.af 而不是硬件中断线或 RTC_ALarm_Flag 软件变量上进行分支,则它将无法检测到警报并完全丢失中断,从而解释了丢失中断的症状。 请检查并更正 Control_2 寄存器结构的位域定义。af 字段必须在第 4 位位置声明。 Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) 我按照你的建议检查过了。为此,我在报警触发时和报警清除后分别截取 CTRL_REG_1 和 CTRL_REG_2 的屏幕截图。 Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) 你好ErikaC , 感谢您的评价。 我已经按要求取消了 AEN_x 的五行代码的注释。 我已验证位域定义,它是正确的。在“报警触发”图像中,ctrl2.b.af 位成功设置为 1。在“警报清除”图像中,它重置为 0。位域的行为完全符合预期。 Re: PCA2131 RTC: Intermittent periodic interrupts (Missed or running 4x faster) 期待您的回复,或者我们能否通过邮件讨论? 我的邮箱地址:[email protected]
View full article
FreeRTOSの使用に関する質問 こんにちは。現在S32DS 3.6.6を使用しており、使用しているRTDは以下のとおりです。 YangLuYao_0-1787190833199.png FreeRTOSミドルウェアを使いたいのですが、コンポーネントリストに見当たりません。 YangLuYao_1-1787190897886.png パッケージマネージャーに該当するパッケージが見つかりませんでした。 YangLuYao_2-1787190945484.png どうすれば追加できますか?バージョンに問題があるのでしょうか?私のチップはFS32K116LAT0MLFTです。ご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 Re: 关于使用FreeRTOS的问题 ありがとうございます。ご指示通りにインストールできました。ありがとうございました! Re: 关于使用FreeRTOS的问题 こんにちは 请点击 S32K1 リファレンスソフトウェア - > オートモーティブ SW - S32K1 - FreeRTOS - > SW32K1xx FreeRTOS 11.1.0バージョン 0.8.0 CD1 ダウンロードSW32K1xx_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip よろしくお願いいたします ロビン
View full article
MPC5777C MPUはコア間のタイミング干渉を増加させる可能性があるか? こんにちは、 MPC5777CでMPUを使うことでメモリアクセス時間が長くなるかどうか知りたいです。具体的には、両方のコアが同時にMPUを通過するアクセスを行う場合にMPUで競合が発生するかどうか知りたいです(例:CPU0がPRAMC_0アクセスを同時に行い、CPU1によるEBIアクセスも同時に行い、両方ともMPU_0)。 ありがとうございます リカルド Re: MPC5777C MPU potentially increasing inter-core timing interferences? こんにちは、 MPUは2つのコア間に追加の競合やレイテンシを生じさせません。MPUは各スレーブポートのアクセスを組み合わせロジックを用いて独立かつ並列に評価します。MPUモジュール内でスレーブポート間で共有リソースやシリアライズは存在しません。 あなたの具体的な例(CPU0がスレーブポート1経由でPRAMC_0にアクセスしMPU_0 CPU1が、CPU1がスレーブポート0 MPU_0経由でEBIにアクセスする場合、両方のスレーブポートが同時にサービスされ、MPU側からの干渉はありません。 実際のインターコアタイミング干渉の原因はXBAR(クロスバースイッチ)であり、2つのマスターが同時に同じXBARスレーブポートをターゲットにした場合にアクセスを仲裁します。PRAMC_0とEBIは異なるXBARスレーブポート(それぞれポート2とポート1)であるため、ご提示のシナリオではXBARレベルでの競合は発生しません。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: MPC5777C MPU potentially increasing inter-core timing interferences? 下記の資料がお役に立てば幸いです。ところで、なぜタイミングの内容を知りたいのですか?アプリケーション関連のものはありますか? AN12080:クロックモニターユニット(CMU)– アプリケーションノート AN12176: MPC5777Cクロックカリキュレータガイド – アプリケーションノート Re: MPC5777C MPU potentially increasing inter-core timing interferences? ご回答ありがとうございます!@db16122 、私は安全に重要なアプリケーションのためにデュアルコア構成でのMPC5777C使用を評価しており、非常に厳格なガイドラインを満たす必要があります。コア間の潜在的な干渉源はすべて把握され、特性評価されなければタイミング解析が安全に行われなければなりません。@petervlna指摘したように、共有リソースに対するXBAR仲裁は既知の干渉源であり、MPUが保護可能なメモリへのアクセスを検証できるようにすれば同様のことが起こる可能性があるのか気になっています。MPUがまた別のリソース競合点ではないことは良いニュースです。 よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
MPC5777C MPU 是否有可能增加核心间时序干扰? 你好, 我想知道在 MPC5777C 中使用 MPU 是否会增加内存访问时间。具体来说,我想知道当两个核心同时执行通过 MPU 的访问时(例如,CPU0 对 PRAMC_0 的访问与 CPU1 对 EBI 的访问同时进行——两者都会经过 MPU_0)。 谢谢! 里卡多 Re: MPC5777C MPU potentially increasing inter-core timing interferences? 你好, MPU不会在两个核心之间引入任何额外的争用或延迟。MPU 使用组合逻辑独立且并行地评估其每个从端口上的访问——MPU 模块内部的从端口之间没有共享资源或序列化。 在您提供的具体示例中(CPU0 通过 MPU_0 从端口 1 访问 PRAMC_0,CPU1 通过 MPU_0 从端口 0 访问 EBI),两个从端口同时提供服务,MPU 端不会进行任何干扰。 核心间时序干扰的真正来源是 XBAR(交叉开关),当两个主设备同时访问同一个 XBAR 从设备端口时,XBAR 会仲裁访问权限。由于 PRAMC_0 和 EBI 是不同的 XBAR 从端口(分别是端口 2 和端口 1),因此您的示例场景也不会在 XBAR 级别引起争用。 顺祝商祺! Peter Re: MPC5777C MPU potentially increasing inter-core timing interferences? 希望以下文档对您有所帮助。顺便问一下,你为什么想知道时间安排?有任何相关的申请吗? AN12080:时钟监测单元 (CMU) – 应用笔记 AN12176:MPC5777C 时钟计算器指南 – 应用笔记 Re: MPC5777C MPU potentially increasing inter-core timing interferences? 谢谢大家的回复!@db16122 ,我正在评估在双核配置中使用 MPC5777C 的情况,该配置用于一个安全关键型应用,必须满足非常严格的准则——必须了解并表征内核之间所有潜在的干扰源,以确保我们的时序分析是安全的。正如@petervlna指出的,对共享资源的 XBAR 仲裁是一个已知的干扰源,我想知道如果我启用 MPU 来验证对其可保护的内存的访问,是否会发生类似的情况。令人欣慰的是,MPU 不是另一个资源争用点。 顺祝商祺! 里卡多
View full article