2406737_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2406737_ja-JP

2406737_ja-JP

FreeRTOSの使用に関する質問

こんにちは。現在S32DS 3.6.6を使用しており、使用しているRTDは以下のとおりです。

YangLuYao_0-1787190833199.pngYangLuYao_0-1787190833199.pngYangLuYao_0-1787190833199.png

FreeRTOSミドルウェアを使いたいのですが、コンポーネントリストに見当たりません。

YangLuYao_1-1787190897886.pngYangLuYao_1-1787190897886.pngYangLuYao_1-1787190897886.png

パッケージマネージャーに該当するパッケージが見つかりませんでした。

YangLuYao_2-1787190945484.pngYangLuYao_2-1787190945484.pngYangLuYao_2-1787190945484.png

どうすれば追加できますか?バージョンに問題があるのでしょうか?私のチップはFS32K116LAT0MLFTです。ご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

Re: 关于使用FreeRTOS的问题

ありがとうございます。ご指示通りにインストールできました。ありがとうございました!

Re: 关于使用FreeRTOS的问题

こんにちは

请点击 S32K1 リファレンスソフトウェア - > オートモーティブ SW - S32K1 - FreeRTOS - > SW32K1xx FreeRTOS 11.1.0バージョン 0.8.0 CD1 ダウンロードSW32K1xx_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip

よろしくお願いいたします
ロビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-21-2026 03:29 AM
Updated by: