Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MCXA185 ROM ISP UART 在自定义引脚上无响应 你好, 我正在使用 NXP MCXA185VLH 定制板,并尝试通过 CMPA/PFR 配置修改默认 ROM ISP UART 引脚。 1. 目标 MCXA185 ISP UART 的默认引脚为: LPUART2 TX:P2_2 RX:P2_3 我想将 ROM ISP UART 更改为: LPUART4 TX:P3_27 RX:P3_28 我使用的是 Secure Provisioning Tool (SPT) / SPSDK 3.10.0 和 MCU-LINK Pro 作为调试探针。 2. CMPA ISP_UART_CFG 配置 在 PFR 配置工具中,我按如下方式配置了 ISP_UART_CFG: UART_RX_PIN 0x7C UART_RX_FUNC_SLOT 0b0011 UART_ISP_FLEXCOM 0b0100 UART_TX_PIN 0x7B UART_TX_FUNC_SLOT 0b0011 UART_BAUD_RATE AUTO_BAUDRATE / 0b0000 根据PIN码编码,我理解如下: 0x7B → P3_27 0x7C → P3_28 因此,预期的配置是: LPUART4 TX = P3_27 RX = P3_28 功能槽 = 3 波特率 = 自动波特率检测 MCXA185 文档还将 LPUART4 列为实例 4,因此我配置了相应的 UART_ISP_FLEXCOM 值。 3. CMPA生成和编程 我使用 SPT/SPSDK 生成了 CMPA 二进制文件。 生成的脚本已成功执行。 重要的命令/结果如下: # ## Create CMPA page - binary ## # pfr.exe export -c pfr_write_cmpa.yaml -o pfr_write_cmpa.bin 成功。(已生成 CMPA 二进制文件) 然后检查了引导加载程序连接: blhost -t 2000 -p COM8,115200 -j --get-property 1 0 然后返回: { "命令": "get-property", “回复”: [ 1258488320 ], “地位”: { 描述: 0 (0x0) 成功。 值:0 } } 然后 CMPA 就被抹去了: pfr.exe erase-cmpa -p COM8,115200 -f mcxa185 结果: CMPA 页面地址(mcxa185),版本:最新版本为 0x7e000 CMPA页面已被删除。 然后我编写了 CMPA 程序: blhost -t 5000 -p COM8,115200 -j -- write-memory 0x0007E000 pfr_write_cmpa.bin 结果: { “命令”:“写入内存”, “回复”: [ 256 ], “地位”: { 描述: 0 (0x0) 成功。 值:0 } } 因此,CMPA 会擦除并重新写入报告的成功信息。 4. 通过 MCU-LINK Pro 进入 ISP 模式 我使用的是MCU-LINK Pro: 恩智浦半导体 MCU-LINK Pro (r0CF) CMSIS-DAP V2.241 序列号:JE3OY43UTRELI 调试邮箱已成功启动: nxpdebugmbox -i pyocd cmd -f mcxa185 start 结果: 启动调试邮箱成功 然后我强制MCU进入ISP模式: nxpdebugmbox -i pyocd cmd -f mcxa185 ispmode -m 0 结果: 成功进入ISP模式 因此,调试邮箱报告称 MCU 已成功进入 ISP 模式。 5. 将UART连接到新的ISP引脚 我有一个 USB 转 UART 适配器连接到定制板上。 适配器连接到: MCXA185 P3_27 / P3_28 串口是: COM27 连接断开了: USB-UART TX → MCXA185 P3_28 (RX) USB-UART RX ← MCXA185 P3_27 (TX) 接地 → 接地 我正在以下位置进行测试: 115200 波特 6. BLHOST 在新的 ISP UART 上没有响应 进入ISP模式后,我运行: blhost -t 10000 -p COM27,115200 -j --get-property 1 但是,我得到的是: SpsdkNoDeviceFoundError: 未找到具有给定接口“uart”和参数“port=COM27,baudrate=115200,timeout=10000”的设备。 因此,ROM ISP引导加载程序没有通过COM27/P3_27/P3_28响应。 进入ISP模式后,我在串口监视器上还观察到以下情况: [RX] - 00 但我没有收到有效的 BLHOST 响应。 7. 已检测到 COM27 的物理信号。 nxpdevscan 正确显示了 MCU-LINK Pro 和相关的 USB 设备,但是: 正在扫描 UART 设备……未发现任何设备 USB-UART 适配器本身在 Windows 中以 COM27 端口显示,并被串行监视器/BLHOST 程序使用。 8. 原ISP UART正常工作 在更改 ISP UART 配置之前,我可以通过原有的 ISP UART 与 MCU 通信,方法如下: blhost -t 10000 -p COM8,115200 -j --get-property 1 返回结果成功: { "命令": "get-property", “回复”: [ 1258488320 ], “地位”: { 描述: 0 (0x0) 成功。 值:0 } } 这证实了: MCU功能正常。 ROM ISP功能正常。 BLHOST/SPSDK 功能正常。 USB-UART适配器和串口通信设置正常。 将 ISP UART 配置更改为 P3_27/P3_28 后,问题就出现了。 9. 调试内存访问问题 我还尝试直接通过 MCU-LINK Pro 验证 CMPA 内容。 CMPA的地址是: 0x0007E000 我使用了: nxpdebugmbox -i pyocd mem-tool read-memory -f mcxa185 -a 0x0007E000 -c 0x100 -h 但收到: SPSDKAppError:SPSDK:找不到内存访问端口! 我还尝试了: nxpdebugmbox -i pyocd mem-tool test-connection -f mcxa185 返回结果: 测试连接未成功结束。 我尝试启用恢复RESET功能: nxpdebugmbox -i pyocd -o enable_recovery_reset=True mem-tool read-memory -f mcxa185 -a 0x0007E000 -c 0x100 -h 但收到的却是同样的内容: 未找到内存访问端口! 但是,调试邮箱本身仍然可以启动: 启动调试邮箱成功 可以进入ISP模式: 成功进入ISP模式 10. SPT连接问题 当我再次尝试使用 PFR 配置窗口时,它显示: PFR 配置,MCXA185,COM8[波特率=115200] 并报道: 连接出现问题。请检查连接对话框中的配置信息。 无法使用以下命令打开 UART 端口: 无法打开端口“COM8”。访问被拒绝。 这似乎是一个独立的 COM 端口访问问题,因为 COM8 端口已经被另一个应用程序/进程使用。 附言我已经在安全配置工具中配置了 ISP_MISC_CFG : ISP_UART_CUST,并且重启了设备。我真的已经按照文档和技术支持提供的所有步骤操作了,不可能是我犯了什么低级错误。请帮我解决这个问题。 谢谢! MCXA Re: MCXA185 ROM ISP UART Not Responding on Custom Pins 你好@Alice_Yang , 我已经对 CMPA 进行编程后执行了完全断电重置。 我还尝试按照建议使用 ISP 引脚进入 ISP 模式。但是,MCXA185 仍然无法通过配置的 ISP UART 响应, blhost也报告该设备对 PING 请求没有响应。 谢谢! 此致 乌代 Re: MCXA185 ROM ISP UART Not Responding on Custom Pins 你好@udaysinghg70 请确保在对 CMPA 进行编程后执行完全断电复位,然后尝试使用 ISP 引脚进入 ISP 模式。   谢谢!   BR 爱丽丝 Re: MCXA185 ROM ISP UART Not Responding on Custom Pins 你好@udaysinghg70 如果将这两个引脚配置为应用程序中的标准 UART 接口,UART 能否正常收发数据?   BR 爱丽丝 Re: MCXA185 ROM ISP UART Not Responding on Custom Pins 嗨@Alice_Yang 是的。当这两个引脚在应用程序中配置为标准 UART 接口时,UART 发送和接收功能正常。 此致, 乌代 Re: MCXA185 ROM ISP UART Not Responding on Custom Pins 问题尚未解决。
View full article
7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus Hello Team, I am attempting to bring up a Waveshare 7-inch DSI LCD on a custom iMX8M Plus board (Kernel 6.18.20_2.0.0). The I2C bus detects the panel board, and touch functionality works via evtest. CONFIG_DRM_WAVESHARE_BRIDGE=y binds successfully. However, the display remains blank. Adjusting pixel clock frequencies has not resolved the issue. I have attached the DTS snippet and the kernel logs for reference. Display Details: https://www.waveshare.com/wiki/7inch_DSI_LCD?srsltid=AfmBOorUskdbY2AqupblCpMEQNVBolOXs40ytjhcxKml0IZccg4CI8Ni Any further troubleshooting steps appreciated. Thanks in advance Graphics & Display i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus it seems the LCD need 5V 500mA. Not sure the custom iMX8M Plus board can provide enough or not... Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus Hii,  You can see the attached log below Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus Hi, Please share the clocks with below command. cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary Best Regards, Zhiming Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus Hi @Amh-c1  You can try to add a new pll in this table: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.6.52-2.2.2/drivers/clk/imx/clk-pll14xx.c#L63 Please try to use below PLL parameters. pll=224000000.0, m=112, p=3, s=2, k=0 Best Regards, Zhiming Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus Hii,  I tried this patch but could not see any notable difference. And regarding the power supply of 5V, we give external supply of 5V for the backlight to the display. 
View full article
7インチDSI LCD(800*480)とimx8M plusの統合 こんにちは、チームの皆さん、 カスタムiMX8M Plusボード(カーネル6.18.20_2.0.0)上で、Waveshare製7インチDSI LCDを起動しようとしています。 I2Cバスはパネル基板を検出し、タッチ機能はEVTESTで動作します。CONFIG_DRM_WAVESHARE_BRIDGE=yは正常にバインドされます。しかし、ディスプレイは真っ暗なままです。 ピクセルクロック周波数を調整しても問題は解決しませんでした。参考のために、DTSのコードスニペットとカーネルログを添付しました。 詳細表示: https://www.waveshare.com/wiki/7inch_DSI_LCD?srsltid=AfmBOorUskdbY2AqupblCpMEQNVBolOXs40ytjhcxKml0IZccg4CI8Ni 他にトラブルシューティングの手順があれば教えていただけると助かります。 前もって感謝します グラフィックスとディスプレイ i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus LCDは5V 500mAが必要なようです。カスタムのiMX8M Plusボードで十分な支援が得られるかどうかはわかりません... Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus こんにちは、 以下に添付のログをご覧ください Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus こんにちは、 以下のコマンドを使用して時計を共有してください。 cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary よろしくお願いします、 志明 Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus こんにちは、@Amh-c1さん  この表で新しいPLLを追加してみることもできます:https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.6.52-2.2.2/drivers/clk/imx/clk-pll14xx.c#L63 以下のPLLパラメータをお試しください。 pll=224000000.0, m=112, p=3, s=2, k=0 よろしくお願いします、 志明 Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus こんにちは、 このパッチを試しましたが、特に目立った違いは見られませんでした。また、5V電源に関しては、ディスプレイのバックライト用に外部から5V電源を供給しています。
View full article
30 Pin Pin configuration of CWH-CTP-BASE-HE Code warrior JTAG what is the actual 30 Pin Pin configuration of CWH-CTP-BASE-H Code warrior JTAG. I want to connect code warrior debugger with J70A-212-025-161-JC connector. Please provide me the actual pin configuration (30 pin) of the Code warrior JTAG.  Re: 30 Pin Pin configuration of CWH-CTP-BASE-HE Code warrior JTAG Please kindly find the CWH-CTP-BASE-H schematcis https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/CW_TAP Also there are good references for the CWH-CTP-BASE-H definition: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/CWH-CTP-CTX10-YE?#design-resources https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=CWH-CTP-COP-YE-SCH&appType=license These references should provide the 30-pin JTAG connector pin assignments required to interface the CodeWarrior debugger Thanks
View full article
IEEE 802.15.4 我希望使用 IEEE 802.15.4 将多个设备连接在一起,并将数据存储在计算机/服务器中,并允许智能手机配置和查看所述设备的实时数据。 目前使用的是 NXP 微处理器,并考虑未来可能转而使用 STM32 微处理器。 使用SoC还是只使用收发器更好?如果我想连接到 iOS/Android 设备,我需要一个能够同时支持 BLE 和 IEEE 802.15.4 的收发器,对吗? 这里有人实施过 IEEE 802.15.4 吗?如果有,你们使用的是哪个规范,为什么选择它?ZigBee、Thread、6LoWPAN 等。 Re: IEEE 802.15.4 你好,   希望你一切都好。对于 802.15.4 应用,您可以查看我们的 Thread 和 Zigbee 产品。   片上系统 (SoC) 与收发器 对于需要最大限度降低物料清单成本和电路板空间的多设备网络而言,片上系统 (SoC) 通常是更好的选择。NXP 提供集成无线 MCU,将应用处理器和 802.15.4 无线电集成在单个芯片中,无需单独的主机 MCU + 收发器组合。如果您已经拥有主机 MCU,并且只需要为其添加无线电功能,那么使用独立收发器会更有意义。   连接到 iOS/Android 是的,你说得对,要在通过 BLE 直接与智能手机通信的同时运行 802.15.4 网络,你需要一个同时支持这两种无线电的芯片。   恩智浦半导体有多款多协议SoC芯片可以实现这一功能: MCX W72 :在单个 Cortex-M33 芯片上支持 OpenThread、Zigbee 和 Bluetooth LE 6.0。 RW612 :三频:Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.3 和 IEEE 802.15.4,如果您还需要 Wi-Fi 用于服务器/云网关端,则它是理想之选。   希望这能帮到你!   此致, 里卡多
View full article
IEEE 802.15.4 I’m looking to use IEEE 802.15.4 to connect a multitude of devices together and store the data in a computer/server and allow for smartphone configuration and viewing of real time data of said devices. Currently working with NXP micro and looking to possibly switching to STM32 micros. Is it better to use an SoC or just a transceiver? If I wanted to connect to an iOS/Android device I would need a transceiver capable of doing both BLE and IEEE 802.15.4 correct? Has anyone here implemented IEEE 802.15.4 and if so what specification did you use and why? ZigBee, Thread, 6LoWPAN, etc. Re: IEEE 802.15.4 Hello,   Hope you are doing well. For 802.15.4 applications you can check our Thread and Zigbee products.   SoC vs. Transceiver For a multi-device network where you want to minimize BOM cost and board space, an SoC (System-on-Chip) is generally the better choice. NXP offers integrated wireless MCUs that combine the application processor and the 802.15.4 radio in a single chip, removing the need for a separate host MCU + transceiver combination. A standalone transceiver makes more sense if you already have a host MCU and only need to add radio capability to it.   Connecting to iOS/Android Yes, you are correct, to communicate directly with a smartphone over BLE while also running an 802.15.4 network, you need a chip that supports both radios simultaneously.   NXP has several multi-protocol SoCs that do exactly this: MCX W72: Supports OpenThread, Zigbee, and Bluetooth LE 6.0 on a single Cortex-M33 chip. RW612: Tri-radio: Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.3, and IEEE 802.15.4, ideal if you also need Wi-Fi for the server/cloud gateway side.   Hope this helps!   Regards, Ricardo
View full article
CWH-CTP-BASE-HE Code warrior JTAGの30ピンピン構成 CWH-CTP-BASE-H Code Warrior JTAGの実際の30ピン構成は何ですか?CodeWarriorデバッガーをJ70A-212-025-161-JCコネクタに接続したいです。Code Warrior JTAGの実際のピン配置(30ピン)を教えてください。 Re: 30 Pin Pin configuration of CWH-CTP-BASE-HE Code warrior JTAG CWH-CTP-BASE-Hの回路図を添付いたします。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/CW_TAP CWH-CTP-BASE-Hの定義に関する優れた参考資料もいくつかあります。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/CWH-CTP-CTX10-YE?#design-resources https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=CWH-CTP-COP-YE-SCH&appType=license これらの参照は、CodeWarriorデバッガとインターフェースするために必要な30ピンJTAGコネクタのピン割り当てを提供するはずです よろしくお願いします。
View full article
IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4を使用して多数のデバイスを接続し、データをコンピュータ/サーバーに保存し、スマートフォンからこれらのデバイスのリアルタイムデータを設定および表示できるようにしたいと考えています。 現在はNXP製のマイクロコントローラを使用していますが、STM32マイクロコントローラへの切り替えを検討しています。 SoCを使うのとトランシーバを使うのと、どちらが良いのでしょうか?iOSやAndroidデバイスに接続したい場合、BLEとIEEE 802.15.4の両方に対応しられるトランシーバが必要ですよね? ここでIEEE 802.15.4を実装した方はいらっしゃいますか?もし実装しているなら、どの仕様を使い、その理由も教えてください。ZigBee、Thread、6LoWPANなどです。 Re: IEEE 802.15.4 こんにちは、   あなたの調子が良いといいのですが。802.15.4アプリケーションについては、ThreadおよびZigbee製品をご覧ください。   SoCとトランシーバの比較 部品コストと基板スペースを最小限に抑えたいマルチデバイスネットワークの場合、一般的にSoC(システムオンチップ)の方が優れた選択肢となります。NXPは、アプリケーションプロセッサと802.15.4無線を1つのチップに統合した統合無線MCUを提供しており、別途ホストMCU+トランシーバの組み合わせを不要にしています。すでにホストMCUを持っていて、無線機能だけを追加すれば必要な場合は、スタンドアロンのトランシーバの方が理にかなっています。   iOS/Androidへの接続 はい、その通りです。802.15.4ネットワークを使いながらBLE経由でスマートフォンと直接通信するには、両方の無線を同時にサポートするチップが必要です。   NXPは、まさにこのような機能を備えたマルチプロトコルSoCをいくつか提供しています。 MCX W72:1枚のCortex-M33チップ上でOpenThread、Zigbee、Bluetooth LE 6.0をサポートします。 RW612:トライラジオ:Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.3、IEEE 802.15.4。サーバーやクラウドゲートウェイ側にもWi-Fiが必要な場合に最適です。   お役に立てば幸いです!   よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
CWH-CTP-BASE-HE 的 30 引脚引脚配置,Code Warrior JTAG CWH-CTP-BASE-H Code warrior JTAG 的实际 30 引脚配置是什么?我想用 J70A-212-025-161-JC 连接器连接 Code Warrior 调试器。请提供Code Warrior JTAG接口的实际引脚配置(30引脚)。 Re: 30 Pin Pin configuration of CWH-CTP-BASE-HE Code warrior JTAG 请查阅 CWH-CTP-BASE-H 原理图。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/CW_TAP 此外,还有一些关于 CWH-CTP-BASE-H 定义的优秀参考资料: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/CWH-CTP-CTX10-YE?#design-resources https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=CWH-CTP-COP-YE-SCH&appType=license 这些参考资料应该提供与 CodeWarrior 调试器连接所需的 30 针 JTAG 连接器引脚分配。 谢谢!
View full article
IPMSM 的 FOC 请问这里有没有人有使用TI C2000单片机从零开始开发IPMSM的FOC的经验?我正在研究使用 0 d 轴和 MTPA 控制的 30W IPMSM 电机控制。如果有相关经验或者想和我合作,请私信我。我把它当作兼职来做。 Re: FOC for IPMSM 你好, 如果您想考虑改用 NXP 产品,NXP 提供指南,可以帮助您从头开始运行电机控制/FOC 示例; 我们提供了一个 MCUXpresso SDK,其中包含多个针对各种 NXP 器件的电机控制示例。 主要面向三相永磁同步电机和无刷直流电机。 MCUXpresso 电机控制 SDK | 恩智浦半导体 在应用程序代码中心,有示例及其应用笔记信息指南,解释了应用此 SDK 和其他不同功能的逐步说明。 此外,无传感器永磁同步电机磁场定向控制的初始信息可以帮助您从头开始了解永磁同步电机磁场定向控制,作为入门介绍。 如果您有兴趣使用恩智浦半导体(NXP)的设备进行开发,请告诉我。 此致敬礼,路易斯
View full article
s32ds许可证 我们公司使用的是 s32ds 3.5 版本的 IDE。此版本的IDE需要许可证。但是,我们在官方网站上找不到 IDE 3.5 版本的注册链接。我们该如何解决这个问题? 222.png222.png222.png Re: s32ds-lisence 对于我的另一个帐户,在访问此界面时,没有 3.5 下载包或许可证。我有两台电脑。当前帐户有许可证,但是当我在另一台计算机上访问此界面时,我找不到 3.5 下载包和许可证。 Re: s32ds-lisence 嗨@iiiddd 请尝试使用此链接,应该可以: https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=S32DS-3-5 此致, Lukas
View full article
我该如何找到 如何使用这个社区
View full article
电机控制评估套件 您好,我是NXP的新员工。 我能否为MCSPTR2AK396开发套件开发并编写基于C语言的自定义电机控制代码? 如果可以,能否列出该工具包中包含的SW工具链? 谢谢 Re: Motor control evaluation kit 你好, 是的,可以。 MCSPTR2AK396 套件专为 S32K396 上的电机控制应用开发而设计,NXP 提供参考软件作为 ANSI C 源代码,适用于非 AUTOSAR 应用,使其适合开发和用您自己的自定义 C 代码替换部分控制算法。 典型的软件工具链: S32 设计工作室 (S32DS) – 集成开发环境 (IDE)、编译器、调试器 RTD(实时驱动程序)– S32K3 外围设备驱动程序 S32 配置工具 (S32CT) – 引脚/时钟/外设配置 AMMCLib – 电机控制算法库 FreeMASTER – 运行时监控和调试 MCAT – 运动参数识别与调优 顺祝商祺! Peter
View full article
どうやって見つけられるのか このコミュニティの使い方
View full article
NXP BMS AFE推奨事項:250 kW BESSおよびFUTURE オートモーティブ アプリケーション NXPチームの皆様、こんにちは。 現在、既存のBMSソリューションをADIからNXPベースのプラットフォームへアップグレードしようとしており、NXPが提供するAFEオプションを探ることにワクワクしています。 私たちは以下のシステムアーキテクチャを持つ250 kWのBESSアプリケーションを開発しています。 システム構成: 5S1P モジュールあたりのセル構成: 52S BMSアーキテクチャ:マスタースレーブ 設計最終決定の一環として、NXPのBMS AFEポートフォリオを評価し、以下の機器を絞り込みました。 BMA7418 BMA7118 BMI7018 これらのデバイスを当社のアプリケーション要件に照らし、当社の設計に最適なデバイスを推奨する際の、NXPチームの技術的な指導をいただけると大変ありがたいです。 当社の主な選定基準 AFEを選定する際の主な考慮事項は以下のとおりです。 コスト効率 – BESSアプリケーションにおいて、このソリューションは商業的に競争力を持つべきです。 ソフトウェアサポート – サンプルコード、ドライバ、リファレンスファームウェア、開発リソースの入手可能性は大きな利点となります。これらのリソースがあれば、評価を加速させ、開発時間を短縮できるでしょう。 自動車再利用性 – 理想的には、FUTUREの自動車BMSアプリケーション(ASIL-B)向けに同じAFEプラットフォームを活用したいと考えています。同じハードウェアとソフトウェアプラットフォームを再利用することで、BESSの開発を基盤に構築でき、ファームウェア開発の労力と時間を大幅に削減できます。 スケーラビリティ – 選ばれたデバイスは、同じBMSアーキテクチャを異なるバッテリー構成やアプリケーションでスケーリングする実用的な道筋を提供するべきです。 私たちの目標は、AFE(承認申請書)を最終決定し、できるだけ早く詳細なハードウェアおよびファームウェア開発に移行することです。したがって、最適なデバイスに関するご提案や、関連するリファレンス・デザイン、評価ボード、アプリケーションノート、サンプルソフトウェア、推奨される開発手法などをご存知いただけると非常に価値があります。 推奨を行うにあたり、当社のシステムアーキテクチャ、セル構成、電圧範囲、通信要件、またはBMS機能に関する追加情報が必要な場合は、喜んで詳細をご提供いたします。 NXPベースのBMSプラットフォームでの展開に非常に関心があり、皆様からの貴重な技術的なご指導を楽しみにしています。 サポートにあらかじめ感謝いたします。 よろしくお願いいたします。 サントゥR #hvbms #バッテリー・セルコントローラ Re: NXP BMS AFE Recommendation for 250 kW BESS and Future Automotive Applications 産業用途がない場合は、BMI7018を主要なAFEとして使用することを推奨します。各52Sモジュールには3つのBMI7018が必要で、パック電流測定はMC33777A/BJB電流検出センシング・ソリューションを用いて別途実装されます。 自動適用の場合: guoweisun_0-1787535685716.png    
View full article
WPT こんにちは、 WCT-15WAUTO13、データシートやユーザーガイド、その他のドキュメントを探しています 開発ボード Re: WPT こんにちは、 @avinoamdさん 投稿ありがとうございます。このデータシートはチップレベルの文書であり、 MWCT2xx3A 15ワットワイヤレス充電トランスミッタICs for オートモーティブ アプリケーション|NXP半導体。 WCT-15WAUTO13のユーザーガイドやその他のドキュメントは制限されており、NXPのウェブサイトでは公開されていません。 詳細については、お近くの正規代理店にお問い合わせください。代理店ネットワーク | NXP Semiconductors お役に立てば幸いです。 BR セレステ
View full article
IPMSM向け無料 ここにいる方で、IPMSMのFOC開発をTI C2000マイクロコントローラでゼロから実装した経験がある方はいらっしゃいますか?0軸とMTPA制御を使った30W IPMSMモーター制御に取り組んでいます。経験のある方、または私と一緒に仕事をしたい方は、DMを送ってください。パートタイムでやっています。 Re: FOC for IPMSM こんにちは、 もしNXP製品の利用を検討したい場合は、モーター制御/FOCの例をゼロから実行するためのガイドがあります; 私たちは、さまざまなNXPデバイス向けのモーター制御の複数の例を含むMCUXpresso SDKを提供しています 主に3相PMSMとBLDCに重点を置いています MCUXpresso SDK for モータ制御 | NXP Semiconductors Application Code Hubには、このSDKやその他の異なる機能の使い方をステップバイステップで説明するアプリケーションノートの情報ガイドの例があります。 また、 『センサーレスPMSM フィールド指向制御 』の初期情報も、入門としてPMSM FOCをゼロから理解するのに役立つでしょう。 NXP製デバイスの開発にご興味がありましたら、お知らせください。 敬具、ルイス
View full article
FOC for IPMSM Any one here has experience on FOC development for IPMSM and implemented in TI C2000 microcontroller from scratch? I am working on it for 30W IPMSM motor control using 0 d axis and MTPA control. If anyone has experience or want to work with me, dm me. I am doing it as a part time. Re: FOC for IPMSM Hello, If you want to consider using  NXP products instead, NXP has guides that can help you with running examples of Motor control / FOC from scratch ; We offer an MCUXpresso SDK that includes multiple example with motor control for various NXP devices Mostly orientated to 3-Phase PMSM and BLDC MCUXpresso SDK for Motor Control | NXP Semiconductors In Application Code Hub there are examples with their application note information guides to explain the step by step instructions applying the usage of this SDK and other different functionality. Also the initial information in Sensorless PMSM Field-Oriented Control could help you in understanding PMSM FOC from scratch, as an introduction. Let me know if you are interested in using NXP devices for developing. Best Regards, Luis
View full article
WPT 你好, 我正在寻找WCT-15WAUTO13的数据手册、用户指南以及其他相关文档。 开发板 Re: WPT 你好@avinoamd 感谢您的帖子。该数据手册是芯片级文档,可在MWCT2xx3A 15 瓦无线充电发射器 IC(适用于汽车应用)| NXP 半导体中找到。 WCT-15WAUTO13 的用户指南和其他文档受到限制,无法在 NXP 网站上公开获取。 我们建议您联系当地的授权代理商以获取更多帮助。代理商网络 | 恩智浦半导体 希望对您有所帮助。 BR 塞莱斯特
View full article
WPT Hello, WCT-15WAUTO13, I am looking for data sheet , and user guide and any other docu  Development Board Re: WPT Hello @avinoamd  Thank you for your post. The datasheet is a chip-level document and can be found at MWCT2xx3A 15 Watt Wireless Charging Transmitter ICs for Automotive Applications | NXP Semiconductors. The User Guide and other documentation for the WCT-15WAUTO13 are restricted and not publicly available on the NXP website. We recommend reaching out to your local authorized distributor for further assistance. Distributor Network | NXP Semiconductors Hope it helps. BR Celeste
View full article