2407693_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407693_ja-JP

2407693_ja-JP

7インチDSI LCD(800*480)とimx8M plusの統合

こんにちは、チームの皆さん、

カスタムiMX8M Plusボード(カーネル6.18.20_2.0.0)上で、Waveshare製7インチDSI LCDを起動しようとしています。

I2Cバスはパネル基板を検出し、タッチ機能はEVTESTで動作します。CONFIG_DRM_WAVESHARE_BRIDGE=yは正常にバインドされます。しかし、ディスプレイは真っ暗なままです。

ピクセルクロック周波数を調整しても問題は解決しませんでした。参考のために、DTSのコードスニペットとカーネルログを添付しました。

詳細表示:

https://www.waveshare.com/wiki/7inch_DSI_LCD?srsltid=AfmBOorUskdbY2AqupblCpMEQNVBolOXs40ytjhcxKml0IZ...

他にトラブルシューティングの手順があれば教えていただけると助かります。

前もって感謝します



グラフィックスとディスプレイi.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus

LCDは5V 500mAが必要なようです。カスタムのiMX8M Plusボードで十分な支援が得られるかどうかはわかりません...

Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus

こんにちは、

以下に添付のログをご覧ください

Re: 7 inch DSI LCD ( 800*480 ) integration with imx8M plus

こんにちは、

以下のコマンドを使用して時計を共有してください。

cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary 



よろしくお願いします、
志明

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: