Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
FRDM-A-S32K344のSafeRTOSサポートおよびパッケージの利用可能性 こんにちは、NXP チームの皆様、 私はS32K344 MCUを基にしたFRDM-A-S32K344開発ボードと協力しています。 このプラットフォーム向けにSafeRTOSを評価し、統合したいと考えています。私には以下の質問があります。 NXPはFRDM-A-S32K344/S32K344向けに公式にサポートされているSafeRTOSパッケージやBSP/ポートを提供していますか? S32K344に対応したSafeRTOSのサンプルやデモプロジェクトはありますか? NXPがSafeRTOSパッケージを直接提供しない場合、SafeRTOSパッケージを入手できる推奨されるアプローチやパートナーはありますか? S32K344に推奨されるSafeRTOS Cortex-M7ポートレイヤーとコンパイラ構成はどれですか? SafeRTOSをS32 Design Studioに統合するための参考プロジェクト、アプリケーションノート、または統合ガイドラインはありますか? 現在はFRDM-A-S32K344とS32 Design Studioを使っています。 サポートされているSafeRTOSパッケージ、ライセンス、サンプルプロジェクト、統合手順に関するご指針をいただけると大変ありがたいです。 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Re: SafeRTOS Support and Package Availability for FRDM-A-S32K344 こんにちは、 1. NXPはFRDM-A-S32K344/S32K344に対して公式にサポートされているSafeRTOSパッケージやBSP/ポートを提供していますか? NXPはSafeRTOSパッケージを直接開発または配布していません。SafeRTOSは、WITTENSTEINハイインテグリティシステムズ社(WHIS)が独占的に所有・ライセンスを持つ独自の安全認証RTOSです。 2. S32K344向けのSafeRTOSのサンプルやデモプロジェクトはありますか? FreeRTOSの例としては、以下のようなものがあります。 FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K344 S32K3プラットフォーム向けの追加のFreeRTOSベースのリファレンスアプリケーション これらはS32K3 FreeRTOSパッケージに含まれています。 3. NXPがSafeRTOSパッケージを直接提供しない場合、SafeRTOSパッケージを入手できる推奨されるアプローチやパートナーはありますか? SafeRTOSは、NXPではなく、WITTENSTEIN high integrity systems(WHIS)によって開発およびライセンス供与されています。WHISのドキュメントによると: SAFERTOSはNXP S32K1およびS32K3ファミリー向けに利用可能です。 WHISはプロセッサ/コンパイラ固有のポートを提供しています。 設計保証パック(DAP)とデモンストレーションプロジェクトも商用パッケージの一部として提供されています。 WHISのエンジニアは、顧客が求める特定のS32K構成にSAFERTOSを移植しました。 4. S32K344に推奨されるSafeRTOS Cortex-M7ポート層およびコンパイラ構成は? SafeRTOSはWHISからプロセッサ/コンパイラ専用パッケージとして提供されるため、正確な移植版は選択したツールチェーンによって異なります。 S32K344はArm Cortex-M7コアを使用しています。WHISはSAFERTOSが汎用ソースパッケージではなく、特定のプロセッサ/コンパイラの組み合わせに合わせて提供されると述べています。 S32 Design Studioを使用している場合、通常はWHISとどのコンパイラバリアントを使うかを話し合います。例えば: GCC(S32DSデフォルト) グリーンヒルズ IAR その後、WHISは適切な認証済みポートを提供できます。 S32K344はロックステップのArm® Cortex-M7®コアを採用しています。利用可能なデモパッケージとコミュニティのガイダンスに基づく推奨構成は以下の通りです: パラメータ 推奨価格 SafeRTOSポートレイヤー ARMv7M_MPU(Cortex-M7とMPU対応) コンパイラ ARM GCC 11.4(NXP Embedded GCC for Arm v7) パッケージのID 009-006-252-003-246-002 WEB - ARMv7M_MPU GCC S32K344 ARMv7M_MPUポートは、Cortex-M7のメモリ保護ユニット(MPU)を活用しているため、最適な選択です。MPUはSafeRTOSのメモリ隔離およびISO 26262/ASIL準拠保証の必須要件です。 5. SafeRTOSをS32 Design Studioに統合するための参考プロジェクト、アプリケーションノート、統合ガイドラインはありますか? SafeRTOS_S32K344_Demo_Webリードミー(デモパッケージ内のWHIS提供)には、以下の検証済みツールチェーンが明記されています。 コンポーネント バージョン S32 Design Studio IDE v3.6.4 ARM GCCコンパイラ 11.4 S32K3 リアルタイム・ドライバ (RTD) 6.0.0 S32DSのセットアップ手順(ステップバイステップ): S32DSを開き、「ヘルプ」→「S32拡張機能とアップデート」に進みます。最新バージョンをインストールしてください。 GNU ARM PEmicroインターフェースデバッグサポート Arm組み込みプロセッサ向けGDBクライアント S32 Design Studio プラットフォーム パッケージ S32K3xx開発パッケージ nxp.com からS32K3リアルタイム・ドライバ(RTD)6.0.0をダウンロードしてください: .exeファイルを実行しますインストーラ 残りの.zipファイルを追加してくださいヘルプ → S32 拡張機能と更新 → サイトの追加 からサイト ファイルを更新します。 WHISが提供するSafeRTOS S32K344デモプロジェクトをS32DSにインポートします。 WHIS Eclipse STATEVIEWERプラグインをインストールしてください。これはデモを正しく動作させるために必要です。インストールガイドはWHISパッケージに以下のように含まれています: 34-185-AN-001-i3.0-Installing and Using the Eclipse STATEVIEWER Plug-in.pdf STATEVIEWERは、Eclipse/S32DS IDE内でSafeRTOSデバッグのためのリアルタイムタスク状態可視化を提供します。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
CanTrcv_43_TJA14XX_PN 只听模式 您好, 我正在使用这个驱动程序“S32K3 CANTRCV TJA14XX_PN AUTOSAR R21-11 版本 1.0.0”,正确使用SPI转换模式,将其转换为普通睡眠待机模式。 如何将收发器模式转换为只听模式?   我找到了两个设置模式的函数 CanTrcv_43_TJA14XX_PN.c CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip.c CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode   1. 示例代码使用“CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode”转换收发器模式。该函数还会调用“CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode”进行SPI通信。 但是,' CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY ' 是 'CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode' 的非法变量。   2. 'CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode' 可以使用 'CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY' 作为变量   如何正确地将收发器设置为只读模式?     我使用S32K3 CANTRCV TJA14XX_PN AUTOSAR R21-11版本1.0.0,正常睡眠待机模式可以正常切换。是否将发送器切换至仅听模式?   我从相关驱动程序中找到两个函数 CanTrcv_43_TJA14XX_PN.c CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip.c CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode   1. 范例使用CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode转换收发器模式,该函数可以调用CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode进行SPI通信,但CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode不允许使用CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY作为参数   2. 'CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode' 能够使用'CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY'     请问如何正确收发器转为仅听模式? Re: CanTrcv_43_TJA14XX_PN Listenonly mode HI 您是否在 S32 配置工具 的 MCAL 部分配置了 CanTrcv_43_TJA14XX_PN 模块,或者在 驱动程序 部分配置了 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip 模块? CanTrcv_43_TJA14XX_PN MCAL 或 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip Drivers.png 如果您在 Drivers 中选择了 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip 模块,则应调用 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode 。 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode CanTrcv_TJA14XX_PN_TrcvModeType.png 如果您在 MCAL 中选择了 CanTrcv_43_TJA14XX_PN 模块,则应调用 CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode 。 但是, CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode似乎不支持“listenonly”模式。 CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TrcvModeType.png 此致敬礼, Robin
View full article
CanTrcv_43_TJA14XX_PN Listenonly mode Hi, I'm using this driver 'S32K3 CANTRCV TJA14XX_PN AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0', using SPI convert mode into Normal Sleep Standby correctly.  How to convert the transceiver mode into listenonly mode?   I found two functions to set mode CanTrcv_43_TJA14XX_PN.c CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip.c CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode   1. Example code use 'CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode' convert transceiver mode. This function also call 'CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode' to SPI communication. But 'CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY'  is illegal variable to 'CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode'   2. 'CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode' can use  'CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY' as variable   What is the correct way to make transceiver into listenonly mode?     我使用 S32K3 CANTRCV TJA14XX_PN AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0, Normal Sleep Standby 模式可以正常切換。該如何將發送器切換至 listenonly mode?   我從相關driver中找到兩個函數 CanTrcv_43_TJA14XX_PN.c CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip.c CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode   1. 範例使用CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode 轉換收發器模式,這個函數也會呼叫CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode 進行SPI溝通,但CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode不允許使用CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY作為參數   2. 'CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode' 能夠使用'CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY'       請問如何正確地將收發器轉為listenonly mode? Re: CanTrcv_43_TJA14XX_PN Listenonly mode Hi Did you configure the CanTrcv_43_TJA14XX_PN module in the MCAL section of the S32 Configuration Tool, or the CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip module in the Drivers section? CanTrcv_43_TJA14XX_PN MCAL or CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip Drivers.png If you selected the CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip module in Drivers, then you should call CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode. CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode CanTrcv_TJA14XX_PN_TrcvModeType.png If you selected the CanTrcv_43_TJA14XX_PN module in MCAL, then you should call CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode. However, it seems that the "listenonly" mode is not available for CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode. CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TrcvModeType.png Best Regards, Robin
View full article
使用报价进行搜索 在社区内容中搜索时,将搜索词用引号括起来不起作用,但是点击“高级”后,它显示: 使用引号搜索“确切短语”。 所以应该可行。 例如,搜索“内存使用情况”在搜索结果的前几条中不会显示完全匹配的内容。 Re: Search using quotes 我也遇到了同样的问题。我搜索了“FRDM-IMXRT700”,但两个搜索结果中都没有包含这个词。 https://community.nxp.com/t5/forums/searchpage/tab/message?advanced=false&allow_punctuation=true&q=%22FRDM-IMXRT700%22 Re: Search using quotes 嗨@dmitri_lechtchinski 搜索中包含特殊标点符号,请重试。
View full article
Locked Mirfare classic 1k I don't really know much about NFC tags but I played around a bit with NFC Tools and wanted to try the lock feature and locked my tag with the password "123" but when I try to unlock it I just get a write error. I was able to read the tag with Mirfare classic tools and that Key a is D3F7(3x) and I tried to reset the access permissions back to FF..FF078069..FF but I can't figure out what key b is. I saw a old post that mentioned the first 6 bits of the md5 sum or the first 4 bits + 42(2x) but neither of those worked. Does anyone know if the chip can be rescued or is it completely broken? NFC Controller Solutions Re: Locked Mirfare classic 1k Hello @chaube97  The chip is physically fine but functionally locked. MIFARE Classic has no format or factory reset command — the only way to modify the sector trailer is to authenticate with the correct Key B first. Without it, the tag cannot be recovered. Hope this helps
View full article
PN7642 clicking sound issue Hello All,  A clicking sound occurs when the RF field is turned on again after being off for 2 seconds. there are lpuart/gpio/carddetect task with my software. after card detected, buzzer activated 2s(RF field off for 2s). below are the relevant codes. void CardDetect(void* pParams) { phStatus_t st; uint32_t dwStatus = 0; uint16_t wStatus = 0; uint16_t wTagsDetected; uint8_t bAtqa[2] = {0x00}; phOsal_ThreadSecureStack(512); /* Init disc loop config (once) */ st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_TYPEA_DEVICE_LIMIT, 1); st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_BAIL_OUT, PHAC_DISCLOOP_POS_BIT_MASK_A); while(1) { DEBUG_PRINTF("\r\n[CardDetect] Ready to detect\r\n"); /* ---- DiscLoop poll (no extra RF toggle, no beep) ---- */ do { st = phhalHw_FieldOff(pHal); CHECK_STATUS(st); // st = phhalHw_Wait(pHal, PHHAL_HW_TIME_MICROSECONDS, 5100); CHECK_STATUS(st); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); if(Buzzer_Status==2) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)); } else if(Buzzer_Status==1) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200)); } st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_NEXT_POLL_STATE, PHAC_DISCLOOP_POLL_STATE_DETECTION); CHECK_STATUS(st); st = phacDiscLoop_Run(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_ENTRY_POINT_POLL); // /* No card: brief delay to reduce RF duty cycle & beeping */ // if ((st & PH_ERR_MASK) != PHAC_DISCLOOP_DEVICE_ACTIVATED) { // vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200)); // } } while((st & PH_ERR_MASK) != PHAC_DISCLOOP_DEVICE_ACTIVATED); /* ---- Card detected ---- */ st = phacDiscLoop_GetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_TECH_DETECTED, &wTagsDetected); if ((st & PH_ERR_MASK) != PH_ERR_SUCCESS) continue; if (!PHAC_DISCLOOP_CHECK_ANDMASK(wTagsDetected, PHAC_DISCLOOP_POS_BIT_MASK_A)) continue; /* Print UID / ATQA / SAK */ DEBUG_PRINTF("\r\n[CardDetect] UID: "); phApp_Print_Buff(pDiscLoop->sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3[0].aUid, pDiscLoop->sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3[0].bUidSize); DEBUG_PRINTF("\r\n[CardDetect] ATQA: "); phApp_Print_Buff(pDiscLoop->sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3[0].aAtqa, 2); DEBUG_PRINTF("\r\n[CardDetect] SAK: 0x%02X\r\n", pDiscLoop->sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3[0].aSak); /* Bridge DiscLoop �?phNfcLib state so card processing functions work */ Bridge_DiscLoopToNfcLib(); // DEBUG_PRINTF(" \r\n[CardDetect] ATQA=0x%04X SAK=0x%02X Activated type: %d (0x%08X), UID len=%d \r\n", // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.wAtqa, // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.bSak, // (int)PeerInfo.dwActivatedType, // (unsigned int)PeerInfo.dwActivatedType, // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.bUidLength); /* Process detected card */ switch(PeerInfo.dwActivatedType) { case E_PH_NFCLIB_MIFARE_CLASSIC_1K: case E_PH_NFCLIB_MIFARE_CLASSIC_4K: DEBUG_PRINTF(" \r\n[CardDetect] => MIFARE Classic \r\n"); dwStatus = NfcLib_MifareClassic_1k_Reference_app(); break; case E_PH_NFCLIB_TYPEA_LAYER4: DEBUG_PRINTF(" \r\n[CardDetect] => Type A Layer 4 (CPU Card) \r\n"); dwStatus = NfcLib_Layer4TypeA_Reference_app(); break; default: DEBUG_PRINTF(" \r\n[CardDetect] => Unknown type, not handled \r\n"); dwStatus = PH_NFCLIB_STATUS_INTERNAL_ERROR; break; } /* Reset phNfcLib state so DiscLoop can poll again */ gphNfcLib_State.bNfcLibState = eNfcLib_InitializedState; /* ---- Wait for card removal ---- */ DEBUG_PRINTF("\r\n[CardDetect] Please remove card\r\n"); st = phhalHw_FieldReset(pHal); CHECK_STATUS(st); /* Report card UID + auth result via UART */ //st = phhalHw_FieldOff(pHal); CHECK_STATUS(st); //vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); report_card_result((uint8_t)dwStatus); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); do { wStatus = (uint16_t)phpalI14443p3a_WakeUpA( pDiscLoop->pPal1443p3aDataParams, pDiscLoop->sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3[0].aAtqa); if (wStatus != PH_ERR_SUCCESS) break; (void)phpalI14443p3a_HaltA(pDiscLoop->pPal1443p3aDataParams); //phhalHw_Wait(pHal, PHHAL_HW_TIME_MILLISECONDS, 50); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); } while(1); //while(Buzzer_Status); } } void Buzzer_Burst_2S(void) { uint32_t i; Buzzer_Status = 2; for (i = 0; i < 2000; i++) { GPIO_PinWrite(DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 0U); DelayUs(BUZZER_HALF_PERIOD_US); GPIO_PinWrite(DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 1U); DelayUs(BUZZER_HALF_PERIOD_US); } GPIO_PinWrite(DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 1U); Buzzer_Status = 0; } void Led_Task(void *pDataParams) { (void)pDataParams; uint32_t tick = 0; uint8_t led_on = 0; uint8_t led_reset = 0; uint32_t blink_ticks = 0; card_status_t prev_status = CARD_STATUS_IDLE; uint32_t prev_seq = 0; bool beep_done = false; phOsal_ThreadSecureStack(512); for (;;) { if (g_card_status != prev_status || g_card_event_seq != prev_seq) { prev_status = g_card_status; prev_seq = g_card_event_seq; tick = 0; led_on = 0; led_reset = 0; blink_ticks = 0; beep_done = false; } switch (g_card_status) { case CARD_STATUS_ACCESS_GRANTED: { /* LED1 green 250ms blink */ GPIO_PinWrite(LED2_GPIO_PIN, 1U); if (++tick >= BLINK_FAST_TICKS) { tick = 0; led_on = !led_on; } GPIO_PinWrite(LED1_GPIO_PIN, led_on ? 0U : 1U); led_reset = 0; /* Relay pulse: first 100ms ON, then OFF */ if (blink_ticks < 2) GPIO_PinWrite(RELAY_GPIO_PIN, 0U); else GPIO_PinWrite(RELAY_GPIO_PIN, 1U); /* Two 150ms beeps with 100ms gap */ if (!beep_done) { beep_done = true; Buzzer_Burst(); } if (++blink_ticks >= SEQUENCE_TICKS) g_card_status = CARD_STATUS_IDLE; break; } case CARD_STATUS_ACCESS_DENIED: { /* LED2 red 500ms blink */ GPIO_PinWrite(LED1_GPIO_PIN, 1U); if (++tick >= BLINK_SLOW_TICKS) { tick = 0; led_on = !led_on; } GPIO_PinWrite(LED2_GPIO_PIN, led_on ? 0U : 1U); led_reset = 0; /* Single beep every 2s */ if (!beep_done) { beep_done = true; Buzzer_Burst_2S(); } if (++blink_ticks >= SEQUENCE_TICKS) g_card_status = CARD_STATUS_IDLE; break; } default: /* IDLE: LED1 on, LED2 off, relay off */ if (!led_reset) { led_reset = 1; GPIO_PinWrite(LED1_GPIO_PIN, 0U); GPIO_PinWrite(LED2_GPIO_PIN, 1U); GPIO_PinWrite(RELAY_GPIO_PIN, 1U); tick = 0; led_on = 0; } break; } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(TICK_MS)); } } #define RX_TASK_PRIORITY 3 #define TX_TASK_PRIORITY 3 #define CARD_TASK_PRIO 2 #define UART_TASK_PRIO 3 #define LED_TASK_PRIO 4 why there is the clicking sound after turning on the RF field? and how can i slove this issue. Thanks. Eason Re: PN7642 clicking sound issue Hello @wangea The problem you're facing requires online debugging. For example, what did your application do after the RF was turned off and then on again? The clicking sound might be due to a buzzer operation. We suggest you set appropriate breakpoints and debug online to trace the issue! Re: PN7642 clicking sound issue Hello NXP, anyone else could explain why there is always a clicking noise with the RF field when turning on the RF field after being off for 2 seconds.  Buzzer only activated once for 2s, but afterwords, each time the RF field is switched on or off, there was a clicking noise. Thanks.
View full article
BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the 3M   I have raised a related/companion support ticket with u-blox, case **CA-276115** (same hardware, module-vendor questions). My questions below are about NXPs **IW416 ROM's firmware-authentication behaviour** and an **EdgeFast download bug on NXP's own reference board**. Every figure is a measurement and full logs attached. ## 1. Summary — two DISTINCT failures, please keep them separate On a **u-blox M2-MAYA-W161** (NXP **IW416**) in a **MIMXRT1170-EVKB Rev C3**, BT HCI over LPUART2: **Failure A — the core question.** With a clean 115200-baud UART download, the BT firmware **downloads completely and is accepted** (the ROM stops requesting data and does not re-announce), and the controller then **never transmits** — no HCI response at any baud rate. **Failure B — an EdgeFast/board bug.** NXP's stock EdgeFast download flow switches to **3,000,000 baud mid-download** and the link **corrupts at the switch** on this board; the download never completes. This is separate from Failure A and reproducible with NXP software only. > These have different root points. Fixing B (the 3 Mbaud corruption) would not > address A (the post-download silence). We are asking about both, separately. Wi-Fi (SDIO) on the same card works fully — enumeration, station, micro-AP, throughput — so the card, its power, and its level shifters are healthy. --- ## 2. Configuration | Item | Value | |---|---| | Chipset / module | NXP **IW416** in u-blox M2-MAYA-W161-00C-00 | | Host board | MIMXRT1170-EVKB Rev C3, M.2 J54, LPUART2 | | SDK | MCUXpresso **v26.06.00-LTS** | | BT firmware | `uartIW416_bt.bin` **16.92.21.p155.2**, FP92, `w8978`, 131,840 B | | Also tested | **16.92.21.p142.5** (FP91, from `github.com/NXP/wifi_nb_fw@a91d9d6`, Jan 2025) — same result | | Module select | `WIFI_IW416_BOARD_MURATA_1XK_M2` (the SDK has no MAYA profile) | | Board rework | `R404` (PDn) + `R1901` (module→MCU RXD) fitted & verified; flow-control pair `R1816`/`R1902` **not** done — see §5 | --- ## 3. Failure A — the image is accepted, then the controller is silent ### The download completes and is accepted Our own clean-room V3 loader (protocol only, at 115200), instrumented: ``` bt_fw_download=ok chip_id=0x7201 loader_ver=0 start_inds=2 chunks=142 sent=131856/131840 max_off=131840 retx=1 crc_err=0 ``` All 131,840 bytes; the card requested every chunk (16-byte headers, 2048-byte payloads, including out-of-order re-requests at the tail); **one CRC error was reported by the card and recovered by retransmission** — so the ROM's own integrity checking is live. ### Then nothing — and the ROM behaves as if the image was ACCEPTED, not rejected ``` bt_post_dnld[0..3]: n=0 (four 500 ms raw-capture windows after download) bt_raw_reset[0..2]: n=0 (raw HCI_Reset 01 03 0C 00 at 115200, x3) HCI_Reset at 3000000 / 921600 / 460800 / 115200 : no response, framing=0 at all ``` The **key discriminator**: after the UART download the ROM **stops requesting and does not re-announce**. For contrast, when the combo image is downloaded over **SDIO**, the BT core **does re-announce** on the UART (`AB 01 72 00 47` reappears) — i.e. that is what "still in bootloader / not accepted" looks like on this part. So the UART download is **accepted and the loader exited**, and the failure is *between accepting a CRC-valid image and running a controller*. ### Firmware version is not the variable Two official builds — **FP92 p155.2** (2026-03) and **FP91 p142.5** (2025-01, different internal structure, load `0x00080000` vs `0x000A2010`, 178 vs 142 chunks) — both download completely, both are accepted, both leave the controller silent. So this is not a stale/wrong *version*. ### Questions for NXP (Failure A) 1. **Does the IW416 ROM authenticate the UART-downloaded BT firmware against OTP-fused keys**, and if so, **how is a rejection signalled to the host?** We observe: every block accepted, ROM stops requesting, no error frame, no re-announcement, then silence. Is that byte-pattern the documented secure-boot / signature-reject behaviour, or does an authentic image behave this way for another reason? 2. **Is stock `uartIW416_bt.bin` (16.92.21.p155.2) built for a generic / un-fused IW416**, or does it require a matching OTP/secure-boot provisioning on the part? (If the part is fused for a specific OEM key, is the stock image expected to be rejected — which would point us back to u-blox, CA-276115.) 3. **What is the expected controller behaviour in the first seconds after a successful UART download** at 115200 — should it answer `HCI_Reset` immediately, or is a vendor command / delay required first? --- ## 4. Failure B — EdgeFast download corrupts at the 3 Mbaud switch (MIMXRT1170-EVKB) Reproducible with **NXP software only**, on **NXP's own reference board**. Built `examples/edgefast_bluetooth_examples/shell` for the 1170 with `DEBUG_PRINT` enabled so NXP's `fw_loader_uart.c` narrates. From its trace: 1. 115200 header requests are clean and CRC-valid (`REQ=0xA7 Len=10 Off=0 Err=0`); 2. a type-5 UART-config block is sent and **ACKed** (so the type-5 command is accepted in-context on this board/firmware); 3. `change baud-rate req to 3000000`, `changeBaudrate() ret 0` — the switch **reports success**; 4. immediately after: `Invalid Header 0x00` / `0x71`, `REQ = 0xA7, Len = 10a7, Off = 5400, Err = 400, CRC = 0`, `CRC Mismatched`, and `file download: 0: 131840` — stuck at offset 0. The offsets are byte-concatenations (`5400` = two bytes run together): **framing loss**, not overflow. So the card switched to 3 Mbaud and is transmitting; the RT1176 LPUART2 at 3,000,000 baud on this board — DMA-fed, **no usable hardware flow control** — cannot recover the frames. With stock flow-control settings the first post-switch header times out, the loader falls back to 115200, retries, and **loops indefinitely** (>20 min observed). Root cause on the board: **LPUART2's RTS/CTS pads are the gigabit PHY's reset/interrupt lines** (`R1866` → `ETHPHY_RST_B`, `R1816` → `RGMII1_PHY_INTB`), so there is no clean host-RX back-pressure path even after NXP's documented five-item rework — `R1866` is not in that rework. At 3 Mbaud without flow control the host cannot keep up. ### Questions for NXP (Failure B) 4. On the **MIMXRT1170-EVKB**, is the 3 Mbaud EdgeFast BT firmware download a **known limitation without the full flow-control rework** (remove `R1816`, fit `R1902`) — and even with it, given `R1866` keeps the host RTS on the PHY reset, is 3 Mbaud actually supported on this board, or should the `fw_download_secondary_speed` be left at 115200? 5. Is the **infinite retry loop** on a failed secondary-baud switch (`fw_loader_uart.c`) intended? A hard failure after N retries would be far easier to diagnose than an endless progress-dot stream. ### Minor, low priority (same tree) 6. In `edgefast_bluetooth`'s shell, `SHELL_CMD_REGISTER(bt, ...)` registers the `bt` command with a **0-parameter range**, so `fsl_shell.c` rejects every subcommand (`bt init` → "Incorrect command parameter(s)"); the working invocation is the dotted `bt.init`. Likely an `SHELL_ADVANCE` / range-init mismatch worth a look. --- ## 5. What we have already eliminated (so these need not be suggested) All on silicon, MIMXRT1170-EVKB: | Hypothesis | Verdict | |---|---| | type-5 UART-config block missing | our standalone injection is rejected (`CRC_ERR 0x0001`); but NXP's in-flow type-5 IS accepted (§4) — so this is not the blocker for Failure A | | wrong firmware **version** | refuted — FP91 and FP92 both accepted, both silent (§3) | | combo-over-SDIO needed | it does **not** bring BT up on this module — the BT core re-announces from ROM after the SDIO combo download completes | | host download truncating | refuted — 15 s idle poll leaves `sent` unchanged | | HCI baud rate | refuted — 4 rates, `framing=0`, zero bytes | | `wakeUpControllerFromBootSleep()` GPIO pulse | implemented; the card **reacts** (extra greeting) but outcome unchanged | CPU state during the silence (SWD, console detached): `DHCSR 0x01010001` (running; `S_HALT`/`S_LOCKUP` clear), `CFSR`/`HFSR` = 0 — the host MCU is alive and blocked in `controller_init`, not crashed. Only **signature / secure-boot rejection** remains for Failure A, which is exactly Q1/Q2 — and it is the seam between this ticket and u-blox CA-276115. --- ## 6. Reproduction (Failure B, NXP software only) ``` west build -b evkbmimxrt1170 examples/edgefast_bluetooth_examples/shell \ --toolchain armgcc --config flexspi_nor_debug -- -Dcore_id=cm7 \ -DCONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.IW416=y \ -DCONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.board_murata_1xk_m2=y ``` Flash, reset, at the `@bt>` prompt type `bt.init`. The download prints progress dots and never completes; enabling `DEBUG_PRINT` in `fw_loader_uart.c` shows the corruption at the 3 Mbaud switch. (`edgefast_open`'s newer shell for the 1170 accepts space-separated `bt init` and hangs the same way.) For Failure A: full instrumented download + HCI evidence at 115200 is attached Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the Hi @nicnewdigate , Before we dig deeper into this, could you please confirm a few points? - The MIMXRT1170EVKB_hwrework.md guide lists five required modifications: remove R183, remove R1816, populate R404, populate R1901, and populate R1902. From your notes, it looks like R404 and R1901 have already been completed. Can you confirm the status of R183, R1816, and R1902 as well? - Could you provide a serial log from one of the standard NXP examples running without any changes to app? It could be the bluetooth shell. Build the project for the Murata 1XK M2 - Send over the complete log. - Is the board powered only through USB, or are you using an external 5 V supply? Please use external power. Regards, Daniel. Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the Hi @DanielRuvalcaba - thank you for your quick response and your suggestions!  I've completed all three items you asked for. Summary first, then the log. **1. Rework — complete.** All five items of the EdgeFast BT PAL rework for the MIMXRT1170-EVKB are done: R404 and R1901 (fitted earlier), plus **R1902 fitted** and **R1816 + R183 removed**. We confirmed the two removals did not harm the readable BT link — our own 115200-baud loader still downloads the full image cleanly (131,840 bytes, framing errors = 0, byte-identical to before the removals). **2. External power — done.** J38 → 1–2, 5 V into the J43 barrel jack, SW5 on. **3. Unmodified-shell log — captured.** We built `examples/edgefast_bluetooth_examples/shell` from MCUXpresso SDK v26.06.00-LTS, `--config flexspi_nor_debug -Dcore_id=cm7`, armgcc. The only change from stock is the module selection for our card, in the board `prj.conf`: ``` CONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.IW61X=y → IW416=y CONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.board_murata_2el_m2=y → board_murata_1xk_m2=y ``` (These are the two Kconfig `choice` members that select the module. Our card is a u-blox MAYA-W161 — an IW416 — so we selected the 1XK/IW416 profile you named. `CONFIG_BT_SIGNING=y` and everything else is stock.) Result at the shell prompt: ``` @bt> bt.init [FW Download] Start to download firmware from 0x301198fc: 6812 download starts(131840) ...................................................................... (141 dots) download success! [FW Download]BLE FW is downloaded: 8265 ← then nothing, for the remaining 90+ seconds. bt.init never returns. ``` **Two things changed since our earlier report, and both matter:** **A — the 3 Mbaud download now COMPLETES.** Before the flow-control rework the stock loader corrupted at the 115200 → 3,000,000-baud switch and looped indefinitely. With R1902 fitted and R1816 removed (real CTS back-pressure), it now moves all 131,840 bytes in ~1.45 s (timestamps 6812 → 8265 ms — the high-speed rate) and prints `download success!`. So the rework fixed the download-side problem, exactly as expected — thank you for insisting on it. **B — the controller is still silent after a SUCCESSFUL download.** This is the core question. After `download success!` / `BLE FW is downloaded`, the stack receives nothing from the controller — no `Bluetooth initialized`, no error — and `bt.init` hangs. The host MCU is alive and blocked, not crashed; with the console detached we read over SWD: ``` DHCSR = 0x01010001 (running: S_HALT=0, S_LOCKUP=0, S_RETIRE_ST=1) CFSR = 0x00000000 (no configurable fault) HFSR = 0x00000000 (no hard fault ever taken) ``` So the CM7 is waiting in the stack for an HCI reply that never comes. This is now a very clean data point: on NXP's **own unmodified EdgeFast stack**, with the full rework and external power, the card **accepts a complete, CRC-checked firmware image and then runs no HCI controller**. The earlier "the 3 Mbaud download is corrupt" explanation no longer applies — the download demonstrably succeeds. **Our questions (unchanged, now isolated from any download-integrity variable):** 1. Does the IW416 ROM authenticate the UART-downloaded BT firmware (e.g. against OTP-fused keys), and if so, how is a rejection signalled to the host? We see every block accepted, `download success!`, then silence — no error frame and no re-announcement. 2. Is the stock `uartIW416_bt.bin` (16.92.21.p155.2) built for a generic / un-fused IW416, or does a part fused for a specific OEM key require a matching signed image? If so, that points us back to u-blox (companion case CA-276115). 3. In the first seconds after a successful UART download, should the controller answer `HCI_Reset` immediately at the post-download rate, or is a vendor command / delay required first? I'm happy to share the full serial capture and the complete SWD register block, and we can enable `DEBUG_PRINT` in `fw_loader_uart.c` for a narrated download trace if that would help. Thanks so much for your time and effort - Its hugely appreciated!!! cheers - Nic Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the Resolved / closing update — thank you for the help, and here is the answer for anyone who finds this thread later. After completing the rework and moving to external power (per Daniel's three preconditions), we ran a **module-substitution test**. Holding *everything* else identical — same MIMXRT1170-EVKB, same rework, same external 5 V, same MCUXpresso SDK v26.06.00-LTS, the same stock `uartIW416_bt.bin`, and the *same compiled EdgeFast `shell` binary* — we swapped the u-blox M2-MAYA-W161 for a genuine **Embedded Artists Murata Type 1XK M.2 (EAR00385)** (the IW416 module the `board_murata_1xk_m2` profile targets). With the Murata 1XK, `bt.init` runs to completion: ``` download success! [FW Download]BLE FW is downloaded Bluetooth initialized Settings Loaded ``` The controller comes up cleanly. With the u-blox MAYA-W161, the *same* binary downloads identically (`download success!`) and then the controller is silent. **So this was not an NXP problem.** The board, the SDK, the stock `uartIW416_bt.bin`, and the EdgeFast stack are all correct — proven by the Murata IW416 module running to a live controller on the identical setup. The fault is specific to the u-blox MAYA-W161 (its firmware provisioning / authentication), and we are taking that to u-blox. Two useful side notes for others on this board: * **The 3 Mbaud download corruption we reported earlier was the missing flow-control rework.** After fitting `R1902` and removing `R1816` (NXP's five-item EdgeFast rework), the stock loader's 115200 → 3,000,000-baud switch completes cleanly and the download succeeds. Before that rework it corrupted at the switch and looped; the rework fixes it. * On the MIMXRT1170-EVKB the loader must stay well-fed at 3 Mbaud, which needs that flow-control rework in place; at 115200 it is unconditional. Thanks again for pointing us at the rework and the external-supply requirement — both mattered, and together they got a genuine Murata module all the way up. Cheers @DanielRuvalcaba, I will follow up with uBlox. 
View full article
Search using quotes When searching in community contents, enclosing search in quotes doesn't work, however when clicking on "Advanced" it states: Use quotes to search for an "exact phrase". So it should work. For example searching "memory use" does not show exact match in first results. Re: Search using quotes I am having the same issue. I searched for "FRDM-IMXRT700" and neither of the two results contained that exact term.  https://community.nxp.com/t5/forums/searchpage/tab/message?advanced=false&allow_punctuation=true&q=%22FRDM-IMXRT700%22 Re: Search using quotes Hi @dmitri_lechtchinski  We have included special punctuation in search, please try again
View full article
IMX95: Some of GPIO's voltage can not be changed. Hello NXP techs, I found some of GPIO's voltage can not be changed on my target board. The following is my settings:  lvds0_panel {      compatible = "3ascreen,sa123hwv-l51";      backlight = <&lvds_backlight>;      pinctrl-0 = <&pinctrl_lvds_ctrl>;      #if 0      shut-gpios = <&gpio2 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;      disp-gpios = <&gpio2 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;      #endif      shut-gpios = <&gpio2 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;      disp-gpios = <&gpio2 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;        ......... pinctrl_lvds_ctrl: lvdsctrlgrp { fsl,pins = < IMX95_PAD_I2C2_SDA__AONMIX_TOP_GPIO1_IO_BIT3 0x31e /* LVDS_RESET */ IMX95_PAD_PDM_CLK__AONMIX_TOP_GPIO1_IO_BIT8 0x10e /* FAIL DETECT */ IMX95_PAD_GPIO_IO36__GPIO5_IO_BIT16 0x51e /* SHUT */ IMX95_PAD_GPIO_IO37__GPIO5_IO_BIT17 0x51e /* DISP */ IMX95_PAD_GPIO_IO20__GPIO2_IO_BIT20 0x51e /* row1  for gpio testing */ IMX95_PAD_GPIO_IO21__GPIO2_IO_BIT21 0x51e /* row2 for gpio testing */ IMX95_PAD_GPIO_IO05__GPIO2_IO_BIT5 0x51e /* for gpio testing */ IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 0x51e /* for gpio testing */ >; }; ......... Then I perform a program to set the level to the GPIOs. gpio2.bit5 work, it successfully changed the level. gpio2.bit6 not work. And I tried some of other GPIOs, some of them showed the same problem, like  gpio5[6, 7] also can not work,  but gpio2[20, 21] can work. Is there any special setting for some particular GPIOs. Thanks. Re: IMX95: Some of GPIO's voltage can not be changed. Yes — on i.MX95, there are “special settings” beyond the Linux device-tree GPIO number. A pin can fail to change level even when the GPIO controller API appears correct if any of these are true: The pad is not muxed to GPIO for that exact physical pad. For GPIO_IO06 , the reference manual shows that MUX_MODE = ALT0 selects GPIO2_IO06 ; the same pad can also be muxed to TPM5, PDM, LPSPI7, LPUART6, LPI2C7, or FLEXIO1 functions. Your macro IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 should select the GPIO function, so the pinctrl line is conceptually correct for gpio2[6] . The pin may be owned/restricted by System Manager / TRDC. On i.MX95, GPIO access is not controlled only by the Linux device tree. Resource ownership and access permission are configured by System Manager and TRDC; if the GPIO bank, IOMUX block, or pad resource is not assigned to the Linux A55 domain, the pin may not work even with valid pinmux settings. NXP guidance for similar i.MX95 GPIO issues is to check the SM console err command for TRDC-related errors and update mx95evk.cfg ownership/permissions if needed. Some pins are already connected to board functions or expansion routing. On the i.MX95 EVK documentation, GPIO_IO05 and GPIO_IO06 are also used as SPI7 signals: GPIO_IO05 is multiplexed with SPI7_MISO , and GPIO_IO06 is multiplexed with SPI7_MOSI . Board routing can also place those signals toward connectors or through resistors/switching paths, depending on the board configuration. So if your target board follows or modifies EVK routing, gpio2[6] may be externally loaded, pulled, switched, or connected to another device. There is a possible GPIO-numbering mismatch in your example. These two lines: IMX95_PAD_GPIO_IO36__GPIO5_IO_BIT16 0x51e /* SHUT */ IMX95_PAD_GPIO_IO37__GPIO5_IO_BIT17 0x51e /* DISP */ configure gpio5[16] and gpio5[17] , not gpio5[6] and gpio5[7] . So if you tested gpio5[6] / gpio5[7] , those are different pads and need their own correct IMX95_PAD_...__GPIO5_IO_BIT6/7 pinctrl entries. Do not assume GPIO_IO36/37 map to bit 6/7. Recommended checks: # Check whether another driver owns the GPIO line cat /sys/kernel/debug/gpio # Check applied pinmux state cat /sys/kernel/debug/pinctrl/*/pinmux-pins cat /sys/kernel/debug/pinctrl/*/pins # Check whether your pinctrl group is actually applied grep -R "lvdsctrlgrp\|GPIO_IO06\|GPIO_IO05" /sys/kernel/debug/pinctrl/*/* 2>/dev/null Also check the SM console: err If it reports TRDC/IOMUX/GPIO access errors, update the i.MX System Manager configuration so the A55/Linux domain owns or has access to the needed GPIO/IOMUX resources. For your specific DTS, I would first verify these points: shut-gpios = <&gpio2 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; disp-gpios = <&gpio2 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; match: IMX95_PAD_GPIO_IO05__GPIO2_IO_BIT5 0x51e IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 0x51e That part looks consistent. But if gpio2[5] works and gpio2[6] does not, the next most likely causes are board-level use/loading of GPIO_IO06 , another enabled peripheral using the pad , or SM/TRDC permission/resource ownership , not a generic Linux GPIO problem. Takeaway: i.MX95 GPIOs are not all equivalent; confirm the exact pad-to-GPIO mapping, check whether another function or board circuit owns/loads the pad, and verify System Manager/TRDC permissions for the GPIO/IOMUX resources.
View full article
NXP SR250 PCB DATA SCHEMATIC Hi everyone, For my master's thesis, I need the schematic and PCB data for the NXP SR250. If anyone could share these, I would really appreciate it. Best regards online laboratory Re: NXP SR250 PCB DATA SCHEMATIC Are the footprint and schematic files for the NXP SR250 chip also available? Re: NXP SR250 PCB DATA SCHEMATIC Hello, Hope you are doing well. You can find all relevant enablement for our Development Board here: Trimension SR250 Development Board | NXP Semiconductors On Design Resources > Design Files, you can find the Trimension SR250 Design Files. Hope this helps! Regards, Ricardo
View full article
IMX95:部分GPIO的电压无法更改。 恩智浦的各位技术人员,你们好! 我发现目标板上某些GPIO的电压无法更改。 以下是我的设置: lvds0_panel { 兼容 = "3ascreen,sa123hwv-l51"; 背光 = <&lvds_backlight>; pinctrl-0 = <&pinctrl_lvds_ctrl>; #如果 0 shut-gpios = <&gpio2 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>; disp-gpios = <&gpio2 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>; #endif shut-gpios = <&gpio2 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; disp-gpios = <&gpio2 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;        ......... pinctrl_lvds_ctrl: lvdsctrlgrp { fsl,pins = < IMX95_PAD_I2C2_SDA__AONMIX_TOP_GPIO1_IO_BIT3 0x31e /* LVDS_RESET */ IMX95_PAD_PDM_CLK__AONMIX_TOP_GPIO1_IO_BIT8 0x10e /* 故障检测 */ IMX95_PAD_GPIO_IO36__GPIO5_IO_BIT16 0x51e /* 关闭 */ IMX95_PAD_GPIO_IO37__GPIO5_IO_BIT17 0x51e /* DISP */ IMX95_PAD_GPIO_IO20__GPIO2_IO_BIT20 0x51e /* 第 1 行,用于 GPIO 测试 */ IMX95_PAD_GPIO_IO21__GPIO2_IO_BIT21 0x51e /* 第 2 行用于 GPIO 测试 */ IMX95_PAD_GPIO_IO05__GPIO2_IO_BIT5 0x51e /* 用于 GPIO 测试 */ IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 0x51e /* 用于 GPIO 测试 */ >; }; ......... 然后我执行一个程序来设置 GPIO 的电平。 gpio2.bit5 工作正常,已成功更改电平。 gpio2.bit6 无法工作。 我还尝试了其他一些GPIO,其中一些也出现了同样的问题,例如 gpio5[6, 7] 也无法工作,但 gpio2[20, 21] 可以工作。 某些特定的GPIO是否有特殊设置? 谢谢。 Re: IMX95: Some of GPIO's voltage can not be changed. 是的——在 i.MX95 上,除了 Linux 设备树 GPIO 编号之外,还有一些“特殊设置”。如果出现以下任何一种情况,即使 GPIO 控制器 API 看起来正常,引脚也可能无法改变电平: 该焊盘并未与该物理焊盘对应的 GPIO 进行复用。 对于 GPIO_IO06,参考手册显示,当 MUX_MODE = ALT0 时,选择的是 GPIO2_IO06;同一个焊盘也可以复用到 TPM5、PDM、LPSPI7、LPUART6、LPI2C7 或 FLEXIO1 功能。你的宏 IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 应该选择 GPIO 功能,因此 pinctrl 行对于 gpio2[6] 来说在概念上是正确的。 该PIN码可能由系统管理员/TRDC拥有/限制。 在 i.MX95 上,GPIO 访问不仅由 Linux 设备树控制。资源所有权和访问权限由系统管理器和 TRDC 配置;如果 GPIO 组、IOMUX 块或焊盘资源未分配给 Linux A55 功能域,即使引脚复用设置有效,引脚也可能无法工作。NXP针对类似的i.MX95 GPIO问题给出的指导是检查SM控制台错误命令是否存在与TRDC相关的错误,并更新mx95evk.cfg文件。所有权/许可(如有需要)。 部分引脚已连接到板功能或扩展布线。 在i.MX95 EVK文档中,GPIO_IO05和GPIO_IO06也被用作SPI7信号:GPIO_IO05与SPI7_MISO复用,GPIO_IO06与SPI7_MOSI复用。根据电路板配置,电路板布线还可以将这些信号导向连接器,或者通过电阻器/开关路径传输。因此,如果您的目标板遵循或修改 EVK 布线,则 gpio2[6] 可能被外部加载、拉出、切换或连接到另一个设备。 您的示例中可能存在 GPIO 编号不匹配的问题。 这两行: IMX95_PAD_GPIO_IO36__GPIO5_IO_BIT16 0x51e /* 关闭 */ IMX95_PAD_GPIO_IO37__GPIO5_IO_BIT17 0x51e /* DISP */ 配置 gpio5[16] 和 gpio5[17],而不是 gpio5[6] 和 gpio5[7]。因此,如果您测试了 gpio5[6] / gpio5[7],它们是不同的焊盘,需要它们自己的正确 IMX95_PAD_...__GPIO5_IO_BIT6/7 pinctrl 条目。不要假设 GPIO_IO36/37 映射到第 6/7 位。 建议检查的项目: # 检查是否有其他驱动程序占用 GPIO 线 cat /sys/kernel/debug/gpio # 检查应用的引脚复用状态 cat /sys/kernel/debug/pinctrl/*/pinmux-pins cat /sys/kernel/debug/pinctrl/*/pins # 检查您的 pinctrl 组是否已实际应用 grep -R "lvdsctrlgrp\|GPIO_IO06\|GPIO_IO05" /sys/kernel/debug/pinctrl/*/* 2>/dev/null 另请查看SM控制台: ERR 如果报告 TRDC/IOMUX/GPIO 访问错误,请更新 i.MX 系统管理器配置,以便 A55/Linux 域拥有或可以访问所需的 GPIO/IOMUX 资源。 针对您提供的具体DTS,我首先会核实以下几点: shut-gpios = <&gpio2 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; disp-gpios = <&gpio2 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 匹配: IMX95_PAD_GPIO_IO05__GPIO2_IO_BIT5 0x51e IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 0x51e 那部分看起来很一致。但如果 gpio2[5] 工作而 gpio2[6] 不工作,则最可能的原因是板级 GPIO_IO06 的使用/加载、另一个启用的外设正在使用该焊盘,或者SM/TRDC 权限/资源所有权,而不是通用的 Linux GPIO 问题。 要点:i.MX95 GPIO 并非全部等效;请确认焊盘到 GPIO 的确切映射关系,检查是否有其他功能或电路板电路拥有/加载该焊盘,并验证系统管理器/TRDC 对 GPIO/IOMUX 资源的权限。
View full article
我们能否使用 C 语言运行 ethosu 的 tflite 模型? 适用于 Imx93。我找到了 ethosu 编写的用于运行 tflite 模型的 python 程序。 我找到了一个 c 程序:label_image(看起来像 c 语言),但我不知道它是否使用了 ethosu。 我找不到 label_image 的 C 源代码。 请问能否提供在 Ethosu 上运行 tflite 模型的源代码(c 或 cpp)? 多谢。 Re: can we run tflite model by ethosu with c 你好@bighero77 希望你一切都好。 请问您指的是哪些项目? 顺祝商祺! 萨拉斯。
View full article
CanTrcv_43_TJA14XX_PN リスニング専用モード こんにちは、 私はこのドライバー『S32K3 CANTRCV TJA14XX_PN AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0』を使っています。SPI変換モードを使用して、通常スリープスタンバイに正しく移行する。 トランシーバーモードをリスニングオンリーモードに変換するにはどうすればよいですか?   モードを設定する2つの関数を見つけました CanTrcv_43_TJA14XX_PN.c CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip.c CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode   1. 例示コードでは「CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode」をトランシーバーモード変換。この関数は、SPI通信のために「CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode」も呼び出します。 しかし、「 CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY 」は「CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode」に対して不正な変数です。   2. 「CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode」は使える 変数として「CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY」   トランシーバをリスニングオンリーモードにする正しい方法は何でしょうか?     我使用 S32K3 CANTRCV TJA14XX_PN AUTOSAR R21-11 バージョン 1.0.0,通常のスリープ スタンバイ モードは通常に切り替えることができます。   我從相關ドライバー中找到兩個関数數 CanTrcv_43_TJA14XX_PN.c CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip.c CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode   1. 範例使用CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode 轉換收發器モード,這個関数數也會呼呼CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode SPI溝通進行中,ただしCanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode不允使用CANTCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY作為參數   2.「CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode」は「CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY」を使用できます     請問如何正確地將收發器轉為listenonlyモード? Re: CanTrcv_43_TJA14XX_PN Listenonly mode ハイ CanTrcv_43_TJA14XX_PN モジュールは S32設定ツール の MCAL セクションで設定しましたか、それとも ドライバ セクションで CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip モジュールを設定しましたか? CanTrcv_43_TJA14XX_PN MCALかCanTrcv_TJA14XX_PN_Ip ドライバ.png ドライバ で CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip モジュールを選択している場合は、連絡 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode してください。 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode CanTrcv_TJA14XX_PN_TrcvModeType.png MCAL で CanTrcv_43_TJA14XX_PN モジュールを選択した場合は、 CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode を呼び出す必要があります。 しかし、 CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpModeでは「listenonly」モードは利用できないようです。 CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TrcvModeType.png よろしくお願いいたします ロビン
View full article
SafeRTOS 对 FRDM-A-S32K344 的支持和软件包可用性 您好,NXP团队: 我正在使用基于 S32K344 MCU 的 FRDM-A-S32K344 开发板。 我想评估 SafeRTOS 并将其集成到这个平台上。我有以下几个问题: NXP 是否为 FRDM-A-S32K344 / S32K344 提供官方支持的 SafeRTOS 软件包或 BSP/移植版本? 是否有适用于 S32K344 的 SafeRTOS 示例或演示项目? 如果 NXP 不直接提供 SafeRTOS 软件包,是否有推荐的方法或合作伙伴可以获得 SafeRTOS 软件包? 对于 S32K344,推荐使用哪种 SafeRTOS Cortex-M7 端口层和编译器配置? 是否有任何关于将 SafeRTOS 与 S32 Design Studio 集成的参考项目、应用笔记或集成指南? 目前,我正在使用 FRDM-A-S32K344 和 S32 Design Studio。 任何关于支持的 SafeRTOS 软件包、许可、示例项目或集成程序的指导都将不胜感激。 感谢并致意。 Re: SafeRTOS Support and Package Availability for FRDM-A-S32K344 你好, 1. NXP 是否为 FRDM-A-S32K344 / S32K344 提供官方支持的 SafeRTOS 软件包或 BSP/移植版本? NXP 不直接开发或分发 SafeRTOS 软件包。SafeRTOS 是 WITTENSTEIN 高完整性系统有限公司 (WHIS) 拥有并独家授权的专有、功能安全认证的 RTOS。 2. 是否有适用于 S32K344 的 SafeRTOS 示例或演示项目? FreeRTOS 示例: FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K344 适用于 S32K3 平台的其他基于 FreeRTOS 的参考应用程序 这些都包含在 S32K3 FreeRTOS 软件包中。 3. 如果 NXP 不直接提供 SafeRTOS 软件包,是否有推荐的方法或合作伙伴可以获得 SafeRTOS 软件包? SafeRTOS 由 WITTENSTEIN 高完整性系统 (WHIS) 开发和授权,而不是由 NXP 开发和授权。根据 WHIS 文件: SAFERTOS 适用于 NXP S32K1 和 S32K3 系列。 WHIS 提供特定于处理器/编译器的端口。 商业软件包中包含设计保证包 (DAP) 和演示项目。 WHIS 工程师将 SAFERTOS 移植到客户要求的特定 S32K 配置中。 4. 对于 S32K344,推荐使用哪种 SafeRTOS Cortex-M7 端口层和编译器配置? 由于 SafeRTOS 由 WHIS 以处理器/编译器特定代码包,软件包的形式提供,因此具体的移植取决于您选择的工具链。 S32K344 采用 Arm Cortex-M7 内核。WHIS 指出,SAFERTOS 是针对特定处理器/编译器组合量身定制的,而不是作为通用源代码包提供的。 如果您使用的是 S32 设计工作室,通常需要与 WHIS 讨论您打算使用的编译器版本,例如: GCC(S32DS 默认) 绿山 IAR WHIS 可以提供相应的认证端口。 S32K344 采用锁步 Arm® Cortex®-M7 内核。根据现有演示包和社区指导,推荐配置如下: 参数 推荐值 SafeRTOS端口层 ARMv7M_MPU(支持 MPU 的 Cortex-M7) 编译器 ARM GCC 11.4(NXP Embedded GCC for Arm v7) 封装标识符 009-006-252-003-246-002 WEB - ARMv7M_MPU GCC S32K344 ARMv7M_MPU 端口是正确的选择,因为它利用了 Cortex-M7 的内存保护单元 (MPU)——这是 SafeRTOS 内存隔离和 ISO 26262 / ASIL 合规性保证的强制性要求。 5. 是否有任何参考项目、应用笔记或集成指南可用于将 SafeRTOS 与 S32 Design Studio 集成? SafeRTOS_S32K344_Demo_Web 自述文件(由 WHIS 在演示包内提供)指定了以下经过验证的工具链: 组件 版本 S32 Design Studio IDE v3.6.4 ARM GCC 编译器 11.4 S32K3 实时驱动程序 (RTD) 6.0.0 S32DS 设置步骤详解: 打开 S32DS,然后转到“帮助”→“S32 扩展和更新”。安装最新版本: GNU ARM PEmicro 接口调试支持 适用于 Arm 嵌入式处理器的 GDB 客户端 S32 设计工作室平台软件包 S32K3xx 开发包 从nxp.com下载 S32K3 实时驱动程序 (RTD) 6.0.0: 运行 .exe 文件安装程序 添加剩余的 .zip 文件通过“帮助”→“S32 扩展和更新”→“添加站点”更新站点文件 将 WHIS 提供的 SafeRTOS S32K344 演示项目导入 S32DS。 安装 WHIS Eclipse STATEVIEWER 插件——这是演示正常运行所必需的。安装指南包含在 WHIS 软件包中,如下所示: 34-185-AN-001-i3.0-安装和使用 Eclipse STATEVIEWER 插件.pdf STATEVIEWER 为 SafeRTOS 调试提供 Eclipse/S32DS IDE 内的实时任务状态可视化。 顺祝商祺! Peter
View full article
锁定 Mirfare 经典 1k 我对 NFC 标签了解不多,但我试用了 NFC Tools,想试试锁定功能,于是用密码“123”锁定了我的标签;但是当我尝试解锁时,却出现了写入错误。我使用 Mirfare 经典工具读取了标签,发现密钥 a 为 D3F7(3x),我尝试将访问权限重置为 FF..FF078069..FF,但我不知道密钥 b 是什么。我看到一篇旧帖子提到了 md5 和的前 6 位或前 4 位 + 42(2x),但这两种方法都不奏效。请问有人知道这块芯片还能不能修复,还是已经彻底损坏了吗? NFC 控制器解决方案 Re: Locked Mirfare classic 1k 你好@chaube97 芯片物理结构完好,但功能被锁定。MIFARE Classic 没有格式化或 RESET 命令——修改扇区尾部的唯一方法是先使用正确的键B 进行身份验证。没有它,标签就无法恢复。 希望这能帮到你。
View full article
NXP SR250 PCBデータ回路図 こんにちは、皆さん 修士論文のために、NXP SR250の回路図と基板データが必要です。もし誰かがこれらを共有していただけたら、本当にありがたいです。 よろしくお願いいたします。 オンラインラボ Re: NXP SR250 PCB DATA SCHEMATIC NXP SR250チップのフットプリントファイルと回路図ファイルも入手可能ですか? Re: NXP SR250 PCB DATA SCHEMATIC こんにちは、 あなたの調子が良いといいのですが。当社の**開発ボード**に関するすべての関連**イネーブルメント**はこちらでご覧いただけます: Trimension SR250 **開発ボード** | NXPセミコンダクターズ Design Resources > Design Filesでは、 Trimension SR250 Design Filesを見つけることができます。 お役に立てば幸いです! よろしくお願いいたします。 リカルド
View full article
引用を使った検索 コミュニティコンテンツで検索すると、引用符付きで検索すると機能しませんが、「Advanced」をクリックすると次のように表示されます。 「正確なフレーズ」を検索するには引用符を使ってください。 だからうまくいくはずです。 例えば、「メモリ使用量」で検索しても、最初の検索結果には完全一致は表示されません。 Re: Search using quotes 私も同じ問題を抱えています。「FRDM-IMXRT700」で検索しましたが、どちらの結果にもその正確な用語は含まれていませんでした。 https://community.nxp.com/t5/forums/searchpage/tab/message?advanced=false&allow_punctuation=true&q=%22FRDM-IMXRT700%22 Re: Search using quotes こんにちは、 @dmitri_lechtchinski さん。 検索には特別な句読点を含めていますので、もう一度お試しください
View full article
BTファームウェアはUART経由で承認されていますが、コントローラーは動作しません。そしてEdgeFastのダウンロードが3Mで破損します   私はu-bloxに関連または伴随サポートチケットを提出しました。CASE **CA-276115** (同じハードウェア、モジュールベンダーの質問です)。 以下の質問はNXPの、IW416 ROMのファームウェア認証の挙動についてです。 そして、 NXP独自の参照ボード上のEdgeFastダウンロードバグ。すべての図は 測定値と詳細なログを添付します。 ## 1. 要約 — 2つの異なる失敗です。分けて扱ってください。 **MIMXRT1170-EVKB Rev C3**内の**u-blox M2-MAYA-W161** (NXP **IW416** )上で、 LPUART2経由のBT HCI: **失敗A — 核心的な問題。** 115200ボーのUARTダウンロードが正常に行われた場合、 BTファームウェア**ダウンロードが完了し、承認されました** (ROMは要求を停止します データと再アナウンスはしません)、そしてコントローラーは **送信しません** — どのボーレートでもHCIからの応答がありません。 **失敗B — EdgeFast/ボードのバグ。** NXPの標準EdgeFastダウンロードフロー ダウンロード中に**3,000,000ボー*に切り替わり**リンクが破損します。 このボードのスイッチ**;ダウンロードは決して完了しません。これは別物です 失敗Aで、NXPソフトウェアのみで再現可能。 これらは異なる根本原因を持っています。B (3 Mbaud の破損)を修正しても アドレスA(ダウンロード後の沈黙)について。私たちは両方について、それぞれ個別に質問しています。 同じカード上の Wi-Fi (SDIO) は完全に動作します - 列挙、ステーション、マイクロ AP、 スループット — つまりカード、その電力、レベルシフターは健全です。 --- ## 2. 設定 | アイテム | 値 | |---|---| | チップセット/モジュール | u-blox M2-MAYA-W161-00C-00 のNXP **IW416** | | ホストボード | MIMXRT1170-EVKB Rev C3、M.2 J54、LPUART2 | |SDK |MCUXpresso **v26.06.00-LTS** | | BTファームウェア | `uartIW416_bt.bin`**16.92.21.p155.2** 、FP92、 `w8978` 、131,840 B | | またテスト済み | **16.92.21.p142.5** (FP91、 `github.com/NXP/wifi_nb_fw@a91d9d6`から、2025 年 1 月) — 同じ結果 | |モジュール選択 | 『WIFI_IW416_BOARD_MURATA_1XK_M2』 (SDKにはMAYAプロファイルがありません) | |ボードの再ワーク |「R404」(PDn)+「R1901」(モジュール→MCU RXD)装着・検証済み;流量制御ペア「R1816」/「R1902」**未完成** — §5参照 | --- ## 3.失敗A — 画像が受理された後、コントローラは沈黙します ### ダウンロードが完了し、承認されました 当社独自のクリーンルームV3ローダー(プロトコルのみ、115200bps)、計測機器搭載: 「`」 bt_fw_download=ok chip_id=0x7201 loader_ver=0 start_inds=2 chunks=142 送信=131856/131840 max_off=131840 retx=1 crc_err=0 「`」 全131,840バイト。カードはすべてのチャンク(16バイトのヘッダー、2048バイト)を要求しました。 ペイロード(末尾での順不同の再要求を含む))**CRCエラーが1件発生しました カードによって報告され、再送信によって復元された** — つまりROM自身の 整合性チェックが稼働中です。 ### その後何も起こらず、ROMはイメージが拒否されたのではなく、受け入れられたかのように動作する。 「`」 bt_post_dnld[0..3]: n=0 (ダウンロード後の500ミリ秒の生データキャプチャウィンドウが4つ) bt_raw_reset[0..2]: n=0 (raw HCI_Reset 01 03 0C 00 at 115200, x3) HCI_Reset at 3000000 / 921600 / 460800 / 115200 : 応答なし、フレーム化=0 「`」 **キー識別子** : UARTダウンロード後、ROMは**要求を停止します** そして再発表はしない**。対照的に、コンボイメージがダウンロードされると **SDIO**を介して、BT コアはUART ( `AB 01 72 00 47`で再アナウンスします。 (再び表示されます)—つまり、「まだブートローダー内 / 受け入れられていません」とはこういうことです この部分について。つまり、UARTのダウンロードは **受け入れられ、ローダーは終了**、そして 失敗は*CRC有効なイメージを受け入れるかコントローラを実行するかの間に*起こる*です。 ### ファームウェアバージョンは変数ではありません 2 つの公式ビルド — **FP92 p155.2** (2026-03) および**FP91 p142.5** (2025-01、 内部構造が異なり、ロード値`0x00080000`と`0x000A2010` 、178 と 142 が異なる。 チャンク)— 両方とも完全にダウンロードし、どちらも受け入れられ、どちらもコントローラを離れます 沈黙。ですから、これは古臭い/間違った*バージョン*ではありません。 ### NXPへの質問(失敗例A) 1. **IW416 ROMはUARTでダウンロードしたBTファームウェアを認証しますか? OTP融合キー**、もしそうなら、 **拒否はホストにどのように通知されるのか?** 観察結果: ブロックが受け入れられるたびに、ROM の要求が停止し、エラー フレームがなく、 再発表の後、沈黙が訪れた。そのバイトパターンは文書化されているものですか? セキュアブート/署名拒否の動作、または正規イメージの動作 別の理由でこうしているのですか? 2. **ストックの`uartIW416_bt.bin` (16.92.21.p155.2) は汎用 / 用にビルドされていますか? 非融合IW416**、または対応するOTP/セキュアブートプロビジョニングが必要ですか? その側で?(部品が特定のOEMキー用に溶着されている場合、ストックイメージは 却下されると予想される(そうなると、u-blox社のCA-276115に戻ることになる)。 3. ** 最初の数秒間におけるコントローラーの期待される挙動とは何か UARTダウンロードが115200で成功しました。`HCI_Reset`に応答するはずです。 即座に実行されるのか、それともベンダーからのコマンドや遅延処理が最初に必要なのか? --- ## 4.失敗B — 3 MBAUDスイッチ(MIMXRT1170-EVKB)でEdgeFastのダウンロードが破損 **NXPソフトウェアのみ**で**NXP独自のリファレンスボード**上で再現可能。 1170 用に`examples/edgefast_bluetooth_examples/shell`をビルドしました。 「DEBUG_PRINT」が有効になるため、NXPの「fw_loader_uart.c」がナレーションを担当します。その痕跡から: 1. 115200 ヘッダー要求はクリーンで CRC 検証済みです ( `REQ=0xA7 Len=10 Off=0 Err=0` )。 2. タイプ5のUART設定ブロックを送信し、 **ACK処理** (したがってタイプ5コマンドは このボード/ファームウェアでは、文脈上受け入れられています。 3. 「ボーレート要求を30000000に変更」、「変化ボーレート() ret 0」— スイッチ **成功を報告** ; 4.直後: `Invalid Header 0x00` / `0x71` 、 `REQ = 0xA7、Len = 10a7、Off = 5400、Err = 400、CRC = 0` 、 `CRC 不一致`、 ` file download: 0: 131840` — オフセット 0 で停止しています。オフセットは バイト連結( `5400` = 2バイトを連結): **フレーム損失** 、いいえ オーバーフロー。 そのためカードは3 Mbaudに切り替わり送信を開始しました。RT1176 LPUART2 このボードでは3,000,000ボーの通信が可能で、DMA方式、 **ハードウェアによるフロー制御は利用できません** 。 フレームを復元できません。ストックフロー制御設定で最初の スイッチ後のヘッダーがタイムアウトすると、ローダーは115200に戻り、リトライし、 **無限ループ** (20分以上経過したことを確認しました)。 ボード上の根本原因: **LPUART2 の RTS/CTS パッドはギガビット PHY です リセット/割り込みライン**( `R1866` → `ETHPHY_RST_B` 、 `R1816` → `RGMII1_PHY_INTB` )、 そのため、NXPが文書化した後でも、ホスト-RXのクリーンなバックプレッシャーパスはありません 5項目のリワーク — `R1866`はそのリワークに含まれていません。フローなしで3 Mbaud。 ホストはコントロールできない。 ### NXPへの質問(Bの失敗) 4. **MIMXRT1170-EVKB**では、3 Mbaud EdgeFast BT ファームウェアのダウンロードは **フロー制御の完全な再作業なしでは既知の制限** ( `R1816`を削除、 `R1902`に適合する)— そして、 `R1866` がホスト RTS を PHY 上に保持していることを考慮すると、 リセット、このボードでは実際に3 Mbaudがサポートされていますか、それとも `fw_download_secondary_speed`は115200のままにしておくべきでしょうか? 5. 失敗したセカンダリボースイッチの**無限リトライループ**は ( `fw_loader_uart.c` ) 意図的でしょうか? N 回再試行してもハード クラッシュするのは、 延々と続く進捗状況を示す点の羅列よりも、診断しやすい。 ### 軽微な問題、優先度低(同じツリー) 6. `edgefast_bluetooth`のシェルでは、 `SHELL_CMD_REGISTER(bt, ...)`が登録します。 パラメータ範囲が**0の'bt'コマンドなので、「fsl_shell.c'はすべてのを拒否します サブコマンド( `bt init` → "コマンドパラメータが正しくありません"); 動作確認済み 呼び出しはドット付きの`bt.init`です。おそらく`SHELL_ADVANCE` / range-initです。 一見の価値のあるミスマッチ。 --- ## 5.すでに排除したもの(だからこれらは提案する必要はない) すべてシリコンチップ上に実装されたMIMXRT1170-EVKB: 仮説 | 結論 | |---|---| | type-5 UART-configブロックが欠落 | 単独の注入が却下されます('CRC_ERR 0x0001');しかしNXPのin-flow型-5は受け入れられています(§4)—つまりこれはFailure Aのブロッカーではありません | | ファームウェアのバージョンが間違っています |反論済み — FP91 と FP92 は両方とも受け入れられ、両方ともサイレント (§3) | | コンボオーバーSDIOが必要 |このモジュールではBTは起動しません- SDIOコンボのダウンロードが完了すると、BTコアがROMから再アナウンスします | | ホストのダウンロードを切り捨てています | 反論済み — 15 秒間のアイドル ポーリングにより`sent`は変更されません | | HCI ボーレート | 反証済み — 4 つのレート、 `framing=0` 、0 バイト | | `wakeUpControllerFromBootSleep()` GPIO パルス | 実装済み。カードは**反応** する(追加の挨拶) が、結果は変わらない | サイレント中のCPU状態(SWD、コンソール切断時): `DHCSR 0x01010001` (走る; 「S_HALT」/「S_LOCKUP' クリア)、 「CFSR」/「HFSR」 =0 — ホストMCUは生きている クラッシュしたのではなく、 `controller_init`でブロックされました。 失敗Aについては、 **署名/セキュアブート拒否**のみが残っています。 まさにQ1/Q2です――そしてこのチケットとユーブロックスCA-276115の継ぎ目です。 --- ## 6.再現(故障B、NXPソフトウェアのみ) 「`」 west build -b evkbmimxrt1170 examples/edgefast_bluetooth_examples/shell \ --toolchain armgcc --config flexspi_nor_debug -- -Dcore_id=cm7 \ -DCONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.IW416=y \ -DCONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.board_murata_1xk_m2=y 「`」 フラッシュしてリセットし、 `@bt>`プロンプトで`bt.init`と入力します。ダウンロードの進行状況が表示されます。 ドットが表示され、完了しません。`fw_loader_uart.c` で `DEBUG_PRINT` を有効にすると、 3 Mbaudスイッチでの汚染。(1170用の新しいシェルedgefast_open スペース区切りの`bt init`も受け付けますが、同じようにハングアップします。) 障害Aの場合:完全な計測済みダウンロードと115200のHCI証拠が添付されています Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the こんにちは、 @nicnewdigate さん、 この件を深く掘り下げる前に、いくつか確認していただけますか? - MIMXRT1170EVKB_hwrework.md ガイドには、必要な変更が 5 つ記載されています。R183 の削除、R1816 の削除、R404 の実装、R1901 の実装、および R1902 の実装です。 あなたのメモから判断すると、R404とR1901は既に完了しているようですね。R183、R1816、R1902の状況も確認できますか? - アプリの変更なしに動作する標準的なNXPのシリアルログを提供できますか? Bluetoothのシェルが原因かもしれません。 Murata 1XK M2 用のプロジェクトを作成します 完全なログを送信してください。 基板への給電はUSB経由のみですか、それとも外部の5V電源を使用していますか?外部電源をご使用ください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル。 Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the こんにちは、 @DanielRuvalcabaさん。迅速なご返信とご提案、ありがとうございます! ご依頼いただいた3つの項目すべてを完了しました。まず概要、次にログです。 **1.改修作業完了。EdgeFast BT PAL のリワークの 5 つのアイテムすべて MIMXRT1170-EVKBの作業完了:R404とR1901(以前に取り付け済み)、さらに**R1902を取り付け済み** そして、**R1816 + R183 が削除されました**。2つの除去が 読み取り可能なBTリンク - 当社独自の115200bpsローダーは依然として完全なイメージをダウンロードします きれいに(131,840バイト、フレーミングエラー=0、削除前とバイト単位で同一)。 **2.外部電源供給完了。J38 → 1–2、J43バレルジャックに5Vを入力、SW5をオンにする。 3.変更されていないシェルログ - 取得済み。私たちは築きました MCUXpresso SDK v26.06.00-LTSからの「examples/edgefast_bluetooth_examples/shell」 '--config flexspi_nor_debug -Dcore_id=cm7', armgcc.ストックからの唯一の変更点は ボードの`prj.conf`ファイルにおける、カードのモジュール選択: 「`」 CONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.IW61X=y → IW416=y CONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.board_murata_2el_m2=y→ board_murata_1xk_m2=y 「`」 (これらはモジュールを選択する 2 つの Kconfig `choice` メンバーです。)私たちのカードは u-blox MAYA-W161 — IW416 — なので、あなたが挙げた1XK/IW416プロファイルを選びました。 `CONFIG_BT_SIGNING=y`以外は標準設定です。) シェルプロンプトでの結果: 「`」 @bt> bt.init [FWダウンロード] 0x301198fcからファームウェアのダウンロードを開始します: 6812 ダウンロード開始(131840) ...................................................................... (141ドット) ダウンロード成功! [ファームウェアダウンロード]BLEファームウェアがダウンロードされました: 8265 ←その後、残りの90秒以上は何も起こらない。bt.init は決して戻り値を返さない。 「`」 **前回の報告から2つのことが変わりましたが、どちらも重要です:** **A — 3 Mbaudのダウンロードが完了しました。**流量制御の再設計以前は ストックローダーは115200→3,000,000ボーのスイッチで破損しループ化しました 無期限に。R1902を装着し、R1816を取り外した(実際のCTS背圧)と、 これで 131,840 バイトすべてを約 1.45 秒で移動します (タイムスタンプ 6812 → 8265 ms — 高速レート)でダウンロードに成功し、「ダウンロード成功!」と表示されます。つまり、リワークで ダウンロード側の問題、予想通りです — 強く勧めてくれてありがとうございます。 **B — ダウンロード成功後もコントローラが静かなままです。**これは 核心的な問題。「ダウンロード成功!」/「BLE FWがダウンロードされました」の後、スタック コントローラーからは何も受信できません — 『Bluetooth initializeded』もエラーもなし — そして 「bt.init」が掛かっています。ホストMCUは生きていてブロックされており、クラッシュしていません。コンソールと共に 私たちは距離を置いてSWDについて読みました: 「`」 DHCSR = 0x01010001 (実行中: S_HALT=0、S_LOCKUP=0、S_RETIRE_ST=1) CFSR = 0x00000000 (設定可能な障害なし) HFSR = 0x00000000 (ハードフォルトは発生していません) 「`」 つまりCM7はHCIの返信を待つためにスタックで待っているのですが、結局返ってこないのです。 これは非常に明確なデータポイントです:NXPの**未修正のEdgeFastスタック**上で、 完全な再作業と外部電源により、カードは**完全な CRCでファームウェアイメージをチェックしたのに、HCIコントローラー**を実行させませんでした。早い「 「3 Mbaud ダウンロードが破損しています」という説明はもはや適用されません — ダウンロード 明らかに成功する。 **質問事項(変更なし、ダウンロード整合性変数から切り離して):** 1. IW416 ROM は UART でダウンロードされた BT ファームウェア (例:反対 OTPフューズキー)を使った場合、拒否はホストにどのように伝えられるのでしょうか?私たちは見る すべてのブロックが受け入れられ、「ダウンロード成功!」、その後沈黙 - エラーフレームなし、 再発表はありません。 2. ストックの`uartIW416_bt.bin`ですか?(16.92.21.p155.2) 汎用向けに構築 / ヒューズなしのIW416、または特定のOEMキー用にヒューズが取り付けられた部品には、一致するものが必要ですか? 署名入りの画像?もしそうなら、それはあなた-ブロックス(伴奏ケースCA-276115)に繋がります。 3. UARTダウンロードに成功した直後の数秒間に、コントローラーは ダウンロード直後の速度で「HCI_Reset」と答えてください、またはベンダーです まず指揮か遅延が必要ですか? シリアルキャプチャの全文とSWDレジスタブロック全体を喜んで共有します。 そして「fw_loader_uart.c」で「DEBUG_PRINT」を有効にすることができます。ナレーション付きダウンロード トレースすれば役に立つかもしれません。 お時間と労力をいただき、本当にありがとうございます。本当に感謝しています!! よろしくお願いします - ニック Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the 解決済み/クロージングアップデート — ご助言ありがとうございます。こちらが答えです 後でこのスレッドを見つけた方はどうぞ。 改修作業を完了し、外部電源に移行した後(ダニエルの3つの 前提条件を満たした上で、**モジュール置換テスト**を実行しました。その他すべてを抱えています 同一で、同じMIMXRT1170-EVKB、同じリワーク、同じ外部5V、同じMCUXpressoです SDK v26.06.00-LTS、同じ純正の「uartIW416_bt.bin」です。そして*同じコンパイル EdgeFast `shell`バイナリ* — u-blox M2-MAYA-W161を純正品に交換しました **Embedded Artists Murata Type 1XK M.2 (EAR00385)** (IW416モジュール `board_murata_1xk_m2`プロファイルターゲット)。 Murata 1XKでは、`bt.init`は正常に実行されます。 「`」 ダウンロード成功! [ファームウェアダウンロード]BLEファームウェアがダウンロードされました Bluetoothが初期化されました 設定が読み込まれました 「`」 コントローラは問題なく出てきます。u-blox MAYA-W161、*同じ*バイナリ ダウンロードは同じように(「ダウンロード成功!」)、その後コントローラーは静かになります。 **つまりこれはNXPの問題ではなかったのです。**ボード、SDK、ストック 「uartIW416_bt.bin」とEdgeFastスタックはすべて正しいと証明されています — 村田によって証明されています IW416モジュールを同じセットアップでライブコントローラに接続しています。故障は u-blox MAYA-W161(そのファームウェアのプロビジョニング/認証)に特化したもの、 そして私たちはそれをあなたに伝えます。 この掲示板の他のユーザーにとって役立つ補足事項が2つあります。 * **以前報告した 3 Mbaud のダウンロード破損は、 流量制御の再作業。「R1902」を取り付け、「R1816」(NXPの)を外した後 5項目のEdgeFastリワーク)、ストックローダーの115200→3,000,000ボーのスイッチ きれいに完了し、ダウンロードは成功します。そのリワーク前は、 そのスイッチとループ;リワークで修正されました。 * MIMXRT1170-EVKBでは、ローダーは3 Mbaudで十分なデータ供給を維持する必要があります。 その流量制御の再作業は既に完了しており、115200では無条件です。 改めて、リワークと外部供給の要件を教えてくれてありがとうございます — どちらも重要で、二人で本物の村田モジュールを完成させました。 ありがとう、 @DanielRuvalcaba。uBloxに問い合わせてみます。
View full article
PN7642のクリック音の問題 皆さん、こんにちは。  2秒間オフの後に再びRFフィールドをオンにするとカチカチという音が鳴ります。私のソフトウェアにはlpuart/GPIO/CardDetectのタスクがあります。カードが検出されると、ブザーで2秒が発動しました(RFフィールドは2秒オフ)。以下は関連するコードです。 void CardDetect ( void * pParams) { phStatus_t st; uint32_t dwStatus = 0; uint16_t wStatus = 0; uint16_t wTagsDetected; uint8_t bAtqa[2] = {0x00}; phOsal_ThreadSecureStack(512); /*ディスクループ設定を初期化します(1回のみ) */ st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_TYPEA_DEVICE_LIMIT, 1); st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_BAIL_OUT, PHAC_DISCLOOP_POS_BIT_MASK_A); ( 1) { DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] 検出準備完了\r\n" ); /* ---- DiscLoop ポール(追加のRFトグルなし、ビープ音なし)---- */ do { st = phhalHw_FieldOff(pHal); CHECK_STATUS(st); // st = phhalHw_Wait(pHal, PHHAL_HW_TIME_MICROSECONDS, 5100); CHECK_STATUS( st ); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); if (Buzzer_Status==2) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)); } else if (Buzzer_Status==1) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200)); } st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_NEXT_POLL_STATE、 PHAC_DISCLOOP_POLL_STATE_DETECTION); CHECK_STATUS(st); st = phacDiscLoop_Run(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_ENTRY_POINT_POLL ); /* カードなし:RFデューティサイクルを短縮するための短い遅延とビープ音 */ // if (( st & PH_ERR_MASK) != PHAC_DISCLOOP_DEVICE_ACTIVATED) { // vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200)); // } } while ((st & PH_ERR_MASK) != PHAC_DISCLOOP_DEVICE_ACTIVATED); /* ---- カードが検出されました ---- */ st = phacDiscLoop_GetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_TECH_DETECTED、&wTagsDetected); if ((st & PH_ERR_MASK) != PH_ERR_SUCCESS) continue ; if (!PHAC_DISCLOOP_CHECK_ANDMASK(wTagsDetected, PHAC_DISCLOOP_POS_BIT_MASK_A))続行; /* UID / ATQA / SAK を出力 */ DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] UID: " ); phApp_Print_Buff(pDiscLoop-> sTypeATargetInfo . aTypeA_I3P3 [0]. aUid 、 pDiscLoop-> sTypeATargetInfo 。 aTypeA_I3P3 [0]。 bUidSize ); DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] ATQA: " ); phApp_Print_Buff(pDiscLoop-> sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3 [ 0] .aAtqa , 2 ); DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] SAK: 0x%02X\r\n" , pDiscLoop- > sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3 [0] .aSak ) ; /* Bridge DiscLoop ?phNfcLib stateでカードプロセッシング機能が動作します */ Bridge_DiscLoopToNfcLib(); // DEBUG_PRINTF(" \r\n[CardDetect] ATQA=0x%04X SAK=0x%02X アクティブ化されたタイプ: %d (0x%08X)、UID len =%d \r\n", // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.wAtqa, // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.bSak, // ( int )PeerInfo.dwActivatedType、 // (unsigned int )PeerInfo.dwActivatedType、 // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.bUidLength); /* 検出されたカードを処理する */ switch(PeerInfo.dwActivatedType) { CASE E_PH_NFCLIB_MIFARE_CLASSIC_1K: case E_PH_NFCLIB_MIFARE_CLASSIC_4K: DEBUG_PRINTF(" \r\n[CardDetect] => MIFARE Classic \r\n"); dwStatus = NfcLib_MifareClassic_1k_Reference_app(); 壊す; ケースE_PH_NFCLIB_TYPEA_LAYER4: DEBUG_PRINTF( " \r\n[CardDetect] => タイプ A レイヤー 4 (CPU カード) \r\n" ); dwStatus = NfcLib_Layer4TypeA_Reference_app(); 壊す; デフォルト: DEBUG_PRINTF( " \r\n[CardDetect] => 不明なタイプ、処理されません \r\n" ); dwStatus = PH_NFCLIB_STATUS_INTERNAL_ERROR; 壊す; } /* phNfcLibの状態をリセットしてDiscLoopが再度ポーリングできるようにしてください */ gphNfcLib_State.bNfcLibState = eNfcLib_InitializedState ;​ /* ---- カードの取り外しを待つ ---- */ DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] カードを取り外してください\r\n" ); st = phhalHw_FieldReset(pHal); CHECK_STATUS(st); /* UART経由でレポートカードのUIDと認証結果を送信 */ // st = phhalHw_FieldOff(pHal); CHECK_STATUS( st ); //vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); report_card_result(( uint8_t )dwStatus); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); do { wStatus = ( uint16_t )phpalI14443p3a_WakeUpA( pDiscLoop-> pPal1443p3aDataParams 、 pDiscLoop- > sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3 [0] .aAtqa ) ; if (wStatus != PH_ERR_SUCCESS) 壊す; ( void )phpalI14443p3a_HaltA(pDiscLoop-> pPal1443p3aDataParams ); //phhalHw_Wait(pHal, PHHAL_HW_TIME_MILLISECONDS, 50); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); } while (1); //while(Buzzer_Status); } } void Buzzer_Burst_2S ( void ) { uint32_t i; ブザーの状態 = 2; ( i = 0; i < 2000; i++) { GPIO_PinWrite (DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 0U); DelayUs(BUZZER_HALF_PERIOD_US); GPIO_PinWrite (DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 1U); DelayUs(BUZZER_HALF_PERIOD_US); } GPIO_PinWrite (DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 1U); ブザーの状態 = 0; } void Led_Task ( void *pDataParams) { ( void )pDataParams; uint32_t tick = 0; uint8_t led_on = 0; uint8_t led_reset = 0; uint32_t blink_ticks = 0; card_status_t prev_status = CARD_STATUS_IDLE ; uint32_t prev_seq = 0; bool beep_done = false; phOsal_ThreadSecureStack(512); のために(;;) { if (g_card_status != prev_status || g_card_event_seq != prev_seq) { prev_status = g_card_status; prev_seq = g_card_event_seq; ティック = 0; led_on = 0; led_reset = 0; blink_ticks = 0; beep_done = false; } スイッチ (g_card_status) { ケースCARD_STATUS_ACCESS_GRANTED: { /* LED1 緑色 250ms 点滅 */ GPIO_PinWrite (LED2_GPIO_PIN, 1U); if (++tick >= BLINK_FAST_TICKS) { tick = 0; led_on = !led_on; } GPIO_PinWrite (LED1_GPIO_PIN, led_on ? 0U : 1U); led_reset = 0; /* リレーパルス:最初の100msはオン、その後オフ */ if (blink_ticks < 2) GPIO_PinWrite (RELAY_GPIO_PIN, 0U); そうでない場合、 GPIO_PinWrite (RELAY_GPIO_PIN, 1U); /* 100ms間隔で150msのビープ音を2回鳴らします */ if (!beep_done) { beep_done = true; ブザー音(); } if (++blink_ticks >= SEQUENCE_TICKS) g_card_status = CARD_STATUS_IDLE ; 壊す; } ケースCARD_STATUS_ACCESS_DENIED: { /* LED2 赤 500ms 点滅 */ GPIO_PinWrite (LED1_GPIO_PIN, 1U); if (++tick >= BLINK_SLOW_TICKS) { tick = 0; led_on = !led_on; } GPIO_PinWrite (LED2_GPIO_PIN, led_on ? 0U : 1U); led_reset = 0; /* 2秒ごとに1回のビープ音 */ if (!beep_done) { beep_done = true; ブザーが2秒間鳴り続ける(); } if (++blink_ticks >= SEQUENCE_TICKS) g_card_status = CARD_STATUS_IDLE ; 壊す; } デフォルト: /* アイドル状態: LED1点灯、LED2消灯、リレーオフ */ if (!led_reset) { led_reset = 1; GPIO_PinWrite (LED1_GPIO_PIN, 0U); GPIO_PinWrite (LED2_GPIO_PIN, 1U); GPIO_PinWrite (RELAY_GPIO_PIN, 1U); ティック = 0; led_on = 0; } 壊す; } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(TICK_MS)); } } #define RX_TASK_PRIORITY 3 #define TX_TASK_PRIORITY 3 #define CARD_TASK_PRIO 2 #define UART_TASK_PRIO 3 #define LED_TASK_PRIO 4 なぜRFフィールドをオンにした後にカチカチという音がするのですか?そして、この問題をどうやって大事にすればいいのか。 ありがとうございます。 イーソン Re: PN7642 clicking sound issue こんにちは@wangea お客様が直面されている問題は、オンラインデバッグが必要です。例えば、RFをオフにしてから再びオンにした後、アプリケーションはどのような動作をしましたか?クリック音はブザーの動作によるものかもしれません。適切なブレークポイントを設定し、オンラインデバッグを実行して問題を特定することをお勧めします。 Re: PN7642 clicking sound issue こんにちは、NXPさん。 他に誰かが、なぜ2秒間オフ後にRFフィールドをオンにすると必ずカチカチという音がするのか説明できるでしょう。ブザーは2秒間一度だけ作動しましたが、その後はRFフィールドをオン・オフするたびにカチカチという音が鳴りました。 ありがとうございます。
View full article
imxrt1024..5A のセキュアブート i.MX RT1024 EVK にセキュアブートを実装しようとしています。 SPTを使用して秘密鍵と公開鍵のペアを生成しました。 led_blinky.binというファイルがあり、これは既に起動可能なイメージです。これには、オフセット0x00にあるFCFBブロック、 0x1000にあるIVTブロック、およびその他の必要なブートコンポーネントが含まれています。 SPTでは Boot → Authenticated(HAB) を選択し、認証キーを IMG_1+CSF1_1に選びました。署名付きイメージを生成した後、 FCFBブロックが存在しなくなっていることに気づきました。バイナリはIVTから直接開始されるようになりました。 しかし、フラッシュを消した後にwrite_image_win.batで画像をEVKに書き込み、フラッシュから画像を読み返すと、 FCFBブロックが再び存在していることがわかります。私の理解では、write_image_win.bat は FCFB ブロックを作成/追加しています。 これが私の主な疑問点につながります。 もし自分で ブートローダーとアプリケーションのファームウェアを持っていて、どちらも必要な FCFBブロックをすでに含んでいるとします。本番環境では、ファームウェアに署名するだけで十分です。署名プロセスで既存のFCFBブロックを変更したり削除したりすることは望んでいませんし、署名ツールが実際にイメージをフラッシュメモリに書き込むことも望んでいません。 私が懸念しているのは、SPT経由でイメージに署名すると、FCFBブロックが解除されてしまうように見えることです。 SPTの契約手続きについて、私の理解が間違っているのでしょうか?既に起動可能なイメージに、既存のFCFBブロックを保持したまま署名する正しい方法は何ですか?     i.MXRT 102x Re: Secure boot in imxrt1024..5A こんにちは、 @Abhay2080 さん。 NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます! あなたの観察は正しく、あなたが見ている行動は意図的なものです。 1. FCFBが契約後に消える理由 SPT ( _nopadding.bin ) の署名付き出力は IVT から始まると定義されており、FCFB は決して含まれません。これは公式SPTユーザーガイド(画像を書くセクション)に明確に記載されています: 「バイナリ画像はFCBブロックを含まない『ノーパディング』形式である必要があります。FCBブロックは別のステップで書き込まれるためです。」— MCUXpresso Secure Provisioning Tool ユーザーガイド、画像作成セクション これはツールのバグではありません。BootROMはまずFCFBを読み取ります — HABが呼び出される前に— FlexSPIコントローラを初期化します。HAB認証はIVTから始まる地域のみをカバーします。FCFBは、建築構造上、HABの契約範囲外である。 2. 生産ソリューション:手動マージ SPTは、符号付きバイナリ出力においてFCFBを自動的に保持しません。Flashloaderを使用せずに、プログラマーがすぐに使用できる完全なイメージを作成するための正しい方法は、手動でマージすることです。 SPTとBoot → Authenticated (HAB)を使用してイメージに署名してください。出力: signed_nopadding.bin (IVTから開始、FCFBなし)。 元の起動可能なバイナリからFCFBを抽出してください。 連結: final_image = fcfb_block + signed_nopadding.bin 。 ご使用のプロダクションプログラマを使用して、 final_image をフラッシュしてください。 こちらの投稿をご覧ください: NXPコミュニティ:RT1064署名付き暗号化ブートローダー – 本番JTAGのフラッシュ また、CSTツールに慣れている方であれば、署名範囲を直接指定できるはずです。しかし、私はこの方法をローカル環境では試していません。 この説明がお役に立てば幸いです! よろしくお願いします、 ギャビン
View full article