Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
Alternator voltage regulation ICs Currently, I need some ICs which are used for alternator voltage regulation application and have these features: 1. Voltage regulation range: contain 28VDC. 2. Field current capacity: at least 7A. 3. Providing load balancing in dual alternators configuration. Could you suggest for me some ICs from your company which meet these requirements above ? Re: Alternator voltage regulation ICs Hi, The closest device in our portfolio is the AR6000 alternator regulator with LIN. It supports up to 12 A rotor excitation current and includes load response control, current limitation, overcurrent protection, thermal protection and LIN communication. However, the AR6000 is intended for 12 V automotive charging systems, with a selectable regulation setpoint from 10.6 V to 16 V. Therefore, it cannot regulate a 28 V charging system. The older TC80310 alternator regulator, which supports up to 8 A rotor excitation current, but its regulation voltage range is likewise limited to 10.6 V to 16 V, is no longer manufactured. In addition, the load response control available in these devices regulates the rate at which alternator load is applied. It does not provide active load sharing or current balancing between two alternators. BRs, Tomas
View full article
[S32DS 3.6.1]サンプルコードが消えた!? 餓死抬頭  タイトルの通り 最新のOSに、最新のS32DS v3.6.1をインストールします。 例のプロジェクトは*全く*見つかりません: どうしたの !?? CY9_0-1787706296255.png S32DS-S32PLATFORM S32DS-ARM   回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? Windows専用ですか?Linuxで更新サイトを追加するとRTDは表示されません。 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? いいえ。S32K1 RTDが正しくインストールされていれば、S32DS v3.6.xでサンプルが表示されます。 S32K1 RTDの例を以下に示します。 S32K1 RTD 3.0.0.png 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? しかし、それにはサンプルコードは含まれていないのですよね? 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 前バージョンのS32K1 SDK 4.0.3以降、 S32K1 RTD に置き換えられています。 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? NXPさん、確認をお願いします。S32K1 SDKは廃止されているのでしょうか? 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 次に、S32DSv3.4をダウンロードし、 SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106.zipをインストールしてください。このソフトウェアパッケージは S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exeダウンロードページからダウンロード可能です。 S32DS v3.4 SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106 S32K1 SDK 4.0.2.png SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106.zipファイルには S32K1xx RTM 4.0.2用のS32 SDKが含まれています。インストール手順については、 S32 Design Studio v3.4 S32K1 Service Pack 1 releaseed! 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? なぜなら、それは別の問題を引き起こすからです。 私の以前のプロジェクトはRTM 4.0.2で作成されました。 インポート機能を使っても、以前のプロジェクトを開くことができません。 私にとって最善かつ最速の解決策は、以前のバージョンと RTM 4.0.2 をインストールすることです。 このくだらないことに時間を費やしすぎだ。 CY9_2-1787708167310.png 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? この SHxT バージョンのアンインストールを 中止しよ うとしています... このバージョンは絶対に使いません。 コメントありがとうございます。 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? S32DSがOSに報告するバージョンは3.6.1です!! `10`ではありません... CY9_0-1787722320774.png CY9_1-1787722371649.png 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 1.S32DSのv3.6.xではS32K1 SDK 4.0.xは見られませんいかなる状況下でも。S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exeをインストールしてもSDKの例はS32DSv3.6.xに表示されません。もしS32K1 SDKが必要なら、私の前の回答に従ってインストールしてください。 2. S32K1 RTD が正しくインストールされていない場合、 S32DS v3.6.xではサンプルも表示されません。先ほど紹介した動画で示した方法で SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip をインストールしてください。 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 私はS32DS 3.6.10を使用しています。... デフォルトのインストールパスが `C:\NXP\S32DS.3.6.1\` になっている理由がわかりません。`C:...6.10\`ではありません 私の問題は: 「サンプルプロジェクト」が消えてしまった!! この手順ですでにS32K1_S32M24Xリアルタイム・ドライバをインストールしています:https://community.nxp.com/t5/S32-SDK/S32K1XX-SDK-installation/m-p/2073028/highlight/true#M4041 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? ハイ もしS32K1 SDK RTM 4.0.3を使う必要がある場合は、 S32DS v3.4 に S32K1 SDK RTM 4.0.3 をインストールしてください の議論を参照してください どこで見つけられますか?S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.3. S32DS v3.4 はクリックでダウンロード可能です。 S32 Design Studio – Windows/Linux -> S32 Design Studio IDE -> 前回 -> S32 Design Studio for S32 プラットフォーム v.3.4 -> S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe   S32DS v3.5またはv3.6にS32K1 SDK 4.0.xをインストールすることは推奨されません。現在入手可能な情報によると、S32SDK S32K1XX 4.0.x を統合する予定はありません。S32DS 3.5以降のバージョンにインストールしてください。   新規プロジェクト開発には、 S32DS v3.6.10の最新の S32K1 RTD を使用することをお勧めします。古いSDKはバグ修正のためにアップデートされません。 S32K1 - > オートモーティブ SW - S32K1_S32M24x - Cortex-M - > S32K1_S32M24X AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0 のリアルタイム・ドライバをダウンロードしてください->   SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip   必要なS32K1 RTDの特定バージョンをインストールするには 、 動画の説明書( 「S32 Design Studio 3.6.0でRTD 5.0.0のダウンロード、インストール、構成 方法」)をご参照ください。   そして、 Arm Embedded Processors v10.2 build 1728用のNXP GCC をインストールする のも忘れないでください NXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 ビルド1728.png よろしくお願いいたします ロビン 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? ??? CY9_0-1787707907582.png RTMがない!?既にインストール済みなのに!? RTMのインストールが失敗しました!? CY9_1-1787708009334.png 原因 : CY9_2-1787708167310.png 「`」 # grep -in "RTM" * .*  PrjXX_LinMaster_144.mex:6: s32sdk_s32k1xx_rtm_402 .cproject:7: .cproject:201: .project:321: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/middleware/lin/doxygen/LIN_Stack_Architecture.png .project:326: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/middleware/lin/doxygen/LIN_Stack_Configuration_Data.png .project:331: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/middleware/lin/doxygen/lin_stack.dox .project:336: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/rtos/osif/doxygen/osif.dox .project:376: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/プラットフォーム/ドライバ/src/clock/doxygen/clock_manager.dox .project:381: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/edma/doxygen/edma_driver.dox .project:386: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/interrupt/doxygen/interrupt.dox .project:391: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lin/doxygen/lin.dox .project:396: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lptmr/doxygen/lptmr.dox .project:401: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lptmr/doxygen/lptmr_driver.dox .project:406: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/プラットフォーム/ドライバ/src/pins/doxygen/pins.dox .project:411: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/clock/S32K1xx/doxygen/clock_S32K1xx.dox .project:417: file:/${eclipse_home}../S32DS/software/S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2 「`」 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? `S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exe` をインストールした後、 状況は変わっていません。
View full article
使用 PEmicro 10 针 JTAG/SWD 和 S32DS 3.6.8 对 S32K344 EVB 进行烧录的步骤 大家好, 我正在使用带有PEmicro 10 针 JTAG/SWD 调试探针的S32K344 EVB和S32 Design Studio (S32DS) 版本 3.6.8 。 我想将一个应用程序刷入 S32K344 的普通内部程序闪存中。我没有使用 HSE 安全启动、安全调试或任何其他安全功能。 请问谁能提供以下详细步骤: 将 PEmicro 10 引脚 JTAG/SWD 调试器连接到 S32K344 EVB。 在 S32DS 3.6.8 中创建正确的调试/运行配置。 选择合适的接口(SWD 或 JTAG)。 配置闪存编程设置(擦除、编程、验证)。 设置正确的目标设备和连接模式。 标准内部闪存编程所需的任何链接器或内存配置。 为避免安全调试/HSE相关问题,建议进行以下设置。 如果调试器检测到设备但在闪存编程过程中失败,请执行以下故障排除步骤。 我正在寻找使用 PEmicro 探针成功对 S32K344 EVB 进行编程和调试所需的完整烧录程序和确切的 S32DS 配置。 谢谢! Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 你好@Aravind_Togaralli , 感谢您提供的解释和截图。 在更改 S32DS 配置之前,请先确认板上的调试器连接。如果您使用的是FRDM-A-S32K344 (以前称为S32K344MINI-EVB) ,则外部调试器必须连接到J9 20 针 Cortex Debug + ETM 接头。根据UM12406 表 1 ,必须移除跳线 JP11才能启用外部调试接口。 因此,请检查以下内容: 确认外部 PEmicro Multilink 已连接到J9 ,J9 是一个20 针调试接头。您的描述中提到了一个外部 10 针连接器,请检查连接器和所使用的任何适配器。 使用外部 Multilink 调试器时,请移除JP11 。 检查调试电缆的方向和引脚 1 的对齐情况。 更改 JP11 后,对电路板和 Multilink 进行断电重启,然后在 PEmicro 调试配置中刷新端口选择。 作为初始启动测试,您也可以使用安装了 JP11的板载调试器。这有助于在切换到外部 Multilink 之前确定项目和 MCU 是否正常工作。 请注意,即使使用外部调试器,USB 连接也必须保持连接状态,因为需要为电路板供电。   您还可以参考以下经过验证的项目: 例如 S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS miniEVB,S32DS 3.6.1,RTD 6.0.0 本项目已在 S32K344MINI-EVB 上使用板载调试器和 Debug_FLASH 配置进行了测试。请先尝试启动此项目,并将其 Debug_FLASH 设置与您当前项目的设置进行比较。 如果板载调试器工作,但外部 Multilink 调试器不工作,则问题很可能与外部调试路径有关,特别是 JP11、J9 连接、电缆方向或适配器。在这种情况下,您也可以尝试使用另一个 USB 端口和 USB 电缆,最好将 Multilink 直接连接到 PC,而无需使用扩展坞或 USB 集线器。 相关讨论: PEmicro 连接助手 PEmicro 多链路连接和目标电压检查 如果问题仍然存在,请提供以下信息: 一张照片显示了调试器与电路板的连接情况。 如果适用,请提供Multilink和J9之间使用的具体适配器。 来自 S32DS 控制台的完整 PEmicro GDB 服务器输出。 另请注意,我未来几天不在办公室,因此回复可能会有所延迟。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8   关于我之前的问题,我再补充一下。我按照你们团队建议的步骤操作了,但我仍然无法刷写/调试设备——启动时连接失败。 设置: 板:采用 S32K344 的定制板(非 NXP EVB) 探针:P&E Multilink Universal FX Rev D,通过板上的外部 10 针 JTAG 连接器连接(我没有使用板载/嵌入式调试器——我在调试配置的“端口”下明确选择了外部 Multilink FX 端口,如屏幕截图所示) IDE:S32DS,调试配置 = GDB PEmicro 接口调试 接口设置:已启用 SWD 协议,调试移位频率 = 5000 kHz,已启用“为目标供电” 会发生什么: 单击“调试”后,PEmicro 连接助手弹出,显示:“连接到启动配置对话框中指定的接口硬件或目标时发生错误”,提示我使用同一个 USB Multilink 端口重新尝试连接。 附图: 调试配置 — 主选项卡(已选择项目/ELF) PEmicro调试器选项卡 — 接口、端口、目标设备 (S32K344)、内核 (M7)、SWD 已启用、电源设置 PEmicro 调试器选项卡(滚动显示)— 调试移位频率、GDB 服务器/客户端设置 连接失败后,PEmicro 连接助手弹出错误提示 谢谢。 Aravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.png Aravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.png Aravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.png Aravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.png Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 你好@Aravind_Togaralli , 最近在以下帖子中讨论过这种设置: https://community.nxp.com/t5/S32K/Assistance-Required-for-Flash-Programming-S32K344-Using-USB/m-p/2402539 有关 PEmicro 调试配置的详细步骤,请参阅: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Build-a-Project-and-Setup-Debugging-with-GDB-PEMicro/ta-p/1941848 对于不使用 HSE 或 AB Swap 的标准内部闪存编程,应使用自动生成的 PEmicro 调试配置和默认闪存编程算法。无需特殊链接器配置。 请先按照参考步骤操作。如果失败,请提供确切的电路板名称、PEmicro 探针型号和版本、调试配置的屏幕截图以及完整的 PEmicro 控制台日志。这将使我们能够确定实际的故障点。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 您好, 我使用的是FRDM-A-S32K344开发板和外部PEmicro调试器。 在 PEmicro 调试器上,我使用的是端口 G(10 针连接器) 。我将 PEmicro Port G 的 10 针电缆连接到板的J13(10 针 JTAG/OpenSDA 接头) ,并移除JP11跳线以断开板载调试器。 但是,当我尝试刷机设备时,仍然出现同样的错误。 请您确认以下事项: 将 PEmicro Port G(10 针)电缆连接到J13是否正确? 移除JP11是否足以禁用板载调试器? 我是否应该改用J9(20 针 Cortex 调试/JTAG 连接器)进行外部调试和烧录? 是否需要额外的硬件连接、跳线设置或 S32DS 调试器配置? 我正在使用S32 Design Studio和FRDM-A-S32K344开发板。 感谢您的支持。 Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 你好@Pavel 感谢您的支持和指导。我按照您的建议,使用移除了 JP11 的 J9 连接器,并成功地对 S32K344 EVB 进行了烧录和调试。 问题已解决。 感谢您的帮助。 此致, 阿拉文德·托加拉利 Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 你好@Aravind_Togaralli , 很抱歉回复晚了。我离开办公室几天了。 连接器 J13 专用于调试 K26,而不是 S32K3。 您应该使用 J9 进行外部调试和刷写,并移除 JP11。 顺祝商祺! 帕维尔
View full article
S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 Hi Team, I am using an S32K344 EVB with a PEmicro 10-pin JTAG/SWD debug probe and S32 Design Studio (S32DS) version 3.6.8. I would like to flash an application into the normal internal Program Flash of the S32K344. I am not using HSE Secure Boot, Secure Debug, or any other security features. Could someone please provide the detailed steps for: Connecting the PEmicro 10-pin JTAG/SWD debugger to the S32K344 EVB. Creating the correct Debug/Run configuration in S32DS 3.6.8. Selecting the proper interface (SWD or JTAG). Configuring flash programming settings (Erase, Program, Verify). Setting the correct target device and connection mode. Any required linker or memory configuration for standard internal flash programming. Recommended settings to avoid Secure Debug/HSE-related issues. Troubleshooting steps if the debugger detects the device but fails during flash programming. I am looking for a complete flashing procedure and the exact S32DS configuration required for successful programming and debugging of the S32K344 EVB using a PEmicro probe. Thank you. Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 Hello @Aravind_Togaralli , Thank you for the clarification and screenshots. Before changing the S32DS configuration, please verify the debugger connection on the board. If you are using the FRDM-A-S32K344, previously referred to as the S32K344MINI-EVB, the external debugger must be connected to the J9 20-pin Cortex Debug + ETM header. According to UM12406, Table 1, jumper JP11 must be removed to enable the external debug interface. Therefore, please check the following: Confirm that the external PEmicro Multilink is connected to J9, which is a 20-pin debug header. Your description mentions an external 10-pin connector, so please verify the connector and any adapter being used. Remove JP11 when using the external Multilink debugger. Verify the orientation of the debug cable and pin 1 alignment. Power-cycle the board and the Multilink after changing JP11, then refresh the Port selection in the PEmicro debug configuration. As an initial bring-up test, you can alternatively use the on-board debugger with JP11 installed. This can help determine whether the project and MCU are working before switching to the external Multilink. Please note that the USB connection must remain connected, as it is required to supply power to the board, even when an external debugger is used.   You can also use the following verified project as a reference: Example S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS miniEVB, S32DS 3.6.1, RTD 6.0.0 This project was tested on the S32K344MINI-EVB using the on-board debugger and the Debug_FLASH configuration. Please try launching this project first and compare its Debug_FLASH settings with your current project. If the on-board debugger works but the external Multilink does not, the problem is most likely related to the external debug path, particularly JP11, the J9 connection, cable orientation, or adapter. In that case, you may also try another USB port and USB cable, preferably with the Multilink connected directly to the PC without a docking station or USB hub. Related discussions: PEmicro Connection Assistant PEmicro Multilink connection and target-voltage checks If the issue remains, please provide: a photo showing the debugger connection to the board, the exact adapter used between the Multilink and J9, if applicable, the complete PEmicro GDB server output from the S32DS Console. Please also note that I will be out of office for the next few days, so my responses may be delayed. Best regards, Pavel Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8   Following up on my earlier query. I followed the steps your team suggested, but I'm still unable to flash/debug the device — the connection fails during launch. Setup: Board: Custom board with S32K344 (not an NXP EVB) Probe: P&E Multilink Universal FX Rev D, connected via external 10-pin JTAG connector on the board (I am not using an onboard/embedded debugger — I explicitly selected the external Multilink FX port under "Port" in the debug configuration, as shown in the screenshots) IDE: S32DS, Debug Configuration = GDB PEmicro Interface Debugging Interface settings: SWD protocol enabled, Debug Shift Freq = 5000 KHz, "Provide power to target" enabled What happens: On clicking Debug, the PEmicro Connection Assistant pops up with: "An error occurred while connecting to the interface hardware or target specified in the Launch Configuration Dialog," prompting me to retry the connection with the same USB Multilink port. Attached screenshots: Debug Configuration — Main tab (project/elf selected) PEmicro Debugger tab — Interface, Port, Target device (S32K344), Core (M7), SWD enabled, Power settings PEmicro Debugger tab (scrolled) — Debug Shift Freq, GDB Server/Client settings PEmicro Connection Assistant error popup after failed connect attempt Thanks, Aravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.png Aravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.png Aravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.png Aravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.png Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 Hello @Aravind_Togaralli , This setup was discussed recently in the following thread: https://community.nxp.com/t5/S32K/Assistance-Required-for-Flash-Programming-S32K344-Using-USB/m-p/2402539 For the detailed PEmicro debug configuration procedure, please also refer to: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Build-a-Project-and-Setup-Debugging-with-GDB-PEMicro/ta-p/1941848 For standard internal flash programming without HSE or AB Swap, the automatically generated PEmicro debug configuration and the default flash programming algorithm should be used. No special linker configuration is required. Please follow the referenced procedure first. If it fails, provide the exact board name, PEmicro probe model and revision, screenshots of the debug configuration, and the complete PEmicro console log. This will allow us to identify the actual point of failure. Best regards, Pavel Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 Hi, I am using a FRDM-A-S32K344 board and an external PEmicro debugger. On the PEmicro debugger, I am using the Port G (10-pin connector). I connected the 10-pin cable from the PEmicro Port G to the board's J13 (10-pin JTAG/OpenSDA header) and removed the JP11 jumpers to disconnect the onboard debugger. However, when I try to flash the device, I still get the same error. Could you please confirm the following: Is connecting the PEmicro Port G (10-pin) cable to J13 the correct connection? Is removing JP11 sufficient to disable the onboard debugger? Should I instead use the J9 (20-pin Cortex Debug/JTAG connector) for external debugging and flashing? Are there any additional hardware connections, jumper settings, or S32DS debugger configurations required? I am using S32 Design Studio with the FRDM-A-S32K344 board. Thank you for your support. Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 Hello @Aravind_Togaralli , I apologize for the delayed response. I was out of the office for a few days. Connector J13 is dedicated to debugging K26, not S32K3. You should use J9 for external debugging and flashing, with removed JP11. Best regards, Pavel Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 hello @Pavel  Thank you for your support and guidance. I followed your recommendation and used the J9 connector with JP11 removed, and I was able to successfully flash and debug the S32K344 EVB. The issue is now resolved. Thank you for your help. Best regards, Aravind Togaralli
View full article
PEmicro 10ピンJTAG/SWDとS32DS 3.6.8を使用したS32K344 EVBのフラッシュ手順 チームの皆さん、こんにちは。 私は S32K344 EVB に PEmicro 10ピンJTAG/SWDデバッグプロー ブと S32 Design Studio(S32DS)バージョン3.6.8を組み合わせて使っています。 アプリケーションを S32K344の通常の内部プログラムフラッシュ にフラッシュしたいのです。HSEのSecure BootやSecure Debug、その他のセキュリティ機能は使っていません。 どなたか、以下の詳細手順を教えていただけませんか: PEmicro 10ピンJTAG/SWDデバッガをS32K344 EVBに接続します。 S32DS 3.6.8 で正しいデバッグ/実行構成を作成する。 適切なインターフェース(SWDまたはJTAG)の選択。 フラッシュプログラミング設定(消去、プログラム、検証)を構成します。 正しいターゲットデバイスと接続モードを設定してください。 標準的な内部フラッシュプログラミングに必要なリンカーやメモリ構成。 セキュアデバッグ/HSE関連の問題を回避するための推奨設定。 デバッガーがデバイスを検出したが、フラッシュプログラミング中に失敗した場合のトラブルシューティング手順。 PEmicroプローブを使用してS32K344 EVBのプログラミングとデバッグを正常に行うために必要な、完全なフラッシュ手順と正確なS32DS構成を探しています。 よろしくお願いします。 Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 こんにちは、 @Aravind_Togaralli さん、 ご説明とスクリーンショットをありがとうございました。 S32DSの設定を変更する前に、ボード上のデバッガの接続を確認してください。FRDM-A-S32K344(以前はS32K344MINI-EVBと呼ばれていた)を使用している場合、外部デバッガはJ9の20ピンCortex Debug + ETMヘッダーに接続する必要があります。UM12406表1によると、外部デバッグインターフェースを有効にするためにジャンパーJP11を除去する必要があります。 したがって、以下の点をご確認ください。 外部のPEmicroマルチリンクがJ9に接続されていることを確認してください。 J9は 20ピン のデバッグヘッダーです。説明には外部10ピンコネクタが記載されているので、コネクタと使用しているアダプターを必ず確認してください。 外部マルチリンクデバッガを使用する場合は、 JP11を削除してください。 デバッグケーブルの向きとピン1の位置合わせを確認してください。 JP11を変更した後は、ボードとマルチリンクの電源を入れ直し、PEmicroデバッグ構成でポート選択を更新してください。 初期の起動テストとして、代わりにJP11をインストールした搭載デバッガを使うこともできます。これにより、外部マルチリンクに切り替える前にプロジェクトとMCUが動作しているかどうかを判断できます。 外部デバッガを使っていても、USB接続は接続されたままでいなければなりません。これはボードに電力を供給するために必要です。   また、以下の検証済みプロジェクトを参考にすることもできます: 例:S32K344 EMAC lwIP FreeRTOS miniEVB、S32DS 3.6.1、RTD 6.0.0 このプロジェクトは、S32K344MINI-EVB上で搭載デバッガとDebug_FLASH構成を用いてテストされました。まずはこのプロジェクトを起動してみて、そのDebug_FLASH設定を現在お使いのプロジェクトと比較してみてください。 搭載デバッガは動作するのに外部マルチリンクが動作しない場合、問題は外部デバッグ経路、特にJP11、J9接続、ケーブルの向き、またはアダプターに関連している可能性が高いです。その場合は、別のUSBポートとUSBケーブルを試してみるのも良いでしょう。できればMultilinkをドッキングステーションやUSBハブなしでPCに直接接続したものが望ましいです。 関連ディスカッション: PEmicro接続アシスタント PEmicroマルチリンク接続および目標電圧チェック 問題が解決しない場合は、以下の情報を提供してください。 デバッガーと基板の接続を示す写真。 MultilinkとJ9の間で使用されている正確なアダプター(該当する場合) S32DSコンソールからのPEmicro GDBサーバーの完全な出力。 また、数日間はオフィスを離れるため、回答が遅れる可能性があることをご了承ください。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8   以前の質問について、改めてご連絡いたします。貴社チームが提案した手順に従いましたが、デバイスのフラッシュ/デバッグが依然としてできません。起動時に接続が失敗します。 設定: ボード:カスタムボードでS32K344(NXP EVBではありません) プローブ:P&E Multilink Universal FX Rev D、ボード上の外部10ピンJTAGコネクタで接続(オンボード/組み込みデバッガは使っていません — デバッグ設定の「Port」欄で外付けMultilink FXポートを明示的に選択しました。スクリーンショットに示されています) IDE: S32DS、デバッグ設定 = GDB PEmicroインターフェースデバッグ インターフェース設定:SWDプロトコル有効、デバッグシフト周波数=5000 KHz、「ターゲットに電力供給」有効 何が起こるか: 「デバッグ」をクリックすると、PEmicroの接続アシスタントに「起動設定ダイアログで指定されたインターフェースハードウェアまたはターゲットへの接続中にエラーが発生しました」と表示され、同じUSBマルチリンクポートで再接続を試みるよう促されました。 添付のスクリーンショット: デバッグ設定 — メインタブ(プロジェクト/エルフ選択) PEmicroデバッガタブ — インターフェース、ポート、ターゲットデバイス(S32K344)、コア(M7)、SWD有効、電源設定 PEmicro デバッガタブ(スクロール) — デバッグシフト周波数、GDBサーバー/クライアント設定 接続失敗後のPEmicro Connection Assistantエラーポップアップ よろしくお願いします。 Aravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.pngAravind_Togaralli_1-1787741560103.png Aravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.pngAravind_Togaralli_2-1787741576274.png Aravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.pngAravind_Togaralli_3-1787741587983.png Aravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.pngAravind_Togaralli_4-1787741596878.png Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 こんにちは、 @Aravind_Togaralli さん、 このセットアップは最近、以下のThreadで議論されました: https://community.nxp.com/t5/S32K/Assistance-Required-for-Flash-Programming-S32K344-Using-USB/m-p/2402539 PEmicroのデバッグ設定手順の詳細については、以下も参照してください。 https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-Build-a-Project-and-Setup-Debugging-with-GDB-PEMicro/ta-p/1941848 HSEやABスワップなしの標準的な内部フラッシュプログラミングでは、自動生成されたPEmicroデバッグ構成とデフォルトのフラッシュプログラミングアルゴリズムを使用するべきです。特別なリンカー設定は必要ありません。 まずは、参照されている手順に従ってください。もし失敗した場合は、正確なボード名、PEmicroプローブモデルとリビジョン、デバッグ構成のスクリーンショット、そしてPEmicroコンソールログの全記録を提出してください。これにより、実際の故障箇所を特定できるようになります。 よろしくお願いいたします。 パベル Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 こんにちは、 私はFRDM-A-S32K344ボードと外部PEmicroデバッガを使用しています。 PEmicroデバッガーでは、ポートG(10ピンコネクタ)を使用しています。PEmicroのPort Gから10ピンケーブルをボードの J13(10ピンJTAG/OpenSDAヘッダー) に接続し、 JP11 ジャンパーを外してオンボードデバッガを切断しました。 しかし、デバイスにファームウェアを書き込もうとすると、やはり同じエラーが発生します。 以下の点を確認いただけますか? PEmicroポートG(10ピン)ケーブルをJ13に接続するのは正しい接続方法でしょうか? JP11を取り外すだけで、オンボードデバッガは無効になりますか? 外部デバッグや書き込みには J9(20ピンCortex Debug/JTAGコネクタ )を使うべきでしょうか? 追加のハードウェア接続、ジャンパー設定、またはS32DSデバッガーの設定が必要ですか? 私はFRDM-A-S32K344ボードでS32 Design Studioを使っています。 再開まで今しばらくお待ちください。 Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 こんにちは、@Pavelさん サポートとご指導に感謝します。あなたのアドバイスに従って、JP11を取り外したJ9コネクタを使用したところ、S32K344 EVBのフラッシュとデバッグを正常に行うことができました。 問題は解決しました。 ご協力ありがとうございます。 よろしくお願いします、 アラヴィンド・トガラリ Re: S32K344 EVB Flashing Procedure Using PEmicro 10-Pin JTAG/SWD and S32DS 3.6.8 こんにちは、 @Aravind_Togaralli さん、 返信が遅くなり申し訳ありません。私は数日間オフィスを不在にしていました。 コネクタJ13はK26のデバッグ専用であり、S32K3のデバッグ専用ではありません。 外部デバッグおよびフラッシュ書き込みには、JP11を取り外したJ9を使用してください。 よろしくお願いいたします。 パベル
View full article
TapLinx Java Classic Library 中缺少 ClassicFactory 类 尊敬的恩智浦技术支持团队: 我下载了用于MIFARE Classic S70 4K卡的 Java TapLinx 库。但是,我发现ClassicFactory.class文件并未包含在 Classic TapLinx JAR 文件中。 据我了解, ClassicFactory用于创建 Classic 卡片实例,类似于我们使用DESFireFactory创建 DESFire 卡片: IDESFireEV3 desfire = DESFireFactory.getInstance() .getDESFireEV3(TapLinx.INSTANCE.getCustomModules()); 请问您能否就以下问题提供一些建议: ClassicFactory是否包含在单独的 JAR 文件或库中? 如果是这样,请问您能否提供我需要使用的正确库/版本? 使用 Java TapLinx 库 操作 MIFARE Classic S70 4K 时, 是否有不同的 API 或推荐方法? Classic TapLinx 库与我正在使用的 Java(非 Android)环境兼容吗? 我希望您能指导我如何使用 TapLinx 正确初始化和与 MIFARE Classic S70 4K 卡通信。 应用注册 身份验证服务器问题 代码示例 离线认证 在线身份验证 Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library 您好,先生, 感谢您对我们产品的关注。 请注意,不建议在新设计中使用 MIFARE Classic。产品支持页面( MIFARE Classic EV1 1K - 4K | NXP 半导体) 中已提及这一点, 建议改用 MIFARE DESFire Light | NXP 半导体 。 要获取适用于 MIFARE Classic 的正确 API,请打开 Taplinx Android 的 JavaDoc: https://www.nxp.com/webapp/Download? colCode=ANDROIDJAVADOC&appType=license 本文档展示了 MFClassic 的 API。   Fabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library 感谢 Fabian_R 的快速回复。 但问题正如我附图所示: JAR 文件中不存在 DESFireFactory。 Islam_Elmasry_0-1787823985814.pngIslam_Elmasry_0-1787823985814.pngIslam_Elmasry_0-1787823985814.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library 您好,先生, 没错;DESFire 中不存在这个功能,正如你可能在 JavaDoc 中看到的那样。根据所使用的 DESFire 卡,接口和类是针对每种类型设计的。 有关其使用方法的更多信息,请查看我们提供的示例应用程序。文档中的用户指南(UG10044)介绍了如何设置 Taplinx 项目。 Fabian_R_0-1787849561908.pngFabian_R_0-1787849561908.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library 好的,谢谢你的回复。 换句话说,我的问题是: 如何在Java桌面应用程序中获取/创建MIFARE Classic卡的IMFClassic对象? 我使用的是TapLinx Java SDK 4.0.0 for Desktop,搭配 PC/SC 阅读器。我拥有 classic-4.0.0-RELEASE.jar 文件,其中包含 IMFClassic 和 IMFClassicEV1,但 JAR 中没有 ClassicFactory.class 或具体的 IMFClassic 实现。  
View full article
ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library Dear NXP Support Team, I have downloaded the Java TapLinx library to work with MIFARE Classic S70 4K cards. However, I noticed that the ClassicFactory.class file is not included in the Classic TapLinx JAR. As I understand, ClassicFactory is required to create the Classic card instance, similar to how we use DESFireFactory for DESFire cards: IDESFireEV3 desfire = DESFireFactory.getInstance() .getDESFireEV3(TapLinx.INSTANCE.getCustomModules()); Could you please advise me on the following: Is ClassicFactory included in a separate JAR or library? If so, could you please provide the correct library/version that I need to use? Is there a different API or recommended approach for working with MIFARE Classic S70 4K using the Java TapLinx library? Is the Classic TapLinx library compatible with the Java (non-Android) environment I am using? I would appreciate your guidance on how to correctly initialize and communicate with MIFARE Classic S70 4K cards using TapLinx. App registration Authentication server problems Code examples Offline authentication Online authentication Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library Hello sir, Thanks for your interest in our products. Please keep in mind that MIFARE Classic isn't recommended for new designs. This is mentioned in the product support page: MIFARE Classic EV1 1K - 4K | NXP Semiconductors the MIFARE DESFire Light | NXP Semiconductors is recommended instead. In order to get the correct APIs for MIFARE Classic, please open Taplinx Android's JavaDoc: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=ANDROIDJAVADOC&appType=license This document shows the API for MFClassic.   Fabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library Hello sir, This is correct; it doesn't exist for DESFire, as you may have seen in the JavaDoc. Depending on the DESFire card used, the Interfaces and Classes are designed for each type. For further information on its usage, please take a look at the Sample Applications we provide. In the documentation's User Guide (UG10044) is shown how to setup your Taplinx project. Fabian_R_0-1787849561908.pngFabian_R_0-1787849561908.pngFabian_R_0-1787849561908.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library Thanks Fabian_R for your fast response. But the problem is as shown in my attached picture: DESFireFactory does NOT exist in the JAR. Islam_Elmasry_0-1787823985814.pngIslam_Elmasry_0-1787823985814.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library Ok, thanks for your response. My question in other words is: How can I obtain/create the IMFClassic object in a Java Desktop application for a MIFARE Classic card  ? Where I am using TapLinx Java SDK 4.0.0 for Desktop with a PC/SC reader. I have classic-4.0.0-RELEASE.jar, which contains IMFClassic and IMFClassicEV1, but there is no ClassicFactory.class or concrete IMFClassic implementation in the JAR.  
View full article
TapLinx Java Classic Library に ClassicFactory クラスがありません 親愛なるNXPサポートチームへ、 MIFARE Classic S70 4K カード で動作させるためにJava TapLinxライブラリをダウンロードしました 。しかし、 ClassicFactory.class ファイルがClassic TapLinxのJARに含まれていない ことに気付きました。 私の理解では、 ClassicFactoryはClassicカードインスタンスを作成するために必要であり、 DESFireカードでDESFireFactoryを使用するのと同様です。 IDESFireEV3 desfire = DESFireFactory.getInstance() .getDESFireEV3(TapLinx.INSTANCE.getCustomModules()); 以下の点についてアドバイスをいただけますか? ClassicFactoryは別のJARファイルまたはライブラリとして含まれていますか? もしそうなら、使うべき正しいライブラリやバージョンを教えていただけませんか? Java TapLinxライブラリを使ってMIFARE Classic S70 4Kを扱うための別のAPIや推奨の方法はありますか? Classic TapLinxライブラリは、私が使っているJava(非Android)環境と互換性がありますか? TapLinxを使ってMIFARE Classic S70 4Kカードを正しく初期化し、通信する方法についてご指導いただけるとありがたいです。 アプリ登録 認証サーバーの問題 コード・サンプル オフライン認証 オンライン認証 Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library お世話になります。 私たちの製品にご関心を持っていただき、ありがとうございます。 MIFARE Classicは新しいデザインには推奨されていないことを覚えておいてください。これは製品サポートページに記載されています:MIFARE Classic EV1 1K - 4K | NXP Semiconductors MIFARE DESFire Light | NXP Semiconductors をお勧めします。 MIFARE Classicの正しいAPIを取得するには、Taplinx AndroidのJavaDocを開いてください: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=ANDROIDJAVADOC&appType=license このドキュメントでは、MFClassic の API について説明します。   Fabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.pngFabian_R_0-1787778230590.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library Fabian_Rさん、迅速なご対応ありがとうございました。 しかし、問題は添付画像に示されているとおりです。 JARファイルにはDESFireFactoryが存在しません。 Islam_Elmasry_0-1787823985814.pngIslam_Elmasry_0-1787823985814.pngIslam_Elmasry_0-1787823985814.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library お世話になります。 その通りです。JavaDocにも記載されているように、DESFireには存在しません。使用されるDESFireカードに応じて、インターフェースとクラスは各タイプごとに設計されています。 使用に関する詳細は、当サイトが提供するサンプルアプリケーションをご覧ください。ドキュメントのユーザーガイド(UG10044)には、Taplinxプロジェクトのセットアップ方法が示されています。 Fabian_R_0-1787849561908.pngFabian_R_0-1787849561908.png Re: ClassicFactory class Missing from TapLinx Java Classic Library はい、ご回答ありがとうございます。 つまり私の質問はこうです。 MIFARE Classicカード用のJavaデスクトップアプリケーションでIMFClassicオブジェクトをどのように取得または作成できますか? ここで 私はTapLinx Java SDK 4.0.0 for DesktopとPC/SCリーダーを使っています。classic-4.0.0-RELEASE.jar を持っています。これには IMFClassic と IMFClassicEV1 が含まれていますが、JAR には ClassicFactory.class や具体的な IMFClassic の実装はありません。  
View full article
[S32DS 3.6.1]示例代码消失了!? 饿死头像  正如标题所示 我会在全新的操作系统上安装全新的 S32DS v3.6.1。 我找不到任何示例项目: 怎么了 !?? CY9_0-1787706296255.png S32DS-S32平台S32DS-ARM 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 它只支持Windows系统吗?在Linux系统中添加更新站点时,RTD文件不会显示。 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 不。如果 S32K1 RTD 安装正确,示例将在 S32DS v3.6.x 中显示。 以下是 S32K1 RTD 的示例: S32K1 RTD 3.0.0.png 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 但这不包含示例代码,对吗? 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 自上一版本 S32K1 SDK 4.0.3 起,它已被S32K1 RTD取代。 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 恩智浦,请确认。S32K1 SDK 是否已弃用? 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 然后请下载 S32DSv3.4,然后安装SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106.zip。可以从S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe的下载页面下载此软件包。 S32DS v3.4 SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106 S32K1 SDK 4.0.2.png SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106.zip 文件包含S32K1xx RTM 4.0.2 的 S32 SDK 。有关安装说明,请参阅: S32 Design Studio v3.4 S32K1 Service Pack 1 已发布! 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 因为它会引发另一个问题: 我之前的项目是用RTM 4.0.2创建的, 我无法打开之前的项目,即使使用导入功能也不行。 对我来说,最快最好的解决方案是安装以前的版本 + RTM 4.0.2。 这破事浪费了我太多时间。 CY9_2-1787708167310.png 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 我正在尝试卸载这个SHxT版本…… 绝不会使用这个版本。 感谢您的评论。 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 您的 S32DS 向操作系统报告的版本是3.6.1 !而不是 10…… CY9_0-1787722320774.png CY9_1-1787722371649.png 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 1.在S32DS v3.6.x中,您将看不到S32K1 SDK 4.0.x。在任何情况下。安装S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exe不会使 SDK 示例出现在S32DSv3.6.x中。如果您需要 S32K1 SDK,请按照我之前的回答进行安装。 2. 如果 S32K1 RTD 没有正确安装,则该示例在S32DS v3.6.x中也不会显示。请按照我之前提供的视频中的方法安装SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip 。 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 我使用的是 S32DS 3.6.10 版本。... 我不知道为什么默认安装路径是 `C:\NXP\S32DS.3.6.1\`不是 `C:...6.10\` 我的问题是: “示例项目”消失了! 甚至已经按照此说明安装了S32K1_S32M24X 实时驱动程序:https://community.nxp.com/t5/S32-SDK/S32K1XX-SDK-installation/mp/2073028/highlight/true#M4041 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? HI 如果您必须使用 S32K1 SDK RTM 4.0.3,请安装 S32K1 SDK RTM 4.0.3 在S32DS v3.4中 参见相关讨论 哪里可以找到它?S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.3 。 您可以通过点击以下步骤下载S32DS v3.4 : S32 Design Studio – Windows/Linux -> S32 Design Studio IDE -> 上一步 -> S32 Design Studio for S32 Platform v.3.4 -> S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe   不建议在S32DS v3.5或v3.6中安装S32K1 SDK 4.0.x。根据目前掌握的信息,我们没有任何计划集成 S32SDK S32K1XX 4.0.x 版本。升级到 S32DS 3.5 或更高版本。   对于新项目开发,我建议您在S32DS v3.6.10中使用最新的 S32K1 RTD。旧版 SDK 将不会更新以修复错误。 请下载适用于 S32K1 的实时驱动程序-> 汽车软件 - S32K1_S32M24x - 适用于 Cortex-M 的实时驱动程序 -> S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0-> SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip   请参考视频( 如何使用 S32 Design Studio 3.6.0 下载、安装和配置 RTD 5.0.0 ) 中的说明 ,安装您需要的特定版本的 S32K1 RTD。   别忘了安装NXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 版本 1728 NXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 build 1728.png 此致敬礼, Robin 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? ??? CY9_0-1787707907582.png 没有RTM版本!?即使已经安装了!? 安装 RTM 失败!? CY9_1-1787708009334.png 原因 : CY9_2-1787708167310.png ``` # grep -in "RTM" * .* PrjXX_LinMaster_144.mex:6: s32sdk_s32k1xx_rtm_402 .cproject:7: .cproject:201: .project:321: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/中间件/lin/doxygen/LIN_Stack_Architecture.png .project:326: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/middleware/lin/doxygen/LIN_Stack_Configuration_Data.png .project:331: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/middleware/lin/doxygen/lin_stack.dox .project:336: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/rtos/osif/doxygen/osif.dox .project:376: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/clock/doxygen/clock_manager.dox .project:381: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/edma/doxygen/edma_driver.dox .project:386: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/interrupt/doxygen/interrupt.dox .project:391: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lin/doxygen/lin.dox .project:396: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lptmr/doxygen/lptmr.dox .project:401: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lptmr/doxygen/lptmr_driver.dox .project:406: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/pins/doxygen/pins.dox .project:411: S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/clock/S32K1xx/doxygen/clock_S32K1xx.dox .project:417: file:/${eclipse_home}../S32DS/software/S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2 ``` 回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !? 安装 `S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exe` 后, 情况依旧如此。
View full article
オルタネーター電圧調整IC 現在、交流発電機電圧調整アプリケーションに使われ、以下の機能を持つICが必要です。 1. 電圧調整範囲:28VDCを含みます。 2. 界磁電流容量:最低7A。 3. デュアルオルタネーター構成における負荷分散機能の提供。 上記の要件を満たすICをご紹介いただけますか? Re: Alternator voltage regulation ICs こんにちは、 当社のポートフォリオで最も近いデバイスは、LIN対応のAR6000オルタネーターレギュレーターです。最大12Aのローター励磁電流をサポートし、負荷応答制御、電流制限、過電流保護、熱保護、LIN通信を含みます。 しかし、AR6000は12Vのオートモーティブ充電システム向けに設計されており、10.6Vから16Vまで選択可能な調整設定値があります。したがって、28V充電システムの調整はできません。 最大8Aのローター励起電流をサポートする古いTC80310型オルタネーターレギュレーターは、その調整電圧範囲も10.6Vから16Vに制限されており、現在は製造されていません。 さらに、これらの装置に搭載されている負荷応答制御機能は、発電機に負荷がかかる速度を調整します。2つの発電機間での能動的な負荷分担や電流バランス調整は提供されません。 BRs、トーマス
View full article
交流发电机电压调节集成电路 目前,我需要一些用于交流发电机电压调节的集成电路,这些集成电路需要具备以下特点: 1. 电压调节范围:包含 28VDC。 2. 现场电流容量:至少 7A。 3. 在双交流发电机配置中提供负载均衡。 您能否推荐一些贵公司符合上述要求的集成电路? Re: Alternator voltage regulation ICs 您好, 我们产品组合中最接近的设备是带有 LIN 的 AR6000 交流发电机调节器。它支持高达 12 A 的转子励磁电流,并包括负载响应控制、电流限制、过流保护、热保护和 LIN 通信。 然而,AR6000 是为 12V 汽车充电系统设计的,其调节设定点可在 10.6V 至 16V 之间选择。因此,它无法调节 28V 充电系统。 老款 TC80310 交流发电机调节器支持高达 8 A 的转子励磁电流,但其调节电压范围同样限制在 10.6 V 至 16 V,目前已停产。 此外,这些设备中提供的负载响应控制功能可以调节交流发电机负载的施加速率。它不提供两个交流发电机之间的主动负载分担或电流平衡。 BRs,托马斯
View full article
PMIC OTP Programming universal board file download The newest GUI is V1.1, please download the attachment below.  the one on the NXP website is V1.0 it will soon be updated. For older version of the programming board (it is no longer supported, the board have plastic legs) Here is the history of the old software.  please use V0 for anything except FS23. Use V0P1 only for programming FS23, Programming+validation is current bugged on V0P1. FS23 validate is only available for I2C not SPI. please follow the user guide when using it the first time. any feedback is welcomed.
View full article
蓝牙固件已通过 UART 接口接收,但控制器始终无法运行;EdgeFast 下载在 3M 处损坏。   我已向 u-blox 提交了一份相关/配套的支持工单,案例编号为: **CA-276115** (相同的硬件,模块供应商问题)。 以下问题与恩智浦半导体(NXP)的**IW416 ROM的固件认证行为**有关。 以及**NXP 自家参考板上的 EdgeFast 下载漏洞** 。每个数字都是 测量数据和完整日志已附上。 ## 1. 总结——两个不同的故障,请分开记录。 在**MIMXRT1170-EVKB Rev C3**中的**u-blox M2-MAYA-W161** (NXP **IW416** )上, BT HCI over LPUART2: **故障A——核心问题。**使用干净的115200波特率UART下载, 蓝牙固件**已完全下载并被接受** (ROM停止请求 数据(并且不会重新广播),然后控制器**永远不会传输** —— 在任何波特率下均无 HCI 响应。 **故障 B — EdgeFast/板错误。** NXP 的 EdgeFast 标准下载流程 下载过程中切换到**3,000,000波特率** ,链接**在**处损坏 此板上的开关**;下载永远不会完成。这与……无关 故障 A 仅在使用 NXP 软件时可重现。 >这些问题的根源不同。修复 B(3 Mbaud 损坏)不会 >问题 A(下载后的沉默)。我们分别询问这两个问题。 同一张卡上的 Wi-Fi (SDIO) 功能完全正常——枚举、站点、微型 AP, 吞吐量——因此该卡、其电源和其电平转换器都运行良好。 --- 2. 配置 | 项目 | 金额 | |---|---| | 芯片组/模块 | NXP **IW416**芯片组,采用 u-blox M2-MAYA-W161-00C-00 封装 | | 主机板 | MIMXRT1170-EVKB Rev C3,M.2 J54,LPUART2 | | SDK | MCUXpresso **v26.06.00-LTS** | | 蓝牙固件 | `uartIW416_bt.bin`**16.92.21.p155.2** ,FP92, `w8978` ,131,840 B | | 也测试了 | **16.92.21.p142.5** (FP91,来自`github.com/NXP/wifi_nb_fw@a91d9d6`,2025年 1 月) — 结果相同 | | 模块选择 | `WIFI_IW416_BOARD_MURATA_1XK_M2` (该 SDK 没有 MAYA 配置文件) | | 电路板返工 | `R404` (PDn) + `R1901` (模块→MCU RXD) 已安装并验证;流控对`R1816` / `R1902` **未**完成 — 参见第5节 | --- ## 3. 故障 A — 图像被接受后,控制器无反应 下载完成并已被接受 我们自己的洁净室 V3 装载机(仅限协议,地址 115200),配备仪器: ``` bt_fw_download=ok chip_id=0x7201 loader_ver=0 start_inds=2 chunks=142 已发送=131856/131840 最大关闭时间=131840 转发=1 CRC错误=0 ``` 总共 131,840 字节;该卡请求了每个数据块(16 字节的头部,2048 字节)。 有效载荷(包括尾部的乱序重新请求);**一个 CRC 错误是 由卡片报告并通过重传恢复**——因此是ROM自身的 完整性检查已启动。 然后就什么反应也没有了——ROM 的行为就像镜像已被接受,而不是被拒绝。 ``` bt_post_dnld[0..3]: n=0(下载后四个 500 毫秒的原始捕获窗口) bt_raw_reset[0..2]: n=0 (原始 HCI_Reset 01 03 0C 00,采样率为 115200,x3) HCI_Reset 在 3000000 / 921600 / 460800 / 115200 处:无响应,帧格式为 0 ``` **关键鉴别器** :UART 下载完成后,ROM **停止请求** 并且不会重新宣布**。相比之下,当下载组合图像时 通过**SDIO** ,蓝牙核心会在 UART 上重新广播( `AB 01 72 00 47`)。 重新出现)——也就是说,这就是“仍在引导加载程序中/未被接受”的样子 关于这部分。因此,UART 下载已**接受,加载程序已退出** ,并且 故障发生在*接受 CRC 验证成功的镜像和运行控制器之间* 。 ### 固件版本不是变量 两个官方版本—— **FP92 p155.2** (2026-03)和**FP91 p142.5** (2025-01, 内部结构不同,加载地址分别为`0x00080000`和`0x000A2010` ,大小分别为 178 和 142。 分块下载)——两者都已完全下载,两者都被接受,两者都离开控制器 静默。所以这不是过时/错误的*版本* 。 ### 针对恩智浦的问题(故障 A) 1. IW416 ROM 是否会验证通过 UART 下载的蓝牙固件? 如果密钥采用 OTP 熔丝, **如何向主机发出拒绝信号?** 我们观察到:每个数据块都被接受,ROM停止请求,没有错误帧,没有 再次宣布后,一片沉寂。这个字节模式是文档中提到的吗? 安全启动/签名拒绝行为,或者说,一个真实的镜像是否表现出这种行为 这样做还有其他原因吗? 2. **是否为通用 / 构建了标准`uartIW416_bt.bin` (16.92.21.p155.2)? 未熔合的 IW416**,还是需要匹配的 OTP/安全启动配置? 部分?(如果该部件是为特定原厂钥匙熔接的,则为库存图片) 预计会被驳回——这将使我们再次关注 u-blox,CA-276115。) 3. **在事件发生后的最初几秒内,控制器的预期行为是什么? UART 下载成功**,地址为 115200 — 是否应响应`HCI_Reset` 立即生效,还是需要先收到厂商指令/延迟通知? --- ## 4. 故障 B — EdgeFast 下载在 3 Mbaud 交换机处损坏 (MIMXRT1170-EVKB) 仅使用NXP 软件在NXP 自有参考板上可重现此问题。 为 1170构建了`examples/edgefast_bluetooth_examples/shell` 已启用`DEBUG_PRINT` ,因此 NXP 的`fw_loader_uart.c`会显示输出信息。从其输出跟踪信息来看: 1. 115200 个标头请求干净且 CRC 有效( `REQ=0xA7 Len=10 Off=0 Err=0` ); 2.发送了一个 5 型 UART 配置块,并已收到确认(因此 5 型命令为:) 在本板/固件的上下文中已接受); 3. `更改波特率请求为 3000000` , `changeBaudrate() 返回 0` — 该开关 **报告成功** ; 4.紧随其后: `无效标头 0x00` / `0x71` , `REQ = 0xA7, Len = 10a7, Off = 5400, Err = 400, CRC = 0` , `CRC 不匹配` , `文件下载:0:131840` — 卡在偏移量 0 处。偏移量是 字节拼接( `5400` = 两个字节连在一起): **帧丢失** ,而非 溢出。 因此,该卡切换到 3 Mbaud 并开始传输;RT1176 LPUART2 处于 该板卡支持 3,000,000 波特率——采用 DMA 传输, **没有可用的硬件流控制** —— 无法恢复帧。库存流量控制设置第一阶段 切换后标头超时,加载器回退到 115200,然后重试。 **无限循环** (观察到超过 20 分钟)。 板载根本原因:**LPUART2 的 RTS/CTS 焊盘是千兆 PHY 芯片。 RESET/中断线**( `R1866` → `ETHPHY_RST_B` , `R1816` → `RGMII1_PHY_INTB` ), 因此,即使在NXP文档中明确指出之后,仍然存在清晰的主机接收反压路径。 五项重构——`R1866`不包含在重构中。3 Mbaud 无流量 主机控制力不足。 ### 针对恩智浦半导体(失败案例 B)的问题 4.在**MIMXRT1170-EVKB**上,是否有 3 Mbaud EdgeFast BT 固件下载? **已知限制,无需进行完整的流程控制重构** (移除`R1816` , 适用于`R1902` )——即使如此,鉴于`R1866`仍将主机 RTS 保留在 PHY 上, RESET, 这块板真的支持 3 Mbaud 吗?还是应该…… `fw_download_secondary_speed`是否应保留为 115200? 5. **无限重试循环**是否发生在备用波特率交换机故障上 ( `fw_loader_uart.c` )是预期行为吗?N次重试后出现硬性失败是远远不够的。 比无休止的进度点流更容易诊断。 ### 次要,低优先级(同一树) 6.在`edgefast_bluetooth`的 shell 中, `SHELL_CMD_REGISTER(bt, ...)`注册了 `bt`命令的参数范围为**0 个参数** ,因此`fsl_shell.c`会拒绝所有此类请求。 子命令( `bt init` → "命令参数错误");工作状态 调用方式是使用点号分隔的`bt.init` 。很可能是`SHELL_ADVANCE` / range-init操作。 不匹配的情况值得一看。 --- ## 5. 我们已经排除的选项(因此无需赘述) 所有芯片均采用硅材料,MIMXRT1170-EVKB: | 假设 | 结论 | |---|---| | 缺少 type-5 UART 配置块 | 我们的独立组网 (SA) 注入被拒绝( `CRC_ERR 0x0001` );但 NXP 的流入 type-5 被接受(§4)——因此这不是故障 A 的阻塞原因 | | 固件版本错误| 已驳回 — FP91 和 FP92 均已接受,均未发出警告(§3) | | 需要通过 SDIO 进行组合 |此模块**不会**启动蓝牙——蓝牙核心会在 SDIO 组合下载完成后从 ROM 重新广播 | | 主机下载截断 | 已驳斥 — 15 秒空闲轮询后`sent`保持不变 | | HCI 波特率 | 已驳回 — 4 个速率, `framing=0` ,零字节 | | `wakeUpControllerFromBootSleep()` GPIO 脉冲 | 已实现;卡片**有反应** (额外问候),但结果不变 | 静默期间的 CPU 状态(SWD,控制台已分离): `DHCSR 0x01010001` (运行中; `S_HALT` / `S_LOCKUP`已清除), `CFSR` / `HFSR` = 0 — 主机 MCU 处于活动状态 程序阻塞在`controller_init`中,但没有崩溃。 故障 A仅剩下**签名/安全启动拒绝**一项,即 正好是 Q1/Q2 — 这是这张票和 u-blox CA-276115 之间的接缝。 --- ## 6. 复现(故障 B,仅限 NXP 软件) ``` west build -b evkbmimxrt1170 examples/edgefast_bluetooth_examples/shell \ --toolchain armgcc --config flexspi_nor_debug -- -Dcore_id=cm7 \ -DCONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.IW416=y \ -DCONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.board_murata_1xk_m2=y ``` 刷机、RESET,在`@bt>`提示符下输入`bt.init` 。下载过程会打印进度。 出现点且永远不会完成;在`fw_loader_uart.c`中启用`DEBUG_PRINT`会显示 3 Mbaud 交换机出现故障。( `edgefast_open`是 1170 的较新 shell) 接受以空格分隔的`bt init`并会以同样的方式挂起。) 对于故障 A:已附上完整的仪器化下载文件以及位于 115200 的人机交互证据。 Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the 嗨@nicnewdigate , 在我们深入探讨这个问题之前,能否请您确认以下几点? - MIMXRT1170EVKB_hwrework.md 指南列出了五项必要的修改:移除 R183、移除 R1816、填充 R404、填充 R1901 和填充 R1902。 从你的记录来看,R404 和 R1901 似乎已经完成了。您能否也确认一下 R183、R1816 和 R1902 的状态? - 能否提供一份在未对应用程序进行任何更改的情况下运行的标准 NXP 示例的串行日志? 可能是蓝牙外壳。 为 Murata 1XK M2 构建项目 - 请发送完整日志。 - 该电路板仅通过 USB 供电,还是使用了外部 5V 电源?请使用外接电源。 问候, 丹尼尔。 Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the 嗨@DanielRuvalcaba - 非常感谢您的快速回复和建议! 您要求的三项任务我都完成了。先给出摘要,再给出日志。 **1.重做工作完成。EdgeFast BT PAL 重制版的全部五项内容如下: MIMXRT1170-EVKB 已完成:R404 和 R1901(之前已安装),另加 **R1902** **R1816 + R183 已移除**。我们确认这两次移除并未造成损害。 可读的 BT 链接——我们自己的 115200 波特率加载器仍然可以下载完整图像。 干净利落地(131,840 字节,帧错误 = 0,与删除前字节完全相同)。 **2.外部电源——已完成。**J38 → 1–2,5V 输入 J43 桶形插孔,SW5 打开。 **3.已捕获未修改的 shell 日志。我们建造了 来自 MCUXpresso SDK v26.06.00-LTS 的 `examples/edgefast_bluetooth_examples/shell` `--config flexspi_nor_debug -Dcore_id=cm7`,armgcc。与库存相比,唯一的变化是 在板的 `prj.conf` 文件中,我们配置了卡的模块选择: ``` CONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.IW61X=y → IW416=y CONFIG_MCUX_COMPONENT_component.wifi_bt_module.board_murata_2el_m2=y→ board_murata_1xk_m2=y ``` (这是选择模块的两个 Kconfig `choice` 成员。我们的卡是 u-blox MAYA-W161 — 是一款 IW416 — 所以我们选择了您指定的 1XK/IW416 配置。 `CONFIG_BT_SIGNING=y`,其他设置均为默认值。) shell 提示符下的结果: ``` @bt> bt.init [固件下载] 开始从 0x301198fc: 6812 下载固件 下载开始(131840) ......................................................................(141个点) 下载成功! [固件下载]BLE固件已下载:8265 ← 然后,在接下来的 90 多秒内,什么也不会发生。bt.init 始终不返回。 ``` 自我们上次报告以来,有两件事发生了变化,而且这两件事都很重要: **A — 3 Mbaud 下载现已完成。**在进行流量控制改造之前 库存加载器在波特率从 115200 切换到 3,000,000 时损坏并循环运行 无限期。安装 R1902 并移除 R1816(真正的 CTS 背压),它 现在所有 131,840 字节的数据都在约 1.45 秒内传输完毕(时间戳 6812 → 8265 毫秒)。 高速下载)并打印“下载成功!”。所以,重做解决了这个问题。 下载端的问题果然不出所料——谢谢你的坚持。 **B — 下载成功后,控制器仍然没有反应。**这是 核心问题。在“下载成功!”/“BLE固件已下载”之后,协议栈 控制器没有返回任何信息——既没有“蓝牙已初始化”的提示,也没有错误信息——而且 `bt.init` 程序卡住了。主机MCU处于存活状态且处于阻塞状态,并未崩溃;控制台显示正常。 我们脱离了SWD的阅读范围: ``` DHCSR = 0x01010001(运行状态:S_HALT=0,S_LOCKUP=0,S_RETIRE_ST=1) CFSR = 0x00000000(无可配置故障) HFSR = 0x00000000(从未发生过硬故障) ``` 因此,CM7 正在堆栈中等待 HCI 回复,但永远不会收到回复。 现在这是一个非常清晰的数据点:基于NXP**自身未经修改的EdgeFast协议栈**, 经过全面改造并接入外部电源后,该显卡**可接受完整的** CRC校验固件映像,然后不运行HCI控制器**。越早“ “3 Mbaud 下载文件已损坏”的解释不再适用——下载 明显成功。 **我们的问题(未作更改,现已与任何下载完整性变量隔离):** 1. IW416 ROM 是否验证通过 UART 下载的 BT 固件(例如,反对 如果密钥采用 OTP 融合技术,如何向主机发出拒绝信号?我们看到 每个数据块都被接受,显示“下载成功!”,然后就一片寂静——没有错误帧。 不再另行通知。 2. 是否为标准的 `uartIW416_bt.bin`(16.92.21.p155.2) 为通用 / 构建 未熔丝的 IW416,或者特定 OEM 钥匙的熔丝部件是否需要匹配的部件 签名图像?如果真是这样,那就说明问题出在 u-blox 身上(相关案例 CA-276115)。 3. 在 UART 下载成功后的最初几秒内,控制器是否应该 立即以下载后速率响应 `HCI_Reset`,或者是一个供应商 是否需要先执行命令/延迟操作? 我很乐意分享完整的串口捕获数据和完整的SWD寄存器块。 我们可以在 `fw_loader_uart.c` 中启用 `DEBUG_PRINT`。提供旁白下载 追踪一下看是否有帮助。 非常感谢您抽出宝贵时间,付出了很多努力——感激不尽!!! 谢谢 - NIC Re: BT firmware accepted over UART but controller never runs; and EdgeFast download corrupts at the 问题已解决/结束更新——感谢您的帮助,以下是答案: 以后看到这个帖子的人。 完成改造并移至外部电源后(根据丹尼尔的三个步骤) 在满足前提条件的情况下,我们运行了**模块替换测试**。持有*所有其他* 完全相同——相同的 MIMXRT1170-EVKB,相同的返修,相同的外部 5V 电源,相同的 MCUXpresso SDK 版本 26.06.00-LTS,与原版 `uartIW416_bt.bin` 相同,以及*相同的编译 EdgeFast `shell` 二进制文件* — 我们用真正的 u-blox M2-MAYA-W161 替换了 u-blox M2-MAYA-W161。 **嵌入式艺术家 Murata Type 1XK M.2 (EAR00385)**(IW416 模块) `board_murata_1xk_m2` 配置文件目标)。 使用 Murata 1XK 时,`bt.init` 可以顺利运行完成: ``` 下载成功! [固件下载]BLE固件已下载 蓝牙已初始化 设置已加载 ``` 控制器启动正常。使用 u-blox MAYA-W161,二进制*相同* 下载过程完全相同(“下载成功!”),然后控制器静默无声。 所以这不是恩智浦的问题。板、SDK、股票 `uartIW416_bt.bin` 和 EdgeFast 协议栈都是正确的——已由 Murata 验证。 IW416 模块在相同的设置下运行于实时控制器。故障点是 特指 u-blox MAYA-W161(其固件配置/认证), 我们将把这个带到u-blox。 以下两点补充说明对论坛其他成员有所帮助: * **我们之前报告的3 Mbaud下载损坏问题就是缺失的部分 流程控制改造。安装 `R1902` 并移除 `R1816`(NXP 的) 五项 EdgeFast 重制版),库存加载器的 115200 → 3,000,000 波特率切换 下载顺利完成,下载成功。在那次重做之前,它已经损坏了。 开关和循环出现了问题;重新设计后问题就解决了。 * 在 MIMXRT1170-EVKB 上,装载机必须以 3 Mbaud 的波特率保持良好的进料状态,这需要 流程控制改造已到位;在 115200 处,它是无条件的。 再次感谢您指出需要返工和外部供货的问题—— 两者都很重要,他们一起成功地将一个正宗的村田模块升级到了最高版本。 谢谢@DanielRuvalcaba ,我会跟进 uBlox 的事宜。
View full article
NXP SR250 PCB 数据原理图 大家好, 我的硕士论文需要NXP SR250的原理图和PCB数据。如果有人能分享这些,我将不胜感激。 顺祝商祺! 在线实验室 Re: NXP SR250 PCB DATA SCHEMATIC NXP SR250芯片的封装图和原理图文件是否也可用? Re: NXP SR250 PCB DATA SCHEMATIC 你好, 希望你一切都好。您可以在这里找到我们开发板的所有相关启用信息: Trimension SR250 开发板 | NXP 半导体 在“设计资源”>“设计文件”中,您可以找到Trimension SR250 设计文件。 希望这能帮到你! 此致, 里卡多
View full article
eMcem_Fcc_Init failed to clear errors Hello, I run the application on S32K388 and then attach trace32 debugger.  In eMcem_Fcc_Init(), read NCF_S0 status register returns u32ReadBack=0x5 (NCF[0] HSE lockstep error and NCF[2] ECC error).  and eMcem_Fccu_ClearFault() doesn't clear the faults too. How can I clear the faults to make eMcem_Fcc_Init() and eMcem_Init() initialised successfully?  What could be the issue ? Thanks Sara Re: eMcem_Fcc_Init failed to clear errors Hello, NCF_S0 = 0x5 indicates that both FCCU NCF[0] (lockstep/core fault) and NCF[2] (ECC fault) are active. On S32K3 devices, these fault flags are retained after an FCCU functional reset so that software can identify the root cause. The FCCU fault status cannot be cleared while the originating error condition is still present. Therefore, the issue is likely not in eMcem_Fccu_ClearFault(), but that a lockstep fault and an ECC fault are still being reported by the underlying hardware. Please check the corresponding FCCU, RCCU/DCMROD, and ERM status registers to identify the exact source. Since the issue occurs after attaching TRACE32, also verify that FCCU Debug Mode is enabled and compare behavior when the debugger is connected from reset. Best regards, Peter Re: eMcem_Fcc_Init failed to clear errors Hello Peter, Thanks for your response and analysis need to be verified. After looking into the FCCU, RCCU/DCMROD, and ERM status registers, the core 2 got into Lockup state.  On disblaing the CM_7_1/2/3 coreclockEnable of MCU config, the lockup fault doesn't happen and the eMcem_init got configured successfully and the status of NCF_S0 is 0x0. The coreclock can be enabled at the application startup on each core and not in the Mcal by default. This solves the issue. Thanks Sara
View full article
imxrt1024..5A 中的安全启动 我正在尝试在 i.MX RT1024 EVK 上实现安全启动。 我使用 SPT 生成了私钥和公钥对。 我有一个 led_blinky.bin 文件,它已经是一个可启动的镜像文件了。它包含偏移量为 0x00 的 FCFB 块、偏移量为 0x1000 的 IVT 块以及其他必需的启动组件。 在 SPT 中,我选择了启动 → 已验证 (HAB) ,然后选择了身份验证密钥为IMG_1 + CSF1_1 。生成签名图像后,我注意到FCFB 块不再存在。二进制文件现在直接以 IVT 开始。 但是,当我使用 write_image_win.bat 将图像写入 EVK(擦除闪存后),然后从闪存中读取图像时,我可以看到FCFB 块再次出现。据我了解,write_image_win.bat 是创建/添加 FCFB 块的。 这就引出了我的主要问题: 假设我有自己的引导加载程序和应用程序固件,并且两者都已包含所需的FCFB 块。对于生产环境,我只想对固件进行签名;我不希望签名过程修改或删除现有的 FCFB 块,也不希望签名工具实际将映像写入闪存。 我担心通过 SPT 对映像进行签名似乎会移除 FCFB 块。 我对SPT签约流程的理解有误吗?如何在保留现有 FCFB 块的情况下,正确地对已可启动的镜像进行签名?     i.MX RT102x Re: Secure boot in imxrt1024..5A 你好@Abhay2080 , 感谢您对 NXP MIMXRT 系列产品的关注! 你的观察是正确的,你所看到的这种现象是设计使然。 1. 为什么FCFB在签约后就消失了 SPT( _nopadding.bin )的有符号输出定义为从 IVT 开始——它永远不会包含 FCFB。这一点在官方 SPT 用户指南(写入映像部分)中有明确说明: “二进制图像必须为‘无填充’形式,不包含 FCB 块,因为 FCB 块是在单独的步骤中写入的。”— MCUXpresso 安全配置工具用户指南,写入映像部分 这不是工具的漏洞。BootROM 会先读取 FCFB(甚至在 HAB 被调用之前),以初始化 FlexSPI 控制器。HAB认证仅涵盖从IVT开始的区域。FCFB 在架构上不在 HAB 签约范围内。 2. 生产解决方案:手动合并 SPT 不会自动在有符号二进制输出中保留 FCFB。不使用 Flashloader 生成完整、可供程序员使用的映像的正确方法是手动合并: 使用 SPT 和 启动 → Authenticated (HAB) 对映像进行签名。输出: signed_nopadding.bin (从 IVT 开始,无 FCFB)。 从原始可启动二进制文件中提取 FCFB。 连接: final_image = fcfb_block + signed_nopadding.bin 。 使用您的生产编程器刷写 final_image 。 请查看此帖: NXP 社区:RT1064 已签名和加密的引导加载程序 – 生产 JTAG 刷写 另外,如果您熟悉 CST 工具,它应该允许您直接指定签名范围。但是,我还没有在本地尝试过这种方法。 希望这个解释对您有所帮助! 此致, 加文
View full article
PN7642 咔嗒声问题 大家好, 射频场关闭 2 秒后再次开启时会发出咔哒声。我的软件中有 lpuart/gpio/carddetect 任务。检测到卡后,蜂鸣器会响 2 秒(射频场关闭 2 秒)。以下是相关代码。 void CardDetect(void* pParams) { phStatus_t st; uint32_t dwStatus = 0; uint16_t wStatus = 0; uint16_t wTagsDetected; uint8_t bAtqa[2] = {0x00}; phOsal_ThreadSecureStack(512); /*初始化磁盘循环配置(仅一次) */ st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_TYPEA_DEVICE_LIMIT, 1); st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_BAIL_OUT, PHAC_DISCLOOP_POS_BIT_MASK_A); while(1) { DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] 准备检测\r\n" ); /* ---- DiscLoop 轮询(无额外射频切换,无哔声) ---- */ do { st = phhalHw_FieldOff(pHal); CHECK_STATUS(st); st = phhalHw_Wait(pHal,PHHAL_HW_TIME_MICROSECONDS,5100);CHECK_STATUS(圣); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); 如果(Buzzer_Status==2) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)); } 否则如果(Buzzer_Status==1) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200)); } st = phacDiscLoop_SetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_NEXT_POLL_STATE, PHAC_DISCLOOP_POLL_STATE_DETECTION); CHECK_STATUS(st); st = phacDiscLoop_Run(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_ENTRY_POINT_POLL ); // /* 无卡:短暂延迟以降低射频占空比和蜂鸣声 */ // 如果 (( st & PH_ERR_MASK) != PHAC_DISCLOOP_DEVICE_ACTIVATED) { // vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200)); // } } while ((st & PH_ERR_MASK) != PHAC_DISCLOOP_DEVICE_ACTIVATED); /* ---- 检测到卡 ---- */ st = phacDiscLoop_GetConfig(pDiscLoop, PHAC_DISCLOOP_CONFIG_TECH_DETECTED, &wTagsDetected); 如果((st & PH_ERR_MASK) != PH_ERR_SUCCESS)继续; 如果(!PHAC_DISCLOOP_CHECK_ANDMASK(wTagsDetected, PHAC_DISCLOOP_POS_BIT_MASK_A))继续; /* 打印UID / ATQA / SAK */ DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] UID: " ); phApp_Print_Buff(pDiscLoop-> sTypeATargetInfo . aTypeA_I3P3 [0]. aUid , pDiscLoop-> sTypeATargetInfo 。 aTypeA_I3P3 [0]。建筑尺寸); DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] ATQA: " ); phApp_Print_Buff(pDiscLoop->sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3[0]。aAtqa,2); DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] SAK: 0x%02X\r\n" , pDiscLoop- > sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3 [0] .aSak ) ; /* Bridge DiscLoop ?phNfcLib 状态,使卡片处理功能正常 */ Bridge_DiscLoopToNfcLib(); // DEBUG_PRINTF(" \r\n[CardDetect] ATQA=0x%04X SAK=0x%02X 激活类型:%d (0x%08X),UID len =%d \r\n", // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.wAtqa, // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.bSak, // ( int )PeerInfo.dwActivatedType, // (unsigned int )PeerInfo.dwActivatedType, // PeerInfo.uTi.uInitiator.tIso14443_3a.bUidLength); /* 处理检测到的卡 */ switch ( PeerInfo.dwActivatedType ) { case E_PH_NFCLIB_MIFARE_CLASSIC_1K : case E_PH_NFCLIB_MIFARE_CLASSIC_4K : DEBUG_PRINTF(“ \r\n[CardDetect] => MIFARE Classic \r\n”); dwStatus = NfcLib_MifareClassic_1k_Reference_app(); 休息; case E_PH_NFCLIB_TYPEA_LAYER4 : DEBUG_PRINTF ( "\ r\n [CardDetect] = > A 型第 4 层(CPU 卡)\ r\n "); dwStatus = NfcLib_Layer4TypeA_Reference_app(); 休息; 默认: DEBUG_PRINTF(“ \r\n[CardDetect] => 未知类型,未处理 \r\n”); dwStatus = PH_NFCLIB_STATUS_INTERNAL_ERROR; 休息; } /* 重置 phNfcLib 状态,以便 DiscLoop 可以再次轮询 */ gphNfcLib_State。bNfcLibState = eNfcLib_InitializedState; /* ---- 等待卡片移除 ---- */ DEBUG_PRINTF( "\r\n[CardDetect] 请移除卡片\r\n" ); st = phhalHw_FieldReset(pHal); CHECK_STATUS(st); /* 通过 UART 发送成绩单 UID +认证结果 */ // st = phhalHw_FieldOff(pHal); CHECK_STATUS( st ); //vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); report_card_result(( uint8_t )dwStatus); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); do { wStatus = ( uint16_t )phpalI14443p3a_WakeUpA( pDiscLoop-> pPal1443p3aDataParams , pDiscLoop- > sTypeATargetInfo.aTypeA_I3P3 [0] .aAtqa ) ; 如果(wStatus != PH_ERR_SUCCESS) 休息; ( void )phpalI14443p3a_HaltA(pDiscLoop-> pPal1443p3aDataParams ); //phhalHw_Wait(pHal, PHHAL_HW_TIME_MILLISECONDS, 50); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); } while (1); while(Buzzer_Status); } } void Buzzer_Burst_2S ( void ) { uint32_t i; 蜂鸣器状态 = 2; for (i = 0; i < 2000; i++) { GPIO_PinWrite (DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 0U); DelayUs(BUZZER_HALF_PERIOD_US); GPIO_PinWrite (DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 1U); DelayUs(BUZZER_HALF_PERIOD_US); } GPIO_PinWrite (DEMO_BUZZER_GPIO_PIN, 1U); 蜂鸣器状态 = 0; } void Led_Task ( void *pDataParams) { ( void )pDataParams; uint32_t tick = 0; uint8_t led_on = 0; uint8_t led_reset = 0; uint32_t blink_ticks = 0; card_status_t prev_status = CARD_STATUS_IDLE ; uint32_t prev_seq = 0; bool beep_done = false; phOsal_ThreadSecureStack(512); 为了(;;) { 如果(g_card_status != prev_status || g_card_event_seq != prev_seq) { prev_status = g_card_status; prev_seq = g_card_event_seq; tick = 0; led_on = 0; led_reset = 0; 闪烁次数 = 0; beep_done = false; } 切换(g_card_status) { case CARD_STATUS_ACCESS_GRANTED : { /* LED1 绿色闪烁 250 毫秒 */ GPIO_PinWrite (LED2_GPIO_PIN, 1U); 如果(++tick >= BLINK_FAST_TICKS) { tick = 0; led_on = !led_on; } GPIO_PinWrite(LED1_GPIO_PIN,led_on ? 0U : 1U); led_reset = 0; /* 继电器脉冲:前 100 毫秒导通,然后断开 */ 如果(闪烁次数 < 2) GPIO_PinWrite (RELAY_GPIO_PIN, 0U); else GPIO_PinWrite (RELAY_GPIO_PIN, 1U); /* 两次间隔 100 毫秒的 150 毫秒蜂鸣声 */ 如果(!beep_done) { beep_done = true; Buzzer_Burst(); } 如果 (++blink_ticks >= SEQUENCE_TICKS) g_card_status = CARD_STATUS_IDLE ; 休息; } case CARD_STATUS_ACCESS_DENIED : { /* LED2 红色 500 毫秒闪烁 */ GPIO_PinWrite (LED1_GPIO_PIN, 1U); 如果(++tick >= BLINK_SLOW_TICKS) { tick = 0; led_on = !led_on; } GPIO_PinWrite (LED2_GPIO_PIN, led_on ? 0U : 1U); led_reset = 0; /* 每 2 秒发出一次单声哔哔声 */ 如果(!beep_done) { beep_done = true; Buzzer_Burst_2S(); } 如果 (++blink_ticks >= SEQUENCE_TICKS) g_card_status = CARD_STATUS_IDLE ; 休息; } 默认: /* 空闲状态:LED1 亮,LED2 灭,继电器关闭 */ 如果(!led_reset) { led_reset = 1; GPIO_PinWrite (LED1_GPIO_PIN, 0U); GPIO_PinWrite (LED2_GPIO_PIN, 1U); GPIO_PinWrite (RELAY_GPIO_PIN, 1U); tick = 0; led_on = 0; } 休息; } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(TICK_MS)); } } #define RX_TASK_PRIORITY 3 #define TX_TASK_PRIORITY 3 #define CARD_TASK_PRIO 2 #define UART_TASK_PRIO 3 #define LED_TASK_PRIO 4 为什么开启射频场后会发出咔哒声?我该如何解决这个问题? 谢谢。 伊森 Re: PN7642 clicking sound issue Hello @wangea  您面临的问题需要在线调试的,比如RF关闭后再次开启RF后您的应用做了什么?咔哒声可能是执行了蜂鸣器操作,建议您设置适当的断点在线调试跟踪下! Re: PN7642 clicking sound issue 您好,NXP, 其他任何人都可以解释为什么在关闭 2 秒钟后打开射频场时,射频场总是有点击噪音。蜂鸣器仅在 2 秒内激活过一次,但随后,每次开启或关闭射频场时,都会发出点击噪音。 谢谢。
View full article
can we run tflite model by ethosu with c for Imx93.  I find python program to run tflite model by ethosu. and I find c program : label_image(it looks like c) but, I donnot know whether it use ethosu. I cannot find the source c code for label_image. would you please give a source code (c or cpp) to run tflite model on ethosu. thanks a lot。 Re: can we run tflite model by ethosu with c Hello @bighero77  Hope you are doing very well. Could you please point to me those programs that you are referring? Best regards, Salas.
View full article
IMX95: GPIOの電圧の一部は変更できません。 こんにちは、NXPの技術者の皆さん。 ターゲットボードではGPIOの電圧の一部が変更できないことがわかりました。 以下は私の設定です。 lvds0_panel { compatible = "3ascreen,sa123hwv-l51"; バックライト = <&lvds_backlight>; pinctrl-0 = <&pinctrl_lvds_ctrl>; #if 0 shut-gpios = <&gpio2 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>; disp-gpios = <&gpio2 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>; #endif shut-gpios = <&gpio2 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; disp-gpios = <&gpio2 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;        ......... pinctrl_lvds_ctrl: lvdsctrlgrp { fsl、pins = < IMX95_PAD_I2C2_SDA__AONMIX_TOP_GPIO1_IO_BIT3 0x31e /* LVDS_RESET */ IMX95_PAD_PDM_CLK__AONMIX_TOP_GPIO1_IO_BIT8 0x10e /* 失敗検出 */ IMX95_PAD_GPIO_IO36__GPIO5_IO_BIT16 0x51e /* シャットダウン */ IMX95_PAD_GPIO_IO37__GPIO5_IO_BIT17 0x51e /* DISP */ IMX95_PAD_GPIO_IO20__GPIO2_IO_BIT20 0x51e /* GPIOテスト用の行1 */ IMX95_PAD_GPIO_IO21__GPIO2_IO_BIT21 0x51e /* GPIOテスト用の2行目 */ IMX95_PAD_GPIO_IO05__GPIO2_IO_BIT5 0x51e /* GPIOテスト用 */ IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 0x51e /* GPIOテスト用 */ >; }; ......... 次に、GPIOのレベルを設定するプログラムを実行します。 gpio2.bit5 は動作し、レベル変更に成功しました。 gpio2.bit6が動作しません。 他のGPIOも試しましたが、同じ問題が出るものもありました。 GPIo5[6, 7] も動作しませんが、GPIO2[20, 21] は動作します。 特定のGPIOピンに特別な設定はありますか? ありがとう。 Re: IMX95: Some of GPIO's voltage can not be changed. はい、i.MX95ではLinuxデバイスツリーのGPIO番号以外にも「特殊設定」があります。GPIOコントローラAPIが正しく見えても、以下のどれかが正しい場合、ピンのレベルが変わらないことがあります。 そのパッドは、その物理的なパッドに対応するGPIOに多重化されていません。 GPIO_IO06 の場合、リファレンス・マニュアルでは MUX_MODE = ALT0 が GPIO2_IO06 を選択することが示されています。同じパッドはTPM5、PDM、LPSPI7、LPUART6、LPI2C7、またはFLEXIO1機能にもマルチクシング可能です。あなたのマクロ IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 GPIO関数を選択するべきなので、pinctrlのラインはGPIo2[6]に対して概念的に正しいです。 ピンはSystem ManagerやTRDCによって所有または制限される場合があります。 i.MX95では、GPIOアクセスはLinuxデバイスツリーだけで制御されるわけではありません。リソースの所有権およびアクセス権限はシステムマネージャーおよびTRDCによって設定されます。GPIOバンク、IOMUXブロック、またはパッドリソースがLinux A55ドメインに割り当てられていない場合、有効なピンマルチクス設定でもピンが動作しないことがあります。NXPの同様のi.MX95 GPIO問題に対するガイダンスは、SMコンソールのerrコマンドでTRDC関連のエラーを確認し、mx95evk.cfgを更新することです。必要に応じて所有権/許可。 一部のピンはすでに基板機能や膨張ルーティングに接続されています。 i.MX95 EVKのドキュメントでは、GPIO_IO05とGPIO_IO06もSPI7信号として使用されており、GPIO_IO05はSPI7_MISOと多重化され、GPIO_IO06はSPI7_MOSIと多重化されています。基板配線は、基板構成によっては、これらの信号をコネクタや抵抗・スイッチング経路に向かって送ることもあります。したがって、ターゲットボードがEVKルーティングに従っていたり変更したりすると、gpio2[6]は外部にロードされたり、プルされたり、スイッチングされたり、別のデバイスに接続されたりする可能性があります。 あなたの例では、GPIO番号の不一致がある可能性があります。 この2行: IMX95_PAD_GPIO_IO36__GPIO5_IO_BIT16 0x51e /* シャットダウン */ IMX95_PAD_GPIO_IO37__GPIO5_IO_BIT17 0x51e /* DISP */ gpio5[16]とgpio5[17]を設定してください。gpio5[6]とgpio5[7]は設定しないでください。もしgpio5[6] / gpio5[7]をテストしたなら、それらは異なるパッドで、それぞれ正しいIMX95_PAD_が必要です...__GPIO5_IO_BIT6/7 pinctrlエントリが必要です。GPIO_IO36/37がビット6/7にマッピングされていると想定しないでください。 推奨されるチェック項目: # 他のドライバーがGPIOラインを所有しているかどうか確認してください cat /sys/kernel/debug/gpio # 適用されたピンマルチプレクサの状態を確認する cat /sys/kernel/debug/pinctrl/*/pinmux-pins cat /sys/kernel/debug/pinctrl/*/pins # pinctrlグループが実際に適用されているか確認してください grep -R "lvdsctrlgrp\|GPIO_IO06\|GPIO_IO05" /sys/kernel/debug/pinctrl/*/* 2>/dev/null SMコンソールも確認してください。 ERR TRDC/IOMUX/GPIOアクセスエラーが報告された場合は、i.MX システムマネージャーの設定を更新して、A55/Linuxドメインが必要なGPIO/IOMUXリソースを所有またはアクセスできるようにします。 お客様のDTSに関する具体的な確認事項として、まず以下の点をご確認いただきたいと思います。 shut-gpios = <&gpio2 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; disp-gpios = <&gpio2 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; マッチ: IMX95_PAD_GPIO_IO05__GPIO2_IO_BIT5 0x51e IMX95_PAD_GPIO_IO06__GPIO2_IO_BIT6 0x51e その部分は一貫性があるように見える。しかし、gpio2[5]が動作し、gpio2[6]が動かない場合、次に可能性が高い原因は、基板レベルのGPIO_IO06の使用や読み込み、パッドを使っている他の有効化されたペリフェラル、またはSM/TRDCの権限やリソース所有権であり、一般的なLinuxのGPIOの問題ではありません。 要点:i.MX95 GPIOはすべてが同等ではありません。パッドからGPIOへの正確なマッピングを確認し、他の機能や基板回路がパッドを所有またはロードしているか確認し、GPIO/IOMUXリソースのシステムマネージャー/TRDC権限を確認します。
View full article
ロックされたミルファーレクラシック1k NFCタグについてはあまり詳しくないのですが、NFC Toolsを少し使ってみて、ロック機能を試してみたかったので、パスワード「123」でタグをロックしました。しかし、ロックを解除しようとすると、書き込みエラーが発生します。Mirfare classicツールでタグを読み取り、キーaがD3F7(3x)であることを確認し、アクセス権限をFFに戻そうとしました。FF078069...FFですが、キーbが何か分かりません。以前の投稿で、MD5サムの最初の6ビットまたは最初の4ビット+42(2x)について言及されているのを見ましたが、どちらも機能しませんでした。チップは救出可能か、それとも完全に壊れているか知っている人はいますか? NFCコントローラーソリューション Re: Locked Mirfare classic 1k こんにちは、@chaube97さん チップ自体は物理的には問題ないが、機能的にロックされている。MIFARE Classicにはフォーマットや工場出荷時リセットコマンドがなく、セクタートレーラーを変更する唯一の方法は正しいキーBで認証することです。それがなければタグは回収できません。 お役に立てば幸いです。
View full article