[S32DS 3.6.1]サンプルコードが消えた!?餓死抬頭
タイトルの通り
最新のOSに、最新のS32DS v3.6.1をインストールします。
例のプロジェクトは*全く*見つかりません:
どうしたの !??
CY9_0-1787706296255.pngCY9_0-1787706296255.png
S32DS-S32PLATFORM S32DS-ARM
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?Windows専用ですか?Linuxで更新サイトを追加するとRTDは表示されません。
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?いいえ。S32K1 RTDが正しくインストールされていれば、S32DS v3.6.xでサンプルが表示されます。
S32K1 RTDの例を以下に示します。
S32K1 RTD 3.0.0.pngS32K1 RTD 3.0.0.png
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?しかし、それにはサンプルコードは含まれていないのですよね?
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?前バージョンのS32K1 SDK 4.0.3以降、 S32K1 RTD に置き換えられています。
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?NXPさん、確認をお願いします。S32K1 SDKは廃止されているのでしょうか?
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?次に、S32DSv3.4をダウンロードし、 SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106.zipをインストールしてください。このソフトウェアパッケージは S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exeダウンロードページからダウンロード可能です。
S32DS v3.4 SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106 S32K1 SDK 4.0.2.pngS32DS v3.4 SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106 S32K1 SDK 4.0.2.png
SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106.zipファイルには S32K1xx RTM 4.0.2用のS32 SDKが含まれています。インストール手順については、 S32 Design Studio v3.4 S32K1 Service Pack 1 releaseed!
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?なぜなら、それは別の問題を引き起こすからです。
私の以前のプロジェクトはRTM 4.0.2で作成されました。
インポート機能を使っても、以前のプロジェクトを開くことができません。
私にとって最善かつ最速の解決策は、以前のバージョンと RTM 4.0.2 をインストールすることです。
このくだらないことに時間を費やしすぎだ。
CY9_2-1787708167310.pngCY9_2-1787708167310.png
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?この SHxT バージョンのアンインストールを 中止しよ うとしています...
このバージョンは絶対に使いません。
コメントありがとうございます。
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?S32DSがOSに報告するバージョンは3.6.1です!! `10`ではありません...
CY9_0-1787722320774.pngCY9_0-1787722320774.png
CY9_1-1787722371649.pngCY9_1-1787722371649.png
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?1.S32DSのv3.6.xではS32K1 SDK 4.0.xは見られませんいかなる状況下でも。S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exeをインストールしてもSDKの例はS32DSv3.6.xに表示されません。もしS32K1 SDKが必要なら、私の前の回答に従ってインストールしてください。
2. S32K1 RTD が正しくインストールされていない場合、 S32DS v3.6.xではサンプルも表示されません。先ほど紹介した動画で示した方法で SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip をインストールしてください。
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?私はS32DS 3.6.10を使用しています。...
デフォルトのインストールパスが `C:\NXP\S32DS.3.6.1\` になっている理由がわかりません。`C:...6.10\`ではありません
私の問題は:
「サンプルプロジェクト」が消えてしまった!!
この手順ですでにS32K1_S32M24Xリアルタイム・ドライバをインストールしています:https://community.nxp.com/t5/S32-SDK/S32K1XX-SDK-instal...
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?ハイ
S32DS v3.4 はクリックでダウンロード可能です。
S32 Design Studio – Windows/Linux -> S32 Design Studio IDE -> 前回 -> S32 Design Studio for S32 プラットフォーム v.3.4 ->
S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe
S32DS v3.5またはv3.6にS32K1 SDK 4.0.xをインストールすることは推奨されません。現在入手可能な情報によると、S32SDK S32K1XX 4.0.x を統合する予定はありません。S32DS 3.5以降のバージョンにインストールしてください。
新規プロジェクト開発には、 S32DS v3.6.10の最新の S32K1 RTD を使用することをお勧めします。古いSDKはバグ修正のためにアップデートされません。
S32K1 - > オートモーティブ SW - S32K1_S32M24x - Cortex-M - > S32K1_S32M24X AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0 のリアルタイム・ドライバをダウンロードしてください-> SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip
そして、 Arm Embedded Processors v10.2 build 1728用のNXP GCC をインストールする のも忘れないでください
NXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 build 1728.pngNXP GCC for Arm Embedded Processors v10.2 ビルド1728.png
よろしくお願いいたします
ロビン
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !????
CY9_0-1787707907582.pngCY9_0-1787707907582.png
RTMがない!?既にインストール済みなのに!?
RTMのインストールが失敗しました!?
CY9_1-1787708009334.pngCY9_1-1787708009334.png
原因 :
CY9_2-1787708167310.pngCY9_2-1787708167310.png
「`」
# grep -in "RTM" * .*
PrjXX_LinMaster_144.mex:6: s32sdk_s32k1xx_rtm_402
.cproject:7:
.cproject:201:
.project:321:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/middleware/lin/doxygen/LIN_Stack_Architecture.png
.project:326:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/middleware/lin/doxygen/LIN_Stack_Configuration_Data.png
.project:331:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/middleware/lin/doxygen/lin_stack.dox
.project:336:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/rtos/osif/doxygen/osif.dox
.project:376:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/プラットフォーム/ドライバ/src/clock/doxygen/clock_manager.dox
.project:381:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/edma/doxygen/edma_driver.dox
.project:386:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/interrupt/doxygen/interrupt.dox
.project:391:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lin/doxygen/lin.dox
.project:396:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lptmr/doxygen/lptmr.dox
.project:401:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/lptmr/doxygen/lptmr_driver.dox
.project:406:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/プラットフォーム/ドライバ/src/pins/doxygen/pins.dox
.project:411:S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2/platform/drivers/src/clock/S32K1xx/doxygen/clock_S32K1xx.dox
.project:417:file:/${eclipse_home}../S32DS/software/S32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2
「`」
回复: [S32DS 3.6.1] Example Code disappear !?`S32SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2.exe` をインストールした後、
状況は変わっていません。