Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
AUTOSARネットワーク管理のスリープ/ウェイクアップの関連性 こんにちは、現在EcuMとネットワークマネジメントのデバッグを行っています。仕様書をいくつか参照しましたが、まだ不明な点があり、ご指導をお願いしたいです。 ネットワーク**マネジメント**のスリープ/ウェイクアップには、EcuMとの連携が必須ですか(つまり、EcuMがウェイクアップの原因を検証する必要がありますか)? ネットワーク管理のスリープ/ウェイクアッププロセス中、ECUはスリープ(つまりEcuMスリープ)に入る必要がありますか? 質問1への回答が「はい」の場合、EcuMはインターフェースを介してウェイクアップイベントを取得します。 EcuM_SetWakeupEvent 。ただし、AUTOSAR EcuM 仕様 SWS_EcuM_04318 には次のように記載されています。 「選択されたスリープモードに関連付けられていないウェイクアップイベントは無視される。」 これはどういう意味で理解すればいいのでしょうか? AUTOSAR EcuM仕様にはインターフェースに関する2つの項目も含まれています EcuM_ValidateWakeupEvent – SWS_EcuM_02790とSWS_EcuM_02791。ComMチャネルに関連するウェイクアップソースは、任意のフェーズで有効であると述べています。これは、どのフェーズでもウェイクアップイベントを保留(すなわち、成功裏に通過 EcuM_SetWakeupEvent)し、その後検証される可能性があるという意味でしょうか? Re: The connection between AUTOSAR Network Management sleep/wake-up こんにちは、 1. NMの睡眠・覚醒にはEcuMの協調が必要ですか? 必ずしもそうとは限りません。NM/ComMはネットワーク通信を管理し、EcuMはECUの電源状態を管理します。EcuMウェイクアップ検証は、ECUが実際にEcuMスリープ状態に入った場合に主に重要となる。 2. NMスリープとは、ECUがEcuMスリープに移行しなければならないことを意味しますか? いいえ。ネットワークはECUがRUNモードのままローカル機能を実行し続ける間、バススリープに入ることができます。 3. SWS_EcuM_04318を理解するには? つまり、EcuMは現在選択されているスリープモードに設定されたウェイクアップイベントのみを受け入れているということです。そのスリープモードで有効になっていないソースからのウェイクアップイベントは無視されます。これは、誤ったハードウェアイベントが意図せずECUを起動させるのを防ぎます。 4. ComM関連のウェイクアップソースは、EcuMのどのフェーズでも検証可能ですか? はい。これは意図的な特別措置です。汎用ウェイクアップソースはスリープ中にのみ受け入れられますが、ComMチャネルに関連付けられたソース(CANウェイクアップフレームなど)は、EcuM_SetWakeupEventを介して保留し、EcuM_ValidateWakeupEventを介して任意のEcuMフェーズで検証できます。これにより、ウェイクアップイベントによって進行中のGo-Sleepシーケンスを中止することが可能になります。これは、NMウェイクアップをEcuMにリンクさせる重要なメカニズムです。 要するに、NMスリープ≠ECUスリープであり、ComMリンクされたウェイクアップソースはEcuMで特別な処理を受け、通常のウェイクアップシーケンス外での検証が可能となる。 BR、ペトル 回复: The connection between AUTOSAR Network Management sleep/wake-up こんにちは、ご回答ありがとうございます。あなたの回答に関して、まだいくつか疑問点があります。度々お手数をおかけして申し訳ございません。また、事前に感謝申し上げます。 ネットワーク**マネジメント**のスリープ/ウェイクアップも、ウェイクアップソースの検証にEcuMが必要になるように思えます。なぜなら、ネットワーク**マネジメント**のパッシブモードでは、EcuMによるウェイクアップソースの検証が必要だからです。ComMチャネルに関連付けられたウェイクアップソースが正常に検証されると、EcuMはComMインターフェースを呼び出し、ネットワークはウェイクアップできます。最初の回答で、EcuMのウェイクアップ検証は、ECUが実際にEcuMスリープ状態に入った場合にのみ必要だとおっしゃっていましたね。つまり、ネットワークマネジメントのスリープ/ウェイクアップの後、ECUもEcuMスリープ状態に入り、その後EcuMのウェイクアップ検証プロセスを経る必要があると解釈しています。しかし、これはあなたの2番目の回答と多少矛盾しているように思えます。私の理解が正しいかどうか自信がありません。 あなたの3回目と4回目の回答では、SWS_EcuM_04318ではEcuMは現在選択されているスリープモードに設定されたウェイクアップイベント情報のみを受け入れていると書かれています。回答4で、ComM関連のウェイクアップソースは特別なケースだとおっしゃいましたね。では、ComM関連のウェイクアップソースはSWS_EcuM_04318の制約を無視できるのでしょうか?それとも設計段階ですべてのComM関連ウェイクアップソースをスリープモードのウェイクアップイベント情報として設定しなければならないのでしょうか? ウェイクアップソースを最初に有効にする必要がありますか?EcuMは、スリープフェーズ中に有効化するためにEcuM_EnableWakeupSourceを呼び出します。有効化後で初めてペンディング(EcuM_SetWakeupEventインターフェースのフィルタリングを成功裏に通過)できるのでしょうか?もしそうなら、回答4の「ComMチャネル関連ソース(例:CANのウェイクアップフレーム)はEcuM_SetWakeupEventでペンディング可能」という文言についてですが、このペンド操作はEcuMのスリープフェーズ中にのみ発生し、その後の検証はEcuMの任意のフェーズで行われるのでしょうか?それとも、他のドライバ自身が有効化ステップを行っているのか、それとも他にシナリオがあるのでしょうか? ご回答をお待ちしております。
View full article
BSP 6.18.20_2.0.0 版本 imx8mp uboot-imx 失败 NXP团队,大家好! 6.18.20_2.0.0 电路板支持包 yocto 版本 for imx8mp got uboot-imx 错误。请查看附件中的版本日志。 Re: BSP 6.18.20_2.0.0 build imx8mp uboot-imx fail $ sudo apt install efitools Re: BSP 6.18.20_2.0.0 build imx8mp uboot-imx fail 抱歉,我也使用了 Ubuntu 22.04。 请转到文件夹 tmp/work/imx8mp_lpddr4_evk-poky-linux/u-boot-imx/2026.04/build/imx8mp_evk_defconfig-sd,并检查文件 capsule_esl_file 是否存在。 $查找。-name capsule_esl_file Re: BSP 6.18.20_2.0.0 build imx8mp uboot-imx fail 没有任何变化。 我的构建环境是 Ubuntu 22.04 Re: BSP 6.18.20_2.0.0 build imx8mp uboot-imx fail 我在我的 Ubuntu 24.04 电脑上验证了默认的 版本 配置,没有问题。 你是否修改过 Yocto 构建环境的任何内容?例如 u-boot-imx-2026.04 源代码。 Re: BSP 6.18.20_2.0.0 build imx8mp uboot-imx fail 供参考 Re: BSP 6.18.20_2.0.0 build imx8mp uboot-imx fail 请上传您的版本日志。
View full article
The connection between Autosar network sleep/wake and EcuM Hello, I'm currently debugging ECUM and network management. I've consulted some specification manuals, but I still have some questions. Could you please provide guidance? Does network management sleep/wake-up require EcuM's cooperation (EcuM to verify the wake-up reason)? Does the ECU need to hibernate (EcuM hibernate) during the network management hibernation/wake-up process? If question 1 is required, then EcuM obtains wake-up events through the EcuM_SetWakeupEvent interface. However, the SWS_EcuM_04318 specification in the Autosar EcuM manual states that all wake-up events in the input parameters that are not associated with the selected sleep mode should be ignored. How do I understand this? The Autosar EcuM manual also includes two specifications for the EcuM_ValidateWakeupEvent interface, SWS_EcuM_02790 and SWS_EcuM_02791. At any stage, the wake-up source associated with the ComM channel must be active. Does this mean that wake-up events can be suspended (successfully passing through the EcuM_SetWakeupEvent interface) and validated at any stage? Re: Autosar 网络休眠唤醒与EcuM的联系 Hi, looks the same as https://community.nxp.com/t5/S32K/The-connection-between-AUTOSAR-Network-Management-sleep-wake-up/m-p/2409039/highlight/false#M60730 BR, Petr
View full article
PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi, I have configured EMAC0 at 2500 MBPS with required SERDES channel configuration. The Eth communication is up and running during ECU run state.  After shutting down the applications accessing Eth communication, I trigger the ECU sleep request from ECUM with sets the MCU mode to SOC standby with HSE_CM7 selected as main core.  Post wakeup the ECU resumes the normal operation, the layers COM, SOAD, TCPIP, ETHIF are working as expected, In the Eth if layer during the API invocation of "Provide TX buffer" returns an error stating TX buffers are not free, followed by no transmission of Eth frames List of fixes tried resolve the issue: 1. Tried to Shutdown the PFE driver using "Eth_43_Pfe_Deinit" and starting the PFE driver by calling "Eth_43_Pfe_Init" but the CPU gets locked after the execution if Init API. 2. Tried to turndown the Eth controller using Eth_43_Pfe_SetController mode to down and bring it active by setting back the mode to "Active" which led to bus fault Please let me know the potential fix for this issue.  P.S> Configurator Used: EB tresos Eth PFE RTD version:  1.3.0  SDK: GOLDVIP Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi @Joey_z  1. The PFEs are only being used in M-core 2. I'm using the development board: S32G-VNP-RDB3 Regards, Avinash V Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi,Avinash_7373 Thank you for contacting us. 1.Are the PFEs only used in the M core? Have you used the A core together? 2.Are you using your customer board or our development board? BR Joey Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi,Avinash_7373 Thank you for your reply. 1.When the SOC entry the mode of standby, about the PFE clock of partition2 will be disabled, you should check if you have reenabled the partition2 after wakeup. You can try to check the  PRTN2_STAT.PCS state before the PFE Init. 2. Check the SERDES if it is a normal function. BR Joey Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi @Joey_z, The bitfield in Partition_2 status register remains 1 pre-sleep, it gets updated to 0 during sleep state and it is getting updated back to 1 post wakeup i.e, after the MCU mode is set to normal. The Serdes is working fine. Additionally I have tried with EMAC2 in RGMII mode where SERDES is not involved in between the ETH Phy connector (RJ45) and the controller (NXPS32G399A) even in this case the issue remained the same. If there is any restart sequence required for Partition_2 post wakeup, please let me know. Regards, Avinash V Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi,Avinash_7373 Thank you for your reply. Could you tell me about your operation of standby and wakeup sequence?  1. How to you set the core and partition? 2.Do you use the bootloader and A core in your application? BR Joey Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi @Joey_z, Please find the sleep-wakeup sequence below: 1. I'm requesting ECU sleep mode using API "EcuM_SelectShutdownTarget()"  which in turns sets the MCU mode to standby as per the ECUM implementation. 2. Once the ECUM enters sleep mode it polls for a wakeup event, the CAN transceiver detects the bus activity and set the wakeup event using EcuM_SetWakeupEvent() API then the ECU resumes normal operation. Regarding bootloader, we have the NXP bootloader (blob is flashed at 0x0) location of flash and the M-core application is flashed at location 0x400000.  A-core is not being used anywhere. Regards, Avinash V Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi,Avinash_7373 Your problem is likely to be a PFE initialization issue after wakeup. Check the clock and the related PFE configuration, and ensure that it has been initialized to an ideal state. 1. Check that the PFE initialization is put into bootloader and properly reinitialized in the application after waking up. 2. Check the relevant configurations according to the Standby process. Refer to RM 32.5.5 "Run mode to Standby mode". BR Joey Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup Hi,Avinash_7373 Has there been any progress on your issue? If you need continued support, could you please upload your code to the following link so that we can better analyze the problem? https://support.nxp.com BR Joey
View full article
PFE EMAC0 ECU唤醒后无效缓冲区访问 你好, 我已经将 EMAC0 配置为 2500 MBPS,并进行了所需的 SERDES 通道配置。ECU运行期间,以太网通信正常进行。 关闭所有访问以太网通信的应用程序后,我从ECUM触发ECU睡眠请求,将MCU模式设置为SOC待机模式,并选择HSE_CM7作为主核心。 ECU唤醒后恢复正常运行,COM、SOAD、TCPIP和ETHIF层工作正常。但在ETHIF层调用“提供TX缓冲区”API时,返回错误信息,提示TX缓冲区已满,导致无法发送以太网帧。 以下列出了尝试解决此问题的修复方法: 1. 尝试使用“Eth_43_Pfe_Deinit”关闭 PFE 驱动程序,并通过调用“Eth_43_Pfe_Init”启动 PFE 驱动程序,但如果执行 Init API,CPU 将在执行后锁定。 2. 尝试使用 Eth_43_Pfe_SetController 模式将以太网控制器关闭,然后通过将模式设置回“Active”来激活它,结果导致总线故障。 请告知此问题的潜在解决方案。 PS> 使用的配置器:EB tresos 以太坊 PFE RTD 版本:1.3.0 SDK:GOLDVIP Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup 你好,Avinash_7373 感谢您的回复。 1.当 SOC 进入待机模式时,分区 2 的 PFE 时钟将被禁用,唤醒后应检查是否已重新启用分区 2。您可以尝试在 PFE 初始化之前检查 PRTN2_STAT.PCS 状态。 2. 检查 SERDES 是否正常工作。 BR 乔伊 Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup 嗨@Joey_z 1.PFE 仅用于 M 型核心。 2. 我使用的是开发板: S32G-VNP-RDB3 问候, 阿维纳什·V Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup 你好,Avinash_7373 感谢您与我们联系。 1. PFE 是否仅用于 M 核心?你们都用过A核心组件吗? 2.您使用的是客户的开发板还是我们的开发板? BR 乔伊 Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup 嗨@Joey_z , Partition_2 状态寄存器中的位域在睡眠前保持为1 ,在睡眠状态下更新为0 ,在唤醒后(即 MCU 模式设置为正常后)更新回1 。 SerDes 工作正常。此外,我还尝试了 EMAC2 的 RGMII 模式,其中 ETH Phy 连接器 (RJ45) 和控制器 (NXPS32G399A) 之间不涉及 SERDES,即使在这种情况下,问题仍然存在。 如果 Partition_2 在唤醒后需要任何重启顺序,请告知。 问候, 阿维纳什·V Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup 你好,Avinash_7373 您的问题很可能是唤醒后 PFE 初始化问题。检查时钟和相关的 PFE 配置,并确保其已初始化到理想状态。 1. 检查 PFE 初始化是否已放入引导加载程序中,并在应用程序唤醒后正确重新初始化。 2. 根据备用流程检查相关配置。请参阅 RM 32.5.5“运行模式到待机模式”。 BR 乔伊 Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup 嗨@Joey_z , 请查看以下睡眠-觉醒顺序: 1. 我正在使用 API " EcuM_SelectShutdownTarget()"请求 ECU 进入睡眠模式,这反过来会根据 ECUM 的实现将 MCU 模式设置为待机模式。 2. 当ECU进入睡眠模式后,它会轮询唤醒事件,CAN收发器检测到总线活动并使用EcuM_SetWakeupEvent() API设置唤醒事件,然后ECU恢复正常运行。 关于引导加载程序,NXP引导加载程序(blob文件刷写在闪存的0x0地址)和M-core应用程序刷写在0x400000地址。A核心目前在任何地方都没有使用。 问候, 阿维纳什·V Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup 你好,Avinash_7373 感谢您的回复。 能否介绍一下你们的待机和唤醒顺序? 1. 如何设置核心和分区? 2.你的应用程序中是否使用了引导加载程序和A核心? BR 乔伊 Re: PFE EMAC0 Invalid Buffer Access Post ECU wakeup 你好, Avinash_7373 你的问题有进展吗?如果您需要继续获得支持,请将您的代码上传到以下链接,以便我们更好地分析问题? https://support.nxp.com BR 乔伊
View full article
Enabling Hardware Trigger-Based ADC Input Sampling for PWM Duty Cycle Control-with FRDM-MCXA156 This document introduces how to configure and use the hardware trigger feature of the Analog-to-Digital Converter (ADC) on the FRDM-MCXA156 development board. It presents an event where using an external button initiates a reading and ADC conversion that reads an analog input from a potentiometer; the resulting digital value is then used to dynamically update the duty cycle of a PWM signal connected to an external output represented by a LED. This example demonstrates the usage of external connections and analog measurement by walking through the modifications required to enable hardware triggering via the Input Multiplexing (INPUTMUX) module. Analog(ADC|CMP|DAC|OpAmps) Clock|Timers FRDM-Training MCXA
View full article
AzureWave AW-CM276NFを使用したi.MX8M Plus DebianイメージでWi-Fiを有効にできません こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私は i.MX8M Plus EVK を使い 、 FlexBuild/LSDKで構築されたNXP Debian Linuxイメージ を動か しています 。 私のボードには以下のWi-Fiモジュールが使用されています。 Wi-Fiモジュール: AzureWave AW-CM276NF Wi-Fiチップセット: NXP/Marvell 88W8997 インターフェース: Wi-Fi用PCIe Debianのイメージ上でWi-Fiインターフェースを起動・接続することができません。 利用可能なネットワークインターフェースを確認してみましたが、Wi-Fiを正常にオンにできません。 i.MX8M PlusのDebian/FlexBuildイメージ 上で AzureWave AW-CM276NF(88W8997) モジュール のWi-Fiを有効にする正しい手順を教えていただけます か? 知りたいのは以下の点です。 Wi-FiドライバーはDebian/FlexBuildイメージにデフォルトで含まれていますか? AW-CM276NF / 88W8997モジュールにはどのドライバーを使うべきですか? 以下のコマンドでドライバーを読み込むべきでしょうか? modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf ドライバを読み込んだ後、Wi-Fiインターフェースはmlan0、wlan0、または別のインターフェースとして表示されますか? /lib/firmware/nxp/ディレクトリに、他にファームウェアファイルが必要ですか? DebianイメージにWi-Fiドライバーやファームウェアを含めるために有効化が必要なFlexBuildの設定オプションはありますか? Wi-Fiを起動しアクセスポイントに接続するための推奨されるステップバイステップの手順を教えてください。 よろしくお願いします。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Re: Unable to Enable Wi-Fi on i.MX8M Plus Debian Image Using AzureWave AW-CM276NF リリースノートを参照してください。現在のBSPは8MPlus上でNXP SDIO 88W8997(Murata LBEE5XV1YMでテスト済み)をサポートし i.MX。DebainでのWi-Fi有効化方法については、3.4.6 「同封されたファイルの i.MX プラットフォーム上でWi-Fiモジュールを有効にする」を参照してください
View full article
PEマイクロプログラミングの問題 やあ、NXP 私は S32K344 EVBカスタムボードを使っています。 PEmicro マルチリンク ユニバース FX Rev-D 10ピンJTAG/SWDデバッグプローブ  S32 Design Studio(S32DS)バージョン3.6.8。 アプリケーションを S32K344の通常の内部プログラムFlash にフラッシュしたいのです。 私はHSEセキュアブート、セキュアデバッグ、または私たちのスコップに含まれておらず、デバッグ要件にも必要ない他のセキュリティ機能は使っていません。 現在、デバッグ中に添付の問題に直面しているため、皆様の即時のご指導で必要な項目の問題解決にご協力いただけると助かります どなたか、以下の詳細手順を教えていただけませんか: PEmicro 10ピンJTAG/SWDデバッガを10ピン-S32K344カスタムEVBに接続します。 S32DS 3.6.8 で正しいデバッグ/実行構成を作成する。 適切なインターフェース(SWDまたはJTAG)の選択。 フラッシュプログラミング設定(消去、プログラム、検証)を構成します。 正しいターゲットデバイスと接続モードを設定してください。 標準的な内部フラッシュプログラミングに必要なリンカーやメモリ構成。 セキュアデバッグ/HSE関連の問題を回避するための推奨設定。 デバッガーがデバイスを検出したが、フラッシュプログラミング中に失敗した場合のトラブルシューティング手順。 PEmicroプローブを使用してS32K344 EVBのプログラミングとデバッグを正常に行うために必要な、完全なフラッシュ手順と正確なS32DS構成を探しています。 Re: PE Micro Programming Issue こんにちは、@sharathkumar2026 さん。 表示されているエラー(PEmicroの「セキュアデバッグ」警告)は、必ずしもHSEファームウェアが有効になっていることを意味するものではありません。Secure Debugは、 0x1B000080 にデバッグパスワードをプログラムし、ライフサイクル状態を進めることで、HSEファームウェアを関与せずにUTEST OTPのみで有効化することも可能です。あなたもまだやっていないと思いますが、念のため言っておきます。 さらに、このエラーはデバッガの初期接続ハンドシェイク中にMCUが予期せずリセットされると誤検知として現れることがあります。お願いします: デバッガが切断されている間に、オシロスコープまたはロジックアナライザでRESET_Bピンを監視してください。トグルしているか、ローレベルに保持されているかを確認してください。 この故障の前に基板が動作していたのか、それとも新しくプログラムされたことがない基板なのかを確認してください。 この状態にあるボードの数を教えてください。これは1つのユニットだけの問題なのか、それとも複数のボードが影響を受けているのでしょうか? PEmicroアルゴリズムに関する注記 PEmicroデバッガは独自のフラッシュアルゴリズムを使用しているため、内部エラーコードの正確な意味は公に文書化されていません。PEmicroのサポートに直接連絡することもおすすめします。 1 & 2. S32DS は PEmicro GDB Server プラグインを使用します。プラグインの完全なドキュメントはこちらでご覧いただけます: S32DSはPEmicro GDB Serverプラグインを使用します。プラグインの完全なドキュメントはこちらでご覧いただけます: EclipseベースのIDEs向けPEmicro GDBサーバー NXPナレッジベースの記事: ハウツー:GDB PEmicro (S32DS 3.x) を使用してプロジェクトを作成し、デバッグを設定する HOWTO:S32 Design Studioでデバッグするためのプロジェクトをビルドし、デバッグ構成をセットアップする 3. どちらのインターフェースでもS32K344で動作します。 4. これらの設定は、PEmicroフラッシュアルゴリズムによって自動的に処理されます。 5. デバッグ構成で派生モデルを選択するだけです。 6. S32K344のRTD(リアルタイム・ドライバ)例プロジェクトには、すぐに使えるリンカーファイルと内部フラッシュを対象としたメモリ構成が含まれています。 7. デバイスに HSE ファームウェアがインストールされていない場合は、PEmicro デバッガの設定で hse_disabled フラッシュアルゴリズムバリアントが選択されていることを確認してください。 danielmartynek_0-1788161026086.png 8.以下の点をご確認ください。 電源投入後のリセット後、RESET_B信号は安定していますか、それとも変動しますか?フラッシュ操作中の予期せぬリセットが根本原因かもしれません。 電源は動作中、クリーンで安定していますか? 電源オンのリセット後、以前にプログラムしたアプリケーションは正常に実行されますか?それともデバイスが繰り返しフリーズやリセットのように見えますか? 他のPEmicroプローブ(またはJ-Linkなど別のベンダーのプローブ)を使って、プローブ固有の問題を除外できますか? 故障はすべての基板で一貫しているのか、それとも1台に限られているのか? よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
Kinetis(KW3x/4x、MCX W7xおよびMCX W23)ワイヤレス接続パワープロファイルツール このページはKinetis(KW35/KW38/KW45/KW47)およびMCX Wx(MCX W71/72およびMCX W23)パワープロファイルツールに特化しています。 これにより、あなたのアプリケーション(オートモーティブ、IIoT、トラッカー/タグ、連続血糖モニタリング[CGM])の消費電力を推定し、ソリューションのバッテリー寿命を評価するのに役立ちます。 このページには、単独製品またはフルシステムアプリケーション向けの専用パワープロファイルツールを提供する4つのマーケットセグメントが含まれています:    1. オートモーティブ Kinetis(KW3x/4x)オートモーティブ用パワープロファイルツール - NXPコミュニティ KW35/36製品用のBluetooth LEをスタンドアロンで使用。 Bluetooth LEはKW37/38/39製品用のスタンドアロン対応です。 KW45/KW47製品用のBluetooth LEをスタンドアロンで使用。 スマートフォブアプリケーション(BLE/KW45;UWB Ranger4;SE;モーション・センサ) スマートフォブアプリケーション(BLE/KW47;UWB Ranger5;SE;モーション・センサ) 2.IIoT Kinetis MCX Wxx(MCX W71/72 および MCX W23)IIoT用パワープロファイルツール - NXPコミュニティ Bluetooth LEは単体でMCX W71/MCX W72製品用です。 MCX W23製品のBluetooth LEをスタンドアロンで提供します。 802.15.4 マター ICD SIT & LIT および ZED(単独の MCX W71 & W72 製品用 IIoT)を用いています。 Aliro Doorlockアプリケーション    3. オートモーティブおよび工業技術向けローカリゼーションアプリケーション(CCC CS) Kinetis MCX Wxx(KW47およびMCX W72)Bluetoothローカライゼーション用パワープロファイルツール - NXPコミュニティ 製品:JN518X 製品:K32W0 製品: K32W1 製品:KW 34|35|36 製品:KW 37|38|39 製品:KW41Z |31Z |21Z 製品番号:QN9080|SIP 製品:QN9090|30 製品:UWB NCJ29D5 プロトコル:BLE→コネクティビティ プロトコル:Matter プロトコル:Zigbee Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool こんにちは、 @stephen_t さん。 この新しいツールの使い方を説明するアプリケーションノートが準備中です。 下書き版を添付しました。現時点では、Bluetooth LEの部分のみをカバーしています。 Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool こんにちは、 もしKW45+NCJ29D5/6+SecureEngineを組み合わせたデジタルキーフォブを設計する必要があると仮定します。このツールの使い方はどうすればいいでしょうか。 入手可能なガイダンス文書はすべて役立ちます。 Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool @christophe_menard 草稿をありがとうございました。最終版もUWBとSEを正しく設定するのに役立つので、ぜひ拝見したいです。 よろしくお願いします。 スティーブン
View full article
S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) 早上好 工作时出现了一个很紧急的问题,请问它应该怎么解决呢: 用的是S32DS,Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死 期待您的回复 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) 补充环境如下: 芯片:S32K312NVSOPO0CCTRK2515N S32DS版本:3.6.2 RTD版本:SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603 SCST: S32K3_M7SCST_1.0.4_D2401 调试步骤:debug模式下SCST自检运行到m7_scst_exception_usage_fault_test这个用例时进入了trap,注释掉它之后下一个用例也进入了trap 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) 上述可能不够完整,补充如下环境: 芯片:S32K312NVSOPO0CCTRK2515N S32DS版本:3.6.2 RTD版本:SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesit 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) 您好, m7_scst_exception_usage_fault_test 特意测试了 Cortex-M7 异常机制。因此,在执行此原子测试期间出现异常是可以预期的。在调试会话中,当 SCST 处理异常并将控制权返回给测试 shell 之前生成异常时,调试器可能会停止运行。 请您确认一下: 该问题是否仅在调试模式下出现? 按下“继续”按钮后是否继续执行 SCST 返回值/签名, SCST 执行之前 m7_scst_fault_inject_test_index 的值是多少? 之前报告过一个 S32K312 SCST 问题,即 m7_scst_fault_inject_test_index 初始化错误导致 m7_scst_exception_usage_fault_test 出现意外行为。https://community.nxp.com/t5/SafeAssure-Community/S32K312-After-integrating-SCST-the-SCST-test-fails-the-first-run/mp/1878710 BR,彼得 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) 已解决,非常感谢
View full article
Unable to Enable Wi-Fi on i.MX8M Plus Debian Image Using AzureWave AW-CM276NF Hello NXP Community, I am working with an i.MX8M Plus EVK running an NXP Debian Linux image built using FlexBuild/LSDK. My board uses the following Wi-Fi module: Wi-Fi Module: AzureWave AW-CM276NF Wi-Fi Chipset: NXP/Marvell 88W8997 Interface: PCIe for Wi-Fi I am unable to bring up and connect the Wi-Fi interface on the Debian image. I tried checking the available network interfaces, but I am not able to successfully turn on the Wi-Fi. Could you please provide the correct steps to enable and connect Wi-Fi for the AzureWave AW-CM276NF (88W8997) module on the i.MX8M Plus Debian/FlexBuild image? I would like to know: Is the Wi-Fi driver included by default in the Debian/FlexBuild image? Which driver should be used for the AW-CM276NF / 88W8997 module? Should I load the driver using the following command? modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf After loading the driver, should the Wi-Fi interface appear as mlan0, wlan0, or another interface? Are any additional firmware files required under /lib/firmware/nxp/? Are there any FlexBuild configuration options that need to be enabled to include the Wi-Fi driver and firmware in the Debian image? Please let me know the recommended step-by-step procedure to bring up Wi-Fi and connect to an access point. Thank you. i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Re: Unable to Enable Wi-Fi on i.MX8M Plus Debian Image Using AzureWave AW-CM276NF refer to the release note, current bsp supports the NXP SDIO 88W8997 (tested with Murata LBEE5XV1YM) on i.MX 8MPlus. for how to enable WI-FI in debain, pls refer to the 3.4.6 Enabling the Wi-Fi module on the i.MX platform of enclosed file
View full article
PE Micro Programming Issue Hey NXP  I am using an S32K344 EVB Custom Board with a PEmicro Multilink Universe FX Rev-D 10-pin JTAG/SWD debug probe and S32 Design Studio (S32DS) version 3.6.8. I would like to flash an application into the normal internal Program Flash of the S32K344. I am not using HSE Secure Boot, Secure Debug, or any other security features which is not in our scop and not required for our Debug requirements. currently I am facing the attached Issue while debugging so Your Immidiate guidence will help to resolve the issue in required fields Could you someone please provide the detailed steps for: Connecting the PEmicro 10-pin JTAG/SWD debugger to the 10 Pin - S32K344 Custom EVB. Creating the correct Debug/Run configuration in S32DS 3.6.8. Selecting the proper interface (SWD or JTAG). Configuring flash programming settings (Erase, Program, Verify). Setting the correct target device and connection mode. Any required linker or memory configuration for standard internal flash programming. Recommended settings to avoid Secure Debug/HSE-related issues. Troubleshooting steps if the debugger detects the device but fails during flash programming. I am looking for a complete flashing procedure and the exact S32DS configuration required for successful programming and debugging of the S32K344 EVB using a PEmicro probe. Re: PE Micro Programming Issue Hi @sharathkumar2026, The error you are seeing (the PEmicro "Secure Debug" warning) does not necessarily mean HSE firmware is active. Secure Debug can also be enabled purely through UTEST OTP, by programming the debug password at 0x1B000080 and advancing the lifecycle state — without any HSE firmware involvement. I assume you have not done this either, but it is worth mentioning. Additionally, this error could appear as a false positive when the MCU resets unexpectedly during the debugger's initial connection handshake. Could you please: Monitor the RESET_B pin with an oscilloscope or logic analyzer while the debugger is disconnected — is it toggling or held low? Confirm whether the board was working before this failure, or if this is a new board that has never been programmed successfully. Let us know how many boards are in this state — is this isolated to one unit, or are multiple boards affected? Note on the PEmicro algorithm The PEmicro debugger uses a proprietary flash algorithm, so the exact meaning of internal error codes is not publicly documented. I would recommend also reaching out directly to PEmicro support. 1 & 2. S32DS uses the PEmicro GDB Server plugin. The complete plugin documentation is available here: S32DS uses the PEmicro GDB Server plugin. The complete plugin documentation is available here: PEmicro GDB Server for Eclipse-based IDEs NXP Knowledge Base articles: HOWTO: Build a Project and Setup Debugging with GDB PEmicro (S32DS 3.x) HOWTO: Build a Project and Setup a Debug Configuration for debugging in S32 Design Studio 3. Either interface will work for the S32K344. 4. These settings are handled automatically by the PEmicro flash algorithm. 5. Simply select the derivative in the debug configuration. 6. Any of the RTD (Real-Time Drivers) example projects for S32K344 include a ready-to-use linker file and memory configuration targeting internal flash. 7. If HSE firmware is not installed on your device, ensure that the hse_disabled flash algorithm variant is selected in the PEmicro debugger settings. danielmartynek_0-1788161026086.png 8. Please check the following: Is the RESET_B signal stable after power-on reset or does it toggle? An unexpected reset during the flash operation could be the root cause. Is the power supply clean and stable throughout the operation? After a power-on reset, does a previously programmed application execute normally, or does the device appear to hang or reset repeatedly? Do you have access to another PEmicro probe (or a probe from a different vendor, such as a J-Link) to rule out a probe-specific issue? Is the failure consistent across all boards, or limited to one unit? Regards, Daniel
View full article
S32DSデバッグモードでは、scstセルフテストがハードフォルトに入り、プログラムがクラッシュします(緊急)。 おはよう 職場で非常に緊急な問題が発生しました。どのように解決すればよいでしょうか? S32DSを使用しています。デバッグモードでは、scstセルフテストがハードフォルトを起こし、プログラムがクラッシュします。 お返事をお待ちしております。 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) こんにちは、 m7_scst_exception_usage_fault_testは意図的にCortex-M7例外メカニズムを行使しています。したがって、このアトミックテストの実行中に例外が発生することは想定内である。デバッグセッションでは、SCSTが例外を処理してテストシェルに制御を戻す前に例外が発生した場合、デバッガーが停止することがあります。 確認いただけますか: デバッグモードでのみ問題が発生するかどうか、 「再開」を押した後も実行が継続するかどうか、 SCSTの戻り値/署名、 SCST実行前のm7_scst_fault_inject_test_indexの値はどうなりますか? 以前報告されたS32K312 SCSTの問題では、m7_scst_fault_inject_test_indexの初期化が誤っていたために、m7_scst_exception_usage_fault_testで予期しない動作が発生しました。https://community.nxp.com/t5/SafeAssure-Community/S32K312-After-integrating-SCST-the-SCST-test-fails-the-first-run/mp/1878710 BR、ペトル 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) 上記は完全ではない可能性があります。以下の環境を追加する必要があります。 チップ: S32K312NVSOPO0CCTRK2515N S32DS バージョン: 3.6.2 RTDバージョン: SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesit 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) 補足的な環境は以下のとおりです。 チップ: S32K312NVSOPO0CCTRK2515N S32DS バージョン: 3.6.2 RTDバージョン:SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603 SCST: S32K3_M7SCST_1.0.4_D2401 デバッグ手順:デバッグモードで、SCSTの自己テストがm7_scst_exception_usage_fault_testテストケースまで実行されると、トラップが発生します。このテストケースをコメントアウトすると、次のテストケースでもトラップが発生します。 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) 解決しました、どうもありがとうございました。
View full article
Kinetis(KW3x/4x、MCX W7x 和 MCX W23)无线连接功率我的工具 本页面专用的介绍 Kinetis (KW35/KW38/KW45/KW47) 和 MCX Wx (MCX W71/72 & MCX W23) 电动我的工具。 它将帮助您估算应用(汽车、工业物联网、追踪器/标签和连续血糖监测 [CGM])中的功耗,并评估解决方案的电池寿命。 本页面包含 4 个市场细分领域,分别针对独立组网 \(SA\)产品或完整系统应用提供专用的功率分析工具: 1. 汽车 Kinetis (KW3x/4x) 汽车行业功率我的分析工具 - NXP 社区 KW35/36 产品独立组网 \(SA\)的蓝牙低功耗功能。 KW37/38/39 产品独立组网 \(SA\)的蓝牙低功耗功能。 KW45/KW47 产品独立组网 \(SA\)的蓝牙低功耗功能。 SmartFob 应用(BLE/KW45;UWB Ranger4;SE;运动传感器) SmartFob 应用(BLE/KW47;UWB Ranger5;SE;运动传感器) 2.工业物联网 (IIoT) ... Kinetis MCX Wxx(MCX W71/72 和 MCX W23)工业物联网电源我的工具 - NXP 社区 MCX W71/MCX W72 产品独立组网 \(SA\)蓝牙低功耗。 MCX W23 产品独立组网 (SA)的蓝牙低功耗 (Bluetooth LE)。 802.15.4 Matter ICD SIT & LIT 和 ZED 用于 MCX W71 & W72 产品在独立组网 \(SA\)(IIoT)中。 Aliro门锁应用 3. 面向汽车和工业物联网的定位应用(CCC CS) Kinetis MCX Wxx (KW47 & MCX W72) 蓝牙定位电源我的工具 - NXP 社区 产品:JN518X 产品:K32W0 产品:K32W1 产品:KW 34|35|36 产品:KW 37|38|39 产品:KW41Z | 31Z | 21Z 产品:QN9080|SIP 产品:QN9090|30 产品:UWB NCJ29D5 协议:BLE -> 连接性 协议:Matter 协议:Zigbee Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool 嗨@stephen_t , 应用笔记即将发布,其中将解释如何使用这款新工具。 附件为草稿版本。目前仅涵盖蓝牙低功耗部分。 Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool @christophe_menard 非常感谢您提供的文档草稿,我也很期待最终版本,因为它将有助于正确配置UWB和SE。 此致 史蒂芬 Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool 你好 , 假设我们需要设计一个结合了 KW45+NCJ29D5/6+SecureEngine 的数字钥匙扣,该如何使用这个工具? 任何可用的指导文件都将有所帮助。
View full article
Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) Wireless Connectivity Power Profile Tools This page is dedicated to the Kinetis (KW35/KW38/KW45/KW47) and MCX Wx (MCX W71/72 & MCX W23) Power Profile Tools. It will help you to estimate the power consumption in your application (Automotive, IIoT, Trackers/Tags and Continuous Glucose Monitoring [CGM]) and evaluate the battery life time of your solution. This page contains 4 market segments which provides dedicated power profile tool on standalone product or full system application for:    1. Automotive Kinetis (KW3x/4x) Power Profile Tools for Automotive - NXP Community Bluetooth LE for the KW35/36 products in standalone. Bluetooth LE for the KW37/38/39 products in standalone. Bluetooth LE for the KW45/KW47 products in standalone. SmartFob application (BLE/KW45; UWB Ranger4; SE; motion sensor)  SmartFob application (BLE/KW47; UWB Ranger5; SE; motion sensor)     2. IIoT Kinetis MCX Wxx (MCX W71/72 & MCX W23) Power Profile Tools for IIoT - NXP Community Bluetooth LE for the MCX W71/MCX W72 product in standalone. Bluetooth LE for the MCX W23 product in standalone. 802.15.4 Matter ICD SIT & LIT and ZED for the MCX W71 & W72 product in standalone (IIoT). Aliro Doorlock application    3. Localisation application (CCC CS) for Automotive & IIoT Kinetis MCX Wxx (KW47 & MCX W72) Power Profile Tools for Bluetooth Localization - NXP Community Product: JN518X Product: K32W0 Product: K32W1 Product: KW 34|35|36 Product: KW 37|38|39 Product: KW41Z |31Z | 21Z Product: QN9080|SIP Product: QN9090|30 Product: UWB NCJ29D5 Protocol: BLE -> connectivity Protocol: Matter Protocol: Zigbee Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool Hi @stephen_t , Application Note is on the way to explain how to use this new tool. Find a draft version attached. It covers Bluetooth LE part for the moment. Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool Hello , Suppose if we need to design a digital keyfob which combine KW45+NCJ29D5/6+SecureEngine how to use this tool. Any guidance document avatilable will be helpful. Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool @christophe_menard  Thank you very much  for the draft document , will be interested in the final version also as it will help to correctly configure UWB and SE. Regards Stephen
View full article
PE微编程问题 嘿,恩智浦 我正在使用一个 S32K344 EVB定制板 PEmicro Multilink Universe FX Rev-D 10 针 JTAG/SWD 调试探针 和 S32 设计工作室 (S32DS) 版本 3.6.8 。 我想将一个应用程序刷入到 正常内部程序闪存 S32K344。 我没有使用 HSE 安全启动、安全调试或任何其他不在我们范围内且我们的调试要求不需要的安全功能。 目前我在调试时遇到了附件中的问题,您的及时指导将有助于我在所需字段中解决此问题。 请问谁能提供以下详细步骤: 将 PEmicro 10 针 JTAG/SWD 调试器连接到 10 针 - S32K344 定制 EVB。 在 S32DS 3.6.8 中创建正确的调试/运行配置。 选择合适的接口(SWD 或 JTAG)。 配置闪存编程设置(擦除、编程、验证)。 设置正确的目标设备和连接模式。 标准内部闪存编程所需的任何链接器或内存配置。 为避免安全调试/HSE相关问题,建议进行以下设置。 如果调试器检测到设备但在闪存编程过程中失败,请执行以下故障排除步骤。 我正在寻找使用 PEmicro 探针成功对 S32K344 EVB 进行编程和调试所需的完整烧录程序和确切的 S32DS 配置。 Re: PE Micro Programming Issue 你好@sharathkumar2026 , 您看到的错误(PEmicro“安全调试”警告)并不一定意味着 HSE 固件处于活动状态。也可以完全通过 UTEST OTP 启用安全调试,只需将调试密码编程到 0x1B000080 并推进生命周期状态即可——无需任何 HSE 固件参与。我猜你也没有这样做过,但还是值得一提。 此外,当 MCU 在调试器初始连接握手期间意外复位时,此错误可能会表现为误报。能不能请你: 在调试器断开连接的情况下,用示波器或逻辑分析仪监测 RESET_B 引脚——它是在切换还是保持低电平? 确认电路板在发生故障之前是否工作正常,或者这是否是一块从未成功编程过的新电路板。 与我们联系有多少块板处于这种状态——是仅限于一个单元,还是多块板受到影响? 关于 PEmicro 算法的说明 PEmicro 调试器使用专有的闪存算法,因此内部错误代码的确切含义没有公开文档。我还建议您直接联系PEmicro 技术支持。 1 & 2. S32DS 使用 PEmicro GDB 服务器插件。完整的插件文档请点击此处查看: S32DS 使用 PEmicro GDB 服务器插件。完整的插件文档请点击此处查看: 适用于基于 Eclipse 的 IDE 的 PEmicro GDB 服务器 NXP知识库文章: 操作指南:使用 GDB PEmicro (S32DS 3.x) 构建项目并设置调试 如何:在 S32 Design Studio 中构建项目并设置调试配置以进行调试 3. 两种接口均适用于 S32K344。 4. 这些设置由 PEmicro 闪存算法自动处理。 5. 只需在调试配置中选择衍生产品即可。 6. S32K344 的任何 RTD(实时驱动程序)示例项目都包含一个可直接使用的链接器文件和针对内部闪存的内存配置。 7. 如果您的设备上未安装 HSE 固件,请确保在 PEmicro 调试器设置中选择 hse_disabled 闪存算法变体。 danielmartynek_0-1788161026086.png 8. 请检查以下内容: 上电复位后,RESET_B 信号是否稳定,还是会波动?闪存操作过程中意外重启可能是根本原因。 运行过程中电源是否清洁稳定? 上电复位后,之前编程的应用程序能否正常运行,还是设备会出现卡顿或反复 RESET 的情况? 您能否使用另一根 PEmicro 探针(或者其他供应商的探针,例如 J-Link 的探针)来排除探针本身的问题? 所有电路板都出现同样的故障,还是仅限于一个电路板? 此致, 丹尼尔
View full article
In S32DS Debug mode, the scst self-test enters a hard fault, causing the program to crash (urgent). Good morning I encountered a very urgent problem at work. How should I solve it? I'm using S32DS. In Debug mode, the scst self-test enters a hard fault, causing the program to crash. Looking forward to your reply 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) The supplementary environment is as follows: Chip: S32K312NVSOPO0CCTRK2515N S32DS Version: 3.6.2 RTD Version: SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603 SCST: S32K3_M7SCST_1.0.4_D2401 Debugging steps: In debug mode, when SCST self-test runs to the m7_scst_exception_usage_fault_test test case, it enters the trap. After commenting it out, the next test case also enters the trap. 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) Hi, The m7_scst_exception_usage_fault_test intentionally exercises the Cortex-M7 exception mechanism. Therefore, seeing an exception during execution of this atomic test may be expected. In a debug session the debugger may halt when the exception is generated before SCST processes it and returns control to the test shell. Could you please confirm: whether the issue occurs only in Debug mode, whether execution continues after pressing Resume, the SCST return value/signature, and the value of m7_scst_fault_inject_test_index before the SCST execution? There is a previously reported S32K312 SCST issue where incorrect initialization of m7_scst_fault_inject_test_index caused unexpected behavior in m7_scst_exception_usage_fault_test. https://community.nxp.com/t5/SafeAssure-Community/S32K312-After-integrating-SCST-the-SCST-test-fails-the-first-run/m-p/1878710 BR, Petr 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) The above may not be complete; the following environment should be added: Chip: S32K312NVSOPO0CCTRK2515N S32DS Version: 3.6.2 RTD Version: SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesit 回复: S32DS Debug 模式下scst 自检会进入hardfault 导致程序跑死(急) Resolved, thank you very much
View full article
使用 AzureWave AW-CM276NF 时,无法在 i.MX8M Plus Debian 镜像上启用 Wi-Fi NXP社区的各位朋友,大家好! 我正在使用i.MX8M Plus EVK,运行的是使用 FlexBuild/LSDK 构建的 NXP Debian Linux 镜像。 我的开发板使用以下Wi-Fi模块: Wi-Fi 模块: AzureWave AW-CM276NF Wi-Fi芯片组: NXP/Marvell 88W8997 接口: PCIe Wi-Fi接口 我无法在 Debian 镜像上启动和连接 Wi-Fi 接口。 我尝试检查可用的网络接口,但无法成功开启 Wi-Fi。 请问如何 在 i.MX8M Plus Debian/FlexBuild 镜像 上启用和连接 AzureWave AW-CM276NF (88W8997) 模块的 Wi-Fi ? 我想知道: Debian/FlexBuild 镜像中是否默认包含 Wi-Fi 驱动程序? AW-CM276NF / 88W8997 模块应该使用哪个驱动程序? 我应该使用以下命令加载驱动程序吗? modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf 加载驱动程序后,Wi-Fi 接口应该显示为mlan0 、 wlan0还是其他接口? /lib/firmware/nxp/目录下是否需要其他固件文件? 是否需要启用任何 FlexBuild 配置选项才能将 Wi-Fi 驱动程序和固件包含在 Debian 镜像中? 请告知我启动 Wi-Fi 并连接到接入点的推荐步骤。 谢谢! i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Re: Unable to Enable Wi-Fi on i.MX8M Plus Debian Image Using AzureWave AW-CM276NF 请参阅发行说明,当前 电路板支持包 支持 i.MX 8MPlus 上的 NXP SDIO 88W8997(已使用 Murata LBEE5XV1YM 进行测试)。有关如何在 Debian 中启用 Wi-Fi,请参阅附件文件中的 3.4.6 节“在 i.MX 平台上启用 Wi-Fi 模块”。
View full article
imxrt1024..5A 的安全启动 您好,我正在尝试使用 CST 对我的可启动镜像(包含 FCFB、IVT 和其他启动元器件)进行签名,我需要了解一些事项: 我们需要创建CSF.txt / hab.csf文件并使用cst.exe生成csf.bin吗?然后,我们需要使用elftosb.exe生成最终的启动映像吗? 如果需要elftosb.exe ,我可以在哪里找到它?在我的 CST 安装中,我只找到了cst.exe和srktool.exe 。 我们知道,SPT 会生成一个nopadding_signed.bin文件。是否可以在保留 FCFB 块的情况下对可启动固件映像进行签名? 由于 PKI 包含四个 SRK,并且我将 SRK 哈希值烧录到 OTP 中,如果我使用与四个 SRK(IMG_1、IMG_2、IMG_3 和 IMG_4)中每个 SRK 对应的私钥对我的固件进行签名,那么所有四个签名的镜像都能通过 HAB 认证吗? i.MX RT102x Re: Secure boot on imxrt1024..5A 使用 CST 的原因我想我们可以选择要签名的固件区域,就像在 SPT 中,如果我给固件签名,它会从固件中删除 FCFB 块,然后我们必须手动连接 FCFB 块。我希望开发团队如果给我二进制文件,只需对其进行签名,然后发布可直接使用的 signed_firmware.bin 文件即可。 Re: Secure boot on imxrt1024..5A 你好@Abhay2080 , 抱歉,请问您为什么还在使用CST软件包?对于 i.MX RT 客户,我们推荐 SPT 作为主要工具——使用 GUI 进行开发/原型设计,然后利用生成的脚本(由 SPSDK 提供支持)进行批量生产。这是 NXP 官方推荐的路径,无需手动处理 elftosb 、 cst.exe 或 BD 文件创作。更多详情请参阅https://www.nxp.com/applications/industrial/factory-automation/mobile-robotics/mcuxpresso-secure-provisioning-tool:MCUXPRESSO-SECURE-PROVISIONING 。 希望对您有所帮助。 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: Secure boot on imxrt1024..5A 你好@Abhay2080 , 谢谢你的解释!我的评论如下: 1. 我们需要创建 CSF.txt/hab.csf 文件并使用 cst.exe 生成 csf.bin 吗?那么,我们需要使用 elftosb.exe 来生成最终的启动映像吗? - 是的,CSF + cst.exe。对于 RT1024,elftosb 是 NXP 标准文档工作流程的一部分——但如果您已经有了预编译的二进制文件,则不需要它。 RT1024 有两种有效的工作流程: 1. 标准 NXP 工作流程(elftosb + CST,由组件构建的镜像) 这在 AN12079(如何使用 RT 安全启动)和 AN12681(如何在 i.MX RT10xx 中使用 HAB 安全启动)中有详细记录,这是 RT1024 的主要参考资料。 elftosb 读取 BD 文件,在内部调用 CST 生成签名,并在一步中组装最终映像,其中包括 FCFB、IVT 和应用程序: 2. CST-direct 工作流程(预组装二进制文件,用于“接收→签名→发货”) 如果开发团队交付预组装的 firmware.bin (已包含 FCFB + IVT + App,并预留了 CSF 空间),则可以直接使用 CST,完全不需要 elftosb。 2. 如果需要 elftosb.exe,我可以在哪里找到它?在我的 CST 安装中,我只找到了 cst.exe 和 srktool.exe。 - 正确 - elftosb.exe 故意不与 CST 捆绑在一起。CST 仅提供 cst.exe 和 srktool.exe 。 elftosb 是一个独立于 flashloader/启动 实用程序生态系统的工具。 对于i.MX RT1024 ,您可以从以下途径获取: MCUBoot Flashloader 软件包:— 可从 NXP 官网下载,适用于 i.MX RT102x。该工具的文档位于elftosb 用户指南中:https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/MBOOTELFTOSBUG.pdf Kan_Li_0-1787913209797.pngKan_Li_0-1787913209797.pngKan_Li_0-1787913209797.png 更多详情请参阅https://www.nxp.com/docs/en/nxp/application-notes/AN12238.pdf 。   3. 我们知道,SPT 会生成 nopadding_signed.bin。是否可以在保留 FCFB 块的情况下对可启动固件映像进行签名? 是的——CST Direct 正是满足这一需求的正确方法。RT1024 的完整工作流程: # 步骤 1:生成 CSF 二进制文件(CST 仅读取 firmware.bin 进行哈希处理,绝不会对其进行修改) cst.exe --i hab.csf --o csf.bin # 步骤 2:将 CSF 追加到原始二进制文件(文件偏移量 0x000 处的 FCFB 保持不变) cat firmware.bin csf.bin > signed_firmware.bin signed_firmware.bin = FCFB (0x000–0x3FF) + IVT + App + CSF 附加。直接闪光。完毕。 以下是 RT1024 的一个 hab.csf 示例: [标题] 版本 = 4.3 哈希算法 = sha256 发动机配置 = 0 证书格式 = X509 签名格式 = CMS [安装SRK] 文件 = "../crts/SRK_1_2_3_4_table.bin" 源索引 = 0 [安装 CSFK] 文件 = "../crts/CSF1_1_sha256_2048_65537_v3_usr_crt.pem" [验证脑脊液] [安装密钥] 验证指数 = 0 目标指数 = 2 文件 = "../crts/IMG1_1_sha256_2048_65537_v3_usr_crt.pem" [验证数据] 验证指数 = 2 Blocks = 0x60001000 0x1000 0x "firmware.bin" 4. 由于 PKI 包含四个 SRK,并且我将 SRK 哈希值烧录到 OTP 中,如果我使用与四个 SRK(IMG_1、IMG_2、IMG_3 和 IMG_4)中每个 SRK 对应的私钥对我的固件进行签名,那么所有四个签名的镜像都能通过 HAB 认证吗? - 是的——只要没有 SRK 撤销位被烧毁,这四个都会通过。 希望我解释清楚了。 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: Secure boot on imxrt1024..5A 关于步骤 2:将 CSF 追加到原始二进制文件(文件偏移量 0x000 处的 FCFB 保持不变)我有一个小疑问。 cat firmware.bin csf.bin > signed_firmware.bin 如果我只是将 csf.bin 添加到固件中,IVT 中的 csf 指针将如何更新? Re: Secure boot on imxrt1024..5A 你好@Abhay2080 , IVT 中的 CSF 指针不会被 cat 命令更新。必须由开发团队在固件版本过程中预先设置,CST 才能运行。 cat 步骤只是将 csf.bin 放置在 IVT 指针预期的偏移量处。 希望我解释清楚了。 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
トピックをエスカレートするボタン NXPコミュニティの投稿には「トピックのエスカレート」ボタンがありますが、それが何をするのか、いつ使うのかの説明はありません。ツールチップや近くのテキストなどで説明があればいいのに。
View full article