Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MCUXpressoセキュアプロビジョニングツールは、USB経由でターゲットボードに接続できません。 こんにちは、NXPさん。 質問があります: 開発ボード:MIMXRT1170-EVKB。MCUXpresso Secure Provisioning Toolを使用して接続できません(画像参照)。 hayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.png コンピュータのデバイスマネージャーには、以下の情報が表示されます。 hayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.png 開発ボードのDIPスイッチを図に示します。 hayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.png プログラムをダウンロードしてIDEを使ってデバッグしましたが、問題はありませんでした。この問題のトラブルシューティング方法を教えてください。よろしくお願いします。 Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板 こんにちは、@hayden178 さん。 ご質問ありがとうございます! ご提供いただいたDIPスイッチの設定と電源オプションを確認しましたが、問題はありませんでした。USB OTG1も問題なく選択できました。 したがって、何らかの異常により、フラッシュローダーがUSBポート経由でSRAMにデータを迅速にロードできない状態になっている可能性があります。まずはUARTインターフェースをお試しください。UARTインターフェースが正常に動作する場合は、USBインターフェースに切り替えてください。この時点で、フラッシュローダーは正常に動作し、USBポートも正しく機能するはずです。 UARTポートにも問題がある場合は、特定の出力を確認する必要があります。詳細なコマンドは、作業ディレクトリにあるgen_scripts/init_flashloader_win.batに記載されています。テストを再実行する前に、以前のログを削除し、新しいログを確認して、どのステップで失敗したかを確認してください。 よろしくお願いします、 ギャビン Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板 こんにちは、 @Gavin_Jia さん。 ご支援ありがとうございます! MIMXRT1170-EVKBとの接続にUARTを使用したところ、問題は解決しました。 新たな問題が発生しました。問題の原因を特定するのを手伝っていただけませんか? MCUXpresso Secure Provisioning Tool に組み込まれているサンプルでは、mcuboot_opensource&ota_mcuboot の実行に失敗し、画像に示すように、常にリセットが発生します。 hayden178_0-1789004746339.pnghayden178_0-1789004746339.png プロジェクトの構成は以下のとおりです。 hayden178_1-1789004822575.pnghayden178_1-1789004822575.png hayden178_2-1789004848902.pnghayden178_2-1789004848902.png hayden178_4-1789005368832.pnghayden178_4-1789005368832.png hayden178_3-1789005332451.pnghayden178_3-1789005332451.png IDEを使用して両方のプロジェクトを正常に実行できましたが、生成されたバイナリファイルをSPSPを使用してボードにダウンロードすると、同じリセット問題が発生します。 hayden178_5-1789005846515.pnghayden178_5-1789005846515.png Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板 こんにちは、@hayden178 さん。 良い知らせを共有していただきありがとうございます。最初のSPT接続の問題が解決して良かったです。 mcubootの操作手順に関して、どのガイドを参照されましたか?もしよろしければ共有していただけますか?私はこれまで署名にPythonスクリプトとimgtoolを使用しており、このSPTソリューションは試したことがありません。 この新しい質問については、すべてのスレッドでトピックの一貫性を保つため、新しいチケットを作成していただいても構いません。 ご理解とご協力ありがとうございます! よろしくお願いします、 ギャビン
View full article
HSEコンポーネントの追加に失敗しました 私はS32 Design Studio IDEバージョン3.6.8を使っています。RTDバージョン7.0.1、S32K314プロジェクトを使用。ペリフェラルの設定ビューでHSE IPコアを追加できず、設定ツールが生成されたファイル内のhse_muドライバーを自動的に生成できなくなります。この問題をどう解決すればいいでしょうか? 1131_0-1788401575417.png 他にどのような部品を追加すべきでしょうか? 1131_1-1788401624401.png Re: Failed to add the HSE component ハイ また、「Crypto Driver」と記載された別のパッチパッケージをインストールする必要があります。例えば S32K3 リアルタイム・ドライバ ASR R23-11 Version 7.0.1 P02などです。 SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_ReleaseNotes.pdf、特に2.5のセクション「サポートおよびドライバープラグイン提供」にはHse_IPが記載されています。 よろしくお願いいたします ロビン
View full article
Marking for FXLS8964AFR3 Could you please help to provide body marking for FXLS8964AFR3 ? thanks. Re: Marking for FXLS8964AFR3 Hello Elfin, Please note that as of February 2, 2026, NXP's MEMS sensor product line — including the FXLS8964AFR3 — has been transitioned to STMicroelectronics. NXP no longer owns or supports this product. For any inquiries related to the FXLS8964AFR3, including body marking information, please contact STMicroelectronics directly via their support channels at st.com. For reference, body marking information for semiconductor products is generally treated as confidential by manufacturers for anti-counterfeit purposes and requests of this nature are typically handled through authorized distribution or the manufacturer's commercial team — this would now fall under STMicroelectronics. BRs, Tomas
View full article
i.MX95 Neutron:四分之一的相同 INT4 LLM 测试结果存在 NPU/CPU 差异 摘要 我们在 i.MX95 上运行一个量化的 ONNX,一次在 CPUExecutionProvider 下,一次在 CPUExecutionProvider 下。 NeutronExecutionProvider。两条臂给出的答案并不一致:在 2,466 对配对样本中 多项选择题中,25.7% 的答案与实际答案不同(MMLU 中为 43.6%)。免费 同样的情况也会发生——在 MMLU 提示符下,19 代中有 13 代产生了 不同的答复信。 这不是措辞上的区别。这是模型给出的答案不同的问题。与此同时,综合基准准确率仅下降了 1.8 个百分点。 我们想了解 Neutron 运行时在数值上做了哪些工作,从而产生这些结果。 这一点,以及这种程度的规模是否在预期之内。 设置 请确认您那边可以复现:模型来自 UG10166 表 2,量化方式为: 你自己的配方,未经修改。 - 主板:i.MX95 19x19 EVK (IMX95LPD5EVK-19),LPDDR5 - BSP:LF6.18.2_1.0.0,设备树 imx95-19x19-evk-neutron.dtb - 运行时:来自 BSP 的 ONNX Runtime 1.22.0 + NeutronExecutionProvider - 中子变流器:3.1.3 - 型号:meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct - 量化:NXP/eiq-olive rev aae820e, examples/Llama3/llama3_2-1B_Spinquant_RTN_ONNX_4bits.json - 转换:convert_ort_models_to_neutron.py,应用于 CPU arm 的 model.onnx - 环境:NEUTRON_CMA_512SLOTS=6 两条臂均源自同一个量化模型。The NPU Arm is that model passed through convert_ort_models_to_neutron.py。我们记录源图的 安全散列算法 (SHA)-256 值, 外部砝码——在转换时使用,并在每次测量前重新验证,因此 没有第二次量化运行,也没有第二次导出。 我们观察到的 1.每四件物品中就有一件会得到不同的答案。 来自 MMLU、ARC-Challenge 和 PIQA 的 2,466 个配对项目,零次测试,采用对数似然法评分 候选延续 - 每个候选者向前推进一次,不进行生成,不进行抽样。 对于每个基准,首先计算答案发生变化的项目的比例,然后计算答案发生变化的项目的比例。 正确性已改变: - MMLU(4 个选项):43.6% 的答案发生了改变,27.1% 的正确性发生了改变。 - ARC挑战(4个选项):21.3%的答案被修改,13.3%的正确性被修改。 - PIQA(2个选项):9.4%的答案被更改,9.4%的正确性被更改。 总计:答案更改率为 25.7%,正确率更改率为 17.3%。 这两个数字之所以不同,是因为三分之一的变化(634 处变化中的 208 处)是从一个错误值转移到另一个错误值。 对另一个错误答案的回应——一种真正能带来准确性的行为改变 未受影响。由于PIQA是二进制的,因此不存在这种盲点,它的两个数值完全一致。 确切地。 2. 自由生成中也会发生同样的情况——答案本身会发生变化。 50 个提示,贪婪解码,64 个令牌。对于 MMLU 提示符,预期输出开始 连同答题信一起,就可以直接从生成过程中读取答案。 (n = 19): - 两臂答案字母不同:19 封信中有 13 封不同 - CPU 正确率:7/19 - 正确答案:19题中的6题 - 双方都犯错且错误答案不同的分歧:13 例中有 6 例 三分之二的答案发生了变化,但得分基本相同(7 分对 6 分)。 样本量很小——我们仅将其作为示例进行报告;以上2466项测量结果。 是定量分析。 举个例子,原话如此。提示列出了四个选项,并要求写一封信。 预期答案是 😧 CPU:“A\n解释:表达式 9(9m + 3t) 等价于 81m + 27t。 最佳答案是A。 NPU:“C\n最佳答案是C。” 两者都错了,错的点不同,而且没有基准分数会记录这一点。 3. 这种分歧在第一个正向传播中就存在,而不是逐渐积累的。 在这种信件格式中,第一个生成的令牌就是答案,并且有 60% 的生成结果都是如此。 两者之间已经存在差异——这是仅由预填充过程生成的令牌,尚未经过任何解码。 步。在所有 50 个提示中,分歧曲线先急剧上升,然后趋于平缓:84% 令牌 4,98% 到令牌 64。这就是初始差异传播的样子 在贪婪解码模式下,不会通过 KV 缓存累积错误。 4. 总体准确率掩盖了所有这些问题。 CPU 使用率为 50.28%,而 Neutron 使用率为 48.50%,相差 1.78 个百分点,且没有其他问题。 三个基准指标各自都具有重要意义。仅限于以下 634 项: 双方意见不一致,CPU 的正确率是 37.1%,而 Neutron 的正确率是 30.1%——235 对 在已决定的项目中,有 191 个,即 55/45,而对称噪声会给出 50/50。 我们排除了哪些选项 - 静默 CPU 回退:ORT 分析报告显示 80/80 个 MatMulNBits 处于开启状态 NeutronExecutionProvider,CPU 占用率为 0。不进行局部植入。 - 两种不同的模型:相同的源文件,图的 安全散列算法 (SHA)-256 值和外部权重 转换时记录,并在得分前重新核实。 - 采样:全程贪婪解码;无温度、无 top-k、无 top-p。 - 不同的输入:两个 Arm 都从同一个物品文件中按相同的顺序读取数据。 相同的固定种子。 - 评分指标:板 仅 捕获 每个标记的对数概率;所有决策 逻辑在主机上离线运行,两个 Arm 的逻辑完全相同。 - NPU 上的运行间噪声:在同一 Neutron 会话中重复播放相同的项目 产生比特相同的对数概率。NPU Arm是可重复的;差异 这是针对CPU的,而不是针对CPU本身的。 我们的问题是 这是 Neutron-S 上 INT4 路径的预期行为吗?如果是,我们应该怎么做? 验证在 NPU 上部署 LLM 的可行性,前提是总体基准测试准确率明显高于预期。 没有显示出来吗? 我们并未假定存在缺陷。浮点CPU内核和 整数 NPU 路径是正常的,我们想知道您认为的量级是多少。 正常情况下,你们接受 LLM 端口到 Neutron 的标准是什么?如果 四分之一的答案发生变化在预期之内,这对我们来说是件好事。 了解并围绕其进行设计。 Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM 谢谢你的快速回复! DS Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM 嗨@DamienSCHNEBELEN IMX95 NPU 只能运行矩阵乘法运算,其 LLM 性能在 NPU 上实际上只是中等水平。因此,您观察到的现象在可预测的范围内,我们不建议在 NPU 上运行 LLM 模型。 B.R
View full article
FXLS8964AFR3 的标记 请问能否提供FXLS8964AFR3的车身标记信息?谢谢。 Re: Marking for FXLS8964AFR3 你好,Elfin, 请注意,截至 2026 年 2 月 2 日,NXP 的 MEMS 传感器产品线(包括 FXLS8964AFR3)已过渡到 STMicroelectronics。NXP已不再拥有或支持该产品。有关 FXLS8964AFR3 的任何疑问,包括芯片本体标记信息,请通过st.com上的支持渠道直接联系 STMicroelectronics。 作为参考,半导体产品的本体标记信息通常被制造商视为机密信息,以防伪造,此类请求通常通过授权分销商或制造商的商业团队处理——这现在属于意法半导体的管辖范围。 BRs,托马斯
View full article
LS1028A Felix (swp0): CPU-Inje上のカスタムEtherTypeフレームに対してハードウェアTXタイムスタンプが生成されません 1. 環境 プラットフォーム:NXP LS1028ARDB(VSC9959 / Felix スイッチ) カーネル:Linux 6.18.2-rt3(NXP Yocto real-time-edge、PREEMPT_RT) トポロジー(DSA): eno2 (ENETC) = DSAコンジット/NPIポート swp0 = Felix ユーザーポート(CPUインジェクションパス:CPU → eno2 → NPI → egress swp0 物理ポート) eno0 (ENETC) = 独立したテストポート(現在はswp0に直接ケーブル接続されており、実際の出力フレームの内容を確認するために使用されます) 用途:AF_PACKET swp0にバインドされたSOCK_RAWソケット、SO_TIMESTAMPING(TX_HARDWARE|RAW_HARDWARE)で、カスタムEtherType 0x88B5でフレームを送信し、ソケットエラーキュー(SCM_TIMESTAMPING)からハードウェアTXタイムスタンプを期待します。 ptp4lはswp0上で実行されています( HWTSTAMP_TX_ON 、正常に同期しており、影響を受けていません)。 2. 目標 swp0 上で送信されるカスタム 0x88B5 (非 PTP) フレーム のハードウェア TX タイムスタンプを 、swp0 上の PTP 同期を損なうことなく取得します。 3. 動作確認済み PTPフレームにはタイムスタンプが付与されます。swp0上の同じAF_PACKET rawソケットを使用し、0x88F7と有効なPTPヘッダーを送信すると、30フレーム中30フレームがエラーキュー経由でハードウェアTXタイムスタンプを返しました( ocelot_get_txtstampが一致し、タイムスタンプがソケットエラーキューに配信されました)。 ドライバーのタイムスタンプリクエストパスはカスタムフレームで動作します。0x88B5フレームがocelot_port_txtstamp_requestに達する (dmesgはfelix-tx-tsを表示:ポート0非PTP=1 ts_id=0..3))、すなわちocelot_port->ptp_cmdはゼロでない(ptp4lによって設定)され、タイムスタンプIDが割り当てられます。 4. 問題 0x88B5フレームの場合、タイムスタンプIDが割り当てられますが、ハードウェアはタイムスタンプを生成しません。 SYS_PTP_STATUS PTP_MESS_VLD = 0 は、0x88B5 フレームのバースト送信直後に発生します (FIFO エントリなし、オーバーフローなし)。 ソケットのエラーキューは空のままです。 5.我々が確認し、除外した事項(証拠) 結果を確認する ocelot_port->ptp_cmd (2段階有効化) ✅ ゼロ以外(ptp4lによって設定) IFHバイパス(ビット127) ✅ =1(ドライバー ocelot_ifh_set_bypass) IFH REW_OP1 (ビット125~117) ✅ コードによって確認済み:2ステップ(3) + ts_idが0x88B5フレーム用に書き込まれました REW_PTP_CFG.PTP_2STEP_DIS ✅ =0(2段階認証は無効になっていません) PTP_CFG_MISC.PTP_ENA ✅ =1 SYS_PORT_MODE.DATA_WO_TS (ポート 0/4/6) ✅ =0(インラインタイムスタンプ書き込みが無効になっていない) REW_PORT_CFG.FCS_UPDATE_CPU_ENA ✅ =1(CPUフレームは常にFCSが再計算され、CRCエラーによるドロップは発生しない) IS2ルールにより、0x88B5(イングレスswp0、次にswp0|NPI)に対して2段階認証が追加されます。 ❌ 効果なし(CPUから注入されたフレームはBYPASS=1となり、アナライザー/IS2はスキップされます) インラインタイムスタンプ挿入SYS_TIMESTAMP_OFFSET (ETH_TYPE_CFG=0x88B5、TIMESTAMP_OFFSET=14; レジスタ書き込み/読み出し検証済み) ❌ 効果なし(swp0↔eno0ダイレクトケーブルの場合、出力フレームの絶対バイト28にタイムスタンプなし) 6.公式確認のための質問 VSC9959/Felixの2段階TXタイムスタンプ(IFH REW_OP1、REW_OP[2:0]=3)は、非PTPのEtherTypeを持つCPUインジェクトフレームに対して実際に動作しますか?リファレンス・マニュアル(16.4.13.12.3.1)には「任意のフレーム、非PTPフレームにも適用可能」と記載されていますが、私たちは VLD=0(FIFOエントリゼロ)SYS_PTP_STATUS測定しています。実際のシリコンの挙動としては、BYPASS=1かつIFHでREW_OP1が入っても、リライターはタイムスタンプのFIFOエントリを生成する前にフレームをEtherType / PTPヘッダーでPTPとして分類する必要があるのでしょうか? SYS_TIMESTAMP_OFFSET (インラインタイムスタンプ挿入)には、 ETH_TYPE_CFGの一致以外に、何か隠された有効化/トリガー条件があるのでしょうか?レジスタが正しく書き込まれていること(ETH_TYPE_CFG=0x88B5、オフセット=14)、FCS更新が有効になっていること、DATA_WO_TS=0であること、そしてswp0↔eno0ケーブルを直接接続して出力フレームの内容を確認したことを確認済みですが、フレームにタイムスタンプは書き込まれていませんでした。この機能はCPUインジェクション(バイパス)パスでも制限されているのでしょうか? CPUインジェクション(BYPASS=1)パスにおいて、swp0で送信される任意のEtherTypeカスタムフレームのハードウェアTXタイムスタンプを取得するための公式にサポートされている方法はありますか? (例えば、イネーブルビット、PTP分類テーブルの設定、または必須フレームフォーマットなど。) もしこのシリコンでマニュアルに記載された2つの機構のいずれも非PTPフレームをサポートしていない場合、既知のエラタムや推奨される代替案はありますか? Re: LS1028A Felix (swp0): Hardware TX Timestamp Not Produced for Custom-EtherType Frames on the CPU- 非PTP CPUインジェクションフレームに対する2段階TXタイムスタンプ RMドキュメントでは、CPUインジェクションヘッダーのREW_OP[2:0] = 3を「2ステップPTP」として記述しており、REW_OP[8:3]にはタイムスタンプ識別子が含まれています。ID 0~3は、CPUインジェクションフレーム用に明示的に事前割り当てされています。また、2段階タイムスタンプは「任意のフレーム、PTP以外のフレームにも適用可能」と述べています。フレーム自体は変更されず、TXタイムスタンプはSYS::P TP_STATUS / SYS::P TP_TXSTAMPに保存されます。 したがって、RMからBYPASS=1 + IFH REW_OP[2:0]=3は、非PTPフレームを含むCPUインジェクトによる2段階タイムスタンプの有効なメカニズムであるはずです。IFHが2段階コマンドを提供する場合、リライターがまずEtherType/ヘッダーによってフレームをPTPとして分類する必要があるというRMの証拠は見つかりませんでした。矛盾しているのは、IFH REW_OP1 を確認した後の測定値 SYS_PTP_STATUS.PTP_MESS_VLD=0 ですが、これは私が取得した RM テキストでは説明されていません。 SYS_TIMESTAMP_OFFSET / インラインタイムスタンプ挿入 ES_SYS_SYSTEM_TIMESTAMP_OFFSET ETH_TYPE_CFGを照合し、64ビットナノ秒のTXタイムスタンプをTIMESTAMP_OFFSETに配置することが文書化されています。マニュアルには「汎用タイムスタンプ挿入(クロノス)」の例もあり、オフセット14でタイムスタンプをイーサネットフレームの絶対バイト28に配置しています。 一般的なPTP有効化/タイムスタンプオフセット設定以外に追加の隠れた有効ビットがあると記載されたドキュメントや、CPUインジェクトされたBYPASS=1フレームでこの機能がサポートまたはブロックされていると明記したドキュメントは取得できません。RMの文言は汎用的なメカニズムをサポートしていますが、直線ケーブルで予想されるオフセットでバイトが書かれていないことは、このCPU注入経路ではETH_TYPE_CFG一致だけでは十分ではないことを示唆しています。 Linux DSA上で公式に対応している方法で、swp0上で任意のEtherTypeフレームにタイムスタンプを付ける方法があります。 最も強力なソフトウェア側の証拠は、LS1028Aスイッチドライバで使われているDSAフレームワークでは汎用パケットのタイムスタンピングがサポートされていないということです。スイッチハードウェアは対応可能です。 したがって、標準的なDSA Felixドライバモデルでは、PTP/IEEE-1588イベント情報メッセージのタイムスタンプをサポートパスとして扱い、swp0上の任意のEtherType 0x88B5 TXタイムスタンプをSO_TIMESTAMPINGを通じたものは公式にソフトウェアスタックでサポートされていないとみなします。それは、有効な0x88F7 PTPフレームは確実にタイムスタンプが付与されるのに対し、0x88B5はそうではないというあなたの観察結果と一致します。 訂正/推奨代替案 この動作に関するタイムスタンプ固有のLS1028A/Felixの正誤表は見つかりませんでした。私が見つけた証拠によると、取得したチケット資料に記載されているFelixのエラタムはERR A-050484であり、タイムスタンプFIFO生成ではなくNPIフロー制御/フレーム損失マネジメントに関連しています。
View full article
i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM SUMMARY We run one quantized ONNX on i.MX95, once under CPUExecutionProvider and once under NeutronExecutionProvider. The two arms do not give the same answers: on 2,466 paired multiple-choice items, 25.7 % receive a different answer (43.6 % on MMLU). In free generation the same thing happens - on MMLU prompts, 13 of 19 generations produce a different answer letter. This is not a difference in wording. It is a difference in what the model answers. Meanwhile aggregate benchmark accuracy moves by only -1.8 points. We would like to understand what the Neutron runtime does numerically that produces this, and whether this magnitude is expected. SETUP Reproducible on your side: the model is from UG10166 Table 2 and the quantization is your own recipe, unmodified. - Board: i.MX95 19x19 EVK (IMX95LPD5EVK-19), LPDDR5 - BSP: LF6.18.2_1.0.0, device tree imx95-19x19-evk-neutron.dtb - Runtime: ONNX Runtime 1.22.0 from the BSP + NeutronExecutionProvider - Neutron Converter: 3.1.3 - Model: meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct - Quantization: NXP/eiq-olive rev aae820e, examples/Llama3/llama3_2-1B_Spinquant_RTN_ONNX_4bits.json - Conversion: convert_ort_models_to_neutron.py, applied to the CPU arm's model.onnx - Environment: NEUTRON_CMA_512SLOTS=6 Both arms come from one quantized model. The NPU arm is that model passed through convert_ort_models_to_neutron.py. We record a SHA-256 of the source - graph and external weights - at conversion time and re-verify it before every measurement, so there is no second quantization run and no second export. WHAT WE OBSERVE 1. One item in four gets a different answer. 2,466 paired items from MMLU, ARC-Challenge and PIQA, 0-shot, scored by log-likelihood of the candidate continuations - one forward per candidate, no generation, no sampling. For each benchmark, the share of items whose ANSWER changed, then the share whose CORRECTNESS changed: - MMLU (4 choices): 43.6 % answer changed, 27.1 % correctness changed - ARC-Challenge (4 choices): 21.3 % answer changed, 13.3 % correctness changed - PIQA (2 choices): 9.4 % answer changed, 9.4 % correctness changed - Aggregate: 25.7 % answer changed, 17.3 % correctness changed The two figures differ because a third of the changes (208 of 634) move from one wrong answer to another wrong answer - a real behavioural change that leaves accuracy untouched. PIQA, being binary, has no such blind spot, and its two figures coincide exactly. 2. The same happens in free generation - the answer itself changes. 50 prompts, greedy decoding, 64 tokens. For the MMLU prompts the expected output starts with the answer letter, so the answer can be read directly from the generation (n = 19): - Different answer letter between the two arms: 13 of 19 - Correct on CPU: 7 of 19 - Correct on Neutron: 6 of 19 - Disagreements where both arms are wrong, with different wrong answers: 6 of 13 Two thirds of the answers change, and the score is essentially the same (7 versus 6). The sample is small - we report it as an illustration; the 2,466-item measurement above is the quantitative one. An example, verbatim. The prompt lists four options and asks for a letter, and the expected answer is 😧 CPU: " A\nExplanation: The expression 9(9m + 3t) is equivalent to 81m + 27t. The best answer is A." NPU: " C\nThe best answer is C." Both are wrong, they are wrong differently, and no benchmark score records it. 3. The divergence is present in the very first forward, not accumulated. In this letter format the first generated token IS the answer, and 60 % of generations already differ there - a token produced by the prefill pass alone, before any decoding step. Across all 50 prompts the divergence curve rises steeply then flattens: 84 % by token 4, 98 % by token 64. That is what propagation of an initial difference looks like under greedy decoding, not error accumulating through the KV cache. 4. Aggregate accuracy hides all of it. 50.28 % on CPU against 48.50 % on Neutron, a -1.78 point difference, and none of the three benchmarks is individually significant. Restricting to the 634 items where the arms disagree, CPU is correct 37.1 % of the time against Neutron's 30.1 % - 235 versus 191 among decided items, i.e. 55/45 where symmetric noise would give 50/50. WHAT WE RULED OUT - Silent CPU fallback: ORT profiling reports 80 of 80 MatMulNBits on NeutronExecutionProvider, 0 on CPU. No partial placement. - Two different models: same source file, SHA-256 of graph and external weights recorded at conversion and re-verified before scoring. - Sampling: greedy decoding throughout; no temperature, no top-k, no top-p. - Different inputs: both arms consume the same items file, in the same order, from the same fixed seed. - Scoring artefacts: the board only captures per-token log-probabilities; all decision logic runs offline on the host, identically for both arms. - Run-to-run noise on the NPU: replaying the same items in the same Neutron session yields bit-identical log-probabilities. The NPU arm is reproducible; the discrepancy is against CPU, not against itself. OUR QUESTION Is this expected behaviour for the INT4 path on Neutron-S - and if it is, how should we validate an LLM deployment on the NPU, given that aggregate benchmark accuracy clearly does not surface it? We are not assuming a defect. Some difference between a floating-point CPU kernel and an integer NPU path is normal, and we would like to know what magnitude you consider normal, and what criterion you use yourselves to accept an LLM port to Neutron. If a quarter of answers changing is within expectations, that is a useful thing for us to know and to design around.  Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM Thanks for your quick answer ! D.S Re: i.MX95 Neutron: NPU/CPU discrepancy on one answer in four with the same INT4 LLM Hi @DamienSCHNEBELEN  IMX95 NPU can only run matmul, and LLM performance on NPU is actually only average. Therefore, the phenomenon you observed is within the predictable range, and we do not recommend running LLM models on an NPU. B.R
View full article
ECDA signature verification with CASPER Spoiler (Highlight to read)     Hello, I managed to build mbedTLS on my own, in order to verify a signature with ECDSA (MBEDTLS_ECP_DP_SECP256R1). With no alt implementation (all computation done by the CPU), the signature verification takes up to 4 seconds to compute on the LPC55S06. I'm trying now to link mbedTLS ecdsa_verify() function with CASPER fsl driver. But it's not clear to me as the ECDSA verification doens't seem to be a single operation.  How to link the basic primitive of CAPSER (SECP256R1_Mul & SECP256R1_MulAdd) with the mbedTLS function ECDSA_verify() ? Thank you in advance for your replie. LPC55xx Re: ECDA signature verification with CASPER Hello peter89jean, Thank you for your reply. The approach you mention is what I had in mind but there doesn't seem to be simple and straightforward SECP256R1_MULADD_ALT or SECP256R1_MUL_ALT defines in the mbedTLS config file. Maybe I should ask this question to a more mbdedTLS dedicated forum.  Thanks again. Regards. Re: ECDA signature verification with CASPER You generally don’t need to replace mbedtls_ecdsa_verify() itself; the CASPER acceleration should be integrated at the elliptic-curve/multiplication layer that mbedTLS uses internally. ECDSA verification requires computing scalar multiplications and their sum, so SECP256R1_Mul() can handle the individual scalar-point multiplication while SECP256R1_MulAdd() can accelerate the combined operation. The exact integration depends on your mbedTLS version and NXP CASPER driver API, but the usual approach is to provide an mbedTLS alternative/optimized implementation for the P-256 scalar-multiplication primitives rather than calling CASPER directly from ecdsa_verify(). 回复: ECDA signature verification with CASPER Hi @s_hdl  ECDSA verification consists of several arithmetic and elliptic-curve operations, so it does not map to a single CASPER primitive. In the MCUXpresso SDK, the integration is already implemented in the CASPER PSA Crypto port. The casper_mbedtls_ecdsa_verify() function performs the standard ECDSA verification flow, including the calculation of u1 and u2. It then calls: casper_mbedtls_ecp_muladd(grp, &R, u1, &grp->G, u2, Q); to calculate: R = u1 × G + u2 × Q The ECP adaptation layer converts the mbedTLS MPI values and elliptic-curve points into the format required by CASPER and maps this operation to CASPER_ECC_SECP256R1_MulAdd() . Similarly, casper_mbedtls_ecp_mul() maps a single scalar multiplication to CASPER_ECC_SECP256R1_Mul() . Therefore, rather than modifying mbedtls_ecdsa_verify() directly, we recommend reusing the complete CASPER integration provided by the SDK under: component/psa_crypto_driver/casper_driver In particular, please refer to: mcux_psa_casper_ecdsa_port.c mcux_psa_casper_ecp_port.c Since you built mbedTLS separately, please also make sure that your mbedTLS version is compatible with the MCUXpresso SDK CASPER port. You can refer to the lpcxpresso55s06_psa_crypto_examples. Harry_Zhang_0-1788493275769.pngHarry_Zhang_0-1788493275769.png BR Harry 回复: ECDA signature verification with CASPER Hello Harry, Your answer helped me a lot, thank you. Everything works fine using the CASPER implementation now. Regards.
View full article
JLINKがS32K118に接続できません チームの皆さん、こんにちは。 現在の状況は、SWD経由でMDM-APのSTATUSを読み取ると、0x400~0x40f 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7FFFFFの0x0001003A.Protectionビットが返ってきます。しかし、JLINKはS32K118に接続できません。問題のトラブルシューティングはどうすればよいでしょうか? ありがとうございます。 リカ。 Re: my JLINK can't connect to the S32K118 そして私はRESET_bコネクテッド。 Re: my JLINK can't connect to the S32K118 こんにちは、Robin_Shenさん。 MDM-AP制御レジスタの値は0x00000000です。S32K14xのSWDホストデバッグは完了しました。S32K11xチップの場合、私のコードはS32K14xと同じデバッグプロセスに従いますが、私が説明した状況が発生しました。S32K11xとS32K14xのSWDデバッグプロセスに違いがあるかどうかをお伺いしたいと思います。 現在、私の個人プログラマーはS32K118のSWDデバッグポートにアクセスできますが、MASS ERASEを使うとRAM経由で実行されるアルゴリズムがackフォルトを返し、MASS ERASE(マス・エリース以前には発生しませんでした)が返されます。 ありがとうございます。 リカ。 Re: my JLINK can't connect to the S32K118 ハイ MDM-AP STATUSとFSECの値は正しいようです。ところで、MDM-AP制御レジスタの値は何ですか? デバッグインターフェースが表8に準拠しているか確認してください 。S32K1xx - S32K1xxマイクロコントローラ向けAN5426ハードウェア設計ガイドラインのJTAGおよびSWDインターフェース。 RESET_b を接続することを強くお勧めします。また、デバッグインターフェースのプルアップ/プルダウン抵抗を間違えないように注意してください。 表8。S32K1xx - JTAGおよびSWDインターフェースAN5426.png あるいは、 アンブリッキングS32K146で紹介されている方法を試してみてください。 よろしくお願いいたします ロビン 回复: my JLINK can't connect to the S32K118 何か追加すべき情報はありますか? 回复: my JLINK can't connect to the S32K118 JLINK接続が失敗する前は、自分のプログラマデバイスが0x40c~0x40fでデータを読み取れず、チップが安全な状態でも保護も設定されていなかったことは確認できます。MASS ERASE(大量消去)を試した後、持っていたどのデバイスもS32K118を完全に動作させることはできませんでした。その後は、私が助けを求めた時に説明した通りの展開になりました。
View full article
如何在MCXN947中开始模型训练和基于视觉的应用 我运行了人脸检测ACH代码,它运行正常。我想了解更多关于 BYOM 以及如何在 eIQ 工具包中从头开始训练模型的信息。在上届会议中,NXP提到了BYOM和BYOD。 我需要上传我的图像,进行标注和训练,然后将其放入 MCXN947 板中。是否可以? 我尝试访问 eIQ 模型创建器,请求已提交。我已经下载了 eIQ 时间序列(我认为它是用于电机异常检测之类的数据),并且还下载了 eIQ 中子 SDK。我只需要训练模型的流程、材料或用户指南,并将其放入 MCXN947 中。 Gayathriii_0-1788414712451.png MCX N 回复: How to start with Model training and vision based application in MCXN947 嗨@Gayathriii 是的,这在MCXN947上完全可行。 针对您的使用场景: 上传我的图片 → 标注图片 → 训练模型 → 在 MCXN947 上运行 这是一个典型的自带设备办公(BYOD)工作流程。 选项 1:eIQ 模型创建器 您的 eIQ 模型创建器访问权限获得批准后: 创建一个新的图像分类项目。 上传您的图像数据集。 给图片贴上标签(或者按文件夹/类别整理)。 使用迁移学习训练模型。 导出 TensorFlow Lite 模型 (.tflite)。 使用 eIQ Neutron SDK 将模型转换为 MCXN947。 将转换后的模型集成到您的 MCUXpresso 项目中,并在开发板上运行它。 方案二:自学(TensorFlow) 实际上,你并不需要模型创建器。 你可以: 收集图片。 给它们贴上标签。 使用 TensorFlow/Keras 进行训练。 出口 资源: 1. MCXN947:如何训练客户机器学习模型并将其部署到NPU Images ↓ Training ↓ TensorFlow Lite model ↓ neutron-converter ↓ NPU-enabled .tflite ↓ MCUXpresso project ↓ MCXN947 NPU `` MCXN947:如何训练和部署客户 ML 模型到 NPU 2. AN14241 - 如何在 MCX N94x 上将客户机器学习模型集成到 NPU 中 如何将客户的 ML 模型集成到 MCXN94x 上的 NPU 3. 如何在MCX微控制器中使用NPU和ML MCX微控制器中NPU与机器学习的入门指南   BR 哈里
View full article
x86 LinuxにおけるAra240ランタイムサポート こんにちは、NXP チームの皆様、 検証と性能テストのために、 PCIe経由でx86 Linuxホスト上で直接Ara240モジュール を動かす可能性を検討しています。 調査中、x86ランタイムのサポートが存在する可能性を示す兆候を見つけました: dvapi.py には以下への参照が含まれています。 art/linux/x86/lib/libaraclient_x86_64.so Optimum-Araのドキュメント参照: $DV_TGT_ROOT/art/linux/x86/proxy/ UIO DMAドライバリポジトリにはx86のサポートが含まれています。 過去のKinaraランタイムレシピは、アーキテクチャ固有のランタイムコンポーネントを以下でパッケージ化しています: art/linux/${TARGET_ARCH}/... しかし、現在の IMX-nxp-ara2 ランタイムパッケージは、i.MX BSP を通じてのみ AArch64 ランタイムバイナリのみを含んでいます。   1 libaraclient_aarch64.so 2 proxy_ara240 3 nnapp 4つのハードウェアユーティリティ   対応するx86ランタイムのアーティファクトを見つけることができませんでした。 もう少し詳しく教えていただけますか: x86 Linuxホストでの直接Ara240ランタイム実行は公式にサポートされていますか? x86のランタイムSDKパッケージはありますか? 以下のx86ランタイムコンポーネントはどこで入手できますか? libaraclient_x86_64.so x86 proxy binary x86 dvapi runtime package 以下の項目に関する統合ガイドまたはリファレンスフローはありますか? x86 Host ↓ UIODMA Driver ↓ Ara240 PCIe ↓ Runtime SDK ↓ Inference Execution 必要なx86ランタイムコンポーネントの入手方法についてご教示いただければ幸いです。 ありがとう、 ユブラージ・ソランキ Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux こんにちは、ユブラージさん。 Ara240はPCIe経由で標準x86_64 Linuxホスト上で実際に動作できることを確認できます。 現在、Intel x86_64 Linuxを搭載したLenovo ThinkCentreでAra240を使っています。私の作業スタックは以下の通りです。 x86_64 Linux → UIODMA → Ara240 PCIe → プロキシ_x86_64 → libaraclient / DVAPI → DVMモデル → 推論 私は、古い Geniatech/Kinara の「customerReadyPackage_v3」から x86_64 ランタイム コンポーネントを入手しました。 また、Frigate NVR向けにネイティブのAra240検出器統合を開発しており、そのパッケージに付属していたYOLOv8n DVMでは推論が正しく動作します。 しかし、私が遭遇した別の互換性の問題は、あなたが調査している問題と直接関係している可能性があります。 旧付属のDVMは旧x86_64ランタイムで正しく動作しますが、新しいKinara/GeniatechコンパイラおよびNXP Ara SDK 2.1.1で生成されたDVMモデルは「dv_model_load_from_file」中に失敗します。 私の場合: 古いDVM + 古いx86_64ランタイム = 動作します 新しいDVM + 古いx86_64ランタイム = 失敗 そのため、x86_64向けの新しいAra240ランタイムSDKも探しています。できればプロキシ1.3.x付きのランタイム生成版が望ましいです/ cnn_model 2.1.xのサポート、あるいは、既存のx86_64ランタイムと互換性のあるDVMを生成できる、より古いコンパイラを使用することもできます。 したがって、Ara240の実行x86_64確かに存在し、動作しています。欠けているのは、新しいSDKで生成されたモデルと互換性のある現在のx86_64ランタイムパッケージへのアクセスのようです。 また、NXP社から現在のx86_64ランタイムの提供状況に関する回答があれば、大変興味があります。 よろしくお願いいたします。 ヤツェク Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux こんにちは、ホルヘさん。 ありがとうございます。まさに私が探していた情報です。 問題はrt-sdk-ara2_x86_64.debパッケージを入手することです。 現在、NXPのFAEが割り当てられておらず、残念ながらNXPアカウントが会社に所属していないため、技術サポートのCASEを作成することもできません。以前NXPサポートに連絡しましたが、技術ケースポータルにリダイレクトされ、この理由でアクセスできません。 個々の開発者や研究者がrt-sdk-ara2_x86_64.debへのアクセスを申請する他の方法はありますか? 私はすでにLinux上で古いGeniatech/Kinaraランタイムを使って完全に動作x86_64 Ara240 PCIeセットアップを持っており、ネイティブのFrigate検出器統合も動作しています。特に、Ara SDK 2.1.1で生成されたDVMモデルをテストするために、現行のx86_64 Runtime SDKが必要です。 もしパッケージにNDAや他のアクセス手順が必要なら、喜んで従います。 ありがとう、ヤツェク Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux こんにちは、 ソフトウェアスタックアーキテクチャは次の段階です: User Application ├── Optimum-Ara (Python, HuggingFace integration for LLM/VLM) ├── GStreamer Plugins (gstdvInf, for vision pipelines) └── dvapi.py (Python bindings for direct inference) │ ▼ libaraclient.so (Client library) │ ▼ Proxy Daemon (rt-sdk-ara2.service) │ ▼ uiodma.ko (UIO DMA kernel driver, PCIe only) │ ▼ ARA-240 NPU Hardware uiodma.koドライバーがそのカーネル向けにコンパイルできれば、PCIe対応のARM64またはx86 Linuxホストで動作するはずです。 プラットフォーム パッケージ 備考 x86 Linux rt-sdk-ara2_x86_64.deb 建築が必要  uiodma.ko  ホストカーネル用 ARM64 Linux (非i.)MX) RT-SDK ARM64  .deb  + プラットフォーム固有  uiodma.ko NXP S32G3およびS32N79(ARM Cortex-Aコア、i.MX ではない)で実証済み   uiodma.ko  ドライバーのソースコードはオープンです(GPL-2.0)入手可能 GitHubこれには2つのバリエーションがあります。 uiodma/  — x86(キャッシュコヒーレントシステム)向け uiodma_cache_management/  — ARM(明示的キャッシュ管理)について i.MX Embedded Linux BSPを通じて配布されているimx-nxp-ara2パッケージは、i.MX プラットフォームに統合されているため、意図的にAArch64向けに構築されています。 失われたバイナリへのアクセスを希望される場合は、FAEにご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux こんにちは、 最新情報のご提供ありがとうございます。 残念ながら、これらのファイルにはアクセスできず、このサポートチャネルを通じて共有することはできません。 担当の営業担当者に直接確認することをお勧めします。 よろしくお願いいたします。
View full article
オシロスコープを使って設定済みのCANビットレートをどうやって確認できますか? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CANフレームはすべてのビットに対してエッジが現れることを保証するわけではありません。同じ論理レベルの連続ビットが最大5ビット連続して存在し、波形にエッジが現れないまま存在します。 バスが正常に動作し、フレームがエラーなく転送されている場合、フレームの終わりに近づくにつれて、確認応答スロットが優勢になります(CAN_H がハイ、CAN_L がロー)。直前のビット(CRC区切り文字)と直後のビット(確認区切り文字)は劣性になります(CAN_HとCAN_Lはほぼ同じ電圧です)。したがって、常に確認応答スロットの幅を測定し、ビットレートを決定することが可能です。 「CAN バスの専門家であるEmbedded Systems AcademyからのFAQ寄稿。詳細については、 www.esacademy.comをご覧ください。 CAN Re: How can I verify the configured CAN bitrate, using an oscilloscope? あなたの指摘はまさにその通りです。CANのビット詰め込み機構は少なくとも6ビットごとにエッジを保証しますが、オートボーやビットレート測定に任意のデータビットに頼るのは、ペイロードや詰め込み間隔が異なるため難しい場合があります。
View full article
How to start with Model training and vision based application in MCXN947 I ran the face detect ACH code, it's working. I want to know more about the BYOM and training a model from scratch in the eIQ toolkit. In the last conference, NXP mentioned something about BYOM and BYOD. I need to upload my images, label it and train and want to put it in MCXN947 board. Is it possible? I tried accessing the eIQ model creator, the request has been submitted. I have downloaded the eIQ timeseries (I think it's for data like motor anomaly detection or something) and also downloaded the eIQ neutron SDK. I just want the workflow or material or user guide for training the model and put it in MCXN947. Gayathriii_0-1788414712451.png MCXN 回复: How to start with Model training and vision based application in MCXN947 Hi @Gayathriii  Yes, this is absolutely possible on the MCXN947. For your use case: Upload my images → label them → train a model → run on MCXN947 This is a classic BYOD workflow. Option 1: eIQ Model Creator Once your eIQ Model Creator access is approved: Create a new image classification project. Upload your image dataset. Label the images (or organize them by folders/classes). Train a model using transfer learning. Export a TensorFlow Lite model (.tflite). Use the eIQ Neutron SDK to convert the model for MCXN947. Integrate the converted model into your MCUXpresso project and run it on the board. Option 2: Train Yourself (TensorFlow) You do not actually need Model Creator. You can: Collect images. Label them. Train with TensorFlow/Keras. Export Resources: 1. MCXN947: How to Train and Deploy Customer ML Model to NPU Images ↓ Training ↓ TensorFlow Lite model ↓ neutron-converter ↓ NPU-enabled .tflite ↓ MCUXpresso project ↓ MCXN947 NPU ``  MCXN947:如何训练和部署客户 ML 模型到 NPU 2. AN14241 - How to Integrate Customer ML Model to NPU on MCX N94x How to Integrate Customer ML Model to NPU on MCX N94x 3. How to Get Started with NPU and ML in MCX Microcontrollers MCX 微控制器中 NPU 与机器学习的入门指南   BR Harry
View full article
MC33HB2000シリーズの診断機能 こんにちは、 MC33HB200シリーズの診断に関していくつか質問があります。 1.もし故障がトリガーされると、故障ステータスビットがフラグされ、MCUで読み取られ、どの故障かを確認するために故障ステータスレジスタが読み込まれます。その理解は正しいですか? 2. 障害状態レジスタと障害状態マスクレジスタの違いは何ですか?また、それらはどこで使用されますか? よろしくお願いいたします アディティヤ・ヴァルダン Re: Diagnostics in MC33HB2000 series こんにちは、アディティヤ・ヴァルダン その通りです! ステータス/障害ステータスレジスタは、実際に発生した障害の種類を示します。障害ステータスマスクレジスタは、それらの障害のうちどれがFS_Bピンに報告されるかを決定するだけです。 Re: Diagnostics in MC33HB2000 series 迅速な返信ありがとうございます。つまり、正しい番号でビット単位と、誤りの状態レジスタを行ってマスク状態レジスタに保存すれば、いくつかの誤りを無視できるということですか?
View full article
Diagnostics in MC33HB2000 series Hi,  I have few queries regarding the diagnostics in MC33HB200 series, 1. If a fault is triggered the fault status bit is flagged, which is read my the MCU and then the fault status register is read to confirm which fault it is. Is the understanding correct? 2. What is the difference b/w fault status register and fault status mask register and where it is used ? Regards Aditya Vardhan Re: Diagnostics in MC33HB2000 series Hi Aditya Vardhan You are correct! The Status / Fault Status register tells you what fault actually happened; the Fault Status Mask register only decides which of those faults will be reported on the FS_B pin Re: Diagnostics in MC33HB2000 series Thanks for the prompt reply, so if I understand it correct if I perform bit wise AND operation of fault status register with appropriate number and store it in the mask status register, I will be able to ignore few faults?
View full article
MC33HB2000系列诊断 你好, 关于MC33HB200系列的诊断功能,我有一些疑问。 1.如果触发信号故障,则故障状态位会被标记,MCU 会读取该标记,然后读取故障状态寄存器以确认是哪个故障。理解是否正确? 2. 故障状态寄存器和故障状态掩码寄存器有什么区别?它们分别用于什么场景? 问候 阿迪亚·瓦尔丹 Re: Diagnostics in MC33HB2000 series 你好, Aditya Vardhan 你说得对! 状态/故障状态寄存器指示实际发生的故障;故障状态掩码寄存器仅决定哪些故障将报告到 FS_B 引脚。 Re: Diagnostics in MC33HB2000 series 感谢您的及时回复。如果我理解正确的话,如果我将故障状态寄存器与适当的数字进行按位与运算,并将结果存储在掩码状态寄存器中,我就可以忽略一些故障?
View full article
How can I verify the configured CAN bitrate, using an oscilloscope? CAN frames do not guarantee an edge appears for every bit. There can be sequence of up to five consecutive bits of the same logic level with no edges appearing in the waveform. If the bus is operating normally and frames are being transferred without error then towards the end of the frame the acknowledge slot will be dominant (CAN_H is high and CAN_L is low). The bit immediately preceding (CRC delimiter) and following (acknowledge delimiter) will be recessive (CAN_H and CAN_L are almost the same voltage). Therefore it is always possible to measure the width of the acknowledge slot and determine the bit rate. "FAQ contribution from Embedded Systems Academy, experts in CAN bus. For more information visit www.esacademy.com" CAN Re: How can I verify the configured CAN bitrate, using an oscilloscope? Your observation is spot on. While CAN's bit-stuffing mechanism guarantees an edge at least every 6 bit times, relying on arbitrary data bits for auto-baud or bit-rate measurement can be tricky due to varying payloads and stuffing intervals.
View full article
x86 Linux 上的 Ara240 运行时支持 您好,NXP团队: 我正在评估通过 PCIe 直接在 x86 Linux 主机上运行 Ara240 模块的可能性,以便进行验证和性能测试。 在调查过程中,我发现有迹象表明可能存在 x86 运行时支持: dvapi.py 包含对以下内容的引用: art/linux/x86/lib/libaraclient_x86_64.so Optimum-Ara 文档参考资料: $DV_TGT_ROOT/art/linux/x86/proxy/ UIO DMA 驱动程序库包含 x86 支持。 历史上的 Kinara 运行时配方使用以下方式打包特定于架构的运行时组件: art/linux/${TARGET_ARCH}/... 然而,目前可通过 i.MX BSP 获取的 imx-nxp-ara2 运行时软件包仅包含 AArch64 运行时二进制文件:   1 libaraclient_aarch64.so 2 proxy_ara240 3 nnapp 4 硬件实用程序   我找不到相应的 x86 运行时环境文件。 请问您能否澄清一下: 官方是否支持在 x86 Linux 主机上直接执行 Ara240 运行时? 是否有可用的 x86 运行时 SDK 包? 我可以在哪里获取以下x86运行时组件? libaraclient_x86_64.so x86 proxy binary x86 dvapi runtime package 是否有集成指南或参考流程? x86 Host ↓ UIODMA Driver ↓ Ara240 PCIe ↓ Runtime SDK ↓ Inference Execution 任何关于如何获取所需 x86 运行时元器件的指导都将不胜感激。 谢谢, 尤夫拉杰·索兰基 Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux 你好,尤夫拉杰, 我可以确认 Ara240 实际上可以通过 PCIe 在标准的 x86_64 Linux 主机上运行。 我目前使用的是联想ThinkCentre电脑,电脑配置为Intel x86_64 Linux系统,显卡是Ara240。我的工作技术栈是: x86_64 Linux → UIODMA → Ara240 PCIe → proxy_x86_64 → libaraclient / DVAPI → DVM模型 → 推理 我从较旧的 Geniatech/Kinara“customerReadyPackage_v3”中获得了 x86_64 运行时组件。 我还为 Frigate NVR 开发了原生 Ara240 检测器集成,并且与该软件包提供的 YOLOv8n DVM 的推理功能正常。 然而,我遇到了另一个兼容性问题,这可能与您正在调查的问题直接相关。 旧版提供的 DVM 与旧版 x86_64 运行时配合使用正常,但使用较新的 Kinara/Geniatech 编译器和 NXP Ara SDK 2.1.1 生成的 DVM 模型在“dv_model_load_from_file”期间失败。 就我而言: 旧版 DVM + 旧版 x86_64 运行时 = 可用 新DVM + 旧x86_64运行时 = 失败 因此,我也在寻找更新的适用于 x86_64 的 Ara240 运行时 SDK,最好是带有代理的运行时生成版本 1.3.x。/ 支持 cnn_model 2.1.x,或者,也可以使用能够生成与现有 x86_64 运行时兼容的 DVM 的旧编译器。 所以 x86_64 Ara240 的执行肯定存在并且有效——缺失的部分似乎是访问与新 SDK 生成的模型兼容的当前 x86_64 运行时包。 我也很想知道 NXP 是否对当前 x86_64 运行时的可用性做出任何回应。 此致, 雅采克 Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux 嗨,豪尔赫, 谢谢——这正是我要找的答案。 我的问题是如何获取 rt-sdk-ara2_x86_64.deb 软件包。 我目前没有分配 NXP FAE,而且很遗憾,由于我的 NXP 帐户未与公司关联,我也无法创建技术支持案例。我之前联系过 NXP 支持,但是被重定向到技术案例门户,由于这个原因我无法访问该门户。 个人开发者/研究人员还有其他方法可以申请访问rt-sdk-ara2_x86_64.deb吗? 我已经在 x86_64 Linux 上使用较旧的 Geniatech/Kinara 运行时环境搭建了一个完全可用的 Ara240 PCIe 系统,其中包括一个可用的原生护卫舰探测器集成。我特别需要当前的 x86_64 运行时 SDK 来测试使用 Ara SDK 2.1.1 生成的 DVM 模型。 如果该资料包需要签署保密协议或其他访问程序,我将乐意遵守。 谢谢你,杰克 Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux 你好, 接下来是软件栈架构: User Application ├── Optimum-Ara (Python, HuggingFace integration for LLM/VLM) ├── GStreamer Plugins (gstdvInf, for vision pipelines) └── dvapi.py (Python bindings for direct inference) │ ▼ libaraclient.so (Client library) │ ▼ Proxy Daemon (rt-sdk-ara2.service) │ ▼ uiodma.ko (UIO DMA kernel driver, PCIe only) │ ▼ ARA-240 NPU Hardware ARM64 或 x86 Linux 主机(带 PCIe)应该可以工作,前提是能够为该内核编译 uiodma.ko 驱动程序。 平台 封装 说明 x86 Linux rt-sdk-ara2_x86_64.deb 需要建造  uiodma.ko  对于主机内核 ARM64 Linux (非 i.MX) RT-SDK ARM64  .deb  + 平台特定  uiodma.ko 已在 NXP S32G3 和 S32N79(ARM Cortex-A 内核,而非 i.MX)上进行演示。 这  uiodma.ko  驱动程序源代码是开源的(GPL-2.0)并可在以下平台获取: GitHub 。它有两种变体: uiodma/  — 适用于 x86(缓存一致性系统) uiodma_cache_management/  — 适用于 ARM(显式缓存管理) 通过 i.MX 嵌入式 Linux 电路板支持包 分发的 imx-nxp-ara2 软件包是专门为 AArch64 构建的,因为它集成到了 i.MX 平台中。 要获取缺失的二进制文件,请联系您的 FAE。 顺祝商祺! Re: Ara240 Runtime Support on x86 Linux 你好, 谢谢你的更新。 很遗憾,我们无法访问这些文件,也无法通过此支持渠道共享这些文件。 我建议您直接向销售人员确认。 顺祝商祺!
View full article
モデルトレーニングとビジョンベースのアプリケーションをMCXN947で始める方法 顔検出のACHコードを実行しましたが、動作しています。BYOMやeIQツールキットでのゼロからのモデルトレーニングについてもっと知りたいです。前回のカンファレンスで、NXPはBYOMとBYODについて言及していました。 画像をアップロードし、ラベルを付けてトレーニングし、ボードに載せたいMCXN947。出来ますか? eIQモデル作成ツールにアクセスしようとしましたが、リクエストは提出されました。eIQのタイムレプリクス(モーター異常検知などのデータ用だと思います)をダウンロードし、eIQ Neutron SDKもダウンロードしました。モデルのトレーニングのためのワークフローやマテリアル、ユーザーガイドをMCXN947に入れたいだけです。 Gayathriii_0-1788414712451.png MCX N 回复: How to start with Model training and vision based application in MCXN947 こんにちは、 @Gayathriii さん。 はい、MCXN947では間違いなく可能です。 あなたのユースケース: 画像をアップロード→してラベル付け→モデルをトレーニング→MCXN947 これは典型的なBYOD(私物端末の業務利用)ワークフローです。 オプション1:eIQモデル作成ツール eIQモデルクリエイターのアクセスが承認されたら: 新しい画像分類プロジェクトを作成します。 画像データセットをアップロードしてください。 画像にラベリングするか、フォルダやクラスごとに整理してください。 転移学習を使ってモデルを訓練します。 TensorFlow Liteモデル(.tflite)をエクスポートします。 eIQ Neutron SDKを使ってモデルをMCXN947に変換してください。 変換したモデルをMCUXpressoプロジェクトに統合し、基板上で実行します。 オプション2:自分でトレーニングする(TensorFlow) 実際にはモデルクリエイターは必要ありません。 以下は可能です: 画像を収集する。 ラベルを貼りましょう。 TensorFlow/Kerasを使用して学習を行う。 輸出 リソース: 1. MCXN947: お客様機械学習モデルをNPUに訓練・展開する方法 Images ↓ Training ↓ TensorFlow Lite model ↓ neutron-converter ↓ NPU-enabled .tflite ↓ MCUXpresso project ↓ MCXN947 NPU `` MCXN947:ゲスト ML モデルを NPU に配置する方法を理解する 2. AN14241 - MCX N94xのNPUにお客様機械学習モデルを統合する方法 MCXN94x上でお客様のMLモデルをNPUに統合する方法 3. MCXマイクロコントローラにおけるNPUとMLの入門方法 MCX マイクロコントローラー内の NPU と機械科学の入力指南   BR ハリー
View full article
如何使用示波器验证配置的 CAN 比特率? <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CAN 帧并不能保证每个比特都会出现一个边沿。最多可以出现五个连续的相同逻辑电平的比特序列,波形中不会出现边沿。 如果总线运行正常,帧传输无误,则在帧的末尾,确认时隙将占主导地位(CAN_H 为高电平,CAN_L 为低电平)。紧邻的前一位(CRC 分隔符)和后一位(确认分隔符)将为隐性(CAN_H 和 CAN_L 的电压几乎相同)。因此,总是可以测量确认时隙的宽度并确定比特率。 “来自嵌入式系统学院(CAN总线专家)的常见问题解答。”更多信息请访问www.esacademy.com CAN Re: How can I verify the configured CAN bitrate, using an oscilloscope? 你的观察非常准确。虽然 CAN 的位填充机制保证至少每 6 位时间有一个边沿,但由于有效载荷和填充间隔的变化,依靠任意数据位进行自动波特率或比特率测量可能会很棘手。
View full article