2410814_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2410814_ja-JP

2410814_ja-JP

モデルトレーニングとビジョンベースのアプリケーションをMCXN947で始める方法

顔検出のACHコードを実行しましたが、動作しています。BYOMやeIQツールキットでのゼロからのモデルトレーニングについてもっと知りたいです。前回のカンファレンスで、NXPはBYOMとBYODについて言及していました。

画像をアップロードし、ラベルを付けてトレーニングし、ボードに載せたいMCXN947。出来ますか?

eIQモデル作成ツールにアクセスしようとしましたが、リクエストは提出されました。eIQのタイムレプリクス(モーター異常検知などのデータ用だと思います)をダウンロードし、eIQ Neutron SDKもダウンロードしました。モデルのトレーニングのためのワークフローやマテリアル、ユーザーガイドをMCXN947に入れたいだけです。

Gayathriii_0-1788414712451.pngGayathriii_0-1788414712451.pngGayathriii_0-1788414712451.png


MCX N回复: How to start with Model training and vision based application in MCXN947

こんにちは、 @Gayathriii さん。

はい、MCXN947では間違いなく可能です。

あなたのユースケース:

画像をアップロード→してラベル付け→モデルをトレーニング→MCXN947

これは典型的なBYOD(私物端末の業務利用)ワークフローです。

オプション1:eIQモデル作成ツール

eIQモデルクリエイターのアクセスが承認されたら:

新しい画像分類プロジェクトを作成します。
画像データセットをアップロードしてください。
画像にラベリングするか、フォルダやクラスごとに整理してください。
転移学習を使ってモデルを訓練します。
TensorFlow Liteモデル(.tflite)をエクスポートします。
eIQ Neutron SDKを使ってモデルをMCXN947に変換してください。
変換したモデルをMCUXpressoプロジェクトに統合し、基板上で実行します。

オプション2:自分でトレーニングする(TensorFlow)

実際にはモデルクリエイターは必要ありません。

以下は可能です:

画像を収集する。
ラベルを貼りましょう。
TensorFlow/Kerasを使用して学習を行う。
輸出

リソース:

1. MCXN947: お客様機械学習モデルをNPUに訓練・展開する方法

Images
   ↓
Training
   ↓
TensorFlow Lite model
   ↓
neutron-converter
   ↓
NPU-enabled .tflite
   ↓
MCUXpresso project
   ↓
MCXN947 NPU
``

MCXN947:ゲスト ML モデルを NPU に配置する方法を理解する

2. AN14241 - MCX N94xのNPUにお客様機械学習モデルを統合する方法

3. MCXマイクロコントローラにおけるNPUとMLの入門方法
 
BR
ハリー
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: