2410959_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2410959_ja-JP

2410959_ja-JP

MCUXpressoセキュアプロビジョニングツールは、USB経由でターゲットボードに接続できません。

こんにちは、NXPさん。

質問があります:

開発ボード:MIMXRT1170-EVKB。MCUXpresso Secure Provisioning Toolを使用して接続できません(画像参照)。

hayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.png

コンピュータのデバイスマネージャーには、以下の情報が表示されます。

hayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.png

開発ボードのDIPスイッチを図に示します。

hayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.png


プログラムをダウンロードしてIDEを使ってデバッグしましたが、問題はありませんでした。この問題のトラブルシューティング方法を教えてください。よろしくお願いします。


Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板

こんにちは、@hayden178 さん。

ご質問ありがとうございます!

ご提供いただいたDIPスイッチの設定と電源オプションを確認しましたが、問題はありませんでした。USB OTG1も問題なく選択できました。

したがって、何らかの異常により、フラッシュローダーがUSBポート経由でSRAMにデータを迅速にロードできない状態になっている可能性があります。まずはUARTインターフェースをお試しください。UARTインターフェースが正常に動作する場合は、USBインターフェースに切り替えてください。この時点で、フラッシュローダーは正常に動作し、USBポートも正しく機能するはずです。

UARTポートにも問題がある場合は、特定の出力を確認する必要があります。詳細なコマンドは、作業ディレクトリにあるgen_scripts/init_flashloader_win.batに記載されています。テストを再実行する前に、以前のログを削除し、新しいログを確認して、どのステップで失敗したかを確認してください。


よろしくお願いします、
ギャビン

Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板

こんにちは、 @Gavin_Jia さん。

ご支援ありがとうございます!

MIMXRT1170-EVKBとの接続にUARTを使用したところ、問題は解決しました。

新たな問題が発生しました。問題の原因を特定するのを手伝っていただけませんか?

MCUXpresso Secure Provisioning Tool に組み込まれているサンプルでは、mcuboot_opensource&ota_mcuboot の実行に失敗し、画像に示すように、常にリセットが発生します。

hayden178_0-1789004746339.pnghayden178_0-1789004746339.pnghayden178_0-1789004746339.png

プロジェクトの構成は以下のとおりです。

hayden178_1-1789004822575.pnghayden178_1-1789004822575.pnghayden178_1-1789004822575.png

hayden178_2-1789004848902.pnghayden178_2-1789004848902.pnghayden178_2-1789004848902.png

hayden178_4-1789005368832.pnghayden178_4-1789005368832.pnghayden178_4-1789005368832.png


hayden178_3-1789005332451.pnghayden178_3-1789005332451.pnghayden178_3-1789005332451.png

IDEを使用して両方のプロジェクトを正常に実行できましたが、生成されたバイナリファイルをSPSPを使用してボードにダウンロードすると、同じリセット問題が発生します。

hayden178_5-1789005846515.pnghayden178_5-1789005846515.pnghayden178_5-1789005846515.png



Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板

こんにちは、@hayden178 さん。

良い知らせを共有していただきありがとうございます。最初のSPT接続の問題が解決して良かったです。

mcubootの操作手順に関して、どのガイドを参照されましたか?もしよろしければ共有していただけますか?私はこれまで署名にPythonスクリプトとimgtoolを使用しており、このSPTソリューションは試したことがありません。

この新しい質問については、すべてのスレッドでトピックの一貫性を保つため、新しいチケットを作成していただいても構いません。

ご理解とご協力ありがとうございます!


よろしくお願いします、
ギャビン

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
4 周之前
更新人: