Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
i.MX8M Plus - ディスプレイとカメラ専用のI2Cポート チームの皆さん、こんにちは。 ディスプレイとカメラ専用のI2Cポートがあるかどうか確認したかっただけです。 (例えばディスプレイ用のI2C2やカメラ用のI2C4のような)設定に制限はありませんか?ディスプレイとカメラのインターフェースに任意のI2Cを使えますか? Re: i.MX8M Plus - Dedicated I2C for Display and Camera i.MX8M Plusでは、ディスプレイ関連やカメラ関連デバイス用に利用可能な任意のI2Cコントローラーを使用できます。SoC内部には、専用の「カメラI2C」や「ディスプレイI2C」は搭載されていません。選択はハードウェア設計とデバイスツリー構成によって決まります。
記事全体を表示
ソフトウェアライセンス延長の期限切れ申請 Mail.png   サポートチームの皆様、 添付画像に示すように、S32DSのライセンスの有効期限が近づいていることを通知するメールを受け取りました。 現在進行中の作業では、引き続きS32DSを使用する必要があります。ソフトウェアを使い続けられるようにライセンスを延長してもらえますか? ご協力ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 JINNAMGUNG_0-1784598976302.png Re: Request for Software License Extension Due to Expiration こんにちは、 あなたのアカウントを確認したところ、ライセンスは2028年まで有効です。 Re: Request for Software License Extension Due to Expiration 件名:S32 Design Studioライセンスを自分のNXPアカウントに移管/再登録する方法 こんにちは、 私は元マネージャーから仕事用PCを引き継ぎましたが、S32 Design Studioは私のではなく彼のNXPアカウントでまだ有効化されています。そのため、私のマシンにインストールされているライセンスの有効期限が切れてしまったようです。 自分のライセンスが2028年まで有効であることを確認したので、このPCのS32DSを前の所有者ではなくNXPのアカウントとライセンスに切り替えたいと考えています。 正しい手順を教えてもらえますか?具体的には: 1. 前のアカウントに紐づいた既存のアクティベーションを無効化または解除する方法はありますか? 2. 自分のアカウント認証情報でS32DSを再アクティベートできますか?それとも完全なアンインストールとクリーンインストールが必要ですか? ご協力ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 Re: Request for Software License Extension Due to Expiration こんにちは、 どのデバイスでも新しいインストールには実際のキーを使うことができます。S32DSの場合、デフォルトでは101個のライセンスが利用可能です。PCでインストーラーを起動し、古いコードを使ってアクティベートできます。
記事全体を表示
S32G274 覚醒異常 こんにちは、NXPチームの皆様、 プロジェクトの背景: 当社では、同じ基板上に2つのS32G274チップを搭載しており、それぞれチップ1とチップ2と呼んでいます。チップ2はチップ1のバックアップとして機能します。つまり、チップ1が故障した場合、チップ2がその機能を引き継ぎます。 問題の説明: 両方のS32Gチップはコマンドに従ってスリープ状態に入ります。MCUはスタンバイに、PMICはスタンバイに入ります。CANやKL15で起こすことができます。ある特定のテストにおいて、チップ1は正常に起動して正しく動作したが、チップ2は正常に動作しなかったことが判明した。 PMIC電圧を測定したところ、PMICの出力は3.3V、1.8V、1.1V、5Vであり、PMICの電源電圧は正常でした。しかし、チップ2のシリアルポートには出力がなかったため、Aコアには入力されていなかった。当時、私たちはそれがブートローダーの段階で停止しているのではないかと疑っていました。 次にチップの温度を測定したところ、チップ1は50℃、チップ2は40℃だった。チップ2がどこで動作停止しているかを特定するために、チップ2の主電源を切断して再度電源を入れることで復旧させ、以下のテストを実施しました。 チップ2を停止 while(1) Aコアをロードした際のループで、チップ温度は45℃でした。 チップ2を停止 while(1) クロック初期化前のループ — チップ温度は42℃でした。 リセットピンを継続的に短絡させることでチップ2を永久的にリセット状態に維持したところ、チップ温度は40℃となり、これは故障発生時に観測された温度と一致した。 問題の概要: チップ2のウェイクアップ機能が異常な動作をしており、チップ2がリセット状態から抜け出せなくなっているのではないかと疑っています。しかし、正確な根本原因は依然として不明である。 原因の分析を手伝っていただき、今後もこの問題をどうやってデバッグできるかアドバイスをいただけませんか? ご返信をお待ちしております。 よろしくお願いいたします、チェンイン Re: S32G274 Wake-up abnormality こんにちは、ジョーイ。 迅速なご対応ありがとうございます。ご質問への回答は以下にご記入ください。 質問1:Chip2を起動できない問題は非常に低い確率の問題です。私たちはほぼ1年かけて運用していますが、このケースは1件しか出会っておらず、再現が難しいです。 質問2:Chip1とChip2の両方がCANメッセージで起動します。Chip1とChip2のコードロジックは一貫しており、違いが生じる可能性があるのはメインロジックの実行とフェイルオーバー処理部分のみです。 質問3:待機入室の手順は以下のとおりです。 MコアはIPCFを介してAコアに通知する。 Aコアはシャットダウン手順を実行します。 AコアはPMICにスタンバイモードに入るようコマンドを送信する。 Mコアはスタンバイモードに入ります。 さらなる分析のために追加の情報やログが必要な場合はお知らせください。 ご返信をお待ちしております。 よろしくお願いします Re: S32G274 Wake-up abnormality こんにちは、Jerry_cao もう少し詳しい情報を教えていただけますか? 1.チップ2を目覚めさせられない現象は、あなたの作品の中でのみ起こったことです。再現は可能でしょうか? 2. チップ1とチップ2はKL15を通じて同時に目覚めているのか? 3. スタンバイおよび起床プロセスは?MコアとAコアの両方が関係しているのでしょうか?MコアはまずAコアをオフにしてから、スタンバイ状態に入るのでしょうか? BR ジョーイ Re: S32G274 Wake-up abnormality こんにちは、 Jerry_cao ご返信と詳細な情報、ありがとうございます。 1.チップ2が起動しなかった状況について、Mコアは起動しましたか?また、Aコアにはログはありますか?チップに関する有用な情報は得られましたか? 2. チップの正常な動作範囲内での故障ですか? 3. この問題が発生しているのは、この基板だけですか?他の掲示板でも同様の問題が発生していますか?温度測定だけでは、問題の分析には不十分かもしれない。自動テスト方法を導入して、問題が再発できるか試してみるのも良いでしょう。 BR ジョーイ Re: S32G274 Wake-up abnormality こんにちは、ジョーイ。 引き続きご支援いただきありがとうございます。 さらに調査を進めた結果、根本原因は外部監視犬(GPTドライバ)のフィーディング操作に関連していることが特定されました。 現在の調査結果: コードの冒頭で外部ウォッチドッグを無効にすれば、スタンバイ状態への移行とウェイクアップは問題なく正しく動作します。 外部ウォッチドッグをスタンバイモードに入る直前にのみ無効化した場合(メインロジック中は正常に動作している)、問題は依然として再現します。 これは、ウォッチドッグの給餌動作がスタンバイモードへの移行タイミングに干渉していることを示しています。現在の仮説では、PMICにスタンバイモードへの移行を指示するコマンドが、ウォッチドッグタイマーのフィード動作によって妨害され、タイミング違反が発生してデバイスが正しくスタンバイモードに移行できない可能性があると考えています。 質問: ウォッチドッグフィーディング操作(GPTドライバー)がPMICスタンバイエントリコマンドのタイミングに影響を与える可能性があるかどうかの分析を手伝ってもらえますか? PMICスタンバイモードへのエントリーコマンドには、従うべき特定のシーケンスやタイミング要件はありますか? S32Gプラットフォーム上のウォッチドッグ周辺機器とPMICスタンバイエントリシーケンスの間に既知のタイミング制約はありますか? ご返信をお待ちしております。 よろしくお願いします Re: S32G274 Wake-up abnormality こんにちは、Jerry_cao つまり、Chip2 SOCはスタンバイモードに入ったものの、PMICが正しくスタンバイモードに移行できなかったため、ウェイクアップに失敗したということでしょうか? スタンバイコマンドとウォッチドッグに時間制限やシーケンス制限があるかどうかを確認するお手伝いをします。進展があればご連絡いたします。 また、このAN12880を参照して関連情報を確認できます。 https://www.nxp.com.cn/webapp/Download?colCode=AN12880&lang_cd=zh BR ジョーイ
記事全体を表示
通过禁用 i.MX95 上的 CPU/GPU/VPU 来降低功耗 您好,NXP, 我们正在寻找降低基于 i.MX95 的系统整体功耗的方法。 请问您能否帮忙解答以下问题? 是否可以在不需要时完全关闭单个 CPU 核心的电源? 如果我们的应用程序不使用 GPU 和 VPU,是否可以完全关闭它们? 如果不需要使用 CPU/GPU/VPU,是否可以在启动后默认禁用它们以进一步降低功耗?(通过设备树?) 是否有推荐的软件配置或参考文档可以实现最低的功耗? 我们的电路板支持包 基于 Yocto 5.2 / Linux 6.12.x。 谢谢。 顺祝商祺! 肖恩 Linux Re: Reducing Power Consumption by Disabling CPU/GPU/VPU on i.MX95 关于您的问题: 是否可以在不需要时完全关闭单个 CPU 核心的电源? A:是的,可以。 如果我们的应用程序不使用 GPU 和 VPU,是否可以完全关闭它们? A:是的,如果不用它们的话。 如果不需要使用 CPU/GPU/VPU,是否可以在启动后默认禁用它们以进一步降低功耗?(通过设备树?) 答:是的,对于 GPU/VPU 类平台设备,通常的做法是将相关的设备树节点状态设置为“禁用”;这样 Linux 就不会注册/探测该设备。 是否有推荐的软件配置或参考文档可以实现最低的功耗? A:我们有 AN14449 — i.MX 95 功耗测量:测量低功耗用例、BCU 程序、DSM、Linux 挂起和 BBSM 的主要参考。 如有任何疑问,请随时联系我们。 祝你今天过得愉快
記事全体を表示
Debug authentication Response for MCXW72 I am trying to unlock the debug port on the MCXW72. Unlocking it with the MCUXpresso Secure Provisioning Tool works correctly, but I am attempting to unlock the port using my own application based on the Debug Credential (DC), the DCK private key, and the DAC received from the device. The documentation is very unclear in this area (and in some places even incorrect). As I understand it, the DAR consists of: DAR = DC + AB + UUID (from DAC) + Signature (Figure 50 in the Reference Manual shows the UUID and AB fields in the wrong order.) I would like to calculate the Signature using OpenSSL, however I cannot determine exactly what data should be signed: a) DC + CV (from DAC) b) DC + AB + CV (from DAC) c) DC + AB + UUID (from DAC) + CV (from DAC) or something else entirely? The documentation states that the signature binds the DAR to the challenge vector (CV), but it does not clearly specify the exact byte sequence that must be hashed and signed. Could you please clarify the precise data that is used to generate the DAR signature? MCXA Security(Edgelock | secure boot | OTP) Re: Debug authentication Response for MCXW72 Hi @Surdej  Secure Provisioning Tool is built on top of Secure Provisioning SDK, see https://spsdk.readthedocs.io/en/latest/ This is open source so you can find the answers there.
記事全体を表示
因软件许可到期而申请延期 Mail.png   尊敬的技术支持团队: 如附图所示,我收到一封电子邮件通知我,我的 S32DS 许可证即将到期。 我需要继续使用 S32DS 来进行我的工作。请问您能否延长我的软件使用许可,以便我能继续使用该软件? 感谢您的协助。 顺祝商祺! JINNAMGUNG_0-1784598976302.png Re: Request for Software License Extension Due to Expiration 你好, 我查看了您的账户,您的许可证有效期至2028年。 Re: Request for Software License Extension Due to Expiration 主题:如何将 S32 Design Studio 许可证转移/重新注册到我自己的 NXP 帐户 你好, 我的办公电脑是我从前任经理那里继承来的,S32 Design Studio 仍然是在他的 NXP 账户下激活的,而不是我的。因此,我电脑上安装的许可证似乎已经过期了。 我已经确认我的许可证有效期至 2028 年,因此我想将这台电脑上的 S32DS 切换到我的 NXP 帐户和许可证,而不是前任所有者的帐户和许可证。 请问正确的操作步骤是什么?具体来说: 1. 是否有办法停用或解除与先前帐户关联的现有激活状态? 2. 我能否使用我自己的帐户凭据重新激活 S32DS,还是需要完全卸载并重新安装? 感谢您的帮助。 顺祝商祺! Re: Request for Software License Extension Due to Expiration 你好, 您可以使用您的真实密钥在任何设备上进行任何新安装。S32DS 默认提供 101 个许可证。您可以在电脑上启动安装程序,并使用您之前的激活码进行激活。
記事全体を表示
iMX95 动态随机存取存储器(DRAM) 速度 您好, 目前的 iMX95 最高只能支持 6.4Gbps 的传输速率。 NXP 是否会发布支持 LPDDR5X 且速度高达 8.5Gbps 的处理器? 谢谢。 Re: iMX95 DRAM speed 嗨@pengyong_zhang , 请问可以提供一下型号名称吗?初步规格说明是什么? 谢谢。 Re: iMX95 DRAM speed 嗨@simonng imx95 之后的芯片将支持 LPDDR5X 8533MT/s 内存。 BR Re: iMX95 DRAM speed 嗨@simonng 我无法提供有关该芯片的具体细节,因为官方网站尚未发布任何信息。 BR Re: iMX95 DRAM speed 嗨@pengyong_zhang , 这款新版芯片何时发布?动态随机存取存储器\\(DRAM\\)支持的最大速度和密度是多少?每个通道有多少个 CS? 谢谢!
記事全体を表示
调试 MCXW72 的身份验证响应 我正在尝试解锁 MCXW72 上的调试端口。使用 MCUXpresso 安全配置工具解锁端口可以正常工作,但我正在尝试使用我自己的应用程序,该应用程序基于从设备接收的调试凭证 (DC)、DCK 私钥和 DAC 来解锁端口。 这方面的文档非常不清楚(有些地方甚至有错误)。 据我了解,DAR 由以下部分组成: DAR = DC + AB + UUID(来自 DAC)+ 签名 (参考手册中的图 50 显示 UUID 和 AB 字段顺序错误。) 我想使用 OpenSSL 计算签名,但我无法确定应该对哪些数据进行签名: a)直流 + 恒压(来自数模转换器) b) DC + AB + CV(来自 DAC) c) DC + AB + UUID(来自 DAC)+ CV(来自 DAC) 或者完全是其他原因? 文档指出,签名将 DAR 与挑战向量 (CV) 绑定,但并未明确指定必须进行哈希和签名的确切字节序列。请问能否详细说明用于生成DAR特征的具体数据? MCXA 安全(Edgelock | 安全启动 | OTP) Re: Debug authentication Response for MCXW72 嗨@Surdej 安全配置工具基于安全配置 SDK 构建,请参阅https://spsdk.readthedocs.io/en/latest/ 这是开源软件,所以你可以在那里找到答案。
記事全体を表示
system manager driver code for PCAL6524 could you please provide the system manager driver code for PCAL6524HEAZ fsl_pcal6524.c fsl_pcal6524.h Re: system manager driver code for PCAL6524 Dear Binson, I am not aware of an official MCUXpresso SDK/System Manager driver named fsl_pcal6524.cfsl_pcal6524.h for the PCAL6524HEAZ. NXP Linux BSPs support the device through the standard Linux GPIO-expander driver using the PCA6524 device-tree compatible string. The i.MX95 19x19 EVK is a public example that uses the PCAL6524 as an I²C GPIO expander: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts   With Best Regards, Jozef
記事全体を表示
Request for Software License Extension Due to Expiration Mail.png   Dear Support Team, As shown in the attached image, I received an email notifying me that my S32DS license is about to expire. I need to continue using S32DS for my ongoing work. Could you please extend my license so that I can keep using the software? Thank you in advance for your assistance. Best regards, JINNAMGUNG_0-1784598976302.png Re: Request for Software License Extension Due to Expiration Hi,  I checked your account and your license is valid till 2028.  Re: Request for Software License Extension Due to Expiration Subject: How to transfer/re-register an S32 Design Studio license to my own NXP account Hello, I inherited my work PC from my former manager, and S32 Design Studio is still activated under his NXP account, not mine. Because of this, the installed license appears to have expired on my machine. I have confirmed that my own license is valid until 2028, so I would like to switch S32DS on this PC over to my NXP account and license instead of the previous owner's. Could you let me know the correct procedure for this? Specifically: 1. Is there a way to deactivate or release the existing activation tied to the previous account? 2. Can I simply re-activate S32DS with my own account credentials, or is a full uninstall and clean reinstall required? Thank you for your help. Best regards, Re: Request for Software License Extension Due to Expiration Hi,  You can use your actual key for any new installation on any device. For S32DS is by default 101 licenses available. You can start installer on your PC and use your old code for activation. 
記事全体を表示
MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification Dear NXP engineers and community experts, I am currently developing with the MFS2323BMBA5EP Safety SBC and have encountered a significant conflict between my configuration files and datasheet reports regarding the OTP factory configuration. I would greatly appreciate your expertise in clarifying this. The Configuration Conflict: 1. Evidence from the .cfg file: In my FS2320_BA5_CONFIG_Rev_A.cfg file, there is a direct register value: 0x30 : 0x00 According to the FS23 datasheet (Table 229, OTP_MAIN_SYS_I2C_CFG😞 Bit 4 (SPI_EN_OTP): 0 means I2C is enabled, SPI is disabled; 1 means SPI is enabled. Bit 3~0 (I2CDEVADDR_OTP): 0000 means the I2C slave address is 0x20. This clearly suggests the chip is factory-configured for I2C mode. 2. Evidence from the Configuration Report PDF: However, in my R_MFS2323BMBA5_Rev_A_test.pdf document, under Table 2. Device OTP configuration, the report explicitly states: SPI Enable: SPI pins are enabled. This suggests the hardware pins are locked to SPI mode. My Actual Hardware Test Results: When I configured my MCU (S32K344) as an SPI Master to communicate with this PMIC: The MISO pin stays at a constant 0.3V (indicating high-impedance with internal weak pull-down, meaning the slave is not driving the line). The SCK pin on the PMIC side was actually outputting clock signals on its own. I suspect the chip might be locked in OTP Emulation mode or configured as an I2C slave, which is causing the SPI communication to completely fail. My Specific Questions: Could you please confirm the actual factory OTP configuration for the MFS2323BMBA5EP? Is it SPI or I2C? When there is a conflict between the .cfg register file (0x30 : 0x00) and the PDF configuration report, which one should be considered the absolute hardware truth? Is there a possibility that the PDF report contains a documentation error? (I have attached the FS2320_BA5_CONFIG_Rev_A.cfg and the R_MFS2323BMBA5_Rev_A_test.pdf to this post for reference). Thank you in advance for your help! Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification Okay, thank you. Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification Which company are you from? Currently, you're using your own email address, which is considered a low-priority (C-level) customer. This requires checking your schematic and a series of things related to the CRC driver. I suggest you submit a ticket using your company email address. Home Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification Currently, it's not possible. I'm communicating in DEBUG mode. I've tested the SCK and MOSI waveforms on the 344 pin separately, and they can transmit the data I write. However, because the FS23's SCK pin is also sending a signal, when these two are connected together, the SCK signal sent by the MCU is pulled low by the FS23. The responses I send to the FS23 are all 0s. I've also configured CRC. The purple line represents the SCK signal after the top. Yellow indicates data signals. The scale is 5V. The data sent is {0x02, 0x00, 0x00, CRC} If you forcefully interpret the SCK waveform as a normal waveform, you can see that the data is correct; the first bit is 2, followed by 00 and CRC. Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification Can you successfully communicate using SPI? Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification Is it possible that the SCK signal of the FS23 is also being sent when communicating with the S32K344 via SPI? Because if I don't configure SPI communication with the FS23, there's no waveform when I try to capture the SCK pin of the FS23. Only when communicating with the S32K344 are both the SCK pins of the FS23 and the S32K344 sending signals, and the waveforms of the SCK and CS pins are exactly the same. Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification guoweisun_0-1784603079866.png I uploaded the .cfg file to Mirror via the GUI. The register indicates SPI mode.
記事全体を表示
PCAL6524 的系统管理器驱动程序代码 请问能否提供PCAL6524HEAZ的系统管理器驱动程序代码? fsl_pcal6524.c fsl_pcal6524.h Re: system manager driver code for PCAL6524 亲爱的宾森: 我不知道有名为fsl_pcal6524.cfsl_pcal6524.hf或 PCAL6524HEAZ 的官方 MCUXpresso SDK/系统管理器驱动程序。NXP Linux BSP 通过标准的 Linux GPIO 扩展器驱动程序,使用 PCA6524 设备树兼容字符串来支持该设备。i.MX95 19x19 EVK 是一个公开示例,它使用 PCAL6524 作为 I²C GPIO 扩展器: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-19x19-evk.dts   最诚挚的问候, 约瑟夫
記事全体を表示
Reducing Power Consumption by Disabling CPU/GPU/VPU on i.MX95 Hi NXP, We are looking for ways to reduce the overall power consumption of our i.MX95-based system. Could you please help clarify the following questions? Is it possible to completely power down individual CPU cores when they are not required? Is it possible to completely power down the GPU and VPU if our application does not use them? If the CPU/ GPU / VPU is not required, is it possible to keep them disabled by default after boot to further reduce power consumption ? (by device-tree ?) Are there any recommended software configurations or reference documents for achieving the lowest possible power consumption? Our BSP is based on Yocto 5.2 / Linux 6.12.x. Thanks. Best Regards, Sean Linux Re: Reducing Power Consumption by Disabling CPU/GPU/VPU on i.MX95 For your questions: Is it possible to completely power down individual CPU cores when they are not required? A:Yes, you can. Is it possible to completely power down the GPU and VPU if our application does not use them? A:Yes if not use them. If the CPU/ GPU / VPU is not required, is it possible to keep them disabled by default after boot to further reduce power consumption ? (by device-tree ?) A:Yes, For GPU/VPU-style platform devices, yes, the normal approach is to set the relevant device tree node status = "disabled"; so Linux does not register/probe that device. Are there any recommended software configurations or reference documents for achieving the lowest possible power consumption? A:We have the AN14449 — i.MX 95 Power Consumption Measurement : primary reference for measured low-power use cases, BCU procedure, DSM, Linux suspend, and BBSM. Any questions contact us freely Wish you have a nice day
記事全体を表示
MFS2323BMBA5EP OTP 配置冲突:SPI 与 I2C 模式识别 尊敬的恩智浦工程师和社区专家们: 我目前正在使用以下技术进行开发 MFS2323BMBA5EP 功能安全单板计算机 (SBC) 的配置文件与数据手册中关于一次性密码 (OTP) 出厂配置的报告存在重大冲突。非常感谢您能凭借专业知识对此进行澄清。 配置冲突: 1. 来自以下方面的证据 .cfg 文件: 在我的 FS2320_BA5_CONFIG_Rev_A.cfg 文件中,有一个直接的寄存器值: 0x30 : 0x00 根据 FS23 数据表(表 229), OTP_MAIN_SYS_I2C_CFG😞 位 4 ( SPI_EN_OTP ) : 0 方法 I2C 已启用,SPI 已禁用; 1 表示SPI已启用。 位 3~0 ( I2CDEVADDR_OTP ) : 0000 意思是 I2C 从机地址是 0x20 。 这清楚地表明该芯片是出厂时就已配置好的。 I2C模式。 2. 来自配置报告 PDF 的证据: 然而,在我的 R_MFS2323BMBA5_Rev_A_test.pdf 文件,在 表 2. 设备 OTP 配置,报告中明确指出: SPI 使能:SPI 引脚已启用。 这表明硬件引脚被锁定。 SPI模式。 我的实际硬件测试结果: 当我将我的MCU(S32K344)配置为SPI主设备以与该PMIC通信时: MISO引脚保持恒定 0.3伏 (表示高阻抗,内部下拉电阻较弱,意味着从设备无法驱动线路)。 PMIC 侧的 SCK 引脚实际上会自行输出时钟信号。 我怀疑该芯片可能被锁定在 OTP 仿真模式或配置为 I2C 从设备,这导致 SPI 通信完全失败。 我的具体问题: 请您确认一下。 MFS2323BMBA5EP的实际出厂OTP配置是什么?是SPI还是I2C? 当两者之间发生冲突时 .cfg 寄存器文件( 0x30:0x00 )和PDF配置报告,哪个才是硬件配置的绝对权威?PDF报告是否存在文档错误的可能性? (我已附上) FS2320_BA5_CONFIG_Rev_A.cfg 以及 R_MFS2323BMBA5_Rev_A_test.pdf (参见此帖)。 提前感谢您的帮助! Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification 好的谢谢您 Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification 请问你们是哪个公司?目前您是用的自己的邮箱属于C客户优先级很低的 这个是需要检查您的原理图,驱动CRC一系列的东西。 我建议您用公司的邮箱提交一个ticket Home  Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification 目前不能,我现在是在DEBUG模式下去通讯,我单独测试344端的SCK和MOSI的波形是能发出我写的数据的,但是由于,FS23的SCK引脚也在发信号,这两个接在一块后,MCU发出来的SCK信号被FS23对顶后拉低了,我发送给FS23回复的都是0,我也配置了CRC了 紫色的线是对顶后的SCK信号 黄色是数据信号 刻度都是5V 发送的数据是 {0x02, 0x00, 0x00,CRC} 如果强行把SCK看成正常波形是能看出来数据是对的,第一位是2然后00和CRC Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification 你配置成SPI 能通信成功吗? Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification 会出现与S32K344SPI通讯时FS23的SCK信号也在发送吗,因为如果我不配置SPI与FS23通讯,我去抓FS23的SCK脚是没有波形的,只有344和他通讯的时候这两个的SCK引脚都在发信号,而且SCK和CS引脚的波形是一模一样的 Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification guoweisun_0-1784603079866.png 我在GUI upload .cfg文件到mirror register显示就是SPI 模式
記事全体を表示
From Simulation to Vehicle Control: Real-Time Decision Making on the S32N55 1 Table of Contents • Introduction • Overview • Context • References • Conclusion 2 Introduction Modern vehicle development increasingly relies on digital validation before physical prototypes are available. Simulation enables rapid testing and iteration, but engineering teams also need to demonstrate how virtual behavior maps to real hardware. In the Hello World demonstrator, this connection is handled by the Main Node application running on the NXP S32N55. The Main Node acts as the central execution point of the demonstrator, transforming vehicle information generated inside MATLAB ® and Simulink ® into decisions and actions that can be observed on physical hardware. By combining Model-Based Design, CAN communication, and centralized decision making, the system creates a bidirectional link between the virtual vehicle and the physical demonstrator. This article explains how the Main Node converts simulation inputs into coordinated vehicle behavior while maintaining synchronization between the digital and physical domains. 3 Overview As introduced in the previous article, the S32N55 functions as the communication hub of the demonstrator, aggregating information from distributed modules and distributing commands throughout the system. Beyond communication, however, the Main Node also serves as the decision-making layer responsible for interpreting vehicle state and translating it into actionable control signals. Developed using the NXP Model-Based Design Toolbox (MBDT), the application is entirely modeled in Simulink and deployed directly onto the target hardware. This workflow enables engineers to focus on vehicle functionality and system behavior while leveraging automated code generation and integrated CAN communication support. The Main Node receives data from simulated and physical sources, maintains a coherent vehicle-state view, runs vehicle-level control logic, and sends commands to the actuator nodes that make up the demonstrator. This centralized architecture reflects the direction of modern software-defined vehicle platforms, where coordination moves from isolated ECUs toward higher-level compute nodes. figure_1_main_node_vehicle_brain_no_header.png Figure 1. Main Node overview showing how the S32N55 coordinates simulation inputs, vehicle-state processing, and commands to distributed hardware modules. 4 Context The Main Node is positioned between the virtual vehicle environment and the physical hardware modules that form the demonstrator. Driver inputs generated through the Driver-in-the-Loop simulation environment are transmitted over CAN and received by the S32N55, where they are processed alongside feedback arriving from multiple distributed nodes. Commands such as vehicle speed, steering angle, gear selection, braking requests, and lighting controls enter the Main Node from the simulation environment. These inputs are then evaluated by the application and translated into CAN messages that drive the corresponding hardware modules. This architecture enables the physical demonstrator to mirror the behavior of the virtual vehicle. When the simulated vehicle accelerates, the speed command is interpreted by the Main Node and forwarded to the motor control subsystem. Steering-wheel movements are translated into steering-angle commands for the steering module, while lighting commands activate headlights, fog lights, hazard lights, and turn indicators on the physical hardware. figure_2_virtual_physical_synchronization_no_header.png Figure 2. System context illustrating the Main Node as the bridge between the virtual vehicle environment and the physical demonstrator hardware. The Main Node can be driven either by the Driver-in-the-Loop simulation or by the External Control model. In both cases, the command source publishes the same DBC-defined CAN frames, so the S32N55 receives speed, steering, brake, gear, and lighting commands through the same interface. This allows the same deployed application to be exercised from two sources without changing the Main Node software. This approach is especially useful during integration, demonstrations, and incremental validation. Engineers can exercise the Main Node and the downstream actuator modules even when the complete virtual environment is not active, while still preserving the exact communication contract used by the full system. As a result, the application can be validated against two different input sources without changing the deployed software on the board. Rather than acting as a simple gateway, the Main Node continuously evaluates received information and executes vehicle-level decisions. One example is the processing of motor feedback data, where information from multiple motors is combined to derive a representative vehicle speed used throughout the system. Centralizing this functionality simplifies system coordination while ensuring consistency across all connected modules. Gear selection is handled as part of this centralized decision layer. The incoming gear command is interpreted as a driving mode that affects how the requested speed is applied: Park and Neutral block motion commands, Reverse changes the sign of the velocity reference, and Drive or Sport propagate the requested speed as a forward-driving command. This keeps speed-control behavior aligned with the selected driving mode while preserving the same driver-input signal set. The target-speed command is computed from the requested speed reference, the selected gear mode, the reported vehicle speed, and the effective brake command. Motor feedback is fused into a representative reported speed, which provides the actual-speed reference used during braking decisions. Under normal driving conditions, the requested target speed passes through the gearbox-aware logic and is converted into the motor-speed command sent over CAN. When braking is active, the Main Node bases the outgoing command on the detected speed and brake value, reducing the command until the vehicle is considered stopped. The Main Node also hosts the demonstrator's automated emergency braking functionality. Parking sensor nodes continuously report obstacle distances over CAN. The application evaluates these measurements and determines whether an object has entered a predefined safety zone. When this condition is met, the braking command issued by the driver can be overridden and replaced with an emergency braking request generated by the system. Picture1.png Figure 3. Parking sensors in action detecting nearby obstacles and providing distance feedback used by the Main Node to support emergency braking decisions. An important aspect of this implementation is that the braking behavior is reflected across both domains. The physical hardware responds to the braking request, while the simulation environment can receive corresponding vehicle-state updates through the same CAN-based loop. This closed-loop behavior demonstrates bidirectional interaction between simulation and embedded execution, allowing safety-related functionality to be validated in a realistic environment before a full vehicle prototype is available. figure_4_aeb_closed_loop_no_header.png Figure 4. Closed-loop emergency braking flow showing how parking sensor feedback can trigger an automated braking request across both the physical and simulated domains. CAN communication is the key enabler of this architecture. Every subsystem communicates through DBC-defined interfaces, allowing functionality to be distributed across multiple independent nodes while preserving a consistent and scalable communication framework. The shared DBC approach ensures that signal definitions remain synchronized across all parts of the demonstrator. To support this workflow, MathWorks Vehicle Network Toolbox ™ provides direct integration between MATLAB ® , Simulink ® , and CAN communication interfaces. DBC files can be used directly throughout the development process, simplifying signal management and ensuring consistency across the virtual vehicle, the Main Node, and all peripheral modules. As the demonstrator grows to include additional functionality, the same network definition can be reused across all participating systems, reducing integration effort and helping accelerate development. Note: The combination of NXP Model-Based Design Toolbox and MathWorks Vehicle Network Toolbox creates a workflow in which vehicle behavior, communication interfaces, and deployed software remain aligned from modeling through system integration. figure_5_shared_dbc_workflow_no_header.png Figure 5. CAN and DBC workflow showing how shared signal definitions keep the virtual vehicle, Main Node, and distributed hardware modules synchronized. 5 References NXP Model-Based Design Toolbox (MBDT) NXP S32N Vehicle Super-Integration Processors Vehicle Network Toolbox ™ NXP Model-Based Design Toolbox Community 6 Conclusion The Main Node demonstrates how a centralized compute platform can act as more than a communication gateway. Running on the NXP S32N55, it combines signal aggregation, decision making, and command distribution into a single application that coordinates the entire demonstrator. By transforming simulation-generated inputs into physical vehicle behavior and feeding real-world information back into the virtual environment, the Main Node creates a practical closed-loop development platform. Together, NXP Model-Based Design Toolbox, MathWorks Vehicle Network Toolbox, and CAN-based communication enable rapid iteration, simplified integration, and efficient validation of vehicle functionality across simulated and physical domains.
記事全体を表示
i.MX8M Plus — Secondary image boot (IMG_CNTN_SET1_OFFSET) on ECSPI/SPI NOR: does ROM fall back in OP i.MX8M Plus -- Secondary image boot (IMG_CNTN_SET1_OFFSET) on ECSPI/SPI NOR: does ROM fall back in OPEN config? ==== Setup ==== - SoC: i.MX8M Plus (custom SMARC module) - Boot device: serial NOR on ECSPI2 / CS1 (Winbond W25Q128, 16 MiB). This is the legacy eCSPI controller, NOT FlexSPI. - Security: OPEN configuration (device is not HAB-closed). - Fuse IMG_CNTN_SET1_OFFSET (fuse read 2 1) = 0x00000000. - Flash map: primary bootloader at 0x000000, secondary copy at 0x400000 (4 MiB). Per the documented SPI mapping: "For SPI: secondary boot disabled if fuse > 10; n == 0 -> Offset = 4 MB; n == 2 -> 1 MB; others & n <= 10 -> 1 MB * 2^n." With fuse n = 0 (factory default, no burn needed) the secondary offset should be exactly 0x400000. ==== The problem ==== We placed a byte-identical, cmp.b-verified copy of the primary image at 0x400000, then invalidated the primary boot header (sf erase 0 0x1000) and reset. The ROM does NOT fall back to the secondary image -- the board is bricked (recoverable only via USB SDP). We also tried erasing a hole inside the primary body (sf erase 0x100000 0x40000) with the same result. ==== Questions ==== 1. On SPI/ECSPI NOR, what exactly triggers the ROM to switch to the secondary image at the IMG_CNTN_SET1_OFFSET? Is it any invalid primary boot header / failed image parse, or specifically a HAB authentication failure? 2. Does secondary-image boot work in OPEN (non-secured) configuration, or only when the device is HAB-closed? 3. Does it fall back on the same reset, or does it require a power cycle / second reset (persistent-boot style)? 4. Must the secondary image at 0x400000 be a separately-built bootable image (its own IVT/boot data for that offset), or is a byte-identical copy of the primary sufficient? ==== Logic-analyzer evidence (SPI bus captured during reset) ==== We probed the ECSPI2 bus (CLK, MOSI, MISO, CS) with a Saleae Logic Pro 16 at 500 MS/s and decoded every SPI transaction during reset. For comparison we did the same on an i.MX8QM module which boots from FlexSPI NOR and does fall back to secondary successfully. ---- i.MX8M Plus (ECSPI NOR), primary corrupted ---- The ROM issues only 0x03 READ commands, reading strictly sequentially from offset 0: 0x03 00 00 FC -> READ 0x0000FC 0x03 00 04 EC -> READ 0x0004EC 0x03 00 08 DC -> READ 0x0008DC ... (~50 reads per 64 KiB block, strictly increasing) ... 0x03 00 13 xx -> read count drops here (erased hole 0x100000-0x140000, MISO=0xFF) 0x03 00 18 xx -> continues LINEARLY past the hole ... up to ~0x1A69E8 ... The ROM reads linearly through the entire primary region, straight through the erased/invalid area (getting 0xFF back), and NEVER issues a read to 0x400000 or 0x800000 (the secondary region). There is no "0x03 40 xx xx" anywhere in the full capture (25 million samples, 654 decoded transactions). On a fully-erased-header case the ROM loads 0xFF, executes it, and crashes with a Synchronous Abort -- no fallback of any kind. ---- i.MX8QM (FlexSPI NOR), for contrast -- secondary fallback DOES work ---- When only the primary container header is invalidated (FCB left intact at 0x000400), the QM ROM does: 0x0B 00 04 00 -> Fast-Read FCB @0x000400, MISO: 46 43 46 42 ("FCFB" magic, FlexSPI config valid) ... reads FCB configuration data ... 0x0B 00 10 00 -> Fast-Read primary container @0x001000, MISO: FF FF FF FF (invalid!) 0x0B 40 10 00 -> Fast-Read SECONDARY container @0x401000, MISO: valid <-- ROM switched, SAME reset 0x0B 40 30 00, 0x0B 40 40 00, ... -> loads whole secondary image (~90 reads at 0x40xxxx) The QM ROM reads FCB, configures FlexSPI, checks the primary container at 0x001000, sees 0xFF, and immediately (same reset) switches to the secondary container at 0x401000. This works. If we instead erase the whole first 4 MB (including the FCB), the QM ROM makes only 2 reads at 0x000400, gets 0xFF, and does NOT fall back -- so a valid FCB is required for the fallback to engage. ---- Comparison ---- i.MX8M Plus (this board): Controller : eCSPI (legacy SPI) Read opcode: 0x03 READ FCB present: No (eCSPI has no FCB concept) Reads secondary on corrupt primary: NO -- bus never shows "0x03 40 xx xx" Result: bricks (loads 0xFF -> crash) i.MX8QM (reference): Controller : FlexSPI Read opcode: 0x0B Fast Read FCB present: Yes (0x400, magic "FCFB") Reads secondary on corrupt primary: YES -- "0x0B 40 10 00", same reset Result: boots secondary successfully ==== Summary ==== From the bus captures, the IMG_CNTN_SET1_OFFSET secondary-image boot on i.MX8M Plus appears to be either FlexSPI-only, or gated by HAB-closed config, and does not engage for eCSPI NOR in OPEN config. Could NXP please confirm: - Whether eCSPI (as opposed to FlexSPI) NOR is supported for secondary-image boot at all on i.MX8M Plus; - Whether the trigger is HAB-auth-failure (closed config only) vs. any invalid header (open config too); - Whether fallback is same-reset or requires a power cycle; - Whether the secondary must be separately built for that offset, or a byte-identical copy is OK. Thank you. Re: i.MX8M Plus — Secondary image boot (IMG_CNTN_SET1_OFFSET) on ECSPI/SPI NOR: does ROM fall back i Hello @djordje_nod  Hope you are doing very well. Q1. What triggers the ROM to fall back to secondary on ECSPI NOR? In OPEN mode, the ROM/HAB performs image authentication but all authentication errors are ignored and the image is still allowed to execute. In CLOSED mode (SEC_CONFIG fused), when HAB authentication of the primary image fails, the ROM sets PERSIST_SECONDARY_BOOT (SRC_GPR10[30]) to 1 and performs a software reset. Manuel_Salas_0-1785176534778.png Q2. Does secondary image boot work in OPEN configuration? In OPEN mode, The ROM will never autonomously set PERSIST_SECONDARY_BOOT because it ignores HAB errors. Q3. Same reset or second reset? Primary boot fails HAB auth (closed mode) ----> ROM sets SRC_GPR10[30] = 1 ----> triggers software reset. On the next reset cycle, ROM reads the persistent bit, sees it is 1, and loads from the secondary offset instead of the primary. Q4. Byte-identical copy or separately-built image at 0x400000? A byte-identical copy is sufficient as the IVT/boot-data fields contain RAM addresses, not flash addresses. Best regards, Salas.
記事全体を表示
IMX95EVK-19-REV-A1 flash problem Dear NXP, I'm trying to flash a linux image(6.18.20_2.0.0/ 6.18.2_1.0.0/6.12.49_2.2.0) to eMMC/SD Card on IMX95LP5-19 EVK REV A1 and none of them is successful. The command prompt shows [HID(W): LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) ] SDPS: boot -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all. IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) The reference above mentioned that A1 silicon does not support current images on official site(6.12.34 does not have IMX95EVK patch). so I wonder if there is an unpublished official link that includes suitable images?  Looking forward to your reply, Thanks. BR/david Here is a reference IMX95LPD5EVK-19CM: UUU eMMC flash of L6.18.2 fails (LIBUSB errors on Linux and Windows) Re: IMX95EVK-19-REV-A1 flash problem A1 silicon: The recommended BSP is LF 6.6.52_2.2.x Please download demo image L6.6.52_2.2.2_MX95 And use image imx-boot-imx95-a1-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all I just verified the following command, it worked. uuu.exe -b emmc imx-boot-imx95-a1-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all
記事全体を表示
ls1021a eTSEC tx timeout I have a LS1021A IOT and a prototype board based on this cpu. On both we use our boot loader. It works perfectly in the IOT board but on my board I get TX timeout on the Ethernet port. I get a few pings going and then tx timeout and more pings.  This makes tftp rarely possible. There are hardware difference of course. Our MAC is connected to a BCM54616S then to a LAN9514. The autonegotiation is limited to 100FD. TX timeout also happens in loopback mode. In order to transmit data, I had to set bit SGMII_AN bit in the TBI PHY on my boards while I did not have to on the IOT (IOT can negotiate at 1000FD). Not sure why the TX is so intermittent. Could it be related to this speed limitation? Re: ls1021a eTSEC tx timeout Hello, For 100FD SGMII , verify these items in your boot loader on the prototype board: Set LS1021A eTSEC for SGMII 100 Mbps ECNTRL[TBIM] = 1 ECNTRL[SGMIIM] = 1 ECNTRL[R100M] = 1 MACCFG2[I/F Mode] = 01 for 10/100 mode The LS1021A RM specifically notes setting R100M = 1 for SGMII 100 Mbps. Reset and program the internal TBI PHY The RM states that SGMII uses the TBI register set and that it is important to reset the TBI for all interface modes, including SGMII. Keep SGMII_AN set The TBI SGMII_AN bit is documented as “must be set to 1.” So the fact that your board only transmits after setting this bit is not surprising; it suggests your boot-loader initialization was incomplete for this PHY/MAC mode. Do not rely on 1G-style SGMII AN behavior at 100 Mbps There are known LS1021A reports where 100 Mbps SGMII operation shows “SGMII link is not ok” or intermittent no-packet behavior after link cycling, while 1G operation is clean. That does not prove your exact TX timeout root cause, but it makes 100FD SGMII configuration a strong suspect. The loopback result matters. If your “loopback mode” is external PHY loopback or SGMII-side loopback, the 100FD SGMII/TBI setup can still be involved. If it is internal MAC/eTSEC loopback , then the external BCM54616S/LAN9514 path is mostly out of the picture, and I would focus on eTSEC initialization, descriptor-ring handling, cache coherency, and TX halt/error status. For debugging, check the eTSEC TX halt status when the timeout occurs. The RM says the transmit halt bits are set when eTSEC is no longer processing transmit frames from a TxBD ring; repeatable causes include bus errors, invalid BD/data addresses, uncorrectable BD/data read errors, and TxBD programming errors such as Ready = 1 with length 0 . Also check whether you are seeing IEVENT_BSY ; NXP material describes BSY as dropped RX frames due to lack of buffers/software not servicing the BD ring fast enough, which is a software/BD-ring symptom rather than a pure SGMII electrical symptom. Recommended isolation sequence: 1. Force external PHY to 100FD, no autoneg toward copper if needed. 2. Force LS1021A MAC/eTSEC to SGMII 100 Mbps: TBIM=1, SGMIIM=1, R100M=1, MACCFG2 I/F mode=10/100. 3. Reset/reinitialize TBI after setting SGMII mode. 4. Set TBI SGMII_AN=1. 5. Confirm TBI link/AN status, eTSEC ECNTRL/MACCFG2, and PHY SGMII-side status. 6. On timeout, dump IEVENT, TX halt registers, DMA status, and TXBD ring contents. regards  Re: ls1021a eTSEC tx timeout Forgot to say my port is set for SGMII mode. Re: ls1021a eTSEC tx timeout Adding messages or 1ms delay in the send functions allows the correct transfer of data without loss. I added a DMA flush to the TX descriptors in the send function and this helps. Though, this should not be necessary considering the descriptors are allocated in uncached memory. It could be a defect in the MMU library to which I added LPAE support. Now I remember that a long time ago I removed the dma-coherent property in the enet device node and this was enough for the LS1021A-IOT to work. This is forcing a DMA flush while allocating uncached memory for the descriptors. But there was no cache flush in the send functions which updates the TX descriptors on each packet. Not sure why it does not work on my prototype (difference in frequency, DDR3L vs DDR4,...) Re: ls1021a eTSEC tx timeout Hi, Thank you for the detailed findings — the combination of workarounds you identified (1 ms delay, manual DMA flush, and removing dma-coherent ) is a textbook fingerprint of a cache alias problem. Here is the root cause explanation and the recommended fix path. Root cause: cached virtual alias over the TX descriptor region The LS1021A ENET DMA is a non-cache-coherent bus master — it reads DDR directly, with no visibility into the CPU cache. The correct operating model for gianfar on LS1021A is the non-coherent software-managed model: descriptors allocated in uncached memory, with explicit dma_sync_* calls whenever the CPU updates a descriptor field. What your LPAE changes most likely introduced is a page table entry for the descriptor physical address range that carries the wrong cache attribute — Normal Writeback instead of Device or Normal Non-cacheable. This creates two virtual aliases to the same physical memory with different cacheability: the allocation path (via dma_alloc_noncoherent ) maps it uncached, but the per-packet TX descriptor update path in the send function accesses it through a cached alias. The CPU writes the updated descriptor fields into the cache line, they never reach DDR, and the ENET DMA reads stale data and underruns. Why your three workarounds all mask the same defect 1 ms delay / message insertion: adds enough latency for the CPU writeback buffer to drain naturally under low load — timing-dependent, will fail under traffic or frequency change. Manual dma_flush in the send function: forces a cache clean-to-PoC before the DMA reads the descriptor — correct behaviour, but should not be necessary if the region is genuinely uncached. Removing dma-coherent from the enet device node: causes the kernel to call dma_map_single() / dma_sync_single_for_device() on each TX descriptor before submission, which explicitly cleans the cache — also correct, and explains why the LS1021A-IOT worked reliably without a send-path flush. The absence of the send-path flush is the missing piece. The LS1021A-IOT worked with dma-coherent removed because the kernel's DMA mapping layer inserted the sync automatically; your prototype does not have that path because the LPAE changes altered the descriptor region's cache attributes without re-introducing the sync. DDR3L vs DDR4 / frequency difference This is not the root cause. Different DRAM type and frequency change write latency and buffer drain timing, which is why the failure is more visible on your prototype — but the underlying defect is architectural and will be present on both boards under sufficient load. Recommended fix The correct and self-consistent fix is to combine both of the following: Keep dma-coherent removed from the enet device node (non-coherent model). This causes the kernel DMA layer to issue dma_sync_single_for_device() automatically before DMA ownership is transferred for descriptors allocated via dma_alloc_noncoherent . Add explicit dma_sync_single_for_device() calls in the TX send path at the point where TX descriptor fields ( status , data_length , data_pointer ) are written on each packet. This is the flush you added manually — but it should be formally placed as a dma_sync_single_for_device(dev, desc_dma_addr, sizeof(txbd), DMA_TO_DEVICE) before writing TDAR . This makes the model explicit and correct regardless of how the MMU attributes the descriptor region. Separately, audit the LPAE MMU library change for the AttrIndx / TEX+C+B fields assigned to the physical address range used for ENET descriptors. The descriptor pool should be mapped as Device-nGnRnE (strongly ordered) or Normal Non-cacheable — not Normal Writeback. You can verify the actual attributes in use with the kernel's ptdump debug interface by checking the virtual address of the descriptor pool after allocation. The DMA flush you added is not a workaround — it is the correct mechanism. The real defect is that it was absent from the send path in the first place, and the LPAE changes exposed this because they altered the effective cacheability of the region.   Regards
記事全体を表示
MTC40F2046S1RC64BD2 Are you able to confirm if this mpn: MTC40F2046S1RC64BD2 is X-ray sensitive?  Re: MTC40F2046S1RC64BD2 That's not true. X-ray exposure is a common testing procedure and will not cause damage. We suggest you find a seller with a Certificate of Conformity (COC) for safety assurance.
記事全体を表示
Support Request: HD-SDI Interface Using i.MX8M Plus LVDS Output Dear Sir, We are designing a system based on the NXP i.MX8M Plus processor and would like your guidance regarding the implementation of an HD-SDI interface. Our requirement is to support three HD-SDI outputs. We are planning to use the LVDS interface of the i.MX8M Plus and convert it to HD-SDI using the following devices: LMH0340SQE/NOPB – LVDS to HD-SDI Serializer 2 × LMH0324RTWT – 1-to-3 HD-SDI Distribution Amplifiers Could you please confirm whether the LVDS interface of the i.MX8M Plus is compatible with this architecture for generating three HD-SDI outputs? If this approach is not recommended or supported, could you please suggest an alternative solution for implementing three HD-SDI interfaces while continuing to use the i.MX8M Plus processor? We would prefer to retain the i.MX8M Plus in our design, as it satisfies all of our other system requirements. We would appreciate your recommendations and any reference designs or application notes that may help us implement this interface successfully. Thank you for your support. We look forward to your guidance. Best regards, Samudralankaiah Jampani Analog(ADC|CMP|DAC|OpAmps) Board Design MCXA MCXC Re: Support Request: HD-SDI Interface Using i.MX8M Plus LVDS Output Hello, Unfortunately I'm not really used to this kind of use case, as I was investigating the part you have shared it seem that it is expected to use with an FPGA not an LVDS channel, so I'm not sure that you may use this interface for that. Maybe using a different bridge or other of the interfaces in the i.MX8MP or even another layer (FPGA) in between could be a solution. Best regards/Saludos, Aldo.
記事全体を表示