通过禁用 i.MX95 上的 CPU/GPU/VPU 来降低功耗您好,NXP,
我们正在寻找降低基于 i.MX95 的系统整体功耗的方法。
请问您能否帮忙解答以下问题?
- 是否可以在不需要时完全关闭单个 CPU 核心的电源?
- 如果我们的应用程序不使用 GPU 和 VPU,是否可以完全关闭它们?
- 如果不需要使用 CPU/GPU/VPU,是否可以在启动后默认禁用它们以进一步降低功耗?(通过设备树?)
- 是否有推荐的软件配置或参考文档可以实现最低的功耗?
我们的电路板支持包 基于 Yocto 5.2 / Linux 6.12.x。
谢谢。
顺祝商祺!
肖恩
LinuxRe: Reducing Power Consumption by Disabling CPU/GPU/VPU on i.MX95关于您的问题:
- 是否可以在不需要时完全关闭单个 CPU 核心的电源?
A:是的,可以。
- 如果我们的应用程序不使用 GPU 和 VPU,是否可以完全关闭它们?
A:是的,如果不用它们的话。
- 如果不需要使用 CPU/GPU/VPU,是否可以在启动后默认禁用它们以进一步降低功耗?(通过设备树?)
答:是的,对于 GPU/VPU 类平台设备,通常的做法是将相关的设备树节点状态设置为“禁用”;这样 Linux 就不会注册/探测该设备。
- 是否有推荐的软件配置或参考文档可以实现最低的功耗?
A:我们有 AN14449 — i.MX 95 功耗测量:测量低功耗用例、BCU 程序、DSM、Linux 挂起和 BBSM 的主要参考。
如有任何疑问,请随时联系我们。
祝你今天过得愉快