2396958_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396958_zh-CN

2396958_zh-CN

iMX95 动态随机存取存储器(DRAM) 速度

您好,

目前的 iMX95 最高只能支持 6.4Gbps 的传输速率。

NXP 是否会发布支持 LPDDR5X 且速度高达 8.5Gbps 的处理器?

谢谢。



Re: iMX95 DRAM speed

@pengyong_zhang

请问可以提供一下型号名称吗?初步规格说明是什么?

谢谢。

Re: iMX95 DRAM speed

@simonng

imx95 之后的芯片将支持 LPDDR5X 8533MT/s 内存。

BR

Re: iMX95 DRAM speed

@simonng

我无法提供有关该芯片的具体细节,因为官方网站尚未发布任何信息。

BR

Re: iMX95 DRAM speed

@pengyong_zhang

这款新版芯片何时发布?动态随机存取存储器\\(DRAM\\)支持的最大速度和密度是多少?每个通道有多少个 CS?

谢谢!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: