尊敬的恩智浦工程师和社区专家们:
我目前正在使用以下技术进行开发 MFS2323BMBA5EP 功能安全单板计算机 (SBC) 的配置文件与数据手册中关于一次性密码 (OTP) 出厂配置的报告存在重大冲突。非常感谢您能凭借专业知识对此进行澄清。
配置冲突:
1. 来自以下方面的证据 .cfg 文件:
在我的 FS2320_BA5_CONFIG_Rev_A.cfg 文件中,有一个直接的寄存器值:
0x30 : 0x00
根据 FS23 数据表(表 229), OTP_MAIN_SYS_I2C_CFG
位 4 ( SPI_EN_OTP ) : 0 方法 I2C 已启用,SPI 已禁用; 1 表示SPI已启用。
位 3~0 ( I2CDEVADDR_OTP ) : 0000 意思是 I2C 从机地址是 0x20 。
这清楚地表明该芯片是出厂时就已配置好的。 I2C模式。
2. 来自配置报告 PDF 的证据:
然而,在我的 R_MFS2323BMBA5_Rev_A_test.pdf 文件,在 表 2. 设备 OTP 配置,报告中明确指出:
SPI 使能:SPI 引脚已启用。
这表明硬件引脚被锁定。 SPI模式。
我的实际硬件测试结果:
当我将我的MCU(S32K344)配置为SPI主设备以与该PMIC通信时:
MISO引脚保持恒定 0.3伏 (表示高阻抗,内部下拉电阻较弱,意味着从设备无法驱动线路)。
PMIC 侧的 SCK 引脚实际上会自行输出时钟信号。
我怀疑该芯片可能被锁定在 OTP 仿真模式或配置为 I2C 从设备,这导致 SPI 通信完全失败。
我的具体问题:
请您确认一下。 MFS2323BMBA5EP的实际出厂OTP配置是什么?是SPI还是I2C?
当两者之间发生冲突时 .cfg 寄存器文件( 0x30:0x00 )和PDF配置报告,哪个才是硬件配置的绝对权威?PDF报告是否存在文档错误的可能性?
(我已附上) FS2320_BA5_CONFIG_Rev_A.cfg 以及 R_MFS2323BMBA5_Rev_A_test.pdf (参见此帖)。
提前感谢您的帮助!
请问你们是哪个公司?目前您是用的自己的邮箱属于C客户优先级很低的
这个是需要检查您的原理图,驱动CRC一系列的东西。
我建议您用公司的邮箱提交一个ticket
目前不能,我现在是在DEBUG模式下去通讯,我单独测试344端的SCK和MOSI的波形是能发出我写的数据的,但是由于,FS23的SCK引脚也在发信号,这两个接在一块后,MCU发出来的SCK信号被FS23对顶后拉低了,我发送给FS23回复的都是0,我也配置了CRC了
紫色的线是对顶后的SCK信号
黄色是数据信号
刻度都是5V
发送的数据是 {0x02, 0x00, 0x00,CRC}
如果强行把SCK看成正常波形是能看出来数据是对的,第一位是2然后00和CRC
你配置成SPI 能通信成功吗?
guoweisun_0-1784603079866.png
我在GUI upload .cfg文件到mirror register显示就是SPI 模式