Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
MPC8360E:一个以太网设备可以正常工作,两个则不行。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好。 我正在使用 MPC8360E 评估板,并尝试测试以太网性能。我使用的是系统自带的Linux系统。 当插入eth0网卡启动系统时,系统运行良好。但是当我加载 eth1 时 # ifconfig eth1 10.193.20.251 netmask 255.255.255.0 设备无响应(ping、tcp 等)。但是输入命令后,我却得到了 eth1:PHY 为 Marvell 88E11x1 (1410cc2) eth1:全双工 eth1:速度 1000BT eth1:链路已连接 一切似乎都正常,但只有第一个加载的设备能正常工作。 还有一个问题。MPC8360e 能达到接近千兆比特的性能吗?我最后一次测量结果如下: NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26(C) 1997-2005 Kai Uwe RommelTCP connection established.Packet size 1k bytes: 43660 KByte/s Tx, 44079 KByte/s Rx.Packet size 2k bytes: 43418 KByte/s Tx, 46477 KByte/s Rx.Packet size 4k bytes: 43488 KByte/s Tx, 47587 KByte/s Rx.Packet size 8k bytes: 42917 KByte/s Tx, 48112 KByte/s Rx.Packet size 16k bytes: 42109 KByte/s Tx, 48933 KByte/s Rx.Packet size 32k bytes: 41822 KByte/s Tx, 49129 KByte/s Rx.   用于测量的另一台设备是 VR9,它具有足够好的性能。 谢谢 Re: MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,艾伦。 再次感谢你的付出。这个 ISO 镜像文件和我昨天下载的完全一样。问题是,这是 MP8360E 的电路板支持包,版本为 2.0 和 2.1。但我使用的是 1.3 版本,它只有 16MB 的闪存,而不是 32MB。总之,我尝试把它上传到我的板上。我使用的是“小”部分,而不是 32MB 的图像。一切似乎都很顺利。一切都由此开始。但是以太网设备也无法工作。确切地说,以太网设备的性能更差。传输性能约为 10 Mbit,且存在诸多不稳定性。接收性能差别不大。第二个以太网设备的工作方式与之前的电路板支持包不同。但此页面上没有其他电路板支持包。所以,我只能认为我的版本不再受支持了? 当然,飞思卡尔做得很好,但我认为以太网设备能够正常工作是必须的!我的意思是,花那么多钱买一块主板,难道要求设备能完全正常工作就过分了吗?评估委员会是做什么的?我的想法是先了解一下这款设备的功能是否适合我。我不是设备驱动程序程序员。公司如果做了不该做的事情,会损失很多钱,你明白我的意思吧。 现在我无法同时检查两个以太网接口的以太网性能,而这对于我们的应用来说是最重要的。 此致 蒂莫 Timmo 于2007 年 11 月 13 日上午 7:56编辑了此消息 Re: MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 蒂莫, 有关如何从标准光盘或下载的 .iso 文件获取 Linux 内核源代码的说明,请参阅相关文档。文件,请参阅我的帖子: http://forums.freescale.com/freescale/board/message?board.id=MCUCOMM&message.id=778#M778 就保持信息来源更新而言,我认为飞思卡尔做得相当不错。事实上,如果您订阅他们的设计新闻,并附上您的设计/系统/等等信息,也可以订阅。根据偏好,新闻简报底部有一个“最新动态”部分,其中包含指向更新文档、应用说明、勘误表等内容的链接,甚至还有指向新电路板支持包版本发布的链接。 为了节省您的时间,8360E 的主页地址是: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC8360E&nodeId=0162468rH3bTdGJk191439 点击“设计”选项卡,即可获得指向文档、工具等的链接: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC8360E&nodeId=0162468rH3bTdGJk191439&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab 2007年10月12日发布的MPC8360EA-MDS-PB的最新电路板支持包文件在该页面上,直接链接如下: https://www.freescale.com/webapp/Download?colCode=CWF-MPC8360EA-MDS-PB&location=null&fpsp=1 如果这不是您的板,要查看所有 Freescale 可下载 BSP 的完整列表,请点击以下链接: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=0127260061033202A5 希望这能帮到您, 干杯, 艾伦 Re: MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 abartky 非常感谢您的详细解答。很遗憾,我无法编译以太网驱动程序,因为我在提供的光盘上找不到源代码。我刚刚提取了 linux-2.6.10 内核源代码,但是没有 /driver/net/phy 目录。我还对资料进行了全文搜索,但没有找到任何与 88E11 或漫威有关的内容。 只有我们遇到这个问题吗?我认为如果飞思卡尔能进行一些更新,让以太网设备能够正常工作,那就太好了。你知道哪里可以找到 PowerPC 处理器的二进制驱动程序吗?或者,有没有什么地方可以下载到适用于我开发板的更新的Linux-电路板支持包? Re: MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 蒂莫, 之前我遇到过一个问题,需要调试和修复,这个问题与 MPC8313E-RDB 板上的 Freescale 提供的 Marvell PHY Linux 驱动程序有关,该板的 eth1 也使用了相同的 PHY。这或许不是你遇到的同一个问题,但或许值得一试。 我遇到的问题是,我有两块 MPC8313E-RDB 板,其中一块板在 eth1 上一直工作正常,但另一块板在 eth1 上时好时坏,要么完全失效,要么在 Linux 下以低于 1 Gbps 的速度启动(有时还是半双工)。有趣的现象是,两个板在运行 uboot 时总是能正常工作。 经过大量的调试和耗时,我发现 u-boot 初始化代码和 Linux 的 marvell.c 之间存在显著差异。Linux-2.6.20/drivers/net/phy 下的代码。我最初的解决方法是将 u-boot 代码复制到 marvell.c 中,然后一切就都正常了。 经过进一步的试验,我发现通过修改 88E1111 的一个 #define 语句,就可以使其正常工作,如下所示: 曾是: #define MII_M1111S_CTRL_RESET 0x8000 改为: #define MII_M1111S_CTRL_RESET 0x9140 // 来自 u-boot tsec.hMIIM_CONTROL_RESET 我无法获取 Marvell 的文档,因为它需要签署保密协议。在向 Marvell 的多位人士询问了数周后,我放弃了。我猜测对于该寄存器,在某些芯片上发出RESET信号时,这些位可能不是“粘性”的,而是保持其值,并且通过写入 u-boot 值,它所做的不仅仅是设置RESET位。 我对这个改动非常有信心,因为我已经运行了好几个月了,没有任何副作用,而且在 Linux 系统下 eth1 也再没有出现过故障 至于你的性能问题,我没有 MPC8360 板,但在我的 333MHz 核心速度的 MPC8313E 上,我编写了一个简单的程序,使用原始套接字创建用户指定长度的原始以太网帧,并尽可能快地发送用户指定数量的帧(从用户模式使用原始套接字),然后使用秒表计时完成所需的时间。该程序旨在用最简单的用户模式程序来测量千兆接口每秒可以传输多少帧。以下是我得到的结果: 1514 字节帧:传输 1,000,000 帧需要 31.5 秒 64 字节帧:传输 10,000,000 帧需要 117.5 秒 加上以太网每帧 20 字节的帧间开销,结果如下: 1514(最大以太网帧) 1000000/31.5 = 31746.0317 帧/秒 31746.0317 帧/秒 * 1534 * 8 = 3.8958E8 = ~389 MBits/秒 64(最小以太网帧) 10000000/117.5 = 85106.383 帧/秒 85106.383 帧/秒 * 84 * 8 = 5.7191E7 ≈ 57 MBits/秒 如果您或其他人对本程序感兴趣,可以给我发送一封私信到 Freescale 用户:abartky,并在邮件中附上您的电子邮件地址,我就可以发送一份源代码副本。 因此,至少对于在基本 Linux 环境中以正常优先级用户模式运行的 MPC8313E 而言(包括 inetd 和其他正常的 Linux 管理任务正在运行),即使使用最大大小的以太网帧,也不会出现千兆链路饱和的情况。但考虑到该芯片的其他功能,它仍然是构建嵌入式系统的非常优秀的引擎。我也觉得可以通过修改内核驱动程序、提高优先级等方式来提升性能,但我的项目没时间做这些 希望这能帮到你。 干杯, 阿巴特基
查看全文
TFT Unlock Tool v6.2 セットアップ(全てモバイル向け) - 公式 {2027} ダウンロード TFT Unlock Tool v6.2 セットアップ(全てモバイル向け) - 公式 {2027} ダウンロード ダウンロードツール . . 、 . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #tft @tftu
查看全文
ChimeraTool Professional モバイル修復ツール 2027 Chimera Toolは、Androidスマートフォンの修復、ロック解除、フラッシュ、保守のために開発されたWindowsベースのモバイルサービスソフトウェアです。Qualcomm、MediaTek、SPD(Spreadtrum)、Exynos、Kirin搭載デバイスなどの主要チップセットをサポートしています。 ダウンロードツール ダウンロードツール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NFCリーダー・ライブラリ
查看全文
TFT Unlock Tool v6.2 Setup (All Mobile) - Official {2027} Download TFT Unlock Tool v6.2 Setup (All Mobile) - Official {2027} Download Download Tool . . , . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #tft @tftu 
查看全文
CMD Tool A Powerful Command-Line Activated 2027 CMD Tool is a command-line utility concept designed to help users interact with Windows systems through text-based commands. It provides a way to execute supported system operations, manage files and folders, inspect network settings, and perform various troubleshooting tasks. It can be useful for IT professionals, developers, technicians, and everyday users who want to manage Windows functions efficiently. Download Tool . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NFC Reader Library
查看全文
MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work Hello. I'm working with the MPC8360E Evaluation board and I try to test the ethernet performance. I'm using the provided Linux system on it. When I bootup the System with eth0 plugged it works very well. But when I load eth1 # ifconfig eth1 10.193.20.251 netmask 255.255.255.0 the device is not responding (ping, tcp etc). But after entering the command I get eth1: PHY is Marvell 88E11x1 (1410cc2) eth1: Full Duplex eth1: Speed 1000BT eth1: Link is up so everthing seems to be okay, but only the first device which was loaded works correctly. And one other question. Is the MPC8360e able to get almost gbit performance? My last measurement looks like this: NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.26(C) 1997-2005 Kai Uwe RommelTCP connection established.Packet size 1k bytes: 43660 KByte/s Tx, 44079 KByte/s Rx.Packet size 2k bytes: 43418 KByte/s Tx, 46477 KByte/s Rx.Packet size 4k bytes: 43488 KByte/s Tx, 47587 KByte/s Rx.Packet size 8k bytes: 42917 KByte/s Tx, 48112 KByte/s Rx.Packet size 16k bytes: 42109 KByte/s Tx, 48933 KByte/s Rx.Packet size 32k bytes: 41822 KByte/s Tx, 49129 KByte/s Rx.    The other Device for the measurement was a VR9 which has definite enough performance. Thanks Re: MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work Hello Alan. Thanks again for your effort. The Iso image is exactly that which I downloaded yesterday. The thing is that this is the BSP for the MP8360E in Revision 2.0 and 2.1. But I have Revision 1.3 which hast only 16MB flash instead of 32 MB. Anyway  I attempted to upload it to my board. I used the "small" parts an not the 32MB image. All seemed to work whell. Everything started. But the ethernet device didn't work either. The be exact, the ethernet device works more poorer. The transmit performance is about 10 Mbit with many irregularities. The receive performance isn't much different. The second ethernet device doesn't work like in the previous BSP. But there is no other BSP on this page. So I have to assume that my revision isn't supported anymore? Of cause freescale did a good job, but I think that the ethernet devices are working is a must! I mean when you buy a board for that amount of money is that too much to ask for to get a full working device? What are evaluation boards for? My opinion was to check out the functionalities if this device is the right for me. I'm not device driver programmer. It costs a company much money to do things which the shouldn't do, if you know what I mean. Now I'm not able the check out the ethernet performance with both ethernet interfaces, which is for our application the most significant thing. Best regards Timmo Message Edited by Timmo on 2007-11-13 07:56 AM Re: MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work Timmo, For instructions on how to get the Linux Kernel sources from the standard CD or downloaded .iso file, please see my post at: http://forums.freescale.com/freescale/board/message?board.id=MCUCOMM&message.id=778#M778 As far as keeping the sources up to date, Freescale I believe actually has been doing a good job of it. In fact also if you subscribe to their design news with your design/system/etc. preferences, the newsletter has a what's new section at the bottom including links to things such as updated documents, app notes, errata and even links to new BSP versions when they are released. To save you some time, the home page for the 8360E is at: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC8360E&nodeId=0162468rH3bTdGJk191439 If you click on the design tab, you get links to documents, tools, etc. at: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC8360E&nodeId=0162468rH3bTdGJk191439&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab The current BSP for the MPC8360EA-MDS-PB released on 10/12/2007 is on that page, direct link: https://www.freescale.com/webapp/Download?colCode=CWF-MPC8360EA-MDS-PB&location=null&fpsp=1 If that is not your board, for a full list of Freescale downloadable BSPs, that direct link is at: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/overview.jsp?nodeId=0127260061033202A5 Hope this helps, Cheers, Alan Re: MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work Hello abartky Thank you very much for your detailed answer. Unfortunately I'm unable to compile the ethernet driver because I don't find the sources on the provided CD. I just extracted the linux-2.6.10 kernel source, but theres no directory /driver/net/phy. I also did a full text search in the sources, but nothing there with 88E11 or marvel. Are we the only persons with that problem? I think it would be nice if freescale did some updates to get the ethernet devices to work. Did you know where I can get the binary version of the driver for the PowerPC? Or is there any location where I can download a newer Linux-BSP for my board? Re: MPC8360E: One ethernet device works, two doesn't work timmo, I had a problem some time back that I had to debug and fix regarding the Freescale provided Marvell PHY Linux driver on the MPC8313E-RDB board which also uses the same PHY on eth1. It may not be the same problem you are seeing, but it may be worth a try. The problem I had was where I had two MPC8313E-RDB boards where one board would work all the time on eth1, but the other one was intermittent on eth1 and would either fail completely or come up at a speed less than 1 gigabit (also sometimes in half duplex) under Linux. The interesting symptom was that both boards would always work OK when running uboot. After a lot of debugging and lost time, I found out that there were significant differences between the u-boot initialization code and the Linux marvell.c code under Linux-2.6.20/drivers/net/phy. My initial fix was to basically copy the u-boot code to marvell.c and then everything worked fine. After some further experimentation, I found I was able to get it to work by changing a single #define statement for the 88E1111 as follows: was: #define MII_M1111S_CTRL_RESET 0x8000 change to: #define MII_M1111S_CTRL_RESET 0x9140 // from u-boot tsec.h MIIM_CONTROL_RESET I do not have access to the Marvell documentation as it requires an NDA and after weeks of asking multiple people at Marvell, I gave up. I'm guessing that for that register, in issueing a reset that on some chips, the bits may not be "sticky" and keep there value and by writing the u-boot value, it does more than just setting the reset bit. I do have high confidence in this change as I've been running it for several months now with no side affects and no more failures for eth1 under Linux As far as your performance question goes, I don't have a MPC8360 board, but on my 333MHz core speed MPC8313E, I wrote a quick program using raw sockets to create a user specified length raw Ethenet frame and send a user specified number of frames as fast as it can (from user mode using raw sockets) and then used a stopwatch to time how long it took to complete. This program was an attempt to measure with the absolute simplest user mode program, how many transmitted frames per second could you get on a gigabit interface. Here are the results I got: 1514 byte frames: 31.5 seconds to transmit 1,000,000 frames 64 byte frames: 117.5 seconds to transmit 10,000,000 frames Adding in the Ethernet 20 byte per frame inter-frame overhead you get: 1514 (Max Ethenet Frame) 1000000/31.5 = 31746.0317 Frames/second 31746.0317 Frames/second * 1534 * 8 = 3.8958E8 = ~389 MBits/second 64 (Min Ethernet Frame) 10000000/117.5 = 85106.383 Frames/second 85106.383 Frames/second * 84 * 8 = 5.7191E7 = ~57 MBits/second If you or anyone else is interested in this program, you can send me a private email to the Freescale user: abartky with your email address and I can send out a copy of the source code. So at least for the MPC8313E goes running normal priority user mode in a basic Linux environment (including inetd and other normal Linux housekeeping tasks running) you won't get saturation of the Gigabit link, even with maximum size ethernet frames. But considering everything else you get with the chip as far as functionality, it is still a very good engine for building embedded systems. I also assume one could get better performance by messing around with the kernel drivers, boost priority, etc. but that is something I don't have time to do for my project Anyway hope this helps. Cheers, abartky
查看全文
SamFw Frp Tool v6.2 アクティベートガイド 2027 皆さんこんにちは。NXPコミュニティに参加できることを楽しみにしています。 SamFW FRPツールを入手 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . StarCore DSP
查看全文
马里奥赛车8豪华版 NSP ROM 下载 {完整游戏} 点击这里下载马里奥赛车8豪华版: 立即下载 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
查看全文
BossV V1.9 的 BFT 工具适用于所有设备的最新版 {2027} 公开发布的版本是BFT Tool v1.9 。虽然最近一些网络帖子提到了 v1.9,但尚未有官方的发布公告和完整的更新详情。因此,本指南将重点介绍 v1.8 的功能集,而不是将未经确认的版本作为官方版本发布。 立即下载 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
查看全文
SamFw Frp Tool v6.2 Activated Guide 2027 Hello everyone, Excited to join the NXP Community. Get The SamFW Frp Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . StarCore DSPs
查看全文
BFT Tool by BossV V1.9 For All Devices Download Latest {2027} The publicly listed release is BFT Tool v1.9. Although some recent online posts mention v1.9, an authenticated release announcement and complete update details have not been established. This guide therefore focuses on the v1.8 feature set rather than presenting an unconfirmed version as official. Download Now   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
查看全文
BossV BFT 工具 V1.8 下载激活指南 2027 大家好,很高兴加入NXP社区。 获取 BFT 工具 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .   . . . . . StarCore DSP
查看全文
BossVによるBFTツール V1.9すべてのデバイス向けに最新版をダウンロードしてください {2027} 公開されているリリースはBFT Tool v1.9です。最近のオンライン投稿の中にはv1.9に言及しているものもありますが、正式なリリース発表やアップデートの詳細はまだ確認されていません。そのため、このガイドでは未確認のバージョンを公式バージョンとして紹介するのではなく、v1.8の機能セットに焦点を当てています。 今すぐダウンロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
查看全文
SamFw Frp Tool v6.2 激活指南 2027 大家好,很高兴加入NXP社区。 获取 SamFW FRP 工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . StarCore DSP
查看全文
マリオカート8デラックス NSP ROMダウンロード {フルゲーム} マリオカート8デラックスをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。 今すぐダウンロード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
查看全文
Mario Kart 8 Deluxe NSP ROM Download {Full Game} Click Here To Download Mario Kart 8 Deluxe: Download Now  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
查看全文
su Operation not permitted on mpc8349-mitx platform I have a small problem but one that is causing me some grief. After logging in to local console (serial port) as root, I need to telnet into the platform and then su root to continue testing. Simple enough right, having done this a million times on *nix Or is it?  having created a user account to telnet in, I can login OK, but then attempting to su returns the following error: -sh-2.05b$ su - root Password: su: cannot set groups: Operation not permitted I've checked permissions on /etc/passwd, /etc/group added suid sgid to busybox chmod u+s /bin/busybox chmod g+s /bin/busybox but no luck so far.  kudos to the expert who can solve this one! TIA /steverino2 Re: su Operation not permitted on mpc8349-mitx platform Try editing the file /etc/busybox.conf and uncommenting the line: su = ssx root.root
查看全文
NFC和二维码技术如何改进数字会员验证系统 数字技术正在改变博物馆管理访客准入和会员计划的方式。传统的实体会员卡正逐渐被使用二维码、NFC技术和移动钱包的数字解决方案所取代。 博物馆会员卡现在可以与数字平台集成,会员可以直接通过智能手机访问会员信息并验证其资格。 一些重要的技术考量因素包括: NFC技术如何简化博物馆会员验证流程? 二维码能否成为传统实体会员卡的可靠替代方案? API如何将数字会员系统与现有的博物馆票务和门禁系统连接起来? 哪些网络安全措施可以防止未经授权的访问或成员身份共享? Apple Wallet 和 Google Wallet 如何改善数字会员体验? 我很想了解开发人员是如何为博物馆和其他会员制组织实施基于 NFC 和 QR 的验证系统的。
查看全文
S32K312 – HardFault During C40 PFlash Block 0 Erase Despite Moving C40 APIs to RAM (RTD 7.0.1) 1. Development environment MCU: NXP S32K312 RTD Version: 7.0.1 Compiler: GCC 10.2 IDE: S32 Design Studio 3.6.6 Flash Driver: C40 Embedded Flash Driver 2. Issue description I am currently implementing the C40 embedded Flash driver for the S32K312. When attempting to erase a sector in PFlash Block 0, the application enters a HardFault during the erase operation. My understanding is that code executing from a Flash block must not access that same block while an erase/program operation is in progress. Therefore, I have attempted to relocate the required C40 functions into SRAM. 3. Changes already implemented In C40_Ip.h, I moved the following API declarations into the MEM_43_INFLS_START_SEC_RAMCODE / MEM_43_INFLS_STOP_SEC_RAMCODE section: C40_Ip_MainInterfaceHVJobStatus() C40_Ip_MainInterfaceSectorErase() C40_Ip_MainInterfaceSectorEraseStatus() C40_Ip_MainInterfaceWrite() C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus() Despite these changes, the application still enters a HardFault when attempting to erase PFlash Block 0 4. Questions regarding RAM execution a) Are there additional internal or static helper functions within C40_Ip.c that must be placed in RAM? Does the entire call chain, including functions called internally by the erase and erase-status APIs, need to execute from SRAM? b)Are there any OSIF or system-level functions, such as Sys_GetCoreID(), that must also be relocated to RAM? c)Are there any additional requirements regarding the interrupt vector table, interrupt handlers, MPU configuration, speculative accesses or constant data that need to be considered when erasing PFlash Block 0 or Block 1? d)Does NXP provide an example or recommended procedure for relocating the complete C40 execution path to SRAM on the S32K312 with RTD 7.0.1? 5. Clarification regarding the EHV pre-check in the RTD While reviewing the C40 driver, I noticed the following condition in the write pre-check function: /* Verify that EHV may be set */ else if (0UL != (C40_Ip_pFlashBaseAddress[C40_Ip_Instance]->MCR & (FLASH_MCR_ERS_MASK | FLASH_MCR_PGM_MASK))) { ReturnCode = C40_IP_STATUS_ERROR; } The comment indicates that this check verifies whether the EHV bit may be set. However, the actual condition checks the ERS and PGM bits of the MCR register, rather than checking the EHV bit. Is this right?  
查看全文
エレクトロニカ 2026 総括 |テキドロテクノロジー 世界的なエレクトロニクス見本市「エレクトロニカ2026」が閉幕しました。本展には、60か国から3,512社の出展者と8万人+の専門家が集まり、AIコンピューティング、オートモーティブインテリジェンス、高速通信、インダストリアル信頼性を中心テーマにしました。電子システムのタイミングを司る心臓部である周波数制御部品は、世界のサプライチェーンから大きな注目を集めている。 TKDはブースで、2つの主要な発振器ソリューションを展示しました。   ✅ AEC-Q200 オートモーティブグレードの発振器(-40°C ~ 125°C)はドメインコントローラ、BMS、T-BOX、UWB 用です   ✅ 800G/1.6T/3.2T向け高基本周波数、低ジッタ差動発振器光モジュール(312.5/625)MHz、典型的な位相ジッターは15 fsまで) 展示会で共有された業界データより:   ▪ 中国は世界の周波数部品の約38%を供給している。国内クォーツクリスタル市場は2026年に9.6%成長すると予測されており、これは世界平均の8.5%を上回る数字です。   ▪ LightCountingは、2026年の光トランシーバのマーケットを260億USD(前年同期比+60%)と予測しています。800G/1.6T/3.2Tの展開超高周波・低ジッター発振器への需要が高まる一方で、エッジAIハードウェアはクロックジッターと安定性に対するより厳しい基準を課している。   ▪ 世界のオートモーティブ用クォーツクリスタルマーケットは42億600億USD(+12.1%前年同期)と推定されています。現代のNEV(新エネルギー車)は、以前の3~5個に対し、現在では15~20個のマスタータイミングクリスタルを使用している。エレクトロニカオートモーティブカンファレンスは、車載の電動化、物理的AI、サプライチェーンの信頼性に焦点を当てました。 欧州のオートモーティブ購入者はAEC-Q200認証と安定した長期供給を非常に重視していることに気づきました。多くのグローバルお客様は積極的にサプライヤー基盤の多様化を進めています。 独自のリソグラフィー技術とフルな周波数制御ポートフォリオを備え、TKDは光通信、オートモーティブ電子工学、インダストリアルアプリケーション向けの高性能タイミングソリューションを開発しています。 コミュニティへの質問:   次世代1.6T/3.2Tエンジンのタイミング調整における最大の課題は何ですか?光モジュールか新しいオートモーティブ用ドメインコントローラか?位相ジッター、温度安定性、それとも長期的な供給継続性、どれが最優先事項ですか?以下で議論しましょう。 #electronica2026 #タイミングソリューション #水晶発振器 #自動車用電子機器 #光モジュール
查看全文