Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
kw45 Hello team, WE were designing a product using KW45 and we saw it  supports LPSPI, but we wanted to interact with the QSPI flash W25Q128JWFIQ TR. Does it supports? if it does, what and all possible hardware and software configurations need to be done Communication & Control(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | Ethernet | FlexIO) Re: kw45 Hi, @TejasN2255  Thanks for creating case to us. Yes, it supports. You can use KW45 to interact with the QSPI flash W25Q128JWFIQ TR. But because KW45 doesn't have FlexSPI and no execute-in-place (XIP) path, so you could only talk to the W25Q128JWFIQ over its LPSPI peripheral. To use it, you need to be careful for the Supply voltage. The W25Q128JWFIQ is 1.8 V nominal (1.7–1.95 V). The KW45's I/O rail feeding LPSPI1 (VDD_MEM on the EVK) must be set to 1.8 V; do not tie it to a 3.3 V rail. You can refer to our KW45B41Z-EVK_SCH schematics page 5, we have a similar connection with AT25XE161D-MAHN-T, but the difference is the Supply voltage.  Best regards, Christine.
記事全体を表示
MRF13750H 回路図 こんにちは!MRF13750H - 915MHzの狭帯域参照回路の電気回路図はどこで見つけられますか?
記事全体を表示
FRDM-i.MX95ボードがSDカードから起動しない、またはUSBシリアルダウンローダーモードに入らない 問題の概要 Win32DiskImagerを使用して、提供されたベースイメージをmicroSDカードに書き込みました。 SDカードからの起動には、 SW1を11に設定してください。 まずはJ1(Debug UART)、その後J3(USBデバイス)経由でPCに接続し、USBダウンロードテストを行いました。 基板はJ25コネクタから電源供給されます。 基板の電源は正常にオンになりました(電源LEDが点灯しています)。 SDブートモード J1をPCに接続しました。 PuTTYを115200、8N1、フロー制御なしで開きました。 検出されたすべてのCOMポート(COM3、COM4、COM5、COM6)を試しました。 リセットボタンを押して、基板の電源を複数回オンオフしました。 ブートログやシリアル出力は表示されません。 USBシリアルダウンローダーモード USBシリアルダウンローダーモード用にSW1を01に変更しました。 J1を切断し、 J3 をPCに接続しました。 Windows は、不明な USB デバイス (デバイス記述子要求が失敗しました) をコード 43で検出しました。 uuu.exe -lsusb ではボードが検出されません。 どなたか助けていただけませんか。FRDM-IMX95 #NXP iMX95 Re: FRDM-i.MX95 Board Not Booting from SD Card or Entering USB Serial Downloader Mode こんにちは、 @shuru_2604さん パソコンのUSBドライバが自動的に正常に更新されていないようです。以下のリンクをクリックしてCH344ドライバーをダウンロードし、自分でインストールできます。 https://file.wch.cn/download/file?id=312https://www.wch.cn/downloads/CH343CDC_ZIP.html BR
記事全体を表示
在线配置 我已经成功完成了主板上的在线配置,现在我需要做的是提取证书或密钥,或者读取 edge2lock 配置后创建的 blob,这可以做到吗? 使用 Frdm i.mx93 Re: Online Provisioning 你好, 您可以使用 pkcs11-tool 来完成此操作,请参阅此处的文档: https://github.com/nxp-imx/imx-smw/blob/release/version_5.x/Documentations/user_guide/pkcs11/pkcs11_tool_user_guide.md 另外,我建议您查阅一下SMW用户手册: https://github.com/nxp-imx/imx-smw/blob/release/version_5.x/Documentations/user_manual/SMW_UserManual_UM12513.pdf 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。 Re: Online Provisioning 嗨,阿尔多, 感谢你的回复。 在 FRDM i.MX93 上成功进行在线配置后,我已经尝试使用 pkcs11-tool 和 SMW PKCS#11 提供程序,但我看不到或读不到已配置的证书或密钥。 请问您能否澄清一下: 是否预期可以通过 PKCS#11 接口访问已配置的证书和私钥? 如果不是,它们是否安全地存储在 ELE 中,并且仅打算通过 PSA Crypto/SMW API 使用而不导出? 我的目标是使用已配置的凭据进行双向 TLS 连接。 谢谢。
記事全体を表示
i.mx8M plus 序列号下载失败 尊敬的恩智浦: 我按照附图所示的电路图将电路板连接到 i.MX8M plus 板,并执行了串行下载,但如捕获的图像所示,屏幕只显示出来,下载过程没有继续进行。 我想咨询一下如何解决这个问题。 谢谢! 顺祝商祺! 全仁浩 Re: i.mx8M plus Serial download failure 亲爱的王一平: NXP EVK (8MPLUS-BB) 工作正常,但我设计的电路板(附图)运行一段时间后,如屏幕截图所示,就会停止工作。请核对附件中的电路图,确保其设计正确。 谢谢! 顺祝商祺! 全仁浩 Re: i.mx8M plus Serial download failure 请从https://github.com/nxp-imx/mfgtools/releases下载最新版本的 UUU 然后使用以下命令对图像进行编程。 unzstd - .rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all - .rootfs.wic 如果仍然失败,请尝试以下命令。 uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk Re: i.mx8M plus Serial download failure 原理图看起来和NXP EVK底板一样。唯一的区别是 JTAG_MOD 被拉高了。请移除 R216 再试一次。 image-2026-07-17-11-50-04-608.png image-2026-07-17-11-48-40-000.png     Re: i.mx8M plus Serial download failure 亲爱的yipigwang, 即使卸载了 R216,操作系统镜像上传仍然失败。 请再次查看电路图。 谢谢! Re: i.mx8M plus Serial download failure 请先在您的 Linux 主机 PC 上执行以下命令。 $ unzstd imx-image-core-imx8mpevk*.rootfs.wic.zst 然后执行以下 UUU 命令。 uuu -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evkimx-image-core-imx8mpevk*.rootfs.wic Re: i.mx8M plus Serial download failure 已附上捕获图像文件。 Re: i.mx8M plus Serial download failure 请您执行以下命令,并再次将 UUU 日志捕获给我? unzstd - .rootfs.wic.zst uuu -b emmc_all - .rootfs.wic Re: i.mx8M plus Serial download failure 即使按照您建议的方法操作,也仍然无效。 请提出其他方法。 谢谢! Re: i.mx8M plus Serial download failure 关于这个问题,我有几个问题,如下所示。请帮忙解释一下。 同一块CPU板在NXP主板上运行良好,但在定制主板上却无法运行吗? 同样的CPU主板搭配定制底板能否通过DDR压力测试? 在串口下载过程中,调试控制台是否有任何日志输出? Re: i.mx8M plus Serial download failure 答案如下: 同一块CPU板在NXP基板上运行良好,但在定制板上却无法运行吗?=> 是的。 同样的CPU主板搭配定制底板能否通过DDR压力测试?=> 是的。 在串口下载过程中,调试控制台是否有任何日志输出?=> 否 Re: i.mx8M plus Serial download failure 由于 SD2 IF 处于 NVCC_SD2 电源域,因此 R129 - 134 和 R137 应该连接到 NVCC_SD2 而不是 VSD_3V3。请把这些电阻器都拆掉。 image-2026-07-24-17-04-54-138.png   uboot 似乎已成功加载到 动态随机存取存储器(DRAM) 中,但根本没有运行。请检查 J13 与 J18 的连接方式,并检查 UART2 IF 是否已正确连接,以及 A53 的调试控制台是否已连接。 image-2026-07-24-18-06-42-196.png   image-2026-07-24-18-08-04-482.png   Re: i.mx8M plus Serial download failure 即使移除 SD 电路图中标有黄色的所有电阻器(R129~134 和 R137),它仍然无法工作。 此外,连接调试控制台后,没有任何输出显示。 请再检查一遍这部分内容。 Re: i.mx8M plus Serial download failure 由于 uuu 可以将 u-启动 下载到动态随机存取存储器\(DRAM\)中,因此 USB 连接应该没有问题。其他硬件不会影响 u-启动 的运行。u-boot 日志有助于分析根本原因。请检查PC主机是否能识别出如下所示的4个COM端口,并确保第3个COM端口已用作A53的调试控制台,以便能够正确打印u-启动日志。 image-2026-07-29-14-15-40-909.png   Re: i.mx8M plus Serial download failure 我附上了U-boot日志文件。 Re: i.mx8M plus Serial download failure 未知图像格式! 运行 fastboot... USB 初始化失败:-22 u-启动=> 似乎USB接口有问题,请检查您的主板上是否有Type-C接口,如果没有,请将其禁用。您可以参考这个补丁。 1. dts @@ -444,14 +445,6 @@ 港口 { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; - port@0 { reg = <0>; - typec1_dr_sw: endpoint { - remote-endpoint = <&usb1_drd_sw>; - } ; }; 2. xxx_evk.c struct tcpc_port *port_ptr; debug("%s %d\n", _ func _, dev_seq(dev)); - +#ifdef CONFIG_USB_TCPC 如果 (dev_seq(dev) == 0) port_ptr = &port; 别的 返回 USB_INIT_HOST; - +#否则 + 返回 USB_INIT_DEVICE; +#endif 3. defconfig -CONFIG_USB_TCPC=y
記事全体を表示
Android 16:なぜNXPはvendor_bootでデバイスツリーを処理する独自の方法を考案したのか Android 16 1.4.0リリースに含まれていた最後のu-bootブートローダーを調べたところ、設定オプション「CONFIG_INCLUDE_DTB_TO_VENDOR_BOOT」がブートローダーに追加されていることがわかりました。 古いAndroidバージョンでは「dtbo」パーティションを使ってメインデバイスツリーを保存していたという問題が解決すると思っていました。私の理解ではそれは間違いでした。なぜなら、メインデバイスツリーは「vendor_boot」パーティション(少なくともvendor_boot v4では)に配置されるべきで、DTBOパーティションはデバイスツリーのオーバーレイで埋められ、それをメインデバイスツリーに適用してハードウェアバリアントをサポートするからです。 S32デバッグ・プローブのセットアップの詳細については、 https://source.android.com/docs/core/architecture/partitions/vendor-boot-partitions 文書化されているように、vendor_boot 内には 1 つのデバイス ツリーのみが存在する必要があります。 しかし現在、NXPは「dtbo」パーティションを廃止し、vendor_boot内の「dt_table_header」構造体を使用して、複数の完全なデバイスツリーをvendor_bootに直接追加する実装を行っています。このヘッダーは通常、「dtbo」パーティション内で複数のデバイスツリーオーバーレイを整理するために使用されますが、「vendor_boot」内では使用されません。 このNXP特有のデバイスツリー処理方法は、DTBOからのメインデバイスツリーとデバイスツリーオーバーレイを使った標準的なAndroid方法と矛盾しています。これにより、デバイスツリーオーバーレイの概念を使ってAndroidポートを維持するユーザー(私のような)にとっては難しいです。 NXPはなぜデバイスツリーのバリアントをそのような方法で実装することを選んだのでしょうか? この挙動をAndroidで記録されているやり方に戻す予定はありますか? Android Re: Android 16: Why has NXP invented an own way to handle device trees in vendor_boot こんにちは、 Androidでは複数のデバイスツリーは必須ではありませんので、OSのアーキテクチャに必須の変更がない限り、これまで多くのバージョンでデフォルトとなっているため、BSPの提供方法に変化はないと思います。 また、デバイスツリーを選択するには、ブートローダーが以下のことを行う必要があることに注意してください。 1> SoCを識別し、対応する.dtbファイルをロードします。ストレージからメモリへ。 2> ボードを識別し、対応する.dtboファイルをロードします。ストレージからメモリへ。 3> .dtb を重ね合わせる.dtbo はマージされた DT になります。 4> マージされたDTのメモリアドレスを指定してカーネルを開始します。 そのため、同じハードウェアを使用し、異なる実装/デモンストレーションのためにわずかな変更を加えるだけなので、どちらのデバイスツリーを使用すべきかを識別する方法がありません。同じSOM(同じ基本構成のSoC+DDR+電源IC)を使用しながら異なるハードウェアを扱っている場合にのみ、これが役立つと思います。つまり、これは私たちの作業・ソフトウェアの提供方法に合わず、追加してもメリットが見当たりません。 よろしくお願いいたします。 アルド。
記事全体を表示
Online Provisioning I have successfully completed the online Provisioning on my board , now what I have to do is I have extract the cert or key or possible read the blob which is created  after the edge2lock provisioning so is it possible to do that ?  Using Frdm i.mx93 Re: Online Provisioning Hello, You may use pkcs11-tool for this, please have a look to the documentation here: https://github.com/nxp-imx/imx-smw/blob/release/version_5.x/Documentations/user_guide/pkcs11/pkcs11_tool_user_guide.md Also, I would suggest to have a look to the SMW user manual: https://github.com/nxp-imx/imx-smw/blob/release/version_5.x/Documentations/user_manual/SMW_UserManual_UM12513.pdf Best regards/Saludos, Aldo. Re: Online Provisioning Hi Aldo, Thank you for your reply. I have already tried using pkcs11-tool with the SMW PKCS#11 provider after successful online provisioning on the FRDM i.MX93, but I cannot see or read the provisioned certificate or key. Could you please clarify: Are the provisioned certificate and private key expected to be accessible through the PKCS#11 interface? If not, are they stored securely in ELE and intended to be used only through PSA Crypto/SMW APIs without being exported? My goal is to use the provisioned credentials for mutual TLS. Thank you.
記事全体を表示
S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 make: *** [src/main.o] Error 1 make: *** 正在等待未完成的任务.... In file included from ../Project_Settings/Startup_Code/exceptions.c:30: /home/xysun/NXP/S32DS.3.4/S32DS/software/PlatformSDK_S32K1_2022_02/SW32K1_RTD_4_4_1_0_1_D2202/Base_TS_T40D2M10I1R0/include/Mcal.h:62:10: 致命错误: Soc_Ips.h:没有那个文件或目录 62 | #include "Soc_Ips.h" | ^~~~~~~~~~~ 编译中断。 Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 1.jpg ConfigTools 的外围设备是“SoC_Ips.h”,但是RTD 和生成/包含源代码的使用 #include "Soc_Ips.h" Linux 严格区分大小写字母,这是 S32 IDE 的 bug 吗?应该手动修改 generate/include/SoC_Ips.h 的文件名,改为 generate/include/Soc_Ips.h,然后编译成功。 Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 嗨@yshenu 关于你的新问题:“ Windows 安装没问题,但 Ubuntu 安装失败。我找不到原因。” 请您创建一个新主题,因为我对Ubuntu一无所知。 Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Windows 系统安装正常,但 Ubuntu 系统安装失败。我找不到原因 Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 嗨@yshenu 我想不出其他可能的原因。我只能建议您重新安装 IDE 和 RTD。尽量不要使用中文,再试一次。 Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 嗨 senlent 你看,版本没问题。 2024-03-29 14-55-50 的屏幕截图.png     Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 你好@yshenu 请向我展示您的 S32 DS 版本,如下图所示,您可以看到 RTD 1.0.1 需要安装“Update 1”及以上版本。 Senlent_1-1711693579879.png Senlent_0-1711693544628.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 嗨 senlent, 出现此错误 2024-03-29 11-18-54 的屏幕截图.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 嗨 senlent 也许该组件函数不存在。如何安装此功能? 2024-03-29 10-32-55 的屏幕截图.png     Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 你好@yshenu 根据您提供的日志文件,Soc_Ips.h当前项目中缺少该文件,但实际上,更新代码后,该文件将在项目目录中生成。所以我的结论是,您可能没有正确生成配置代码。 Senlent_0-1711674664635.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 嗨Senlent 已经更新了,但问题依旧存在。 2024-03-28 18-22-49 的屏幕截图.png   Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 你好@yshenu 请在构建之前点击“更新代码”生成配置文件。 Senlent_0-1711618540617.png
記事全体を表示
i.MX95 - 无法从 A55 内核执行 SoC RESET 各位专家好, 我正在研究 i.MX95,想从 A55 内核执行 SOC RESET(包括 M55 和 M7 内核)。 请参阅https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdf中的第 18.2 节 CRRM also needs a cold reboot (reboot SoC) to trigger the mode switch, for example, from recovery downloading to recovery installation. To meet it, we implement PSCI RESET2 in ATF, and use "reboot" rather than "reset" in U-Boot for this SoC reset. The kernel also adds the imx-sm-reset driver to call PSCI RESET2 to ATF. User application needs to use the following syscall to trigger the board reset. syscall(__NR_reboot, LINUX_REBOOT_MAGIC1, LINUX_REBOOT_MAGIC2, LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2, "board_reset"); 我创建了一个测试应用程序(见附件),其中包含此系统调用,用于从 A55 内核触发 SOC 重置。但是执行后,它只会重置 A55 核心,而其他 M33 和 M7 核心保持不变。 如果有人之前尝试过这种方法并 RESET 了整个SOC,请告知我。 提前感谢! BR, 阿伦·库马尔 Re: i.MX95 - Unable to perform the SOC reset from A55 core 你好, 当使用 SCMI 协议管理 SoC 区域 RESET 时,SM 必须处理由区域 RESET 产生的相关 LP 握手。此外,一些区域 RESET(例如 A55)彼此之间存在依赖关系。例如,A55Cx RESET只能与 A55 区域(非合作)整体RESET一起执行。 使用 reboot 命令从 bash 重置的行为相同;如果需要完全重启 SoC(包括所有处理功能域),则可能需要看门狗触发的重置或 PMIC 驱动的电源循环。 顺祝商祺!
記事全体を表示
i.MX8MP Hardware H.264 Encoder (VC8000E/Hantro) Not Working – V4L2 Encoder Poll Error "Operation not We are trying to enable hardware H.264 encoding on the i.MX8M Plus platform using the Hantro VC8000E encoder. Kernel Configuration Enabled CONFIG_VIDEO_IMX8M_VDOA=y CONFIG_MXC_HANTRO=y CONFIG_MXC_HANTRO_V4L2=y CONFIG_MXC_HANTRO_VC8000E=y CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y CONFIG_VIDEO_V4L2=y CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y Device Tree VPU/VC8000E nodes have been enabled in DTS. &vpu_g1 { status = "okay"; };   &vpu_g2 { status = "okay"; };   &vpu_vc8000e { status = "okay"; };   &vpu_v4l2 { status = "okay"; };     Test Pipeline used:- GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0 \ videotestsrc ! videoconvert ! v4l2h264enc ! fakesink     GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0 videotestsrc ! videoconvert ! v4l2h264enc ! fakesink Fontconfig error: No writable cache directories Fontconfig error: No writable cache directories 0:00:01.324000750 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x120000: 'AVR (Audio Visual Research)' is not mapped 0:00:01.324100250 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x180000: 'CAF (Apple Core Audio File)' is not mapped 0:00:01.324135000 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x100000: 'HTK (HMM Tool Kit)' is not mapped 0:00:01.324179500 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0xc0000: 'MAT4 (GNU Octave 2.0 / Matlab 4.2)' is not md 0:00:01.324212875 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0xd0000: 'MAT5 (GNU Octave 2.1 / Matlab 5.0)' is not md 0:00:01.324245125 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x210000: 'MPC (Akai MPC 2k)' is not mapped 0:00:01.324283000 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0xe0000: 'PVF (Portable Voice Format)' is not mapped 0:00:01.324318750 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x160000: 'SD2 (Sound Designer II)' is not mapped 0:00:01.324363125 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps: format 0x190000: 'WVE (Psion Series 3)' is not mapped Fontconfig error: No writable cache directories Fontconfig error: No writable cache directories 0:00:06.638305750 50254 0xaaaafd743f80 WARN GST_REGISTRY gstregistry.c:2003:gst_update_registry: registry update failed: Error writing registry cache to /home/devuser/.cacy Setting pipeline to PAUSED ... ====== V4L2ENC: 1.24.0 build on Jul 24 2024 02:25:45. ====== 0:00:06.800120125 50254 0xaaaafd743f80 WARN v4l2 gstv4l2object.c:5230:gst_v4l2_object_probe_caps: Failed to probe pixel aspect ratio with VIDIOC_t Pipeline is PREROLLING ... 0:00:06.802941500 50254 0xffffb4000b70 FIXME default gstutils.c:4088:gst_element_decorate_stream_id_internal: Creating random stream-id, consider implemd Redistribute latency... 0:00:06.847293500 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2bufferpool gstv4l2bufferpool.c:875:gst_v4l2_buffer_pool_start: Uncertain or not enough buffers, enabld 0:00:06.889086250 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2 gstv4l2object.c:6189:gst_v4l2_object_poll: error: poll error 1: Operation not permitted (1) ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0: Could not read from resource. Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.24.0.imx/sys/v4l2/gstv4l2object.c(6189): gst_v4l2_object_poll (): /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0: poll error 1: Operation not permitted (1) ERROR: pipeline doesn't want to preroll. Setting pipeline to NULL ... 0:00:06.892575000 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2videoenc gstv4l2videoenc.c:941:gst_v4l2_video_enc_handle_frame: error: Failed to process frame. 0:00:06.892941125 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2videoenc gstv4l2videoenc.c:941:gst_v4l2_video_enc_handle_frame: error: Maybe be due to not enough memory or fr ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0: Failed to process frame. Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.24.0.imx/sys/v4l2/gstv4l2videoenc.c(941): gst_v4l2_video_enc_handle_frame (): /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0: Maybe be due to not enough memory or failing driver ERROR: pipeline doesn't want to preroll. 0:00:06.898059500 50254 0xffffb4000b70 WARN basesrc gstbasesrc.c:3175:gst_base_src_loop: error: Internal data stream error. 0:00:06.898398750 50254 0xffffb4000b70 WARN basesrc gstbasesrc.c:3175:gst_base_src_loop: error: streaming stopped, reason error (-5) ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstVideoTestSrc:videotestsrc0: Internal data stream error. Additional debug info: /usr/src/debug/gstreamer1.0/1.24.0.imx/libs/gst/base/gstbasesrc.c(3175): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstVideoTestSrc:videotestsrc0: streaming stopped, reason error (-5) ERROR: pipeline doesn't want to preroll. 0:00:06.927425375 50254 0xaaaafd743f80 WARN bufferpool gstbufferpool.c:1429:gst_buffer_pool_set_flushing: can't change flushing state of inactivl 0:00:06.928232250 50254 0xaaaafd743f80 WARN bufferpool gstbufferpool.c:1429:gst_buffer_pool_set_flushing: can't change flushing state of inactivl Freeing pipeline ... Request Please provide: Complete list of required kernel configurations for i.MX8MP hardware encoding. Required DTS entries for VC8000E/Hantro encoder. Required firmware files and their expected locations. Required GStreamer plugins/packages. Required multimedia libraries (imx-gst plugins, vpu wrappers, etc.). Any CMA/memory requirements. Validation procedure to verify encoder driver initialization. Recommended test pipelines for H.264 hardware encoding. i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8MP Hardware H.264 Encoder (VC8000E/Hantro) Not Working – V4L2 Encoder Poll Error "Oper Hi @ajayvk1, Thank you for contacting NXP Support! 1) imx_v8_defconfig 2) imx8mp-evk.dts  3) The multimedia or full image is needed for this feature 4) The multimedia or full image is needed for this feature 5) RM00294.pdf  Best Regards, Chavira
記事全体を表示
外部ウォッチドッグを使用したPMICの動作(Wdg_43_VR5510) PMIC用に外部ウォッチドッグ(Wdg_43_VR5510)を実装しました。しかし、Pmic_VR5XX_TimeoutLoops_StateTransistion で無限ループに陥っています(下記参照)。 SagarZala_1-1728467272425.png 現在、状態はINIT_FS状態です。状態図によると、状態をINIT_FSからWait_ABIST2に変更するには、適切なウォッチドッグ更新が必要です。 image (7).png 最初のウォッチドッグ更新が256ms以内に正常に行われるようにするため、EcuM初期化中にWdg_43_VR5510_Init関数の後にウォッチドッグトリガーAPIを呼び出しました。 image (8).png 最初の監視機関の刷新をどのように、どこで行うべきかを知る必要がある。つまり、状態遷移はINIT_FSからwait_ABIST2へと起こるということです。 Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) こんにちは、 @Jerry_cao さん。 お問い合わせいただきありがとうございます。しかし、元の投稿はほぼ2年間閉鎖されているため、そのThreadでの支援を継続することはできません。 S32G - NXPコミュニティであなたの問題について新しい投稿を作成してください。私たちのチームは喜んでさらにサポートいたします。 BR セレステ Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) NXPチームの皆様、こんにちは。 現在VR5510 PMICのデバッグを行っているのですが、ウォッチドッグの更新に関連するリアルタイムスケジューリングの問題に遭遇しました。 MCAL I2C ウォッチドッグのリフレッシュ (I2C を介して VR5510 ウォッチドッグにフィードする) は、 同期 手術。同期待機は割り込みコンテキスト内から呼び出されるため、CPUをブロックし、他のタスクのリアルタイムスケジューリングを低下させます。 ドライバーの設定やコードに 非同期 オプションがあるのに気づきました。しかし実際には同期のビジー待機(I2C転送が完了するまでブロックとポーリングを行う)を実行しているため、実際には転送を呼び出し元から切り離すことはありません。 私の質問: VR5510のウォッチドッグリフレッシュを公式にサポートされた方法で実行することは可能ですか? 真のノンブロッキング (例えば割り込み駆動かDMA駆動のI2C)で、他のタスクを停止させないために? 非同期オプションがノンブロッキングであることが想定されている場合、現在の同期ビジーウェイト動作は既知の制限事項でしょうか、それとも私の側の設定の問題でしょうか? 何かご助言、設定例、またはサンプルコードをご提供いただければ大変ありがたいです。 よろしくお願いします。 Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) こんにちは、SagarZalaさん、 S32 Design Studio(S32DS)の標準化された2つの例を試したことはありますか?彼らも同じ問題を抱えるのだろうか?彼らはあなたにとって非常に良い参考資料となるかもしれません。 Celeste_Liu_0-1729049570948.png Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) こんにちは、 ご返信ありがとうございます。 私はRTDバージョン4.0.2を使用しています。I2Cは既に高速に設定済みで、 WD_WINDOWも1024msに設定されています。しかし、それでもうまくいきません。 Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) 親愛なる@SagarZala様、 ご質問ありがとうございます。VR5510は一般的にS32Gマイクロプロセッサ と組み合わせられます。そのため、VR5510の利用可能なドライバはS32G RTDパッケージ内で提供されるべきです。使用しているRTDのバージョンと、具体的な例を教えてください。 RTD 4.0.0バージョンを例にすると、パスC:\NXP\SW32G_RTD_4.4_4.0.0\eclipse\plugins\Wdg_43_VR5510_TS_T40D11M40I0R0\docの下に「RTD_WDG_43_VR5510_IM」と「RTD_WDG_43_VR5510_UM」のドキュメントがあります。文書「RTD_WDG_43_VR5510_UM」に詳細が記載されています。 ウォッチドッグタイマーはI2Cコマンドによって起動され、I2Cの速度に依存することに留意すべきである。I2Cの速度が低い場合、ウォッチドッグタイマーが作動ウィンドウのオープン時間内に正常にトリガーされない可能性があります。この問題を避けるために、ユーザーはI2cを高速で設定し、有効な期間は長いウィンドウを使うことを推奨します。 ウォッチドッグのリフレッシュを設定するには、WD_WINDOW[3:0]を設定してリフレッシュ時間を取得します。次の図に示すように: Celeste_Liu_0-1728636341767.png 「Document VR5510 製品 data sheet」(表45ページ、60ページ)を参照してください。ウォッチドッグウィンドウの期間設定は、以下のスクリーンショットに示すとおりです。WD(廃液排出)期間を正しく設定した後、WDに正しく給紙する必要があります。 Celeste_Liu_4-1728636786838.png Celeste_Liu_5-1728636805408.png 上記の情報がお役に立てば幸いです。 よろしくお願いいたします。 セレステ
記事全体を表示
使用外部看门狗的 PMIC 行为 (Wdg_43_VR5510) 我已经为 PMIC 实现了外部看门狗(Wdg_43_VR5510)。但它在 Pmic_VR5XX_TimeoutLoops_StateTransistion 中陷入了无限循环(见下文)。 SagarZala_1-1728467272425.png 目前它处于 INIT_FS 状态,根据状态图,我们需要进行一次良好的看门狗刷新,才能将状态从 INIT_FS 更改为 Wait_ABIST2。 image (7).png 为了满足 256ms 内首次有效看门狗刷新的要求,我们在 EcuM 初始化期间的 Wdg_43_VR5510_Init 函数之后调用了看门狗触发 API。 image (8).png 我们需要知道如何以及在哪里调用第一个监控程序刷新。因此,状态转换从 INIT_FS 到 wait_ABIST2。 Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) 你好@Jerry_cao , 感谢您与我们联系。然而,原帖已关闭近两年,因此我们无法继续在该帖下为您提供支持。 请在S32G - NXP 社区中为您的问题创建一个新帖子,我们的团队将很乐意为您提供进一步的帮助。 BR 塞莱斯特 Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) 您好,NXP团队, 我目前正在调试 VR5510 PMIC,遇到了与看门狗刷新相关的实时调度问题。 MCAL I2C 看门狗刷新(通过 I2C 向 VR5510 看门狗提供数据)的实现方式如下: 同步 手术。由于我们是在中断上下文中调用它,因此同步等待会阻塞 CPU,并降低其他任务的实时调度性能。 我注意到有一个 异步 驱动程序配置/代码中的选项。然而,实际上它仍然执行同步忙等待(它会阻塞并轮询,直到 I2C 传输完成),因此它实际上并没有将传输与调用者解耦。 我的问题: 是否有官方支持的方法可以刷新 VR5510 看门狗? 真正无阻塞 (例如是否采用中断驱动或DMA驱动的I2C协议,以避免阻塞其他任务? 如果异步选项预期是非阻塞的,那么当前的同步忙等待行为是已知的限制还是我的配置问题? 任何指导、参考配置或示例代码都将不胜感激。 谢谢! Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) 你好 SagarZala, 我想知道您是否尝试过 S32 设计工作室 (S32DS) 中的两个现成示例?他们会遇到同样的问题吗?或许他们能成为你很好的推荐人。 Celeste_Liu_0-1729049570948.png Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) 您好, 谢谢回复。 我使用的是 RTD 版本 4.0.2。我已经将 I 2C 配置为高速,并且WD_WINDOW 也配置为 1024ms。但它仍然不起作用。 Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) 亲爱的@SagarZala , 谢谢你的提问。VR5510 通常与 S32G 微处理器搭配使用。为此,应在 S32G RTD 软件包下提供 VR5510 的可用驱动程序。您使用的是哪个版本的RTD?具体是哪个示例? 以 RTD 4.0.0 版本为例,您可以在路径 C:\NXP\SW32G_RTD_4.4_4.0.0\eclipse\plugins\Wdg_43_VR5510_TS_T40D11M40I0R0\doc 下找到文档“RTD_WDG_43_VR5510_IM”和“RTD_WDG_43_VR5510_UM”。文件“RTD_WDG_43_VR5510_UM”中有更详细的描述。 值得一提的是,看门狗是通过 I2c 命令触发的,并且取决于 I2c 速度。当 I2c 速度较低时,看门狗可能无法在看门狗的窗口打开时间内成功触发。为避免此问题,我们建议用户将 I2c 配置为高速,并在启用 I2c 时使用较大的窗口周期。 要设置看门狗刷新,您可以配置 WD_WINDOW [3:0] 来获取刷新时间。如下图所示: Celeste_Liu_0-1728636341767.png 请参阅“ Document VR5510 产品数据手册”第 60 页表 45。监视窗口周期配置,如下截图所示。设置好正确的 WD 周期时间后,需要正确地给 WD 供料。 Celeste_Liu_4-1728636786838.png Celeste_Liu_5-1728636805408.png 希望以上信息对您有所帮助。 顺祝商祺! 塞莱斯特
記事全体を表示
Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) I have implemented the external watchdog (Wdg_43_VR5510) for PMIC. But it is going into endless loop in Pmic_VR5XX_TimeoutLoops_StateTransistion (refer below). SagarZala_1-1728467272425.png Currently it is in INIT_FS state, as per the state diagram it says we need to have a good watchdog refresh to change the state from INIT_FS to Wait_ABIST2. image (7).png To Satisfy the first good watchdog refresh within 256ms, we have called watchdog trigger API after Wdg_43_VR5510_Init function during EcuM Initialization. image (8).png We need to know, how and where to call the first watchdog refresh. So that the state transition happens from INIT_FS to wait_ABIST2. Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) Hello @Jerry_cao , Thank you for contacting us. However, the original post has been closed for nearly two years, so we are unable to continue supporting you under that thread. Please create a new post for your issue on S32G - NXP Community, and our team will be happy to assist you further. BR Celeste Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) Hello NXP team, I'm currently debugging the VR5510 PMIC and have run into a real-time scheduling issue related to the watchdog refresh. The MCAL I2C watchdog refresh (feeding the VR5510 watchdog over I2C) is implemented as a synchronous operation. Because we call it from within an interrupt context, the synchronous wait blocks the CPU and degrades the real-time scheduling of other tasks. I noticed there is an asynchronous option in the driver configuration/code. However, in practice it still performs a synchronous busy-wait (it blocks and polls until the I2C transfer completes), so it does not actually decouple the transfer from the caller. My questions: Is there an officially supported way to make the VR5510 watchdog refresh truly non-blocking (e.g. interrupt-driven or DMA-driven I2C), so that it does not stall other tasks? If the asynchronous option is expected to be non-blocking, is the current synchronous busy-wait behavior a known limitation or a configuration issue on my side? Any guidance, reference configuration, or example code would be greatly appreciated. Thank you. Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) Hello SagarZala, I wonder if you have tried the two out-of-the-box examples in S32 Design Studio (S32DS)? Will they have the same problem? May be they are very good references for you. Celeste_Liu_0-1729049570948.png Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) Hi, Thanks for the reply. I am using RTD version 4.0.2. I have already configured the I2C at high speed and WD_WINDOW is also configured at 1024ms. But still its not working. Re: Behavior of PMIC using external Watchdog (Wdg_43_VR5510) Dear @SagarZala , Thank you for your question. VR5510 is commonly paired with the S32G microprocessor. For this, the available drivers for VR5510 should be provided under the S32G RTD packages. Which RTD version are you using and which specific example is it? Taking the RTD 4.0.0 version as an example, you can find the documents "RTD_WDG_43_VR5510_IM" and "RTD_WDG_43_VR5510_UM" under the path C:\NXP\SW32G_RTD_4.4_4.0.0\eclipse\plugins\Wdg_43_VR5510_TS_T40D11M40I0R0\doc. The document "RTD_WDG_43_VR5510_UM" describes more detail. It is worth mentioning that the watchdog is triggered via the I2c command and it depends on the I2c speed. When the I2c speed is low, the watchdog may not be triggered successfully within the watchdog's window open time. To avoid this problem, we recommend that the user configure I2c with high speed and use a large window period when it is enabled. To set the watchdog refresh, you can configure the WD_WINDOW [3:0] to obtain the refresh time. As shown in the following figure: Celeste_Liu_0-1728636341767.png Refer to "Document VR5510 Product data sheet", page 60, Table 45. Watchdog window period configuration, as shown in the screenshot below. And after setting the correct WD period time, you need to correctly feed the WD. Celeste_Liu_4-1728636786838.png Celeste_Liu_5-1728636805408.png Hope the above information is helpful to you. Best Regards, Celeste
記事全体を表示
i.MX8MP ハードウェア H.264 エンコーダ (VC8000E/Hantro) が動作しない – V4L2 エンコーダ ポーリング エラー「操作が動作しません」 私たちは、Hantro VC8000Eエンコーダーを使ってi.MX8M Plusプラットフォーム上でハードウェアH.264エンコーディングを有効にしようとしています。 カーネル設定が有効になりました CONFIG_VIDEO_IMX8M_VDOA=y CONFIG_MXC_HANTRO=y CONFIG_MXC_HANTRO_V4L2=y CONFIG_MXC_HANTRO_VC8000E=y CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y CONFIG_VIDEO_V4L2=y CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y デバイスツリー DTSにおいて、VPU/VC8000Eノードが有効になりました。 &vpu_g1 { ステータス = "正常"; };   &vpu_g2 { ステータス = "正常"; };   &vpu_vc8000e { ステータス = "正常"; };   &vpu_v4l2 { ステータス = "正常"; };     使用したテストパイプライン: GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0\ videotestsrc !ビデオ変換!v4l2h264enc !フェイクシンク     GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0videotestsrc !ビデオ変換!v4l2h264enc !フェイクシンク Fontconfigエラー: 書き込み可能なキャッシュディレクトリがありません Fontconfigエラー: 書き込み可能なキャッシュディレクトリがありません 0:00:01.324000750 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:フォーマット0x120000:「AVR(オーディオ Visual Research)」はマッピングされていません 0:00:01.324100250 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:フォーマット0x180000:「CAF(Apple Core Audio File)」はマッピングされません 0:00:01.324135000 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_オーディオ_template_caps:フォーマット 0x100000: 'HTK (HMM Tool Kit)' はマッピングされていません 0:00:01.324179500 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:フォーマット 0xc0000: 'MAT4 (GNU Octave 2.0 / Matlab 4.2)' は md ではありません 0:00:01.324212875 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:フォーマット 0xd0000: 'MAT5 (GNU Octave 2.1 / Matlab 5.0)' は md ではありません 0:00:01.324245125 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:フォーマット 0x210000: 'MPC (Akai MPC 2k)' はマッピングされていません 0:00:01.324283000 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:フォーマット0xe0000:「PVF(ポータブル音声フォーマット)」はマッピングされません 0:00:01.324318750 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:フォーマット 0x160000: 'SD2 (Sound Designer II)' はマッピングされていません 0:00:01.324363125 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:フォーマット 0x190000: 'WVE (Psion Series 3)' はマッピングされていません Fontconfigエラー: 書き込み可能なキャッシュディレクトリがありません Fontconfigエラー: 書き込み可能なキャッシュディレクトリがありません 0:00:06.638305750 50254 0xaaaafd743f80 WARN GST_REGISTRY gstregistry.c:2003:gst_update_registry:レジストリ更新に失敗しました:/home/devuser/.cacyにレジストリキャッシュを書き込む際にエラーが発生しました パイプラインを一時停止状態に設定しています... ====== V4L2ENC: 1.24.0 ビルド、2024年7月24日 02:25:45。====== 0:00:06.800120125 50254 0xaaaafd743f80 WARN v4l2 gstv4l2object.c:5230:gst_v4l2_object_probe_caps: VIDIOC_t でピクセルアスペクト比をプローブできませんでした パイプラインはプリロール中です... 0:00:06.802941500 50254 0xffffb4000b70 FIXME default gstutils.c:4088:gst_element_decorate_stream_id_internal: ランダムストリームIDを作成する際、implemdを考えます。 レイテンシを再分配... 0:00:06.847293500 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2bufferpool gstv4l2bufferpool.c:875:gst_v4l2_buffer_pool_start: バッファが不確実または不足しています。 0:00:06.889086250 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2 gstv4l2object.c:6189:gst_v4l2_object_poll: error: poll error 1: 操作が許可されていません (1) エラー:from element /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0:リソースから読み取れませんでした。 追加のデバッグ情報: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.24.0.imx/sys/v4l2/gstv4l2object.c(6189):gst_v4l2_object_poll (): /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0: ポーリングエラー 1: 操作が許可されていません (1) エラー: パイプラインがプリロールを実行しません。 パイプラインをNULLに設定中... 0:00:06.892575000 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2videoenc gstv4l2videoenc.c:941:gst_v4l2_video_enc_handle_frame: エラー: フレームの処理に失敗しました。 0:00:06.892941125 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2videoenc gstv4l2videoenc.c:941:gst_v4l2_video_enc_handle_frame: エラー: メモリ不足か、fr が原因かもしれません エラー: 要素 /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0 から: フレームの処理に失敗しました。 追加のデバッグ情報: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.24.0.imx/sys/v4l2/gstv4l2videoenc.c(941):gst_v4l2_video_enc_handle_frame (): /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0: メモリ不足かドライバの故障が原因かもしれません エラー:パイプラインがプリロールを行ってくれません。 0:00:06.898059500 50254 0xffffb4000b70 WARN basesrc gstbasesrc.c:3175:gst_base_src_loop: エラー: 内部データストリームエラー。 0:00:06.898398750 50254 0xffffb4000b70 WARN basesrc gstbasesrc.c:3175:gst_base_src_loop: エラー: ストリーミングが停止しました。理由: エラー (-5) エラー: 要素 /GstPipeline:pipeline0/GstVideoTestSrc:videotestsrc0 から: 内部データストリームエラー。 追加のデバッグ情報: /usr/src/debug/gstreamer1.0/1.24.0.imx/libs/gst/base/gstbasesrc.c(3175):gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstVideoTestSrc:videotestsrc0: ストリーミングが停止しました。理由:エラー(-5) エラー: パイプラインがプリロールを実行しません。 0:00:06.927425375 50254 0xaaaafd743f80 WARN bufferpool gstbufferpool.c:1429:gst_buffer_pool_set_flushing: 非活性化のフラッシュ状態は変更できません 0:00:06.928232250 50254 0xaaaafd743f80 WARN バッファプール gstbufferpool.c:1429:gst_buffer_pool_set_flushing: 非活性化のフラッシュ状態は変更できません パイプラインの解放... 要求 以下をご提供ください: i.MX8MPハードウェアエンコーディングに必要なカーネル設定の完全なリスト。 VC8000E/Hantroエンコーダに必要なDTSエントリ。 必要なファームウェアファイルとその想定される保存場所。 GStreamerのプラグイン/パッケージが必要でした。 必要なマルチメディアライブラリ(imx-gstプラグイン、vpuラッパーなど)。 CMA/メモリに関する要件はありますか? エンコーダドライバーの初期化を検証する検証手順。 H.264ハードウェアエンコーディングのための推奨テストパイプライン。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8MP Hardware H.264 Encoder (VC8000E/Hantro) Not Working – V4L2 Encoder Poll Error "Oper こんにちは@ajayvk1。 NXPサポートにご連絡いただきありがとうございます! 1) imx_v8_defconfig 2) imx8mp-evk.dts 3) この機能にはマルチメディアまたはフル画像が必要です 4) この機能にはマルチメディアまたはフル画像が必要です 5) RM00294.pdf よろしくお願いします、 チャビラ
記事全体を表示
S32DS 3.4 compilation failed when importing adc_example_s32k118. make: *** [src/main.o] Error 1 make: *** Waiting for unfinished tasks.... In file included from ../Project_Settings/Startup_Code/exceptions.c:30: /home/xysun/NXP/S32DS.3.4/S32DS/software/PlatformSDK_S32K1_2022_02/SW32K1_RTD_4_4_1_0_1_D2202/Base_TS_T40D2M10I1R0/include/Mcal.h:62:10: Fatal error: Soc_Ips.h: No such file or directory. 62 | #include "Soc_Ips.h" | ^~~~~~~~~~~ Compilation failed. Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 1.jpg periherals of ConfigTools is “SoC_Ips.h”,but RTD and generate/include source code use #include "Soc_Ips.h" then linux strictly distinguish between uppercase and lowercase letters,this is a bug of S32 IDE?should manual modification the file name of generate/include/SoC_Ips.h to generate/include/Soc_Ips.h,then compile succeed Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi@yshenu For your new question:"The window installation is OK, but the Ubuntu installation fails. I can't found reason" Could you please create a new topic , because I know nothing about Ubuntu. Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 The window installation is OK, but the Ubuntu installation fails. I can't found reason Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi@yshenu I can't think of other possible reasons. I can only suggest that you reinstall the IDE and RTD. Try not to use Chinese and try again. Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi senlent look,version is ok 2024-03-29 14-55-50 的屏幕截图.png     Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi@yshenu please show me your S32 DS version like picture below, you can see the RTD 1.0.1 require "Update 1" and above version installed. Senlent_1-1711693579879.png Senlent_0-1711693544628.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi senlent, have this error 2024-03-29 11-18-54 的屏幕截图.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi senlent Maybe the component function does not exist. How to install this function? 2024-03-29 10-32-55 的屏幕截图.png     Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi@yshenu According to the log file you provided, the Soc_Ips.h file is missing from your current project, but in fact the file will be generated in your project directory after you update the code. So my conclusion is that you probably didn't generate the configuration code correctly Senlent_0-1711674664635.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi Senlent Already updated, but still the same problem 2024-03-28 18-22-49 的屏幕截图.png   Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Hi@yshenu please click "Update code" to generate config file before building it. Senlent_0-1711618540617.png
記事全体を表示
i.MX95 - Unable to perform the SOC reset from A55 core Hello Experts, I am working on i.MX95 and would like to perform the SOC reset (including M55 and M7 cores) from the A55 core. With reference to section 18.2 in https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdf CRRM also needs a cold reboot (reboot SoC) to trigger the mode switch, for example, from recovery downloading to recovery installation. To meet it, we implement PSCI RESET2 in ATF, and use "reboot" rather than "reset" in U-Boot for this SoC reset. The kernel also adds the imx-sm-reset driver to call PSCI RESET2 to ATF. User application needs to use the following syscall to trigger the board reset. syscall(__NR_reboot, LINUX_REBOOT_MAGIC1, LINUX_REBOOT_MAGIC2, LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2, "board_reset"); I have created a test application(In attachments) with this syscall included to trigger SOC reset from A55 core. However upon execution, it only resets A55 core and other M33 and M7 cores remain intact. If someone has tried this before and reset the complete SOC, kindly let me know Thanks in Advance ! BR, Arun Kumar  Re: i.MX95 - Unable to perform the SOC reset from A55 core Hello, When using the SCMI protocol to manage SoC regional resets, SM must handle the associated LP handshakes generated by the regional reset. In addition, some regional resets such as A55 have dependencies on each other. For example, issuing a A55Cx reset can only be issued in conjunction with an overall A55 regional (non-cooperative) reset. Reset from bash using reboot command has the same behavior, if a complete SoC restart is required, including all processing domains, a watchdog-triggered reset or a PMIC-driven power cycle may be required. Best regards.
記事全体を表示
i.MX8MP 硬件 H.264 编码器 (VC8000E/Hantro) 无法工作 – V4L2 编码器轮询错误“操作未完成” 我们正在尝试使用 Hantro VC8000E 编码器在 i.MX8M Plus 平台上启用硬件 H.264 编码。 内核配置已启用 CONFIG_VIDEO_IMX8M_VDOA=y CONFIG_MXC_HANTRO=y CONFIG_MXC_HANTRO_V4L2=y CONFIG_MXC_HANTRO_VC8000E=y CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS=y CONFIG_VIDEO_V4L2=y CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y 器件树 DTS 中已启用 VPU/VC8000E 节点。 &vpu_g1 { 状态 = "正常"; };   &vpu_g2 { 状态 = "正常"; };   &vpu_vc8000e { 状态 = "正常"; };   &vpu_v4l2 { 状态 = "正常"; };     使用的测试流程:- GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0\ videotestsrc!视频转换!v4l2h264enc!假水槽     GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0videotestsrc!视频转换!v4l2h264enc!假水槽 Fontconfig 错误:没有可写的缓存目录 Fontconfig 错误:没有可写的缓存目录 0:00:01.324000750 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0x120000:'AVR(音频视频研究)' 未映射 0:00:01.324100250 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0x180000:未映射“CAF(Apple Core Audio 文件)”。 0:00:01.324135000 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0x100000:'HTK(HMM 工具包)' 未映射 0:00:01.324179500 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0xc0000:'MAT4 (GNU Octave 2.0 / Matlab 4.2)' 不是 md 0:00:01.324212875 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0xd0000:'MAT5 (GNU Octave 2.1 / Matlab 5.0)' 不是 md 0:00:01.324245125 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0x210000:'MPC (Akai MPC 2k)' 未映射 0:00:01.324283000 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0xe0000:未映射“PVF(便携式语音格式)”。 0:00:01.324318750 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0x160000:'SD2 (Sound Designer II)' 未映射 0:00:01.324363125 50377 0xaaaaf19f5a40 WARN default gstsfelement.c:97:gst_sf_create_audio_template_caps:格式 0x190000:'WVE (Psion Series 3)' 未映射 Fontconfig 错误:没有可写的缓存目录 Fontconfig 错误:没有可写的缓存目录 0:00:06.638305750 50254 0xaaaafd743f80 警告 GST_REGISTRY gstregistry.c:2003:gst_update_registry:注册表更新失败:写入注册表缓存到 /home/devuser/.cacy 时出错 将管道设置为暂停状态... ====== V4L2ENC: 1.24.0 版本于 2024 年 7 月 24 日 02:25:45 构建。====== 0:00:06.800120125 50254 0xaaaafd743f80 警告 v4l2 gstv4l2object.c:5230:gst_v4l2_object_probe_caps: 使用 VIDIOC_t 探测像素宽高比失败 管道正在预滚动…… 0:00:06.802941500 50254 0xffffb4000b70 FIXME default gstutils.c:4088:gst_element_decorate_stream_id_internal: 创建随机流 ID,考虑实现 重新分配延迟…… 0:00:06.847293500 50254 0xffffb4000b70 WARN v4l2bufferpool gstv4l2bufferpool.c:875:gst_v4l2_buffer_pool_start: 不确定或缓冲区不足,启用 0:00:06.889086250 50254 0xffffb4000b70 警告 v4l2 gstv4l2object.c:6189:gst_v4l2_object_poll: 错误:轮询错误 1:操作不允许 (1) 错误:来自元素 /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0:无法从资源读取。 其他调试信息: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.24.0.imx/sys/v4l2/gstv4l2object.c(6189):gst_v4l2_object_poll (): /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0: 轮询错误 1:操作不允许 (1) 错误:管道无法预滚动。 将管道设置为 NULL... 0:00:06.892575000 50254 0xffffb4000b70 警告 v4l2videoenc gstv4l2videoenc.c:941:gst_v4l2_video_enc_handle_frame: 错误:帧处理失败。 0:00:06.892941125 50254 0xffffb4000b70 警告 v4l2videoenc gstv4l2videoenc.c:941:gst_v4l2_video_enc_handle_frame: 错误:可能是由于内存不足或文件大小不足导致的。 错误:来自元素 /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0:处理帧失败。 其他调试信息: /usr/src/debug/gstreamer1.0-plugins-good/1.24.0.imx/sys/v4l2/gstv4l2videoenc.c(941):gst_v4l2_video_enc_handle_frame (): /GstPipeline:pipeline0/v4l2h264enc:v4l2h264enc0: 可能是内存不足或驱动程序故障导致的。 错误:管道无法预滚动。 0:00:06.898059500 50254 0xffffb4000b70 WARN basesrc gstbasesrc.c:3175:gst_base_src_loop: 错误:内部数据流错误。 0:00:06.898398750 50254 0xffffb4000b70 WARN basesrc gstbasesrc.c:3175:gst_base_src_loop: 错误:流媒体播放已停止,原因错误(-5) 错误:来自元素 /GstPipeline:pipeline0/GstVideoTestSrc:videotestsrc0:内部数据流错误。 其他调试信息: /usr/src/debug/gstreamer1.0/1.24.0.imx/libs/gst/base/gstbasesrc.c(3175):gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstVideoTestSrc:videotestsrc0: 流媒体播放已停止,错误原因(-5) 错误:管道无法预滚动。 0:00:06.927425375 50254 0xaaaafd743f80 WARN bufferpool gstbufferpool.c:1429:gst_buffer_pool_set_flushing: 无法更改非活动状态 0:00:06.928232250 50254 0xaaaafd743f80 WARN bufferpool gstbufferpool.c:1429:gst_buffer_pool_set_flushing: 无法更改非活动状态 释放管道…… 申请它 请提供: i.MX8MP硬件编码所需的内核配置完整列表。 VC8000E/Hantro编码器所需的DTS条目。 所需的固件文件及其存放位置。 所需的 GStreamer 插件/软件包。 所需的多媒体库(imx-gst 插件、vpu 封装器等)。 任何 CMA/内存要求。 验证编码器驱动程序初始化的验证程序。 H.264硬件编码推荐测试流程。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8MP Hardware H.264 Encoder (VC8000E/Hantro) Not Working – V4L2 Encoder Poll Error "Oper 嗨@ajayvk1 , 感谢您联系恩智浦技术支持! 1) imx_v8_defconfig 2) imx8mp-evk.dts 3) 此功能需要多媒体或完整图像。 4) 此功能需要多媒体或完整图像。 5) RM00294.pdf 此致, 查维拉
記事全体を表示
adc_example_s32k118をインポートした際に、S32DS 3.4のコンパイルが失敗しました。 make: *** [src/main.o]エラー1 make: *** 未完了のタスクを待機中... ../Project_Settings/Startup_Code/exceptions.c:30 からインクルードされたファイル内: /home/xysun/NXP/S32DS.3.4/S32DS/software/PlatformSDK_S32K1_2022_02/SW32K1_RTD_4_4_1_0_1_D2202/Base_TS_T40D2M10I1R0/include/Mcal.h:62:10:致命的なエラー: Soc_Ips.h: そのようなファイルまたはディレクトリはありません。 62 | #include "Soc_Ips.h" | ^~~~~~~~~~~ コンパイルに失敗しました。 Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 1.jpg ConfigTools の周辺機器は「SoC_Ips.h」ですが、RTD およびソースコードの生成/組み込み #include "Soc_Ips.h" それからLinuxは大文字と小文字を厳密に区別します。これはS32 IDEのバグです。generate/include/SoC_Ips.hのファイル名を手動で修正してgenerate/include/Soc_Ips.hにしてからコンパイル成功すべきでしょうか? Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは、@ yshenu 新しい質問に対して:「Windowsのインストールは問題ないのですが、Ubuntuのインストールは失敗します。理由が見つからない」 Ubuntuについては何も知らないので、新しいトピックを作成してもらえますか? Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 Windowsのインストールは問題なく完了するが、Ubuntuのインストールは失敗する。理由が見つからない Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは、@ yshenu 他に考えられる理由が思い浮かびません。IDEとRTDを再インストールすることをおすすめします。中国語を使わずに、もう一度試してみてください。 Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは、senlent 見て、バージョンは問題ない 2024-03-29 14-55-50 的屏幕截图.png     Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは@yshenu 下の写真のように、あなたのS32 DS版を見せてください。RTD 1.0.1は「Update 1」以上のバージョンをインストールする必要があります。 Senlent_1-1711693579879.png Senlent_0-1711693544628.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは、senlentさん、 このエラーが発生しています 2024-03-29 11-18-54 的屏幕截图.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは、senlent コンポーネント関数が存在しない可能性があります。この機能をインストールするにはどうすればよいですか? 2024-03-29 10-32-55 的屏幕截图.png     Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは@yshenu ご提供いただいたログファイルによると、Soc_Ips.h現在のプロジェクトにファイルが見つかりませんが、実際にはコードを更新するとプロジェクトディレクトリにファイルが生成されます。ですので、おそらく設定コードを正しく生成していないのだと思います Senlent_0-1711674664635.png Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは、センレント 既にアップデート済みだが、依然として同じ問題が発生している。 2024-03-28 18-22-49 的屏幕截图.png   Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败 こんにちは@yshenu ビルド前に「コードの更新」をクリックして設定ファイルを生成してください。 Senlent_0-1711618540617.png
記事全体を表示
i.MX95 - A55コアからSOCリセットを実行できません こんにちは、専門家の皆様。 私はi.MX95を扱っており、A55コアからSOCリセット(M55およびM7コアを含む)を実行したいと考えています。 https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdfのセクション 18.2 を参照してください。 CRRM also needs a cold reboot (reboot SoC) to trigger the mode switch, for example, from recovery downloading to recovery installation. To meet it, we implement PSCI RESET2 in ATF, and use "reboot" rather than "reset" in U-Boot for this SoC reset. The kernel also adds the imx-sm-reset driver to call PSCI RESET2 to ATF. User application needs to use the following syscall to trigger the board reset. syscall(__NR_reboot, LINUX_REBOOT_MAGIC1, LINUX_REBOOT_MAGIC2, LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2, "board_reset"); このシステムコールを含めたテストアプリケーション(添付ファイル内)を作成し、A55コアからのSOCリセットをトリガーしています。しかし、実行時にはA55コアのみがリセットされ、他のM33およびM7コアはそのまま残ります。 以前にこれを試してSOC全体をリセットした方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします! BR、 アルン・クマール Re: i.MX95 - Unable to perform the SOC reset from A55 core こんにちは、 SCMIプロトコルを使用してSoCのリージョンリセットを管理する場合、SMはリージョンリセットによって生成される関連するLPハンドシェイクを処理する必要があります。さらに、A55などの一部の地域リセットは、互いに依存関係を持っています。例えば、A55Cxリセットの発行は、全体のA55地域(非協力)リセットと同時に発行される場合のみ可能です。 再起動コマンドによるbashからのリセットも同様の動作をしますが、SoCの完全な再起動(すべてのプロセッシングドメインを含む)が必要な場合は、ウォッチドッグトリガーリセットやPMIC駆動の電源サイクルが必要になることがあります。 よろしくお願いいたします。
記事全体を表示
Ethernet Switch SJA1110 Examples S32G-VNP-RDB2 Note: S32G-VNP-RDB2 examples can be used also on S32G-VNP-RDB3. Example SJA1110 FreeRTOS lwIP S32G-VNP-RDB2 S32DS 3.5 RTD 1.0.2 SJA1110-MGS-EVM Example SJA1110 FreeRTOS lwIP SJA1110-MGS-EVM S32DS 3.5 RTD 1.0.2 MR-T1ETH8 Example SJA1110 FreeRTOS lwIP MR-T1ETH8 S32DS 3.5 RTD 1.0.2 SJA1110-EVM Example SJA1110 FreeRTOS lwIP SJA1110-EVM S32DS 3.5 RTD 1.0.2 S32K3-T-BOX Example SJA1110 FreeRTOS lwIP S32K3-T-BOX S32DS 3.5 RTD 1.0.2
記事全体を表示