1837087_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1837087_zh-CN

1837087_zh-CN

S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

make: *** [src/main.o] Error 1
make: *** 正在等待未完成的任务....
In file included from ../Project_Settings/Startup_Code/exceptions.c:30:
/home/xysun/NXP/S32DS.3.4/S32DS/software/PlatformSDK_S32K1_2022_02/SW32K1_RTD_4_4_1_0_1_D2202/Base_TS_T40D2M10I1R0/include/Mcal.h:62:10: 致命错误: Soc_Ips.h:没有那个文件或目录
62 | #include "Soc_Ips.h"
| ^~~~~~~~~~~
编译中断。

Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败
1.jpg
ConfigTools 的外围设备是“SoC_Ips.h”,但是RTD 和生成/包含源代码的使用
#include "Soc_Ips.h"
Linux 严格区分大小写字母,这是 S32 IDE 的 bug 吗?应该手动修改 generate/include/SoC_Ips.h 的文件名,改为 generate/include/Soc_Ips.h,然后编译成功。
Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

@yshenu

关于你的新问题:“ Windows 安装没问题,但 Ubuntu 安装失败。我找不到原因。”

请您创建一个新主题,因为我对Ubuntu一无所知。

Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

Windows 系统安装正常,但 Ubuntu 系统安装失败。我找不到原因

Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

@yshenu

我想不出其他可能的原因。我只能建议您重新安装 IDE 和 RTD。尽量不要使用中文,再试一次。

Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

嗨 senlent

你看,版本没问题。

2024-03-29 14-55-50 的屏幕截图.png

Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

你好@yshenu

请向我展示您的 S32 DS 版本,如下图所示,您可以看到 RTD 1.0.1 需要安装“Update 1”及以上版本。

Senlent_1-1711693579879.png


Senlent_0-1711693544628.png


Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

嗨 senlent,

出现此错误2024-03-29 11-18-54 的屏幕截图.png

Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

嗨 senlent

也许该组件函数不存在。如何安装此功能?

2024-03-29 10-32-55 的屏幕截图.png

Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

你好@yshenu

根据您提供的日志文件,Soc_Ips.h当前项目中缺少该文件,但实际上,更新代码后,该文件将在项目目录中生成。所以我的结论是,您可能没有正确生成配置代码。

Senlent_0-1711674664635.png


Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

Senlent

已经更新了,但问题依旧存在。

2024-03-28 18-22-49 的屏幕截图.png

Re: S32DS 3.4导入adc_example_s32k118编译失败

你好@yshenu

请在构建之前点击“更新代码”生成配置文件。

Senlent_0-1711618540617.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: