2395171_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2395171_ja-JP

2395171_ja-JP

FRDM-i.MX95ボードがSDカードから起動しない、またはUSBシリアルダウンローダーモードに入らない

問題の概要

  • Win32DiskImagerを使用して、提供されたベースイメージをmicroSDカードに書き込みました。
  • SDカードからの起動には、 SW1を11に設定してください。
  • まずはJ1(Debug UART)、その後J3(USBデバイス)経由でPCに接続し、USBダウンロードテストを行いました。 基板はJ25コネクタから電源供給されます。
  • 基板の電源は正常にオンになりました(電源LEDが点灯しています)。

SDブートモード

  • J1をPCに接続しました。
  • PuTTYを115200、8N1、フロー制御なしで開きました。
  • 検出されたすべてのCOMポート(COM3、COM4、COM5、COM6)を試しました。
  • リセットボタンを押して、基板の電源を複数回オンオフしました。
  • ブートログやシリアル出力は表示されません。

USBシリアルダウンローダーモード

  • USBシリアルダウンローダーモード用にSW1を01に変更しました。
  • J1を切断し、 J3 をPCに接続しました。
  • Windows は、不明な USB デバイス (デバイス記述子要求が失敗しました) をコード 43で検出しました。
  • uuu.exe -lsusb ではボードが検出されません。

どなたか助けていただけませんか。FRDM-IMX95 #NXP iMX95

Re: FRDM-i.MX95 Board Not Booting from SD Card or Entering USB Serial Downloader Mode

こんにちは、 @shuru_2604さん

パソコンのUSBドライバが自動的に正常に更新されていないようです。以下のリンクをクリックしてCH344ドライバーをダウンロードし、自分でインストールできます。

https://file.wch.cn/download/file?id=312https://www.wch.cn/downloads/CH343CDC_ZIP.html

BR

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-16-2026 04:28 AM
Updated by: