Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
WCT-15WTXAUTO Z型间隙 您好,NXP支持团队, 谢谢你提供的信息。 我已经查阅了公开的文档,但我仍然需要 WCT-15WTXAUTO 平台的实际 Z 间隙性能数据。 请问您能否帮我联系一位现场应用工程师或负责此参考设计的工程团队? 具体来说,我正在寻找测量的充电功率与 Z 间隙数据,以及通过石英或花岗岩等非金属表面进行操作的任何测试结果。 我的目标应用是一款台面集成式无线充电器,表面厚度为 10-20 毫米。 如果 WCT-15WTXAUTO 没有这些参数,您能否推荐另一个更适合此应用的 NXP 发射器平台? 感谢您的帮助。 顺祝商祺! Re: WCT-15WTXAUTO Z-gap 你好@Harryk89 , 感谢您的帖子。该请求需要上报给相应的无线充电开发团队进行进一步审查。 根据我们的支持流程,我们需要一些关于贵公司和项目的其他信息。为了保护您的隐私,我建议您创建支持工单,以便我们通过私密渠道为您提供帮助: https://support.nxp.com/s/?language=en_US 祝你今天过得愉快。 BR 塞莱斯特
View full article
Guiguider 2.0.1 cannot create a C simulator. I installed guiguider 2.0.1 on Windows 10, and it installed and ran normally, and the code generation was also normal. However, when generating the C simulator, I encountered the following error: I want to know if it's because my system is Windows 10 (which requires Windows 11), or if there's some other problem? Re: guiguider2.0.1不能创建C模拟器 HI @tbg  Thanks for providing the error log. GUI Guider 2.0.1 officially supports Windows 11 (64-bit). From the log, the C simulator fails because the bundled GCC/MinGW compiler cannot execute its cc1 component: cc.exe: fatal error: cannot execute 'cc1': CreateProcess: No such file or directory Therefore, I would first recommend testing GUI Guider 2.0.1 on Windows 11. If the same issue still occurs there, we can further investigate the toolchain/installation environment. BR Harry
View full article
i.MX 8ULP - M33 上的 MIPI CSI 和 ISI(实时功能域) 你好, 我正在尝试完全从实时功能域使用 MIPI CSI 摄像头,而无需应用功能域的参与。 大部分功能我已经实现了,但看起来 ISI 帧完成中断仅在应用程序功能域中可用。请问有人能确认一下是否属实吗? 我可以轮询 ISI 通道状态寄存器来检测已完成的帧,但这并不是理想的解决方案。我更倾向于直接使用中断。通过 MU 将 A35 的中断转发到 M33 会违背设计的初衷,所以我希望避免这样做。 除了依赖 A35 端的处理程序之外,还有其他方法可以让 M33 收到帧完成的通知吗? i.MX8ULP Re: i.MX 8ULP - MIPI CSI and ISI on M33 (realtime domain) 你好, 遗憾的是, Cortex-M33 无法处理 MIPI-CSI 中断,只有 A35 可以。
View full article
使用 MCULink 探针无法从目标板保存闪存映像。 W10,链路服务器 26.9.130MCULink 固件 3.174: 我想使用 SWD 从 LPC804 板保存闪存映像。我有一个 MCULink 探针,我安装了包含 LinkFlash 工具的 Linkserver 软件包。这样我就可以将MCULink固件更新到最新版本。 使用 LinkFlash GUI 时,由于出现“连接失败 (Ee42)”错误,我无法从目标板保存闪存映像。未放置探针跳线(SWD)。我选择了“LPC804:”作为设备,但我注意到在其他示例中,通常会指定更完整的部件号和 IDE。我是否需要创建配置文件或安装像 Expresso 这样的 IDE 来解决这个问题,还是更有可能是线缆和目标连接问题? Ns: LinkServer RedlinkMulti 驱动程序 v26.9(2026 年 9 月 18 日 19:34:33 - crt_emu_cm_redlink.exe 版本 1382) PC:(0)读取远程配置 Wc(03)。不支持缓存。 Nc:在 C:\Users\T\AppData\Local\Temp\tmps4ueywdg\crt_directory.xml 中找到通用目录 XML 文件 PC:(5)远程配置完成 Nc:已重新连接到现有 LinkServer 进程。 Nc:连接到探测器 1 核心 0(使用外部启动的服务器)报告: 'Ee(42)。无法连接到核心服务器。 Nc:正在重试…… Nc:已重新连接到现有 LinkServer 进程。 Nc:服务器正常,但无法连接到探测 1 核心 0(尝试 3 次后)- Ee(42)。无法连接到核心服务器。 Ed:02: 连接失败: Ee(42)。无法连接到核心服务器。 Et:31:未连接到芯片的调试端口 PC:(100)目标操作失败 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 我还尝试过使用命令行界面(CL)而不是图形用户界面(GUI),但结果并没有什么不同。和你的输出结果对比后,我似乎卡在了这里: Nc:连接到探测器 1 核心 0(使用外部启动的服务器)报告: 'Ee(42)。无法连接到核心服务器。 这似乎是在抱怨探测器,而不是目标。 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 我认为你可能遇到了连接问题(物理电缆问题?)。 我在Ubuntu系统上使用过,但同样适用于Win10: /usr/local/LinkServer_26.9.130/LinkServer flash --probe 4FIQSNVD2MICA LPC804: dump 0x00000000 0x00001000 /tmp/memory.bin INFO: Exact match for LPC804: found INFO: Selected device LPC804:LPCXpresso804 INFO: Selected probe #1 4FIQSNVD2MICA (MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174) INFO: MCU-Link firmware update `check`: Probe ([4FIQSNVD2MICA] [MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174]) is already running the same firmware version as the included firmware version [3.174] Firmware update `check`: not required - forced update can be performed using: `./LinkServer probe #1 update forced` Ns: LinkServer RedlinkMulti Driver v26.9 (Sep 18 2026 19:46:03 - crt_emu_cm_redlink build 1382) Pc: ( 0) Reading remote configuration Wc(03). No cache support. Nc: Found generic directory XML file in /tmp/tmpuhtfp3bl/crt_directory.xml Pc: ( 5) Remote configuration complete Nc: Reconnected to existing LinkServer process. Nc: Probe Firmware: MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174 (NXP Semiconductors) Nc: Serial Number: 4FIQSNVD2MICA Nc: VID:PID: 1FC9:0143 Nc: USB Path: 0005:0013:00 Nc: Using memory from core 0 after searching for a good core Pc: ( 30) Emulator Connected Pc: ( 40) Debug Halt Pc: ( 50) CPU ID Nc: debug interface type = CoreSight DP (DAP DP ID 0BC11477) over SWD TAP 0 Nc: processor type = Cortex-M0+ (CPU ID 00000C60) on DAP AP 0 Nc: number of h/w breakpoints = 4 Nc: number of flash patches = 0 Nc: number of h/w watchpoints = 2 Nc: Probe(0): Connected&Reset. DpID: 0BC11477. CpuID: 00000C60. Info: Nc: Debug protocol: SWD. RTCK: Disabled. Vector catch: Disabled. Ns: Content of CoreSight Debug ROM(s): Nc: RBASE E00FF000: CID B105100D PID 04000BB4C0 ROM (type 0x1) Nc: ROM 1 E000E000: CID B105E00D PID 04000BB008 Gen SCS (type 0x0) Nc: ROM 1 E0001000: CID B105E00D PID 04000BB00A Gen DWT (type 0x0) Nc: ROM 1 E0002000: CID B105E00D PID 04000BB00B Gen FPB (type 0x0) Nc: NXP: LPC804 Nc: DAP stride is 1024 bytes (256 words) Nc: Inspected v.2 On-chip Flash Memory LPC80x_32.cfx Nc: Image 'LPC80x (32K) Sep 18 2026 18:35:07' Pc: ( 65) Chip Setup Complete Pc: ( 70) License Check Complete Nt: Dumping 'memory.bin' Binary section 0 at 0x00000000 len 0x1000 Nc: Opening flash driver LPC80x_32.cfx Nc: VECTRESET requested, but not supported on ARMv6-M CPUs. Using SOFTRESET instead. Nc: Using SOFT reset to run the flash driver Nc: Flash device supported (32KB = 32*1K at 0x0) Ps: ( 0) at 00000000: 0 bytes - 0/4096 Ps: (100) at 00000000: 4096 bytes - 4096/4096 Nc: Closing flash driver LPC80x_32.cfx Nt: Dumped 0x1000 bytes in 17ms (about 240kB/s) 使用图形用户界面: 希望这能帮到你。 埃里希 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 我自制的 TC2030 电缆没有连接 GNDdetect。我已经修复了这个问题,现在可以通过命令行或图形界面读写闪存。 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 是的,我看到MCULink套件只有一根10厘米长的Cortex连接线,如果再加一根TC2030连接线,长度就会增加一倍以上。 顺便一提,LPC804 UM 提到引脚 0.12 具有从故障状态恢复的能力。是否有关于如何以及何时使用此功能的更详细说明? Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 更新:刚开始一个小时运行正常,但现在非常不稳定。有时我可以导出闪存内容,但无法擦除。有时我可以导出和擦除数据,但无法进行编程。尝试进行转储、擦除、编程和验证操作,结果只成功了一次,之后就再也没有成功过。我尝试了两种不同的 tc2030 电缆、各种线速,以及 CLI 和 GUI。即使 FlashLink 显示成功,我通常在转储闪存时发现有些字节没有被擦除或写入。我认为可能需要一根很短的电缆。 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 你的电缆有多长?不应超过约10厘米。 另外,你使用的是什么板?您自己/定制的?那样的话,你的板上可能存在连接器/线路问题。 希望这能帮到您, 埃里希 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 换用更短的 8 厘米电缆并没有什么区别。当我擦除所有 0x7F80 字节并报告成功时,我转储所有 0x7F80 字节,期望得到全部 0xFF。然而,转储结果几乎全部是0x00,因此要么是Flashlink报告的状态有误,要么是存在硬件问题,例如SWD信号部分短路,导致无法正确转储闪存数据。
View full article
How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? I found https://community.nxp.com/t5/S32K/Quadrature-decoder-on-S32K344/m-p/1507580 as well as the application notes on https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 but I'm struggling to pin down how many quadrature encoders I could instantiate. I have an application where, ideally, I would be able to have 4 independent quadrature decoders. Would either the S32K344 or the S32K388 support that? Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? Hello, The S32K3 family does not include a dedicated quadrature decoder peripheral. Instead, the quadrature decoder functionality is implemented using a combination of the LCU, TRGMUX, and eMIOS modules. This is the approach described in the S32K3 Reference Manual and the motor-control example referenced in the community thread. According to the Reference Manual, the incremental encoder example requires two Logic Cells (LC0 and LC1) for a single quadrature decoder implementation. The S32K344 and S32K388 devices provide two LCU instances. However, I have also asked motor control team to provide the feedback. I will update you ASAP. Best regards, Peter Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? Hello, Update: Based on the implementation described in the NXP example, the practical limit is three independent quadrature decoders on both S32K344 and S32K388. This solution consumes: 6 TRGMUX input pins (3 × A/B encoder inputs), 6 eMIOS channels capable of MCB operation (for example eMIOS0 CH1-CH6), 3 Logic Cells (one LCU instance). Therefore, three encoder instances can be implemented directly using the demonstrated architecture. A fourth encoder is not directly supported by the same resource mapping. The main limitation is the availability of suitable eMIOS channels operating in MCB mode together with the required signal routing through TRGMUX and LCU. A possible workaround may exist by using the remaining G-type channel (e.g. CH7) together with an X-channel and routing the LCU output externally through a device pin back into the eMIOS X input. For example, on S32K344, PTB2 can be configured as both LCU1_OUT3 and eMIOS0_CH8_X, effectively creating an external loopback path. However, this approach consumes an additional package pin and is not part of the standard demonstrated solution. As a result, 3 quadrature decoders are straightforwardly achievable, while a 4th decoder would require an alternative routing scheme or custom workaround and should be evaluated against the overall pin and peripheral resource usage. Best regards, Peter Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? For my application, I don't really need the eMIOS-based interpretation which counts using the timer - I really only need to have the encoder counts available. Is there any configuration which would support having 8 TRGMUX inputs and 4 LCU cells leading to something which just counts up and down?
View full article
どのMatterブランチ/リリースを使うべきか こんにちは、 どのMatterブランチを選ぶべきか少し混乱しています。iMX93でLinux環境で動く際に推奨されている v1.6-branch-imx_matter_2026_q2 と、この2つのブランチ間で注目すべき大きな違いはありますか? __現在 __現在 Re: Which Matter Branch/Release should i use こんにちは@pengyong_zhangさん このブランチの用途と、ELEとgroupcast以外のconnectedhomeipとの違い、そしていくつかの例を知りたいのですが、両者の違いが全く分かりません。v1.6-branch-imx_matter_2026_q2はconnectedhomeipのリリースと比べて古くなっているように見えます。 __現在 __現在 Re: Which Matter Branch/Release should i use こんにちは、 @eldhokkさん v1.6-branch-imx_matter_2026_q2 を使用してください。v1.6.0.0.1のリリースはMCUプラットフォーム(FreeRTOS/Zephyr)向けに設計されています。 B.R
View full article
S32K44 和 S32K388 分别支持多少个正交编码器输入? 我找到了https://community.nxp.com/t5/S32K/Quadrature-decoder-on-S32K344/mp/1507580以及https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344上的应用笔记。但我很难确定我可以实例化多少个正交编码器。 我的应用场景中,理想情况下,我希望能够使用 4 个独立的正交解码器。S32K344 或 S32K388 是否支持此功能? Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? 你好, S32K3 系列不包含专用的正交解码器外设。相反,正交解码器功能是通过 LCU、TRGMUX 和 eMIOS 模块的组合来实现的。这是 S32K3 参考手册中描述的方法,也是社区帖子中提到的电机控制示例。 根据参考手册,增量编码器示例需要两个逻辑单元(LC0 和 LC1)来实现单个正交解码器。S32K344 和 S32K388 设备提供两个 LCU 实例。 不过,我也已要求电机控制团队提供反馈意见。 我会尽快通知您最新情况。 顺祝商祺! Peter Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? 你好, 更新: 根据 NXP 示例中描述的实现方式,实际限制是在 S32K344 和 S32K388 上各使用三个独立的正交译码器。该方案消耗: 6 个 TRGMUX 输入引脚(3 × A/B 编码器输入), 6 个可进行 MCB 操作的 eMIOS 通道(例如 eMIOS0 CH1-CH6), 3 个逻辑单元(一个 LCU 实例)。 因此,可以使用所展示的架构直接实现三个编码器实例。 第四个编码器无法通过相同的资源映射直接支持。主要限制在于能否提供合适的以 MCB 模式运行的 eMIOS 通道,以及通过 TRGMUX 和 LCU 进行所需的信号路由。 可能存在一种变通方法,即使用剩余的 G 型通道(例如,CH7) 与 X 通道一起,并将 LCU 输出通过设备引脚外部路由回 eMIOS X 输入。例如,在 S32K344 上,PTB2 可以配置为 LCU1_OUT3 和 eMIOS0_CH8_X,从而有效地创建外部环回路径。然而,这种方法会占用一个额外的封装引脚,并且不属于标准演示解决方案的一部分。 因此,实现 3 个正交译码器是完全可行的,而第 4 个译码器则需要采用替代的布线方案或自定义变通方法,并且应该根据整体引脚和外设资源使用情况进行评估。 顺祝商祺! Peter Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? 对于我的应用来说,我并不需要基于 eMIOS 的、使用计时器进行计数的解释——我只需要编码器计数即可。是否存在某种配置,能够支持 8 个 TRGMUX 输入和 4 个 LCU 单元,从而实现简单的加减计数?
View full article
KW45 车载蓝牙模块——即插即用型?KiCad? 亲爱的社区成员们: 由于我对蓝牙无线电功能域经验不足,所以想请教各位。 我们的项目需要蓝牙连接。KW45 评估板已用于 POC 和早期测试。 现在我们想把KW45直接加入到我们的板上。使用 KiCad 无法访问 NXP 参考设计。而通读文档让我谦卑地缩小到蚂蚁的体型。或者更小。 看到论坛上这么多帖子,我想知道是否有人可以分享一个现成的设计供我们使用?我们使用稳定的3.3V电源,并通过UART进行通信。 这是一个汽车改装应用,应该尽可能小巧。 这就是我们所需要的一切。 顺祝商祺! 迈克尔 KW45 Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? 你好@Orbiter , 请注意,与较新的设备相比,KW45 的功能可能较少。您可能还想考虑KW47 系列,它提供了多项增强功能,包括更大的内存容量、运行频率高达 64 MHz 的专用的 CM33 无线电核心、2.4 GHz 低功耗蓝牙核心版本 6.x 以及支持蓝牙信道探测。此外,KW47 与 KW45 引脚兼容,这可以简化迁移工作。有关功能差异和迁移注意事项的更多信息,请参阅AN14796 。 我们仅提供KW45-EVK 设计文件,以及这篇社区帖子,其中概述了使用 KW45 一次性正确构建 PCB 的最佳方法。 BR 哈比卜 Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? 我知道这对我们来说太难了。我们将转向采用“即插即用”的蓝牙模块SoC。 Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? 你好@Orbiter , 如果您有兴趣,可以联系我们的合作伙伴,他们可以帮助您开发适用于汽车环境的解决方案。 此外,您还可以咨询我们的合作伙伴提供的Wi-Fi ® + Bluetooth ® + 802.15.4 合作伙伴模块,其中一些模块也可能适用于汽车环境。但是,这些模块需要主机处理器。如果您对此选项感兴趣,请随时提供更多关于您申请的信息,以便我能指导您了解可行的方案。 BR 哈比卜
View full article
s32 design studio for arm V2.2 许可证已过期 你好, 我的S32 Design Studio for ARM v2.2许可证已于2026 年 10 月 12 日到期。 注册码:S32DS-IDE-ARM-V2-X_181798567 产品版本:S32 Design Studio for ARM v2.2] 请延长许可证期限。 谢谢! Re: s32 design studio for arm V2.2 license expired 你好, 您的S32DS许可证已延期。请使用您之前的激活码重新激活S32DS。
View full article
S32 Design Studio for Arm V2.2 ライセンスが切れました こんにちは、 私の S32 Design Studio for ARM v2.2ライセンスは 2026年10月12日に期限切れになりました。 登録コード:S32DS-IDE-ARM-V2-X_181798567 製品バージョン:ARM v2.2用S32 Design Studio] ライセンス期間を延長してください。 よろしくお願いします。 Re: s32 design studio for arm V2.2 license expired こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。
View full article
MCULinkプローブを使用してターゲットボードからフラッシュイメージを保存できません W10、リンクサーバー 26.9.130、MCULink FW 3.174: SWDを使用してLPC804ボードからフラッシュイメージを保存したいです。MCULinkプローブは持っており、LinkFlashツールを含むLinkserverパッケージをインストールしました。これにより、MCULinkのファームウェアを最新バージョンにアップデートすることができました。 LinkFlash GUI を使用すると、「接続に失敗しました (Ee42)」というエラーのため、ターゲットボードからフラッシュイメージを保存できません。プローブジャンパーは配置されていません(SWD)。デバイスとして「LPC804:」を選択しましたが、他の例ではより完全な部品#やIDEの名前が記載されているのに気づきました。この問題を解決するには設定ファイルを作成するか、ExpressoのようなIDEをインストールする必要がありますか?それともケーブルやターゲット接続の問題の可能性が高いのでしょうか? NS: LinkServer RedlinkMulti ドライバ v26.9(2026年9月18日 19:34:33 - crt_emu_cm_redlink.exeビルド1382) PC: (0) リモート設定を読み取っています Wc(03)。キャッシュサポートはありません。 Nc: C:\Users\T\AppData\Local\Temp\tmps4ueywdg\crt_directory.xmlで汎用ディレクトリXMLファイルを発見 PC:(5)リモート設定完了 NC:既存のLinkServerプロセスに再接続しました。 NC:外部からサーバー起動したプローブ1コア0に接続中、報告: 『イー(42)』コアに接続できませんでした。」 NC:再挑戦中... NC:既存のLinkServerプロセスに再接続しました。 NC:サーバーは問題ありませんが、プローブ1コア0への接続はありません(3回の試みの後) - Ee(42)。コアに接続できませんでした。 Ed:02: 接続に失敗しました: Ee(42)。コアに接続できませんでした。 Et:31: チップのデバッグポートに接続できません PC: (100) ターゲット操作失敗 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe GUIの代わりにCLも試してみましたが、違いはありませんでした。あなたの出力と比較すると、私は以下の点でつまづいているようです。 NC:外部からサーバー起動したプローブ1コア0に接続中、報告: 『イー(42)』コアに接続できませんでした。」 これは標的ではなく、プローブに関する苦情のようです。 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 接続(物理的なケーブル接続?)に問題があるのかもしれません。 Ubuntuで使用していますが、Windows 10でも同様です。 /usr/local/LinkServer_26.9.130/LinkServer flash --probe 4FIQSNVD2MICA LPC804: dump 0x00000000 0x00001000 /tmp/memory.bin INFO: Exact match for LPC804: found INFO: Selected device LPC804:LPCXpresso804 INFO: Selected probe #1 4FIQSNVD2MICA (MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174) INFO: MCU-Link firmware update `check`: Probe ([4FIQSNVD2MICA] [MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174]) is already running the same firmware version as the included firmware version [3.174] Firmware update `check`: not required - forced update can be performed using: `./LinkServer probe #1 update forced` Ns: LinkServer RedlinkMulti Driver v26.9 (Sep 18 2026 19:46:03 - crt_emu_cm_redlink build 1382) Pc: ( 0) Reading remote configuration Wc(03). No cache support. Nc: Found generic directory XML file in /tmp/tmpuhtfp3bl/crt_directory.xml Pc: ( 5) Remote configuration complete Nc: Reconnected to existing LinkServer process. Nc: Probe Firmware: MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174 (NXP Semiconductors) Nc: Serial Number: 4FIQSNVD2MICA Nc: VID:PID: 1FC9:0143 Nc: USB Path: 0005:0013:00 Nc: Using memory from core 0 after searching for a good core Pc: ( 30) Emulator Connected Pc: ( 40) Debug Halt Pc: ( 50) CPU ID Nc: debug interface type = CoreSight DP (DAP DP ID 0BC11477) over SWD TAP 0 Nc: processor type = Cortex-M0+ (CPU ID 00000C60) on DAP AP 0 Nc: number of h/w breakpoints = 4 Nc: number of flash patches = 0 Nc: number of h/w watchpoints = 2 Nc: Probe(0): Connected&Reset. DpID: 0BC11477. CpuID: 00000C60. Info: Nc: Debug protocol: SWD. RTCK: Disabled. Vector catch: Disabled. Ns: Content of CoreSight Debug ROM(s): Nc: RBASE E00FF000: CID B105100D PID 04000BB4C0 ROM (type 0x1) Nc: ROM 1 E000E000: CID B105E00D PID 04000BB008 Gen SCS (type 0x0) Nc: ROM 1 E0001000: CID B105E00D PID 04000BB00A Gen DWT (type 0x0) Nc: ROM 1 E0002000: CID B105E00D PID 04000BB00B Gen FPB (type 0x0) Nc: NXP: LPC804 Nc: DAP stride is 1024 bytes (256 words) Nc: Inspected v.2 On-chip Flash Memory LPC80x_32.cfx Nc: Image 'LPC80x (32K) Sep 18 2026 18:35:07' Pc: ( 65) Chip Setup Complete Pc: ( 70) License Check Complete Nt: Dumping 'memory.bin' Binary section 0 at 0x00000000 len 0x1000 Nc: Opening flash driver LPC80x_32.cfx Nc: VECTRESET requested, but not supported on ARMv6-M CPUs. Using SOFTRESET instead. Nc: Using SOFT reset to run the flash driver Nc: Flash device supported (32KB = 32*1K at 0x0) Ps: ( 0) at 00000000: 0 bytes - 0/4096 Ps: (100) at 00000000: 4096 bytes - 4096/4096 Nc: Closing flash driver LPC80x_32.cfx Nt: Dumped 0x1000 bytes in 17ms (about 240kB/s) GUIを使用する場合: これがお役に立てば幸いです。 エーリッヒ Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 私の自作tc2030ケーブルにはGNDdetectがコネクテッドになっていませんでした。問題を解決したので、コマンドラインまたはGUIのどちらを使ってもフラッシュメモリの読み書きができるようになりました。 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 追記:1時間ほどは問題なく動作しましたが、今は非常に不安定です。フラッシュの内容は削除できますが、消せないこともあります。時々ダンプして消去することはできますが、プログラムはできません。ダンプ、消去、プログラム、検証を試みたが、うまくいったのは一度だけで、その後は二度と成功しなかった。私は2種類の異なるtc2030ケーブル、様々な配線速度、そしてCLIとGUIの両方を試してみました。FlashLinkが成功したと表示しても、フラッシュメモリをダンプしてみると、一部のバイトが消去または書き込みされていないことがよくわかります。非常に短いケーブルが必要になるかもしれません。 Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe はい、MCULinkキットには10cmのCortexケーブルしかなく、そこにtc2030ケーブルを追加するとその長さの2倍以上になります。 ちなみに、LPC804のユーザーマニュアルには、ピン0.12には問題状態から回復する機能があると記載されています。この機能の使い方や使用時期について、さらに詳しい説明はありますか? Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe ケーブルの長さはどれくらいですか?約10cmを超えないようにしてください。 また、どのボードを使用していますか?あなた自身の/カスタムのもの?その場合、基板のコネクタやトレースに問題がある可能性があります。 お役に立てば幸いです。 エーリッヒ Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe 8cmの短いケーブルを使っても違いはなかった。0x7F80バイトをすべて消去して成功が報告された場合、0x7F80バイトをすべてダンプして、すべて0xFFになることを期待します。代わりにダンプはほとんどが0x00なので、Flashlinkのステータスが間違っているか、SWD信号が部分的にショートしているなどのハードウェアの問題でフラッシュの適切なダンプができない可能性があります。
View full article
guiguider2.0.1不能创建C模拟器 我把guiguider2.0.1安装在了win10上  可以正常安装和运行  生成代码也正常 在生成C模拟器的时候会提示错误如下: 我想知道是因为我的系统win10(要求win11),还是其它问题产生的? Re: guiguider2.0.1不能创建C模拟器 嗨@tbg 感谢您提供错误日志。 GUI Guider 2.0.1 正式支持 Windows 11(64 位)。 从日志来看,C 模拟器运行失败的原因是捆绑的 GCC/MinGW 编译器无法执行其 cc1 元器件: cc.exe:致命错误:无法执行“cc1”:CreateProcess:没有该文件或目录 因此,我首先建议在 Windows 11 上测试 GUI Guider 2.0.1。如果同样的问题仍然存在,我们可以进一步调查工具链/安装环境。 BR 哈里
View full article
Which Matter Branch/Release should i use Hello,  I'm a bit confused with which matter branch to pick i see a release v1.6.0.0.1 and a branch v1.6-branch-imx_matter_2026_q2, which is the suggested one to use in iMX93 running in Linux env, is there any Major change between these 2 branches that i need to pay attention to? __PRESENT __PRESENT Re: Which Matter Branch/Release should i use Hi @eldhokk  You should use v1.6-branch-imx_matter_2026_q2. The v1.6.0.0.1 release is intended for MCU platforms (FreeRTOS/Zephyr). B.R Re: Which Matter Branch/Release should i use Hi @pengyong_zhang, I would like to know use of this branch and how it differs connectedhomeip other than ELE and groupcast and couple of examples, I don't see any difference between them and v1.6-branch-imx_matter_2026_q2 looks outdated compared to connectedhomeip releases  __PRESENT __PRESENT
View full article
安全启动熔丝编程 我有一个关于 i.MX RT1024 上的 SRK 哈希熔丝保护和安全启动的问题。 SRK 哈希值为 256 位,存储在八个 32 位 OCOTP 熔丝字中。由于 OTP 熔丝只能从 0 编程到 1,因此预期 SRK 哈希中的某些位将有意保持为 0。 我担心的是,即使正确编程了所有八个 SRK 哈希字,意外或未经授权的写入也可能将故意为零的位更改为 1。这将永久修改存储的 SRK 哈希值,并导致 HAB 身份验证失败。 请问您能否澄清以下问题? SRK 哈希写入保护:在 i.MX RT1024 上,通过编程 SEC_CONFIG 启用封闭模式是否会阻止对 SRK 哈希熔丝字(OCOTP 地址 0x18–0x1F)进行进一步编程? 专用的锁定机制:是否有单独的熔丝或硬件机制来永久防止在配置后对 SRK 哈希进行进一步修改?如果是这样,请问能否具体说明相关的熔丝地址以及启用此保护的步骤? 保护有意为之的零位:如果 SRK 哈希位在预期哈希中为 0,那么在设备配置完成后,如何防止该位被无意或恶意地编程为 1? Re: Secure Boot Fuse programming 你好@Abhay2080 , 谢谢你的提问! 1. 关闭模式仅指示 ROM 拒绝未通过 HAB 认证的图像。它不会对OTP熔丝进行写保护。即使设备关闭后,SRK 哈希字仍然可以被编程。 2. 根据内部反馈,RT1024 上不应使用 SRK_LOCK,因为它可能会阻止 ROM 正确读取 SRK 哈希值,从而导致启动失败。因此,我们无法推荐用于永久锁定该区域的熔丝地址或编程程序。 在 RT10xx 系列中,只有 RT1010 支持锁定功能。对于 RT11xx 系列,熔丝通常按字编程,并且它们包含 ECC 保护;因此,无需担心第 0 位再次被更改。 更多详情请查看AN12800。 3. 仅靠封闭模式并不能阻止这些位被编程为 1。建议的缓解措施是运行时访问控制和权限分离:限制对 OCOTP 编程寄存器的访问,仅限受信任的特权代码访问,并防止普通应用程序代码访问它们。这样可以降低意外或未经授权的编程风险;它不是永久性的熔丝写入锁定。 希望这个解释能有所帮助! 此致, 加文
View full article
セキュアブートヒューズのプログラミング i.MX RT1024のSRKハッシュヒューズ保護とセキュアブートについて質問があります。 SRKハッシュは256ビットで、8つの32ビットOCOTPヒューズワードに格納されます。OTPのヒューズは0から1までしかプログラムできないため、期待されるSRKハッシュの一部ビットは意図的に0のままになります。 私の懸念は、8つのSRKハッシュワードすべてを正しくプログラムした後でも、意図しない、または許可されていない書き込みが意図的に0ビットを1に変えてしまう可能性があることです。これにより、保存されたSRKハッシュが永久に変更され、HAB認証が失敗します。 以下の点を明確にしていただけますか? SRKハッシュ書き込み保護: i.MX RT1024において、SEC_CONFIGをプログラミングしてクローズドモードを有効にすると、SRKハッシュヒューズワード(OCOTPアドレス0x18~0x1F)へのそれ以上のプログラミングは防止されますか? 専用のロック機構:プロビジョニング後にSRKハッシュがそれ以上変更されることを永久的に防止するための、独立したヒューズまたはハードウェア機構はありますか?もしそうなら、該当するヒューズアドレスとこの保護を有効にする手順を教えていただけますか? 意図的なゼロビットの保護:期待されるハッシュにおいてSRKハッシュビットが0である場合、デバイスのプロビジョニング後にそのビットが意図せず、または悪意を持って1にプログラムされることを防ぐものは何ですか? Re: Secure Boot Fuse programming こんにちは、 @Abhay2080 さん。 ご質問ありがとうございます! 1. クローズドモードは、HAB認証に失敗した画像のみをROMに拒否するよう指示します。OTPヒューズへの書き込み保護は行っていません。SRKハッシュワードはデバイスを閉じた後もプログラム可能です。 2. 内部フィードバックに基づき、SRK_LOCKはRT1024では使用してはいけません。なぜなら、ROMがSRKハッシュを正しく読み取れず、起動失敗を引き起こす可能性があるからです。したがって、この領域を恒久的にロックするためのヒューズアドレスやプログラミング手順は推奨できません。 RT10xxシリーズでは、LOCK機能をサポートするのはRT1010のみです。RT11xxシリーズの場合、ヒューズは通常ワード単位でプログラムされ、ECC保護機能が組み込まれているため、ビット0が再度変更されることを心配する必要はありません。 詳細については、AN12800をご確認ください。 3. クローズドモードだけでは、これらのビットが1にプログラムされるのを防ぐことはできません。推奨される緩和策はランタイムアクセス制御と権限分離です。OCOTPプログラミングレジスタへのアクセスを信頼された特権コードに制限し、通常のアプリケーションコードがアクセスできないようにすることです。これにより、意図しない、または不正なプログラミングのリスクが軽減されます。これは、永続的なヒューズ書き込みロックではありません。 この説明がお役に立てば幸いです! よろしくお願いします、 ギャビン
View full article
S32K312 - 外部 CAN 通信通道设置 各位团队成员,大家好! 我使用的是 S32K312MINI - EVB。我可以轻松地使用板载CAN通道进行通信。但是,当我尝试使用 CANTx & CANRx 和外部 CAN 收发器硬件配置第二个 CAN 通道时,我在配置过程中遇到了问题。仅供参考,我使用的是基于Simulink的建模方法(MBDT)进行配置。 下面附上截图供您参考。请您帮我解决这个问题好吗? 如有任何其他信息需要提供,请告知。 S32K312EVB-Q172 MBDT S32K3 Re: S32K312 - External CAN communication channel Setup 你好@omeydeshmukh , MBDT 由我们的工程师在一个独立的社区中提供支持:基于模型的设计工具箱 (MBDT) - NXP 社区。请在社区发帖提问。 我可以提供一些关于 S32K3 功能和 CAN 设置方面的帮助;但是,MBDT 配置和功能必须通过我之前发布的社区进行指导。 您使用的CAN5通道外部CAN收发器是哪一款?请确认收发器是否处于正常工作模式?大多数收发器需要将 STB 或 EN 引脚拉高/拉低才能进行此操作。 我猜您指的是 CAN5 实例,对吗?从你的图像配置中,我可以看到 CanCpuClockRef 源自 CAN0_CAN2 时钟参考。请确保 CAN5 的时钟配置与其它时钟配置相同,或者为此实例创建一个额外的时钟参考: 最后,在您的 CanHardwareObject_6 配置中,我看到选择了 CanController_0,但根据您的图片,FlexCAN_5 却是 CanController_2: 此致, 朱利安
View full article
LS1043ARDB-PD 的 JTAG 调试所需硬件 你好, 我是一名正在使用LS1043ARDB-PD板的学生,我想…… 使用 CodeWarrior 为 QorIQ LS 系列 ARMv8 启动 JTAG 调试 v11.5.12(评估许可证)。下单前,您能否…… 请确认我们需要购买哪些硬件? 我们计划的订单: - CWH-CTP-BASE-HE(CodeWarrior TAP 基本单元) - CWH-CTP-CTX10-YE(LS 探针,ARM Mini10) 问题: 1.CodeWarrior TAP 基本单元 (CWH-CTP-BASE-HE) 是否包含以下组件? 探针尖端,还是我们需要单独订购 CWH-CTP-CTX10-YE? 2. CWH-CTP-CTX10-YE 是 LS1043ARDB-PD 的正确探头吗? 3. 这份清单是否完整,或者我们是否还需要其他硬件(线缆、 适配器、电源等)? 4. LS1043ARDB-PD 板附带哪些线缆(电源线、串口线)? 控制台(以太网)? 5. 板上哪个连接器是 JTAG 接头?我们需要什么? JTAG调试需要任何开关/RCW设置吗? 谢谢! Re: Hardware needed for JTAG debugging of LS1043ARDB-PD 1.您需要单独订购 CWH-CTP-CTX10-YE。 2. CWH-CTP-CTX10-YE 是 LS1043ARDB-PD 的正确探针尖端。 3. 无需其他硬件。 4. CodeWarrior TAP(CWH-CTP-BASE-HE)附带USB线缆。 5. 请参阅附件文档第 4 页。无需开关或RCW改装。
View full article
MC33774とEVBMA6X02BMU こんにちは、 BMUの評価委員会EVBMA6X02BMU MC33774A評価にCAN使えますか? 私たちの主な懸念はBMSソフトウェアです。 こちら: NXP BMS SDKとツールチェーン |NXP Semiconductorsは、MC33774がGen1 SDKに属すると述べていますが、新しいBMUでGen1 SDKを使用できるかは確信が持てません。 よろしくお願いします。 Re: MC33774 with EVBMA6X02BMU こんにちは、 EVBMA6X02BMUはMC33774Aを評価するために使えます。BMUボード上のBMA6X02SゲートウェイはTPL3を介して通信し、これはMC33774Aと完全に互換性があります。CMU レベルのセル監視には、専用の MC33774A CMU ボード (例:RD33774ADSTEVB)。 BMSソフトウェアについてですが、EVBMA6X02BMUはGEN2 SDKを対象としており、MC33774Aドライバは確かにGEN2には含まれていません。ただし、GEN1とGEN2のドライバを1つのプロジェクトで混用することはサポートされています。添付のガイド「S32 Design StudioでのBMS SDK GEN2とGEN1ドライバの混合」を参照してください。 BRs、トーマス
View full article
MC33774 带 EVBMA6X02BMU 您好, BMU评估板EVBMA6X02BMU能否用于评估MC33774A? 我们主要关注的是电池管理系统软件。 在NXP 电池管理系统 SDK 和工具链 | NXP 半导体网站上,它指出 MC33774 属于 Gen1 SDK,但我们不确定是否可以将 Gen1 SDK 用于新的 BMU。 谢谢! Re: MC33774 with EVBMA6X02BMU 您好, EVBMA6X02BMU 可用于评估 MC33774A。BMU 板上的 BMA6X02S 网关通过 TPL3 进行通信,与 MC33774A 完全兼容。对于 CMU 级单元监控,您可以将其与专用的 MC33774A CMU 板(例如 MC33774A CMU 板)配对使用。RD33774ADSTEVB)。 关于 电池管理系统 软件:EVBMA6X02BMU 针对的是 GEN2 SDK,而 MC33774A 驱动程序确实没有包含在 GEN2 中。但是,支持在单个项目中混合使用 GEN1 和 GEN2 驱动程序——请参阅随附的指南《在 S32 设计工作室中混合使用 电池管理系统 SDK GEN2 和 GEN1 驱动程序》。 BRs,托马斯
View full article
Hardware needed for JTAG debugging of LS1043ARDB-PD Hello, I am a student working with the LS1043ARDB-PD board and I want to start JTAG debugging with CodeWarrior for QorIQ LS Series ARMv8 v11.5.12 (evaluation license). Before placing our order, could you please confirm which hardware we need to buy? Our planned order: - CWH-CTP-BASE-HE (CodeWarrior TAP base unit) - CWH-CTP-CTX10-YE (LS probe tip, ARM Mini10) Questions: 1. Does the CodeWarrior TAP base unit (CWH-CTP-BASE-HE) include the probe tip, or do we need to order CWH-CTP-CTX10-YE separately? 2. Is CWH-CTP-CTX10-YE the correct probe tip for the LS1043ARDB-PD? 3. Is this list complete, or do we need any other hardware (cables, adapters, power supply, etc.)? 4. Which cables come with the LS1043ARDB-PD board (power, serial console, Ethernet)? 5. Which connector on the board is the JTAG header, and do we need any switch / RCW settings for JTAG debugging? Thank you. Re: Hardware needed for JTAG debugging of LS1043ARDB-PD 1. You need to order CWH-CTP-CTX10-YE separately. 2. CWH-CTP-CTX10-YE is the correct probe tip for the LS1043ARDB-PD. 3. No need other hardware. 4. USB cable come with CodeWarrior TAP(CWH-CTP-BASE-HE). 5. Please refer to page 4 in the attached document. No need switch or RCW modification.
View full article