Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
[PN7221][Android16] カードを繰り返し素早くスワイプすると、NFCが使用できなくなる場合があります。 以下の2つのNFCファームウェアバージョンをテストしたところ、どちらも同じ問題が再現されました。 バージョン1:3.2.4 バージョン2:3.2.6 ログは添付ファイルとしてアップロードされています。問題が発生した場合は、HALを強制終了することで正常な動作に戻ります。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 バージョン03.02.06にアップグレードした後でテストしてみましたが、問題は依然として再現します。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 こんにちは、 @zhangkai さん。 ログにはFW: 03.02.C4と表示されていますが、これは一時的なバージョンです。FWを最新バージョン03.02.06にアップグレードしてください。 (nfc-NXPNFCC_FW/InfraFW/pn7220 at master · NXP/nfc-NXPNFCC_FW · GitHub) Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 クライアントは、3回の正常な操作の後、NFCの不具合が発生しました。ログには、カードを素早くスワイプした際に発生したフリーズと同様の問題が記録されています。ログファイル「20261020_194057_F802E693J0065.zip」を参照してください。症状としては、画面がオフになった後にNFCが動作しなくなることが挙げられます。 カードを素早く繰り返しスワイプするのは、私がこの問題を再現するために用いている方法です。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 こんにちは ご提供いただいたログによると、すべてタイムアウトエラーが発生しています。したがって、現在の状況はカード読み取り間隔が短すぎることが原因です。カードを頻繁に読み取ることはお勧めしません。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 ゆっくりとページを更新していますが、今のところ問題は再現できていません。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 最速の更新速度は約2回/秒、平均更新速度は約1回/秒です。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 こんにちは、 @zhangkai さん。 どうやらカードが詰まってしまい、復旧できずに再度カードを読み取ろうとしているようです。「繰り返し、素早く」とは、おおよそどのくらいの頻度でしょうか?速度が遅くなれば、この問題は解消されるでしょうか? Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 こんにちは、 @zhangkai さん。 パッチはメールで送信してください! BR ケリー Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 20分間繰り返しカードをスワイプしてみましたが、問題はまだ再現していません。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 カード1を先にスワイプしてからカード2をスワイプすると、システムがフリーズします。この問題はパッチとは無関係であることが確認されており、パッチを適用する前にも同様の現象が発生していました。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 メールパッチをインポートした後でも、問題は再現可能であり、以前よりもさらに速く再現します。以下の手順でテストすれば、確実に再現します。 1. まずカードをスワイプしてください。 2. カード2をもう一度スワイプすると、システムがフリーズします。 回复: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 こんにちは。この件に関して何か新しい進展はありましたか?どうやら問題は主にSIM 1とSIM 2を交互に切り替える際に発生し、それが原因でフリーズするようです。
View full article
超出像素的组件如何在画布中显示出来 如图,我想在设计页面时,在画布中显示出超出像素的组件(图中蓝框组件),尝试向上滑也滑不上去,怎么才能在设计时滑动页面或者在画布中显示全部的组件,而不是显示蓝框 Re: 超出像素的组件如何在画布中显示出来 嗨@Japer , 要启用屏幕的“滚动”功能,请在控件窗格中选择屏幕,然后启用“标志”属性窗格以查看标志设置: 然后,您要添加的标志是“可滚动”。这将使屏幕能够滚动并扩展到显示区域之外。 这个可滚动标志不仅适用于屏幕,也适用于小部件。 此外,您还可以根据需要启用滚动条。首先,单击“属性”窗格中的三个点,启用“滚动球”属性窗格: 然后您就可以选择屏幕的滚动条模式了。具体行为如下: LV_SCROLLBAR_MODE_OFF — 永远不显示滚动条。 LV_SCROLLBAR_MODE_ON — 始终显示滚动条。 LV_SCROLLBAR_MODE_ACTIVE — 仅在小部件滚动时显示。 LV_SCROLLBAR_MODE_AUTO — 仅当内容足够大可以滚动时才显示。 您还可以参考以下文档页面,了解有关 LVGL 中滚动工作原理的更多详细信息:滚动 - LVGL 9.4 文档 如果还有什么我可以帮忙的,请告诉我! BR, 埃德温。
View full article
[PN7221][Android16] Repeatedly swiping the card quickly may result in NFC becoming unusable. The following two NFC firmware versions were tested, and both reproduced the problem: Version 1: 3.2.4 Version 2: 3.2.6 The log has been uploaded as an attachment. If a problem occurs, killing HAL will restore normal operation. Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 I've tested it after upgrading to version 03.02.06, and the problem can still be reproduced. Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hello @zhangkai The log shows FW: 03.02.C4 , which is a temporary version. Upgrade FW to the latest version 03.02.06. (nfc-NXPNFCC_FW/InfraFW/pn7220 at master · NXP/nfc-NXPNFCC_FW · GitHub) Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 The client experienced NFC failure after three normal operations. The log showed the same issue as a freeze triggered by a quick card swipe. Please see the log "20261020_194057_F802E693J0065.zip". The symptom is that NFC stops working after the screen is off. Rapidly and repeatedly swiping the card is just my method for reproducing the problem. Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hello Based on the logs you provided, they all show timeout errors, so your current situation is caused by the card reading interval being too short. It is not recommended to read the card so frequently. Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 I'm refreshing slowly, and haven't been able to reproduce the issue yet. Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 The fastest refresh rate is about two refreshes per second, and the average refresh rate is about one refresh per second. Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hello @zhangkai It looks like it's stuck and can't recover, trying to read the card again. "Repeatedly and quickly"—what's the approximate frequency? Would this problem disappear if it were slower? Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hello @zhangkai  Please apply the patch as email! BR kelly Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 I repeatedly swiped the card for 20 minutes, but the problem hasn't been reproduced yet. Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 The system freezes when I swipe card 1 first, then card 2. This issue has been confirmed to be unrelated to the patch, as the same phenomenon occurred before importing the patch. Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Even after importing the email patch, the problem can still be reproduced, and even faster. Test with the following steps, and it will definitely be reproduced: 1. Swipe your card first. 2. Swipe card 2 again, and the system freezes. 回复: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hi, any new developments on this issue? It seems that the problem mainly involves alternating between SIM 1 and SIM 2, which can trigger a freeze.
View full article
LS1043ARDB-PDのJTAGデバッグに必要なハードウェア こんにちは、 私はLS1043ARDB-PDボードを扱っている学生で、 QorIQ LSシリーズARMv8向けCodeWarriorを使用したJTAGデバッグを開始する v11.5.12(評価版ライセンス)ご注文前に、よろしければ どのハードウェアを購入すべきか確認してください。 私たちの予定順番: - CWH-CTP-BASE-HE(CodeWarrior TAP基地ユニット) - CWH-CTP-CTX10-YE(LSプローブ先端、ARM Mini10) 質問: 1.CodeWarrior TAPの基本ユニット(CWH-CTP-BASE-HE)には プローブチップ、それともCWH-CTP-CTX10-YEを別途注文する必要がありますか? 2. CWH-CTP-CTX10-YEはLS1043ARDB-PDの正しいプローブチップか? 3. このリストは完全ですか?それとも他にハードウェア(ケーブル)が必要ですか? アダプターや電源などは? 4. どのケーブルがLS1043ARDB-PDボードに付属しているか(電源、シリアル) コンソール、イーサネット? 5. 基板上のどのコネクタがJTAGヘッダーで、必要か? JTAGデバッグ用のスイッチやRCW設定はありますか? よろしくお願いします。 Re: Hardware needed for JTAG debugging of LS1043ARDB-PD 1.CWH-CTP-CTX10-YEは別途ご注文いただく必要があります。 2. CWH-CTP-CTX10-YEはLS1043ARDB-PDに適したプローブチップです。 3. 他のハードウェアは不要です。 4. USBケーブルはCodeWarrior TAP(CWH-CTP-BASE-HE)に付属しています。 5.添付書類の4ページ目をご参照ください。スイッチやRCW改造は不要です。
View full article
[PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 NFC固件版本,测试过如下两个版本,都能复现问题: 版本1:3.2.4 版本2:3.2.6 log已上传附件,出现问题后,kill HAL可以恢复正常。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 有升级到03.02.06测试过,也是能复现到问题 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hello @zhangkai  从log 看FW:03.02.C4这是个临时的版本,将FW升级到最新03.02.06 nfc-NXPNFCC_FW/InfraFW/pn7220 at master · NXP/nfc-NXPNFCC_FW · GitHub Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 客户端是有出现3次正常操作下,NFC无法工作,看log和快速刷卡触发的卡死一样,请看log “20261020_194057_F802E693J0065.zip”,现象是在息屏后nfc无法工作了。 快速反复刷卡只是我这边复现问题的方法。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hello   从您提供的log看,都是timeout error,所以您当前的情况就是读卡间隔太短导致的,不建议这么频繁读卡。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 慢慢刷,暂时没复现到 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 最快大概1S刷两次,平均大概1S一次 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hello @zhangkai  看着像是卡住了没法恢复再次准备读卡。"反复快速"大概是什么样的频次?如果慢一些是不是就不会出现这样的问题? Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 你好@zhangkai 请通过电子邮件应用此补丁! BR 凯莉 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 单卡反复刷,测试了20分钟,暂时没有复现到 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 先刷卡1,再刷卡2 卡死,这个现象确认不是patch导致的,导入patch前也是一样的现象。 Re: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 导入邮件补丁后,还是能复现,而且更快复现,按如下步骤测试,必现: 1. 先刷卡1 2. 再刷卡2,卡死 回复: [PN7221][Android16] 反复快速刷卡,概率出现nfc无法使用 Hi,该问题有新进展么?目前看主要是卡1和卡2交替刷,会触发卡死。
View full article
キャンバス上のピクセル制限を超えるコンポーネントを表示するにはどうすればよいですか? 画像に示すように、ページデザイン時にキャンバス上に数ピクセル以上伸びているコンポーネント(青色でハイライトされているコンポーネント)を表示したいと考えています。上方向にスワイプしてみましたが、スクロールできません。デザイン中にページをスクロールさせる方法、または青色でハイライトされたコンポーネントだけでなく、キャンバス上のすべてのコンポーネントを表示する方法を教えてください。 Re: 超出像素的组件如何在画布中显示出来 こんにちは、 @Japer さん。 画面の「スクロール機能」を有効にするには、ウィジェットペインで画面を選択し、フラグプロパティペインを有効にしてフラグ設定を表示します。 次に、追加したいフラグは「スクロール可能」です。これにより、画面をスクロール可能にし、表示領域を超えて拡張する機能が有効になります。 このスクロール可能なフラグは、画面だけでなくウィジェットにも適用できます。 さらに、必要に応じてスクロールバーを有効にすることも可能です。まず、プロパティ ペインの 3 つの点をクリックして、スクロール ボールのプロパティ ペインを有効にします。 すると、画面のスクロールバーモードを選択できるようになります。その動作は以下のとおりです。 LV_SCROLLBAR_MODE_OFF — スクロールバーを表示しない。 LV_SCROLLBAR_MODE_ON — 常にスクロールバーを表示する。 LV_SCROLLBAR_MODE_ACTIVE — ウィジェットがスクロールされている間だけ表示します。 LV_SCROLLBAR_MODE_AUTO — スクロールできるほどコンテンツが大きい場合にのみ表示します。 LVGLでのスクロールの仕組みについては、以下のドキュメントページも参照してください:スクロール - LVGL 9.4のドキュメント 他にお手伝いできることがあれば教えてください! BR、 エドウィン。
View full article
MC33774 with EVBMA6X02BMU Hi, can BMU eval board EVBMA6X02BMU be used to evaluate MC33774A?  Our main concern is the BMS software. At this side: NXP BMS SDK and Toolchain | NXP Semiconductors, it states that MC33774 belongs to Gen1 SDK, but we are not sure if we can use the Gen1 SDK for the new BMU. Thank you. Re: MC33774 with EVBMA6X02BMU Hi, The EVBMA6X02BMU can be used to evaluate the MC33774A. The BMA6X02S gateway on the BMU board communicates via TPL3, which is fully compatible with the MC33774A. For CMU-level cell monitoring you would pair it with a dedicated MC33774A CMU board (e.g. RD33774ADSTEVB). Regarding BMS software: the EVBMA6X02BMU targets the GEN2 SDK and the MC33774A driver is indeed not included in GEN2. However, mixing GEN1 and GEN2 drivers in a single project is supported — please refer to the attached guide Mixing BMS SDK GEN2 and GEN1 Drivers in S32 Design Studio. BRs, Tomas
View full article
How to display components that exceed the pixel limit on the canvas? As shown in the image, I want to display components that extend beyond a few pixels (the components highlighted in blue) on the canvas when designing a page. I've tried swiping upwards, but I can't scroll up. How can I make the page scroll during design time or display all components on the canvas instead of just showing the blue highlighted components? Re: 超出像素的组件如何在画布中显示出来 Hi @Japer, To enable "scrollability" for your screen, select the screen on the widget pane, and then enable the Flag property pane to see Flag settings: Then, the flag you want to add is "Scrollable". This will enable the feature for the screen to be scrollable and extend beyond the area to be displayed. This scrollable flag is applicable for widgets as well, not only screens. Additionally, you can enable scrollbars if needed. First enable the Scroll ball property pane by clicking the three dots on the Properties pane: Then you will be able to select the scrollbar mode for the screen. The behaviors are as follows: LV_SCROLLBAR_MODE_OFF — never show the scrollbar. LV_SCROLLBAR_MODE_ON — always show the scrollbar. LV_SCROLLBAR_MODE_ACTIVE — show it only while the Widget is being scrolled. LV_SCROLLBAR_MODE_AUTO — show it only when the content is large enough to scroll. You can also refer to the following documentation page for more details about how the scrolling works in LVGL: Scrolling - LVGL 9.4 documentation Let me know if there is anything else I can help with! BR, Edwin.
View full article
S32K312 - External CAN communication channel Setup Hello Team, I am using S32K312MINI - EVB. I am able to use the onboard CAN channels easily for communication.  But when i am trying to configure 2nd CAN channel, using CANTx & CANRx and external CAN transceiver hardware, i am facing issues in configuring it. Jfyi, i am using MBDT - Simulink Based modeling to configure so.  I have attached Screenshots below for reference. Can you please help me sort this issue out. Please let me know if any further info is needed. S32K312EVB-Q172  MBDT S32K3  Re: S32K312 - External CAN communication channel Setup Hello @omeydeshmukh, MBDT is supported by our engineers in a separate community: Model-Based Design Toolbox (MBDT) - NXP Community. Please post your question in the community instead. I can provide some help with the S32K3 functionality and CAN setup; however, MBDT configuration and functionality must be redirected through the community I've previously posted. Which external CAN transceiver are you using for CAN5 channel? Can you confirm the transceiver is on normal operating mode? Most transceivers require the STB or EN pins to be pulled HIGH/LOW for this operation. I imagine you are referencing to CAN5 instance, correct? From your image configuration, I can see CanCpuClockRef is derived from CAN0_CAN2 clock reference. Make sure that CAN5 is clocked the same in clock configuration, or create an additional reference for this instance: Lastly, inside your CanHardwareObject_6 configuration, I can see CanController_0 is selected, but FlexCAN_5 is CanController_2, according to your images: Best regards, Julián
View full article
S32K312 - 外部CAN通信チャネルの設定 こんにちは、チームの皆さん、 私はS32K312MINI - EVBを使用しています。私は車載のCANチャネルを使って通信を容易に行えます。しかし、CANTxとCANRx、外部CANトランシーバハードウェアを使って2nd CANチャネルを設定しようとすると、設定に問題が発生しています。ちなみに、私はMBDT(Simulinkベースのモデリング)を使って設定しています。 参考までに、スクリーンショットを以下に添付しました。この問題を解決するのを手伝ってもらえますか? 他に情報が必要な場合はお知らせください。 S32K312EVB-Q172 MBDT S32K3 Re: S32K312 - External CAN communication channel Setup こんにちは、 @omeydeshmukh さん、 MBDTは、エンジニアによって別のコミュニティであるModel-Based Design Toolbox(MBDT)- NXPコミュニティでサポートされています。質問はコミュニティに投稿してください。 S32K3の機能やCANの設定については少しお手伝いできますが、MBDTの設定や機能は、以前投稿したコミュニティを通じてリダイレクトする必要があります。 CAN5チャネルにはどの外部CANトランシーバーを使っていますか?トランシーバが正常動作モードになっているか確認できますか?ほとんどのトランシーバはこの動作のためにSTBまたはENピンをHIGH/LOWに引く必要があります。 CAN5のインスタンスについて言及されているのですよね?画像構成から、CanCpuClockRefはクロック参照から派生CAN0_CAN2ようです。クロック設定でCAN5のクロックが同じになっていることを確認するか、このインスタンス用に別の参照を作成してください。 最後に、あなたのCanHardwareObject_6設定内でCanController_0が選択されているのが見えますが、画像によるとFlexCAN_5 CanController_2です: よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
iMX93:SAI往返延迟可能会“随机”变化1个样本。 在硬件声卡上打开捕获和播放 ALSA 流时,同步模式下 SAI 的往返延迟应该始终相同(确定性)。 也就是说:如果您有一个音频编解码器(ADC+DAC),并且您将其用于捕获和播放,则在 ALSA 设置(缓冲区大小、周期等)不变的情况下,从输入到输出的延迟应该始终相同。 我实际看到的是,延迟可能会相差一个采样点。这种变化发生的概率较低,例如:20%。每 10 次运行中,有 2 次的延迟比其他 8 次运行少 1 个样本。 这是通过在 Audio Precision 上运行 DUT 延迟测量来验证的: 更多信息: 编解码器为 TAC5211,运行频率为 192kHz,连接到 SAI3。Codec 为 TXC 和 TXFS 提供时钟(它是主控端)。 捕获和播放是链接的(snd_pcm_link)。 以 48kHz 频率运行:1 个采样点偏移出现 3/10 次。因此,降低采样率并不会降低出现 1 个样本差异的可能性。 我怀疑TX和RX之间存在某种与时序相关的/竞争条件,而且是在非常底层(fsl_sai.c,或DMA)。 1 个采样点的差异似乎没什么大不了的,但当需要保持你生成的信号(DAC)与输入信号(ADC)之间的固定相位关系时,这就很重要了。 Re: iMX93: SAI round-trip latency can 'randomly' change by 1 sample 我尝试了 22 种不同的方法来修改 `fsl_sai.c` 文件。尝试使 RX 和 TX 同步。 到目前为止,我还没有找到任何百分之百有效的方法。有些改动可以减少 1 个样本偏移出现的频率百分比。 所有这些都在同一块板上。每次打开音频设备时,往返延迟都有可能相差 1 个采样点。 Re: iMX93: SAI round-trip latency can 'randomly' change by 1 sample 你好, SAI 同步模式保证了共享的 BCLK/帧同步关系,但同步模式不能证明采样精确的启动对齐。 这需要同步启动支持,并符合处理器和 SAI 使能/RESET序列。 您可以在“流同步”部分参考此链接: https://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/pcm.html i.MX93 提供共享 BCLK/帧同步 SAI 操作,但尚无文档证明其能保证确定性的采样对齐启动延迟。 正如您所提到的,这可能是由于底层问题导致无法同时启动 FIFO,可能需要进行修改。 这个问题只出现在同一批电路板上,还是随机出现在所有电路板上? 顺祝商祺! 
View full article
Request for S32 DS for ARM v2018 R1 License Extension Dear NXP Support Team, I am writing to request an expiration date extension for our S32 Design Studio for ARM v2018 R1 license. Our current license is scheduled to expire shortly on March 10, 2026. We would like to renew the license to ensure continuous use of the software without any disruptions. Here are the details of the license:  - Product: S32 Design Studio for ARM v2018 R1  - Activation Code: C314-0A96-AF3B-C896 Could you please assist in extending the expiration date for this activation code? Thank you for your support.
View full article
IMX95 A55 ベアメタル開発 こんにちは、みんな、 私は、NXP i.MX95のArm Cortex-A55クラスター(i.MX95 EVK/カスタムボードを使用)に直接ベアメタルアプリケーションを起動しようとしています。 エコシステムのドキュメントの多くはLinux(Yocto)やCortex-M7/M33コアでのリアルタイムタスクの実行に焦点を当てていますが、私は基盤となるOSカーネルなしで、A55コア上で直接低レベルのコードを実行したいと考えています。 誰かこれをやったことがある方はいますか?(どのIDEs、デバッグプローブか)、あるいはこれが良い方法だとご存知ですか? FRDM-IMX95 iMX95 Re: IMX95 A55 Bare Metal Development こんにちは@thehk このアプローチは可能ですが、アーキテクチャが複雑なため、NXPではサポートしていません。 また、Cortex A55コアの i.MX95用Zephyr も試してみてください。 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
LPSPI SDK问题 我在使用这个函数发现SDK的实现有问题,会清掉有W1C的Flag,比如 要请LPSPI_TRANSMIT_ERROR这个标志位的时候会清掉 LPSPI_RECEIVE_ERROR这个标志位,不能用|=这个符号 Re: LPSPI SDK问题 hi,谢谢你的回复,我已明白对W1C标志位的安全清除。 祝工作顺利! Re: LPSPI SDK问题 嗨@小智 我理解您对实施方案的担忧: base->SR |= ((uint32_t)1U << (uint32_t)statusFlag); 一般来说,对于写 1 清除 (W1C) 寄存器,直接将标志掩码写入寄存器通常比读取-修改-写入操作更可取,因为后者可能会影响其他已设置的 W1C 位。本主题之前已在S32K144 号帖子中讨论过:使用 GPIO 作为 CS 的 SPI 传输。 BR,VaneB
View full article
[建议] 将 PCR 添加到封装/引脚/布线视图 在引脚视图中,在封装、引脚和布线详细信息窗口中,每个引脚都以其端口/引脚名称和引脚编号来指代。 但是,外围设备视图仅适用于 PCR。 为了方便操作,我强烈建议将 PCR 添加到引脚视图中。 将鼠标悬停在封装窗口中的引脚上,应该会显示 PCR。 “引脚和布线详情”窗口应该有一列显示 PCR。 信号描述 IO 多重化表应包含显示 PCR 的列。 这将大大简化在两种视图之间切换的操作。 Eclipse IDE 使用和设置 概述 Re: [suggestion] Add PCR to Package/Pins/Routing view 太好了,谢谢。 说得对,如果能自动将引脚工具中的引脚添加到端口外设中,那当然要好得多。 Re: [suggestion] Add PCR to Package/Pins/Routing view 你好@daniel_meier , 我同意这个建议。实际上,在 S32K3 RTD 中,自 6.0.0 版本起,该工具已将引脚功能组与外设视图中的端口元器件链接起来,引脚会自动布线,无需 MSCR (PCR) 输入:端口容器和功能组问题。 我会将此建议转达给RTD团队,但请记住,如果事先没有提出要求,这类变更和修改可能需要一些时间才能实施。 此致, 朱利安
View full article
安装S32K3xx开发包和RTD 你好, 我尝试安装S32K3xx RTD。 我已经安装了“S32 Design Studio Platform 软件包”和“S32 Design Studio Platform Tools 软件包”。 我已经安装了“S32K3xx 开发包”。 “S32K3_S32M27x 实时驱动程序 AUTOSAR R23-11 版本 7.0.1 P02” 但是当我尝试安装“S32K3XX 实时驱动程序 AUTOSAR R23-11 版本 7.0.1 P02”时,出现错误。 缺少必需的依赖项:找不到 com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 0.0.0。 如何找到“com.nxp.RTD.S32K3_S32M27X 0.0.0”?? Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD 是的,现在可以了。 我卸载了所有程序,然后只安装了从 NXP 页面下载的 SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip 文件中的所有内容。 谢谢你的提示。 🙂 Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD 您好, 我推测RTD没有完全添加,或者类似的情况。如果在“扩展与更新”中筛选“自动”,则只会显示单个 RTD701 软件包。我的S32DS上可以看到全部四个,我之前提到过。 我通常可以创建新的 S32K311 应用程序项目 所以,请尝试添加其余软件包,或者卸载现有软件包并重新全部添加。 BR,彼得 Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD 不,即使使用GCC 10.2 工具链,RTD 也不会显示。 Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD 您好, 创建新的应用程序项目时,请确保已选择 GCC 10.2 工具链,否则 RTD 将不会显示。 BR,彼得 Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD 对我来说这招管用。 于是我继续进行入门学习。 S32K31XEVB-Q100 通用评估板入门指南 | 恩智浦半导体 接上电源后似乎就能正常工作了。 但是当我尝试创建一个新项目时,SDK 并未列出。 Re: Install the S32K3xx Development Package and RTD 您好, “S32K3_S32M27x 实时驱动程序 AUTOSAR R23-11 版本 7.0.1 P02” 仅包含一个加密驱动程序,必须将其安装在已安装的 RTD701 版本之上。 请下载以下更新程序,并将所有四个相关软件包安装到 S32DS 中。 然后,如果需要,您可以添加加密驱动程序。 BR,彼得
View full article
S32K310 FlexIO TDM サポートの問題 NXPのエキスパートの方、こんにちは。S32K310について質問があります。FlexIOを使用してTDMオーディオインターフェースをシミュレートする場合、下の画像に示すように、1つのデータ入力と2つの出力を実現することは可能でしょうか?しかし、現在の構成では不可能に思えます。 Re: S32K310 FlexIO对于TDM的支持问题 こんにちは@Chenxu1 FlexIOがI2Sインターフェースをエミュレートする場合、この構成はサポートされません。FlexIO I2Sの実装では、TXチャネルとRXチャネルが1つのみ提供されます。 FlexIOは標準的なI2Sインターフェースをエミュレートしているため、ステレオオーディオのみをサポートし、データフォーマットはI2Sプロトコルに固定されています。その結果、モノラルおよびマルチチャネル構成、さらにTDMフォーマットはFlexIO I2S実装ではサポートされていません。 BR、VaneB
View full article
IMX95 A55 裸机开发 大家好, 我正在尝试在 NXP i.MX95 的 Arm Cortex-A55 集群上直接启动一个裸机应用程序(使用 i.MX95 EVK / 定制板)。 虽然大部分生态系统文档都侧重于 Linux (Yocto) 或在 Cortex-M7/M33 内核上运行实时任务,但我希望直接在 A55 内核上执行底层代码,而无需底层操作系统内核。 有没有人做过类似的事情(使用哪个IDE,调试探针)?或者您认为这是一个好方法吗? FRDM-IMX95 iMX95 Re: IMX95 A55 Bare Metal Development 你好@thehk 这种方法虽然可行,但由于架构复杂,NXP 并不支持。 此外,您还可以尝试使用适用于 Cortex A55 内核的 i.MX95 的 Zephyr 驱动程序。 顺祝商祺! 萨拉斯。
View full article
S32K310 FlexIO TDM support issues Hi, NXP expert, I have a question about the S32K310. Using FlexIO to simulate a TDM audio interface, is it possible to achieve one data input and two outputs, as shown in the image below? However, based on the configuration, it seems impossible. Re: S32K310 FlexIO对于TDM的支持问题 Hi @Chenxu1  In the case of FlexIO emulating an I2S interface, this configuration is not supported. The FlexIO I2S implementation provides only one TX channel and one RX channel. Since FlexIO is emulating a standard I2S interface, it supports stereo audio only, with the data format fixed to the I2S protocol. As a result, mono and multi-channel configurations, as well as TDM formats, are not supported by the FlexIO I2S implementation. BR, VaneB
View full article
S32K310 FlexIO对于TDM的支持问题 Hi,NXP专家 我想问一下S32K310,用FlexIO模拟TDM音频接口,能实现data 一进两出吗?像下面这张图,但是从配置来看似乎是无法实现的。 Re: S32K310 FlexIO对于TDM的支持问题 嗨@Chenxu1 如果 FlexIO 模拟 I2S 接口,则不支持此配置。FlexIO I2S 实现仅提供一个 TX 通道和一个 RX 通道。 由于 FlexIO 模拟的是标准的 I2S 接口,因此它仅支持立体声音频,数据格式固定为 I2S 协议。因此,FlexIO I2S 实现不支持单声道和多声道配置以及 TDM 格式。 BR,VaneB
View full article