Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
iMX8QM - a72コアCPUへの割り込み/ポーク こんにちは、NXPさん。 ブートローダーで72コアのみを使用してVARISCITE iMX8QM VAR-SOM-SYMPHONYボードを起動することができました。ブートローダーのログは以下のとおりです。 => CPUリスト エラー: 温度の取得に失敗しました!(誤差 = -19) 0: cpu@0 NXP i.MX8QM RevB A53 0 MHz - センサーデータが無効です エラー: 温度の取得に失敗しました!(誤差 = -19) 1: cpu@1 NXP i.MX8QM RevB A53 0 MHz - センサーデータが無効です エラー: 温度の取得に失敗しました!(誤差 = -19) 2: cpu@2 NXP i.MX8QM RevB A53 0 MHz - センサーデータが無効です エラー: 温度の取得に失敗しました!(誤差 = -19) 3: cpu@3 NXP i.MX8QM RevB A53 0 MHz - センサーデータが無効です 4: CPU@100 NXP i.MX8QM RevB A72、1596 MHz、54℃ 5: CPU@101 NXP i.MX8QM RevB A72、1596 MHz、54℃ => しかし、SGIを使用してCPUを割り込み/ポークすることはできません。デバイスツリーは以下のとおりです。 gic: interrupt-controller@51a00000 { 互換 = "arm,gic-v3"; reg = <0x0 0x51a00000 0 0x10000>, /* GIC Dist */       <0x0 0x51b00000 0 0xC0000>, /* GICR */       <0x0 0x52000000 0 0x2000>,  /* GICC */       <0x0 0x52010000 0 0x1000>,  /* GICH */       <0x0 0x52020000 0 0x20000>; /* GICV */ #interrupt-cells = <3>; 割り込みコントローラ; 割り込み = interrupt-parent = <&gic>; };   デバイスツリーに変更を加える必要はありますか?     Re: iMX8QM - Interrupt/Poke the a72 Core CPU こんにちは、 @kamohanさん この問題はデバイスツリーとはほとんど関係がありません。SGIはカーネルに提供できません。原因はおそらくターゲット コアの電源オン状態 やGIC初期化にあります。 以下はATFのコードです。A72の電源を入れるには、PSCI CPU_ONとSMCを使用していることを確認してください。 int imx_pwr_domain_on(u_register_t mpidr) { int ret = PSCI_E_SUCCESS; unsigned int cluster_id = MPIDR_AFFLVL1_VAL(mpidr); unsigned int cpu_id = MPIDR_AFFLVL0_VAL(mpidr); sc_pm_set_resource_power_mode(ipc_handle, cluster_id == 0 ? SC_R_A53 : SC_R_A72, SC_PM_PW_MODE_ON); sc_pm_req_low_power_mode(ipc_handle, cluster_id == 0 ? SC_R_A53 : SC_R_A72, SC_PM_PW_MODE_ON); if (sc_pm_set_resource_power_mode(ipc_handle, ap_core_index[cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id], SC_PM_PW_MODE_ON) != SC_ERR_NONE) { ERROR("core %d power on failed!\n", cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id); ret = PSCI_E_INTERN_FAIL; } if (sc_pm_cpu_start(ipc_handle, ap_core_index[cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id], true, CPU_START_ADDR) != SC_ERR_NONE) { ERROR("boot core %d failed!\n", cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id); ret = PSCI_E_INTERN_FAIL; } return ret; } void imx_pwr_domain_on_finish(const psci_power_state_t *target_state) { #if (!defined COCKPIT_A53) && (!defined COCKPIT_A72) uint64_t mpidr = read_mpidr_el1(); if (CLUSTER_PWR_STATE(target_state) == PLAT_MAX_OFF_STATE) cci_enable_snoop_dvm_reqs(MPIDR_AFFLVL1_VAL(mpidr)); #endif plat_gic_pcpu_init(); plat_gic_cpuif_enable(); } U-Bootはプライマリコアのみを使用し、セカンダリコアはU-Bootには関与しません。さらに、U-BootはIRQを有効にしず、NS側のGIC CPUインターフェースの設定も行わないため、U-Boot内でSGI信号を受け取ることができません。 よろしくお願いします、 志明
記事全体を表示
[S32K396] eFlexPWMの設定に関する問題 MCU:S32K396 ドライバ:S32K3 RTD 7.0.1 設定ツール:EB tresos Studio 30.0.0 ユースケース:3相モーター制御(FOC)、SM0など。SM2を補完的なA/Bペアとして、20 kHzのセンターアラインドPWM、FAULT0の故障処理 質問1:Pwm(FlexPWM):補完チャネルペアのA出力のみにフォールト設定が可能で、PWMBのフォールトマッピングを設定する方法はありません FlexPWMサブモジュールがチャネルペア=補完的な設定の場合 EB tresos Pwmプラグインは、チャネルエントリ(PWMA)が1つだけ作成され、PWMBは 反転出力として自動生成されます。しかし、故障設定では (FlexPwmFaultChannelSettings: 故障チャネル選択、故障レベル、故障出力 状態など)PWMAチャネルのみを設定可能で、設定は存在しません PWMBのエントリー。障害設定では、SMx_DISMAP0のDIS0Aフィールドのみに書き込みます。 DIS0BとDIS0Xはリセット値を保持し0xF、変更できません。 EB tresosでDIS0B/DIS0Xマッピングを設定するサポートされている方法はありますか? それともこれはPWMプラグインの制限事項/欠陥と考えるべきでしょうか? 質問2:PWM(FlexPWM):中央揃えモード - VAL0/VAL1の一致(中間点/リロードトリガー)からADCトリガーを生成するGUIオプションはありません(SM[x].TCTRL) 3相電流にはセンターアライメント相補PWM(SM0..SM2、20 kHz)を使用しています サンプリング。この構成では、低側伝導窓の中心は カウンターの再ロードポイント、つまりVAL1の一致と一致する。正確にサンプリングする その瞬間、平均位相電流と最大余裕が与えられ、 スイッチングエッジは、ローサイドシャントFOCの標準的なトリガーポイントです。 EB tresos Pwmプラグインでは、チャネルごとの出力トリガー設定のみです 「ライジングエッジ」/「フォーリングエッジ」の選択肢を提供し、これらは VAL2/VAL3のマッチイベント情報。トリガーソースをタイドするオプションはありません VAL0/VAL1のマッチング(OUT_TRIG0/OUT_TRIG1のTCTRL[OUT_TRIG_EN]ビットは VAL0/VAL1)、リロードイベントに紐づくオプションもありません。 このRTDリリースで、ADCトリガーを生成するサポート方法はありますか? VAL0/VAL1のマッチ(またはリロードイベント情報からのセンターアライメントモード)? 質問3:PWM(FlexPWM):EBで設定された障害通知機能がPostBuild構成でNULL_PTRとして生成される EB tresos PwmプラグインのFlexPwmFaultChannelSettingsの中に、 通知関数名を入力できます。期待値として、 生成されたPostBuild構成はコールバックメンバーを埋め、 FlexPwm_Ip_Init()はそれをFlexPwm_Ip_aFaultIrqCallback[]に登録し、 フォルトISR(FlexPwm_Ip_ProcessFaultIrq)はFFLAGが設定されたときにこれを呼び出します。しかしFlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.cはNULL_PTRでフォルトチャネル構成を生成します。 これはPWMプラグインの既知の制限事項ですか、それとも不具合ですか? Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues こんにちは、 Q1 – 補完的なPWMA/PWMBの故障マッピング 補完的なチャネルペアの場合、PWMAのみが設定され、PWMBは設定されたA/B関係に基づいて生成されます。 PWM構成では、FlexPwmChannelFaultSettingsを通じて個別の障害有効化設定を提供します。しかし、補完モードを選択するとPWMBは別の設定可能なチャネルとして利用できなくなり、DIS0Bの故障マッピングをカスタマイズする対応するGUIオプションはありません。 デフォルトのDISMAPリセット設定では、出力に対する障害入力は有効なままになります。したがって、アプリケーションの観点からは、デフォルトの構成でも必要な故障保護が維持されます。 それでも、DIS0B/DIS0Xを補完モードで個別に設定できないのは意図的なものか、また異なる故障マッピングを必要とするアプリケーションに対応した方法があるか、RTDチームに確認してみます。 Q2 – センターアライメントPWMモードでのADCトリガー PWM設定では、トリガーソースとしてPWMX、PWMA、PWMBから選択できるほか、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、または両方のエッジを選択できます。 センターアライメントPWMの場合、VAL1はPWM周期を決定するため、ADCサンプリングポイントを自由に移動させることはできません。 必要なサンプリングポイントに応じて、いくつかの可能性が考えられます。 PWMリロードポイントで正確にサンプリングが必要な場合、FlexPWMリロードパルスはTRGMUXトリガーソースとして直接利用可能で、TRGMUX経由でBCTU/ADCへルーティングできます。 サブモジュールでPWMXおよびそのVAL0/VAL1リソースを用いたローカル同期が不要な場合、PWMXは標準のPWMトリガー構成を通じてADCトリガに設定・使用可能です。 サンプリングポイントをPWMセンターに対して独立に調整する必要がある場合は、FlexPWM IP APIを通じて自由なVALxコンパレータを設定し、出力トリガーとして使用できます。 したがって、最適な解決策は、ADCのサンプリングポイントをPWMのリロードポイントに固定する必要があるか、それともそれに対して独立して調整可能である必要があるかによって異なります。 Q3 – NULL_PTRとして生成された故障通知 Pwmユーザーマニュアルによると、FlexPwmFaultNotificationは故障検出用のユーザーコールバック関数を指定しており、NULLやNULL_PTRとは異なる設定値がコールバック関数名として使用されるべきです。   また、S32 Design Studioの設定ツールを使ってRTD 7.0.1でもテストしました。この場合、設定されたフォールト通知は正しくFlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.cに伝播され、コールバックプロトタイプやFaultNotification[]配列内の対応するエントリも含まれます。   しかし、まだEB Tresos Studio 30.0.0を使って同じ構成を確認できていません。したがって、RTDチームにEB Tresosの生成パスにNULL_PTRが生成される可能性のある既知の違いや制限がないか確認します 。 BR、ペトル Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues ご回答ありがとうございます。RTDチームからの確認をお待ちください。 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 以下にさらに質問があります。 Q1。この発言について続けておきたいと思います。 「デフォルトのDISMAPリセット構成では、故障入力は出力に対して有効化されたままです。したがって、アプリケーションの観点からは、デフォルトの構成でも必要な故障保護が維持されます。」 これは、4つの障害入力すべてが実際に基板上に配線されている場合にのみ当てはまります。私たちのECUではFAULT0のみがコネクテッドであり(ゲートドライバのST L9908のFS_FLAGを承載しています)。FAULT1..FAULT3は全くルーティングされておらず、これらのパッドは浮動したままポートピンとして設定されておらず、IMCRもルーティングしません。フォールト入力は一定レベルを読み取ります。 DISMAP0 は0xFFFF(すべての故障入力がすべての出力にマッピングされる)にリセットされるため、結果は次のようになります。 --未ルーティングチャネルのFLVL = LOWの場合、一定の低レベルは恒久的な故障と解釈され、出力は永遠に無効化されたままです。 - 未ルーティングチャネルのFLVL = HIGHの場合、これらの故障チャネルは永久に非アクティブですが、A/B/X出力にはマッピングされます。 したがって、「Pwm_Init()」の後に手動でDISMAP0レジスタを更新し、FAULT0のみをDIS0A / DIS0B / DIS0Xにマッピングします。 DIS0A/DIS0B/DIS0XフィールドをGUIで補完モードとして公開できるかどうか(AとBを独立してマッピングできる)、 Q2。 option1(TRGMUXトリガーソースとしてのFlexPWMリロードパルス):TRGMUX_IP_INPUT_PWM0_MST_RELOADが利用可能であることを確認しました。 option2(PWMX for ADC triggering):実はこのThreadを開く前に最初に試した経路です:PWMXの落ち込みエッジをVAL1に合わせたかったのです。しかし、チャネル Pair = COMPLEMENTARYを選択すると、EB tresos Pwmプラグインはそのサブモジュール用のPWMXチャネルコンテナを作成することを一切許可せず、トリガーソースPWMXを選択することはできません。 プラグイン内のこの制限は意図的なものか、またPWMXベースのトリガーは補完モードで使えるものなのか確認していただけますか?もしそれがプラグインの制限によるものであれば、EBプラグインチームにも報告する価値があるでしょう。 詳細なご回答をありがとうございました。 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues こんにちは、 ご説明と追加テストをありがとうございました。 Q1 – DISMAP構成 その通りです。以前の私の発言、つまりデフォルトのDISMAP設定で十分だという発言は、あまりにも一般的すぎました。 あなたのアプリケーションでは、L9908のFAULT0のみを使う場合、DIS0A/DIS0B/DIS0Xのマッピングを設定し、対応する出力にFAULT0だけが影響するように設定することが適切な構成です。 補完モードにおけるDIS0B/DIS0Xの独立した設定機能の欠如がPWMプラグインの意図的な制限なのか、またこれらの設定が設定ツールで公開される予定があるのかどうかについて、RTDチームに確認します。 Pwm_Init() の後に DISMAP0 を手動で更新することは、レジスタ構成が意図した障害処理と一致している限り、当面の実用的な回避策となります。 Q2 – センターアライメントPWMモードでのADCトリガー PWMXに関しては、同じサブモジュール内での制限は妥当であると思われる。なぜなら、PWMXはVAL0/VAL1を使用しており、これらはローカル同期/リロード構成にも関与しているからである。 あなたのユースCASEでは、実用的な選択肢が2つあります。 - PWMリロードポイントで正確にサンプリングする必要がある場合は、TRGMUXを介してリロードトリガーを直接使用してください。 - 調整可能なサンプリングポイントが必要な場合は、未使用のVALコンパレータ(例えばVAL4/VAL5)を使用し、FlexPWM IP APIを通じてトリガーを設定します。 また、PWMX/VAL0/VAL1リソースを通じてトリガーを生成するために、同期された別の同期されたFlexPWMサブモジュールを使用することも可能ですが、追加のサブモジュール機能が不要であれば、利用可能なVAL4/VAL5コンパレータを使う方が簡単そうです。 これらの選択肢については、RTDチームに確認します。 BR、ペトル
記事全体を表示
[提案]ピン名はポートペリフェラルのポートピンリストに表示されるべきです ペリフェラルにピンを追加すると、長いPortPinとUnTouchedPortPinのリストができてしまいます。 リストは0から番号が上がっていて、名前の表示は見当たりません。特定のピンの設定を変更する必要がある場合は、リスト全体をクリックして探す必要があります。 もちろん、外部ツールでIDをピン名や関数にマッピングするリストを作成することもできますが、その情報をツール内で即座に表示できる方がはるかに望ましいです。 私の提案は以下の通りです。 PortsペリフェラルのPortPinとUntouchedPortPinのリスト内では、IDの横にピンの名前が表示されます。この名前はPortPinの設定から取るか、Pinラベルから取ることも可能で、プロセスをさらに自動化したい場合もあります。 この改善は、PortContainer、DioPort、DioChannelsなど、現在IDのみを表示する他のリストにも応用できます。 Eclipse IDEの使用と設定 全般 Re: [suggestion] Pin names should be shown in Port peripheral PortPin list こんにちは、 @daniel_meier さん。 PortPinとUnTouchedPortPinのリストだけでは特定のピンを特定するのは容易ではないというご指摘は理解できます。ご提案ありがとうございます。FUTUREのリリースで改善がCANかどうかを評価できるよう、ソフトウェアチームにフィードバックを共有します。 特定のピン構成の変更に関しては、最新のRTDリリースではペリフェラル ToolではなくPin Toolで行うべきです。実際、ほとんどのピン関連の設定はもはやペリフェラルツールから編集できず、ピンツール内で直接設定する必要があります。 BR、VaneB Re: [suggestion] Pin names should be shown in Port peripheral PortPin list @VaneB返信ありがとうございます。 SO私はほとんど何も変更できず(「レジスタのロック」と「モード変更可能」だけ)の理由がわかります。 つまり、上記のオプションが必要でない限り、PortContainer セクションで何も設定する必要はないということですか? 問題は、常に少なくとも1つのポートピンがデフォルトでPCR0になり、それを削除できないことです。 私はS32K1 RTD AUTOSAR R21-11バージョン3.0.0を使用していますS32K116用QLP06。 Re: [suggestion] Pin names should be shown in Port peripheral PortPin list こんにちは、 @daniel_meier さん。 技術的には、そうです。ただし、設定済みのすべてのピンをPortContainerに追加し、各ピンに対応するPortPin PCR構成を設定する必要があることにご注意ください。 ロックレジスタオプションについてですが、ピンツールでピンを「ロック」を選択すると、ペリフェラルツール内のポートドライバ内の対応するピンにもエラーが表示されます。これにより、特に多くの設定済みピンを扱う際に影響を受けるピンの特定が容易になります。 あなたが言及した削除できないピンについては、状況を完全には理解できていないかもしれません。ピンツールを有効にして新しいアプリケーションを作成すると、デフォルトでPTA0が加わります。しかし、追加のピンが設定されると、アプリケーションで必要でない場合、PTA0は削除可能です。したがって、アプリケーションに合わせて機能を変更したり設定したりするために保持しない限り、削除に問題はないはずです。 Re: [suggestion] Pin names should be shown in Port peripheral PortPin list ああ、なるほど、あなたの言いたいことが分かりました。 はい、デフォルトのPINを削除すれば、他のPINを追加する際に問題なく動作します。 あなたの回答から、ポートペリフェラルにピンを追加する必要はないと理解しましたが、 別のトピックで 同僚が、FUTUREのRTDのバージョンではピンツールが自動的にポートペリフェラルにピンを追加すると言っていたのを思い出しました。
記事全体を表示
[S32K396] eFlexPWM 配置问题 MCU :S32K396 驱动程序:S32K3 RTD 7.0.1 配置工具:EB Tresos Studio 30.0.0 应用场景:三相电机控制(FOC),SM0..SM2 作为互补 A/B 对,20 kHz 中心对齐 PWM,故障处理基于 FAULT0。 问题1:PWM(FlexPWM):故障设置仅适用于互补通道对的A输出——无法配置PWMB的故障映射。 当 FlexPWM 子模块配置为通道对 = 互补时, EB tresos PWM 插件,仅创建一个通道条目 (PWMA),而 PWMB 是 自动生成为反转输出。然而,在故障设置中 (FlexPwmFaultChannelSettings:故障通道选择、故障级别、故障输出) (状态等)只能配置 PWMA 通道 - 没有其他配置 PWMB条目。故障设置仅写入 SMx_DISMAP0 的 DIS0A 字段。 DIS0B 和 DIS0X 保持其 RESET 值 0xF,且无法更改。 EB Tresos 是否有官方支持的方式来配置 DIS0B/DIS0X 映射? 或者这应该被视为 Pwm 插件的限制/缺陷? 问题2:PWM(FlexPWM):中心对齐模式 - 没有 GUI 选项可以从 VAL0/VAL1 匹配生成 ADC 触发信号(中点/重新加载触发信号)(SM[x].TCTRL) 我们对三相电流采用中心对齐互补脉宽调制(SM0..SM2,20 kHz)。 采样。在这种配置下,低侧传导窗口的中心位于此处。 与计数器重新加载点重合,即 VAL1 比赛。精确抽样 那一刻给出了平均相电流和最大裕量。 开关边沿,这是低侧并联FOC的标准触发信号点。 在 EB tresos Pwm 插件中,仅每个通道的输出触发信号配置 提供“上升沿”/“下降沿”选择,分别对应于 VAL2/VAL3 比赛事件。没有启用已绑定触发信号的选项。 VAL0/VAL1 匹配(基于 OUT_TRIG0/OUT_TRIG1 的 TCTRL[OUT_TRIG_EN] 位) VAL0/VAL1),并且没有与重新加载事件关联的选项。 此RTD版本是否支持从ADC生成触发信号的方法? 中心对齐模式下的 VAL0/VAL1 匹配(或来自重新加载事件)? 问题3:PWM(FlexPWM):在EB中配置的故障通知功能在PostBuild配置中生成为NULL_PTR。 在 EB tresos Pwm 插件的 FlexPwmFaultChannelSettings 下,有一个故障 可以输入通知功能名称。预期是 生成的 PostBuild 配置会填充回调成员,以便 FlexPwm_Ip_Init() 将其注册到 FlexPwm_Ip_aFaultIrqCallback[] 中,并且 当 FFLAG 设置时,故障中断服务例程 (FlexPwm_Ip_ProcessFaultIrq) 会调用它。但是 FlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.c 生成的故障通道配置为 NULL_PTR。 这是 Pwm 插件的已知限制,还是一个缺陷? Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 您好, Q1 – 互补型PWMA/PWMB的故障映射 对于互补通道对,仅配置 PWMA,PWMB 根据配置的 A/B 关系生成。 PWM 配置通过 FlexPwmChannelFaultSettings 提供单独的故障使能设置。但是,当选择互补模式时,PWMB 不再作为单独的可配置通道提供,因此没有相应的 GUI 选项来自定义其 DIS0B 故障映射。 在默认的 DISMAP RESET 配置下,故障输入仍保持对输出的启用状态。因此,从应用角度来看,默认配置即可满足所需的故障保护要求。 不过,我还是会向 RTD 团队确认,无法在互补模式下单独配置 DIS0B/DIS0X 是否是故意的,以及对于需要不同故障映射的应用,是否有受支持的方法。 Q2 – 中心对齐 PWM 模式下的 ADC 触发信号 PWM 配置允许从 PWMX、PWMA 或 PWMB 中选择触发源,以及上升沿、下降沿或上升沿和下降沿选择。 对于中心对齐的 PWM,VAL1 决定 PWM 周期,因此不能自由调整以移动 ADC 采样点。 根据所需的采样点,有几种可能性: 如果需要精确地在 PWM 重载点进行采样,FlexPWM 重载脉冲可直接作为 TRGMUX 触发信号源,并通过 TRGMUX 路由至 BCTU/ADC。 如果子模块不需要使用 PWMX 及其 VAL0/VAL1 资源进行本地同步,则可以通过标准的 Pwm 触发信号配置来配置和使用 PWMX 进行 ADC 触发信号。 如果需要相对于 PWM 中心独立调整采样点,则可以通过 FlexPWM IP API 配置一个自由 VALx 比较器,并将其用作输出触发信号。 因此,最佳解决方案取决于ADC采样点是否需要固定在PWM重载点,还是需要相对于它独立调节。 Q3 – 故障通知生成为 NULL_PTR 根据 Pwm 用户手册, FlexPwmFaultNotification指定了故障检测的用户回调函数,回调函数名称应使用除NULL或NULL_PTR之外的配置值。   我还使用 RTD 7.0.1 和 S32 Design Studio 配置工具进行了测试。在这种情况下,配置的故障通知能够正确地传播到FlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.c 文件中,包括回调原型和FaultNotification[]数组中的相应条目。   但是,我还没有使用 EB tresos Studio 30.0.0 验证相同的配置。因此,我将与 RTD 团队确认 EB tresos 生成路径中是否存在任何已知的差异或限制,导致生成NULL_PTR 。 BR,彼得 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 我还有以下几个问题: Q1.我想就此声明进行后续说明: “在默认的 DISMAP RESET 配置下,故障输入仍保持对输出的启用状态。因此,从应用角度来看,默认配置即可满足所需的故障保护要求。 只有当所有四个故障输入都实际连接到板上时,这个结论才成立。在我们的 ECU 中,只有 FAULT0 连接(它携带门驱动器 ST L9908 的 FS_FLAG)。FAULT1..FAULT3 完全没有布线,因此这些焊盘处于浮空状态/未配置为端口引脚,IMCR 也不会对它们进行布线 - 故障输入读取恒定电平。 由于 DISMAP0 RESET 为 0xFFFF(每个故障输入映射到每个输出),其结果是: --对于未路由的通道,如果 FLVL = LOW,则持续的低电平会被解释为永久故障,输出将永远保持禁用状态。 - 对于未路由的通道,如果 FLVL = HIGH,则这些故障通道将永久处于非活动状态,但它们仍然映射到 A/B/X 输出。 因此,我们必须在“Pwm_Init()”之后手动更新 DISMAP0 寄存器,以便只有 FAULT0 映射到 DIS0A / DIS0B / DIS0X。 能否在图形用户界面中显示DIS0A/DIS0B/DIS0X字段以支持互补模式(以便A和B可以独立映射)? Q2. 选项 1(FlexPWM 重载脉冲作为 TRGMUX 触发信号源):我们确认 TRGMUX_IP_INPUT_PWM0_MST_RELOAD 可用。 选项 2(用于 ADC 触发的 PWMX):这实际上是我们在打开此帖子之前首先尝试的路径:我们希望 PWMX 下降沿与 VAL1 对齐。但是,当选择通道对 = 互补时,EB tresos Pwm 插件根本不允许为该子模块创建 PWMX 通道容器,因此无法选择触发源 PWMX。 能否确认插件中的此限制是否为有意为之,以及基于 PWMX 的触发信号是否应该在互补模式下使用?如果这是插件的限制,也值得向 EB 插件团队报告。 再次感谢您的详细解答。 Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 感谢您的回复,请等待RTD团队的确认。 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 您好, 感谢您的澄清和补充测试。 Q1 – DISMAP 配置 你说得对。我之前关于默认 DISMAP 配置就足够的说法过于笼统。 对于您的应用,如果仅使用 L9908 的 FAULT0,则配置 DIS0A/DIS0B/DIS0X 映射,使只有 FAULT0 影响相应的输出,是合适的配置。 我将向 RTD 团队确认,互补模式下缺少独立的 DIS0B/DIS0X 配置是否是 Pwm 插件的有意限制,以及这些设置是否计划通过配置工具公开。 在此期间,只要寄存器配置与预期的故障处理一致,您在 Pwm_Init() 之后手动更新 DISMAP0 即可提供一个实用的解决方法。 Q2 – 中心对齐 PWM 模式下的 ADC 触发信号 关于 PWMX,同一子模块内的限制似乎是合理的,因为 PWMX 使用 VAL0/VAL1,而 VAL0/VAL1 也参与本地同步/重新加载配置。 针对您的使用场景,我认为有两种可行的方案: - 如果需要精确地在 PWM 重载点进行采样,请直接通过 TRGMUX 使用重载触发信号。 -如果需要可调节的采样点,请使用未使用的 VAL 比较器,例如 VAL4/VAL5,并通过 FlexPWM IP API 配置触发信号。 也可以使用另一个同步的 FlexPWM 子模块通过其 PWMX/VAL0/VAL1 资源生成触发信号,但如果不需要额外的子模块功能,使用可用的 VAL4/VAL5 比较器似乎更简单。 我将与RTD团队确认这些选项。 BR,彼得
記事全体を表示
imx95lpd5evkの起動に関するヘルプが必要です IMX95LPD5EVKボードを手に入れたばかりですが、起動しません。起動を助けてください 現在のセットアップは、起動スイッチSW7を0010としてEMMCから起動しているというものです IMX-MIPI-HDMIボードをMini SASコネクタのJ14にコネクテッドし、HDMIをモニターに接続しました。 USB CデバッグケーブルをPCに接続しても、デバイスマネージャーに未知デバイスすら表示されないようです。 そして今、クイックスタートガイドに書いてある通り、画面にペンギンが表示されることを期待してボードの電源を入れたのですが、ペンギンは表示されません。ディスプレイは黒一色のみです。電源を入れた後、ファンが回るのを見るだけです。 それと、imx95がダウンしている場合でもデバッグは機能するはずなのか、という疑問があります。仕事用のノートPCのUSBが無効になっているのではないかと疑っているので、それが問題の原因になっているのではないかと疑っています。 私のマザーボードに搭載されているeMMCは、もしかして空なのでしょうか?ペンギンたちが予想通りに来ないからです。 どなたか、今後どう進めばいいかアドバイスしてもらえますか。 Re: Need help on imx95lpd5evk booting 実際は私のミスでしたが、問題は解決しました。ボードは現在起動しています。 お返事ありがとうございます Re: Need help on imx95lpd5evk booting こんにちは、 スイッチ(SW7)の写真を共有し、章の手順に従って「Connect USBデバッグケーブル」の手順に従い、端子の出力を共有していただけませんか?
記事全体を表示
iMX8QM - 中断/触发 a72 核心 CPU 您好,NXP, 我们成功启动了带有 a72 核心的 VARISCITE iMX8QM VAR-SOM-SYMPHONY 板,仅使用引导加载程序。引导加载程序日志如下: => CPU列表 错误:获取温度失败!(误差 = -19) 0: cpu@0 NXP i.MX8QM RevB A53 频率为 0 MHz - 传感器数据无效 错误:获取温度失败!(误差 = -19) 1:CPU@1 NXP i.MX8QM RevB A53 频率为 0 MHz - 传感器数据无效 错误:获取温度失败!(误差 = -19) 2:CPU@2 NXP i.MX8QM RevB A53 频率为 0 MHz - 传感器数据无效 错误:获取温度失败!(误差 = -19) 3:CPU@3 NXP i.MX8QM RevB A53 频率为 0 MHz - 传感器数据无效 4:CPU@100 NXP i.MX8QM RevB A72,频率 1596 MHz,温度 54°C 5:CPU@101 NXP i.MX8QM RevB A72,频率 1596 MHz,温度 54°C => 但是我们无法使用SGI中断/Poke CPU,设备树如下所示: gic:中断控制器@51a00000 { 兼容 = "arm,gic-v3"; reg = <0x0 0x51a00000 0 0x10000>, /* GIC Dist */       <0x0 0x51b00000 0 0xC0000>, /* GICR */       <0x0 0x52000000 0 0x2000>,  /* GICC */       <0x0 0x52010000 0 0x1000>,  /* GICH */       <0x0 0x52020000 0 0x20000> /* GICV */ #中断单元 = <3> 中断控制器; interrupts = ; interrupt-parent = <&gic>; };   设备树需要做任何更改吗?     Re: iMX8QM - Interrupt/Poke the a72 Core CPU 嗨@kamohan 这个问题与设备树关系不大。SGI 无法传递给内核;原因可能在于目标内核的上电状态或 GIC 初始化。 这是 ATF 中的代码,请确保使用 PSCI CPU_ON 和 SMC 为 A72 上电。 int imx_pwr_domain_on(u_register_t mpidr) { int ret = PSCI_E_SUCCESS; unsigned int cluster_id = MPIDR_AFFLVL1_VAL(mpidr); unsigned int cpu_id = MPIDR_AFFLVL0_VAL(mpidr); sc_pm_set_resource_power_mode(ipc_handle, cluster_id == 0 ? SC_R_A53 : SC_R_A72, SC_PM_PW_MODE_ON); sc_pm_req_low_power_mode(ipc_handle, cluster_id == 0 ? SC_R_A53 : SC_R_A72, SC_PM_PW_MODE_ON); if (sc_pm_set_resource_power_mode(ipc_handle, ap_core_index[cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id], SC_PM_PW_MODE_ON) != SC_ERR_NONE) { ERROR("core %d power on failed!\n", cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id); ret = PSCI_E_INTERN_FAIL; } if (sc_pm_cpu_start(ipc_handle, ap_core_index[cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id], true, CPU_START_ADDR) != SC_ERR_NONE) { ERROR("boot core %d failed!\n", cpu_id + PLATFORM_CLUSTER0_CORE_COUNT * cluster_id); ret = PSCI_E_INTERN_FAIL; } return ret; } void imx_pwr_domain_on_finish(const psci_power_state_t *target_state) { #if (!defined COCKPIT_A53) && (!defined COCKPIT_A72) uint64_t mpidr = read_mpidr_el1(); if (CLUSTER_PWR_STATE(target_state) == PLAT_MAX_OFF_STATE) cci_enable_snoop_dvm_reqs(MPIDR_AFFLVL1_VAL(mpidr)); #endif plat_gic_pcpu_init(); plat_gic_cpuif_enable(); } U-Boot 只使用主核心;辅助核心不会进入 U-Boot。此外,U-Boot 不启用 IRQ,也不在 NS 端配置 GIC CPU 接口,因此 U-Boot 无法接收 SGI 信号。 此致, 志明
記事全体を表示
Need help on imx95lpd5evk booting i just got the imx95lpd5evk board, it is not booting, help to make it boot the current set up is i have kept the boot switch SW7 as 0010 for booting from emmc i have connected a imx-mipi-hdmi board to the mini sas connector J14, and an hdmi to a monitor. when i connect a usb c debug cable to my pc, it is not even detecting, like i am not even getting unknown device in the device manager. and now i turn on the board expecting to get the penguins on the screen, as the quick start guide says, but i am not getting any penguins. The display is black only. after turning on i am seeing the fan getting on thats all. and i have a doubt is the debug supposed to work even when the imx95 is down? because i have doubt if the usb of my work laptop is disabled, which is causing the issue. is the emmc given in my board empty by any chance? because the penguins are not coming as expected. can someone guide me on how to move forward. Re: Need help on imx95lpd5evk booting actually it was some mistake on my part, and it is resolved, the board is booting now. Thank you for your reply Re: Need help on imx95lpd5evk booting Hello, Could you please share a picture of your switch (SW7), and follow the steps of chapter Connect USB debug cable, and share the output of the terminal. 
記事全体を表示
需要帮助解决 imx95lpd5evk 启动问题 我刚拿到一块imx95lpd5evk主板,它无法启动,请问如何才能启动? 目前的设置是,我将启动开关 SW7 设置为 0010,以便从 eMMC 启动。 我已将 IMX-MIPI-HDMI 板连接到 Mini SAS 连接器 J14,并通过 HDMI 线连接到监测。 当我将 USB-C 调试线连接到我的电脑时,电脑甚至都检测不到它,设备管理器中甚至没有显示未知设备。 现在我打开板,本以为屏幕上会像快速入门指南里说的那样出现企鹅,但我却没有看到任何企鹅。屏幕只有黑色。开机后我只看到风扇转了,仅此而已。 我有个疑问,即使imx95宕机,调试功能是否也应该正常工作?因为我怀疑我的工作笔记本电脑的USB接口是否被禁用,这才是导致问题的原因。 我这块板上的eMMC芯片是不是空的?因为企鹅并没有如期而至。 请问有人能指导我接下来该怎么做吗? Re: Need help on imx95lpd5evk booting 实际上这是我的失误,现在已经解决了,主板正在启动。 感谢你的回复 Re: Need help on imx95lpd5evk booting 你好, 请您提供一下交换机(SW7)的图片,并按照“连接USB调试线”章节中的步骤操作,然后分享终端的输出结果。
記事全体を表示
S32K44とS32K388は何つの直交エンコーダ入力をサポートできますか? https://community.nxp.com/t5/S32K/Quadrature-decoder-on-S32K344/m-p/1507580 とアプリケーションノートも見つけました https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 しかし、どれだけの直交エンコーダをインスタンス化できるか特定に苦労しています。 理想的には、4つの独立した直交デコーダーを用意したいアプリケーションがあります。S32K344もS32K388もそれをサポートするのでしょうか? Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? こんにちは、 S32K3ファミリには専用の直交デコーダペリフェラルは搭載されていません。その代わりに、直交デコーダ機能は、LCU、TRGMUX、およびeMIOSモジュールを組み合わせて実装されています。これはS32K3リファレンス・マニュアルおよびコミュニティThreadで参照されているモータ制御の例で説明されているアプローチです。 リファレンスマニュアルによると、インクリメンタルエンコーダの例では、単一の直交デコーダ実装には2つの論理セル(LC0とLC1)が必要です。S32K344およびS32K388デバイスは、2つのLCUインスタンスを提供します。 しかし、モータ制御チームにもフィードバックを求めました。 できるだけ早く最新情報をお知らせします。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? こんにちは、 アップデート: NXPのサンプルで説明されている実装に基づくと、S32K344とS32K388の両方において、実用的な限界は3つの独立した直交デコーダとなる。このソリューションは以下を消費します: TRGMUX入力ピン6本(×A/Bエンコーダ入力3本)、 MCB動作可能な6つのeMIOSチャネル(例:eMIOS0 CH1-CH6)、 3つのロジックセル(1つのLCUインスタンス)。 したがって、示されたアーキテクチャを用いて3つのエンコーダインスタンスを直接実装することができます。 4つ目のエンコーダーは、同じリソースマッピングでは直接サポートされていません。主な制約は、MCBモードで動作する適切なeMIOSチャネルの利用可能性と、TRGMUXおよびLCUを通じた必要な信号ルーティングの提供です。 残ったG型チャネル(例:CH7)とXチャネルを組み合わせ、LCU出力を外部のデバイスピン経由でeMIOS X入力にルーティングします。例えば、S32K344ではPTB2をLCU1_OUT3とeMIOS0_CH8_Xの両方として設定でき、実質的に外部ループバックパスを作成できます。しかし、この方法は追加のパッケージピンを消費し、標準的な実証された解決策には含まれていません。 その結果、3つの直交デコーダは容易に実現可能ですが、4つ目のデコーダは代替のルーティング方式やカスタムの回避策が必要であり、全体のピンおよびペリフェラルのリソース使用量と照らして評価する必要があります。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? 私のアプリケーションでは、タイマーを使ってカウントするeMIOSベースの解釈はあまり必要ありません。エンコーダーカウントがあれば十分です。8つのTRGMUX入力と4つのLCUセルを組み合わせて、単にカウントダウンするだけのものをサポートする構成はありますか?
記事全体を表示
我应该使用哪个 Matter 分支/版本? 你好, 我有点困惑该选择哪个 Matter 分支。我看到有v1.6.0.0.1版本和一个分支v1.6-branch-imx_matter_2026_q2 ,后者是建议在 Linux 环境下运行的 iMX93 上使用的分支。这两个分支之间有什么需要注意的重大变化吗? __展示 __展示 Re: Which Matter Branch/Release should i use 嗨@pengyong_zhang , 我想了解这个分支的用途,以及它与connectedhomeip除了 ELE 和 groupcast 之外的其他区别,并举几个例子。我看不出它们之间有什么区别,而且v1.6-branch-imx_matter_2026_q2版本看起来比 connectedhomeip 的其他版本要旧。 __展示 __展示 Re: Which Matter Branch/Release should i use 嗨@eldhokk 你应该使用 v1.6-branch-imx_matter_2026_q2。v1.6.0.0.1版本适用于 MCU 平台(FreeRTOS/Zephyr)。 B.R
記事全体を表示
Secure Boot Fuse programming I have a question regarding SRK hash fuse protection and secure boot on the i.MX RT1024. The SRK hash is 256 bits, stored across eight 32-bit OCOTP fuse words. Since OTP fuses can only be programmed from 0 to 1, some bits in the expected SRK hash will intentionally remain 0. My concern is that, even after programming all eight SRK hash words correctly, an unintended or unauthorized write could change an intentionally zero bit to 1. This would permanently modify the stored SRK hash and cause HAB authentication to fail. Could you please clarify the following? SRK hash write protection: On the i.MX RT1024, does programming SEC_CONFIG to enable closed mode prevent further programming of the SRK hash fuse words (OCOTP addresses 0x18–0x1F)? Dedicated lock mechanism: Is there a separate fuse or hardware mechanism to permanently prevent further modification of the SRK hash after provisioning? If so, could you please specify the relevant fuse addresses and the procedure to enable this protection? Protection of intentional zero bits: If an SRK hash bit is 0 in the expected hash, what prevents that bit from being unintentionally or maliciously programmed to 1 after the device has been provisioned? Re: Secure Boot Fuse programming Hi @Abhay2080 , Thanks for your questions! 1. Closed mode only tells the ROM to reject images that fail HAB authentication. It does not write-protect OTP fuse. The SRK hash words can still be programmed after the device is closed. 2. Based on internal feedback, SRK_LOCK must not be used on the RT1024, as it can prevent the ROM from correctly reading the SRK hash and cause boot failure. Therefore, we cannot recommend a fuse address or programming procedure for permanently locking this region. Within the RT10xx series, only the RT1010 supports the LOCK function. For the RT11xx series, fuses are generally programmed on a word-by-word basis, and they incorporate ECC protection; therefore, there is no need to worry about bit 0 being altered again. Please check AN12800 for more details. 3. Closed mode alone does not prevent these bits from being programmed to 1. The recommended mitigation is runtime access control and privilege separation: restrict access to the OCOTP programming registers to trusted privileged code and prevent ordinary application code from accessing them. This reduces the risk of unintended or unauthorized programming; it is not a permanent fuse write lock. I hope this clarification helps! Best regards, Gavin
記事全体を表示
Guiguider 2.0.1 では C 言語シミュレータを作成できません。 Windows 10にguiguider 2.0.1をインストールしたところ、インストールと実行は正常に完了し、コード生成も正常でした。しかし、Cシミュレータを生成する際に、以下のエラーが発生しました。 私のシステムがWindows 10(Windows 11が必要)だからなのか、それとも他に何か問題があるのか知りたいです。 Re: guiguider2.0.1不能创建C模拟器 こんにちは、 @tbgさん エラーログをご提供いただきありがとうございます。 GUI Guider 2.0.1は公式にWindows 11(64ビット)をサポートしています。 ログから、Cシミュレータが失敗するのは、バンドルされているGCC/MinGWコンパイラがcc1コンポーネントを実行できないためです。 cc.exe: 致命的なエラー: 'cc1' を実行できません: CreateProcess: そのようなファイルやディレクトリはありません したがって、まずWindows 11でGUI Guider 2.0.1をテストすることをお勧めします。同じ問題が依然として起きている場合は、ツールチェーンやインストール環境をさらに調査できます。 BR ハリー
記事全体を表示
i.MX 8ULP - M33上のMIPI CSIおよびISI(リアルタイム領域) こんにちは、 私はMIPI CSIカメラを、アプリケーションドメインの関与なしにリアルタイムドメインから完全に使おうとしています。 ほとんど動作させることができましたが、ISIのフレーム補完割り込みはアプリケーションドメインでのみ利用可能であるようです。誰かそれが正しいか確認できますか? 完了したフレームを検出するためにISIチャネルステータスレジスタをポーリングすることはできますが、理想的とは言えません。私は割り込みを直接使用したいです。A35からM33にMU経由で割り込みを転送すると設計の目的が損なわれるので、それは避けたいです。 A35側のハンドラーに頼らずに、M33がフレームの完了を通知される他の方法はありますか? i.MX8ULP Re: i.MX 8ULP - MIPI CSI and ISI on M33 (realtime domain) こんにちは、 残念ながら、Cortex-M33はMIPI-CSI割り込みを扱えず、A35のみが対応可能です。
記事全体を表示
Unable to save flash image from target board with MCULink probe W10, Linkserver 26.9.130, MCULink FW 3.174: I want to save a flash image from a LPC804 board using SWD. I have the MCULink probe, I installed the Linkserver package which includes the LinkFlash tool. With this I was able to update the MCULink FW to the latest. Using the LinkFlash GUI I am not able to save the flash image from my target board due to a "Failed on Connect (Ee42)". No probe jumpers are placed (SWD). I have selected "LPC804:" as a device, but I noticed in other examples a more complete part# and an IDE is usually named. Do I need to create a configuration file or install an IDE such as Expresso to get past this, or is it more likely to be cabling and target connection issue? Ns: LinkServer RedlinkMulti Driver v26.9 (Sep 18 2026 19:34:33 - crt_emu_cm_redlink.exe build 1382) Pc: ( 0) Reading remote configuration Wc(03). No cache support. Nc: Found generic directory XML file in C:\Users\T\AppData\Local\Temp\tmps4ueywdg\crt_directory.xml Pc: ( 5) Remote configuration complete Nc: Reconnected to existing LinkServer process. Nc: Connecting to probe 1 core 0 (using server started externally) reports: 'Ee(42). Could not connect to core.' Nc: Retrying... Nc: Reconnected to existing LinkServer process. Nc: Server OK but no connection to probe 1 core 0 (after 3 attempts) - Ee(42). Could not connect to core. Ed:02: Failed on connect: Ee(42). Could not connect to core. Et:31: No connection to chip's debug port Pc: (100) Target Operation Failed Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe I also tried the CL instead of the GUI but it made no difference. Comparing with your output I seem to get stuck on: Nc: Connecting to probe 1 core 0 (using server started externally) reports: 'Ee(42). Could not connect to core.' This seems to be complaining about the probe, not the target. Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe I think you might have a connection (physical cable?) issue. Using it on Ubuntu, but same would apply to Win10: /usr/local/LinkServer_26.9.130/LinkServer flash --probe 4FIQSNVD2MICA LPC804: dump 0x00000000 0x00001000 /tmp/memory.bin INFO: Exact match for LPC804: found INFO: Selected device LPC804:LPCXpresso804 INFO: Selected probe #1 4FIQSNVD2MICA (MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174) INFO: MCU-Link firmware update `check`: Probe ([4FIQSNVD2MICA] [MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174]) is already running the same firmware version as the included firmware version [3.174] Firmware update `check`: not required - forced update can be performed using: `./LinkServer probe #1 update forced` Ns: LinkServer RedlinkMulti Driver v26.9 (Sep 18 2026 19:46:03 - crt_emu_cm_redlink build 1382) Pc: ( 0) Reading remote configuration Wc(03). No cache support. Nc: Found generic directory XML file in /tmp/tmpuhtfp3bl/crt_directory.xml Pc: ( 5) Remote configuration complete Nc: Reconnected to existing LinkServer process. Nc: Probe Firmware: MCU-LINK Pro (r1CF) CMSIS-DAP V3.174 (NXP Semiconductors) Nc: Serial Number: 4FIQSNVD2MICA Nc: VID:PID: 1FC9:0143 Nc: USB Path: 0005:0013:00 Nc: Using memory from core 0 after searching for a good core Pc: ( 30) Emulator Connected Pc: ( 40) Debug Halt Pc: ( 50) CPU ID Nc: debug interface type = CoreSight DP (DAP DP ID 0BC11477) over SWD TAP 0 Nc: processor type = Cortex-M0+ (CPU ID 00000C60) on DAP AP 0 Nc: number of h/w breakpoints = 4 Nc: number of flash patches = 0 Nc: number of h/w watchpoints = 2 Nc: Probe(0): Connected&Reset. DpID: 0BC11477. CpuID: 00000C60. Info: Nc: Debug protocol: SWD. RTCK: Disabled. Vector catch: Disabled. Ns: Content of CoreSight Debug ROM(s): Nc: RBASE E00FF000: CID B105100D PID 04000BB4C0 ROM (type 0x1) Nc: ROM 1 E000E000: CID B105E00D PID 04000BB008 Gen SCS (type 0x0) Nc: ROM 1 E0001000: CID B105E00D PID 04000BB00A Gen DWT (type 0x0) Nc: ROM 1 E0002000: CID B105E00D PID 04000BB00B Gen FPB (type 0x0) Nc: NXP: LPC804 Nc: DAP stride is 1024 bytes (256 words) Nc: Inspected v.2 On-chip Flash Memory LPC80x_32.cfx Nc: Image 'LPC80x (32K) Sep 18 2026 18:35:07' Pc: ( 65) Chip Setup Complete Pc: ( 70) License Check Complete Nt: Dumping 'memory.bin' Binary section 0 at 0x00000000 len 0x1000 Nc: Opening flash driver LPC80x_32.cfx Nc: VECTRESET requested, but not supported on ARMv6-M CPUs. Using SOFTRESET instead. Nc: Using SOFT reset to run the flash driver Nc: Flash device supported (32KB = 32*1K at 0x0) Ps: ( 0) at 00000000: 0 bytes - 0/4096 Ps: (100) at 00000000: 4096 bytes - 4096/4096 Nc: Closing flash driver LPC80x_32.cfx Nt: Dumped 0x1000 bytes in 17ms (about 240kB/s) With the GUI: I hope this help, Erich Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe My diy tc2030 cable did not have the GNDdetect connected. I fixed that and I am now able to read and write flash using either the command line or GUI.  Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe Yes, I see the MCULink kit only had a 10cm cortex cable and adding a tc2030 cable onto that would more than double that length.  BTW, the LPC804 UM mentions that pin0.12 has some ability to recover from a problem state. Is there any further description of how and when to use this feature? Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe Update: It worked fine for an hour but now it is very unreliable. Sometimes I can dump the flash contents but not erase. Sometimes I can dump and erase but not program. Trying to dump, erase, program and verify only worked that one time and never again. I have tried two different tc2030 cables, various wire speeds, and both the CLI and GUI. Even when FlashLink says it succeeded, I usually find when I dump flash that some bytes were not erased or written. I think  a very short cable may be needed.  Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe How long is your cable? It should not exceed ~10 cm. Additionally, what board are you using? Your own/custom one? In that case you might have a connector/trace problem on your board. I hope this helps, Erich Re: Unable to save flash image from target board with MCULink probe A shorter 8cm cable made no difference. When I erase all 0x7F80 bytes and it reports success, I dump all 0x7F80 bytes expecting all 0xFF. Instead the dump is almost all 0x00, so either Flashlink is wrong about the status it reports or there is a HW issue like a partially shorted SWD signal preventing a proper dump of the flash.  
記事全体を表示
s32 design studio for arm V2.2 license expired Hello, my S32 Design Studio for ARM v2.2 license has expired 12 Oct 2026. Registration Code:S32DS-IDE-ARM-V2-X_181798567 Product Version: S32 Design Studio for ARM v2.2] Please extend the license. Thank you. Re: s32 design studio for arm V2.2 license expired Hi,  your S32DS license has been extended. Please activate S32DS again with your old code. 
記事全体を表示
KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? Dear community,  as lesser experienced in the bluetooth radio domain I am looking for your help.  Our projekt needs  bluetooth  connectivity. The KW45 evaluation board has been used for POCs and early tests. Now e want the KW45 right on our board. Using KiCad we are not able to access the NXP reference design. And reading through the documentation lets me humble shrink the size of an ant. Or smaller. Seeing the many Forum posts I wonder if someone could share a ready made design that we could use?  We have a stable 3.3V supply and communicate with UART.  Its an Automotive retrofit application and should be as small as it could be. And thats already everthing we need.  Best regards Michael  KW45  Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? Hello @Orbiter, Please note that the KW45 may have less features compared to newer devices. You may also want to consider the KW47 family, which offers several enhancements, including larger memory capacity, a dedicated CM33 radio core running at up to 64 MHz, has a 2.4 GHz Bluetooth Low Energy Core Version 6.x and supports Bluetooth channel sounding. In addition, the KW47 is pin-compatible with the KW45, which can simplify migration efforts. Please refer to AN14796 for more information on the feature differences and migration considerations. We only provide the KW45-EVK design files, along with this community post, which outline the best way to build a PCB first time right with KW45. BR Habib Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? I understand its too hard for us. We will move towards a bluetooth modul SOC that basically "bolts on" instead.   Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? Hello@Orbiter, If you are interested, you can contact one of our partners, who could help you develop a solution for an automotive environment. Additionally, you can consult the Wi-Fi® + Bluetooth® + 802.15.4 Partner Modules offered by our partners, some of which could also be an option for an automotive environment. However, these modules require a host processor. If this is an option you would like to explore, feel free to provide more information about your application so I can guide you on the available options. BR Habib
記事全体を表示
KW45のオートモーティブBluetooth - ドロップインモジュール?KiCad? 親愛なるコミュニティの皆様へ Bluetooth無線分野に関しては経験が浅いため、皆様のご協力をお願いいたします。 私たちのプロジェクトにはBluetoothコネクティビティが必要です。KW45評価ボードはPOCや初期試験に使用されてきました。 今、私たちはKW45を私たちのボードに搭載したいのです。KiCadを使うとNXPのリファレンスデザインにアクセスできません。そしてドキュメントを読むことで、アリの大きさを謙虚に縮めることができます。あるいはもっと小さいサイズ。 フォーラムの投稿が多いのを見て、誰か使える既製のデザインを教えてもらえませんか?安定した3.3V電源を供給し、UARTで通信します。 これはオートモーティブの改修用車なので、できるだけ小さくするべきです。 そして、それだけで私たちに必要なものはすべて揃っている。 よろしくお願いいたします。 マイケル KW45 Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? こんにちは、 @Orbiter さん、 KW45は、より新しい機種に比べて機能が少ない場合があることをご了承ください。また、 KW47ファミリ、 も検討すると良いでしょう。これは、より大きなメモリ容量、最大64MHzで動作する専用CM33無線コア、2.4GHzのBluetooth Low Energy Core Version 6.x、Bluetoothチャネルサウンディングのサポートなど、いくつかの強化機能を備えています。さらに、KW47はKW45とピン互換性があり、移行作業を簡素化できます。機能の違いや移行に関する考慮事項の詳細については、 AN14796を参照してください。 私たちは KW45-EVKデザインファイルと、この コミュニティ投稿のみを提供しており、KW45で初めてPCBを作る最良の方法をまとめています。 BR ハビブ Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? 私たちには難しすぎることは理解しています。代わりに、基本的に「後付け」できるBluetoothモジュールSoCへと移行していく予定です。 Re: KW45 automotive bluetooth - drop in module? KiCad? こんにちは、 @Orbiter さん、 ご興味があれば、当社の パートナーのいずれかにご連絡ください。オートモーティブ環境向けのソリューション開発をお手伝いいたします。 さらに、パートナーが提供する Wi-Fi® + Bluetooth® + 802.15.4パートナーモジュール もご参照いただけます。これらのモジュールの一部はオートモーティブ環境向けのオプションにも対応可能です。しかし、これらのモジュールはホストプロセッサを必要とします。もしこの選択肢を検討したい場合は、アプリケーションについての詳細をお知らせいただければ、SO私がCAN利用可能な選択肢についてご案内いたします。 BR ハビブ
記事全体を表示
WCT-15WTXAUTO Zギャップ こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 情報ありがとうございます。 公開されているドキュメントは確認しましたが、WCT-15WTXAUTOプラットフォームの実際のZギャップ性能データはまだ必要です。 このリファレンスデザインを担当するフィールドアプリケーションエンジニアまたはエンジニアリングチームにつなげていただけますか? 具体的には、Zギャップに対する充電電力の測定値、および石英や花崗岩などの非金属表面を通して動作させた場合のテスト結果を探しています。 私のターゲットアプリケーションは、表面厚さ10〜20mmのカウンタートップ内蔵型ワイヤレス充電器です。 もしこれらのパラメータがWCT-15WTXAUTOで利用できない場合、この用途により適した別のNXP送信機プラットフォームをおすすめしていただけますか? ご協力ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 Re: WCT-15WTXAUTO Z-gap こんにちは、 @Harryk89 さん。 投稿ありがとうございます。このリクエストは、さらなる検討のため、適切なワイヤレス充電開発チームにエスカレーションする必要があります。 サポートプロセスによると、NXPについておよびプロジェクトについて追加情報が必要です。プライバシーを守るために、サポートチケットを作成して、非公開のチャネルでサポートを行うことをお勧めします。 https://support.nxp.com/s/?language=en_US 良い1日を。 BR セレステ
記事全体を表示
i.MX 8ULP - MIPI CSI and ISI on M33 (realtime domain) Hello, I'm trying to use a MIPI CSI camera entirely from the real-time domain, with no involvement from the application domain. I've been able to get most of it working, but it looks like the ISI frame completion interrupts are only available in the application domain. Can anyone confirm if that's correct? I can poll the ISI Channel Status register to detect completed frames, but it is not ideal. I would prefer to use the interrupt directly. Forwarding the interrupt from A35 to M33 via the MU would defeat the purpose of the design, so I'd like to avoid that. Is there any other way for M33 to be notified of completed frames without relying on A35-side handlers? i.MX8ULP Re: i.MX 8ULP - MIPI CSI and ISI on M33 (realtime domain) Hello,  Unfortunately, Cortex-M33 cannot handle MIPI-CSI interrupts, only A35 can.
記事全体を表示
WCT-15WTXAUTO Z-gap Hello NXP Support Team, Thank you for the information. I have reviewed the publicly available documentation, but I still need the actual Z-gap performance data for the WCT-15WTXAUTO platform. Could you please connect me with a Field Applications Engineer or the engineering team responsible for this reference design? Specifically, I am looking for measured charging power versus Z-gap data and any test results for operation through non-metallic surfaces such as quartz or granite. My target application is a countertop-integrated wireless charger with a surface thickness of 10–20 mm. If these parameters are not available for the WCT-15WTXAUTO, could you recommend another NXP transmitter platform better suited for this application? Thank you for your help. Best regards Re: WCT-15WTXAUTO Z-gap Hello @Harryk89 , Thank you for your post. This request will need to be escalated to the appropriate wireless charging development team for further review. According to our support process, we need some additional information about your company and project. To protect your privacy, I recommend that you create a support ticket so we can assist you through a private channel: https://support.nxp.com/s/?language=en_US  Have a nice day. BR Celeste
記事全体を表示