Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
IW610 – BLE Coded PHYのパッシブスキャンで、アドバタイジングレポートの受信がランダムに停止する こんにちは、 私たちは、NXP IW610(Quectel FGA66X、USBバリアント)をベースにしたデバイスを開発し ており、ホストプロセッサはSunplus SP7021でLinuxカーネル5.10を搭載しています。 コード 化されたPHYでのBLEパッシブスキャンがランダムに広告報告の受信を停止 する 問題 が発生しています 。問題は断続的で、スキャンは1時間で停止することもあれば、24時間以上中断せずに動作し続けることがあります。 Quectelが提供するファームウェア/ドライバーパッケージ(18.99.8.p3)と、NXP GitHubで入手可能な新しいバージョン(18.99.8.p136)の両方をテストしました。複数のドライバーパラメータ設定も試しましたが、問題は解決しませんでした。 以下のHCIコマンドを使用して、Coded PHY上でパッシブ拡張スキャンを設定および有効化します。 # LE Set Extended Scan Parameters hcitool cmd 0x08 0x0041 0x00 0x00 0x04 0x00 0x10 0x00 0x10 0x00 # LE Set Extended Scan Enable hcitool cmd 0x08 0x0042 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 一定時間経過後、モジュールはHCI経由で受信したBLEアドバタイジングパケットの報告を停止します。hciconfigはモジュールが稼働中であると報告します。 mbt_drvdbg=0xFFも有効にしましたが、スキャンが停止する原因を示すものは何も見つかりませんでした。カーネルログには、明らかなクラッシュ、ファームウェアの障害、またはエラーメッセージは記録されていません。 スキャンは上記の2つのHCIコマンドを再度発行することで復元できます。 Bluetoothモジュールをリセットしたり、再起動したりする必要はありません。スキャンを再度有効にすると、正常に動作するようになりますが、それもまた予測不可能な期間だけです。 そこで質問があります: これはIW610のファームウェアやBluetoothドライバの既知の問題でしょうか? Coded PHYにおけるパッシブスキャンに関して、既知の制限事項や特定の構成要件はありますか? 原因を特定するために他に有効化や記録できることはありますか?他に試してみる価値のあるファームウェアやドライバのデバッグオプションはありますか? 定期的にスキャンを無効化・有効化する以外に、既知の回避策はありますか? 何かご提案やアドバイスがあれば、ぜひお聞かせください。 よろしくお願いします。 Re: IW610 – BLE Coded PHY passive scanning randomly stops receiving advertising reports あなたが見ている症状はIW610で既知の問題クラスのように見えます。コードドPHY拡張スキャン状態機械は静かに停止する一方で、コントローラは依然としてUPを報告します。2つのHCIコマンドを再発行すると必ず復元し、Quectelの18.99.8.p3とNXP p136のファームウェアの両方で同じ現象が起きていることは、ホスト側の問題ではなくファームウェアやドライバのバグを示しています。 以下に、最も効果的な次のステップを示します。 1. **より安全なスキャンパラメータセットを試してください** 現在のコマンドでは、ScanInterval=ScanWindow=0x0010 (10 ms) が使用されており、実質的に Coded PHY 上で連続スキャンが行われています。それでRXスケジューラーが動くことがあります。もう少し穏やかなウィンドウ設定を試してみてください。例: 「`」 hcitool cmd 0x08 0x0041 0x00 0x00 0x04 0x00 0x40 0x00 0x20 0x00 「`」 可能であれば、Phys=0x05 (1M + Coded) もテストして、純粋な Coded PHY の場合にのみストールが発生するかどうかを確認してください。 2. **停止が発生した際に適切なログを取得する** 詳細な動的デバッグを有効にする: 「`」 echo 'ファイル hci_core.c+p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control echo 'ファイル hci_event.c+p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control echo 'ファイル btusb.c+p' > /sys/kernel/debug/usb/btusb/control echo 'ファイル mbt*.c+p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control 「`」 `hcidump -i hci0 -w scan.log` と `btmon -w btmon.log` を並行して実行します。スキャンが停止したら、すぐに以下を確認してください: - サイレンス前の最後のHCIイベント情報(LE広告セット終了、LEスキャンタイムアウト、ハードウェアエラー、コマンド無効を参照)。 - ホストがまだACL/ISOトラフィックを送信しているかどうか。 - USB URB の状態 (`dmesg | grep -i usb` および `cat /sys/kernel/debug/usb/devices`)。 また、RSSI、温度、USBバス負荷も収集してください。もし停止が温度やバスの混雑と相関している場合は、別の根本原因を示唆しています。 3. **一時的な対策としての監視スクリプト** 復旧とは単にスキャンを再度有効にするだけなので、ユーザー空間にウォッチドッグを配置するのが現状では最も信頼性の高い回避策です。最小限の論理: ```bash #!/bin/bash LOG=/tmp/bt_scan_watch.log 真である間; # 過去30秒以内に広告レポートを受信したかどうかを確認します if ! hciconfig hci0 leadv 2>/dev/null | grep -q "LE Scan"; then echo "$(date) - スキャンが停止しました。復旧中です" >> $LOG hcitool cmd 0x08 0x0042 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 1日間眠る hcitool cmd 0x08 0x0041 0x00 0x00 0x04 0x00 0x40 0x00 0x20 0x00 hcitool cmd 0x08 0x0042 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 フィ 30分眠る 終わり 「`」 これによりコントローラの完全なリセットを避け、USBやファームウェアの状態をデバッグのために保持できます。 4. **NXP/Quectelに提供すべき情報** 公式な修正プログラムが必要な場合は、最小限の再現可能な環境を準備してください。 - 1つのデバイスがCoded PHY拡張アドバタイズメントを継続的に送信する。 - IW610はパッシブ拡張スキャンのみで動作します(接続なし、Wi-Fiトラフィックなし)。 - 停止した瞬間を捉えたhcidump、btmon、dmesg、およびUSBトレースのログ。 ファームウェアのバージョンと正確なHCIコマンドシーケンス。 18.99.8.p3と18.99.8.p136はどちらも同じ動作を示し、スキャン無効化/有効化のペアを再発行することによってのみ復旧できることを述べてください。 5. **追加のファームウェアデバッグオプション** 「mbt_drvdbg=0xFF」を超えて、ドライバがBLEのRXパス用に「drvdbg」マスクを公開しているか確認してください(例:スキャン用に「0x10」、PHYスイッチング用に「0x20」を表示)。モジュールがサポートしている場合、UARTやUSBベンダーコマンドでコントローラ側のログを有効にすることで、ホストHCI層が認識できない内部の状態機械遷移を明らかにできます。 現時点で、NXPはリリースされたファームウェアパッケージ内でIW610の特定のコード化されたPHYスキャンストール修正を公に文書化していません。もし失速前の最後のHCIイベント情報を示すトレースをキャプチャできれば、それがNXPのエンジニアリングチームにとって最も強力な手がかりになります。 Re: IW610 – BLE Coded PHY passive scanning randomly stops receiving advertising reports こんにちは、 @qpik 私たちにCASEを作ってくれてありがとう。 あなたの説明から判断すると、これは現行バージョンにおける既知の問題であると思われます。 念のため確認のため、再現手順全体を含む関連するbtmonログをご提供いただけますでしょうか。 私が共有できるのは、IW612のような他の製品でも同様の問題が見つかっているということです。この問題については、既に修正済みのファームウェアによる解決策があります。参考までに、NOKおよびOKのログを添付いたします。 ちなみに、修正を含む公式ファームウェアリリースは2026年12月のQ4リリースで提供されます。 参考までに、テストコマンドを以下に示します。 btmon -T -w /tmp/iw612_scan_stall.btsnoop & bluetoothctl menu hci open 0 raw echo 'cmd 0x2041 "0x00 0x00 0x01 0x00 0x60 0x00 0x60 0x00"' # LE Set Extended Scan Enable: enable, Filter_Duplicates 0x02, # Duration 0x0064 (1 s), Period 0x0001 (1.28 s) echo 'cmd 0x2042 "0x01 0x02 0x64 0x00 0x01 0x00"' Observe: btmon -T | grep '(0x3e)' BR、 Christine。 Re: IW610 – BLE Coded PHY passive scanning randomly stops receiving advertising reports ご回答ありがとうございます。 修正プログラムがリリースされるのは嬉しいです。 以下はbtmonとhcidumpのログです。それらは、別のデバイスからの最新のBLE ADVフレームで終わるだけです。最後のフレームから約30分後、スキャンを停止しました。 hcitool cmd 0x08 0x0042 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 しかし、誤ってそのコマンドを実行する前に録画を停止してしまいました。 Re: IW610 – BLE Coded PHY passive scanning randomly stops receiving advertising reports こんにちは、 @qpik ご意見ありがとうございます。 しかし、提供されたbtmonログからは、LE拡張広告レポートが停止した形跡は見られませんでした(11:44:00から1:34:13まで継続)。 この共有ログで問題が再現されましたか? それと、私が共有したログを確認する機会はありましたか?もしあなたが私の共有ログと同じ問題を抱えているのであれば、2026年12月に予定されている修正を含む正式リリースを待つ方が良いと思います。 BR、 Christine。
View full article
overtemperature hi  i want to know if the S32K32 has the internal temperature sensor to monitor the self chip temperature? Assume the S32K32 has the internal temperature sensor how to set and process for the software? tanks. Re: overtemperature Hi @qiaoqin_wang  Yes. Please refer to Example S32K344 TempSenser S32DS36 RTD600/500/400_p24 Best Regards, Robin
View full article
RTD R21-11 AUTOSAR EB:どのモジュールがフルでスタブですか? こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私はSW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503パッケージ(S32K1/S32M24x リアルタイム・ドライバ、AUTOSAR R21-11)をEBのtresos環境で使用しています。私たちのプロジェクトには 、サードパーティのサプライヤー(例:Vector、ETAS、EB)からの商用AUTOSAR BSWスタックは存在せず、NXP RTDパッケージとEB構成のみに依存しています。 RTDパッケージ内の一部のモジュールは完全なAUTOSAR実装を意図していないことを承知しています。例えば、RTDリリースノートには 「Dem、Det、EcuC、EcuM、Rteおよびインターフェースプラグインに含まれる機能はサンプルスタブ関数であり、 これらのスタブは対応するAUTOSAR基本ソフトウェアモジュールが利用できない場合にアプリケーションがコンパイル・実行できるようにするためのみ存在する」と記載されています。また、RTEはサポートスタブとしてのみ提供されており、完全に機能し設定可能なRTEソリューションにはサードパーティパッケージが必要であることも理解しています。 しかし、EB tresos の設定可能なモジュールのリスト (スクリーンショットを添付) を見ると、残りのモジュールの状態を明確にしたいと思います。具体的には、以下のモジュールについて知りたいです。 これは完全な本番環境の実装(例:完全なMCALドライバや完全なAUTOSARサービスモジュール)ですか? それとも本番環境向けのサンプルスタブやリファレンス実装で、ユーザーコードやサードパーティ製BSWに置き換えるべきでしょうか? 問題となっているモジュール(EB構成ビューより): サービス/ECUマネジメント層: Dem、 Det、 EcuM、 EcuC、 BswM (存在する場合)、 ComM (存在する場合) メモリスタック: Mem 、 Mem_43_EEP 、 Mem_43_EXFLS 、 Mem_43_INFLS 、 Fee 、 NvM (存在する場合) MCALドライバ: ADC、 Can_43_FLEXCAN、 CanIf (インターフェース)、 Spi、 I2c、 I2s、 Uart、 Lin_43_LPUART_FLEXIO、 Pwm、 GPT、 ICU、 Wdg、 Mcl、 Crc、 Dio、 Port、 MCU、 プラットフォーム その他: Eth_43_ENET 、 EthIf 、 EthSwt 、 EthTrcv 、 CanTrcv_43_AE 、 LinTrcv_43_AE 、 Ea / Eep (存在する場合)、 Rte (既にスタブとして認識されている) MCALドライバ(例: Port、 Adc、 Spi、 CAN)は通常完全な実装であることは理解しています。私の主な不確実性は サービス層およびインターフェースモジュール 、特に Dem、 Det、 EcuM、 EcuC、 Mem、 Fee、 CANIf、 EthIf、 そして*Trcv/EthSWTモジュールについてです 。これらもスタブなのでしょうか、それともNXPが提供する機能実装ですか? 🙏 視覚的な説明に関する特別な要望: 可能であれば、このThreadに返信しているNXPのエンジニアが添付された2枚のスクリーンショットに直接注釈を付けて、各モジュールの状態を示せていただけると非常にありがたいです。 分かりやすくするために、画像にシンプルな色分け凡例を使用することをお勧めします。 🟢緑色(または太字の枠):完全実装(本番環境対応)。 🟠オレンジ色(または点線の枠):サンプルスタブ/参照コード(本番環境では使用しないでください)。 ⚪ グレー(または線が引かれている状態): サードパーティ製BSWパッケージ(例:RTE、OS、NvM)が必要です。 注釈をモジュールリストに直接表示することで、手動でクロス・リファレンスする時間を節約でき、プロジェクトの開発範囲を正確に把握するのに役立ちます。お時間とサポートを本当にありがとうございます! 添付ファイル: EB tresosモジュールの設定リストを示すスクリーンショット2枚。 Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? こんにちは、 @lukaszadrapa さん。 詳しい説明をありがとうございます。 多くのことが明確になりました。表3のドライバが「RFP品質」であり、サービス/インターフェースモジュールがスタブであることを知っているのがまさに必要な情報でした。 私自身も表3を確認したいです。しかし、NXPのウェブサイトで言及されたSW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503パッケージの正確な「リリースノート」文書を見つけるのに苦労しています。 正確なドキュメント番号(例:ドキュメントID/Rev番号)または、このリリースノートPDFへの直接ダウンロードリンクを教えていただけますか?もし都合が良いなら、PDFファイルを返信に直接添付していただけると助かります。 ご協力いただき本当に感謝しています。書類を探すのに手間取らせてしまい、申し訳ありませんでした。 よろしくお願いします、 チャオファン Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? こんにちは@チャオファン 要求された情報はリリースノートの表3にすでにまとめられており、パッケージに含まれるソフトウェアコンポーネントが一覧で、各コンポーネントがドライバとして提供されるかスタブとして提供されているかを示しています。以下に例を示します。 Dem、Det、EcuC、EcuM、Rte、インターフェースプラグインに含まれる機能は統合をサポートするためのサンプルスタブ関数であり、対応するユーザー開発またはサードパーティ製のBSW実装に置き換えるべきです。 したがって、EB Tresos構成のどのモジュールが実際のRTDドライバで、どのモジュールがスタブとしてのみ提供されているかを識別する際に、表3を参考にすることをおすすめします。 表3に記載されているドライバはRFP品質を持ち、リリースノートに記載されている通り、完全にテストされ、量産車載での使用を想定しています。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? 詳細なご説明をありがとうございました。それは非常に役立ちました。 簡単なご報告です。リリースノートと表3を自分で見つけることができました。これを決定的な参考資料として使い、EBのtresos構成をマッピングし、どのモジュールがRFPドライバかスタブかを特定します。 改めて、お時間をいただき、ご辛抱強く、素晴らしいサポートをありがとうございます! 敬具 朝凡
View full article
PN5190 Hi, I've implemented a card reader module using the PN5190. After upgrading and debugging our software, it stopped reading cards after a while, although it can recognize USB cards. Also, I've found that this chip is easily damaged by manually blowing it with a heat gun and is difficult to install successfully. Could you please check if there are any design flaws and what precautions should be taken when using it? Thank you. RF Re: PN5190 Do you mean the firmware is updated to latest version? After the update, you can use it a period of time? so how many board you have the same issue? Re: PN5190 I've installed five sample boards, and they've all encountered this problem: they can't read cards at all. The solution is a microcontroller and a PN5190. The computer can recognize the smart card device, but selecting "read card" doesn't work, and the current stays around 30mA. It's powered by 5V (USB or adapter). Please check the PCB design; first, determine if there's a problem with the hardware design. Thank you.
View full article
s32k2018.R1没办法延期 麻烦帮我给这个激活码延下期,谢谢。 Activation Code D870-0066-E5E6-ACC7 Re: s32k2018.R1没办法延期 你好, 您的S322DS许可证已延期。请使用您之前的激活码重新激活S32DS。
View full article
S32G 多核 eMCEM 初始化时序 你好, 在 S32G399A 上,Cortex-M7_0 是我们的启动核心。它调用 eMcem_Init,然后使用 Mcu_SetMode 启动 M7_1/2/3。每个辅助核心在其启动代码中初始化自己的 DTCM,但 eMcem_Init 已经为这些核心启用了 ERM 不可纠正通知,因此在启动期间对其未初始化的 DTCM 进行推测性读取会在冷启动时锁存 NCF 5/8/51。 我尝试让 M7_0 等待 M7_1/2/3 报告它们的启动代码已运行,然后调用 eMcem_Init。其他核心在启动应用程序任务之前会等待 M7_0。按照这个命令,故障就不会再发生了。 在 S32G3 上,在所有核心都启动后初始化 FCCU/eMCEM 是否是推荐的顺序? 谢谢你, 卡特 Re: eMCEM initialization timing for S32G multicore 你好, @cpearson 感谢分享。 1.为确保 eMCEM 驱动程序正常运行,建议的初始化步骤如下: 2. 在 S32G3 上,应在可重置功能域和 eMCEM 监测的资源进入有效初始化状态后执行 eMCEM 初始化。对于多核 M7 用例,这可能需要释放辅助 M7 内核,并允许其启动代码在调用 eMcem_Init() 之前初始化本地 TCM/ECC 资源。因此,依我之见,对于您所描述的启动顺序,在 M7_0 调用 eMcem_Init 之前,等待 M7_1/2/3 各自初始化其 DTCM 是一个合理的顺序。 BR 陈银
View full article
PN5190 Hi  我用pn5190做了读卡模块  升级我们调试后的软件用了第一段时间后不能读卡了  usb可以识别  而且发现这个芯片手工用热风枪吹的话 很容易坏掉 也比较难贴成功   请看下设计是否有问题 使用有什么注意事项  thank you RF Re: PN5190 你是说固件已经更新到最新版本了吗?更新后可以使用一段时间吗?那么,你们有多少块电路板存在同样的问题? Re: PN5190 贴了5块样板,陆陆续续都出现了这个问题 完全不能读卡,方案是单片机加PN5190,接电脑能识别到智能卡设备,但是选择读卡没反应,电流基本停留在30mA左右。是5v供电(usb或适配器供电),请排查下pcb设计,首先要确定是否是硬件哪里设计有问题 谢谢
View full article
eMCEM initialization timing for S32G multicore Hi, On S32G399A, Cortex-M7_0 is our boot core. It calls eMcem_Init and then starts M7_1/2/3 with Mcu_SetMode. Each secondary core initializes its own DTCM in its startup code, but eMcem_Init has already enabled the ERM non-correctable notifications for those cores, so speculative reads of their uninitialized DTCM during startup latched NCF 5/8/51 on cold boots. I tried having M7_0 wait until M7_1/2/3 report that their startup code has run, then call eMcem_Init. The other cores wait for M7_0 before starting their application tasks. With this order the faults no longer occur. Is initializing FCCU/eMCEM after all cores have started the recommended order on S32G3? Thank you, Carter Re: eMCEM initialization timing for S32G multicore Hello, @cpearson  Thanks for the post. 1. The recommended initialization steps to ensure proper eMCEM driver functionality is shown below: 2. On S32G3, eMCEM initialization should be performed after the resettable domains and the resources monitored by eMCEM have been brought into a valid initialized state. For a multicore M7 use case, this may require releasing the secondary M7 cores and allowing their startup code to initialize the local TCM/ECC resources before eMcem_Init() is called. So from my opinion, for the startup sequence you described, waiting until M7_1/2/3 have each initialized their DTCM before M7_0 calls eMcem_Init is a reasonable ordering. BR Chenyin
View full article
过温 hi 我想知道S32K32是否有内置温度传感器来监测芯片自身温度? 假设S32K32带有内部温度传感器,软件该如何设置和处理? 坦克。 Re: overtemperature 嗨@qiaoqin_wang 是的。 请参考示例 S32K344 温度传感器 S32DS36 RTD600/500/400_p24 此致敬礼, Robin
View full article
The s32k2018.R1 cannot be postponed. Could you please extend this activation code for the next period? Thank you. Activation Code D870-0066-E5E6-ACC7 Re: s32k2018.R1没办法延期 Hi,  your S322DS license has been extended. Please activate S32DS again with your old code. 
View full article
RTD R21-11 AUTOSAR EB:哪些模块是完整模块,哪些是短截线模块? NXP社区的各位朋友,大家好! 我正在 EB Tresos 环境下使用SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503软件包(S32K1/S32M24x 实时驱动程序,AUTOSAR R21-11)。我们的项目没有使用第三方供应商(例如 Vector、ETAS、EB)的商用 AUTOSAR BSW 协议栈——我们完全依赖于 NXP RTD 软件包和 EB 配置。 我知道RTD软件包中的某些模块并非完整的AUTOSAR实现。例如,RTD版本说明指出,“Dem、Det、EcuC、EcuM、Rte和接口插件中包含的函数是示例短截线函数”,这些短截线函数的存在仅仅是为了在相应的AUTOSAR基本软件模块不可用时,允许应用程序编译和运行。我也了解到RTE仅作为支持短截线提供,要获得功能齐全、可配置的RTE解决方案,需要第三方软件包。 但是,查看 EB tresos 中的可配置模块列表(附截图),我想澄清剩余模块的状态。具体来说,我想了解以下模块的情况: 它是否是一个完整的、可用于生产的实现(例如,完整的 MCAL 驱动程序或完整的 AUTOSAR 服务模块)? 或者它是一个示例短截线/参考实现,不适用于生产环境,应该由用户代码或第三方 BSW 替换? 相关模块(从 EB 配置视图来看): 服务/ECU管理层: Dem 、 Det 、 EcuM 、 EcuC 、 BswM (如有)、 ComM (如有) 内存堆栈: Mem 、 Mem_43_EEP 、 Mem_43_EXFLS 、 Mem_43_INFLS 、 Fee 、 NvM (如果存在) MCAL 驱动程序: Adc 、 Can_43_FLEXCAN 、 CanIf (接口)、 Spi 、 I2C 、 I2S 、 UART 、 Lin_43_LPUART_FLEXIO 、 Pwm 、 Gpt 、 Icu 、 Wdg 、 Mcl 、 Crc 、 Dio 、 Port 、 Mcu 、平台 其他: Eth_43_ENET 、 EthIf 、 EthSwt 、 EthTrcv 、 CanTrcv_43_AE 、 LinTrcv_43_AE 、 Ea / Eep (如果存在)、 Rte (已称为短截线) 我了解到 MCAL 驱动程序(例如Port 、 Adc 、 Spi 、 Can )通常是完整的实现。我的主要疑问在于服务层和接口模块——特别是Dem 、 Det 、 EcuM 、 EcuC 、 Mem 、 Fee 、 CanIf 、 EthIf以及*Trcv / EthSwt模块。它们也是短截线模块,还是 NXP 提供的功能实现? 🙏 特别请求提供视觉辅助: 如果可以的话,我将非常感激回复此帖的 NXP 工程师能够直接在附上的两张截图上添加注释,以显示每个模块的状态。 为了方便起见,我建议在图像上使用简单的颜色编码图例: 🟢绿色(或粗体框):完全实现(可用于生产环境)。 🟠 橙色(或虚线框):示例短截线/参考代码(非生产用途)。 ⚪ 灰色(或划掉): 需要第三方 BSW 软件包(例如 RTE、OS、NvM)。 将注释直接放在模块列表中,可以节省我几个小时的手动交叉引用时间,并帮助我准确地确定我们项目的开发工作量。非常感谢您抽出时间并给予支持! 附件:两张显示 EB tresos 模块配置列表的屏幕截图。 Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? 嗨@lukaszadrapa , 非常感谢您的详细解释,这让我豁然开朗。我正是需要的信息,了解到表 3 中的驱动程序具有“RFP 质量”,并且服务/接口模块是短截线。 我想亲自查看表 3。但是,我在 NXP 网站上找不到您提到的SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503软件包的“版本说明”文档。 请提供该版本说明PDF文件的确切编号(例如,文件ID/版本号)或直接下载链接。如果更方便的话,能否请您将PDF文件直接作为附件回复? 非常感谢您的帮助,对于查找文件给您带来的不便,我深表歉意。 此致, 超凡 Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? 嗨@chaofan 所请求的信息已在版本说明的表 3 中进行了总结,该表列出了软件包中包含的元器件,并指明了每个元器件是作为驱动程序还是作为短截线提供。举个例子: 请注意,Dem、Det、EcuC、EcuM、Rte 和接口插件中提供的函数是示例短截线函数,旨在支持集成,应替换为相应的用户开发或第三方 BSW 实现。 因此,我建议使用表 3 作为参考,以确定您的 EB tresos 配置中的哪些模块是实际的 RTD 驱动程序,哪些模块仅作为短截线提供。 表 3 中列出的驱动程序具有 RFP 质量,这意味着它们经过全面测试,旨在用于生产车辆,如版本说明中所述。 此致, Lukas Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? 非常感谢您的详细解释。这非常有帮助。 简单更新一下:我自己找到了版本说明和表 3。我将以此为权威参考,绘制出我们的 EB tresos 配置图,并确定哪些模块是 RFP 驱动程序,哪些是短截线。 再次感谢您抽出时间、耐心等待并给予大力支持! 此致, 超凡
View full article
RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? Hello NXP Community, I am working with the SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503 package (S32K1/S32M24x Real-Time Drivers, AUTOSAR R21-11) in an EB tresos environment. Our project does not have a commercial AUTOSAR BSW stack from a third-party supplier (e.g., Vector, ETAS, EB) — we are relying solely on the NXP RTD package and EB configuration. I am aware that some modules in the RTD package are not intended to be complete AUTOSAR implementations. For example, the RTD Release Notes state that "the functions contained in the Dem, Det, EcuC, EcuM, Rte and interface plugins are sample stub functions," and that these stubs exist only to allow applications to compile and run when the corresponding AUTOSAR Basic Software Modules are unavailable. I also understand that RTE is provided as a support stub only and that a fully functional, configurable RTE solution requires a third-party package. However, looking at the list of configurable modules in EB tresos (screenshots attached), I would like to clarify the status of the remaining modules. Specifically, for the following modules, I would like to know: Is it a full, production-ready implementation (e.g., a complete MCAL driver or a complete AUTOSAR service module)? Or is it a sample stub / reference implementation that is not intended for production use and should be replaced by user code or a third-party BSW? Modules in question (from the EB configuration view): Service/ECU Management layer: Dem, Det, EcuM, EcuC, BswM (if present), ComM (if present) Memory stack: Mem, Mem_43_EEP, Mem_43_EXFLS, Mem_43_INFLS, Fee, NvM (if present) MCAL drivers: Adc, Can_43_FLEXCAN, CanIf (interface), Spi, I2c, I2s, Uart, Lin_43_LPUART_FLEXIO, Pwm, Gpt, Icu, Wdg, Mcl, Crc, Dio, Port, Mcu, Platform Other: Eth_43_ENET, EthIf, EthSwt, EthTrcv, CanTrcv_43_AE, LinTrcv_43_AE, Ea/Eep (if present), Rte (already known as stub) I understand that the MCAL drivers (e.g., Port, Adc, Spi, Can) are typically full implementations. My main uncertainty is about the service-layer and interface modules — particularly Dem, Det, EcuM, EcuC, Mem, Fee, CanIf, EthIf, and the *Trcv/EthSwt modules. Are these also stubs, or are they functional implementations provided by NXP? 🙏 A special request for visual clarification: If possible, I would be extremely grateful if the NXP engineer replying to this thread could directly annotate the two attached screenshots to show the status of each module. To make it easy, I suggest using a simple color-coding legend on the images: 🟢 Green (or bold box): Full implementation (production-ready). 🟠 Orange (or dashed box): Sample stub / reference code (not for production). ⚪ Grey (or crossed out): Requires a third-party BSW package (e.g., RTE, OS, NvM). Having the annotations directly on the module list will save me hours of manual cross-referencing and help me accurately scope our project's development effort. Thank you so much for your time and support! Attachments: Two screenshots showing the EB tresos module configuration list. Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? Hi @lukaszadrapa , Thank you very much for your detailed explanation. This clarifies a lot. Knowing that the drivers in Table 3 have "RFP quality" and that the service/interface modules are stubs is exactly the information I needed. I would like to check Table 3 myself. However, I am having trouble locating the exact "Release Notes" document you mentioned on the NXP website for the SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503 package. Could you please provide the exact Document Number (e.g., Document ID/Rev number) or a direct download link to this Release Notes PDF? If it is more convenient, could you please attach the PDF file directly to your reply? I really appreciate your help, and sorry for the trouble in finding the document. Best regards, Chaofan Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? Hi @chaofan  The requested information is already summarized in Table 3 of the Release Notes, which lists the software components included in the package and indicates whether each component is provided as a driver or as a stub. Here’s an example: Please note that the functions provided in the Dem, Det, EcuC, EcuM, Rte, and interface plugins are sample stub functions intended to support integration and should be replaced by the corresponding user-developed or third-party BSW implementation. Therefore, I would recommend using Table 3 as the reference for identifying which modules in your EB tresos configuration are actual RTD drivers and which are provided only as stubs. The drivers listed in Table 3 have RFP quality, meaning they are fully tested and intended for use in production vehicles, as described in the Release Notes. Regards, Lukas Re: RTD R21-11 AUTOSAR EB: Which modules are Full vs. Stubs? Thank you very much for your detailed explanation. It was extremely helpful. Just a quick update: I managed to locate the Release Notes and Table 3 myself. I will use it as the definitive reference to map out our EB tresos configuration and identify which modules are RFP drivers versus stubs. Thank you again for your time, patience, and excellent support! Best regards, Chaofan
View full article
S32GマルチコアのeMCEM初期化タイミング こんにちは、 S32G399Aでは、Cortex-M7_0が私たちのブートコアです。eMcem_Initを呼び出し、その後Mcu_SetModeを使用してM7_1/2/3を開始します。各セカンダリコアは起動コード内で独自のDTCMを初期化しますが、eMcem_Initはすでにそれらのコアに対してERMの非修正通知を有効にしているため、起動時に未初期化DTCMを推測的に読み取ると、コールドブート時にNCF 5/8/51がラッチされます。 M7_0 が M7_1/2/3 が起動コードの実行を完了したと報告するまで待機し、その後 eMcem_Init を呼び出すようにしてみました。他のコアはM7_0を待ってからアプリケーションタスクを始めます。この順序にすると、不具合は発生しなくなります。 S32G3では、すべてのコアが起動した後にFCCU/eMCEMを初期化するのが推奨される手順でしょうか? ありがとう、 カーター Re: eMCEM initialization timing for S32G multicore こんにちは、 @cpearson 投稿ありがとうございます。 1.eMCEMドライバの適切な機能を確保するための推奨初期化手順は以下の通りです。 2. S32G3では、リセット可能なドメインとeMCEMによって監視されるリソースが有効な初期化状態になった後に、eMCEMの初期化を実行する必要があります。マルチコアM7の用途では、セカンダリM7コアを解放し、eMcem_Init()が呼び出される前に、その起動コードがローカルのTCM/ECCリソースを初期化できるようにする必要があります。私の意見では、あなたが説明したスタートアップシーケンスについては、通話eMcem_Init M7_0 M7_1/2/3がそれぞれDTCMを初期化するまで待つのが妥当なご注文です。 BR チェイン
View full article
PN5190 こんにちは。PN5190を使用したカードリーダーモジュールを実装しました。ソフトウェアのアップグレードとデバッグを行った後、しばらくするとUSBカードは認識できるものの、カードの読み取りができなくなってしまいました。また、このチップはヒートガンで手動で加熱すると簡単に破損し、正常にインストールするのが難しいことも分かりました。設計上の欠陥がないか、また使用する際にどのような注意が必要か、ご確認いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 RF Re: PN5190 ファームウェアが最新バージョンにアップデートされたということですか?アップデート後、一定期間使えるのですか?同じ問題を抱えているボードはいくつありますか? Re: PN5190 サンプルボードを5枚インストールしましたが、すべて同じ問題が発生しました。カードが全く読み取れません。解決策はマイクロコントローラとPN5190を使用することです。コンピュータはスマートカードデバイスを認識できますが、「カード読み取り」を選択しても動作せず、電流は約30mAのままです。電源は5V(USBまたはアダプタ)です。PCB設計を確認してください。まず、ハードウェア設計に問題がないか確認してください。よろしくお願いいたします。
View full article
s32k2018.R1 は延期できません。 このアクティベーションコードの有効期限を次回の期間まで延長していただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。 アクティベーションコード D870-0066-E5E6-ACC7 Re: s32k2018.R1没办法延期 こんにちは、 お客様のS322DSライセンスが延長されました。以前のコードを使用して、S32DSを再度有効化してください。
View full article
過熱 hi S32K32には内蔵温度センサが付いていて、自己チップの温度を監視できるのか知りたいです。 S32K32には内部温度センサが搭載されていて、ソフトウェアの設定や処理方法ができると仮定します。 戦車。 Re: overtemperature こんにちは@qiaoqin_wang はい。 例S32K344温度センサーS32DS36 RTD600/500/400_p24を参照してください。 よろしくお願いいたします ロビン
View full article
The S32K344 cannot connect to the debugger. I'm debugging an AUTOSAR project on an S32K344 chip development board. After successfully flashing the program to the board once, my debugger (J-Link ARM V9) can no longer connect to the board. My integrated development environment (IDE) is IAR 9.5. This is my first time using the S32K344 to run an AUTSAR project, so I encountered some problems during integration. I tried to fix the issues using AI, and initially I was able to connect to the chip and debug the program using J-link, but it kept getting stuck in the memory-related initialization phase. Later, after another modification and burning, it could no longer connect to the chip. This might be caused by modifications to the memory layout settings in the linked file. (This is just my guess.) I tested the signal of the Reset pin using a logic analyzer and found that the Reset pin was pulled low with a period of 3.8ms and a duration of 80us. I tried using Jlink.exe to connect via command and then erase the entire chip, but the connection failed (although it could recognize the S32K344 chip); I also tried connecting "in reset state", but that also failed. I also tried using Jflash to connect and then erase the entire area, but it also failed to connect. I don't know how to erase or reconnect the chip, and I would appreciate guidance. Thanks. S32K344-WB #J-Link #IAR #S32K3xx 回复: S32K344 无法连接到调试器(The S32K344 cannot connect to the debugger) You can try connecting and erasing using the following methods. I've encountered similar issues on other platforms. Shortly after powering on, the firmware immediately configures SWDIO/SWCLK/RESET to GPIO push-pull output low, causing J-Link to fail to connect. For your reference: For the situation you encountered where the chip cannot connect due to periodic resets and possible reuse of the debug port, I recommend trying a combination of "hardware forced reset + low-level command line forced wipe" to recover the bricked chip. In terms of specific operation, it is recommended that you abandon simply pressing buttons or relying on the IDE graphical interface, and instead use tweezers or DuPont wires to physically short the chip's RESET pin to GND (keeping it continuously pulled low) . This can completely block the periodic reset cycle of the chip's internal watchdog, preventing the kernel from executing your firmware code at all, creating an absolutely safe handshake window for the debugger. With this pin shorted to ground, power on the board, open the J-Link Commander command-line tool, reduce the SWD rate to 100kHz, and manually enter the connection command. Once the kernel is successfully recognized and successfully halved, immediately enter `unlock Kinetis` in the command line or directly execute the `erase` command to erase the entire chip, thereby completely removing this problematic firmware. Re: S32K344 无法连接到调试器(The S32K344 cannot connect to the debugger) Hi@ 813270556 You can try the reply method above. What version of RTD are you using? Did you overlook crucial configuration details related to the SWD port during the setup process? Older versions might default to configuring the SWD port. Configure it as a port pin.
View full article
i.MX8M Mini H.264 意図しないクロップ 正直に言うと、(明らかに)これはAIツールが書いたものです。しかし、この問題は確かに存在するようで、記事の内容もその問題点を的確に説明していると思います。 vpuenc_h264 は i.MX8M Mini の SPS に偽の左側切り抜き (14 px) を書き込んでいるようです。 まとめ NXPリリースimx-6.18.37-2.1.0を実行しているi.MX8M Miniにおいて(Yocto wrynose)は、1920x1080入力を正しくエンコードしますがvpuenc_h264、書き込みはします frame_crop_left_offset = SPSに7。そのため、プレイヤーは 1920x1080ではなく、1906x1080。同じハードウェアでL4.14.98 BSPを使った (Yocto相撲)は左刈りなしのSPSヘッダーを生産しました。 環境 SoC i.MX8M Mini(Hantro H1エンコーダー) NXPリリース imx-6.18.37-2.1.0(IMX-Linux-Wrynoseマニフェスト) カーネル linux-imx 6.18.37 IMX-GST1.0-プラグイン4.11.1、ブランチ MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpuwrap 4.11.1、ブランチ MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpu-hantro 1.40 GStreamer 1.28.1 作業参照 L4.14.98 BSP、imx-gst1.0-plugin4.4.5 (MM_04.04.05_1902_L4.14.98_GA)、同じボード 再生 カメラは一切使用していません。 gst-launch-1.0-e videotestsrc num-buffers=10 \ !video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=60/1 \ !vpuenc_h264 !video/x-h264,stream-format=byte-stream \ !filesink location=/tmp/raw.h264 SPSを検査する(FFmpegがインストールされているホスト上で): ffmpeg -i raw.h264 -c copy -bsf:v trace_headers -frames:v 1 \ -f null - 2>&1 | grep -E "pic_width|pic_height|frame_crop" 観察された pic_width_in_mbs_minus1 = 119 (1920 px) pic_height_in_map_units_minus1 = 67 (1088 px) frame_cropping_flag = 1 frame_crop_left_offset = 7 (14 px) <-- 予期しない値 frame_crop_right_offset = 0 frame_crop_top_offset = 0 frame_crop_bottom_offset = 4 (8 px) (予想値:1088~1080) デコード後のサイズは1906x1080です。録画されたクリップで、作物畑を取り除く SPSからの完全な1920x1088画像は連続画像で表示されます 左端の内容を横切るため、画像データは幅と 間違っているのはヘッダーのクロップだけです。 期待される frame_crop_left_offset = 0 となり、1920x1080 (8 の下半分のみ、 パディングを削除して1088にする。作物オフセットは通常左側でゼロです そして、幅がすでに16の倍数になっているとき。 除外したもの - 入力データ: GST_DEBUG=vpuenc:6 は、プラグインが VPU を渡していることを示しています。 1920x1080フレーム("VPU enc 幅: 1920、高さ: 1080、fps: 60")および 出力上限は幅1920、高さ1080です。 - カメラおよびキャプチャドライバー:videotestsrcで再現します 出典(NV12)。同じクロップは実際のカメラでも表示されます。 キャプチャ形式がUYVYかYUY2か、ピクセル形式は マターではありません。 - h264parse / mp4mux: 要素を含まない生のエンコーダー出力 既に収穫済みで、計画段階にある。 - ビットレートと GOP: デフォルト設定と ビットレート=14000、GOPサイズ=30。 ソースレビュー imx-gst1.0-plugin の plugins/vpu/gstvpuenc.c を比較しました4.4.5 および 4.11.1.Hantro パスの違い: 4.11.1 バッファ プールは 平面ごとのストライドアライメントなしの16ピクセル水平アライメント、 そして、nOrigWidth/nOrigHeight をラッパーに渡します。imx-vpuwrapでは 4.11.1、VPU_EncSetPreProcessorDefaults は、左 0 の切り抜きから始まります。 top 0、および VPU_EncSetCommonConfig は origWidth = (Width + 15) & ~15 を設定します。 プラグインやラッパーで、 の左オフセットを設定するものは見つかりませんでした 14のため、H1エンコーダライブラリかカーネルVPUドライバが原因と推測されています。 これはHantro H1 H.264エンコーダーのLF6.18.xにおける既知の問題ですか? それを回避するための解決策や設定はありますか?現在、私たちは以下の方法で対処しています エンコード後にSPSを書き換える。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop こんにちは@dave00dave  この問題は再現可能であることを確認しました。これが既知の問題かどうか、社内チームに確認する必要があります。 よろしくお願いします、 志明
View full article
S32K344はデバッガに接続できません。 S32K344チップ開発ボード上でAUTOSARプロジェクトのデバッグを行っています。プログラムをボードに一度正常に書き込んだ後、デバッガ(J-Link ARM V9)がボードに接続できなくなりました。使用している統合開発環境(IDE)はIAR 9.5です。 S32K344を使ってAUTSARプロジェクトを実行するのは今回が初めてだったので、統合中にいくつか問題が発生しました。AIを使って問題を解決しようと試み、最初はJ-linkを使ってチップに接続し、プログラムをデバッグすることができましたが、メモリ関連の初期化フェーズで処理が停止してしまいました。 その後、さらなる改造と書き込みを行った結果、チップに接続できなくなってしまった。 これは、リンクされたファイルのメモリレイアウト設定の変更が原因である可能性があります。(これはあくまで私の推測です。) ロジックアナライザを使用してリセットピンの信号をテストしたところ、リセットピンは3.8msの周期と80μsの持続時間でローレベルにプルダウンされていることが分かりました。 Jlink.exeを使ってコマンド経由で接続し、チップ全体を消去しようとしましたが、接続に失敗しました(S32K344チップは認識できたのですが)。また、「リセット状態」で接続しようとしましたが、それも失敗しました。 Jflashを使って接続してから領域全体を消去しようとも試みましたが、接続に失敗しました。 チップの消去方法や再接続方法がわからないので、ご教示いただけると幸いです。 ありがとう。 S32K344-WB #J-Link #IAR #S32K3xx 回复: S32K344 无法连接到调试器(The S32K344 cannot connect to the debugger) 以下の方法で接続と消去を試してみてください。他のプラットフォームでも同様の問題が発生したことがあります。電源投入直後、ファームウェアがSWDIO/SWCLK/RESETをGPIOプッシュプル出力ローに設定してしまうため、J-Linkが接続に失敗します。参考までに: 定期的なリセットやデバッグポートの再利用が原因でチップが接続できなくなるという状況が発生した場合、故障したチップを復旧するために「ハードウェア強制リセット+低レベルコマンドライン強制ワイプ」の組み合わせを試してみることをお勧めします。 具体的な操作方法としては、単にボタンを押したり、IDEのグラフィカルインターフェースに頼ったりするのではなく、ピンセットやデュポンワイヤを使ってチップのRESETピンをGNDに物理的に短絡させる(常にローレベルにプルダウンする)ことをお勧めします。これにより、チップ内部のウォッチドッグの周期的なリセットサイクルを完全にブロックし、カーネルがファームウェアコードを実行するのを防ぎ、デバッガにとって完全に安全なハンドシェイクウィンドウを作成できます。このピンをグランドに短絡させた状態で、ボードの電源をオンにし、J-Link Commanderコマンドラインツールを開き、SWDレートを100kHzに下げて、接続コマンドを手動で入力します。カーネルが正常に認識され、正常にハーフされたら、すぐにコマンドラインで`unlock Kinetis`と入力するか、`erase`コマンドを直接実行してチップ全体を消去し、問題のあるファームウェアを完全に削除します。 Re: S32K344 无法连接到调试器(The S32K344 cannot connect to the debugger) こんにちは@ 813270556 上記の返信方法を試してみてください。 お使いのRTDのバージョンは何ですか?セットアッププロセス中に、SWDポートに関する重要な設定を見落としていませんか?古いバージョンでは、SWDポートの設定がデフォルトで行われる場合があります。 ポートピンとして設定してください。
View full article
i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop Full disclose: (clearly) an AI tool wrote this. The issue appears to be a real one, though, and I think the writeup describes the issues well. vpuenc_h264 appears to write a bogus left crop (14 px) into the SPS on i.MX8M Mini SUMMARY On an i.MX8M Mini running NXP release imx-6.18.37-2.1.0 (Yocto wrynose), vpuenc_h264 encodes 1920x1080 input correctly but writes frame_crop_left_offset = 7 into the SPS. Players therefore show 1906x1080 instead of 1920x1080. The same hardware with the L4.14.98 BSP (Yocto sumo) produced SPS headers with no left crop. ENVIRONMENT SoC i.MX8M Mini (Hantro H1 encoder) NXP release imx-6.18.37-2.1.0 (imx-linux-wrynose manifest) Kernel linux-imx 6.18.37 imx-gst1.0-plugin 4.11.1, branch MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpuwrap 4.11.1, branch MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpu-hantro 1.40 GStreamer 1.28.1 Working reference L4.14.98 BSP, imx-gst1.0-plugin 4.4.5 (MM_04.04.05_1902_L4.14.98_GA), same board REPRODUCTION No camera is involved: gst-launch-1.0 -e videotestsrc num-buffers=10 \ ! video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=60/1 \ ! vpuenc_h264 ! video/x-h264,stream-format=byte-stream \ ! filesink location=/tmp/raw.h264 Inspect the SPS (on a host with FFmpeg): ffmpeg -i raw.h264 -c copy -bsf:v trace_headers -frames:v 1 \ -f null - 2>&1 | grep -E "pic_width|pic_height|frame_crop" OBSERVED pic_width_in_mbs_minus1 = 119 (1920 px) pic_height_in_map_units_minus1 = 67 (1088 px) frame_cropping_flag = 1 frame_crop_left_offset = 7 (14 px) <-- unexpected frame_crop_right_offset = 0 frame_crop_top_offset = 0 frame_crop_bottom_offset = 4 (8 px) (expected: 1088 - 1080) Decoded size is 1906x1080. On a recorded clip, removing the crop fields from the SPS shows a complete 1920x1088 picture with continuous image content across the left edge, so the picture data is full width and only the header's crop is wrong. EXPECTED frame_crop_left_offset = 0, giving 1920x1080 (bottom crop of 8 only, to remove the padding to 1088). Crop offsets are normally zero on the left and right when the width is already a multiple of 16. WHAT WE RULED OUT - Input data: GST_DEBUG=vpuenc:6 shows the plugin passing the VPU a 1920x1080 frame ("VPU enc width: 1920, height: 1080, fps: 60") and its output caps are width=1920,height=1080. - Camera and capture driver: reproduces with videotestsrc as the source (NV12). The same crop also appears with the real camera, whether the capture format is UYVY or YUY2, so the pixel format doesn't matter. - h264parse / mp4mux: the raw encoder output, with neither element in the pipeline, already has the crop. - Bitrate and GOP: present with the default settings and with bitrate=14000 gop-size=30. SOURCE REVIEW We compared plugins/vpu/gstvpuenc.c in imx-gst1.0-plugin 4.4.5 and 4.11.1. Differences in the Hantro path: the 4.11.1 buffer pool uses a 16 pixel horizontal alignment without the per-plane stride alignment, and it passes nOrigWidth/nOrigHeight to the wrapper. In imx-vpuwrap 4.11.1, VPU_EncSetPreProcessorDefaults starts with a crop of left 0, top 0, and VPU_EncSetCommonConfig sets origWidth = (Width + 15) & ~15. We found nothing in the plugin or wrapper that sets a left offset of 14, so we suspect the H1 encoder library or the kernel VPU driver. Is this a known issue in LF6.18.x for the Hantro H1 H.264 encoder, and is there a fix or a setting to avoid it? We currently work around it by rewriting the SPS after encoding. i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop Hi @dave00dave  I've confirmed that this issue can be reproduced. I need to check with our internal team to see if this is a known issue. Best Regards, Zhiming
View full article