こんにちは、
私たちは、NXP IW610(Quectel FGA66X、USBバリアント)をベースにしたデバイスを開発し ており、ホストプロセッサはSunplus SP7021でLinuxカーネル5.10を搭載しています。
コード 化されたPHYでのBLEパッシブスキャンがランダムに広告報告の受信を停止 する 問題 が発生しています 。問題は断続的で、スキャンは1時間で停止することもあれば、24時間以上中断せずに動作し続けることがあります。
Quectelが提供するファームウェア/ドライバーパッケージ(18.99.8.p3)と、NXP GitHubで入手可能な新しいバージョン(18.99.8.p136)の両方をテストしました。複数のドライバーパラメータ設定も試しましたが、問題は解決しませんでした。
以下のHCIコマンドを使用して、Coded PHY上でパッシブ拡張スキャンを設定および有効化します。
# LE Set Extended Scan Parameters
hcitool cmd 0x08 0x0041 0x00 0x00 0x04 0x00 0x10 0x00 0x10 0x00
# LE Set Extended Scan Enable
hcitool cmd 0x08 0x0042 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00一定時間経過後、モジュールはHCI経由で受信したBLEアドバタイジングパケットの報告を停止します。hciconfigはモジュールが稼働中であると報告します。
mbt_drvdbg=0xFFも有効にしましたが、スキャンが停止する原因を示すものは何も見つかりませんでした。カーネルログには、明らかなクラッシュ、ファームウェアの障害、またはエラーメッセージは記録されていません。
スキャンは上記の2つのHCIコマンドを再度発行することで復元できます。 Bluetoothモジュールをリセットしたり、再起動したりする必要はありません。スキャンを再度有効にすると、正常に動作するようになりますが、それもまた予測不可能な期間だけです。
そこで質問があります:
これはIW610のファームウェアやBluetoothドライバの既知の問題でしょうか?
Coded PHYにおけるパッシブスキャンに関して、既知の制限事項や特定の構成要件はありますか?
原因を特定するために他に有効化や記録できることはありますか?他に試してみる価値のあるファームウェアやドライバのデバッグオプションはありますか?
定期的にスキャンを無効化・有効化する以外に、既知の回避策はありますか?
何かご提案やアドバイスがあれば、ぜひお聞かせください。
よろしくお願いします。
あなたが見ている症状はIW610で既知の問題クラスのように見えます。コードドPHY拡張スキャン状態機械は静かに停止する一方で、コントローラは依然としてUPを報告します。2つのHCIコマンドを再発行すると必ず復元し、Quectelの18.99.8.p3とNXP p136のファームウェアの両方で同じ現象が起きていることは、ホスト側の問題ではなくファームウェアやドライバのバグを示しています。
以下に、最も効果的な次のステップを示します。
1. **より安全なスキャンパラメータセットを試してください**
現在のコマンドでは、ScanInterval=ScanWindow=0x0010 (10 ms) が使用されており、実質的に Coded PHY 上で連続スキャンが行われています。それでRXスケジューラーが動くことがあります。もう少し穏やかなウィンドウ設定を試してみてください。例:
「`」
hcitool cmd 0x08 0x0041 0x00 0x00 0x04 0x00 0x40 0x00 0x20 0x00
「`」
可能であれば、Phys=0x05 (1M + Coded) もテストして、純粋な Coded PHY の場合にのみストールが発生するかどうかを確認してください。
2. **停止が発生した際に適切なログを取得する**
詳細な動的デバッグを有効にする:
「`」
echo 'ファイル hci_core.c+p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
echo 'ファイル hci_event.c+p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
echo 'ファイル btusb.c+p' > /sys/kernel/debug/usb/btusb/control
echo 'ファイル mbt*.c+p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
「`」
`hcidump -i hci0 -w scan.log` と `btmon -w btmon.log` を並行して実行します。スキャンが停止したら、すぐに以下を確認してください:
- サイレンス前の最後のHCIイベント情報(LE広告セット終了、LEスキャンタイムアウト、ハードウェアエラー、コマンド無効を参照)。
- ホストがまだACL/ISOトラフィックを送信しているかどうか。
- USB URB の状態 (`dmesg | grep -i usb` および `cat /sys/kernel/debug/usb/devices`)。
また、RSSI、温度、USBバス負荷も収集してください。もし停止が温度やバスの混雑と相関している場合は、別の根本原因を示唆しています。
3. **一時的な対策としての監視スクリプト**
復旧とは単にスキャンを再度有効にするだけなので、ユーザー空間にウォッチドッグを配置するのが現状では最も信頼性の高い回避策です。最小限の論理:
```bash
#!/bin/bash
LOG=/tmp/bt_scan_watch.log
真である間;
# 過去30秒以内に広告レポートを受信したかどうかを確認します
if ! hciconfig hci0 leadv 2>/dev/null | grep -q "LE Scan"; then
echo "$(date) - スキャンが停止しました。復旧中です" >> $LOG
hcitool cmd 0x08 0x0042 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1日間眠る
hcitool cmd 0x08 0x0041 0x00 0x00 0x04 0x00 0x40 0x00 0x20 0x00
hcitool cmd 0x08 0x0042 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
フィ
30分眠る
終わり
「`」
これによりコントローラの完全なリセットを避け、USBやファームウェアの状態をデバッグのために保持できます。
4. **NXP/Quectelに提供すべき情報**
公式な修正プログラムが必要な場合は、最小限の再現可能な環境を準備してください。
- 1つのデバイスがCoded PHY拡張アドバタイズメントを継続的に送信する。
- IW610はパッシブ拡張スキャンのみで動作します(接続なし、Wi-Fiトラフィックなし)。
- 停止した瞬間を捉えたhcidump、btmon、dmesg、およびUSBトレースのログ。
ファームウェアのバージョンと正確なHCIコマンドシーケンス。
18.99.8.p3と18.99.8.p136はどちらも同じ動作を示し、スキャン無効化/有効化のペアを再発行することによってのみ復旧できることを述べてください。
5. **追加のファームウェアデバッグオプション**
「mbt_drvdbg=0xFF」を超えて、ドライバがBLEのRXパス用に「drvdbg」マスクを公開しているか確認してください(例:スキャン用に「0x10」、PHYスイッチング用に「0x20」を表示)。モジュールがサポートしている場合、UARTやUSBベンダーコマンドでコントローラ側のログを有効にすることで、ホストHCI層が認識できない内部の状態機械遷移を明らかにできます。
現時点で、NXPはリリースされたファームウェアパッケージ内でIW610の特定のコード化されたPHYスキャンストール修正を公に文書化していません。もし失速前の最後のHCIイベント情報を示すトレースをキャプチャできれば、それがNXPのエンジニアリングチームにとって最も強力な手がかりになります。
こんにちは、 @qpik
私たちにCASEを作ってくれてありがとう。
あなたの説明から判断すると、これは現行バージョンにおける既知の問題であると思われます。
念のため確認のため、再現手順全体を含む関連するbtmonログをご提供いただけますでしょうか。
私が共有できるのは、IW612のような他の製品でも同様の問題が見つかっているということです。この問題については、既に修正済みのファームウェアによる解決策があります。参考までに、NOKおよびOKのログを添付いたします。
ちなみに、修正を含む公式ファームウェアリリースは2026年12月のQ4リリースで提供されます。
参考までに、テストコマンドを以下に示します。
btmon -T -w /tmp/iw612_scan_stall.btsnoop &
bluetoothctl
menu hci
open 0 raw
echo 'cmd 0x2041 "0x00 0x00 0x01 0x00 0x60 0x00 0x60 0x00"' # LE Set Extended Scan Enable: enable, Filter_Duplicates 0x02, # Duration 0x0064 (1 s), Period 0x0001 (1.28 s)
echo 'cmd 0x2042 "0x01 0x02 0x64 0x00 0x01 0x00"'
Observe:
btmon -T | grep '(0x3e)'
BR、
Christine。
ご回答ありがとうございます。
修正プログラムがリリースされるのは嬉しいです。
以下はbtmonとhcidumpのログです。それらは、別のデバイスからの最新のBLE ADVフレームで終わるだけです。最後のフレームから約30分後、スキャンを停止しました。
hcitool cmd 0x08 0x0042 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00しかし、誤ってそのコマンドを実行する前に録画を停止してしまいました。
こんにちは、 @qpik
ご意見ありがとうございます。
しかし、提供されたbtmonログからは、LE拡張広告レポートが停止した形跡は見られませんでした(11:44:00から1:34:13まで継続)。
この共有ログで問題が再現されましたか?
それと、私が共有したログを確認する機会はありましたか?もしあなたが私の共有ログと同じ問題を抱えているのであれば、2026年12月に予定されている修正を含む正式リリースを待つ方が良いと思います。
BR、
Christine。