Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
NXP Cup 2026/27:参赛队伍还能从主办方那里获得 FRDM-MCXN947 和 Pixy 2 吗? 您好, 我们是来自不来梅港应用技术大学(Nordsee Nitro)的一支队伍,正在参加 NXP Cup EMEA 2026/27,我们正在根据 Gitbook 构建 3D 打印的 MCXN947 套件。 Gitbook 上的元器件清单显示,FRDM-MCXN947 板和 Pixy 2 相机可以从组织者处获得。https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/component-list本赛季情况依然如此吗?如果可以,我们该如何申请?我们需要先注册吗?还是通过我们的协调员办理? 我们正准备订购其余零件,不想重复购买这两个零件,所以任何信息都很有帮助。 谢谢, 伊赫蒂沙姆
View full article
NXP Cup 2026/27: can teams still get the FRDM-MCXN947 and Pixy 2 from the organizers? Hi, We’re a team from Hochschule Bremerhaven (Nordsee Nitro) taking part in the NXP Cup EMEA 2026/27, and we’re building the 3D-printed MCXN947 kit from the Gitbook. The component list on the Gitbook says the FRDM-MCXN947 board and the Pixy 2 camera can be received from the organizers. https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/component-list Is that still the case this season? And if so, how do we request them? Do we need to be registered first, or does it go through our coordinator? We’re about to order the rest of the parts and don’t want to buy these two twice, so any info helps. Thanks, Ihtisham
View full article
FRDM-IMXRT1186 Ethernet LEDs not working Hi, I am using the FRDM-IMXRT1186 board (PCB Rev A, SCH Rev A3) with the J56A ETH0 Ethernet interface. Ethernet itself works correctly at 1 Gbps but the two RJ45 LEDs remain off. The PHY is the YT8531SH-CA at address 5. I also tried forcing the PHY LED registers manually, but the LEDs still do not light. I reproduced the same behavior with an official MCUXpresso SDK lwIP HTTP server example: the server and Ethernet work, but the RJ45 LEDs remain off. Is this a known issue with this board revision, or is there any required PHY configuration or hardware workaround for the J56A LEDs? i.MXRT Re: FRDM-IMXRT1186 Ethernet LEDs not working Hi Thank you for the detailed information. Based on the behavior you described, the Ethernet link and data communication are operating correctly, while the LED indication on the J56A interface is not active. Thank you for the detailed feedback. We have noted the reported behavior. Best Regards, Pablo
View full article
[S32K396] eFlexPWMの設定に関する問題 MCU:S32K396 ドライバ:S32K3 RTD 7.0.1 設定ツール:EB tresos Studio 30.0.0 ユースケース:3相モーター制御(FOC)、SM0など。SM2を補完的なA/Bペアとして、20 kHzのセンターアラインドPWM、FAULT0の故障処理 質問1:Pwm(FlexPWM):補完チャネルペアのA出力のみにフォールト設定が可能で、PWMBのフォールトマッピングを設定する方法はありません FlexPWMサブモジュールがチャネルペア=補完的な設定の場合 EB tresos Pwmプラグインは、チャネルエントリ(PWMA)が1つだけ作成され、PWMBは 反転出力として自動生成されます。しかし、故障設定では (FlexPwmFaultChannelSettings: 故障チャネル選択、故障レベル、故障出力 状態など)PWMAチャネルのみを設定可能で、設定は存在しません PWMBのエントリー。障害設定では、SMx_DISMAP0のDIS0Aフィールドのみに書き込みます。 DIS0BとDIS0Xはリセット値を保持し0xF、変更できません。 EB tresosでDIS0B/DIS0Xマッピングを設定するサポートされている方法はありますか? それともこれはPWMプラグインの制限事項/欠陥と考えるべきでしょうか? 質問2:PWM(FlexPWM):中央揃えモード - VAL0/VAL1の一致(中間点/リロードトリガー)からADCトリガーを生成するGUIオプションはありません(SM[x].TCTRL) 3相電流にはセンターアライメント相補PWM(SM0..SM2、20 kHz)を使用しています サンプリング。この構成では、低側伝導窓の中心は カウンターの再ロードポイント、つまりVAL1の一致と一致する。正確にサンプリングする その瞬間、平均位相電流と最大余裕が与えられ、 スイッチングエッジは、ローサイドシャントFOCの標準的なトリガーポイントです。 EB tresos Pwmプラグインでは、チャネルごとの出力トリガー設定のみです 「ライジングエッジ」/「フォーリングエッジ」の選択肢を提供し、これらは VAL2/VAL3のマッチイベント情報。トリガーソースをタイドするオプションはありません VAL0/VAL1のマッチング(OUT_TRIG0/OUT_TRIG1のTCTRL[OUT_TRIG_EN]ビットは VAL0/VAL1)、リロードイベントに紐づくオプションもありません。 このRTDリリースで、ADCトリガーを生成するサポート方法はありますか? VAL0/VAL1のマッチ(またはリロードイベント情報からのセンターアライメントモード)? 質問3:PWM(FlexPWM):EBで設定された障害通知機能がPostBuild構成でNULL_PTRとして生成される EB tresos PwmプラグインのFlexPwmFaultChannelSettingsの中に、 通知関数名を入力できます。期待値として、 生成されたPostBuild構成はコールバックメンバーを埋め、 FlexPwm_Ip_Init()はそれをFlexPwm_Ip_aFaultIrqCallback[]に登録し、 フォルトISR(FlexPwm_Ip_ProcessFaultIrq)はFFLAGが設定されたときにこれを呼び出します。しかしFlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.cはNULL_PTRでフォルトチャネル構成を生成します。 これはPWMプラグインの既知の制限事項ですか、それとも不具合ですか? Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues こんにちは、 Q1 – 補完的なPWMA/PWMBの故障マッピング 補完的なチャネルペアの場合、PWMAのみが設定され、PWMBは設定されたA/B関係に基づいて生成されます。 PWM構成では、FlexPwmChannelFaultSettingsを通じて個別の障害有効化設定を提供します。しかし、補完モードを選択するとPWMBは別の設定可能なチャネルとして利用できなくなり、DIS0Bの故障マッピングをカスタマイズする対応するGUIオプションはありません。 デフォルトのDISMAPリセット設定では、出力に対する障害入力は有効なままになります。したがって、アプリケーションの観点からは、デフォルトの構成でも必要な故障保護が維持されます。 それでも、DIS0B/DIS0Xを補完モードで個別に設定できないのは意図的なものか、また異なる故障マッピングを必要とするアプリケーションに対応した方法があるか、RTDチームに確認してみます。 Q2 – センターアライメントPWMモードでのADCトリガー PWM設定では、トリガーソースとしてPWMX、PWMA、PWMBから選択できるほか、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、または両方のエッジを選択できます。 センターアライメントPWMの場合、VAL1はPWM周期を決定するため、ADCサンプリングポイントを自由に移動させることはできません。 必要なサンプリングポイントに応じて、いくつかの可能性が考えられます。 PWMリロードポイントで正確にサンプリングが必要な場合、FlexPWMリロードパルスはTRGMUXトリガーソースとして直接利用可能で、TRGMUX経由でBCTU/ADCへルーティングできます。 サブモジュールでPWMXおよびそのVAL0/VAL1リソースを用いたローカル同期が不要な場合、PWMXは標準のPWMトリガー構成を通じてADCトリガに設定・使用可能です。 サンプリングポイントをPWMセンターに対して独立に調整する必要がある場合は、FlexPWM IP APIを通じて自由なVALxコンパレータを設定し、出力トリガーとして使用できます。 したがって、最適な解決策は、ADCのサンプリングポイントをPWMのリロードポイントに固定する必要があるか、それともそれに対して独立して調整可能である必要があるかによって異なります。 Q3 – NULL_PTRとして生成された故障通知 Pwmユーザーマニュアルによると、FlexPwmFaultNotificationは故障検出用のユーザーコールバック関数を指定しており、NULLやNULL_PTRとは異なる設定値がコールバック関数名として使用されるべきです。   また、S32 Design Studioの設定ツールを使ってRTD 7.0.1でもテストしました。この場合、設定されたフォールト通知は正しくFlexPwm_Ip_VS_0_PBcfg.cに伝播され、コールバックプロトタイプやFaultNotification[]配列内の対応するエントリも含まれます。   しかし、まだEB Tresos Studio 30.0.0を使って同じ構成を確認できていません。したがって、RTDチームにEB Tresosの生成パスにNULL_PTRが生成される可能性のある既知の違いや制限がないか確認します 。 BR、ペトル Re: [S32K396] eFlexPWM configuration issues ご回答ありがとうございます。RTDチームからの確認をお待ちください。 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues 以下にさらに質問があります。 Q1。この発言について続けておきたいと思います。 「デフォルトのDISMAPリセット構成では、故障入力は出力に対して有効化されたままです。したがって、アプリケーションの観点からは、デフォルトの構成でも必要な故障保護が維持されます。」 これは、4つの障害入力すべてが実際に基板上に配線されている場合にのみ当てはまります。私たちのECUではFAULT0のみがコネクテッドであり(ゲートドライバのST L9908のFS_FLAGを承載しています)。FAULT1..FAULT3は全くルーティングされておらず、これらのパッドは浮動したままポートピンとして設定されておらず、IMCRもルーティングしません。フォールト入力は一定レベルを読み取ります。 DISMAP0 は0xFFFF(すべての故障入力がすべての出力にマッピングされる)にリセットされるため、結果は次のようになります。 --未ルーティングチャネルのFLVL = LOWの場合、一定の低レベルは恒久的な故障と解釈され、出力は永遠に無効化されたままです。 - 未ルーティングチャネルのFLVL = HIGHの場合、これらの故障チャネルは永久に非アクティブですが、A/B/X出力にはマッピングされます。 したがって、「Pwm_Init()」の後に手動でDISMAP0レジスタを更新し、FAULT0のみをDIS0A / DIS0B / DIS0Xにマッピングします。 DIS0A/DIS0B/DIS0XフィールドをGUIで補完モードとして公開できるかどうか(AとBを独立してマッピングできる)、 Q2。 option1(TRGMUXトリガーソースとしてのFlexPWMリロードパルス):TRGMUX_IP_INPUT_PWM0_MST_RELOADが利用可能であることを確認しました。 option2(PWMX for ADC triggering):実はこのThreadを開く前に最初に試した経路です:PWMXの落ち込みエッジをVAL1に合わせたかったのです。しかし、チャネル Pair = COMPLEMENTARYを選択すると、EB tresos Pwmプラグインはそのサブモジュール用のPWMXチャネルコンテナを作成することを一切許可せず、トリガーソースPWMXを選択することはできません。 プラグイン内のこの制限は意図的なものか、またPWMXベースのトリガーは補完モードで使えるものなのか確認していただけますか?もしそれがプラグインの制限によるものであれば、EBプラグインチームにも報告する価値があるでしょう。 詳細なご回答をありがとうございました。 回复: [S32K396] eFlexPWM configuration issues こんにちは、 ご説明と追加テストをありがとうございました。 Q1 – DISMAP構成 その通りです。以前の私の発言、つまりデフォルトのDISMAP設定で十分だという発言は、あまりにも一般的すぎました。 あなたのアプリケーションでは、L9908のFAULT0のみを使う場合、DIS0A/DIS0B/DIS0Xのマッピングを設定し、対応する出力にFAULT0だけが影響するように設定することが適切な構成です。 補完モードにおけるDIS0B/DIS0Xの独立した設定機能の欠如がPWMプラグインの意図的な制限なのか、またこれらの設定が設定ツールで公開される予定があるのかどうかについて、RTDチームに確認します。 Pwm_Init() の後に DISMAP0 を手動で更新することは、レジスタ構成が意図した障害処理と一致している限り、当面の実用的な回避策となります。 Q2 – センターアライメントPWMモードでのADCトリガー PWMXに関しては、同じサブモジュール内での制限は妥当であると思われる。なぜなら、PWMXはVAL0/VAL1を使用しており、これらはローカル同期/リロード構成にも関与しているからである。 あなたのユースCASEでは、実用的な選択肢が2つあります。 - PWMリロードポイントで正確にサンプリングする必要がある場合は、TRGMUXを介してリロードトリガーを直接使用してください。 - 調整可能なサンプリングポイントが必要な場合は、未使用のVALコンパレータ(例えばVAL4/VAL5)を使用し、FlexPWM IP APIを通じてトリガーを設定します。 また、PWMX/VAL0/VAL1リソースを通じてトリガーを生成するために、同期された別の同期されたFlexPWMサブモジュールを使用することも可能ですが、追加のサブモジュール機能が不要であれば、利用可能なVAL4/VAL5コンパレータを使う方が簡単そうです。 これらの選択肢については、RTDチームに確認します。 BR、ペトル
View full article
Card for Payment Hello, guys! I want to develop payment system using NFC and RFID card for on-street parking di my city. The flow is rider tap his card to official parking attendant's handphone with NFC. Then, balance is deducted. I will develop mobile app also using Kotlin (so I can scan NFC with built-in function). Can you recommend which one is the best card to use in this project? Give me a reason! Thank you Re: Card for Payment NXP positions MIFARE DESFire EV3 for secure Smart City applications, including closed-loop e-payment, public transportation, access, loyalty, and other multi-application services.  MIFARE DESFire EV3 | Secure Contactless IC | NXP Semiconductors   DESFire EV3 supports AES-128, mutual authentication, encrypted RF communication, CMAC, per-application keys, Transaction MAC, and other security mechanisms. It also carries Common Criteria EAL5+ certification for hardware and software. Re: Card for Payment Hi sir, thanks for your answer! Can you tell me about the different architect system or flow if we use desfire ev3 and other (classic, ev2, etc)? Such as in implementation or other? Thank you
View full article
FRDM-IMXRT1186 以太网指示灯不亮 您好, 我正在使用 FRDM-IMXRT1186 板(PCB Rev A,SCH Rev A3),带有 J56A ETH0 以太网接口。以太网本身可以正常工作,速度为 1 Gbps,但两个 RJ45 指示灯仍然熄灭。 PHY 芯片为 YT8531SH-CA,地址为 5。我还尝试手动强制设置 PHY LED 寄存器,但 LED 仍然不亮。 我使用官方 MCUXpresso SDK lwIP HTTP 服务器示例重现了同样的情况:服务器和以太网工作正常,但 RJ45 LED 指示灯仍然熄灭。 这是该电路板版本已知的问题吗?或者 J56A LED 是否需要任何 PHY 配置或硬件变通方法? i.MXRT Re: FRDM-IMXRT1186 Ethernet LEDs not working HI 感谢您提供如此详细的信息。根据您描述的情况,以太网链路和数据通信运行正常,但 J56A 接口上的 LED 指示灯未亮起。 感谢您提供的详细反馈。我们已注意到所报告的行为。 此致, 巴勃罗
View full article
S32 Design Studio バージョン v.3.5 ライセンス こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 私のS32 Design Studio バージョン3.5のライセンスは2026年10月19日に期限切れとなりました。ライセンス延長を手伝ってもらえますか? 起動コード:30E0-0F7D-F883-9AFB サポートありがとうございます。 Eclipse IDEの使用と設定
View full article
Clock - power relationship : MIMXRT685 - EVK Hello,  For an application I'm shooting the core clock frequency to max possible, i.e., 297MHz from the default 250 MHz. I wanted to know what implications it causes from the power perspective. Although nothing breaks right now, from the static characteristics from the datasheet, I think I need to make some changes, to avoid future hardfaults. I would really appreciate some guidance here.  Thanks in advance! Shri Re: Clock - power relationship : MIMXRT685 - EVK Hi @shri00 , Thank you so much for your interest in our products and for using our community. For 297 MHz operation on the MIMXRT685-EVK, please check the VDDCORE voltage as well as the clock configuration. The fact that the board currently runs without faults does not necessarily mean that VDDCORE meets the operating requirements for your target frequency and temperature range.   When increasing the clock frequency, first set VDDCORE to the level required for the target frequency, and then switch to the higher frequency.   For the relationship between VDDCORE and clock frequency, please refer to Tables 20 and 21 of the RT600 data sheet. Dual-core microcontroller with 32-bit Cortex®-M33 and Xtensa HiFi4 Audio DSP CPUs Have a nice day. Best Regards May Liu
View full article
GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app プロジェクトのビルド問題 私は https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps のリポジトリを基にTSNデモをセットアップしています。そして、 https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Step-by-Step-Guide-to-Running-the-GenAVB-TSN-Stack-FreeRTOS/ta-p/2390969のステップバイステップガイドに従いました。厳密に。 しかし、プロジェクトをインポートした後、プロジェクトオプションには ram_release ビルド構成のみが表示され、 release_no_enetc0はないため、フラッシュプログラムができません。インポート処理を何度もやり直しましたが、結果は変わりません。 私はNXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0.pdfに従ってプロジェクトをインポートし、対応するセットアップスクリプトも実行しました。どなたか、この問題の原因を教えていただけませんか? Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem @ChandlerY様、 GitHubで8_0ブランチを選択してください。 https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps/tree/8_0 このブランチのREADMEファイルには、サポートされていることが明記されています。 よろしくお願いします、 シェリー Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem こんにちは、シェリーさん。 ご返信ありがとうございます! 手順を全て繰り返しましたが、問題は依然として解決していません。私は最新バージョンのVS Codeと最新のMCUXpressoインストーラーを使用しています。 以下に、私の製作手順を記載します。必要な手順を見落としていないか、手伝ってもらえますか?ありがとう。 1. SDKをインポートする( 8_0_0 と 8_0の両方試しました) 2. パッチスクリプトを実行します(ファイル《NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0》が必要です)。 1)  cd E:\111\genavb_tsn_rtos_apps_800\GenAVB_TSN-rtos-apps\scripts 2) ブートストラップ.bat   そして、それは正常に実行されました。   3.プロジェクトをインポートする 4.プロジェクトで利用できるビルド構成はまだ2つしかありません。 さらに、コマンドラインでプロジェクトのコンパイルやデバイスのフラッシュができ、プログラミング後に通常のログ出力も確認できます。しかし、このワークフローは日常的な開発には十分便利とは言えません。IDE内でワンクリックでコンパイル&フラッシュできる機能と、ビルド構成を選択できる機能があればいいのですが。どうすればこの問題を解決できるか、ぜひ教えていただけますか? お早めにご回答いただけると幸いです。 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem @ChandlerY様、 ご辛抱いただきありがとうございます。 リポジトリから最新のコードを取得し、私の環境でも同様の問題を再現することができました。現時点では、根本原因はまだ不明である。これは、VS Codeの表示設定とツール構成の間に何らかの不整合があることに関係している可能性があります。 一時的な回避策として、 west build コマンドを使用してプロジェクトを作成/ビルドしてください。例えば: west build -p always boards/src/demo_apps/avb_tsn/tsn_app --toolchain armgcc --config release_no_enetc0 -b evkmimxrt1180 -Dcore_id=cm33 私たちはこの問題について引き続き調査を進めていきます。   よろしくお願いいたします。 シェリー Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem @ChandlerY様、 問題の原因を特定しました。これは新しいバージョンのMCUXpresso for VS Codeに関連しているようです。 バージョン26.5.57にロールバックした後、利用可能なビルド構成はすべて正しく確認できます: 下記のスクリーンショットを参照し、バージョン26.5.57にロールバックしてください。拡張機能ビューから:   また、TSNアプリケーションは現在フリースタンディングアプリケーションをサポートしていません。代わりにリポジトリアプリケーションをご利用ください。 よろしくお願いします、 シェリー Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 親愛なるシェリーへ、 ご返信ありがとうございます。さらに、もう一つ問題があります。プロジェクトをインポートする際、ビルドは「 リポジトリアプリケーション 」をアプリタイプとして選択した場合のみ成功します。スタンドアロンアプリケーションか独立アプリケーションのどちらかでビルドすると失敗します。この問題の解決も手伝っていただけませんか?ありがとう。 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem @ChandlerY様、 回避策がうまくいったようで良かったです。 問題点とご要望の両方を社内チームに共有し、さらなる検討を依頼しました。 その間、TSNアプリケーションは主に機能テストと評価を目的としていることにご注意ください。実際の製品開発には、独自のスタンドアロンアプリケーションプロジェクトを作成し、必要なTSN機能を移植することをお勧めします。 よろしくお願いします、 シェリー Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem こんにちは、シェリーさん。 あなたの解決策を試してみました。うまくいきました!どうもありがとう。 VS Code 用の新しいバージョンの mcuxpresso でこの問題を修正する際には、その旨をお知らせください。 リポジトリアプリケーションタイプに限定されているため、プロジェクトの変更や移植には不便です。FUTUREのリリースでスタンドアロンアプリケーションタイプのサポートを導入する予定はありますか?
View full article
GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem I am setting up a TSN demo based on the repository at https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps, and I have followed the step-by-step guide at https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Step-by-Step-Guide-to-Running-the-GenAVB-TSN-Stack-FreeRTOS/ta-p/2390969 strictly. However, after importing the project, only the ram_release build configuration is available in the project options,no release_no_enetc0,so it can not program to flash. I have retry the import process many times, but the outcome stays the same. I imported the project in accordance with NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0.pdf, and also executed the corresponding setup scripts. Could anyone please help figure out what is causing this issue? Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear @ChandlerY , Please make sure to select the 8_0 branch on GitHub: https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps/tree/8_0 The README file for this branch explicitly states that it is supported:  Best Regards, Shelly Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Hi,shelly,    Thanks for your reply! I have repeated the whole process, but the issue still persists. I am using the latest version of VS Code and the latest MCUXpresso installer. My build steps are listed below. Could you please help check if I have missed any required steps? Thank you. 1. Import the SDK(I have tried both 8_0_0 & 8_0) 2.Execute the patch scripts(file《NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0》 required) 1)  cd E:\111\genavb_tsn_rtos_apps_800\GenAVB_TSN-rtos-apps\scripts 2) bootstrap.bat   and it excute successfully.   3.import the project 4.There are still only two build configurations available for the project Additionally, I am able to compile the project and flash the device via the command line, and normal log output can be observed after programing. However, this workflow is not convenient enough for daily development. I would prefer to have the one-click compile-and-flash functionality with selectable build configurations in the IDE. Could you please help how to resolve this? I would appreciate your early response. Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear shelly,       thanks for your reply. In addition, I have another issue. When importing the project, the build can only succeed when Repository application is selected as the App type. Builds with either standalone application or freestanding application will fail. Could you please help resolve this problem as well? Thank you. Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear @ChandlerY , Thank you for your patience. I pulled the latest code from the repository and was able to reproduce the issue on my side. At this moment, the root cause is still unclear. It may be related to some inconsistency between the VS Code display settings and the tool configuration. As a temporary workaround, please use the west build command to create/build the project. For example: west build -p always boards/src/demo_apps/avb_tsn/tsn_app --toolchain armgcc --config release_no_enetc0 -b evkmimxrt1180 -Dcore_id=cm33 We will continue to follow up on this issue.   Best Regards, Shelly Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear @ChandlerY , We have identified the cause of the issue. It appears to be related to the newer version of MCUXpresso for VS Code. After rolling back to version 26.5.57, I can see all the available build configurations correctly: Please refer to the screenshot below and roll back to version 26.5.57 from the Extensions view:   Also, the TSN application currently does not support Freestanding Application. Please use Repository Application instead. Best regards, Shelly Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Hi,shelly,     I have tried your solution,it works! Thanks a lot.     Please tell me when fixing this problem at the newer version of mcuxpresso for vscode.      Limited exclusively to the Repository Application type is inconvenient for project modification and porting. Are there any plans to introduce support for the Standalone Application type in future releases? Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem Dear @ChandlerY , Glad to hear that the workaround works for you. I have shared both the issue and your request with our internal team for further consideration. In the meantime, please note that the TSN application is primarily intended for feature testing and evaluation. For actual product development, we recommend creating your own standalone application project and porting the required TSN functionality to it. Best regards, Shelly
View full article
ホールセンサーベースのモータ制御リファレンスウェアおよびトレーニング・マテリアルの要請 NXPチームの皆様へ 私たちは、24V、3.47Aモーターを用いた空冷システムを開発するお客様と協力しています。 センサーレスFOCベースのモータ制御を用いたデモンストレーションを成功裏に完了しました。顧客は現在、FRDM-MCXA156 EVK(制御カード)とFRDM-MC-LVPMSM(電源カード)を用いてローター位置検出用のホールセンサーを統合したいと考えています。 このハードウェアの組み合わせでホールセンサーベースのモーター制御を実装するための適切なリファレンスファームウェアやアプリケーション例を教えていただけますか? GitHubで公開されているLPC55S36用のホールセンサー搭載BLDCモーターのサンプルコードを確認しました。 しかし、この例に対応するFreeMASTER設定ファイル(.pmpx)を見つけることができませんでした。 以下の点についてご協力いただけますか? FRDM-MCXA156とFRDM-MC-LVPMSMのホールセンサー統合に関するリファレンスファームウェア。 利用可能な場合は、対応するFreeMASTERプロジェクト/設定ファイル(.pmpx)。 既存のセンサーレスFOCプロジェクトにホールセンサーフィードバックを統合するための関連するアプリケーションノート、トレーニング・マテリアル、または実装ガイド(FRDM-MCXA156 EVKに基づくもの。 技術的なご指導やご提案をいただければ大変ありがたく存じます。 よろしくお願いします ダルシャン・J・L WPGインド ボード設計 開発ボード FRDMトレーニング ハンズオン・トレーニング MCXA モータ制御 Re: Request for Hall Sensor-Based Motor Control Reference Firmware and Training Material こんにちは、 @Darshan_J_L さん。 投稿ありがとうございます。 MCUXpresso SDKには複数のモーター制御の例プロジェクトが含まれています。FRDM-MCXA156の詳細については、次のページでご覧いただけます。 MCUXpresso モータ制御用SDK |NXP Semiconductors。   FRDM-MCXA156 + FRDM-MC-LVPMSM の組み合わせのpmsm_enc例はSDK v25.06にあります。センサーレスおよびセンサー付きFOCをサポートし、pmsm_float_enc.pmpx FreeMASTERプロジェクトを含んでいます。ご参照くださいUG10247.pdf 詳細については、こちらをご覧ください。   デモ用の対応するFreeMASTER設定ファイル(.pmpx)については、こちらLPC55S36:an-lpc55s36_mc_bldc_whall/LPC5536_mc_bldc_wHall.pmpx at main · nxp-appcodehub/an-lpc55s36_mc_bldc_whall ·GitHub   お役に立てば幸いです。他に何かご質問がありましたら、お気軽にお知らせください。   BR セレステ    
View full article
How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? I found https://community.nxp.com/t5/S32K/Quadrature-decoder-on-S32K344/m-p/1507580 as well as the application notes on https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 but I'm struggling to pin down how many quadrature encoders I could instantiate. I have an application where, ideally, I would be able to have 4 independent quadrature decoders. Would either the S32K344 or the S32K388 support that? Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? Hello, The S32K3 family does not include a dedicated quadrature decoder peripheral. Instead, the quadrature decoder functionality is implemented using a combination of the LCU, TRGMUX, and eMIOS modules. This is the approach described in the S32K3 Reference Manual and the motor-control example referenced in the community thread. According to the Reference Manual, the incremental encoder example requires two Logic Cells (LC0 and LC1) for a single quadrature decoder implementation. The S32K344 and S32K388 devices provide two LCU instances. However, I have also asked motor control team to provide the feedback. I will update you ASAP. Best regards, Peter Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? Hello, Update: Based on the implementation described in the NXP example, the practical limit is three independent quadrature decoders on both S32K344 and S32K388. This solution consumes: 6 TRGMUX input pins (3 × A/B encoder inputs), 6 eMIOS channels capable of MCB operation (for example eMIOS0 CH1-CH6), 3 Logic Cells (one LCU instance). Therefore, three encoder instances can be implemented directly using the demonstrated architecture. A fourth encoder is not directly supported by the same resource mapping. The main limitation is the availability of suitable eMIOS channels operating in MCB mode together with the required signal routing through TRGMUX and LCU. A possible workaround may exist by using the remaining G-type channel (e.g. CH7) together with an X-channel and routing the LCU output externally through a device pin back into the eMIOS X input. For example, on S32K344, PTB2 can be configured as both LCU1_OUT3 and eMIOS0_CH8_X, effectively creating an external loopback path. However, this approach consumes an additional package pin and is not part of the standard demonstrated solution. As a result, 3 quadrature decoders are straightforwardly achievable, while a 4th decoder would require an alternative routing scheme or custom workaround and should be evaluated against the overall pin and peripheral resource usage. Best regards, Peter Re: How many Quadrature encoder inputs can an S32K44 and an S32K388 support? For my application, I don't really need the eMIOS-based interpretation which counts using the timer - I really only need to have the encoder counts available. Is there any configuration which would support having 8 TRGMUX inputs and 4 LCU cells leading to something which just counts up and down?
View full article
IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 プロファイルとレベルを設定 当社では、カスタムボード上にIMX8mpを搭載し、NXP Yocto Hardknottをベースプラットフォームとして使用しています。 ハードウェアH264エンコーダーであるvpuenc_h264プラグインを使用して、カメラストリームをH264/MP4に圧縮/エンコードしています。 基本的な例としては、次のようなものがあります。 gst-launch-1.0-v videotestsrc num-buffers=100 !video/x-raw、幅=720、高さ=576、フレームレート=25/1 !vpuenc_h264 !video/x-h264,profile=main !h264parse !mp4mux fragment-duration=10 !filesink location=/tmp/Video1.mp4 しかし、vpuenc_h264 は profile= および level= ストリームパラメータを無視するようです。imx-gst1.0-plugin を見てみるとコードには、H264プロファイルを設定する機能がないようです。 GStreamerのパラメータを使用してH264ハードウェアエンコーダのプロファイルを設定する機能はありますか? インターネットで、この設定をVPUのハードウェアレジスタにハードコーディングする必要があることを示唆する情報を見かけたのですが、実際はどうなのでしょうか? 代替案(コミュニティ?)があることに気付いた。gstreamer1.0-plugins-imxこのプラグインはプロファイルとレベルをサポートしているようです。これは、NXP fsl-nxp-bsp-hardknott Yoctoビルドのソフトウェアモジュール/カーネルでは使用できないということでしょうか? Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 裏付けとなるご意見をありがとうございます。 私も同様に、v4l2-ctl -d /dev/video1 --all がこれらのエンコーダーパラメータに関して誤解を招くような表示をしており、変更可能であるかのように誤って示唆し、「high」がデフォルトのプロファイルであるかのように見せかけているのを目にしました。 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level はい、ご指摘ありがとうございます。 NXPの公式ドキュメントは通常入手困難なため、インターネット検索やコードの確認を通して私が収集した情報を他のユーザー向けに以下にまとめました。 H264エンコーディングプロファイルは、vpu_wrapper内でBaselineにハードコーディングされています。例えばこれをMainlineに変更すると(vpu_wrapperを再構築する)、H264ストリームがMainlineとしてマークされます。実際の圧縮率が異なるかどうかは分かりません。 レベルは、ビデオの解像度に基づいてvpu_wrapperによって設定されます。このレベルをH264ストリームにタグ付けする以外に、何か影響があるかどうかは分かりません。どうやら、vpu_wrapperの古いバージョンには、このレベルを誤って設定するバグがあったようです。 ビットレートを指定しない場合、少なくともgstreamerのvpuenc_h264レベルでは、結果として得られるストリームのビットレートは非常に低くなり、したがって非常に低品質になります(少なくとも私たちのビデオストリーム(通常は静止画で、時折動きがある)の場合)。ビットレートを設定しない場合、H264エンコーダーは私が知らない何らかの可変ビットレートアルゴリズムを使用することになります。 NXPへのフィードバック: H264エンコーダーのプロファイル、レベル、ビットレートに関するドキュメントが必要であり、おそらく「i.MX Linuxリファレンスマニュアル」または他の場所に記載されているでしょう。 NXPのgstreamer vpuenc_h264コードは、gst-inspect-1.0でモジュールに関する情報を一覧表示する際に、この点について言及すべきです。なぜなら、多くのエンドユーザーがこのレベルで作業を行うからです。 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level こんにちは、 @TerryBarnaby1 さん。 お元気でお過ごしでしょうか。   関連情報については、下記のスレッドをご覧ください。 https://community.nxp.com/t5/ i-MX-プロセッサ/Encoding-H-264-amp-H-265-using-vpu-wrapper-h/mp/1347610   この情報がお役に立てば幸いです。   ありがとう、よろしく。 ドゥルヴィット・ヴァサヴァダ Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 同様に、デバイスはforce_key_frame ( V4L2_BUF_FLAG_KEYFRAME )が使用可能であると誤って宣伝しているようですが、実際には、私がそれを送信してもVPUによって完全に無視されているようです。 Re: IMX8mp gstreamer vpuenc_h264 set profile and level 関連して、NXPが私たちに嘘をついている別のCASEを見つけました:video_peak_bitrateは完全に無視されているのです!
View full article
需要MBD职业建议 5年前我开始从事汽车软件的基于模型的设计工作,现在我觉得这份工作非常单调,而且在工具方面也没有太多学习机会,你是如何应对这种情况的? 我每月可能参与的工作量可能是:10% 用于 Simulink 建模,50% 用于测试这些模型和报告,其余时间用于手动编写合规性文档。
View full article
故障したimxrt1024ボードを復旧する 1枚の基板が故障してしまい、以下の手順で復旧を試みました。 1. ブートモードをシリアルダウンローダーモードに変更します。 2. UART経由でチップを消去し、その後、正常なブート可能なイメージ(led_blinky)をフラッシュします。 3. ブートモードを再度変更しますが、デバイスは復旧しません。 j-link commanderを使っていますが、この問題が発生しています 「ロードビン」:MCUの暗黙のリセットおよび停止を実行すること。 ResetTarget() 開始 フラッシュ画像の検証でコアは停止しませんでした。フラッシュ設定の誤りを想定します。 ターゲットを手動で停止します。 ResetTarget() 終了 - 329ms かかりました デバイス固有のリセットが実行されました。 AfterResetTarget() 開始 MPUは有効化されていましたが、現在は無効化されています。 AfterResetTarget() 終了 - 2.92ms かかりました ファイル [C:\M7Binaties Prep\Secure Boot extebeded implementation\M7SafetBoot+Combined_SignedPackage.bin] をダウンロードしています... フラッシュメモリのプログラミング中にエラーが発生しました: プログラミングに失敗しました。 さらに、もう一つ気づいた点があります。 1. デバイスをシリアルダウンローダーモードに設定します。 2. LED点滅画像を点滅させる。 3. 画像をシリアルモードのみで読み返す 4. バイナリが正常にフラッシュされているのが確認できます その後、内部起動モードに切り替えました 5. J_Flashで読み返すと、フラッシュ全体の領域が0になります 今どうすればいいのか、なぜ回復できないのか Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは、 @Abhay2080 さん。 より良くサポートするために、以下の詳細を教えていただけますか? 現在、カスタムボードをお使いですか、それとも弊社のEVKをお使いですか? LED点滅のサンプルは、点滅させる前に変更されましたか? この機器で以前にヒューズが焼損したことはありますか? J-Linkのログを見ると、署名付きイメージをフラッシュしようとしているようです。このマザーボードで以前にセキュアブートが有効になっていたことはありますか? 現在、セキュアプロビジョニングツールを使用してイメージの書き込みと一括消去を実行していますか? 「 ターゲットプロセッサとの接続 」機能を使ってデバッガ接続をテストして、結果を教えていただけますか? BR ハビブ Re: Recover bricked imxrt1024 board 1. カスタムボード。 2. LED点滅は変更されていません。私の作業中のプロジェクトでも試してみました。 3. はい、デバイスでHABが有効になっています。SEC_CONFIGとSRK_HASHは融合されています 4. はい、HABは有効になっています。 5. はい、SPTは使用されています。 6. はい、ターゲットに接続できます Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは、 @Abhay2080。 HABが有効であるため、イメージは秘密鍵で署名され、対応する公開鍵をプログラムイメージ内に含めなければなりません。これはリファレンス・マニュアルの第9.2章「概要」に記載されています。参照ハッシュ値とフラッシュでソフトウェアから計算された現在のハッシュ値との比較が一致しない場合、または画像に署名されていない場合、認証が失敗し、RMの第7.3.1章「HABプロセスフロー」に記載されているようにデバイスが起動しません。 LEDの点滅サインを正しいキーで点滅させているか確認していただけますか?また、この画像に署名した手順とHABを有効にした方法を教えていただけますか? また、HABを有効にした直後にエラーが発生したのかも教えてもらえますか? BR ハビブ Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは@Habib_MS  HABが有効になっているので署名済みイメージのみが起動できることは理解していますが、問題は画像をフラッシュできないことです。 また、SPT を使用してフラッシュを消去しているときに、フラッシュ領域全体 4MB を選択しているにもかかわらず、ログに「検出された消去可能なブロック サイズ: 0x1000」と表示されるという観察結果があります。スクリーンショットを添付しましたのでご確認ください。 さらに、署名付きLED点滅イメージも試しましたが、それでもボードは復旧しませんでした。 Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは、 @Abhay2080 さん。 この消去可能ブロックサイズは、最小の消去可能ブロックサイズを定義します。この値は、FCBが利用可能な場合はFCBから、FCBを使用しないメモリの場合はブートメモリ構成から読み取られます。Flash Programmerのセクションで説明したとおりです。SPTはメモリ全域のすべてのセクターを消去するため、4MBのフラッシュ全体が消去されます。 問題がJ-Flashプログラミングアルゴリズムに関連しているかどうか判断するために、認証済み (HAB)イメージの起動 手順を事前に構築された.s19を使用してご確認いただけますか「mimxrt1024evk_iled_blinky_flash.s19」というファイルが正しいキーで署名されているか確認して、結果を教えてください。 BR ハビブ Re: Recover bricked imxrt1024 board こんにちは、 @Habib_MS さん。おっしゃる通り、iled_blink.s19 署名付きイメージを試して、イメージを書き込んでみました。以下は私が実行した手順です イメージを書き込んだのですが、J-flashを使ってバイナリをフラッシュすることができません。
View full article
Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) Hi, I'm validating the external active-tamper loop on the i.MX8DXL EVK (MCIMX8DXL-WEVK) via U-Boot. From the board schematic, I've confirmed J20 (TAMPER header, 1x3) is wired as: - Pin 1 = TAMPER_IN4 (net SNVS.TAMPER_IN4, ball AJ13) - Pin 2 = GND - Pin 3 = TAMPER_OUT0 (net SNVS.TAMPER_OUT0, ball AP22) These are dedicated SNVS pins, not shared with SAI2/SAI3 like TAMPER_OUT1-4/IN0-3. Available U-Boot commands: tamper_pin_cfg, snvs_cfg (with sub-registers hp.lock, hp.secvio_intcfg, hp.secvio_ctl, lp.lock, lp.secvio_ctl, lp.tamper_filt_cfg, lp.tamper_det_cfg, lp.tamper_det_cfg2, lp.tamper_filt1_cfg, lp.tamper_filt2_cfg, lp.act_tamper1_cfg through lp.act_tamper5_cfg, lp.act_tamper_ctl, lp.act_tamper_clk_ctl, lp.act_tamper_routing_ctl1, lp.act_tamper_routing_ctl2), snvs_sec_status, snvs_clear_status. Since TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 form an active tamper pair, my questions: 1. Which lp.act_tamperN_cfg channel (1-5) corresponds to TAMPER_OUT0? 2. What values for lp.act_tamper_routing_ctl1/routing_ctl2 route TAMPER_OUT0's pattern to be checked against TAMPER_IN4? 3. What value for lp.act_tamper_clk_ctl enables the pattern clock for this channel? 4. What value for lp.act_tamper_ctl globally enables active tamper detection for this channel? Goal: closing a jumper across J20 pins 1-3 should read as secure in snvs_sec_status, and opening it should trigger a violation. I've attempted several values on hardware (routing 4, 5, 10; various clock/detector settings) — all were either rejected by the SECO firmware (error res:9 / SC_ERR_PARM) or accepted with no observable change in snvs_sec_status's SNVS a4(1) (LPTDSR) register when physically toggling the loop. Is there a reference test procedure or app note for external active tamper validation on i.MX8DXL? Thanks! Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) Hello, 1. lp.act_tamper1_cfg drives TAMPER_OUT0. 2. The i.MX8DXL SNVS has 5 Active Tamper (AT) output sources and up to 8 External Tamper (ET) input detectors. Please use this configuration: lp.act_tamper_routing_ctl1 = 0x00010000 # ET5 (TAMPER_IN4) to AT1 (TAMPER_OUT0) lp.act_tamper_routing_ctl2 = 0x00000000 # ET6-ET8 not used 3. That value changes the clock divider, use 0x00 for maximum frequency configuration. lp.act_tamper_clk_ctl = 0x00000000 4. Use lp.act_tamper_ctl = 0x00010001: Bit 0: AT1EN enable AT1 LFSR pattern generator Bit 16: AT1_OUT_EN drive TAMPER_OUT0 pad with AT1 pattern There is no application note available for this processor but you can use this from an i.MX7 that can be used as reference: /* Config ET5 (pin in et4) <-> (pin out et5) AT 1 * /* reset */ write32(0, &svregs->lp.act_tamper_clk_ctl); write32(0, &svregs->lp.act_tamper_ctl); write32(0, &svregs->lp.tamper_det_cfg); write32(0, &svregs->lp.tamper_det_cfg2) /* Deault value for LFSR */ write32(0x84000000 | 0x00001111, &svregs->lp.act_tamper1_cfg) /* Set the clock at max freq */ write32(0x00000000, &svregs->lp.act_tamper_clk_ctl); /* ET5 (pin et4) takes ref from AT1 (pin et5) */ write32(0x00010000, &svregs->lp.act_tamper_routing_ctl1); write32(0x0, &svregs->lp.act_tamper_routing_ctl2) /* activate out pad of AT1 and enable it, AT1 output on pin et5 */ write32(0x00010000 | 0x00000001, &svregs->lp.act_tamper_ctl) /* Configuring IRQs and secviols */ write32(0x8000003f, &svregs->hp.secvio_intcfg); write32(0x4000003f, &svregs->hp.secvio_ctl); write32(0x0000003f, &svregs->lp.secvio_ctl) /* Activating detector for ET5 */ write32(0x00000000, &svregs->lp.tamper_det_cfg); write32(0x00000004, &svregs->lp.tamper_det_cfg2); Best regards. Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) Thank you for the configuration. I applied it exactly on a fresh power cycle: snvs_dgo_cfg 0 0 20000000 0 80000000 0 snvs_cfg 0 8000003f 4000003f 0 3f 0 0 4 0 0 84001111 0 0 0 0 10001 0 10000 0 Readback matches your values: SNVS e8(2) = 00010000 00000000, SNVS 48(2) = 00000000 00000004, SNVS e0 = 00010001, DGO 20 = 20000000, DGO 40 = 80000000. Result: LPTDSR (SNVS a4) = 00000004 (ET5D set). It reads 00000004 both with no jumper and with an insulated jumper connected between J20 pin 1 (TAMPER_IN4) and pin 3 (TAMPER_OUT0). It also stays 00000004 after snvs_clear_status 107ff ff. So detection asserts with the loop open, but I never get a clean 00000000 state with the loop closed. Questions: 1. Does the TAMPER_OUT0 / TAMPER_IN4 loop on this EVK need a pad or pull setting (for example DGO tamper_pull_ctl), or a different act_tamper_clk_ctl value, for a wired-jumper loop? 2. Is snvs_clear_status expected to clear LPTDSR while the tamper condition is still present? 3. Is any other setting needed for the loop to be seen as closed? Thanks again. Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) Following up on our last update on this case (Project: Cryptographic Module). We have reviewed the setup with our team lead. We verified the hardware (J20 pin mapping from schematic SCH-54318, jumper loop between pin 1 and pin 3) and the SNVS configuration (register readback matches the values you gave). We also followed the sequence you shared, which is based on the i.MX7 reference. The result is unchanged: - Active configuration: LPTDSR (SNVS a4) = 0x00000004 (ET5D) and it does not clear, with or without the jumper. - Passive ET5 tests: a4 does not change with the pin level. We would appreciate your help with three points: 1. Could you please answer the questions in our previous update (passive ET5 enable and polarity settings, DGO settings, and how to confirm that AT1 is toggling)? 2. Could you please share the i.MX 8DXL Security Reference Manual (at least the SNVS tamper chapters), or tell us the process to get access, including any NDA requirement? 3. Do you have a sample U-Boot command sequence that has been verified on the i.MX8DXL EVK? Thank you for your support. Re: Correct snvs_cfg values for TAMPER_OUT0/TAMPER_IN4 active tamper loop on i.MX8DXL EVK (J20) Hello,  Please refer to the attached validated tamper test procedure on i.MX8DXL board and the corresponding active/passive tamper logs. You can also refer to the uboot source code for examples of how the SNVS registers are configured for active and passive tamper.  https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf_v2026.04/arch/arm/mach-imx/imx8/snvs_security_sc_conf_8dxl_evk.h Please note that the TAMPER_IN4 is mapped to ET7 rather than ET5. When using TAMPER_IN4  for passive/active tamper tests,  ET7 detections need to be enabled accordingly. I don't expect the SECO/SCFW version to have a big impact, please try the provided configuration and test steps and see if it works for you. Regarding how to get access to security reference manual, please request it on the next link. Best regards.
View full article
Mbd Career Advice needed I started my career on Model Based Design of Automotive software 5 years ago and now I feel that its very monotonous and not much learning on the tools side, how have you tackled this situation? The quantum of work that I might be involved in a monthly basis might be 10% on simulink modelling , 50% on testing these models and reporting and the rest on manual compliance docs.
View full article
GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app 项目版本问题 我正在基于https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps上的代码库搭建一个 TSN 演示程序。我已按照https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Step-by-Step-Guide-to-Running-the-GenAVB-TSN-Stack-FreeRTOS/ta-p/2390969上的分步指南进行操作。严格来说。 但是,导入项目后,项目选项中只有ram_release版本配置可用,没有release_no_enetc0 ,因此无法编程到闪存中。我多次尝试导入过程,但结果始终相同。 我按照NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0.pdf导入了项目,并执行了相应的设置脚本。请问有人能帮忙找出这个问题的原因吗? Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 亲爱的@ChandlerY , 请务必在 GitHub 上选择8_0分支: https://github.com/NXP/GenAVB_TSN-rtos-apps/tree/8_0 该分支的 README 文件明确指出它受支持: 此致, 雪莉 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 嗨,雪莉, 谢谢你的回复! 我已经重复了整个过程,但问题仍然存在。我使用的是最新版本的 VS Code 和最新版本的 MCUXpresso 安装程序。 我的组装步骤如下。请问您能否帮忙检查一下我是否漏掉了任何必要的步骤?谢谢。 1. 导入 SDK (我尝试过8_0_0和8_0两种版本) 2.执行补丁脚本(需要文件《NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_8_0_rev0》) 1) cd E:\111\genavb_tsn_rtos_apps_800\GenAVB_TSN-rtos-apps\scripts 2)bootstrap.bat   执行成功。   3.导入项目 4.目前该项目仍然只有两种版本配置可用。 此外,我可以通过命令行编译项目并烧录设备,编程后可以观察到正常的日志输出。然而,这种工作流程对于日常开发来说不够方便。我希望 IDE 中能提供一键编译和烧录功能,并可选择版本配置。请问如何解决这个问题? 期待您的尽快回复。 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 亲爱的@ChandlerY , 我们已经查明了问题的原因。这似乎与 VS Code 的 MCUXpresso 新版本有关。 回滚到 26.5.57 版本后,我可以正确看到所有可用的版本配置: 请参考以下屏幕截图,并将版本回滚到 26.5.57。从“扩展”视图中:   此外,TSN应用程序目前不支持独立应用程序。请改用存储库应用程序。 此致, 雪莉 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 亲爱的@ChandlerY , 感谢您的耐心等待。 我从代码库中拉取了最新代码,并在我这边重现了该问题。目前,根本原因尚不清楚。这可能与 VS Code 显示设置和工具配置之间存在某些不一致有关。 作为临时解决方案,请使用 west build 命令创建/构建项目。例如: west build -p always boards/src/demo_apps/avb_tsn/tsn_app --toolchain armgcc --config release_no_enetc0 -b evkmimxrt1180 -Dcore_id=cm33 我们将继续跟进此事。   顺祝商祺! 雪莉 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 亲爱的雪莉, 谢谢你的回复。此外,我还有另一个问题。导入项目时,只有选择“存储库应用程序”作为应用程序类型,版本才能成功。使用独立组网 \(SA\)应用程序或独立应用构建的版本都会失败。您能否也帮忙解决这个问题?谢谢。 Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 嗨,雪莉, 我试过你的方法,有效!多谢。 请在更新版本的mcuxpresso for vscode中修复此问题后告知我。 仅限于存储库应用程序类型对于项目修改和移植来说很不方便。未来版本是否有计划引入对独立组网 \(SA\)应用程序类型的支持? Re: GenAVB_TSN-rtos-apps RT1180 tsn_app project build problem 亲爱的@ChandlerY , 很高兴听到这个方法对你有效。 我已经将这个问题和您的请求反馈给了我们的内部团队,供他们进一步考虑。 同时请注意,TSN 应用程序主要用于功能测试和评估。对于实际的产品开发,我们建议创建您自己的独立组网 (SA)应用程序项目,并将所需的 TSN 功能移植到该项目中。 此致, 雪莉
View full article
クロックと電源の関係:MIMXRT685 - EVK こんにちは、 アプリケーションでは、コアクロック周波数を可能な限り最大、つまりデフォルトの250MHzから297MHzまで上げています。権力という観点から見て、それがどのような影響をもたらすのかを知りたかった。今は何も壊れていませんが、データシートの静的な特性から判断すると、FUTUREのハードフォールトを避けるためにいくつか変更が必要だと思います。ぜひアドバイスをいただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします! シュリ Re: Clock - power relationship : MIMXRT685 - EVK こんにちは、 @shri00 さん。 私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。 MIMXRT685-EVKで297MHz動作を行う場合は、VDDCORE電圧とクロック構成を確認してください。基板が現在故障なく動作しているという事実は、必ずしもVDDCOREが目標とする周波数および温度範囲の動作要件を満たしていることを意味するものではありません。   クロック周波数を上げる際は、まずVDDCOREを目標周波数に必要なレベルに設定し、その後より高い周波数に切り替えます。   VDDCOREとクロック周波数の関係については、RT600データシートの表20および表21を参照してください。 32ビットCortex-M33®およびXtensa HiFi4オーディオDSP CPUを搭載したデュアルコアマイクロコントローラ 良い1日を。 よろしくお願いいたします。 メイ・リウ
View full article
请求提供基于霍尔传感器的电机控制参考固件和培训资料 尊敬的恩智浦团队: 我们正在与一位客户合作开发一种使用 24V、3.47A 电机的空气冷却系统。 我们已经成功完成了基于无传感器FOC电机控制的演示。客户现在希望使用 FRDM-MCXA156 EVK(控制卡)和 FRDM-MC-LVPMSM(电源卡)集成霍尔传感器进行转子位置检测。 能否推荐一个合适的参考固件或应用示例,用于在该硬件组合上实现基于霍尔传感器的电机控制? 我查看了GitHub上提供的LPC55S36霍尔传感器BLDC示例。 但是,我找不到此示例对应的 FreeMASTER 配置文件(.pmpx)。 请问您能否帮我们解决以下问题? FRDM-MC-LVPMSM 上霍尔传感器集成的 FRDM-MCXA156 参考固件。 相应的 FreeMASTER 项目/配置文件(.pmpx)(如有)。 基于 FRDM-MCXA156 EVK,将霍尔传感器反馈集成到现有无传感器 FOC 项目中的相关应用笔记、培训材料或实施指南。 非常感谢您的技术指导和建议。 此致 达尔尚·J·L WPG印度 电路板设计 开发板 FRDM 培训 动手实践培训 MCXA 电机控制 Re: Request for Hall Sensor-Based Motor Control Reference Firmware and Training Material 你好@Darshan_J_L , 感谢您的帖子。 MCUXpresso SDK 包含多个电机控制示例项目。您可以在下一页找到有关 FRDM-MCXA156 的更多信息。 MCUXpresso 电机控制 SDK | NXP 半导体。   FRDM-MCXA156 + FRDM-MC-LVPMSM 组合的 pmsm_enc 示例位于 SDK v25.06 中。它支持无传感器和有传感器的 FOC,并包含 pmsm_float_enc.pmpx FreeMASTER 项目。您可以参考UG10247.pdf 文件。更多详情请见下文。   关于 LPC55S36 演示对应的 FreeMASTER 配置文件 (.pmpx),您可以在这里找到: an-lpc55s36_mc_bldc_whall/LPC5536_mc_bldc_wHall.pmpx at main · nxp-appcodehub/an-lpc55s36_mc_bldc_whall · GitHub   希望对您有所帮助。如果您还有其他问题,请告诉我。   BR 塞莱斯特    
View full article