Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
HSE 安装后 S32K328 的使用和编程问题 尊敬的恩智浦工程师们: 我们目前正在开发基于 S32K328 的汽车 ECU,计划利用 HSE(硬件安全引擎)为 SecOC(安全车载通信)保护提供 AES-CMAC 服务。 在当前的开发阶段,我们已经成功安装了 HSE 固件,并使用调试器在我们的原型机上验证了 CMAC 功能。我们正在使用 S32K358 HSE 固件版本 0.2.40.0 RTM,处于“FULL_MEM”模式。 由于原型数量较少,我们的软件工程师一直手动执行安装工作——加载固件、发出命令、RESET设备并验证结果。然而,对于大规模生产而言,这些步骤必须通过生产工具实现自动化。我们希望明确恩智浦推荐的生产流程,以明确我们的客户、制造工厂和合同制造商(EMS)之间的责任。 具体来说,我们有以下几个问题: 1.HSE固件通常在生产过程的哪个阶段安装? 通常是在初始软件刷写阶段还是网络安全初始化阶段执行?对于引导加载程序的安装、应用程序软件的安装、生产密钥的注入、设备生命周期的推进以及调试接口的限制,是否存在任何特定的顺序限制? 2. 通常由哪个实体负责此过程? 根据 NXP 推荐的大规模生产工作流程,这项任务通常是由 ECU 制造商(一级供应商)还是其 EMS 合作伙伴来完成的?NXP 是否为 S32K328 提供预装 HSE 固件或授权预刷固件的选项?如果是这样,我们如何验证交付的固件版本、模式和网络安全配置状态? 3. S32K328 是否有大规模生产 HSE 安装的官方示例或用户指南? 我们的目标是实现整个过程的自动化——识别当前状态、设置 UTEST 标志、下载固件映像、执行重置以及验证 HSE 状态和版本——以便生产测试系统能够自动确定结果,而无需人工干预(例如使用 IDE 或修改监视变量)。 4. 如何构建大规模生产的加密算法的功能验证? 我们了解到,某些 CMAC 演示程序可能会格式化密钥目录。在工厂测试期间(生产密钥注入之后),如何在不损害现有密钥目录或密钥本身的情况下验证算法功能?推荐的方法是什么?应该如何创建编程文件(图像)?是否有相关文件或既定流程可供参考? 我们想澄清以下操作的生产阶段和先决条件:HSE 固件安装、密钥目录和生产密钥配置,以及设备生命周期状态和调试权限的设置。 请提供相关的参考资料、示例项目或文档的具体章节?谢谢。 Re: Usage and Programming Issues with S32K328 After HSE Installation 嗨@adalovelace HSE 安装和配置可以通过多种不同的方式集成到生产过程中,客户通常对编程、关键配置、网络安全配置和制造责任有自己的要求。 因此,没有一种生产流程能够适用于所有项目。下面的流程图旨在提供一个关于该过程通常如何结构以及应该考虑哪些依赖关系的总体概念,而不是定义必须遵循的确切顺序。 1. HSE 固件通常在设备初始编程期间安装。生产工具可以将加密的 HSE 固件映像与引导加载程序和应用程序映像一起编程。RESET 后,SBAF 会对 HSE 固件进行验证,并将其安装到安全闪存区域。 最近我写了一篇详细的说明,介绍如何修改项目以通过 IVT 方法安装固件: https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 然后您可以验证 HSE 初始化是否成功完成,并读取 HSE 状态。 通过 IVT 进行安装通常是最方便的方法。但还有默认位置安装方法和通过 MU 方法安装。所有方法均在 HSE-B 固件参考手册中进行了描述。此外,还有一份应用笔记“S32K3xx 的 HSE 固件安装 [AN744810]”,可在“文档”->“安全文件”中找到: https://www.nxp.com/products/S32K3 典型的序列如下: - 对 IVT、加密的 HSE 固件映像、引导加载程序和应用程序进行编程。 - RESET设备并等待 HSE 初始化完成。 - 核实 HSE 安装情况、固件版本和相关状态寄存器 - 根据最终项目配置格式化应用程序密钥目录。 - 配置或生成所需的生产密钥。 - 配置安全启动、调试授权和其他网络安全属性。 - 执行必要的功能测试和生产测试。 - 只有在网络安全配置成功验证后,才能推进设备生命周期。 大多数开发和生产准备工作都应该在 CUST_DEL 中进行。应在配置过程接近尾声时安排向 OEM_PROD 和随后的 IN_FIELD 过渡,因为这些过渡会限制密钥管理和调试功能。 2. 该流程可由一级供应商或 EMS 合作伙伴执行。NXP并未规定必须由哪家公司实际执行该操作。一级供应商通常定义并拥有: 所需的 HSE 固件版本和内存配置 关键目录布局 生产密钥层级和配置方法 安全启动配置 生命周期过渡政策 调试访问策略 生产验收标准 EMS 可以使用经批准的生产脚本或编程包来执行这些步骤。但是,不应该以普通明文编程数据的形式提供秘密生产密钥。如果在不受信任的制造环境中执行配置,则必须使用适当的安全配置方法。 在半导体制造过程中,HSE固件并未安装在设备中。我们不提供工厂编程服务。 可以通过读取 HSE 固件版本属性来检查已安装的版本。 3. 请参考上面提到的帖子。 https://community.nxp.com/t5/S32K/HSE-Firmware-install-in-S32k322-microcontroller/m-p/2416136/highlight/true#M61185 所有步骤都可以自动化。 4. HSE DemoExamples( https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=S32K3_HSE_DemoExamples )提供了固件安装、密钥目录格式化、密钥导入、加密服务、安全启动、生命周期管理和调试授权的示例。《HSE固件参考手册》和《HSE服务API参考手册》描述了实施自动化生产工具所需的安装步骤、服务描述符、属性、返回代码和状态信息。 为了确保安全启动,我们提供以下应用笔记: https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13465 这是安全启动应用笔记 v0.1.1.0 的更新版本。(AN744511)于 2021 年发布,可从以下网址下载: https://www.nxp.com/products/S32K3 应用笔记请点击此处查看: 文档 > 安全文件 > 安全启动应用笔记 v0.1.1.0(AN744511) 相关演示项目可在此处下载: 设计资源 > 软件 > 安全文件 > SecureBootAppNoteDemo (SW745310) 该软件未更新,如果您感兴趣,请使用上述SW745310。 上述 HSE 演示示例中可以找到其他安全启动示例。三种模式——高级安全启动、基本安全启动和 SHE 安全启动——都有相应的示例。 关于验证——这取决于您具体需要验证什么。HSE 固件 – 您可以通过读取属性服务 (hseAttrFwVersion_t) 读取版本,并且您可以在 MU_0 的 FSR 和 GSR 寄存器以及 0x4039C028 的 HSE GPR 寄存器中读取 HSE 的状态(所有这些寄存器都在 HSE-B 固件参考手册中进行了描述)。 要验证密钥:您可以使用 HSE_SRV_ID_GET_KEY_INFO 服务获取密钥信息(密钥标志,而不是密钥值本身)。有些密钥可以以明文或加密的形式导出(公开)。验证密钥的另一种方法是已知答案测试。例如,可以通过向 CMAC 服务提交定义的消息,并将生成的 MAC 与预先计算的期望值进行比较来执行此操作。 此致, Lukas
View full article
How to disable data cache of mpc5775k for data exchange between cores? Dear sir:     I am debugging a program for mpc5775k based on the example of "Example_MPC5775K-Semaphores-S32DS". The core0 will write data to the sharestruct located at 0x40000000., core 1 will read out data from the sharestruct. The issue is that the data read out by core 1 never change, I think which is from cache, not updated . The core 1 's startup.s file is copied from the example,which have DISABLE_CACHE part. The core 0's startup file is the one that auto generated by S32DS. If use the same file as core 1, the program stalk. I donot know the reason. My question is that how to disable the data cache , so when core 0 write data ,and core 1 process the data and transfer the data on time ? Thanks & regards. Re: How to disable data cache of mpc5775k for data exchange between cores? Based on your description, the issue may be caused by the shared memory being cacheable. The original Example_MPC5775K-Semaphores-S32DS disables I-cache and D-cache on both cores because the shared memory must not be cached. It also defines a dedicated shared-memory section in the linker file and protects access using SEMA42. As a first check, please verify that the shared region containing sharestruct is configured as cache-inhibited on both cores. Disabling the complete data cache is possible, but configuring only the shared region as cache-inhibited is normally preferable because globally disabling the cache affects performance. Also verify that sharestruct is declared volatile and that both cores use the same address and compatible linker definitions. The startup file from the example should not be copied independently, as it may rely on other initialization and linker settings from that example. Please provide the Core 0 and Core 1 startup files, linker files, S32 Design Studio version, and the instruction where execution stops after replacing the Core 0 startup file. Main changes: I focused the answer on the likely root cause, cache configuration on both cores, while avoiding the unsupported assumption that cache is definitely responsible. I also requested the minimum project details needed to analyze the startup hang. Re: How to disable data cache of mpc5775k for data exchange between cores?   The issue solved by replace the startup.s  of core1 in the example with the auto generated startup.s file ,and recompile the project, the program seem to work fine. core 0 write to shared ram, and core 1 read out correctly.
View full article
Kernel Panic When Enabling LPUART3 and CAN1 on Custom i.MX95 SOM Hi, We are working on a custom NXP i.MX95 SOM and are trying to configure LPUART3 for RS485 communication. However, when we enable LPUART3 in the Device Tree with the appropriate pinmux configuration, we encounter a kernel panic. We are observing a similar issue when configuring the CAN1 pins. During our investigation, we identified that these peripherals and pins are currently assigned to the M7 core through the imx-sm-manager configuration. We modified the mx95evk.cfg file to remove the M7 ownership and grant access permissions to the A55 cores. However, the kernel panic persists even after these changes. Could you please help us understand whether any additional resource ownership, access permissions, or configuration changes are required to enable LPUART3 and CAN1 on the A55 side? I will share the log files and cfg file for your reference. We would appreciate your guidance in identifying and resolving this issue. Re: Kernel Panic When Enabling LPUART3 and CAN1 on Custom i.MX95 SOM Hi @Govind1807  Your modifications to the mx95evk.cfg file are correct. Please ensure that your DTS file is configured correctly. B.R
View full article
i.MX8M Mini H.264 意外裁剪 坦白说:(很明显)这是人工智能工具编写的。这个问题似乎确实存在,而且我认为这篇文章对这些问题描述得很好。 vpuenc_h264 似乎在 i.MX8M Mini 的 SPS 中写入了一个错误的左侧裁剪区域(14 像素)。 概括 在运行 NXP 版本 imx-6.18.37-2.1.0 的 i.MX8M Mini 上(Yocto wrynose),vpuenc_h264 可以正确编码 1920x1080 输入,但写入 frame_crop_left_offset = 7 进入 SPS。因此,球员们表现出 分辨率为 1906x1080 而不是 1920x1080。使用相同的硬件和 L4.14.98 电路板支持包。 (Yocto sumo)生产出没有左侧作物的SPS收割台。 环境 SoC i.MX8M Mini(Hantro H1编码器) NXP 版本 imx-6.18.37-2.1.0(imx-linux-wrynose 清单) 内核 linux-imx 6.18.37 imx-gst1.0 插件4.11.1,分支 MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpuwrap 4.11.1,分支 MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpu-hantro 1.40 GStreamer 1.28.1 工作参考 L4.14.98 BSP,imx-gst1.0-plugin4.4.5 (MM_04.04.05_1902_L4.14.98_GA),同一块板 生殖 过程中没有使用摄像头: gst-launch-1.0-e videotestsrc num-buffers=10 \ !video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=60/1 \ !vpuenc_h264!video/x-h264,stream-format=byte-stream \ !文件接收器位置=/tmp/raw.h264 检查 SPS(在安装了 FFmpeg 的主机上): ffmpeg -i raw.h264 -c copy -bsf:v trace_headers -frames:v 1 \ -f null - 2>&1 | grep -E "pic_width|pic_height|frame_crop" 观察到 pic_width_in_mbs_minus1 = 119 (1920 像素) pic_height_in_map_units_minus1 = 67 (1088 像素) frame_cropping_flag = 1 frame_crop_left_offset = 7 (14 px) <-- 意外情况 frame_crop_right_offset = 0 frame_crop_top_offset = 0 frame_crop_bottom_offset = 4 (8 像素) (预期值:1088 - 1080) 解码后的尺寸为 1906x1080。一段录像显示,农田被移除。 SPS 显示的是一张完整的 1920x1088 像素的连续图像。 左侧边缘的内容,因此图片数据占据了整个宽度,并且 只有标题的裁剪有问题。 预期的 frame_crop_left_offset = 0,得到 1920x1080(仅裁剪底部 8 个部分)。 移除填充至 1088)。左侧的裁剪偏移量通常为零。 恰好在宽度已经是 16 的倍数的时候。 我们排除了哪些选项 - 输入数据:GST_DEBUG=vpuenc:6 显示插件正在传递 VPU a 1920x1080帧(“VPU编码宽度:1920,高度:1080,帧率:60”) 它的输出尺寸为宽度=1920,高度=1080。 - 摄像头和捕获驱动程序:使用 videotestsrc 作为测试源时会重现此问题 来源(NV12)。同样的裁剪方式在实际相机拍摄中也会出现。 无论捕获格式是 UYVY 还是 YUY2,也就是像素格式 没关系。 - h264parse / mp4mux:原始编码器输出,不包含任何元素 正在筹备中,作物已经成熟。 - 比特率和 GOP:默认设置下存在,并且 比特率=14000 gop-size=30。 资料审查 我们比较了 imx-gst1.0-plugin 中的 plugins/vpu/gstvpuenc.c 文件。4.4.5 和 4.11.1.Hantro 路径的差异:4.11.1 缓冲池使用 16像素水平对齐,不进行逐平面步长对齐, 并将 nOrigWidth/nOrigHeight 传递给包装器。在 imx-vpuwrap 中 4.11.1,VPU_EncSetPreProcessorDefaults 以左侧 0 的裁剪开始, top 0,并且 VPU_EncSetCommonConfig 设置 origWidth = (Width + 15) & ~15。 我们在插件或封装器中没有找到任何设置左偏移量的地方。 14,因此我们怀疑是 H1 编码器库或内核 VPU 驱动程序的问题。 这是LF6.18.x版本中Hantro H1 H.264编码器的已知问题吗? 是否有解决方法或设置可以避免这种情况?我们目前通过以下方式来解决这个问题: 编码后重写SPS。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop 嗨@dave00dave 我已经确认这个问题可以重现。我需要向我们内部团队确认一下这是否是已知问题。 此致, 志明
View full article
EB code failed activate code for license Hello, I’m trying to activate EB tresos Studio 27.1.0 using the activation code available in my NXP Software Account, valid until December 31, 2026. However, the activation fails with the following error: ERROR: flxActAppActivationSend (50040, 41147, 10248) The quantity specified exceeds maximum quantity allowed (0). Could you please check whether the license pool is depleted and provide an updated activation code? Thank you! Re: EB code failed activate code for license Hi  @Cip  Sorry for the inconvenience we bring you! I have reported this issue to the relevant team; please wait for them to update the activation code on the webpage. By the way, NXP provides free evaluation license for EB Tresos. Production license needs to be ordered from Elektrobit. Best Regards, Robin Re: EB code failed activate code for license Activation code was updated. Thank you!
View full article
i.MX 95 with PF0900 + third-party VDD_SOC/VDD_ARM regulators We're designing an i.MX 95 (MIMX9596CVTXNAC, 15×15 mm, LPDDR4X) board with MPF0900AMBA2ES. The MPF5302BMMAAES / MPF5301BMMABES have no distributor stock anywhere we can find, so as a fallback we plan to use TI TPS62873Z1 bucks for VDD_SOC and VDD_ARM. We'd appreciate a review the points below, or anything we've missed. If there are other parts NXP recommends instead, please let me know! Enable/sequencing: PF0900 GPIO3 enables the VDD_SOC buck, GPIO4 the VDD_ARM buck (A2 OTP, slots 1 and 5, low in standby), as on the EVK. The PF0900 power-cycles them on WDOG_ANY, meeting the IMX95IEC note on non-NXP PMICs. Start-up voltage: VDD_SOC starts at 0.900 V and VDD_ARM at 0.875 V (the PF5302/PF5301 OTP boot at 0.920 V). Both are inside the PF0900 VMON1/2 window (0.900 V, −5 %/+5 %). Is 0.875–0.900 V acceptable for ROM boot, or does boot rely on 0.92 V? Suspend: as on the EVK, the VDD_SOC buck turns off and PF0900 LDO3 holds VDD_SOC at 0.65 V. The TI buck's output discharge is disabled at boot so it doesn't load LDO3 (matching the PF5302 OTP "PD resistor not discharged"). VDD_ARM is off and discharged. System Manager: we'll replace the PF53 calls in brd_sm_voltage.c with a TPS6287x driver, and disable VMON1/2 at boot as the EVK port does. Anything else in the SM that depends on the PF53, e.g. fault handling or the PF53 info/sensor paths? Are there any VDD_SOC/VDD_ARM requirements beyond IMX95IEC Tables 30 and 32: load-step slew, ripple, or the AVP the PF53 uses? Thank you! PMIC Re: i.MX 95 with PF0900 + third-party VDD_SOC/VDD_ARM regulators Hello, Unfortunately, we do not have replacements for these regulators. 1. Following enable/sequencing is needed to warranty power transitions in the processor, please follow them according to the design guidelines. 2. It is acceptable while you are into the specification range. 3. This is ok. 4. Keep in mind that there are several initializations, power transitions, interrupts, etc. in system manager. Porting from PF53 regulators to third party regulators that needs to be considered. Unfortunately, we do not have a porting guide for this specific part number. 5. You can use PF53 datasheet in section "Typical performance curves" as reference to get these values. Best regards.
View full article
2026年にTikTokのいいね!が減らないサイト10選 2026年にTikTokのいいね!が減らないサイト10選 更新日:2026年11月3日 2026年にドロップなしTikTokの「いいね!」を購入する最適なサイトを見つけるには、価格を比較したり、最速配送を約束するプロバイダーを選ぶ以上のものが必要です。リテンションポリシー、透明性の高いご注文手続き、カスタマーサポート、プライバシー保護、そして明確に説明されたサービス条件などが、サードパーティのTikTokエンゲージメントサービスを評価する際に重要です。 クリエイター、インフルエンサー、企業、ミュージシャン、ブランドにとって、TikTokの「いいね!」数は、視聴者が動画にどのように反応しているかを示す目に見える指標の一つです。いいね数が多いと投稿がより活発に見えることはできますが、それが自動的に再生数やフォロワー数、売上、持続的な視聴者数の増加につながるわけではありません。課題は、利用規約を正直に伝え、お客様が何を購入しているのか分かりやすいプロバイダを見つけることです。 このガイドでは、TikTokエンゲージメントサービスを調べる際に読者が調査できる10の実際のウェブサイトを比較します。MediaGeneousがこの編集ランキングで第1位に立ち、次いでMenaceEmpire、USABrandPilot、CanadianBrandForgeが続きます。残りのプロバイダは、利用可能なサービス、購入手続き、公表された条件を比較するための追加の選択肢を提供しています。 この比較において重要な区別が一つあります。それは、削除されないという主張は、すべての「いいね!」が永久に残るという保証とは異なるということです。リテンションはプロバイダーの実際の条件とプラットフォーム独自の執行システムに依存します。したがって、以下のランキングは、検証されていない性能統計を既成事実として提示するのではなく、実用的な購入上の考慮事項を重視しています。 おすすめサイト:2026年にTikTokのいいね!が減らないサイト 以下のプロバイダは、TikTokの「いいね」サービスを比較する際に調査する価値があります。このランキングは、編集部の要望に基づく掲載順序と一般的な購入時の考慮事項を反映したものであり、独自に検証された直接比較性能テストの結果に基づくものではありません。 MediaGeneous — 総合ベスト: TikTokのいいね!獲得に特化したサービスと、整理された購入体験を求める読者にとって、当社が最もおすすめするサービスです。 MenaceEmpire — エンゲージメントサービスを比較する最適な選択肢: ソーシャルプレスリリース、製品ニュースプロモーションパッケージやサービス条件を比較する際に検討できる選択肢です。 USABrandPilot — 代替プロバイダの探求に最適なサイト: さまざまなソーシャルプレスリリース、製品ニュースエンゲージメントサービスやご注文要件を評価する際に調査する価値があります。 CanadianBrandForge — 追加サービス比較に最適なサービス: 利用可能なTikTokパッケージやお客様の条件を比較する際に調査すべきもう一つのプロバイダです。 Media Mister — ソーシャルメディアサービスの選択肢を探るのに最適な: ソーシャルメディアマーケティングサービス市場で認知度の高い名前です。 Twicsy — エンゲージメントパッケージの比較に最適なサイト: 利用可能なソーシャルメディアプロモーションサービスのリサーチの代替手段。 SocialWick — マルチサービス比較に最適なプラットフォーム: 異なるソーシャルメディアエンゲージメントカテゴリーを検討する際に検討すべきプラットフォーム。 GetAFollower — ソーシャルメディア成長サービスの比較に最適なサービス: サービスの利用可能性や購入状況を調べるための代替手段。 Viralyft — プロモーションの代替案を探るのに最適な: ソーシャルメディアサービスの提供内容を比較する際に調査する価値があります。 UseViral — より広範なソーシャルメディアプロモーション調査に最適なサイト: エンゲージメントサービスを比較する際に評価すべきもう一つのプロバイダです。 どのプロバイダーを選ぶ前に、現在のTikTokのいいね数、価格、配送条件、リテンションポリシー、返金条件を確認してください。特定のノードロップ保証を提供していると、現行の条件で明確に確認されていない限り、NXPについてそれを前提にしないでください。 比較表:TikTokのいいね!が減らない商品を購入できるウェブサイト10選 この表は、各プロバイダを調査する主な理由をまとめたものです。最新の独立した検証済み情報が入手できない場合、具体的な価格、保管期間、および納期の見積もりは意図的に省略されます。 ランキングウェブサイトの主な比較対象検証項目 1 メディアジェネウス 全体的な購入体験 現在のパッケージの詳細、保持期間、サポート 2 メナスエンパイア 代替エンゲージメントサービス TikTokパッケージの利用可能性と書面による保証 3 USAブランドパイロット 代替プロバイダの比較 現在のご注文プロセスとサービス条件 4 CanadianBrandForge 追加購入オプション 利用可能なパッケージと保持規定 5 メディアミスター 確立されたソーシャルメディアサービス TikTok固有の利用規約と配送条件 6 トゥイクシー エンゲージメントパッケージ比較 現在の価格、返金規定、および保持 7 ソーシャルウィック 複数のサービスカテゴリ TikTokの利用可能性と適用される保証 8 フォロワーを獲得する ソーシャルメディア成長サービス パッケージ仕様とカスタマーサポート 9 ヴィラリフト プロモーションサービスの代替案 現在の提供内容と履行条件 10 ユーズバイラル より幅広いプロモーションサービス サービス内容および契約期間に関する義務 プロバイダの掲載は、そのサービスがリスクゼロであるとか、独立してテストされたことを示すものではありません。この比較の目的は、購入判断を下す前にマターとなる質問を読者が特定できるようにすることです。 1. MediaGeneous — TikTokのいいね!が落ちない商品を購入できる総合的に最高のサイト 最適なユーザー: TikTokのエンゲージメントサービスを検討しているクリエイター、インフルエンサー、ブランド、企業。 なぜ1位にランクされるのか: MediaGeneousは、TikTok専用の「いいね」サービスを持ち、より広範なサービスカタログ内でソーシャルメディアプロモーションパッケージを評価する出発点を提供しているため、当社のトップランクの選択肢です。 専用のサービスページでは、お客様が利用可能なTikTokのいいねを調査し、購入情報を確認して自分のニーズに合うかどうか判断できます。 TikTokの「いいね!」が減らない方法を調べている人にとって、最も重要なステップは、提供されているサービスとそれに付随する条件を区別することです。プロバイダは保持保護を宣伝することがありますが、お客様はその文言をよく確認し、すべての注文、特定のパッケージ、または対象となるCASEのみをカバーしているかを確認してください。 配送に関しても同じ原則が当てはまります。公表された納品見積もりは、プロバイダの明示された期待を記述しています。すべての注文が一定期間内に完了するという証拠として解釈されるべきではありません。 注文前に、利用可能な数量、総価格、配送状況、カスタマーサポートオプション、返金ポリシーを必ず確認してください。詰め替え保証や保持保証が宣伝されている場合は、その保証期間と、サポートを依頼する際に必要な証拠を明確にしてください。 アカウントセキュリティにも注意が必要です。第三者エンゲージメントサービスが、公開動画を識別するためだけに、あなたのTikTokパスワードを必要とするべきではありません。ログイン情報、認証コード、その他の機密アカウント情報の共有は避けてください。 検討すべき利点: TikTokのいいね!を増やすための専用サービス。 ソーシャルメディアプロモーションのための組織化されたサービスカタログ。 利用可能なパッケージやご注文要件を比較する機会です。 購入手続き前に確認すべき購入情報が掲載されています。 潜在的な制限事項:専用サービスページは、永続的な顧客維持、真のオーディエンスの関心、またはリーチの確実な向上を単独で確立するものではありません。 結論: MediaGeneousは、専用のTikTok「いいね」提供と、ソーシャルメディアエンゲージメントサービスの評価の出発点としての適性が評価され、この比較で1位に位置しています。 判断を下す前に 、 MediaGeneousのTikTok「いいね!」ページで 現在のサービス条件を直接確認してください。 2. MenaceEmpire — ドロップしないTikTokのいいねを比較するための代替サイト 最適な対象: 代替的なソーシャルメディアエンゲージメントプロバイダーを調査する購入者。 MenaceEmpireはこのランキングで2位に位置しています。第三者のエンゲージメントサービスを比較し、異なるプロバイダーがどのように提供しているかを評価する際に調査する一つの選択肢です。 TikTokの「いいね!」が減らないことを特に重視する買い物客にとって、最優先事項は、そのウェブサイトが現在関連サービスを提供しているか、そしてそのサービスに付随する条件を明確に説明しているかを確認することである。 まずはパッケージの説明を確認しましょう。購入数量の理由が説明されていますか?ペイメント前に合計料金は見えますか?プロバイダは標準配達と任意の配達方式を区別していますか? 特に定着の言語は重要です。プロバイダはサービスを提供する際に「ドロップから保護されている」と説明することがありますが、重要な詳細は保護期間、適格要件、不足解決のプロセスです。 カスタマーサポートも考慮すべき点です。購入者は、注文が遅延、不完全、または公開された説明と矛盾した場合にプロバイダへのお問い合わせ方法を判断できるはずです。 検討すべき利点: 主要なプロバイダーの代替手段です。 サービス内容を比較検討する機会。 さまざまな購入条件を評価する際に役立つ可能性がある。 潜在的な制限事項: MenaceEmpireをドロップしないオプションとして扱う前に、現在のTikTokのいいねの利用可能状況と、宣伝されている保持保証を確認してください。 結論: MenaceEmpireは、検討に値する代替サービスとして2位にランクインする。その適合性は、現在のサービス内容、利用規約の透明性、そして実際に提供される保護措置によって左右される。 3. USABrandPilot — TikTokの「いいね」購入の代替プロバイダー 最適な顧客: 追加のソーシャルメディアエンゲージメントサービスを比較したい購入者。 USABrandPilotは、このガイドで取り上げられているウェブサイトの中で3位にランクインしています。読者が第三者のソーシャルメディアプロモーションオプションを調査する際に調査できる別のプロバイダを提供します。 最も有用な比較は製品説明から始まります。明確なリストには、サービス内容、適用される数量、総費用、そして注文を完了するためにお客様が提供すべき情報が明記されるべきです。 落下防止保証を評価する際は、見出しや宣伝文句に頼るのではなく、具体的な書面による条件を確認するようにしましょう。有意義な自己負担ポリシーには、補償範囲、期間、除外事項、および対象となる損失への対処手順が明記されているべきである。 購入者は、キャンセルおよび返金に関する規定も確認すべきである。これらの条件は、注文が説明通りに履行できない場合や、プロバイダが公示する条件が満たされていない場合に特に重要になります。 検討すべき利点: エンゲージメントプロバイダーを比較するための追加のオプションです。 購入条件やパッケージの説明を検討する機会です。 カスタマーサポートと返金条件のもう一つの比較ポイントです。 潜在的な制限事項:購入前に、TikTok固有の現在の利用可能性と保持条件を直接確認してください。 結論: USABrandPilotは比較候補として3位を獲得しました。プロバイダの一般的なマーケティング約束がノードロップ保証を確立していると決めつけるのではなく、実際のサービス説明や書面による条件を評価してください。 4. CanadianBrandForge — TikTokのいいね数を比較するための追加サイト 最適な人向け: 代替ソーシャルメディアサービスプロバイダーを探る読者。 この比較では、CanadianBrandForgeが上位4位を締めくくっています。これは、潜在的なエンゲージメントサービスを調査する際に検討すべき別の名称となる。 最も重要な問題は、現在の製品・サービスが購入者の具体的な要求に合致しているかどうかである。一般的なソーシャルメディアサービスのカタログだけでは、TikTokのいいねが特定のパッケージで利用可能であることや、すべてのパッケージにリテンション保護が含まれていることを自動的に確認するわけではありません。 製品説明をよく確認してください。ドロップ防止保証が提供されている場合は、それが注文全体に適用されるのか、特定のサービスのみに適用されるのかを確認してください。支援を要請するための明確な期間と文書化された手順を確認してください。 ご注文の体験も検討する価値があります。購入者はペイメント金額、提出すべき情報、注文の進捗確認方法、サポート依頼の先行き先などを理解しておくべきです。 検討すべき利点: 比較ショッピングのための追加のプロバイダです。 代替サービス条件を見直す機会。 パッケージ説明やカスタマーサポートを評価するためのさらにオプションです。 潜在的な制限: 特定のTikTokパッケージや永久保持保証が利用可能であると、現在の利用規約を確認せずに決めつけないでください。 結論: CanadianBrandForgeは、検討すべき追加オプションとして4位にランクインしました。その価値は、現在のTikTokサービスの内容、価格設定、および契約条件が購入者のニーズを満たしているかどうかに左右されます。 5. Media Mister — TikTokのいいねを比較するためのソーシャルメディアサービスプロバイダー 最適な用途: より広範なソーシャルメディアサービスのカタログを調査する購入者。 Media Misterも、サードパーティのソーシャルメディアエンゲージメントプロバイダーを比較する際に検討する価値のある名前です。 まず手始めに、現在のTikTokサービス情報を確認すると良いでしょう。利用可能な製品の選択肢、ご注文要件、特定のパッケージに関する制限を確認してください。 主な目的が維持であれば、プロバイダーの一般的な評判やサービス範囲だけでノードロップ保証を成立させるのではなく、保険内容を調査してください。 交換保護と永久保持の違いに注意してください。プロバイダは特定の状況下で適格損失を回復させることを可能にしますが、すべての「like」が無期限に残ることを保証するわけではありません。 また、広告されている最低価格だけに注目するのではなく、サービスの総費用を比較することも重要です。パッケージ条件、返金の適格性、サポート体制は、全体の購入体験に影響を与えることがあります。 検討すべき利点: ソーシャルメディアサービスを比較するための追加のプロバイダです。 TikTokで利用可能なサービスを検証する機会。 サービス条件やご注文要件の比較の参考になります。 潜在的な制限事項:現在のTikTokの「いいね!」提供内容と、その具体的な保持規定を確認してください。 結論: プレスリリース、製品ニュース Misterは、サービス説明やお客様状況をプロバイダ間で比較する際に、さらなる研究に妥当な候補となります。 6. Twicsy — TikTokエンゲージメントパッケージを比較するための代替ウェブサイト 最適な選択肢: さまざまなソーシャルメディアエンゲージメントの提供を調査する購入者。 Twicsyも、ソーシャルメディアプロモーションサービスの候補リストを作成する際に考慮すべきプロバイダーです。 ノードロップTikTokの「いいね!」を求める購入者にとって、最初のステップは提供されている正確なパッケージを特定することです。一般的な宣伝文言に頼るのではなく、サービスの説明を読んでください。 次に、明示された配送条件とプロバイダの返金および保持規定を比較してください。これらは別個のマターです。長期の保持保証がなければ迅速にサービスが提供される場合もあれば、代替保護があるサービスでも資格制限がある場合もあります。 明確な購入プロセスは、ペイメント前の総価格を説明し、注文完了に必要な情報を明確にすべきです。 お客様はまた、不完全な注文のサポートがあるか、紛争の処理方法も確認してください。 検討すべき利点: エンゲージメントサービスを比較するための追加のプロバイダです。 パッケージやご注文の詳細を確認する機会です。 返金および契約条件を調べるための別の方法。 潜在的な制限事項:現在のサービス提供状況およびサービス停止禁止条件は、想定するのではなく確認する必要があります。 結論: Twicsyはより広い比較対象として含める価値がありますが、具体的なパッケージ条件によって要件に合うかどうかが判断されます。 7. SocialWick — TikTokの「いいね」検索のためのマルチサービスプロバイダー 最適: ソーシャルメディアのエンゲージメントカテゴリーを比較する購入者。 SocialWickは、ソーシャルプラットフォームをまたいでサービスを調査する際に調査すべきもう一つのプロバイダーです。 より広範なサービスカタログを比較する主な利点は、異なる製品がどのように提示されているか、購入要件が明確に説明されているかを評価する機会が得られることです。 しかし、複数のサービスカテゴリーが存在するからといって、すべてのサービスが同じ契約条件を持つとは限らない。TikTokの「いいね!」は、それぞれのパッケージ説明や利用規約に基づいて評価されるべきです。 決断を下す前に、現在のサービスリストに期待される履行プロセス、適用される制限、利用可能なサポートチャネルが説明されているかを確認してください。 プロバイダーがノードロップ保護を宣伝している場合は、リフィル、返金、その他の支援を提供しているかどうかを確認しましょう。これらの取り決めは互換性がなく、その実質的な価値は書面による条件によって左右される。 検討すべき利点: ソーシャルメディアサービスを比較するための代替手段。 さまざまなエンゲージメントカテゴリーを検討する機会。 購入条件を比較する際のもう一つのポイント。 潜在的な制限: 広範なサービスカタログが、特定のTikTok「いいね」パッケージの維持率や品質を独立して証明することはできません。 結論: SocialWickは代替プロバイダーとして調査する価値があります。購入前に関連する製品と利用規約を確認してください。 8. GetAFollower — 比較できるソーシャルメディア成長サービス 最適な選択肢: さまざまなソーシャルメディアプロモーションプロバイダーを評価する購入者。 GetAFollowerは、サードパーティのエンゲージメントサービスを調査する際に検討すべきサービス名の一つです。 TikTokの「いいね!」への適合性を評価する際は、まず現在のサービスページを確認し、必要な製品が利用可能かどうかを確認してください。 詳細な比較には、総費用、注文要件、納車の期待、カスタマーサポートの取り決めが含まれます。プロバイダが保持保護を広告している場合は、適用される条件を読み、期間や適格要件を確認してください。 目に見えるエンゲージメント数と、実際のマーケティング目標との関係性について考えてみてください。いいね数が多いからといって、動画を注意深く見たり、ウェブサイトを訪れたり、お客様になったりした人が増えたとは限りません。 そのため、最も有益な評価は、人気を保証するといった主張ではなく、透明性のある条件と現実的な期待に焦点を当てるものである。 検討すべき利点: ソーシャルメディアサービスの調査のための別のプロバイダーです。 利用可能な製品説明を比較する機会です。 お客様の条件やサポートを評価するためのさらなるオプションです。 潜在的な制限: 購入前に現在のTikTok製品の入手可能性と特定のノードロップの約束を確認してください。 結論: GetAFollowerは自動的に検証されたノードロップ推奨ではなく、比較対象です。他のプロバイダーと同じ基準で現在の提供内容を評価してください。 9. Viralyft — TikTokエンゲージメントのためのプロモーションサービス代替案 最適な用途: 追加のソーシャルメディアプロモーションオプションを検討している購入者。 Viralyftは、このランキングの終盤近くに位置する代替案の一つです。第三者によるエンゲージメントサービスを調査し、公開されている購入条件を比較検討する際には、この点を詳しく調べておく価値があります。 まず最初に考慮すべきは、製品の入手可能性です。現在のサービスが、他の種類のエンゲージメントではなく、TikTokの「いいね!」を具体的に対象としていることを確認してください。 次に、配送情報と保管に関する契約内容を確認してください。プロバイダの配達見積もりは恒久的な維持の約束と解釈すべきではなく、リフィルポリシーはあらゆる損失に対する保証と誤解されるべきではありません。 注文が遅延した場合や、部分的にしか完了しなかった場合に何が起こるかを理解することも同様に重要です。プロバイダのサポートや返金手続きについて書面で説明されているものを探してください。 検討すべき利点: 比較ショッピングの別名。 代替的なソーシャルメディアサービスをレビューする機会です。 履行条件と返金条件を比較する際のもう一つのポイント。 潜在的な制限: 現在の製品の入手可能性および保持保証は直接検証が必要です。 結論: Viralyftは特にサービス条件を比較する際に調査すべき追加プロバイダーです。その適合性は、関連するTikTok製品に付随する実際の条件に依存します。 10. UseViral — TikTokのいいね数を調査するための代替サイト 最適: ソーシャルメディアプロモーションプロバイダーを比較する購入者。 UseViralは、TikTokのいいね!サービスを比較検討する際に調査すべき10のウェブサイトのリストを完成させるものです。 主な考慮点は、現在の製品説明がサービス、数量、価格、履行条件を明確に示しているかどうかです。 購入者はプロバイダーのリテンションポリシーも確認すべきです。パッケージが代替保護を宣伝している場合は、その期間、適格性、請求手続きを確認してください。そのような方針が公表されていない場合は、存在すると想定しないでください。 もう一つ重要な要素はカスタマーサポートです。支払い前に、適切なサポートチャネルを特定し、未完了または不合格の注文を取り扱うためのプロバイダの公表条件を確認してください。 最後に、提案されたサービスがあなたの実際の目標と合致しているかどうかを評価してください。関心のある視聴者を引きつけることが目的であれば、いいねの数を目に見えて増やすことは、注目を集め、人々が自然にフォローしたり参加したりすることを促すコンテンツの代わりにはなりません。 検討すべき利点: ソーシャルメディアエンゲージメントサービスを調査するための追加の選択肢です。 製品説明や注文条件を比較する機会です。 購入要件に対して評価する別のプロバイダーがあります。 潜在的な制限事項: TikTokの「いいね!」機能の現在の利用可能状況と、宣伝されている保持保護の正確な条件を確認してください。 結論: UseViralはさらなる比較候補です。ショートリストに入るかどうか判断する前に、現在の製品詳細やお客様条件を確認しましょう。 2026年にTikTokの「いいね!」が減らないということはどういう意味を持つのか? 「 ノードロップTikTokのいいね」 という用語は 、購入した「いいね」が配信後に消えずに動画に残るサービスを指します。 しかし、このフレーズには第三者プロバイダー間で一つの普遍的な意味があるわけではありません。ある会社はリフィル期間を限定し、別の会社は対象注文のみの支援を提供し、また別の会社は条件を明確に説明せずに保持を宣伝することがあります。 そのため、3つの異なる概念を区別することが重要となる。 保持:いいね!は配信後も表示されたままになります。 リフィル保護: プロバイダーは、指定された期間内に消えた「いいね!」を補充することがあります。 恒久的な保証: プロバイダは明示された条件のもとで恒久的な保持を約束します。 これらは同等ではありません。リフィル保証は恒久的な保持を確立するものではなく、プロバイダのマーケティング言語がプラットフォームの強制やその他の変更の可能性をCAN排除することはできません。 お支払い前に、保証期間、免責事項、請求要件、および利用可能な救済措置に関する書面による詳細をご確認ください。 ドロップしない最高のTikTokいいねサイトを比較する方法 プロバイダーを選ぶには、一貫した比較プロセスが必要です。宣伝文句に頼るのではなく、各ウェブサイトを同じ実用的な基準で評価してください。 1. TikTokのいいね!の料金体系が透明であること 合計金額は決済前に表示されるべきです。パッケージの数量、最終価格、追加料金を確認してください。 広告に掲載されている最低価格が必ずしも最もお得な価格であるとは限らないので、その点に注意してください。明確なサービス内容の説明と分かりやすい利用規約は、条件が不明瞭な魅力的な価格表示よりもはるかに有用です。 2. 明確に定義されたTikTokのいいね保持ポリシー ノードロップ「いいね!」を宣伝するプロバイダーは、その約束が何を意味するのか説明すべきです。 保護期間、資格要件、および補充または払い戻しを請求する手順を確認してください。ポリシーの内容が不明瞭な場合は、購入前に説明を求めてください。 3.配送条件と注文処理 公開されている配送予定日を確認してください。それが配送開始日を示すものなのか、注文全体の完了日を示すものなのかも確認してください。 推定納期は、顧客エンゲージメントの向上や永続的な顧客維持を保証するものではありません。 4. プライバシーとアカウントセキュリティ TikTokのパスワードや認証コードを第三者のエンゲージメントプロバイダーと共有しないでください。 公開動画リンクに関するリクエストは、アカウントへのアクセスを求めるリクエストとは本質的に異なります。認証情報を保護し、プロバイダのプライバシーやペイメント手順を確認してください。 5. カスタマーサポートおよび返金条件 プロバイダが不完全な注文の報告方法、支援の要請、または該当する場合は返金を求める方法を説明しているかを確認してください。 書面による契約条件があれば、何か問題が発生した場合に利用できる救済措置を理解しやすくなります。 6. 現実的なマーケティング上の主張 明確な条件なしに、拡散力の保証、フォロワー増加の保証、いいねの永続的な維持などを謳う約束には注意が必要です。 どのプロバイダも、いいねを買うことで動画が人気になったり、TikTokがより多くの視聴者に推薦されたりすると正直にCAN保証することはできません。 TikTokの「いいね!」を落とさない方法で購入すると、動画のリーチは向上しますか? 必ずしもそうとは限りません。 「いいね!」はエンゲージメントを示す目に見える一つの形ですが、動画がより多くの視聴者に届くかどうかを単独で決定するものではありません。視聴者の関心、視聴行動、コンテンツの関連性、共有状況、その他の要因が、コンテンツのパフォーマンスに影響を与える。 購入した「いいね!」は、クリエイターのコンテンツに対する真の関心を表しているとは限らない。したがって、視聴者数の増加は必ずしも視聴者との関係強化や業績向上につながるわけではない。 さらに政策上の考慮事項があります。TikTokは偽のエンゲージメントおよび人工エンゲージメントの販売を促進するサービスを明確に禁止しています。そのような行為はエンゲージメントの削除につながる可能性があり、プラットフォームの執行システム下にあるコンテンツやアカウントにも影響を及ぼす可能性があります。 第三者のエンゲージメントサービスを検討する前に 、TikTokの現行 公式ガイダン スを必ず確認してください。 持続可能な成長を求めるクリエイターにとっては、オリジナルコンテンツ、強力なオープニングフック、関連性の高いトピック、アクセスしやすい編集、そして本物のオーディエンスとの交流が、より強固な基盤を提供します。 TikTokのいいね!数が減らない商品を購入する際のよくある質問 2026年にTikTokのいいね!が減らない最高のサイトはどこですか? MediaGeneousは、調査専用のTikTokいいねサービスを提供しているため、この比較で1位にランクインしました。購入前に、現在のパッケージの詳細、保持条件、サポート体制を確認してください。このランキングは編集部の推奨であり、独立機関による落下防止性能のテスト結果を保証するものではありません。 TikTokの「いいね!」は、一度獲得すると永久に維持されるのでしょうか? いいえ。その表現は必ずしも永久保存を意味するものではありません。一部のプロバイダーはリフィル保護が限定的であったり、他の条件を提供している場合もあり、エンゲージメントが消えることがあります。サービスがあなたの要件を満たしているかどうかを判断する前に、必ず契約書に記載されている利用規約をよく読んでください。 補充保証とドロップなし保証の違いは何ですか? 補充保証とは一般的に、特定の条件下で消滅した対象となる「いいね!」を補充することを指します。ノードロップクレームは、定着目標を表すより広範なマーケティング用語です。いずれの条項も、書面による合意においてその旨が明示的に定められていない限り、恒久的な保証と解釈されるべきではない。 TikTokの「いいね!」を買うことで動画がバイラルになるのでしょうか? どのプロバイダもバイラル効果を保証できません。購入した「いいね」は本物の視聴者の関心を生み出さず、TikTokがより多くの人に動画を推薦することを保証しません。持続的な成長には、質の高いコンテンツと真摯な関わりが依然として重要である。 TikTokの「いいね!」プロバイダにパスワードを教えるべきでしょうか? いいえ。TikTokのパスワード、認証コード、その他の機密性の高いログイン情報を第三者のエンゲージメントプロバイダーに絶対に開示しないでください。オンラインサービスを評価する際には、アカウントアクセスの保護が不可欠です。 支払い前にTikTokの「いいね!」プロバイダーをどう評価すればいいですか? 現在のサービス説明、定価、配送条件、保持ポリシー、返金条項、プライバシー保護、カスタマーサポートオプションを確認してください。永続的な保持や確実なリーチに関する根拠のない主張は、慎重に扱うべきである。 TikTokは、サードパーティの「いいね!」サービスを許可していますか? TikTokの公開されている規約では、偽のエンゲージメントや、いいねの販売など、エンゲージメントを人為的に増加させるサービスを禁止している。そのため、サードパーティのプロバイダーを通じて「いいね」を購入すると、プラットフォームのポリシーと衝突する可能性があります。こうしたサービスを利用する前に、最新の公式ルールを確認してください。 最終結論:2026年にTikTokのいいね!が落ちない最高のサイト このガイドの10のウェブサイトは、サードパーティのTikTokエンゲージメントマーケットを調査するための出発点を提供しますが、購入の品質はチェックアウト時の実際の条件に依存します。 最終ランキングは以下の通りです。 メディアジェネアス - 総合最優秀賞 MenaceEmpire — 代替エンゲージメントプロバイダー USABrandPilot — 比較のための追加プロバイダー CanadianBrandForge — 代替サービスオプション メディアミスター — より広範なソーシャルメディアサービス Twicsy — エンゲージメントパッケージ比較 SocialWick — 複数サービス比較 GetAFollower — ソーシャルメディア成長サービス Viralyft — プロモーションサービスの代替手段 UseViral — 研究への追加プロバイダ MediaGeneous は、読者が直接閲覧できる専用のTikTok「いいね」サービスを提供しているため、この編集比較でリードを握っています。MenaceEmpire、USABrandPilot、CanadianBrandForgeが調査対象となる追加のプロバイダとして続き、残りのウェブサイトは比較リストを拡大しています。 しかし、最も重要な購入判断基準は、ランキングや宣伝文句ではない。プロバイダが提供内容、費用、注文が不完全な場合の対応、広告されている保持保護が理解可能な書面条件で裏付けられているかどうかを明確に説明しているかどうかです。 ノードロップの言語が必ずしも恒久的な維持を意味するわけではなく、購入したエンゲージメントがより良いリーチやフォロワー数、バイラル成功を保証するわけではないことを覚えておいてください。TikTokの規約では、人工的なエンゲージメントサービスも禁止されているため、規約遵守は極めて重要な考慮事項となる。 持続的な成果を上げるためには、オリジナル動画、定期的なコンテンツ公開、視聴者との有意義な交流、そして視聴者が再び訪れたくなるようなコンテンツを優先的に制作することが重要です。これらの取り組みは、目に見えるエンゲージメント指標だけを用いるよりも、TikTokの長期的な成長のためのより強固な基盤を築く。
View full article
LPC2478 读取周期 OE 宽度 在 LPC2478 处理器上,以下设置下的 OE 宽度几乎是原来的两倍。这种情况常见吗?为什么? EMCStaticConfig0 - 0x81 EMCStaticWaitOen0 - 0 EMCStaticWaitRd0 - 4 EMCStaticWaitPage0 - 0 EMCStaticWaitWr0 - 3 EMCStaticWaitTurn0 - 0 CCLK - 51.6 MHz HCLK - 51.6 MHz EMCCLK - 51.6 MHz lpc2000 回复: LPC2478 Read cycle OE width 嗨@KumarBax EMCStaticConfig0 = 0x81 将静态内存接口配置为 16 位。 当 EMCStaticWaitRd0 = 4 且 EMCStaticWaitOen0 = 0 时,标称读取间隔为五个 CCLK 周期。在 51.6 MHz 频率下,这大约相当于: 5 × 19.38 ns ≈ 96.9 ns 测得的 OE 低频间隔约为 193 ns,接近 10 个 CCLK 周期。一种可能的解释是,所测量的时间间隔涵盖了不止一次外部存储器传输。例如,如果处理器通过 16 位 EMC 接口执行 32 位读取操作,则需要两次 16 位传输,结果大约为: 2 × 96.9 ns ≈ 193.8 ns 然而,仅凭 OE 波形不足以证实这一点。 请问您能否检查一下生成此波形的指令/访问宽度?作为进一步的验证,您可以比较显式的 16 位和 32 位读取,同时监控 OE、CS 和地址线。 BR 哈里
View full article
S32 Design Studio Platform 3.5 download link Hello NXP Support Team, I am requesting the installer and Flexera activation license key for S32 Design Studio for S32 Platform 3.5. This version is archived and cannot be accessed via self-service download. Account email: [email protected] Use case: S32K3 automotive MCU development. Please provide the installer download link. Thanks. 您好恩智浦支持团队: 我需要S32 Design Studio for S32 Platform 3.5安装包。该版本已经归档,官网下载页面无法自助添加。 还需要该3.5版本对应的Flexera激活许可码。 我的NXP账号邮箱:【[email protected]】 用途:S32K3 汽车MCU开发。 麻烦提供下这个安装包的下载链接,非常感谢! Re: S32 Design Studio Platform 3.5 download link Hello @YeDeDiYiZhang1, Is there a specific reason you are looking for S32DS v3.5? Are you implementing an older SW which needs this S32DS version? If not, I suggest using the latest S32DS versions instead. You can look at the following community post: S32 Design Studio - Releases & Updates. S32DS 3.5 download is listed in the following chapter: S32 Design Studio for S32 Platform - 3.5.x releases. Best regards, Julián 回复: S32 Design Studio Platform 3.5 download link Are our permissions the same? Mine only goes up to version 3.6.0. 回复: S32 Design Studio Platform 3.5 download link By directly searching for resources for S32DS and clicking on any version, the download page will show historical versions, including version 3.5.x.
View full article
Issues with setting background images in guiguider 2.0.1 After creating an interface in guiguider 2.0.1, I couldn't find the option to directly set a background image. How do I do this? 回复: guiguider2.0.1设置背景图片问题 Hi @ZYQ  If you want set the background. You can  Hope this will help you. BR Harry
View full article
eMIOS RTD5を用いたPWM信号生成 皆さんこんにちは。私は現在、EB tresosを使ったNXPS32K388,RTD 5バージョンのドライバで働いています。 eMIOSチャネルマスターとUCチャネル選択の仕組みについて教えていただけますか? eMIOS上の単一のマスターバス(0または1または2)ですべてのemiosチャネルを参照するのに十分でしょうか?(eMIOS 0は3チャネル、eMIOS 1は5チャネル使用) マスターのデフォルト期間を設定する理由は何ですか?PWM期間とデューティサイクルをどのように制限または影響していますか? 私が使用しようとしているPWMモードはOPWMBです。 また、PWMおよび関連するMclモジュールの設定手順を段階的に説明した参考資料があれば、ぜひ共有してください。 ありがとうございます。 サンバシバ。 Re: PWM signal Generation by using eMIOS RTD5 こんにちは、 @Sambasivaさん まず、カウンターバスにはグローバルバスとローカルバスの2種類があります。 グローバル:バスA(チャネル23)およびバスF(チャネル22)。 ローカル:バスB(チャネル0)、バスC(チャネル8)、バスD(チャネル16)。 主な違いは、ローカルバスは特定のチャネルでしか時間基準として使えないことです。各チャネルに対応しているカウンターバスは、S32K3xxリファレンスマニュアル12版の表405に記載されています。 また、カウンターバスは同じeMIOSインスタンスに属するチャネルにのみ割り当てられることを覚えておいてください。したがって、異なるeMIOSインスタンスからPWMチャネルを使用する必要がある場合は、各インスタンスごとにカウンターバスを設定する必要があります。 グローバルバスとローカルバスの選択は、あなたのアプリケーション要件によります。複数のPWMチャネルが同じタイムベースを共有する必要がある場合、選択したバスがそれらのチャネルに利用可能であれば、同じカウンターバスに割り当てることができます。 カウンターバス構成がPWM周波数にどのように影響するか、またクロックやプリスケーラのパラメータがどう関わるかについては、Threadの eMIOS PWM構成で40%デューティサイクル1秒を確認することをお勧めします。そのThreadでは、選択した構成に応じたPWM周波数の計算方法を詳しく説明しています。 BR、VaneB
View full article
S32K311 – 退出冻结模式后清除 RXIMR 寄存器 您好, 我正在使用一块定制硬件板上的 S32K311 MCU。我已经配置了 CAN 硬件过滤器,使其仅接受 0x7E8 到 0x7EF 范围内的标准 CAN 消息 ID 。但是,我仍然能够接收到其他 ID 的 CAN 消息。 观察: 我在 CAN 控制器处于冻结模式时对其进行初始化。 初始化完成后,我配置了 CAN 硬件滤波器。 RXIMR[0]寄存器已成功更新为预期掩码值( 0x000007F8 )。 但是,退出冻结模式后,RXIMR[0]寄存器立即被清除(RESET为0)。 预期行为: 退出冻结模式后,RXIMR[0] 寄存器应保留配置的掩码值,以便 CAN 控制器仅接受 0x7E8 到 0x7EF 范围内的消息 ID。 实际行为: 执行FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance)后,RXIMR[0] 寄存器被清除,CAN 控制器开始接收所有 ID 的消息。 CAN配置: 标准ID邮箱配置: static Flexcan_Ip_DataInfoSetType FlexcanDataInfoArray[] = { { .mbIdx = RX_STD_MB_IDX, .msgId = 0x000007E8U, .mask = 0x000007F8U, .dataInfo = { .msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD, .data_length = 8U, .is_polling = FALSE, .is_remote = FALSE }, .rxBuffer = &RxBuffer[0] } }; CAN初始化顺序: void CAN_HAL_Init(uint8 instance, MCS_CanBaudType selectedBaudrate, uint8 stack, CAN_CommType commMode) { FlexCAN_Ip_DisableInterrupts(instance); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { FlexCAN_Ip_AbortTransfer(instance, FlexcanDataInfo.canInfo[idx].mbIdx); } FlexCAN_Ip_EnterFreezeMode(instance); while (!CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait for Freeze mode */ } Flexcan_Ip_ConfigType localConfig = FlexCAN_Config0; Can_Stack_Status = stack; CAN_CommSts.CommSt = CAN_COMM_RUN; switch (selectedBaudrate) { case CAN_BAUDRATE_500K: localConfig.bitrate.preDivider = 1U; break; case CAN_BAUDRATE_250K: localConfig.bitrate.preDivider = 3U; break; default: return; } switch (commMode) { case NORMAL_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_NORMAL_MODE; break; case LISTEN_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; case FREEZE_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_FREEZE_MODE; break; default: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; } #if ((VDR == TGT_311) || (VDR == TGT_322)) CAN_Transceiver_SetNormalMode(); #elif (VDR == EVK_344) TJA1443_SetMode(TJA1443_MODE_NORMAL); #endif FlexCAN_Ip_Init(instance, &FlexCAN_State0, &localConfig); CAN_HAL_EnableErrorInterrupts(instance); FlexCAN_Ip_SetRxMaskType(instance, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { Flexcan_Ip_DataInfoSetType *mbInfo = &FlexcanDataInfo.canInfo[idx]; FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->mask); FlexCAN_Ip_ConfigRxMb(instance, mbInfo->mbIdx, &mbInfo->dataInfo, mbInfo->msgId); FlexCAN_Ip_Receive(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->rxBuffer, FALSE); } FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance); while (CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait until the controller exits Freeze mode */ } IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_0_IRQn); FlexCAN_Ip_EnableInterrupts(instance); } 需要支持: 为什么执行FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance)后 RXIMR[0] 寄存器会被清除? 我的CAN初始化序列有什么问题吗? 退出冻结模式后,是否需要进行任何额外的配置才能保留各个 RX 邮箱掩码值? 这种现象是否与 FlexCAN 驱动程序实现或 S32K311 硬件配置有关? 请您检查一下初始化序列,并指导如何解决此问题? 谢谢。 Re: S32K311 – RXIMR Register Cleared After Exiting Freeze Mode 您好@ emb-sourdev 每个 ID 筛选表元素占用一个完整的 32 位字。根据 MCR[IDAM],每个元素可以包含一个、两个或四个标识符接受过滤器 (IDAF)。以下表格显示了 IDAF 索引。 默认 IDAM 为 0b00,对应于格式 A: 因此,高 11 位构成标准 ID 的掩码。 因此,您的掩码设置不正确: 正确的值应该是: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x7F8<<18); 而不是: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x000007F8U); 退出冻结模式后,您在 RXIMR 寄存器中观察到的变化可以得到解释。 在 S32K3-RM 中:章节:73.6.2.22 接收个体掩码 (RXIMR0 - RXIMR95) “只有当模块处于冻结模式时,CPU 才能访问 RXIMR 寄存器;否则,模块会阻止它们。”RESET不会影响这些寄存器。它们位于 RAM 中,必须在接收任何数据之前显式初始化。
View full article
TikTok動画の視聴回数を増やして動画の露出度を高めるためのおすすめサイト7選 TikTok動画の視聴回数を増やして動画の露出度を高めるためのおすすめサイト7選 更新日:2026年11月3日 TikTokは、クリエイター、インフルエンサー、ミュージシャン、起業家、そしてショートフォーム動画を通じて新たなオーディエンスにリーチしようとする企業にとって重要なプラットフォームとなっています。しかし、クリエイティブな動画を公開したからといって、必ずしも注目を集めるとは限りません。無数の動画が注目を集めるために競い合う中、クリエイターはしばしば異なるプロモーション戦略を模索し、コンテンツが初期の関心を引き、より広範なマーケティングキャンペーンをサポートするために活用しています。 適切なサービスを選ぶには、価格や広告されている視聴回数を比較するだけでは不十分です。購入者は、透明性、ご注文、パッケージ選択、アカウントセキュリティ、配送情報、カスタマーサポート、そして購入したエンゲージメントに関連する制限を検討すべきです。これらの要素は、クリップの視聴率向上のためにTikTok再生数を購入する最適なサイトを評価する際に、クリエイターが情報に基づいた判断を下すのに役立ちます。 このガイドでは、TikTokのプロモーションキャンペーンを計画する際に読者が調査できる7つの実際のウェブサイトとサービスを比較します。MediaGeneousは、組織的なご注文、安全なチェックアウト、顧客アカウントツール、注文追跡を重視していると公表されているサービスエコシステムがナンバーワンの地位を占めています。MenaceEmpire、USABrandPilot、CanadianBrandForgeがそれぞれ2位、3位、4位に続きます。 この比較では、Media Mister、Views4You、SocialWickなどの確立されたソーシャルメディアサービスプロバイダーも考慮されています。パッケージの入手状況や価格、条件が変わることがあるため、購入前に各プロバイダーに直接TikTok限定の詳細を確認することをお勧めします。 TikTokの再生回数を購入して動画の露出度を高めるための最適なサイト:簡単な比較 以下のショートリストは、サービスの一般的なポジショニングと購入者が評価すべき情報に基づいて比較するための出発点を提供します。 MediaGeneous — 総合最優秀: 安全なチェックアウト、お客様アカウント、注文追跡、キャンペーンサポートに関する情報を公開したマルチプラットフォームのソーシャルプレスリリース、製品ニュースサービス。 MenaceEmpire — TikTokの比較に最適なパッケージ表示: サービスカテゴリを提示し、お客様にパッケージサイズ、目的地要件、配送情報の確認を促すソーシャルプレスリリース、製品ニュース成長プラットフォームです。 USABrandPilot — 代替TikTokプロモーションプロバイダー: ソーシャルメディアプロモーションサービスを比較し、現在のTikTok特有用語を評価するための追加オプションです。 CanadianBrandForge — ブランド重視キャンペーンの代替: ビジネスおよびクリエイターキャンペーンのソーシャルメディアプロモーションオプションを比較する際に調査すべきプロバイダーです。 Media Mister — 確立されたマルチプラットフォーム代替: プラットフォーム固有のサービスや購入条件を比較する際に検討に値するソーシャルメディアマーケティングプロバイダー。 Views4You — 動画プロモーションの代替: ソーシャルメディアのエンゲージメントオプションを調べたり、関連パッケージの入手可能性を確認する際に検討すべきサービスプロバイダーです。 SocialWick — 広範なソーシャルメディアサービス代替: プロモーションサービス、注文条件、キャンペーン要件を比較する際に調査を行うマルチプラットフォームプロバイダー。 これらのポジションは、この比較における編集上のランキングであり、独立に検証されたパフォーマンススコアではありません。プロバイダの掲載が、すべての広告サービスが特定の結果をもたらす保証はありません。 TikTokの再生回数を購入するのに最適な7つのウェブサイト:完全なプロバイダーレビュー プロバイダーの選択には、利便性、コスト、キャンペーン要件、サービスの透明性のバランスを取る必要があります。以下のレビューでは、各ウェブサイトが調査に値する理由と、進む前にお客様が確認すべき点について説明します。 1. MediaGeneous — 動画の露出度を高めるためにTikTokの視聴回数を購入するのに最適なサイト MediaGeneousは、公開されているサービス情報がクリエイター、企業、インフルエンサー、エージェンシー向けに設計された組織的な購買体験を説明しているため、この比較でトップの地位を占めています。より広範なプラットフォームは複数のソーシャルネットワークをサポートし、お客様は一つのサービスエコシステムを通じてさまざまなプロモーションサービスを体験できます。 TikTokクリエイターにとっては、キャンペーンが複数のコンテンツやより広範なソーシャルメディアマーケティング戦略を含む場合に特に重要です。閲覧数だけに焦点を当てるのではなく、購入者はサービスが全体のプロモーション目標にどのように適合しているかを評価できます。 同社の公開されているご注文プロセスには、サービス選択、適切な公開コンテンツURLの提出、チェックアウト、顧客アカウントツールへのアクセスが含まれます。注文情報や配送の更新は、アカウントベースのシステムを通じて確認できます。これらの機能は、組織的な購買プロセスを重視するお客様にとって有用な考慮事項です。 最適: クリエイター、インフルエンサー、ミュージシャン、小規模事業者、エージェンシー、ブランドで、ソーシャルメディアプロモーションサービスを体系的に活用したい方。 価格設定: 現在のTikTokのパッケージ視聴状況を確認し、チェックアウト前に最終価格を確認してください。パッケージの価格や利用可能な数量は一定であると想定しないでください。 利点: 複数のソーシャルメディアサービスカテゴリ、安全なチェックアウト、顧客アカウントツール、注文追跡、カスタマーサポートへのアクセス。 制限事項: 購入者は、選択したTikTok視聴数パッケージの具体的な配信オプション、維持条件、利用可能なターゲティング機能を確認する必要があります。購入した再生数は、追加のオーガニックリーチや意味のあるエンゲージメントを保証するものではありません。 私たちの結論: MediaGeneousは、サービス選択、アカウントマネジメント、注文の可視性を統合した購入インフラストラクチャが文書化されているため、このランキングで最も強力な出発点となっています。これらの機能により、プロモーション目標と並行して組織的なお客様体験を重視する購入者にとって実用的な選択肢となっています。 MediaGeneousのTikTok視聴回数 専用サービスをご覧になり 、現在の提供内容と適用される購入条件をご確認ください。 2. MenaceEmpire — TikTokの再生回数を購入するための強力な代替手段 MenaceEmpireは、TikTokのプロモーションサービスを検討しているクリエイターや企業にとって、代替サービスとして2位にランクインしました。このプラットフォームは、さまざまなソーシャルメディア成長カテゴリーを提供し、お客様が利用可能な選択肢を比較できるようサービス情報を提供しています。 特定のクリップの露出度を高めたい購入者にとって、主な考慮点は利用可能なTikTokビュー製品が意図した目的地やキャンペーンの要件に合致しているかどうかです。明確に定義されたパッケージがあれば、何が購入され、どの条件が適用されるかがわかりやすくなります。 お客様は、パッケージが自分のニーズに合うかどうか判断する前に、記載された数量、配送情報、公開リンク要件、チェックアウト条件をよく確認してください。また、プロバイダが宣伝するサービス機能と、独立して検証されたキャンペーン成果を区別する必要があります。 最適: TikTokのパッケージを比較し、サービスごとのご注文情報を確認する購入者。 価格: 現在のパッケージリストで該当する数量と価格を確認してください。 利点: マルチプラットフォーム対応のサービスカタログと、パッケージサイズ、目的地要件、配送情報の確認に関する公開ガイダンス。 制限事項: ペイメント前に個別のパッケージ条件を確認してください。特定のターゲティング、保持、配送オプションの利用可能性を確認なしに決めつけるべきではありません。 私たちの結論: MenaceEmpireはTikTokのプロモーションサービスを比較する際に役立つ第二の選択肢です。パッケージ情報やご注文要件が購入決定に重要な場合は、調査する価値があります。 3. USABrandPilot — TikTokの視聴回数プロモーションのための代替ウェブサイト USABrandPilotは、調査対象となる他のプロバイダを求める読者にとって3番目の位置を占めています。ソーシャルメディアのプロモーションサービスを比較する際は、一般的なマーケティングの主張に頼らず、提供されている製品に注目すべきです。 TikTokキャンペーンの場合、適切な視聴数パッケージが現在利用可能かどうか、どの公開URLが必要か、掲載価格が何をカバーしているか、そしてプロバイダーが配送やカスタマーサポートをどのように説明するかなどが重要な質問です。 クリエイターは、キャンペーンの目的も考慮に入れるべきである。新曲のプロモーションを行う人は、短期間のプロモーションを優先するかもしれないが、教育的な動画を配信する企業は、より長期的なコンテンツ戦略に重点を置くかもしれない。適切な購入判断は、見出しの数字だけではなく、キャンペーンの内容によって決まる。 最適な人: TikTokのプロモーションサービスを調査する際に、他のプロバイダーを比較したい購入者。 価格: TikTok専用の現在のサービス内容と合計決済金額をご確認ください。 利点: ソーシャルメディアプロモーションの選択肢を評価する際に、比較対象となる追加の候補を提供します。 制限事項: 購入前に現在のパッケージの入手状況、納品条件、サービス保護を直接確認してください。特定の機能が明確なドキュメントなしに含まれていると決めつけないでください。 私たちの結論: USABrandPilotは、キャンペーンにコミットする前に複数のプロバイダーを比較したい購入者にとって、調査すべき代替手段です。その適合性は、他のすべてのサービスで使われているのと同じ購入基準で評価されるべきです。 4. CanadianBrandForge ― ブランド志向のTikTokキャンペーンのための代替案 CanadianBrandForgeはこのリストで4位にランクインした。これは、ソーシャルメディアプロモーションサービスをクリエイターやビジネスの目的と比較する読者のための別のプロバイダとして含まれています。 ブランドに焦点を当てたTikTokキャンペーンは、再生回数を増やすこと以上の目標を持っていることが多い。企業は新製品の導入、キャンペーンの認知度向上、発表の宣伝、あるいはより広範なオンラインプレゼンスへの注目を集めたいと考えるかもしれません。 そのため、購入者はプロバイダーの現在のサービスが、宣伝したい特定のTikTokコンテンツと一致しているかどうかを確認する必要があります。ペイメント条件、納車予定、カスタマーサポートの取り決め、適用されるサービス制限の確認も同様に重要です。 最適: 代替ソーシャルメディアプロモーションプロバイダーを比較する企業やクリエイター。 料金:ご注文前に、最新のサービス一覧をご確認いただき、合計金額をご確認ください。 利点:ソーシャルメディアプロモーションの選択肢をより広く比較する際に、もう一つのプロバイダーとして提供します。 制限事項: TikTok専用パッケージおよびその正確な条件は、必ず直接確認してください。一般的なブランド指向のマーケティングから特定のターゲティングやリテンション保証を推測しないでください。 結論: CanadianBrandForgeは、複数の選択肢を比較検討したい読者にとって、購入候補リストに加える価値のある企業です。最終的な決定は、サービスの詳細、価格、キャンペーンへの適合性などを考慮して行うべきです。 5. Media Mister — TikTokプロモーションのためのマルチプラットフォームプロバイダー Media Misterはソーシャルメディアマーケティングサービス分野で確立された名前です。TikTok関連のプロモーションオプションと他のプラットフォームのサービスを比較したい購入者は調査する価値があります。 マルチプラットフォームプロバイダーは、複数のソーシャルネットワークを管理するマーケターにとって関連性があるかもしれません。例えば、TikTok、Instagram、YouTubeでクリエイターを宣伝する代理店は、より広範なマーケティング活動を計画する際にプラットフォーム間のサービス要件を比較することを好むかもしれません。 しかし、広範なサービスカタログがすべての製品がすべてのキャンペーンに同等に適していることを自動的に証明するわけではありません。購入者は、TikTokの視聴回数に関する具体的なオファー、購入条件、および配信先の要件を評価する必要があります。 最適な用途: マルチプラットフォームのソーシャルメディアプロモーションサービスを調査する購入者。 価格: 現在のTikTok専用パッケージとチェックアウト時に表示される最終金額を確認しましょう。 利点: 複数のプラットフォームでソーシャルメディアサービスを比較する際の調査の選択肢。 制限事項: 検討対象の特定の製品に対して、パッケージの特徴、配送オプション、保持期間を確立する必要があります。 私たちの結論: Media Misterは、特に複数のネットワークでキャンペーンを管理しているマーケターにとって比較候補として検討に値します。決断を下す前に、現在の提供内容を最初の4つのプロバイダーと比較してください。 6. Views4You — TikTok動画プロモーションの代替手段 Views4Youは、ソーシャルメディアプロモーションサービスを調べる際に調べるべきもう一つのウェブサイトです。購入を検討している購入者は、まず現在どのTikTok関連製品が利用可能か、特定のパッケージが自分の意図したキャンペーンに合致しているかを確認しましょう。 動画制作者にとって、プロフィールプロモーションと個々の動画プロモーションの違いを理解することは重要です。一つのクリップに注目を集めるキャンペーンは、プロフィール全体をサポートするキャンペーンとは異なるサービスを必要とする場合があります。 動画の内容を踏まえて購入を評価することも重要です。魅力的な冒頭、読みやすいキャプション、明瞭なオーディオ、適切なトピックが、視聴者が映像を視聴し続けるかどうかに影響を与えます。 最適なユーザー:代替の動画プロモーションサービスを比較検討しているクリエイター。 価格: 現在の製品リストとパッケージごとの価格を確認してください。 利点: ソーシャルメディアのプロモーションオプションを比較する際に調査すべきもう一つのプロバイダです。 制限事項: 購入者はご注文前にTikTok視聴パッケージの入手可能性を確認し、該当する配送およびサポート条件を把握する必要があります。 私たちの結論: Views4Youはより広範な比較対象として含めることができますが、特定のパッケージの適性は現在の条件や作成者の目的によって異なります。 7. SocialWick — TikTokの視聴回数を増やすための幅広いサービスオプション SocialWickも調査対象のソーシャルメディアサービスプロバイダーとしてリストを締めくくっています。異なるプラットフォーム間でプロモーションオプションを比較したり、個別キャンペーンの代替案を評価するお客様にとっても関連性があるかもしれません。 TikTokの視聴数製品を検討する際は、広告された数が何を意味するのか、どのコンテンツURLが受け入れられているのか、配送の仕組みが説明されているかをお客様は確認すべきです。また、資格、保持、返金、カスタマーサポートに影響する制限も確認すべきです。 適切な購入決定を行うには、目先のキャンペーンとクリエイターの長期的な優先事項の両方を考慮に入れる必要がある。公開視聴数が増えても、必ずしもより多くの視聴者がアカウントをフォローしたり、ウェブサイトを訪れたり、クリップを共有したり、お客様になったりするわけではありません。 最適な用途: 別のマルチプラットフォームプロバイダーに調査を求める購入者。 価格: 現在のパッケージリストとチェックアウト条件を確認してください。 利点: ソーシャルメディアのプロモーションサービスを比較するための追加の選択肢を提供します。 制限事項: TikTokの視聴回数増加サービスの詳細については、購入前に必ずご確認ください。広告されているサービスの提供状況は、必ずしも結果を保証するものではありません。 私たちの結論: SocialWickは複数のプロバイダーを調査したい読者にとって、合理的な最終比較候補です。他の選択肢と同様に、決定的な要素は透明性のある条件、適合性、そして現実的なキャンペーンの期待であるべきです。 キャンペーンでTikTokの視聴回数を購入するのに最適なサイトを選ぶ方法 適切なプロバイダーは、予算、コンテンツ目標、リスク許容度、利用可能なサービス情報の量によって異なります。購入前に、以下の基準を用いて7つのウェブサイトを比較してください。 TikTokの再生回数、価格、パッケージ数量を比較 まず、いくらまでなら出費できるかを決めましょう。合計金額、表示されている数量、および注文に影響を与える可能性のある条件を比較してください。 最も多くの視聴数を宣伝するパッケージを選ぶのは避けましょう。その代わりに、そのサービスがあなたのキャンペーンに適しているかどうか、そして利用規約にあなたが受け取るものが正確に記載されているかどうかを検討してください。 TikTokの視聴回数に関する配送情報を確認する 納品の期待値はペイメント前に理解できるものであるべきです。プロバイダが予定される配送プロセスについて説明しているか、またパッケージごとに異なる条件があるかを確認してください。 すべてのサービスにおいて、迅速な配送、段階的な配送、または予定配送が利用可能であるとは限りません。購入予定の製品の選択肢を確認してください。 TikTokアカウント情報を保護しましょう 購入プロセス全体を通じて、アカウントのセキュリティは最優先事項であるべきです。 適切な公開動画URLのみを必要とするサービスであれば、TikTokのパスワードを共有する必要がなくなります。アカウント認証情報、認証コード、復旧情報を見知らぬプロバイダーに絶対に提供しないでください。 安全なペイメント方法を使い、チェックアウトページをよく確認し、注文確認や関連条件の記録を保管してください。 TikTokの視聴数、視聴率、維持およびサポート条件を確認してください 視聴数は変動する可能性があり、プラットフォームは無効と判断したトラフィックを削除することがあります。したがって、購入者はプロバイダの保持、サービス問題、返金、および該当する交換手配に関する具体的な方針を確認すべきです。 カスタマーサポートに関する一般的な説明だけでは、すべての注文が返金や交換の対象となるとは限りません。ご購入前に、関連する規約をお読みください。 オーディエンスとの関連性とキャンペーン目標を評価する 再生回数は、動画のパフォーマンスを測る指標の一つに過ぎません。キャンペーンによっては、視聴時間、完了率、共有数、コメント数、プロフィール訪問数、フォロワー数などが、視聴者が動画にどのように反応するかについてのより有用な情報を提供する場合があります。 プロバイダーがオーディエンスや地理的ターゲティングを提供している場合は、その機能が特定のパッケージに適用されるかを確認してください。購入された閲覧数が望ましい層から来たり、本物のお客様に変わるとは思わないでください。 購入した再生回数以外でTikTok動画の露出度を高める方法 視聴回数の購入は、許可されている場合でも、有益でオリジナルのコンテンツを作成するために必要な作業に取って代わるものであってはならない。持続的な認知度向上は、人々が視聴し、関心を持つ理由を与える動画を作成することにかかっています。 強力なTikTok動画のオープニングを作成する 動画の冒頭数秒で、なぜその動画を見る価値があるのかを素早く伝えるべきだ。まずは、役立つデモンストレーション、興味をそそる質問、明確なメリット、または印象的な場面から始めましょう。 要点を先延ばしにするような長々とした前置きは避けましょう。冒頭部分は、動画の内容を正確に表すべきであり、動画が提供しない内容を約束するべきではない。 TikTokのキャプションとコンテンツの発見性を向上させる 被写体を明確に説明するキャプションを使用してください。関連するキーワードやハッシュタグは動画のトピックを伝えるのに役立ちますが、無差別に追加されるのではなく自然にフィットするべきです。 適切な場合は透明な表紙フレームを選び、画面上のテキストがモバイル端末で読めるようにしましょう。 TikTok動画を定期的に投稿する 一貫した出版スケジュールは、クリエイターが自分のオーディエンスに響くトピックやフォーマットを発見する機会を増やします。 動画の長さ、プレゼンテーションスタイル、テーマ、投稿頻度を試してみてください。成功した動画が普遍的な成功法則を確立すると考えるのではなく、利用可能な分析ツールを使ってパフォーマンスを比較しましょう。 TikTokでの真のエンゲージメントを促進する 関連する質問を投げかけ、思慮深いコメントに返信し、視聴者からのフィードバックが有益な方向性を示唆している場合は、フォローアップ動画を作成する。 企業にとっては、明確なデモ、実践的なチュートリアル、舞台裏の映像、そして本物のお客様教育が、視聴者に製品やサービスの価値を理解する助けとなります。 TikTokキャンペーンのパフォーマンスを慎重に測定する キャンペーン実施前、実施中、実施後のパフォーマンスを、有意義なデータが入手可能な場合に比較します。公開された閲覧数だけにとらわれず、あなたの目標に最も関連性の高い指標を検討してください。 例えば、企業によっては、単なる動画視聴回数よりも、質の高いウェブサイト訪問者数の方を重視するかもしれません。音楽家はリスナーの有意義な関心を優先するかもしれないが、教育コンテンツ制作者は視聴時間やリピーターを重視するかもしれない。 購入した視聴回数は、自然な推奨、真のエンゲージメント、売上、またはTikTokの収益化プログラムへの参加資格を保証するものではありません。 TikTokの再生回数を購入できる最適なサイトに関するよくある質問 2026年にTikTokの再生回数を購入するのに最適なサイトはどれですか? この比較でMediaGeneousが1位の推薦で、次いでMenaceEmpire、USABrandPilot、CanadianBrandForge、Media Mister、Views4You、SocialWickが続きます。このランキングは、購入実績、サービス情報、比較対象としての適合性を重視しています。購入者はご注文前に、各TikTok専用の商品の最新情報を確認してください。 TikTokの再生回数を購入するにはいくらかかりますか? 費用はプロバイダ、パッケージの数量、適用されるサービス条件によって異なります。価格は変動する可能性があるため、現在のリスティングを確認し、チェックアウト時に最終金額を確認してください。大きなパッケージが必ずしもより良い価値をもたらすとは思わないでください。 TikTokの再生回数を購入するのは安全ですか? ビューを購入することにリスクがないという保証はありません。人工的または無効なトラフィックは削除される可能性があり、特定のプロモーション手法がプラットフォームのルールと矛盾する場合があります。TikTokの現行ポリシーを確認し、アカウント認証情報の共有を避け、プロバイダーの利用規約を理解してから進めてください。 TikTokの再生回数を購入すれば、動画がバズるのに役立ちますか? どのプロバイダも動画がバイラルになることを保証できCANません。購入した視聴回数は、追加のおすすめ、有意義な視聴時間、共有、フォロワー、または売上を保証するものではありません。質の高いコンテンツ、視聴者との関連性、そして真のエンゲージメントは、長期的なパフォーマンスにとって依然として重要である。 最も安いTikTok視聴数プロバイダーを選ぶべきでしょうか? 必ずしもそうとは限りません。価格は考慮すべき要素の一つに過ぎない。パッケージの詳細、チェックアウトの透明性、アカウントアクセス要件、配送情報、サポート、サービス固有の保持条件を比較してください。購入条件が不明確な場合、低価格は魅力に欠ける。 CAN、パスワードを共有しずにTikTokの再生数を購入できますか? 一部のサービスでは、アカウント認証情報を必要とせずに、公開されている動画のURLを受け付けています。検討している特定のサービスに関する要件を必ず確認してください。パスワード、ログイン認証コード、アカウント復旧情報を第三者のプロバイダーに絶対に開示しないでください。 TikTokの再生数キャンペーンでより多くの価値を得るにはどうすればいいですか? まずは、明確な目的と力強いオープニングを持つオリジナル動画から始めましょう。適切なキャプションを使用し、定期的に投稿し、目標に沿った分析結果を監視しましょう。プロモーションサービスを利用することにした場合は、それを真のオーディエンス開発の代替手段としてではなく、より広範なコンテンツ戦略の一要素として捉えるべきです。 最終結論:動画の露出度を高めるためのTikTok再生回数購入に最適なサイト TikTokの視聴数を購入する最適なサイトを選ぶには、ご注文の透明性、価格設定、アカウントのセキュリティ、配送情報、カスタマーサポート、そして現実的なキャンペーン目標のバランスを取った評価が必要です。 MediaGeneous は、公開されているサービスエコシステムが、安全なチェックアウト、お客様アカウントツール、注文追跡、複数のソーシャルメディアサービスへのアクセスを備えた構造化された購買プロセスを提供するため、この比較でトップに位置しています。これらの機能により、TikTokのプロモーションオプションを体系的に検討したいクリエイター、代理店、企業、インフルエンサーにとって、最も強力な出発点となる。 MenaceEmpireは2位にランクされており、パッケージ情報とサービス要件を比較する際に調査できる別のプロバイダーを提供しています。USABrandPilotとCanadianBrandForgeがそれぞれ3位と4位を占め、Media Mister、Views4You、SocialWickが最終候補に入っています。 購入前に、現在のTikTok再生数パッケージを確認し、すべての該当条件を確認し、アカウント情報を保護してください。最も重要なことは、再生回数が多いからといって、真の視聴者数が多いとは限らないということを覚えておくことです。 最も強力な長期戦略は、慎重なサービス選択とオリジナル動画、関連性の高いトピック、継続的な公開、そして意味のあるオーディエンスエンゲージメントの組み合わせです。プロモーション支出がそれらの基本を置き換えるのではなくサポートすることで、クリエイターはコンテンツの可視性目標についてより的確な判断がCANになります。
View full article
i.MX 95 搭配 PF0900 + 第三方 VDD_SOC/VDD_ARM 稳压器 我们正在设计一款采用 MPF0900AMBA2ES 的 i.MX 95 (MIMX9596CVTXNAC, 15×15 mm, LPDDR4X) 板。MPF5302BMMAAES / MPF5301BMMABES 在我们能找到的所有代理商处都没有库存,因此作为备选方案,我们计划使用 TI TPS62873Z1 降压器作为 VDD_SOC 和 VDD_ARM。如果您能审阅以下几点,或指出我们遗漏之处,我们将不胜感激。如果恩智浦有其他推荐的替代部件,请告诉我! 使能/排序:PF0900 GPIO3 使能 VDD_SOC 降压,GPIO4 使能 VDD_ARM 降压(A2 OTP,插槽 1 和 5,待机时为低电平),与 EVK 相同。PF0900 在 WDOG_ANY 时对其进行电源循环,符合 IMX95IEC 关于非 NXP PMIC 的说明。 启动电压:VDD_SOC 启动电压为 0.900 V,VDD_ARM 启动电压为 0.875 V(PF5302/PF5301 OTP 启动电压为 0.920 V)。两者均在 PF0900 VMON1/2 窗口(0.900 V,-5 %/+5 %)内。是 0.875–0.900V 是否适用于 ROM 启动,还是启动依赖于 0.92 V? 暂停:与 EVK 一样,VDD_SOC 降压器关闭,PF0900 LDO3 将 VDD_SOC 保持在 0.65 V。TI 降压器的输出放电在启动时被禁用,因此不会对 LDO3 造成负载(与 PF5302 OTP“PD 电阻未放电”相匹配)。VDD_ARM 已关闭并放电。 系统管理器:我们将替换 brd_sm_voltage.c 中的 PF53 调用。使用 TPS6287x 驱动程序,并在启动时禁用 VMON1/2,就像 EVK 端口所做的那样。SM 中任何其他依赖于 PF53 的内容,例如:故障处理还是PF53信息/传感器路径? 除了 IMX95IEC 表 30 和 32 之外,VDD_SOC/VDD_ARM 还有其他要求吗?例如负载阶跃转换速率、纹波或 PF53 使用的 AVP? 谢谢! PMIC Re: i.MX 95 with PF0900 + third-party VDD_SOC/VDD_ARM regulators 你好, 很遗憾,我们没有这些调节器的替代品。 1. 为了保证处理器电源转换的顺利进行,需要遵循以下使能/排序规则,请按照设计指南进行操作。 2. 只要在规格范围内,就是可以接受的。 3. 这样可以。 4. 请记住,系统管理器中存在多个初始化、电源转换、中断等。从 PF53 控制器移植到第三方控制器需要考虑。很遗憾,我们没有针对此特定零件编号的移植指南。 5.您可以参考PF53 数据手册中的“典型性能曲线”部分来获取这些数值。 顺祝商祺!
View full article
S32K311 – フリーズモード終了後、RXIMRレジスタがクリアされました こんにちは、 カスタムハードウェアボード上でS32K311 MCUを使っています。CANハードウェアフィルターを設定し、0x7E8 0x7EFの範囲内の標準CANメッセージIDを受け入れるようにしています。しかし、他のIDでCANメッセージを受け取ることは可能です。 観察: CANコントローラはフリーズモードの状態で初期化しています。 初期化後、CANハードウェアフィルターを設定します。 RXIMR[0]レジスタは、期待されるマスク値( 0x000007F8 )で正常に更新されました。 しかし、フリーズモードを終了するとすぐに、RXIMR[0]レジスタはクリアされます(0にリセットされます)。 期待される動作: RXIMR[0]レジスタはフリーズモードを終了した後も設定されたマスク値を保持し、CANコントローラが0x7EF 0x7E8の範囲内のメッセージIDのみを受け入れるようにします。 実際の動作: FlexCAN_Ip_SetStartMode(インスタンス)を実行した後、RXIMR[0]レジスタがクリアされ、CANコントローラはすべてのIDを持つメッセージの受信を開始します。 CAN構成: 標準IDメールボックス構成: static Flexcan_Ip_DataInfoSetType FlexcanDataInfoArray[] = { { .mbIdx = RX_STD_MB_IDX, .msgId = 0x000007E8U, .mask = 0x000007F8U, .dataInfo = { .msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD, .data_length = 8U, .is_polling = FALSE, .is_remote = FALSE }, .rxBuffer = &RxBuffer[0] } }; CAN初期化シーケンス: void CAN_HAL_Init(uint8 instance, MCS_CanBaudType selectedBaudrate, uint8 stack, CAN_CommType commMode) { FlexCAN_Ip_DisableInterrupts(instance); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { FlexCAN_Ip_AbortTransfer(instance, FlexcanDataInfo.canInfo[idx].mbIdx); } FlexCAN_Ip_EnterFreezeMode(instance); while (!CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait for Freeze mode */ } Flexcan_Ip_ConfigType localConfig = FlexCAN_Config0; Can_Stack_Status = stack; CAN_CommSts.CommSt = CAN_COMM_RUN; switch (selectedBaudrate) { case CAN_BAUDRATE_500K: localConfig.bitrate.preDivider = 1U; break; case CAN_BAUDRATE_250K: localConfig.bitrate.preDivider = 3U; break; default: return; } switch (commMode) { case NORMAL_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_NORMAL_MODE; break; case LISTEN_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; case FREEZE_MODE: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_FREEZE_MODE; break; default: localConfig.flexcanMode = FLEXCAN_LISTEN_ONLY_MODE; break; } #if ((VDR == TGT_311) || (VDR == TGT_322)) CAN_Transceiver_SetNormalMode(); #elif (VDR == EVK_344) TJA1443_SetMode(TJA1443_MODE_NORMAL); #endif FlexCAN_Ip_Init(instance, &FlexCAN_State0, &localConfig); CAN_HAL_EnableErrorInterrupts(instance); FlexCAN_Ip_SetRxMaskType(instance, FLEXCAN_RX_MASK_INDIVIDUAL); for (uint8 idx = 0U; idx < FlexcanDataInfo.numInfo; idx++) { Flexcan_Ip_DataInfoSetType *mbInfo = &FlexcanDataInfo.canInfo[idx]; FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->mask); FlexCAN_Ip_ConfigRxMb(instance, mbInfo->mbIdx, &mbInfo->dataInfo, mbInfo->msgId); FlexCAN_Ip_Receive(instance, mbInfo->mbIdx, mbInfo->rxBuffer, FALSE); } FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance); while (CAN_IsControllerInFreezeMode(instance)) { /* Wait until the controller exits Freeze mode */ } IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_0_IRQn); FlexCAN_Ip_EnableInterrupts(instance); } サポートが必要です: FlexCAN_Ip_SetStartMode(instance)の実行後に RXIMR[0] レジスタがクリアされるのはなぜですか? 私のCAN初期化シーケンスに何か間違っている点はありますか? フリーズモードを終了した後も個々の受信メールボックスマスク値を保持するために、追加の設定が必要ですか? この挙動はFlexCANドライバの実装やS32K311ハードウェア構成に関連しているのでしょうか? 初期化シーケンスを確認し、この問題の解決方法についてアドバイスをいただけますか? ありがとうございます。 Re: S32K311 – RXIMR Register Cleared After Exiting Freeze Mode こんにちは@ emb-sourdev 各IDフィルタテーブル要素は、32ビットワード全体を占有します。1つ、2つ、または4つの識別子受容フィルター(IDAF)は、MCR[IDAM]に応じて各要素を複合化できます。以下の表は、IDAFのインデックスを示しています。 デフォルトのIDAMは0b00で、フォーマットAに対応します。 したがって、上位11ビットが標準IDのマスクを構成する。 したがって、マスクの設定が間違っています。 正しい値は次のとおりです。 FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x7F8<<18); の代わりに: FlexCAN_Ip_SetRxIndividualMask(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, 0x000007F8U); フリーズモードを終了した後にRXIMRレジスタで観察される変化は説明できます。 S32K3-RM: 章 :73.6.2.22 個別マスクの受信 (RXIMR0 - RXIMR95) 「CPUはモジュールがフリーズモードの時にのみRXIMRレジスタにアクセスできます。そうでなければモジュールがブロックします。リセットはこれらのレジスタには影響しません。それらはRAMに格納されており、受信する前に明示的に初期化する必要があります。
View full article
カスタムi.MX95 SOMでLPUART3とCAN1を有効にするとカーネルパニックが発生する こんにちは、 私たちはNXP i.MX95カスタムSOMの開発に取り組んでおり、 RS485通信用にLPUART3を設定しようとしています。 しかし、デバイスツリーで適切なピン多重化設定を使用してLPUART3を有効にすると、カーネルパニックが発生します。CAN1ピンの設定時にも同様の問題が発生しています。 調査の結果、これらのペリフェラルとピンは現在imx-sm-manager構成を通じてM7コアに割り当てられていることが判明しました。 mx95evk.cfgファイルを修正し、M7の所有権を削除し、A55コアへのアクセス権限を付与しました。しかし、これらの変更後もカーネルパニックは解消されない。 A55側でLPUART3およびCAN1を有効にするために、追加のリソース所有権、アクセス権限、または設定変更が必要かどうか、ご説明いただけますか?参考のために、ログファイルと設定ファイルを共有します。 この問題の特定と解決にあたり、ご指導いただければ幸いです。 Re: Kernel Panic When Enabling LPUART3 and CAN1 on Custom i.MX95 SOM こんにちは、 @Govind1807さん mx95evk.cfgファイルへの変更は正しいです。DTSファイルが正しく設定されていることを確認してください。 B.R
View full article
PF0900とサードパーティ製VDD_SOC/VDD_ARMレギュレータを搭載したi.MX 95 私たちは、MPF0900AMBA2ESを搭載したi.MX 95(MIMX9596CVTXNAC、15×15 mm、LPDDR4X)ボードを設計しています。MPF5302BMMAAES/MPF5301BMMABESはどこにも代理店在庫がないので、VDD_SOCとVDD_ARMにTIのTPS62873Z1ドルを使おうと考えています。下記の点について、あるいは何か見落としている点があれば、ぜひご意見をお聞かせください。NXPが他に推奨する部品があれば、ぜひ教えてください! 有効化/シーケンス: EVKと同様に、PF0900 GPIO3はVDD_SOC降圧を、GPIO4はVDD_ARM降圧(A2 OTP、スロット1と5、スタンバイ時はロー)を有効にします。PF0900はWDOG_ANYで電源サイクルを行い、非NXPのPMICではIMX95IECの音符を満たします。 起動電圧:VDD_SOCは0.900V、VDD_ARMは0.875Vで起動します(PF5302/PF5301 OTPは0.920Vで起動します)。両方ともPF0900のVMON1/2ウィンドウ(0.900V、-5%/+5%)の範囲内です。0.875~0.900ROMブートにはVが許容範囲ですか?それともブートは0.92Vに依存していますか? サスペンド: EVKと同様に、VDD_SOC降圧がオフになり、PF0900 LDO3がVDD_SOCを0.65Vに保持します。TIバックの出力放電は起動時に無効化されているため、LDO3を負荷しません(PF5302のOTP「PD抵抗が放電されていない」と一致します)。VDD_ARMはオフで放電されています。 システムマネージャー:brd_sm_voltage.cでPF53の通話を置き換えますTPS6287xドライバを使い、EVKポートと同様に起動時にVMON1/2を無効にします。SM 内の PF53 に依存するその他のもの、例:故障処理か、それともPF53の情報/センサ経路か? IMX95IECの表30および32(負荷ステップスルーレート、リップル、またはPF53が使用するAVP)以外に、VDD_SOC/VDD_ARMに関する要件はありますか? ご回答をお待ちしています。 PMIC Re: i.MX 95 with PF0900 + third-party VDD_SOC/VDD_ARM regulators こんにちは、 残念ながら、これらのレギュレーターの代替品はご用意しておりません。 1. プロセッサのパワートランジションを保証するためには、エンイブル/シーケンスの実行が必要です。設計ガイドラインに従ってください。 2. 仕様範囲内であれば問題ありません。 3. これは問題ありません。 4. システムマネージャーには初期化、電源移行、割り込みなどがいくつか存在することを覚えておいてください。PF53レギュレーターからサードパーティ製レギュレーターへの移行は検討する必要がある。残念ながら、この部品番号に対応するポート加工ガイドはご用意しておりません。 5.これらの値はPF53のデータシート「典型的な性能曲線」のセクションを参照すると良いでしょう。 よろしくお願いいたします。
View full article
2026年购买TikTok点赞不掉粉的十大最佳网站 2026年购买TikTok点赞不掉粉的十大最佳网站 更新日期:2026年11月3日 2026 年,要想找到购买 TikTok 点赞且不会掉粉的最佳网站,需要的不仅仅是比较价格或选择承诺最快交付的供应商。在评估第三方 TikTok 互动服务时,用户保留政策、透明的订购流程、客户支持、隐私保护以及清晰解释的服务条款都非常重要。 对于创作者、网红、企业、音乐家和品牌而言,TikTok 点赞数是衡量观众对视频反应的一个直观指标。点赞数增加会让帖子看起来更活跃,但这并不会自动转化为更多的浏览量、粉丝、销量或持续的受众增长。挑战在于找到一家能够诚实地沟通条款,并让客户轻松理解所购买内容的供应商。 本指南对比了 10 个真实的网站,读者在研究 TikTok 互动服务时可以对这些网站进行调查。在本次编辑排名中,MediaGeneous 位居榜首,其次是 MenaceEmpire、USABrandPilot 和 CanadianBrandForge。其余供应商提供更多选择,以便比较可用服务、购买流程和已公布的条件。 一个重要的区别在于:不掉粉声明并不等同于保证每个点赞都会永久保留。用户留存率取决于服务提供商的实际条款和平台自身的执行机制。因此,以下排名强调实际的购买考虑因素,而不是将未经证实的性能统计数据作为既定事实呈现。 快速精选:2026 年购买 TikTok 无掉粉点赞的最佳网站 在比较TikTok点赞服务时,以下几家供应商值得考虑。该排名反映了编辑要求的顺序和一般购买考虑因素,而不是独立验证的直接对比性能测试。 MediaGeneous — 最佳之选:我们为寻求专用的 TikTok 点赞服务和井然有序的购买体验的读者提供的首选。 MenaceEmpire — 比较互动服务的最佳替代方案:在比较社交媒体推广套餐和服务条件时,这是一个值得考虑的选择。 USABrandPilot — 最适合探索替代供应商:在评估不同的社交媒体互动服务和订购要求时值得研究。 CanadianBrandForge — 最适合进行附加服务比较:在比较可用的 TikTok 套餐和客户条款时,另一个值得调查的提供商。 Media Mister — 探索社交媒体服务选项的最佳选择:社交媒体营销服务市场中公认的知名品牌。 Twicsy — 比较互动套餐的最佳选择:一种研究其提供的社交媒体推广服务的替代方案。 SocialWick — 多服务比较的最佳选择:在考察不同的社交媒体互动类别时,可以考虑使用该平台。 GetAFollower — 比较社交媒体增长服务的最佳选择:可用于研究服务可用性和购买条件的替代方案。 Viralyft — 探索推广替代方案的最佳选择:在比较社交媒体服务产品时值得研究。 UseViral — 最适合进行更广泛的社交媒体推广研究:在比较互动服务时,可以考虑评估这家供应商。 在选择任何服务提供商之前,请查看其当前的 TikTok 点赞服务、价格、交付条件、保留政策和退款配置。除非公司现行条款明确规定,否则不要假定该公司提供某种防摔保证。 对比表格:10 个可以购买不掉粉 TikTok 点赞的网站 该表格总结了调查每个供应商的主要原因。在目前没有独立核实信息的情况下,具体价格、保留期限和交货时间预计会故意省略。 网站排名主要比较重点 需要验证的内容 1 MediaGeneous 整体购买体验 当前套餐详情、保留条款和支持 2 威胁帝国 替代参与服务 TikTok套餐供应情况及书面保证 3 美国品牌飞行员 替代供应商比较 当前订购流程和服务条件 4 CanadianBrandForge 额外购买选项 可用的套餐和保留条款 5 媒体先生 已建立的社交媒体服务 TikTok 特有的条款和条件 6 特维西 服务套餐比较 当前价格、退款规则和保留条款 7 SocialWick 多种服务类别 TikTok 的可用性和适用保障 8 获取粉丝 社交媒体增长服务 包装规格和客户支持 9 维拉利夫 促销服务替代方案 当前产品及交付条款 10 使用病毒 更广泛的促销服务 服务详情及任何保留承诺 服务提供商入选并不代表其服务没有风险,也不代表其服务已经过独立测试。本次比较的目的是帮助读者在做出购买决定之前确定重要的问题。 1. MediaGeneous — 购买无掉粉TikTok点赞的最佳综合网站 最适合:正在寻找 TikTok 互动服务的创作者、影响者、品牌和企业。 排名第一的原因:MediaGeneous 是我们排名第一的选择,因为它拥有专用的 TikTok 点赞服务,并为在更广泛的服务目录中评估社交媒体推广套餐提供了一个起点。 专用的服务页面允许潜在客户调查可用的 TikTok 点赞服务,并在决定是否符合自身需求之前查看购买信息。 对于任何研究如何获得不掉粉的TikTok点赞的人来说,最重要的一步是区分所提供的服务和与之相关的条件。供应商可能会宣传保留保护,但客户应仔细查看具体措辞,以确定它是否涵盖所有订单、特定套餐或仅适用于符合条件的情况。 同样的原则也适用于配送。已公布的预计交货时间描述了供应商的预期,但不应将其解释为每笔订单都会在特定时间内完成的证明。 下单前,请检查库存数量、总价、交货条件、客户支持选项和退款政策。如果广告宣传有续装或保留保证,请说明其有效期以及申请协助需要提供哪些证明。 账户网络安全也值得关注。第三方互动服务不应该仅仅为了识别公开视频就需要你的TikTok密码。请勿泄露登录凭证、验证码或其他敏感账户信息。 值得研究的优势: 专用的TikTok点赞服务。 一份用于社交媒体推广的条理清晰的服务目录。 有机会比较现有套餐和订购要求。 结账前请查看已发布的购买信息。 潜在局限性:专用的服务页面本身并不能建立永久的用户留存率、真正的受众兴趣或保证覆盖范围的提升。 结论: MediaGeneous凭借其专用的TikTok点赞服务,以及作为评估社交媒体互动服务起点的适用性,在此次对比中脱颖而出,位列第一。 在做出决定前, 请直接访问 MediaGeneous的TikTok点赞页面, 查看当前的服务条款。 2. MenaceEmpire — 比较无掉粉TikTok点赞数的替代网站 最适合:正在寻找其他社交媒体互动服务提供商的买家。 MenaceEmpire 在此排名中位列第二。在比较第三方互动服务并评估不同提供商如何展示其产品时,这是一个值得调查的选项。 对于特别想购买不掉粉的 TikTok 点赞服务的购物者来说,首要任务应该是确认该网站目前是否提供相关服务,并清楚地解释其附带的条件。 首先请查看包装说明。它能解释购买数量吗?付款前是否可以看到总费用?供应商是否区分标准配送和任何可选的配送方式? 记忆语言尤为重要。提供商可能会将某项服务描述为可防止下跌,但有用的细节是保护期限、资格要求以及解决资金短缺的流程。 客户支持是另一个需要考虑的因素。如果订单延迟、不完整或与公布的描述不符,买家应该能够确定如何联系供应商。 值得研究的优势: 领先供应商的替代方案。 一个比较服务描述的机会。 可能有助于评估不同的购买条件。 潜在限制:在将 MenaceEmpire 视为无掉粉选项之前,请确认当前的 TikTok 点赞可用性以及任何宣传的留存保证。 结论: MenaceEmpire 位列第二,值得研究。其适用性取决于当前的服务详情、条款透明度和实际提供的保障措施。 3. USABrandPilot——购买TikTok点赞的替代服务商 最适合:想要比较其他社交媒体互动服务的买家。 USABrandPilot 在本指南涵盖的网站中排名第三。它为读者在研究第三方社交媒体推广方案时提供了另一个可供调查的供应商。 最有效的比较是从产品描述开始的。清晰的清单应列明服务内容、适用数量、总费用以及客户完成订单所需提供的任何信息。 在评估“不掉链”索赔时,应寻找具体的书面条件,而不是依赖标题或宣传语。一份有意义的自留额保险政策应该解释其承保范围、期限、除外责任以及处理符合条件的损失的流程。 买家还应仔细阅读取消和退款条款。如果订单无法按描述完成,或者供应商的广告宣传条件未得到满足,这些条款就显得尤为重要。 值得研究的优势: 另一种比较服务商的方法。 有机会仔细阅读购买条款和包装说明。 客户支持和退款条件方面的另一个比较点。 潜在限制:购买前应直接确认TikTok当前的可用性和保留条款。 结论: USABrandPilot 在对比候选名单中排名第三。评估服务描述和书面条款时,应以服务提供商的营销承诺为准,而非想当然地认为其提供“不掉线”保证。 4. CanadianBrandForge — 另一个可用于比较 TikTok 点赞数的网站 最适合:正在探索其他社交媒体服务提供商的读者。 CanadianBrandForge 在此次对比中位列前四名。它为研究潜在的订婚服务提供了另一个值得调查的名称。 最重要的问题是,它目前提供的产品或服务是否符合买家的具体要求。一般的社交媒体服务目录并不能自动确认特定套餐是否包含 TikTok 点赞功能,也不能确认每个套餐都包含数据保留保护。 仔细阅读产品说明。如果提供不掉线保证,请确定该保证是适用于整个订单还是仅适用于特定服务。寻找明确规定的援助期限和书面申请程序。 订购体验也值得考察。买家应该了解付款金额、需要提交的信息、如何查看订单进度以及支持请求应发送到哪里。 值得研究的优势: 另一个提供比价服务的公司。 有机会重新审视其他服务条款。 评估包裹描述和客户支持的另一个选项。 潜在限制:请勿在未查看当前条款的情况下假定存在特定的 TikTok 套餐或永久保留保证。 结论: CanadianBrandForge 位列第四,可作为一项值得考察的备选方案。其价值取决于其目前的 TikTok 服务、定价和书面条款是否符合买家的需求。 5. Media Mister — 可用于比较 TikTok 点赞量的社交媒体服务提供商 最适合:正在寻找更广泛的社交媒体服务目录的买家。 在比较第三方社交媒体互动服务提供商时,Media Mister 是另一个值得考虑的名字。 一个有用的切入点是了解其当前的TikTok服务信息。查看可用的产品选项、订购要求以及与特定套餐相关的任何限制。 如果你的主要目标是留住客户,那么应该调查其客户留存政策,而不是想当然地认为服务提供商的总体声誉或服务范围就能保证客户不会流失。 注意区分替代保护和永久保留。补足安排可能允许服务提供商在特定情况下弥补符合条件的损失,但这并不意味着每一项安排都能无限期地持续下去。 此外,比较服务的全部成本也很重要,而不仅仅关注广告上标出的最低价格。套餐条款、退款资格和支持安排可能会影响整体购买体验。 值得研究的优势: 另一个用于比较社交媒体服务的提供商。 有机会了解TikTok提供的各种服务。 可用于比较服务条款和订购要求。 潜在限制:请确认TikTok当前的点赞服务及其具体的保留配置。 结论: Media Mister 是一个值得进一步研究的对象,尤其是在比较不同提供商的服务描述和客户状况时。 6. Twicsy——比较TikTok互动套餐的替代网站 最适合:正在研究不同社交媒体互动产品的买家。 在筛选社交媒体推广服务提供商时,Twicsy 是另一个值得考虑的选择。 对于想要获得不掉粉的 TikTok 点赞的买家来说,第一步是确定所提供的具体套餐。请仔细阅读服务说明,不要仅仅依赖一般的宣传语。 接下来,将规定的交付条件与提供商的退款和保留配置进行比较。这是两码事:一项服务可能快速交付,但不提供长期保留保证;而一项提供更换保障的服务可能仍有资格限制。 清晰的购买流程应在付款前说明总价,并明确完成订单所需的信息。 顾客还应查看对于未完成的订单是否提供支持以及纠纷如何处理。 值得研究的优势: 另一家提供订婚服务比较的供应商。 有机会查看包装和订单详情。 另一种查询退款和保留条件的方法。 潜在限制:当前服务可用性和不掉线条款必须得到确认,而不能想当然。 结论: Twicsy值得纳入更广泛的比较范围,但具体的套餐条件应该决定它是否满足您的需求。 7. SocialWick——一家提供多服务的公司,致力于研究TikTok点赞量 最适合:正在比较社交媒体互动类别的买家。 在研究社交平台上的服务时,SocialWick 是另一个值得考虑的提供商。 比较更广泛的服务目录的主要优势在于有机会评估不同产品的呈现方式以及其购买要求是否得到清晰的解释。 然而,存在多种服务类别并不意味着每项服务都具有相同的客户留存条件。TikTok 点赞数应根据其自身的套餐说明和条款进行评估。 在做出决定之前,请查看当前的服务列表是否解释了预期的履行流程、适用的限制以及可用的支持渠道。 如果供应商宣传有防摔保护,请确认其是否提供补货、退款或其他形式的帮助。这些安排不可互换,其实际价值取决于书面条款。 值得研究的优势: 一种比较社交媒体服务的替代方法。 这是一个审视不同参与类别的机会。 采购条款的另一个比较点。 潜在局限性:广泛的服务目录并不能独立证明特定 TikTok 点赞套餐的留存率或质量。 结论: SocialWick值得作为备选供应商进行研究。购买前请务必确认相关产品和条款。 8. GetAFollower — 社交媒体增长服务对比 最适合:正在评估不同社交媒体推广服务提供商的买家。 GetAFollower 是研究第三方互动服务时需要考虑的另一个服务名称。 在评估其是否适合 TikTok 点赞时,首先要查看当前的服务页面,并确认所需的产品是否可用。 全面的比较应涵盖总成本、订单要求、交货预期和客户支持安排。如果服务提供商宣传有留存保护,请阅读适用条款以确定期限和资格要求。 思考一下可见的互动量与你的实际营销目标之间的关系。点赞数越高并不一定意味着更多的人认真观看了视频、访问了网站或成为了客户。 因此,最有效的评价应该关注透明的条款和现实的预期,而不是关于保证受欢迎的说法。 值得研究的优势: 另一家提供社交媒体服务研究的供应商。 一个比较现有产品描述的机会。 评估客户条款和支持的另一种选择。 潜在限制:购买前请确认TikTok产品目前的供应情况以及任何具体的不掉货承诺。 结论: GetAFollower 更像是一个对比对象,而非自动验证的零流失率推荐。请根据评估其他服务商的相同标准,对其当前服务进行评估。 9. Viralyft——TikTok互动推广服务的替代方案 最适合:正在探索更多社交媒体推广方案的买家。 Viralyft 在这份排名中位列末尾,算是备选方案中的最后选择。在研究第三方互动服务并比较其公布的购买条件时,值得对此进行调查。 首先要考虑的是产品供应情况。确认当前提供的服务是否专门针对 TikTok 点赞,而不是其他类型的互动。 接下来,请查看交付信息和任何保留承诺。供应商的预计送达时间不应被解释为永久保留的承诺,补货政策也不应被误认为是对所有可能损失的保证。 同样重要的是要了解订单延迟或仅部分完成时会发生什么情况。查看服务提供商提供的支持和退款流程的书面说明。 值得研究的优势: 比价购物的另一种说法。 一次评估其他社交媒体服务的机会。 这是履行和退款条件的另一个比较点。 潜在限制:目前产品的供应情况和保留保证需要直接核实。 结论: Viralyft 是一个值得研究的服务提供商,尤其是在比较服务条款时。它的适用性取决于相关 TikTok 产品的实际条款。 10. UseViral — TikTok 点赞数查询的替代网站 最适合:正在比较社交媒体推广服务提供商的买家。 UseViral 是比较 TikTok 点赞服务时值得研究的 10 个网站之一。 主要考虑因素是当前产品描述是否清楚地指明了服务、数量、价格和交付条件。 买家还应查看服务提供商的保留政策。如果某个产品包装上宣传有更换保障,请仔细查看其保障期限、资格标准和索赔程序。如果没有公布此类政策,请勿假定存在此类政策。 另一个重要因素是客户支持。付款前,请确定合适的支持渠道,并查看供应商公布的关于处理未完成或失败订单的条件。 最后,评估所提出的服务是否符合您的实际目标。如果目标是吸引感兴趣的观众,那么点赞数的明显增加并不能替代能够赢得关注并鼓励人们自然关注或互动的内容。 值得研究的优势: 另一种研究社交媒体互动服务的方法。 一个比较产品描述和订购条件的机会。 另一家可供您根据采购要求进行评估的供应商。 潜在限制:确认当前 TikTok 点赞功能的可用性以及任何已宣传的保留保护的具体条款。 结论: UseViral 也是一个值得比较的候选产品。在决定是否将其列入候选名单之前,请仔细阅读产品详情和客户条款。 2026 年,TikTok 点赞数不掉色意味着什么? “不掉粉TikTok点赞” 一词 通常用来描述一种服务,该服务宣称可以帮助购买的点赞留在视频中,而不是在交付后消失。 然而,该短语在第三方供应商中并没有一个统一的含义。一家公司可能提供有限的续订期限,另一家公司可能只为符合条件的订单提供帮助,还有一家公司可能宣传客户留存,但没有清楚地解释条件。 因此,区分这三个不同的概念非常重要。 留存率:点赞数在交付后仍然可见。 补货保障:服务提供商可能会补发在规定期限内消失的符合条件的点赞。 永久保障:提供商明确承诺在既定条款下永久保留。 这两者并不等同。续订保证并不能确保永久留存,供应商的营销语言也不能消除平台强制执行或其他变更的可能性。 付款前,请仔细阅读书面细则,了解保障期限、除外责任、索赔要求和可获得的补救措施。 如何比较最佳的无掉粉TikTok点赞网站 在众多服务商中进行选择需要进行一致的比较过程。不要依赖宣传语,而应根据相同的实际标准来评估每个网站。 1. TikTok点赞价格透明化 总费用应在结账前显示。请核对包裹数量、最终价格以及任何额外费用。 不要想当然地认为广告上最低的价格就代表最佳性价比。清晰的服务说明和易于理解的条款比诱人的价格加上不明条件的附加条件更有用。 2. 明确的TikTok点赞保留政策 承诺不掉粉的服务商应该解释一下这个承诺是什么意思。 查看保障期限、资格要求以及申请续订或退款的程序。如果政策不清楚,请在购买前询问清楚。 3. 交货条件和订单履行 查看已公布的交货预计时间,包括这些时间是指交货开始时间还是整个订单的完成时间。 不要将预计交付时间视为提高用户参与度或永久留存率的保证。 4. 隐私和账户网络安全 切勿与第三方互动服务提供商分享您的 TikTok 密码或验证码。 涉及公共视频链接的请求与访问您帐户的请求有着本质区别。保护好您的账号信息,并仔细阅读服务提供商的隐私和支付流程。 5. 客户支持和退款条款 查看供应商是否说明了如何报告未完成的订单、请求帮助或在适用情况下申请退款。 书面条款使人们更容易了解出现问题时可采取的补救措施。 6. 切合实际的营销声明 要警惕那些没有提供任何实质性条件就承诺保证爆款、保证粉丝增长或永久保留点赞数的说法。 没有任何服务商能够真正保证购买点赞就能让视频走红,或者让TikTok向更多观众推荐该视频。 购买不掉粉的TikTok点赞能提高视频的触达率吗? 未必。 点赞是一种可见的互动形式,但它本身并不能决定视频能否触达更多观众。观众兴趣、观看行为、内容相关性、分享以及其他因素都会影响内容的表现。 购买的点赞也可能并不代表对创作者内容的真实兴趣。因此,更高的用户数量并不一定能转化为更牢固的受众关系或更好的业务成果。 此外,还有一项政策考量:TikTok明确禁止虚假互动以及提供出售虚假互动的服务。此类行为可能导致互动被移除,并可能影响平台监管系统下的内容或账户。 在考虑使用第三方互动服务之前, 请务必查看TikTok 关于欺骗性行为和虚假互动的最新官方指南 。 对于想要实现可持续增长的创作者来说,原创内容、引人入胜的开头、相关的主题、易于理解的剪辑以及与观众的真实互动,能够提供更持久的基础。 关于购买无掉粉TikTok点赞的常见问题 2026年购买TikTok点赞不掉粉的最佳网站是哪个? MediaGeneous 在这项对比中排名第一,因为它提供了专用的 TikTok 点赞调查服务。购买前,请核实其当前的套餐详情、保留条件和支持安排。该排名是编辑推荐,并非对独立测试的无脱落性能的声明。 TikTok上的“不掉粉”点赞真的能保证永远保留吗? 不,这句话并不一定意味着永久保留。有些供应商可能会提供有限的续订保障或其他条件,但用户仍然可能失去联系。在决定某项服务是否符合您的要求之前,请务必仔细阅读全部条款。 补货保证和不掉色服务有什么区别? 补货保证通常是指在特定条件下更换符合条件的商品。“零流失率”是一种更广泛的营销语言,可以用来描述客户留存目标。除非书面协议明确规定,否则这两个条款均不应被解释为永久保证。 购买TikTok点赞能让视频爆红吗? 没有任何一家公司能够保证病毒式传播。购买的点赞并不能证明观众对视频的真实兴趣,也不能保证TikTok会将视频推荐给更多人。优质的内容和真实的互动对于可持续增长仍然至关重要。 我应该把密码告诉TikTok点赞服务商吗? 不。切勿向第三方服务提供商透露您的 TikTok 密码、验证码或其他敏感登录信息。在评估在线服务时,保护账户访问权限至关重要。 如何在付费前评估TikTok点赞服务提供商? 查看其当前服务说明、全价、交付条件、保留政策、退款配置、隐私惯例和客户支持选项。对于未经证实的关于永久保留或保证覆盖范围的说法,应谨慎对待。 TikTok允许第三方提供点赞服务吗? TikTok 已公布的规则禁止虚假互动和提供人为增加互动的服务,包括出售点赞。因此,通过第三方供应商购买点赞可能与平台政策相冲突。使用此类服务前,请先查阅最新的官方规则。 最终结论:2026 年购买 TikTok 无掉粉点赞的最佳网站 本指南中的 10 个网站为研究第三方 TikTok 互动市场提供了一个起点,但购买决策的质量取决于结账时实际可用的条款。 我们的最终排名是: MediaGeneous — 最佳综合评价 MenaceEmpire——另类互动服务提供商 USABrandPilot——可供比较的其他供应商 CanadianBrandForge — 替代服务选项 媒体先生——更广泛的社交媒体服务 Twicsy——订婚套餐对比 SocialWick — 多服务比较 GetAFollower — 社交媒体增长服务 Viralyft——促销服务替代方案 UseViral——新增研究提供商 MediaGeneous在本次编辑对比中名列前茅,因为它提供了一项专用的 TikTok 点赞服务,读者可以直接查看。MenaceEmpire、USABrandPilot 和 CanadianBrandForge 也值得进一步调查,而其余网站则扩大了比较候选名单。 然而,最重要的购买考量因素并非排名或促销宣传。关键在于供应商是否清楚地解释了其提供的服务、费用、订单不完整时会发生什么,以及任何宣传的保留保护是否都有易于理解的书面条款支持。 请记住,不流失用户并不意味着永久留存,购买互动也不能保证更好的覆盖面、更多的粉丝或病毒式传播的成功。TikTok 的规则也禁止人工互动服务,因此遵守政策至关重要。 为了获得可持续的效果,应优先考虑原创视频、持续发布内容、与观众进行有意义的互动,以及提供能让观众再次观看的内容。这些做法比任何单一的可见互动指标都能为TikTok的长期增长奠定更坚实的基础。
View full article
利用eMIOS RTD5生成PWM信号 大家好,我目前正在使用 EB Tresos 开发 NXPS32K388、RTD 5 版本驱动程序。 请问您能帮我理解一下eMIOS通道主控和UC通道选择是如何进行的吗? eMIOS 上的单个主总线(0 或 1 或 2)是否足以引用所有 eMIOS 通道(eMIOS 0 使用了 3 个通道,eMIOS 1 使用了 5 个通道)? 为什么要配置主节点的默认周期?它如何限制或影响PWM周期和占空比? 我尝试使用的PWM模式是OPWMB。 另外,请问是否有任何参考文档详细说明如何配置PWM及其相关的MCL模块? 谢谢 & 此致敬礼, 桑巴西瓦。 Re: PWM signal Generation by using eMIOS RTD5 嗨@Sambasiva 首先,柜台总线有两种类型:全球总线和本地总线。 全球:A 总线(23 频道)和 F 总线(22 频道)。 本地:B 总线(0 频道)、C 总线(8 频道)和 D 总线(16 频道)。 主要区别在于,本地总线只能被特定频道用作时间基准。您可以在 S32K3xx 参考手册第 12 版的表 405 中找到每个通道支持的计数器总线。 另请注意,计数器总线只能分配给属于同一 eMIOS 实例的通道。因此,如果您需要使用来自不同 eMIOS 实例的 PWM 通道,则需要为每个实例配置一个计数器总线。 选择全局总线还是本地总线取决于您的应用需求。如果多个 PWM 通道需要共享同一个时基,您可以将它们分配给同一个计数器总线,前提是所选总线可供这些通道使用。 关于计数器总线配置如何影响 PWM 频率,以及时钟和预分频器参数如何参与其中,我建议查看eMIOS PWM 配置线程,占空比为 40%,时间为 1 秒。在那篇帖子中,我更详细地解释了如何根据所选配置计算 PWM 频率。 BR,VaneB
View full article
i.MX8M Mini H.264 意図しないクロップ 正直に言うと、(明らかに)これはAIツールが書いたものです。しかし、この問題は確かに存在するようで、記事の内容もその問題点を的確に説明していると思います。 vpuenc_h264 は i.MX8M Mini の SPS に偽の左側切り抜き (14 px) を書き込んでいるようです。 まとめ NXPリリースimx-6.18.37-2.1.0を実行しているi.MX8M Miniにおいて(Yocto wrynose)は、1920x1080入力を正しくエンコードしますがvpuenc_h264、書き込みはします frame_crop_left_offset = SPSに7。そのため、プレイヤーは 1920x1080ではなく、1906x1080。同じハードウェアでL4.14.98 BSPを使った (Yocto相撲)は左刈りなしのSPSヘッダーを生産しました。 環境 SoC i.MX8M Mini(Hantro H1エンコーダー) NXPリリース imx-6.18.37-2.1.0(IMX-Linux-Wrynoseマニフェスト) カーネル linux-imx 6.18.37 IMX-GST1.0-プラグイン4.11.1、ブランチ MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpuwrap 4.11.1、ブランチ MM_04.11.01_2608_L6.18.37 imx-vpu-hantro 1.40 GStreamer 1.28.1 作業参照 L4.14.98 BSP、imx-gst1.0-plugin4.4.5 (MM_04.04.05_1902_L4.14.98_GA)、同じボード 再生 カメラは一切使用していません。 gst-launch-1.0-e videotestsrc num-buffers=10 \ !video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=60/1 \ !vpuenc_h264 !video/x-h264,stream-format=byte-stream \ !filesink location=/tmp/raw.h264 SPSを検査する(FFmpegがインストールされているホスト上で): ffmpeg -i raw.h264 -c copy -bsf:v trace_headers -frames:v 1 \ -f null - 2>&1 | grep -E "pic_width|pic_height|frame_crop" 観察された pic_width_in_mbs_minus1 = 119 (1920 px) pic_height_in_map_units_minus1 = 67 (1088 px) frame_cropping_flag = 1 frame_crop_left_offset = 7 (14 px) <-- 予期しない値 frame_crop_right_offset = 0 frame_crop_top_offset = 0 frame_crop_bottom_offset = 4 (8 px) (予想値:1088~1080) デコード後のサイズは1906x1080です。録画されたクリップで、作物畑を取り除く SPSからの完全な1920x1088画像は連続画像で表示されます 左端の内容を横切るため、画像データは幅と 間違っているのはヘッダーのクロップだけです。 期待される frame_crop_left_offset = 0 となり、1920x1080 (8 の下半分のみ、 パディングを削除して1088にする。作物オフセットは通常左側でゼロです そして、幅がすでに16の倍数になっているとき。 除外したもの - 入力データ: GST_DEBUG=vpuenc:6 は、プラグインが VPU を渡していることを示しています。 1920x1080フレーム("VPU enc 幅: 1920、高さ: 1080、fps: 60")および 出力上限は幅1920、高さ1080です。 - カメラおよびキャプチャドライバー:videotestsrcで再現します 出典(NV12)。同じクロップは実際のカメラでも表示されます。 キャプチャ形式がUYVYかYUY2か、ピクセル形式は マターではありません。 - h264parse / mp4mux: 要素を含まない生のエンコーダー出力 既に収穫済みで、計画段階にある。 - ビットレートと GOP: デフォルト設定と ビットレート=14000、GOPサイズ=30。 ソースレビュー imx-gst1.0-plugin の plugins/vpu/gstvpuenc.c を比較しました4.4.5 および 4.11.1.Hantro パスの違い: 4.11.1 バッファ プールは 平面ごとのストライドアライメントなしの16ピクセル水平アライメント、 そして、nOrigWidth/nOrigHeight をラッパーに渡します。imx-vpuwrapでは 4.11.1、VPU_EncSetPreProcessorDefaults は、左 0 の切り抜きから始まります。 top 0、および VPU_EncSetCommonConfig は origWidth = (Width + 15) & ~15 を設定します。 プラグインやラッパーで、 の左オフセットを設定するものは見つかりませんでした 14のため、H1エンコーダライブラリかカーネルVPUドライバが原因と推測されています。 これはHantro H1 H.264エンコーダーのLF6.18.xにおける既知の問題ですか? それを回避するための解決策や設定はありますか?現在、私たちは以下の方法で対処しています エンコード後にSPSを書き換える。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8M Mini H.264 Unintended Crop こんにちは@dave00dave  この問題は再現可能であることを確認しました。これが既知の問題かどうか、社内チームに確認する必要があります。 よろしくお願いします、 志明
View full article