Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
AMT™ Android Multi Tool v1.3.6.5 下载(最新版本)2027 Android Multi Tool 是一款适用于支持的 Android 智能手机和平板电脑的一体化维修工具,提供刷机、恢复出厂RESET、FRP 解锁、诊断和其他设备维修功能。 👉 下载工具 什么是Android多功能工具? Android Multi Tool(简称AMT 工具)将多个 Android 服务功能集成到一个应用程序中。根据设备和网络安全级别,它可以用于固件刷新、RESET 出厂设置、FRP 相关服务、设备信息、诊断、引导加载程序管理和其他支持的维修操作。 支持的器件 AMT支持多种安卓智能手机和平板电脑。具体兼容性取决于型号、芯片组、安卓版本、网络安全补丁和可用的服务器支持。 小米/Poco/Redmi - 指定小米账号服务 三星- 部分 Knox 和 FRP 操作 vivo / Oppo / Realme / OnePlus - 部分支持机型 Tecno / Infinix / Itel - 支持的服务功能 摩托罗拉/联想/华为- 部分支持的设备 AMT v1.3.6.2更新日志 新增对高通骁龙8精英版SM8750-AB的支持。 为新支持的设备在 EDL 模式下添加了出厂 RESET 功能。 为新支持的设备在 EDL 模式下添加了 FRP RESET 功能。 在 EDL 模式下新增高级分区管理器。 服务器支持已更新。 修复漏洞并提升稳定性。 性能优化及其他一些改进。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
View full article
iMX95 15x15 板,采用 TLV320AIC 作为 I2S 编解码器 我们使用 TI TLV320AIC3106 作为板载编解码器,MCLK 信号连接到 sai3,而其他信号(如 BCLK、WCLK、DIN 和 DOUT)连接到 sai1。 以下是我们的DTS设置: /dts-v1/; #include #include "imx95-15x15-evk.dts" / { sound-tlv320-codc { compatible = "simple-audio-card"; simple-audio-card,name = "tlv320-codec"; simple-audio-card,format = "i2s"; simple-audio-card,bitclock-master = <&aic3106_cpu>; simple-audio-card,frame-master = <&aic3106_cpu>; simple-audio-card,mclk-fs = <256>; status = "okay"; aic3106_cpu: simple-audio-card,cpu { sound-dai = <&sai1>; }; simple-audio-card,codec { sound-dai = <&tlv320aic3106>; clocks = <&scmi_clk IMX95_CLK_SAI3>; system-clock-fixed; }; }; }; &lpi2c3 { /delete-node/ tcpc@50; tlv320aic3106: codec@1b { #sound-dai-cells = <0>; compatible = "ti,tlv320aic3106"; reg = <0x1b>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_tlv320_rst>; ai3x-micbias-vg = <1>; reset-gpios = <&gpio2 29 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; }; }; &sai1 { /delete-property/ fsl,sai-mclk-direction-output; status = "okay"; }; &scmi_iomuxc { pinctrl_tlv320_rst: codec-rst { fsl,pins = < IMX95_PAD_GPIO_IO29__GPIO2_IO_BIT29 0x31e >; }; }; &pinctrl_sai3 { fsl,pins = < IMX95_PAD_GPIO_IO17__SAI3_MCLK 0x31e >; }; 内核和配置完成后,我们检查了编解码器,并使用以下命令进行了测试: root@imx95-15x15-lpddr5-custom:~# aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: tlv320codec [tlv320-codec], device 0: sai-tx-rx-tlv320aic3x-hifi tlv320aic3x-hifi-0 [sai-tx-rx-tlv320aic3x-hifi tlv320aic3x-hifi-0] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 speaker-test -D hw:0,0 -r 48000 -c 2 -F S16_LE -t sine 但是播放时出现错误: Playback device is hw:0,0 Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels Sine wave rate is 440.0000Hz Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz) Buffer size range from 32 to 131072 Period size range from 16 to 8184 Periods = 4 was set period_size = 8184 was set buffer_size = 32736 0 - Front Left Write error: -5,Input/output error xrun_recovery failed: -5,Input/output error Transfer failed: Input/output error 我的DTS修改版是否有任何设置错误? Re: iMX95 15x15 board using TLV320AIC as I2S Codec 嗨@AlanWen 请先确认 MCLK 是否产生波形。 此致, 志明
View full article
TTA Mi G3 侧载工具 小米免费易用最新版 [2027] 欢迎使用“ Tta Mi G3 Sideload Tool Download”下载小米手机版——这是一款免费、用户友好的解决方案,专为小米智能手机用户设计。这款强大的工具可让您快速访问设备的版本详情,并通过“侧载”模式直接清除其数据,从而更高效地管理您的设备。 下载 TTA MI G3 工具 TTA Mi G3 侧装工具是什么? TTA Mi G3 Sideload 工具是小米用户必备的实用工具,它提供了一种高效的方式来管理设备设置。借助其版本检查功能,您可以快速访问有关您设备的详细信息,例如 Android 版本、MIUI 版本和固件详细信息。TTA Mi G3 Sideload 工具允许通过“侧载”模式直接格式化数据,无需复杂的步骤或不必要的复杂操作即可轻松 RESET 设备。
View full article
关于SR250多通道雷达CIR、相干接收和波束赋形的技术说明 我希望能够了解 SR250 的多接收器架构以及从其各个接收器路径获取雷达 CIR 数据的可用性。 我了解到 SR250 支持 UWB 测距应用中的 3D AoA 的三个同时接收路径,并且还支持雷达 CIR 流传输。然而,我找不到足够的文档来证实这些功能是否可以在雷达模式下一起使用。 请您澄清以下问题? 1. 独立雷达CIR捕获 在雷达模式下,SR250 能否同时通过所有三个接收路径获取反射信号? 雷达 CIR 流接口是否为每个活动的接收路径提供单独的复杂 I/Q CIR 数据,还是仅提供组合的或内部选择的 CIR? 来自三个 RX 路径的 CIR 输出是否可以同时用于主机端处理? 2. 相位一致性和同步性 在雷达模式下,三个接收路径的相位是否一致? 它们的相对相位偏移和内部延迟是否经过校准或以其他方式表征? 是否存在某种机制来保持连续雷达帧之间的相位一致性?
View full article
Huawei FRP ツール – Android FRP リセット&リカバリー 2027 Huawei FRP ツールは、対応するAndroidデバイスにおける工場出荷時リセット保護(FRP)のトラブルシューティングに関連するモバイルサービスユーティリティの総称です。FRPは、工場出荷時リセット後にデバイスを保護するために設計されたセキュリティ機能で、該当する場合には事前に同期されたGoogleアカウントが必要となります。利用可能な機能は、特定のツール、Huaweiモデル、ファームウェアバージョン、およびセキュリティ制限によって異なります。 ダウンロードツールのセットアップ サポートされるデバイス Huawei Pシリーズ – 選択されたPシリーズスマートフォン。 ファーウェイMateシリーズ – 厳選されたMateシリーズ端末。 Huawei Novaシリーズ – 選択された対応Novaモデル。 ファーウェイYシリーズ – 厳選されたYシリーズスマートフォン。 ファーウェイ エンジョイ シリーズ – 対応機種一覧。 古いHonorデバイス – ツールやファームウェアによっては特定の古いモデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
View full article
AMT👉 Android Multi Tool v1.3.6.5 Download (Latest Version) 2027 Android Multi Tool is an all-in-one servicing utility for supported Android smartphones and tablets, offering flashing, factory reset, FRP servicing, diagnostics and other device repair functions. 👉 Download Tool What is Android Multi Tool? Android Multi Tool, commonly known as AMT Tool, combines multiple Android servicing functions in one application. Depending on the device and security level, it can be used for firmware flashing, factory reset, FRP-related servicing, device information, diagnostics, bootloader management and other supported repair operations. Supported Devices AMT supports a wide range of Android smartphones and tablets. Exact compatibility depends on the model, chipset, Android version, security patch and available server support. Xiaomi / Poco / Redmi - Selected Mi Account servicing Samsung - Selected Knox and FRP operations Vivo / Oppo / Realme / OnePlus - Selected supported models Tecno / Infinix / Itel - Supported servicing functions Motorola / Lenovo / Huawei - Selected supported devices AMT v1.3.6.2 Changelog Added Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite support. Added Factory Reset support in EDL Mode for newly supported devices. Added FRP Reset support in EDL Mode for newly supported devices. Added Advanced Partition Manager in EDL Mode. Updated server support. Bug fixes and stability improvements. Performance optimization and minor improvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
View full article
King Soft Tool V5.8 | 最新版本更新 2028 金软工具(也称为金软团队工具)是一款基于 Windows 的移动服务实用程序,专为智能手机维修技术人员和用户设计,用于排查 Android 软件问题。它将多种设备维护、解锁和刷机功能整合到一个界面中。 获取 King Soft Tool
View full article
ドライバ Genius Platinum Windows for PC 2027 ドライバを最新の状態に保ち、PCのパフォーマンスを最適化することを目的とした、最高品質のソフトウェアソリューションの概要へようこそ ドライバはコンピューターのスムーズな動作に重要な役割を果たしており、潜在的な問題を防ぐために常に最新の状態に保つことが重要です   ドライバ Genius リンクを入手 ドライバを管理するためのユーザーにとって使いやすいソリューションをお探しなら、その答えはこちらです。このソフトウェアを検討すべき理由をいくつかご紹介します 古いドライバを心配する必要はありません。ソフトウェアは利用可能なアップデートを自動的に検出し、簡単にインストールします。
View full article
Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 We have purchased an EdgleLock SE050E kit from NXP and plan to evaluate it using a Raspberry Pi 5. We have followed the steps from online documentation (EdgeLock SE05x Quick start guide with Raspberry Pi) which requires only SDA, SCL, VCC and GND connection between the EdgeLock kit and the Raspberry Pi board with wires connected as described in section 2.1.2.2 Connecting the OM-SE05xARD with wires. We successfully went through all steps for setting up the Rasbperry Pi board but we see only errors while running se05x_minimal from 3.4 Execute EdgeLock SE Plug & Trust Middleware test example. We are also unable to see the SE050E I2C address if we run i2cdetect -y 1 Is there any jumper configuration that we need to be aware of for using this kit with the Raspberry Pi? Do we also need to provide enable/reset pins from the Raspberry Pi board to the SE050E chip using other wires? Thank you, Lucian SE050 Re: Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 Hi @lpsylux , Would you please try the following command to detect the device again?  i2cdetect -y -a -q 1 Please note if the device is on another port like /dev/i2c-2, please use i2cdetect -y -a -q 2 instead. Hope that helps, Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 Hello again, We tested the basic i2cdetect example on an Arduino Uno board and we can see the SE050 device responding with address 0x48 as shown in the screenshot. On the Raspberry Pi setup with external wires do we need to also connect the EN and RST pins from the SE050-E to something? We still cannot communicate with SE050 from the Raspbery Pi. Thanks, Lucian Re: Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 And also tell us if we need to externally set RST or ENA pins from the SE050 board to any specific voltage from the Raspberry Pi board. Thanks! Re: Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 I forgot to attach the file that confirms address 0x48 is shown on the Arduino setup. Re: Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 Hello, we tried to use the command you shared but we still cannot see the device. I attached some pictures of how the board is connected to the Raspberry Pi + how the jumpers are set, maybe there is something that we need to change to have it working - please let us know if that's the case. In the meantime we will test it with an Arduino board since by default the SE050-E is intended to be used with an Arduino. Thank you, Lucian Re: Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 Hello, Thank you for your reply. I switched to i2c-2 and could see the SE050 address 0x48 by running i2detect command. Then I had to change some settings so i2c-1 was correctly set to the pins and now i2c-1 is also working. By running the examples the following error messages (also visible in screenshot): Failed to open GPIO value file : No such file or directory Failed to unexport GPIO : Invalid argument Failed to unexport GPIO : Invalid argument Are they expected? Should I do any change so these commands are not executed since only I2C commands are used from Raspberry Pi to SE050? Thanks, Lucian Re: Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 Hi @lpsylux , Please refer to the following for details regarding connection between OM-SE050ARD-E and Raspberry Pi, please also check the jumper settings on OM-SE050ARD-E according to section 2.1.1 in https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12570.pdf . Hope that helps, Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: Support for OM-SE050ARD-E integration with Raspberry Pi 5 Hi @lpsylux , These are host-side GPIO-control errors, not I²C transaction errors. They can be harmless if the SE050 is powered independently of the Raspberry Pi’s GPIO and the examples otherwise complete successfully. NXP’s Raspberry Pi setup article shows these same messages alongside successful device-information reads and explicitly notes that they do not affect operation in its always-powered configuration. Please refer to How to use Secure Element SE05x: Setting up Plug and Trust Middleware on Raspberry Pi (Japanese blog) for more details. Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
Octoplus LGツール – LGファームウェアのフラッシュとGSM [2028} Octoplus LG ツール(Octoplus/Octopus Box スイートの一部)は、LG スマートフォンやタブレットのメンテナンス、ロック解除、フラッシュ、修理に使用される専用のソフトウェアおよびハードウェアソリューションです。 Octoplus LGツールを入手 • ファームウェアの書き込み:純正ROMの書き込み、.OCTファイルと.KDZファイルの書き込み、ファームウェア形式の変換。 • ロック解除とデコード:直接ロック解除、コードの読み書き、ネットワーク修復。 • FRP & セキュリティバイパス:対応 LG デバイスの工場出荷時リセット保護(FRP)ロックを削除します。 • 修理とメンテナンス:JTAG/Qualcomm 9008モードを使用して、IMEIの修復、QCNファイルの書き込み、デバイスのルート化、および起動不能になった携帯電話の復旧を行います。
View full article
SamFw FRP Tool Samsung Device Utility Latest 2028 SamFw Tool is a Windows-based mobile servicing utility known for supporting selected Samsung and other Android device maintenance functions. It provides tools for device information, software troubleshooting, configuration management, and supported servicing operations. The latest release notes for SamFw Tool V6.0.1 highlight improvements to device compatibility and information reading, additional Qualcomm firehose loaders, and basic support for Apple device information and reboot functions. These updates make the tool relevant to technicians who need a range of device maintenance features in one application. ➡️Download Samfw FRP Tool ✨ What Is SamFw Tool? SamFw Tool is a mobile servicing application developed for technicians and experienced users working with supported smartphones and tablets. It offers different functions depending on the device brand, connection mode, hardware, and software version. The application has historically included Samsung-focused features alongside selected functions for other Android manufacturers. Supported operations may include reading device information, managing certain software settings, performing factory resets on compatible devices, and handling selected firmware or maintenance tasks. Not every feature works on every phone. Users should always check the release notes and supported-device information before beginning a repair. What’s New in SamFw Tool V6.0.1? According to the published release notes, SamFw Tool V6.0.1 introduces several changes to its servicing capabilities. Additional Qualcomm Firehose Loaders The update adds 12 firehose loaders for supported Qualcomm-based servicing workflows. Loader compatibility is hardware-specific, so technicians should verify the exact device model and requirements before using any related function.
View full article
King Soft Tool V5.8 | 最新バージョンアップデート 2028 King Soft Tool(King Soft Team Toolとも呼ばれる)は、スマートフォンの修理技術者やAndroidソフトウェアの問題をトラブルシューティングするユーザー向けに設計されたWindowsベースのモバイルサービスユーティリティです。複数のデバイスのメンテナンス、アンロック、フラッシュ機能を1つのインターフェースに統合します。 King Soft Toolを入手
View full article
Driver Genius Platinum Windows 版 PC 2027 欢迎阅读我们对一款顶级软件解决方案的概述,该方案旨在通过保持驱动程序更新来优化您的电脑性能。驱动程序在电脑的流畅运行中起着至关重要的作用,保持驱动程序更新以避免潜在问题非常重要。   获取 Driver Genius Link 如果您正在寻找一款用户友好的司机管理解决方案,那么这款软件就是您的理想之选。以下是您应该考虑使用这款软件的一些原因。 有了它,您无需担心驱动程序过时的问题。该软件会自动检测可用更新并轻松安装。
View full article
Octoplus LG 工具 – LG 固件刷写 & GSM [2028] Octoplus LG Tool(Octoplus/Octopus Box 套件的一部分)是一款专门用于维修、解锁、刷机和修理 LG 智能手机和平板电脑的软硬件解决方案。 获取 Octoplus LG 工具 • 固件刷写:写入官方 ROM,刷写 .OCT 和 .KDZ 文件,以及转换固件格式。 • 解锁和解码:直接解锁、读取/写入代码和网络修复。 • FRP 和网络安全绕过:移除支持的 LG 设备上的出厂RESET保护 (FRP) 锁。 • 维修与维护:修复 IMEI、写入 QCN 文件、获取设备 root 权限,以及通过 JTAG/Qualcomm 9008 模式恢复变砖手机
View full article
Download TSM Tool Pro Setup Latest Version 2027 TSM Tool Pro is a Windows-based mobile servicing utility associated with Android device management and maintenance. It is designed for users interested in device information, USB connectivity, and supported software-related operations. Available features may vary depending on the device model, chipset, Android version, and software release. 🔴 Download Now 🔴 TSM Tool Pro Latest Version TSM Tool Pro is a desktop utility used in Android device servicing environments. It provides a computer-based interface for accessing supported device information and authorized maintenance options. Users should review the release documentation before installation. TSM Tool Pro Features Android Device Support Designed for compatible Android smartphones across supported platforms. Device Information May display available information about connected and supported devices. Firmware-Related Support May provide firmware maintenance options for compatible devices. USB Connectivity Uses a USB connection to communicate with supported smartphones. Software Maintenance May include additional servicing functions depending on the installed release. User-Friendly Interface Offers an organized desktop interface for accessing available utility functions. System Requirements Windows-compatible computer Compatible Android device Working USB cable Required device drivers Sufficient free storage Supported software release Frequently Asked Questions What is TSM Tool Pro? It is a Windows-based utility associated with Android device servicing and maintenance. Which devices does it support? Compatibility depends on the device model, chipset, Android version, and software release. Does it require USB drivers? Compatible USB drivers may be required for device communication. Is it compatible with every Android phone? No. Check the release documentation for supported models. Safety Tips Download software only from trusted sources. Scan installation files before opening them. Back up important data before maintenance. Verify device compatibility before firmware operations. Use official manufacturer procedures for account recovery and device security. Final Thoughts TSM Tool Pro is an Android-related desktop utility for users interested in device information and authorized software maintenance. Always verify the software source and compatibility details before installation.
View full article
下载 TSM Tool Pro 最新版安装程序 2027 TSM Tool Pro 是一款基于 Windows 的移动设备服务实用程序,用于 Android 设备管理和维护。它专为对设备信息、USB 连接和支持的软件相关操作感兴趣的用户而设计。可用功能可能因设备型号、芯片组、Android 版本和软件版本而异。 🔴 立即下载 🔴 TSM Tool Pro 最新版本 TSM Tool Pro 是一款用于 Android 设备维修环境的桌面实用程序。它提供了一个基于计算机的界面,用于访问受支持的设备信息和授权的维护选项。用户在安装前应查看版本说明文档。 TSM Tool Pro 功能 Android 设备支持 专为兼容的安卓智能手机设计,支持所有相关平台。 设备信息 可能显示有关已连接和受支持设备的可用信息。 固件相关支持 可能为兼容设备提供固件维护选项。 USB连接 使用 USB 连接与支持的智能手机通信。 软件维护 根据安装的版本,可能包含其他服务功能。 用户友好界面 提供井然有序的桌面界面,方便访问各种实用功能。 系统要求 兼容Windows系统的计算机 兼容的安卓设备 可用的USB线缆 所需的设备驱动程序 充足的可用存储空间 支持的软件版本 常见问题 TSM Tool Pro是什么? 它是一款基于 Windows 的实用程序,用于 Android 设备的维护和保养。 它支持哪些设备? 兼容性取决于设备型号、芯片组、Android 版本和软件版本。 它需要USB驱动程序吗? 设备通信可能需要兼容的 USB 驱动程序。 它兼容所有安卓手机吗? 不。请查看产品版本文档以了解支持的型号。 功能安全提示 请仅从可信来源下载软件。 打开安装文件前请先扫描文件。 维护前请备份重要数据。 固件操作前请先验证设备兼容性。 请使用官方制造商提供的操作流程进行账户恢复和设备网络安全保护。 总结与展望 TSM Tool Pro 是一款面向对设备信息和授权软件维护感兴趣的用户的 Android 相关桌面实用程序。安装前务必核实软件来源和兼容性信息。
View full article
Huawei FRP Tool – Android FRP Reset & Recover 2027 Huawei FRP Tool is a general name for mobile servicing utilities associated with troubleshooting Factory Reset Protection (FRP) on compatible Android devices. FRP is a security feature designed to help protect a device after a factory reset by requiring of a previously synchronized Google account, where applicable. Available functions depend on the specific tool, Huawei model, firmware version, and security restrictions. Download Tool Setup Supported Devices Huawei P Series – Selected P-series smartphones. Huawei Mate Series – Selected Mate-series devices. Huawei Nova Series – Selected compatible Nova models. Huawei Y Series – Selected Y-series smartphones. Huawei Enjoy Series – Selected compatible devices. Older Honor Devices – Certain older models, depending on the tool and firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
View full article
华为FRP工具 – 安卓FRP RESET与恢复 2027 Huawei FRP Tool 是与解决兼容 Android 设备上的出厂RESET保护 (FRP) 问题相关的移动服务实用程序的通用名称。FRP 是一项网络安全功能,旨在通过要求在适用情况下使用之前同步的 Google 帐户来帮助保护恢复出厂 RESET 后的设备。可用功能取决于具体工具、华为型号、固件版本和网络安全限制。 下载工具安装程序 支持的器件 华为P系列——精选P系列智能手机。 华为Mate系列——精选Mate系列设备。 华为 Nova 系列 – 部分兼容的 Nova 机型。 华为Y系列——精选Y系列智能手机。 华为畅享系列 – 部分兼容设备。 老款荣耀设备 – 某些老款机型,具体取决于工具和固件。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
View full article
FRDM-MCXA577 10Base-T1S 演示示例代码 我们已经从以下官方链接中获得了TJA1410 10Base-T1S硬件模块,FRDM-MCXA577也包含TJA1410 10BASE-T1S数字PHY ,请问您能否提供10Base-T1S演示示例代码?谢谢。 MCX A5 系列:240 MHz Arm® Cortex®-M33 MCU,具备先进的连接性、网络安全和丰富的集成功能 | 恩智浦半导体 MCX A5 集成了 240 MHz Arm ® Cortex ® -M33 内核、高达 2 MB 的闪存和 640 kB 的 SRAM,并具备先进的连接、丰富的模拟集成、多功能串行接口和增强的网络安全功能。集成的 10/100M 以太网 MAC 和 10BASE-T1S (TJA1410)数字 PHY 有助于简化工业网络,提供构建可靠、互联且安全的下一代工业和物联网系统所需的性能和集成度。结合我们的 TJJF1410 10BASE-T1S PMD 收发器,NXP 为最后一公里以太网网络提供了一套完整的系统解决方案。 通信与控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO) 开发板 HW-开源 MCXA 回复: FRDM-MCXA577 10Base-T1S demo example code 你好@CherryDeng 感谢您的咨询。 NXP 应用代码中心提供了一个适用于 FRDM-MCXA577 的参考示例: GitHub - nxp-appcodehub/an-ethernet-lwip-ptpd-on-mcxa577: mcxa577 上的以太网 lwip ptpd · GitHub 本示例基于 FreeRTOS 和 lwIP,同时支持外部 LAN8741 100BASE-TX PHY 和内部 MCXA577 10BASE-T1S 数字 PHY。要选择 10BASE-T1S 配置,请将 BOARD_NETWORK_USE_TENBASET_PHY 设置为 1。 希望这对您有所帮助。 BR 哈里
View full article
Disk Drill データリカバリーソフトウェア PC 用クラック 最新 2027 Disk Drillをダウンロードして「復元」をクリックするだけで、失われたファイルが簡単に復元される様子をご覧ください。この強力なソフトウェアはさまざまなファイルシステムをサポートし、データ保護、リカバリーボールト、バックアップオプションなどの機能を提供し、ファイルを安全かつ復元可能にします。データの損失で一日を台無しにしないでください。今すぐDisk Drill Enterpriseをダウンロードして、大切なファイルを取り戻しましょう。ディスクドリルは試してみましたか?あなたの体験談をコメント欄で共有してください。皆様にとって便利な機能はすべて網羅できたでしょうか?それとも何か見落としている点がありましたらお知らせください。ぜひお知らせください! Disk Drillをダウンロード ディスクドリルエンタープライズの特徴 プラットフォーム非依存 Disk Drill Enterprise は、NTFS、FAT32、EXT、HFS+、その他多くのファイルシステムを読み取る複数のデータリカバリーアルゴリズムによって駆動されています。マイナーなファイルタイプでも、当社のソフトウェアを使えばアクセス可能です。 固定・モバイルストレージ システムディスクや外部デバイス(あらゆる種類のメモリーカードやUSBドライブを含む)で失われたデータを復元します。コンピュータに接続できれば、Disk Drillは失われたデータを見つけ出します。 迅速かつシンプル Disk Drill Enterprise は、ファイルを無料で復旧できるかどうかを教えてくれます。ほんの数個のファイルが削除されただけ?500MBのデータ復旧を無料でご提供いたします! 完全なデータ復旧 データを失う方法は無数にある。停電、ブートドライブの故障、パーティションの破損、誤ってごみ箱を空にしてしまった、ウイルス攻撃…これらは最も一般的な例にすぎません。データの損失は、苛立たしい、苛立たしい、あるいはまったく恐ろしい体験となりCAN得ます。高速で信頼性の高いファイル復旧ソフトウェアをお探しなら、Disk Drill for Windowsをダウンロードして、原因が何であれ失われたデータを復元できます。 複数のスキャンオプション データが失われたのはほんの数分前のことですか?Windowsでは、すぐに行動を起こせば、無料でファイルを復元できる可能性がはるかに高くなります。そして、Disk Drillは、失われたファイルを復元するのに最適なツールです。ファイルが削除された時点でDisk Drillがインストールされていなくても、Disk Drillはどこを探せばよいか分かっており、すぐにファイルを元に戻してくれます。誤って削除してしまったファイルは、Disk Drillのクイックスキャン機能にとって格好の標的となる。通常、ファイルが削除された場合でも、ファイルの内容はドライブ上に残っており、ファイル名のみが削除済みとしてマークされます。クイックスキャンを使えば、最近削除したアイテムのリストをほんの数秒で見つけることができます。次に、復元したいファイルを選択すると、Disk Drillがまるで最初から失われていなかったかのように復元してくれます! 強力なセッションマネジメントにより柔軟なスキャンが可能です 大型ハードドライブやメモリーカードからデータを復元するのは、CANにとって時間がかかる作業です。理想を言えば、私たちはじっと待つことができるのですが、必ずしもそうとは限りません。だからこそ、Disk Drill には強力なセッションマネジメント機能があります。スキャンはいつでも一時停止、停止、再開可能です。つまり、目的のファイルが既に見つかっている場合は、フルスキャンが完了するまで待つ必要はなく、スキャンを停止してファイルを復元するだけでよいということです。スキャンを一時停止して席を離れたり、コンピューターの電源を切ったりする必要がある場合でも、問題ありません!いつでも戻ってきて、前回のセッションで中断した場所からスキャンを再開できます。 プレミアムデータ保護 データが失われる前に、今すぐDisk Drillをダウンロードしてファイルの保護を開始しましょう。Recovery Vaultを有効にすると、当社のソフトウェアは、すべての機密かつ重要な場所にさらに高い保護レベルを提供します。簡単に言うと、リカバリボールトは削除したすべてのファイルに関する詳細情報を保存します。追加のディスク容量を必要としない、システム内の拡張版ごみ箱のようなものだと考えてください。そうすれば、気が変わってもクリック一つで復元できます。 ファイル復元ソフトウェア以上の、フルパーティション復元 Disk Drill Enterprise for Windowsは無料のデータ復旧ソフトウェアです。その強力なスキャンエンジンは、汎用性とスキャン能力において他に類を見ない。最大500MBまで完全無料で復旧できます。クイックスキャンによる高速で簡単なスキャンや、より複雑で深い検索を行うディープスキャンなどの高度なスキャンオプションにより、Disk Drillでファイルを簡単に復元できます。Disk Drillの完全パーティション復元機能を使えば、ファイルの復元にとどまらず、より広範囲な復元が可能になります。Disk Drillには、強力なパーティション修復アルゴリズムもいくつか搭載されています。これらのツールを単一のデータ復旧スイート(Disk Drill)に統合することで、ファイルだけでなくストレージメディア全体を復旧できる可能性が最大限に高まります。Disk Drillは、パーティションのフォーマットエラーが発生した場合に特に役立ちます。ドライブ全体(新しいパーティションだけでなく)をスキャンすることで、元のパーティションと、それに関連する多くのファイルまたはすべてのファイルを復元することが可能です。 究極のファイル復元ツールキット 適切なツールがないと作業ははるかに困難になります。だからこそ、Disk Drillには完全な無料ファイル復元に必要なすべてが揃っているのです。単にファイルを復元できるだけでなく、Disk Drillは使いやすいインターフェースに包まれた高度な強力な機能群により、はるかに多くのことを実現できます。Disk Drillのツールと機能の一部をご覧ください。 RF
View full article