2258489_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2258489_ja-JP

2258489_ja-JP

EB tresos の問題 - モジュールをインストールできない

こんにちは、皆さん。

EB tresos に問題があります。誰かがヒントを与えてくれることを願っています。よろしくお願いします。

EB でプロジェクトを開きたいのですが、使用している EB のバージョンは 27.1.0 です。モジュールを開こうとすると、次のようなエラー ポップアップが表示され、 Eth_43_PFE_TS_T40D11M12I0R0がインストールされていないと表示されます。

error.png

EB tresos をインストールするときは、RTD フォルダーにリンクする必要があることは理解しており、実際にそうしました。

link.png

さらに、 Eth_43_PFE_TS_T40D11M12I0R0を RTD フォルダーと EB プラグイン フォルダーに貼り付けることもできます。

RTD folder.png

tresos folder.png

上記のすべてのアクションを実行しても何も変化はなく、エラーはそのまま残ります。

何か設定が足りないのでしょうか?


BR、

ヤン

Re: EB tresos issue - module cannot be installed

こんにちは@Yang_Cさん、

返信が遅くなり申し訳ありません。あなたが言ったように、すべてが正しいようです。次のテストにご協力ください。

  • PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.2.0.\example_application フォルダにある例の 1 つを開いてみて、それらのプロジェクトを問題なく開けるかどうかを確認してください。
  • リンク ファイルを削除し、Tresos ディレクトリにコピーされたプラグインのみを使用します。S32G MCAL ドライババージョン1.2.0のリリース ノートには、インストール方法が相互に排他的であると記載されています。
    • alejandro_e_0-1765490795933.png

サンプル プロジェクトを開くことができるかどうか、またはリンク ファイルを削除するとプロジェクトの動作が変化するかどうかをお知らせください。


よろしくお願いします。

Re: EB tresos issue - module cannot be installed

こんにちは、alejandro_eさん

ご返信よろしくお願いします。


その結果について一つずつお答えします。

  • PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.2.0.\example_application フォルダにある例の 1 つを開いてみて、それらのプロジェクトを問題なく開けるかどうかを確認してください。

- 試してみましたが、うまくいきませんでした。まだ Eth モジュールがインストールされていません。

  • リンク ファイルを削除し、Tresos ディレクトリにコピーされたプラグインのみを使用します。 

- 試してみましたが、うまくいきませんでした。まだ Eth モジュールがインストールされていません。


また、PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.4.0 もダウンロードし、PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.4.0 のサンプル プロジェクトの 1 つを開いてみましたが、問題なく動作しました。Eth モジュールは NXP/RTD フォルダー内または EB/tresos/plugins フォルダー内にあり、どちらの方法でも問題なくプロジェクトを開くことができます。


BR、

ヤン

Re: EB tresos issue - module cannot be installed

こんにちは@Yang_Cさん、

返信が遅くなり申し訳ありません。私の側で問題を再現しようとしましたが、できませんでした。プラグインをコピーしてリンク ファイルを作成しました。また、使用している 2 つの PFE ドライバ バージョン (1.2.0 と 1.4.0) もコピーしました。C:\EB\tresos27\pluginsおよびC:\NXP\SW32G_RTD_4.4_4.0.2_HF03\eclipse\pluginsで次の PowerShell コマンドを実行できますか。

> Get-ChildItem -Depth 0

私のセットアップからの出力は次のとおりです。

PS C:\EB\tresos27\plugins> Get-ChildItem -Depth 0


    Directory: C:\EB\tresos27\plugins


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----     15/12/2025  02:23 p. m.                Adc_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                BaseNXP_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                CanIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Can_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Crc_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                CryIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Crypto_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Csm_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Dem_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Det_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Dio_TS_T40D11M40I2R0
d-----     30/01/2025  04:42 p. m.                dreisoft.tresos.fibeximporter
d-----     30/01/2025  04:42 p. m.                dreisoft.tresos.generator.ng.api
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                EcuC_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                EcuM_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Eep_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                EthIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                EthSwt_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                EthTrcv_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:35 p. m.                Eth_43_PFE_TS_T40D11M12I0R0
d-----     15/12/2025  03:04 p. m.                Eth_43_PFE_TS_T40D11M14I0R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Eth_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Fee_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Fls_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                FrIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Fr_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Gpt_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                I2c_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Icu_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                LinIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Lin_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Mcl_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Mcu_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                MemIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Ocotp_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Ocu_TS_T40D11M40I2R0
d-----     30/01/2025  04:42 p. m.                org.apache.ant_1.9.6.v201510161327
d-----     30/01/2025  04:42 p. m.                org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.401.v20161122-1740
d-----     30/01/2025  04:42 p. m.                org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.1.401.v20161122-1740
d-----     30/01/2025  04:42 p. m.                org.eclipse.jdt.debug_3.10.1.v20160811-0441
d-----     30/01/2025  04:42 p. m.                org.eclipse.pde.build_3.9.200.v20160204-0642
d-----     30/01/2025  04:42 p. m.                org.eclipse.ui.themes_1.1.300.v20161107-1827
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Os_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Pcie_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Platform_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Pmic_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Port_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Pwm_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Qdec_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Resource_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Rm_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Rte_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Serdes_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Spi_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:24 p. m.                Thermal_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:23 p. m.                Uart_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:23 p. m.                WdgIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:23 p. m.                Wdg_43_VR5510_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  02:23 p. m.                Wdg_TS_T40D11M40I2R0
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         466201 com.collabnet.subversion.merge_3.0.12.jar
-a----     22/08/2024  10:06 a. m.           2746 com.freescale.tools.tresos.xpath.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.       11365876 com.ibm.icu_56.1.0.v201601250100.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         301911 com.jcraft.jsch_0.1.53.v201508180515.jar
-a----     22/08/2024  10:23 a. m.           1757 com.nxp.tools.tresos.xpath.sqrt.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          69600 dreisoft.tresos.application.core.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1203946 dreisoft.tresos.application.launcher2.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          33385 dreisoft.tresos.autosar2.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         258839 dreisoft.tresos.autosar2.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.       18350433 dreisoft.tresos.autosar2.parser.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          90003 dreisoft.tresos.autosarimexporter.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         120522 dreisoft.tresos.comimporter.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          20061 dreisoft.tresos.comimporter.hooks.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         100263 dreisoft.tresos.comimporter.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1967950 dreisoft.tresos.core.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          21721 dreisoft.tresos.customization.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         227643 dreisoft.tresos.datamodel2.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        3963165 dreisoft.tresos.datamodel2.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         236687 dreisoft.tresos.datamodeldiffer.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         147890 dreisoft.tresos.dbcimporter.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.           1291 dreisoft.tresos.doc.eclipse.reference.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        2444638 dreisoft.tresos.formulalanguage.parser.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          49013 dreisoft.tresos.generator.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1153378 dreisoft.tresos.guidedconfig.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.       14012053 dreisoft.tresos.help.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          64742 dreisoft.tresos.launcher2.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        8040376 dreisoft.tresos.launcher2.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         147897 dreisoft.tresos.ldfimporter.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          26974 dreisoft.tresos.lib2.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        7555679 dreisoft.tresos.lib2.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         183484 dreisoft.tresos.oilparser.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.       15842637 dreisoft.tresos.sysdimporter.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         298269 dreisoft.tresos.tdbupgradev1v2.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.       33723980 dreisoft.tresos.tresosdb.api.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          27076 dreisoft.tresos.tresosdbimporter.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         134233 dreisoft.tresos.workflow.api.jar
-a----     30/01/2025  04:41 p. m.        5307122 eb.tresos.doc.studio.developers.documentation.en.jar
-a----     30/01/2025  04:41 p. m.           1001 eb.tresos.doc.studio.developers.documentation.jar
-a----     30/01/2025  04:41 p. m.       13325591 eb.tresos.doc.studio.documentation.en.jar
-a----     30/01/2025  04:41 p. m.            965 eb.tresos.doc.studio.documentation.jar
-a----     22/08/2024  10:31 a. m.          29240 freescale.tresos.flexray.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        2442625 guava-20.0.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          29148 javax.annotation_1.2.0.v201602091430.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          55399 javax.el_2.2.0.v201303151357.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          16996 javax.inject_1.0.0.v20091030.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         111144 javax.servlet.jsp_2.2.0.v201112011158.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         105237 javax.servlet_3.1.0.v201410161800.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         252201 javax.xml_1.3.4.v201005080400.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         356012 org.apache.batik.css_1.7.0.v201011041433.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         212351 org.apache.batik.util.gui_1.7.0.v200903091627.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         158140 org.apache.batik.util_1.7.0.v201011041433.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         253506 org.apache.commons.jxpath.studio.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         315491 org.apache.commons.jxpath_1.3.0.v200911051830.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        2435771 org.apache.jasper.glassfish_2.2.2.v201501141630.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         908681 org.apache.lucene.analysis_3.5.0.v20120725-1805.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1550172 org.apache.lucene.core_3.5.0.v20120725-1805.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         108529 org.eclipse.ant.core_3.4.100.v20160505-0642.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          66969 org.eclipse.compare.core_3.6.0.v20160418-1534.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         799554 org.eclipse.compare_3.7.0.v20161024-1724.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         115077 org.eclipse.core.commands_3.8.0.v20160316-1921.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         101190 org.eclipse.core.contenttype_3.5.100.v20160418-1621.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          80155 org.eclipse.core.databinding.beans_1.3.100.v20160509-1025.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         354911 org.eclipse.core.databinding.observable_1.6.0.v20160511-1747.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         196421 org.eclipse.core.databinding.property_1.6.0.v20160427-0852.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         204409 org.eclipse.core.databinding_1.6.0.v20160412-0910.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          91504 org.eclipse.core.expressions_3.5.100.v20160418-1621.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         122203 org.eclipse.core.filebuffers_3.6.0.v20160503-1849.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          10538 org.eclipse.core.filesystem.linux.x86_64_1.2.200.v20140124-1940.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          31937 org.eclipse.core.filesystem.win32.x86_64_1.4.0.v20140124-1940.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          66579 org.eclipse.core.filesystem_1.6.1.v20161113-2349.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         111093 org.eclipse.core.jobs_3.8.0.v20160509-0411.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          39432 org.eclipse.core.net.linux.x86_64_1.2.0.v20160323-1650.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          29884 org.eclipse.core.net.win32.x86_64_1.1.0.v20160323-1650.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          74341 org.eclipse.core.net_1.3.0.v20160418-1534.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         882701 org.eclipse.core.resources_3.11.1.v20161107-2032.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          75728 org.eclipse.core.runtime_3.12.0.v20160606-1342.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          36017 org.eclipse.core.variables_3.3.0.v20160419-1720.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         369550 org.eclipse.debug.core_3.10.100.v20160419-1720.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        3111927 org.eclipse.debug.ui_3.11.202.v20161114-0338.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          26000 org.eclipse.e4.core.commands_0.11.100.v20160506-0804.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          48129 org.eclipse.e4.core.contexts_1.5.0.v20160504-0909.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          11576 org.eclipse.e4.core.di.annotations_1.5.0.v20151127-1241.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          27795 org.eclipse.e4.core.di.extensions_0.14.0.v20160211-1614.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          54696 org.eclipse.e4.core.di_1.6.1.v20160712-0927.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          54479 org.eclipse.e4.core.services_2.0.100.v20160509-1032.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          50089 org.eclipse.e4.emf.xpath_0.1.200.v20160506-0804.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          50737 org.eclipse.e4.ui.bindings_0.11.100.v20160509-1025.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         215924 org.eclipse.e4.ui.css.core_0.12.1.v20161114-0210.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          27497 org.eclipse.e4.ui.css.swt.theme_0.10.100.v20160523-0836.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         259445 org.eclipse.e4.ui.css.swt_0.12.100.v20160517-1505.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          16800 org.eclipse.e4.ui.di_1.1.100.v20160506-0759.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         385199 org.eclipse.e4.ui.model.workbench_1.2.0.v20160229-1459.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          28151 org.eclipse.e4.ui.services_1.2.100.v20160506-0759.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          10605 org.eclipse.e4.ui.swt.gtk_1.0.100.v20160301-1001.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          15378 org.eclipse.e4.ui.widgets_1.1.100.v20160506-0759.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         152398 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.swt_1.2.100.v20160831-1151.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         299608 org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt_0.14.0.v20160525-0940.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         191811 org.eclipse.e4.ui.workbench.swt_0.14.1.v20160829-0832.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          10954 org.eclipse.e4.ui.workbench3_0.13.100.v20160506-0759.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         249245 org.eclipse.e4.ui.workbench_1.4.0.v20160517-1624.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         289125 org.eclipse.emf.codegen_2.11.0.v20160526-0356.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         357670 org.eclipse.emf.common_2.12.0.v20160420-0247.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          87096 org.eclipse.emf.ecore.change_2.11.0.v20160420-0247.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         230424 org.eclipse.emf.ecore.xmi_2.12.0.v20160420-0247.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1190945 org.eclipse.emf.ecore_2.12.0.v20160420-0247.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          87568 org.eclipse.equinox.app_1.3.400.v20150715-1528.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          49755 org.eclipse.equinox.bidi_1.0.0.v20160307-1318.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         120435 org.eclipse.equinox.common_3.8.0.v20160509-1230.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         196894 org.eclipse.equinox.ds_1.4.400.v20160226-2036.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          34366 org.eclipse.equinox.event_1.3.200.v20160324-1850.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          64629 org.eclipse.equinox.frameworkadmin.equinox_1.0.700.v20160102-2223.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          37428 org.eclipse.equinox.frameworkadmin_2.0.300.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          29927 org.eclipse.equinox.http.jetty_3.3.0.v20160324-1850.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          46284 org.eclipse.equinox.http.registry_1.1.400.v20150715-1528.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         185781 org.eclipse.equinox.http.servlet_1.3.1.v20160808-1329.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          11992 org.eclipse.equinox.jsp.jasper.registry_1.0.300.v20130327-1442.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          27958 org.eclipse.equinox.jsp.jasper_1.0.500.v20150119-1358.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          51766 org.eclipse.equinox.launcher_1.3.201.v20161025-1711.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         141186 org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository_1.1.500.v20160419-0834.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          73322 org.eclipse.equinox.p2.core_2.4.100.v20160419-0834.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          54805 org.eclipse.equinox.p2.director.app_1.0.500.v20160419-0834.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         104577 org.eclipse.equinox.p2.director_2.3.300.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         207690 org.eclipse.equinox.p2.engine_2.4.100.v20160419-0834.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          25987 org.eclipse.equinox.p2.garbagecollector_1.0.300.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          72608 org.eclipse.equinox.p2.jarprocessor_1.0.500.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         122479 org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository_1.2.300.v20160419-0834.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         343607 org.eclipse.equinox.p2.metadata_2.3.100.v20160427-2220.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         233445 org.eclipse.equinox.p2.publisher.eclipse_1.2.100.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          96264 org.eclipse.equinox.p2.publisher_1.4.100.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         245107 org.eclipse.equinox.p2.repository.tools_2.1.300.v20160421-0324.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         134293 org.eclipse.equinox.p2.repository_2.3.200.v20160421-0324.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         128908 org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.eclipse_2.1.400.v20160419-0834.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          96069 org.eclipse.equinox.p2.updatesite_1.0.600.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         133114 org.eclipse.equinox.preferences_3.6.1.v20160815-1406.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         186860 org.eclipse.equinox.registry_3.6.100.v20160223-2218.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         185694 org.eclipse.equinox.security.ui_1.1.300.v20150803-1225.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          35190 org.eclipse.equinox.security.win32.x86_64_1.0.100.v20130327-1442.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         109600 org.eclipse.equinox.security_1.2.200.v20150715-1528.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          26379 org.eclipse.equinox.simpleconfigurator.manipulator_2.0.200.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          44424 org.eclipse.equinox.simpleconfigurator_1.1.200.v20160504-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          77626 org.eclipse.equinox.util_1.0.500.v20130404-1337.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         429486 org.eclipse.help.base_4.1.1.v20161124-1400.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         508193 org.eclipse.help.ui_4.0.200.v20160510-0758.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         637639 org.eclipse.help.webapp_3.8.0.v20160504-0839.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         269916 org.eclipse.help_3.7.0.v20160602-1307.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         169161 org.eclipse.jdt.compiler.apt_1.2.100.v20160418-1457.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          69155 org.eclipse.jdt.compiler.tool_1.1.100.v20160418-1457.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        5826018 org.eclipse.jdt.core_3.12.2.v20161117-1814.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         343515 org.eclipse.jdt.launching_3.8.101.v20161111-2014.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         159462 org.eclipse.jetty.http_9.3.9.v20160517.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         119392 org.eclipse.jetty.io_9.3.9.v20160517.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         105193 org.eclipse.jetty.security_9.3.9.v20160517.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         512378 org.eclipse.jetty.server_9.3.9.v20160517.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         126755 org.eclipse.jetty.servlet_9.3.9.v20160517.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         458691 org.eclipse.jetty.util_9.3.9.v20160517.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         290885 org.eclipse.jface.databinding_1.8.1.v20161026-1531.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1070533 org.eclipse.jface.text_3.11.2.v20161113-1700.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1086977 org.eclipse.jface_3.12.1.v20160923-1528.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          42230 org.eclipse.jsch.core_1.3.0.v20160422-1917.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         104621 org.eclipse.jsch.ui_1.3.0.v20160323-1650.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         345037 org.eclipse.ltk.core.refactoring_3.7.0.v20160419-0705.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         503766 org.eclipse.ltk.ui.refactoring_3.8.0.v20160518-1817.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          28717 org.eclipse.nebula.widgets.pshelf_1.1.0.201609231530.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          34486 org.eclipse.ocl.common_1.4.100.v20160613-1351.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         244042 org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0.200.v20160504-1419.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         111152 org.eclipse.osgi.services_3.5.100.v20160504-1419.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1383928 org.eclipse.osgi_3.11.2.v20161107-1947.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1304527 org.eclipse.pde.core_3.11.1.v20161115-1951.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         169036 org.eclipse.pde.runtime_3.5.0.v20160418-1724.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        8810009 org.eclipse.platform.doc.user_4.6.1.v20160727-2009.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         510112 org.eclipse.search_3.11.1.v20161113-1700.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        2767389 org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_64_3.105.2.v20161122-0613.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        2872411 org.eclipse.swt.win32.win32.x86_64_3.105.2.v20161122-0613.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          19649 org.eclipse.swt_3.105.2.v20161122-0613.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         426162 org.eclipse.team.core_3.8.0.v20160418-1534.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         614115 org.eclipse.team.cvs.core_3.4.0.v20160418-1534.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          30941 org.eclipse.team.cvs.ssh2_3.3.0.v20160418-1534.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1790551 org.eclipse.team.cvs.ui_3.4.0.v20160518-1906.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        1536964 org.eclipse.team.ui_3.8.0.v20160518-1906.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         269227 org.eclipse.text_3.6.0.v20160503-1849.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         213276 org.eclipse.ui.console_3.6.201.v20161107-0337.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         612214 org.eclipse.ui.editors_3.10.1.v20161106-1856.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         348108 org.eclipse.ui.forms_3.7.0.v20160518-1929.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          95438 org.eclipse.ui.ide.application_1.1.101.v20160829-0827.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        2384816 org.eclipse.ui.ide_3.12.2.v20161115-1450.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         328326 org.eclipse.ui.intro_3.5.2.v20161116-1147.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         162342 org.eclipse.ui.navigator.resources_3.5.101.v20161006-0640.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         437132 org.eclipse.ui.navigator_3.6.101.v20161006-1120.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          51165 org.eclipse.ui.net_1.3.0.v20160426-1633.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          71747 org.eclipse.ui.trace_1.0.400.v20160509-1055.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         110526 org.eclipse.ui.views.properties.tabbed_3.7.0.v20160310-0903.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         110524 org.eclipse.ui.views_3.8.101.v20160816-1954.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          25969 org.eclipse.ui.win32_3.3.0.v20160505-1310.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         667595 org.eclipse.ui.workbench.texteditor_3.10.1.v20160818-1626.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        4040836 org.eclipse.ui.workbench_3.108.2.v20161025-2029.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         396072 org.eclipse.ui_3.108.1.v20160929-1045.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          90345 org.eclipse.uml2.common_2.1.0.v20160822-0739.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          18871 org.eclipse.uml2.types_2.0.0.v20160822-0739.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         102634 org.eclipse.update.configurator_3.3.400.v20160506-0750.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         362968 org.sat4j.core_2.3.5.v201308161310.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         241956 org.sat4j.pb_2.3.5.v201404071733.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        3280108 org.tigris.subversion.clientadapter.javahl.win64_1.7.8.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         167688 org.tigris.subversion.clientadapter.javahl_1.7.8.1.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          83885 org.tigris.subversion.clientadapter_1.8.3.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         328109 org.tigris.subversion.subclipse.core_1.8.16.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        2342932 org.tigris.subversion.subclipse.doc_1.3.0.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.        2054352 org.tigris.subversion.subclipse.ui_1.8.18.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.         109753 org.tukaani.xz_1.3.0.v201308270617.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          38584 org.w3c.css.sac_1.3.1.v200903091627.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          18205 org.w3c.dom.events_3.0.0.draft20060413_v201105210656.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          20106 org.w3c.dom.smil_1.0.1.v200903091627.jar
-a----     25/06/2020  10:09 a. m.          97382 org.w3c.dom.svg_1.1.0.v201011041433.jar

PS C:\NXP\SW32G_RTD_4.4_4.0.2_HF03\eclipse\plugins> Get-ChildItem -Depth 0


    Directory: C:\NXP\SW32G_RTD_4.4_4.0.2_HF03\eclipse\plugins


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----     12/12/2025  04:47 p. m.                Adc_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                BaseNXP_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                CanIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                Can_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                Crc_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                CryIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                Crypto_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                Csm_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                Dem_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                Det_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                Dio_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                EcuC_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                EcuM_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                Eep_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                EthIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                EthSwt_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:48 p. m.                EthTrcv_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  03:08 p. m.                Eth_43_PFE_TS_T40D11M12I0R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                Eth_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                Fee_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                Fls_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                FrIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                Fr_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                Gpt_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                I2c_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                Icu_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:49 p. m.                LinIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Lin_TS_T40D11M40I2R0
d-----     15/12/2025  03:08 p. m.                Mcl_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Mcu_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                MemIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Ocotp_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Ocu_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Os_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Pcie_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Platform_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Pmic_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Port_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Pwm_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Qdec_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Resource_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Rm_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Rte_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Serdes_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Spi_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Thermal_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                Uart_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:50 p. m.                WdgIf_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:51 p. m.                Wdg_43_VR5510_TS_T40D11M40I2R0
d-----     12/12/2025  04:51 p. m.                Wdg_TS_T40D11M40I2R0
-a----     22/08/2024  10:06 a. m.           2746 com.freescale.tools.tresos.xpath.jar
-a----     22/08/2024  10:23 a. m.           1757 com.nxp.tools.tresos.xpath.sqrt.jar
-a----     22/08/2024  10:31 a. m.          29240 freescale.tresos.flexray.jar

次に、プラグインのインストールに関連する違いがあるかどうかを比較CAN。

重要な違いが見つからない場合は、まだ行っていない場合は EB Tresos を再インストールしてみることをお勧めします。


問題を絞り込むのに役立つ情報を見つけた場合はお知らせください。

Re: EB tresos issue - module cannot be installed

こんにちは、alejandro_eさん

あなたの提案に従って比較してみました。結果は次のとおりです。

C:\EB\tresos27\pluginsの出力には、多くの違いがあります。

C:\NXP\SW32G_RTD_4.4_4.0.2_HF03\eclipse\plugins の出力に関しては、完全に同じです。

私の側で EB tresos を再インストールしてみます。更新があればお知らせします。

ご返信よろしくお願いします。

BR、

ヤン

Re: EB tresos issue - module cannot be installed

こんにちは@Yang_Cさん、

問題の回避策を見つけられてよかったです。あなたが言ったようにそれはかなり奇妙であり、あまり役に立たなくて申し訳ありません。

FUTURE、他の問題が発生した場合は、ためらわずに新しい投稿を作成してください。


よろしくお願いします

Re: EB tresos issue - module cannot be installed

こんにちは@Yang_Cさん、

EB Tresos Studio を再インストールした後、問題を解決できましたか? または、問題に関連する詳細情報を入手できましたか?


よろしくお願いします。

Re: EB tresos issue - module cannot be installed

こんにちは、alejandro_eさん

返信が遅くなり申し訳ありません。

残念ながら、EB tresos を再インストールしましたが、問題は依然として解決しません。問題は奇妙です。PFE 構成には Eth_43_PFE_TS_T40D11M14I0R0 を使用することにしました。

とにかくサポートしていただきありがとうございます。

BR、

ヤン


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-17-2025 02:38 AM
更新者: