Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
动手实验:安全连接到Google Cloud IoT Core <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在本课程中,您将了解如何使用 A71CH 安全 IC 在物联网设备和 Google Cloud IoT Core 之间建立安全连接。此连接是使用跨传输层安全协议 (TLS) 运行的 MQTT Bridge 建立的。可以应用相同的程序连接到 AWS 服务、OEM 云等,以确保凭证的安全。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在本课程中,您将了解如何使用 A71CH 安全 IC 在物联网设备和 Google Cloud IoT Core 之间建立安全连接。此连接是使用跨传输层安全协议 (TLS) 运行的 MQTT Bridge 建立的。可以应用相同的程序连接到 AWS 服务、OEM 云等,以确保凭证的安全。
記事全体を表示
S32オートモーティブプラットフォーム:先進制御システム向けの性能 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 燃焼制御とモーター制御は、より計算集約的な手法に移行しています。S32 AutomotiveプラットフォームがArm® NEONと数学アクセラレーションでこのトレンドをどのようにサポートするかについてお聞きください。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 燃焼制御とモーター制御は、より計算集約的な手法に移行しています。S32 AutomotiveプラットフォームがArm® NEONと数学アクセラレーションでこのトレンドをどのようにサポートするかについてお聞きください。
記事全体を表示
NXPのセキュアなインターフェースおよび電源ソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> USB Type-Cまたはセキュア認証について詳しく知りたいですか?このセッションをお見逃しなく。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> USB Type-Cまたはセキュア認証について詳しく知りたいですか?このセッションをお見逃しなく。
記事全体を表示
NFC技術の今後の展望を見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NFCの共同発明者による製品の提案と使用例の詳細をご覧ください。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NFCの共同発明者による製品の提案と使用例の詳細をご覧ください。
記事全体を表示
OTA 更新——完整系统解决方案的要求 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 展示 OTA 更新的重要性以及 FOTA 整体系统解决方案的要求。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 展示 OTA 更新的重要性以及 FOTA 整体系统解决方案的要求。
記事全体を表示
Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Revisions Revisions Description Details V1.0 Initial version   V1.2 Make a little update 1. Modify the path of the toolchain 2. Remove the command: make menuconfig 3. Modify the path of folder "out" in some commands   Hardware Requirement PC Host: Ubuntu for compiling, Windows for downloading and debugging Target: i.MX6ULL 14x14 EVK with LCD or HDMI TF card USB cables for console and download Power adapter Overview Ubuntu uses the same packaging management system (deb and apt) and with each development cycle pulls in the latest packages from Debian and then adapts them to Ubuntu specifics and adds more features and patches where necessary. They also push changes back to Debian and often developers are Ubuntu and Debian developers. Both of them have a nice UI and can install softwares easier than Yocto. The purpose of this doc is to install the Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK Board. The doc contains several steps as following:    1. Download and compile the u-boot, kernel and dtb.    2. Get and modify the linaro rootfs.    3. Download all things to the SD card via MfgTool.    4. Run the Debian 8 Jessie in the board. Download and compile the u-boot, kernel and dtb.    a. Download the toolchain cd ~/ wget -c https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/6.3-2017.02/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-6.3.1-2017.02-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz mkdir toolchain tar xvf gcc-linaro-6.3.1-2017.02-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C toolchain/ --strip-components 1 export ARCH=arm export CROSS_COMPILE=../toolchain/bin/arm-linux-gnueabihf- mkdir out    b. Download and make the u-boot cd ~/ wget -c http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/uboot-imx.git/snapshot/uboot-imx-imx_v2016.03_4.1.15_2.0.0_ga.tar.bz2 mkdir uboot-imx tar jxvf uboot-imx-imx_v2016.03_4.1.15_2.0.0_ga.tar.bz2 -C uboot-imx/ --strip-components 1 cd uboot-imx make mx6ull_14x14_evk_defconfig make    c. Download and make the kernel and dtb cd ~/ wget -c http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/linux-imx.git/snapshot/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga.tar.bz2 mkdir linux-imx tar jxvf linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga.tar.bz2 -C linux-imx/ --strip-components 1 cd linux-imx vi arch/arm/configs/imx_v7_defconfig Add a line “CONFIG_FHANDLE=y” in the file to prevent the error when boot into rootfs. ****************************************************************************** Note: If you want to use the HDMI port instead of LCD to output the screen, you should modify the file /arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dts to add a child node in &i2c2 : sii902x: sii902x@39 {         compatible = "SiI,sii902x";         pinctrl-names = "default";         interrupt-parent = <&gpio2>;         interrupts = <13 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;         mode_str ="1280x720M@60";         bits-per-pixel = <16>;         reg = <0x39>;         status = "okay"; }; ****************************************************************************** make imx_v7_defconfig make -j4 zImage dtbs    d. Copy the u-boot, kernel and dtb to a folder cd ~/ sudo cp uboot-imx/u-boot.imx  out/ sudo cp linux-imx/arch/arm/boot/zImage  out/ sudo cp linux-imx/arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dtb  out/ Get and modify the linaro rootfs. cd ~/ wget -c https://releases.linaro.org/debian/images/alip-armhf/16.04/linaro-jessie-alip-20160428-22.tar.gz mkdir rootfs tar xvf linaro-jessie-alip-20160428-22.tar.gz -C rootfs/ --strip-components 1 cd rootfs tar jcvf linaro-jessie-alip-20160428-22.tar.bz2 ./* sudo mv linaro-jessie-alip-20160428-22.tar.bz2  ../out Now the uboot, kernel, dtb and rootfs are ready in folder ~/out/! Download all things to the SD card via MfgTool. Download the MfgTool in: http://www.nxp.com/products/automotive-products/microcontrollers-and-processors/arm-mcus-and-mpus/i.mx-application-processors/i.mx-6-processors/sabre-board-for-smart-devices-based-on-the-i.mx-6quad-applications-processors:RD-IMX6Q-SABRE?tab=Design_Tools_Tab Select the “IMX6_L4.1.15_2.0.0_MFG-TOOL” and download. Extract “L4.1.15_2.0.0-ga_mfg-tools.tar.gz” to Windows, and then extract again the “mfgtools-with-rootfs.tar.gz” to /mfgtools/. You should rename the files in the folder ~/out/ and copy to the path /mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/files/ to replace the original files: u-boot.imx -> u-boot-imx6ull14x14evk_sd.imx zImage -> zImage imx6ull-14x14-evk.dtb -> zImage-imx6ull-14x14-evk.dtb linaro-jessie-alip-20160428-22.tar.bz2 -> rootfs_nogpu.tar.bz2 Switch the SW602 in i.MX6ULL EVK board to D1: off, D2: on, insert the TF card in slot SD2 and power on the board. Connect the board with PC by two micro-USB to USB cables(one is for downloading and another is for watching log) Finally, open the script “mfgtool2-yocto-mx-evk-sdcard-sd2.vbs” in the /mfgtools/. When the “HID-compliant device” shows then click “Start”.   If the processing is done, all things have been download to the board and you can go to the next step. Run the Debian 8 Jessie in the board. The following table shows the DIP switch settings for booting from the TF slot. Switch D1 D2 D3 D4 SW601 OFF OFF ON OFF SW602 ON OFF - - Then power on the board and the logs will show in the serial console. Debian 8 will automatic login to root. ****************************************************************************** Note: If you want to use the HDMI port instead of LCD to output the screen, you should press any key when the log: Hit any key to stop autoboot shows and change the bootargs like following example: setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=hdmi,1280x720M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off video=mxcfb3:off vmalloc=256M androidboot.console=ttymxc0 consoleblank=0 androidboot.hardware=freescale cma=384M saveenv ****************************************************************************** When inputting “startx &” in serial console, the alip GUI will appear in the screen.   You can also use command ”apt-get” to install softwares(E.g. Firefox as following). ****************************************************************************** Note: If you have issues with “sudo” on user UID, need to execute the following commands: root@linaro-alip:~# chown root:root /usr/bin/sudo root@linaro-alip:~# chmod 4755 /usr/bin/sudo root@linaro-alip:~# chown root:root /usr/lib/sudo/sudoers.so root@linaro-alip:~# chown root:root /etc/sudoers root@linaro-alip:~# chown root:root /etc/sudoers.d/ root@linaro-alip:~# chown root:root /etc/sudoers.d/README Note: If you have issues with “su” from user to root, need to execute the following commands: root@linaro-alip:~# chown root:root /bin/su root@linaro-alip:~# chmod 4755 /bin/su Note: If you want to disable the warning window “Failed to apply network settings” after executing command “startx &”, you should deactive the Bluetooth: root@linaro-alip:~# sudo systemctl stop bluetooth.service root@linaro-alip:~# sudo systemctl disable bluetooth.service ****************************************************************************** Linux Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Is this required? Might this be the cause of the kernel OOPS? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Hi, See chapter: Get and modify the linaro rootfs. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Hi Kane JIang;           How does the rootfs make, Do you have detailed compilation steps? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Hi Wenchuan, After you get the source code or imx_4.1.15_2.0.0_ga, you can do following to generate zImage and dtb: export ARCH=arm export CROSS_COMPILE= /toolchain/bin/arm-linux-gnueabihf- make imx_v7_defconfig make -j4 Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board hi Kane, if i only copy my debian jessie's rootfs to mfg dir, it can run and show the following msg. EXT3-fs (mmcblk1p2): using internal journal EXT3-fs (mmcblk1p2): recovery complete EXT3-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2. devtmpfs: mounted Freeing unused kernel memory: 428K (80ae7000 - 80b52000) systemd[1]: Failed to insert module 'kdbus': Function not implemented random: systemd urandom read with 26 bits of entropy available Welcome to Debian GNU/Linux 8 (jessie)! [ OK ] Reached target Remote File Systems (Pre). [ OK ] Set up automount Arbitrary Executab...ats File System Automount Point. [ OK ] Listening on Journal Socket. [ OK ] Listening on udev Kernel Socket. I think debian run well now. but how to generate its kernel? would you like give some advice. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Hi wenchuan, You can use the default uboot, zImage and dtb file in MFGTool and jessie rootfs your build for a trial. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board hi Kane, i use nxp mcimx6ull-evk board without any hardware modification. the main chip is 'mcimx6y2dvm09aa-ctmf1709-0n70s-china gimfcta'. after  i use mfgtool2-yocto-mx-evk-sdcard-sd2.vbs to download prebuild application, which is in L4.1.15_2.0.0-ga_mfg-tools.tar.gz. it works very well. thanks Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Hi wenchuan, Do you use i.MX6ULL instead of i.MX6UL? Could you show the chip part number? And have you done some rework about the EVK board? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board hi david, here is the complete log from boot.  what's your host env when you build debian for imx6ull-evk. actually i downloaded the tar files and do exactly to the above instructions. there is no error during compile. but kernel crash during run. U-Boot 2016.03 (Mar 24 2019 - 21:36:01 -0400) CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.0 at 396MHz CPU: Commercial temperature grade (0C to 95C) at 41C Reset cause: POR Board: MX6ULL 14x14 EVK I2C: ready DRAM: 512 MiB MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1 *** Warning - bad CRC, using default environment Display: TFT43AB (480x272) Video: 480x272x24 In: serial Out: serial Err: serial switch to partitions #0, OK mmc1 is current device Net: FEC1 Normal Boot Hit any key to stop autoboot: 3     2     1     0 switch to partitions #0, OK mmc1 is current device switch to partitions #0, OK mmc1 is current device reading boot.scr ** Unable to read file boot.scr ** reading zImage 6705288 bytes read in 303 ms (21.1 MiB/s) Booting from mmc ... reading imx6ull-14x14-evk.dtb 35969 bytes read in 21 ms (1.6 MiB/s) Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x665088 ] ## Flattened Device Tree blob at 83000000 Booting using the fdt blob at 0x83000000 Using Device Tree in place at 83000000, end 8300bc80 Starting kernel ... Booting Linux on physical CPU 0x0 Linux version 4.1.15 (weji@weji-VirtualBox) (gcc version 6.3.1 20170109 (Linaro GCC 6.3-2017.02) ) #1 SMP PREEMPT Sun Mar 24 22:01:56 EDT 2019 CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine model: Freescale i.MX6 ULL 14x14 EVK Board Reserved memory: created CMA memory pool at 0x8c000000, size 320 MiB Reserved memory: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool Memory policy: Data cache writealloc PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @8bb32000 s16908 r8192 d24052 u49152 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048 Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Memory: 178564K/524288K available (8413K kernel code, 443K rwdata, 2928K rodata, 440K init, 450K bss, 18044K reserved, 327680K cma-reserved, 0K highmem) Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000 (1512 MB) lowmem : 0x80000000 - 0xa0000000 ( 512 MB) pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB) modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB) .text : 0x80008000 - 0x80b1b700 (11342 kB) .init : 0x80b1c000 - 0x80b8a000 ( 440 kB) .data : 0x80b8a000 - 0x80bf8c20 ( 444 kB) .bss : 0x80bfb000 - 0x80c6b880 ( 451 kB) SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Preemptible hierarchical RCU implementation. Additional per-CPU info printed with stalls. RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1. RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1 NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 mxc_clocksource_init 3000000 Switching to timer-based delay loop, resolution 333ns sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 715827882841ns clocksource mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6.00 BogoMIPS (lpj=30000) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) CPU: Testing write buffer coherency: ok /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 Setting up static identity map for 0x80008280 - 0x800082d8 Brought up 1 CPUs SMP: Total of 1 processors activated (6.00 BogoMIPS). CPU: All CPU(s) started in SVC mode. devtmpfs: initialized device-tree: Duplicate name in lcdif@021c8000, renamed to "display#1" VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns pinctrl core: initialized pinctrl subsystem NET: Registered protocol family 16 DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations cpuidle: using governor ladder cpuidle: using governor menu hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered i2c i2c-0: can't use DMA i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered i2c i2c-1: can't use DMA Linux video capture interface: v2.00 pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> PTP clock support registered MIPI CSI2 driver module loaded Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. Bluetooth: Core ver 2.20 NET: Registered protocol family 31 Bluetooth: HCI device and connection manager initialized Bluetooth: HCI socket layer initialized Bluetooth: L2CAP socket layer initialized Bluetooth: SCO socket layer initialized Switched to clocksource mxc_timer1 NET: Registered protocol family 2 TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. imx rpmsg driver is registered. Bus freq driver module loaded futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes) VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) NFS: Registering the id_resolver key type Key type id_resolver registered Key type id_legacy registered jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. fuse init (API version 7.23) io scheduler noop registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) imx-weim 21b8000.weim: Driver registered. backlight supply power not found, using dummy regulator MIPI DSI driver module loaded MIPI DSI driver module loaded 21c8000.lcdif supply lcd not found, using dummy regulator mxsfb 21c8000.lcdif: failed to find mxc display driver Console: switching to colour frame buffer device 60x34 mxsfb 21c8000.lcdif: initialized imx-sdma 20ec000.sdma: no event needs to be remapped imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3 imx-sdma 20ec000.sdma: initialized 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX console [ttymxc0] enabled 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 235, base_baud = 5000000) is a IMX imx-rng 2284000.rngb: iMX RNG Registered. imx sema4 driver is registered. [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 [drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0 brd: module loaded loop: module loaded fsl-quadspi 21e0000.qspi: n25q256a (32768 Kbytes) spi_gpio spi4: gpio-miso property not found, switching to no-rx mode CAN device driver interface flexcan 2090000.can: device registered (reg_base=a09f8000, irq=27) flexcan 2094000.can: device registered (reg_base=a0a00000, irq=28) 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator pps pps0: new PPS source ptp0 libphy: fec_enet_mii_bus: probed fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator pps pps1: new PPS source ptp1 fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1 usbcore: registered new interface driver asix usbcore: registered new interface driver ax88179_178a usbcore: registered new interface driver cdc_ether usbcore: registered new interface driver net1080 usbcore: registered new interface driver cdc_subset usbcore: registered new interface driver zaurus usbcore: registered new interface driver cdc_ncm ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver usbcore: registered new interface driver usb-storage usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test 2184800.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator 2184000.usb supply vbus not found, using dummy regulator 2184200.usb supply vbus not found, using dummy regulator ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected mousedev: PS/2 mouse device common for all mice input: 20cc000.snvs:snvs-powerkey as /devices/platform/soc/2000000.aips-bus/20cc000.snvs/20cc000.snvs:snvs-powerkey/input/input0 input: iMX6UL TouchScreen Controller as /devices/platform/soc/2000000.aips-bus/2040000.tsc/input/input1 input: FreescaleAccelerometer as /devices/virtual/input/input2 fxls8471 device driver probe successfully snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as rtc0 i2c /dev entries driver IR NEC protocol handler initialized IR RC5(x/sz) protocol handler initialized IR RC6 protocol handler initialized IR JVC protocol handler initialized IR Sony protocol handler initialized IR SANYO protocol handler initialized IR Sharp protocol handler initialized IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized IR XMP protocol handler initialized pxp-v4l2 pxp_v4l2: initialized 0-000e supply vdd not found, using dummy regulator 0-000e supply vddio not found, using dummy regulator mag3110 0-000e: check mag3110 chip ID input: mag3110 as /devices/virtual/input/input3 mag3110 0-000e: mag3110 is probed imx2-wdt 20bc000.wdog: use WDOG_B to reboot. imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0) Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered usbcore: registered new interface driver bcm203x usbcore: registered new interface driver btusb usbcore: registered new interface driver ath3k sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02190000: voltage-ranges unspecified sdhci-esdhc-imx 2190000.usdhc: Got CD GPIO sdhci-esdhc-imx 2190000.usdhc: No vqmmc regulator found mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02194000: voltage-ranges unspecified sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: could not get ultra high speed state, work on normal mode sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: No vmmc regulator found sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: No vqmmc regulator found mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver fsl-asrc 2034000.asrc: driver registered mmc1: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable mmc1: new high speed SDHC card at address 0001 imx-wm8960 sound: wm8960-hifi <-> 202c000.sai mapping ok mmcblk1: mmc1:0001 SD16G 14.5 GiB imx-wm8960 sound: snd-soc-dummy-dai <-> 2034000.asrc mapping ok imx-wm8960 sound: wm8960-hifi <-> 202c000.sai mapping ok mmcblk1: p1 p2 NET: Registered protocol family 26 NET: Registered protocol family 10 sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver NET: Registered protocol family 17 can: controller area network core (rev 20120528 abi 9) NET: Registered protocol family 29 can: raw protocol (rev 20120528) can: broadcast manager protocol (rev 20120528 t) can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1 Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast Bluetooth: BNEP socket layer initialized Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 Bluetooth: HIDP socket layer initialized 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 Key type dns_resolver registered kthreadd invoked oom-killer: gfp_mask=0x2000d0, order=1, oom_score_adj=0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 7d5d2e2a pgd = 80004000 [7d5d2e2a] *pgd=00000000 Internal error: Oops: 80000005 [#1] PREEMPT SMP ARM Modules linked in: CPU: 0 PID: 22 Comm: kswapd0 Not tainted 4.1.15 #1 Hardware name: Freescale i.MX6 Ultralite (Device Tree) task: 88126600 ti: 881c6000 task.ti: 881c6000 PC is at 0x7d5d2e2a LR is at 0x7d5d2e2b pc : [<7d5d2e2a>] lr : [<7d5d2e2b>] psr: a00001b3 sp : 881c7dec ip : 00000000 fp : 88126648 r10: 00000001 r9 : 00000001 r8 : 0000bd2a r7 : 8bb35840 r6 : 8bb35800 r5 : 8bb35800 r4 : 88126600 r3 : 00000000 r2 : 000007d5 r1 : 00000000 r0 : 3ffffffe Flags: NzCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 ISA Thumb Segment kernel Control: 10c53c7d Table: 8000406a DAC: 00000015 Process kswapd0 (pid: 22, stack limit = 0x881c6210) Stack: (0x881c7dec to 0x881c8000) 7de0: 88126600 8bb35800 8bb35800 8bb35840 8005e9c4 7e00: 0000004b 00000000 8bb35800 88126600 00000001 88126648 881268ac 00000001 7e20: 8bb35800 80053854 8bb35800 80b88800 8bb35800 88126600 00000000 80b8c6bc 7e40: 881268ac 00000001 881c7e84 80805334 80b9a9f0 80c491c8 00000000 80b85340 7e60: 80c40440 881c6000 80c40440 80c40440 881c7e9c 80b8c100 00000000 00000001 7e80: 881c7e94 80805690 ffff8bab 80c40440 00000000 8080802c a0000113 80c409b4 7ea0: 80c409b4 ffff8bab 80c40440 8007c6a8 88126600 ffffffff 80bf88bc 80bf88bc 7ec0: 80bf88c8 80bf88cc 00000000 00000001 00000000 800bf7b4 00000000 8bb35800 7ee0: 00000001 0000042a 881c7f1c 80bf7a40 00000000 286bca1b 00000001 00000001 7f00: 51eb851f 80c403f0 00000000 881c7ed8 881c6000 88126600 00000000 00000000 7f20: 88126600 80065cdc 80bf88c0 80bf88c0 0000000b 00000007 00000000 00000000 7f40: 800bf02c 00000000 881bae00 80bf7a40 800bf02c 00000000 00000000 00000000 7f60: 00000000 8004f0f0 881d76a0 00000000 80b88800 80bf7a40 00000000 00000000 7f80: 881c7f80 881c7f80 00000000 00000000 881c7f90 881c7f90 881c7fac 881bae00 7fa0: 8004f014 00000000 00000000 8000f4a8 00000000 00000000 00000000 00000000 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 e1a03185 e1a01002 Code: bad PC value ---[ end trace 71aea37a519abfaa ]--- note: kswapd0[22] exited with preempt_count 2 Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board here is the whole log from boot.  U-Boot 2016.03 (Mar 24 2019 - 21:36:01 -0400) CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.0 at 396MHz CPU: Commercial temperature grade (0C to 95C) at 41C Reset cause: POR Board: MX6ULL 14x14 EVK I2C: ready DRAM: 512 MiB MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1 *** Warning - bad CRC, using default environment Display: TFT43AB (480x272) Video: 480x272x24 In: serial Out: serial Err: serial switch to partitions #0, OK mmc1 is current device Net: FEC1 Normal Boot Hit any key to stop autoboot: 3     2     1     0 switch to partitions #0, OK mmc1 is current device switch to partitions #0, OK mmc1 is current device reading boot.scr ** Unable to read file boot.scr ** reading zImage 6705288 bytes read in 303 ms (21.1 MiB/s) Booting from mmc ... reading imx6ull-14x14-evk.dtb 35969 bytes read in 21 ms (1.6 MiB/s) Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x665088 ] ## Flattened Device Tree blob at 83000000 Booting using the fdt blob at 0x83000000 Using Device Tree in place at 83000000, end 8300bc80 Starting kernel ... Booting Linux on physical CPU 0x0 Linux version 4.1.15 (weji@weji-VirtualBox) (gcc version 6.3.1 20170109 (Linaro GCC 6.3-2017.02) ) #1 SMP PREEMPT Sun Mar 24 22:01:56 EDT 2019 CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine model: Freescale i.MX6 ULL 14x14 EVK Board Reserved memory: created CMA memory pool at 0x8c000000, size 320 MiB Reserved memory: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool Memory policy: Data cache writealloc PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @8bb32000 s16908 r8192 d24052 u49152 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048 Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Memory: 178564K/524288K available (8413K kernel code, 443K rwdata, 2928K rodata, 440K init, 450K bss, 18044K reserved, 327680K cma-reserved, 0K highmem) Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000 (1512 MB) lowmem : 0x80000000 - 0xa0000000 ( 512 MB) pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB) modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB) .text : 0x80008000 - 0x80b1b700 (11342 kB) .init : 0x80b1c000 - 0x80b8a000 ( 440 kB) .data : 0x80b8a000 - 0x80bf8c20 ( 444 kB) .bss : 0x80bfb000 - 0x80c6b880 ( 451 kB) SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Preemptible hierarchical RCU implementation. Additional per-CPU info printed with stalls. RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1. RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1 NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 mxc_clocksource_init 3000000 Switching to timer-based delay loop, resolution 333ns sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 715827882841ns clocksource mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns Console: colour dummy device 80x30 Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6.00 BogoMIPS (lpj=30000) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) CPU: Testing write buffer coherency: ok /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 Setting up static identity map for 0x80008280 - 0x800082d8 Brought up 1 CPUs SMP: Total of 1 processors activated (6.00 BogoMIPS). CPU: All CPU(s) started in SVC mode. devtmpfs: initialized device-tree: Duplicate name in lcdif@021c8000, renamed to "display#1" VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns pinctrl core: initialized pinctrl subsystem NET: Registered protocol family 16 DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations cpuidle: using governor ladder cpuidle: using governor menu hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered i2c i2c-0: can't use DMA i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered i2c i2c-1: can't use DMA Linux video capture interface: v2.00 pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]> PTP clock support registered MIPI CSI2 driver module loaded Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. Bluetooth: Core ver 2.20 NET: Registered protocol family 31 Bluetooth: HCI device and connection manager initialized Bluetooth: HCI socket layer initialized Bluetooth: L2CAP socket layer initialized Bluetooth: SCO socket layer initialized Switched to clocksource mxc_timer1 NET: Registered protocol family 2 TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. imx rpmsg driver is registered. Bus freq driver module loaded futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes) VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) NFS: Registering the id_resolver key type Key type id_resolver registered Key type id_legacy registered jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. fuse init (API version 7.23) io scheduler noop registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) imx-weim 21b8000.weim: Driver registered. backlight supply power not found, using dummy regulator MIPI DSI driver module loaded MIPI DSI driver module loaded 21c8000.lcdif supply lcd not found, using dummy regulator mxsfb 21c8000.lcdif: failed to find mxc display driver Console: switching to colour frame buffer device 60x34 mxsfb 21c8000.lcdif: initialized imx-sdma 20ec000.sdma: no event needs to be remapped imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3 imx-sdma 20ec000.sdma: initialized 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX console [ttymxc0] enabled 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 235, base_baud = 5000000) is a IMX imx-rng 2284000.rngb: iMX RNG Registered. imx sema4 driver is registered. [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 [drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0 brd: module loaded loop: module loaded fsl-quadspi 21e0000.qspi: n25q256a (32768 Kbytes) spi_gpio spi4: gpio-miso property not found, switching to no-rx mode CAN device driver interface flexcan 2090000.can: device registered (reg_base=a09f8000, irq=27) flexcan 2094000.can: device registered (reg_base=a0a00000, irq=28) 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator pps pps0: new PPS source ptp0 libphy: fec_enet_mii_bus: probed fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator pps pps1: new PPS source ptp1 fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1 usbcore: registered new interface driver asix usbcore: registered new interface driver ax88179_178a usbcore: registered new interface driver cdc_ether usbcore: registered new interface driver net1080 usbcore: registered new interface driver cdc_subset usbcore: registered new interface driver zaurus usbcore: registered new interface driver cdc_ncm ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver usbcore: registered new interface driver usb-storage usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test 2184800.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator 2184000.usb supply vbus not found, using dummy regulator 2184200.usb supply vbus not found, using dummy regulator ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected mousedev: PS/2 mouse device common for all mice input: 20cc000.snvs:snvs-powerkey as /devices/platform/soc/2000000.aips-bus/20cc000.snvs/20cc000.snvs:snvs-powerkey/input/input0 input: iMX6UL TouchScreen Controller as /devices/platform/soc/2000000.aips-bus/2040000.tsc/input/input1 input: FreescaleAccelerometer as /devices/virtual/input/input2 fxls8471 device driver probe successfully snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as rtc0 i2c /dev entries driver IR NEC protocol handler initialized IR RC5(x/sz) protocol handler initialized IR RC6 protocol handler initialized IR JVC protocol handler initialized IR Sony protocol handler initialized IR SANYO protocol handler initialized IR Sharp protocol handler initialized IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized IR XMP protocol handler initialized pxp-v4l2 pxp_v4l2: initialized 0-000e supply vdd not found, using dummy regulator 0-000e supply vddio not found, using dummy regulator mag3110 0-000e: check mag3110 chip ID input: mag3110 as /devices/virtual/input/input3 mag3110 0-000e: mag3110 is probed imx2-wdt 20bc000.wdog: use WDOG_B to reboot. imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0) Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered usbcore: registered new interface driver bcm203x usbcore: registered new interface driver btusb usbcore: registered new interface driver ath3k sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02190000: voltage-ranges unspecified sdhci-esdhc-imx 2190000.usdhc: Got CD GPIO sdhci-esdhc-imx 2190000.usdhc: No vqmmc regulator found mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02194000: voltage-ranges unspecified sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: could not get ultra high speed state, work on normal mode sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: No vmmc regulator found sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: No vqmmc regulator found mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA usbcore: registered new interface driver usbhid usbhid: USB HID core driver fsl-asrc 2034000.asrc: driver registered mmc1: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable mmc1: new high speed SDHC card at address 0001 imx-wm8960 sound: wm8960-hifi <-> 202c000.sai mapping ok mmcblk1: mmc1:0001 SD16G 14.5 GiB imx-wm8960 sound: snd-soc-dummy-dai <-> 2034000.asrc mapping ok imx-wm8960 sound: wm8960-hifi <-> 202c000.sai mapping ok mmcblk1: p1 p2 NET: Registered protocol family 26 NET: Registered protocol family 10 sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver NET: Registered protocol family 17 can: controller area network core (rev 20120528 abi 9) NET: Registered protocol family 29 can: raw protocol (rev 20120528) can: broadcast manager protocol (rev 20120528 t) can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1 Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast Bluetooth: BNEP socket layer initialized Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 Bluetooth: HIDP socket layer initialized 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 Key type dns_resolver registered kthreadd invoked oom-killer: gfp_mask=0x2000d0, order=1, oom_score_adj=0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 7d5d2e2a pgd = 80004000 [7d5d2e2a] *pgd=00000000 Internal error: Oops: 80000005 [#1] PREEMPT SMP ARM Modules linked in: CPU: 0 PID: 22 Comm: kswapd0 Not tainted 4.1.15 #1 Hardware name: Freescale i.MX6 Ultralite (Device Tree) task: 88126600 ti: 881c6000 task.ti: 881c6000 PC is at 0x7d5d2e2a LR is at 0x7d5d2e2b pc : [<7d5d2e2a>] lr : [<7d5d2e2b>] psr: a00001b3 sp : 881c7dec ip : 00000000 fp : 88126648 r10: 00000001 r9 : 00000001 r8 : 0000bd2a r7 : 8bb35840 r6 : 8bb35800 r5 : 8bb35800 r4 : 88126600 r3 : 00000000 r2 : 000007d5 r1 : 00000000 r0 : 3ffffffe Flags: NzCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 ISA Thumb Segment kernel Control: 10c53c7d Table: 8000406a DAC: 00000015 Process kswapd0 (pid: 22, stack limit = 0x881c6210) Stack: (0x881c7dec to 0x881c8000) 7de0: 88126600 8bb35800 8bb35800 8bb35840 8005e9c4 7e00: 0000004b 00000000 8bb35800 88126600 00000001 88126648 881268ac 00000001 7e20: 8bb35800 80053854 8bb35800 80b88800 8bb35800 88126600 00000000 80b8c6bc 7e40: 881268ac 00000001 881c7e84 80805334 80b9a9f0 80c491c8 00000000 80b85340 7e60: 80c40440 881c6000 80c40440 80c40440 881c7e9c 80b8c100 00000000 00000001 7e80: 881c7e94 80805690 ffff8bab 80c40440 00000000 8080802c a0000113 80c409b4 7ea0: 80c409b4 ffff8bab 80c40440 8007c6a8 88126600 ffffffff 80bf88bc 80bf88bc 7ec0: 80bf88c8 80bf88cc 00000000 00000001 00000000 800bf7b4 00000000 8bb35800 7ee0: 00000001 0000042a 881c7f1c 80bf7a40 00000000 286bca1b 00000001 00000001 7f00: 51eb851f 80c403f0 00000000 881c7ed8 881c6000 88126600 00000000 00000000 7f20: 88126600 80065cdc 80bf88c0 80bf88c0 0000000b 00000007 00000000 00000000 7f40: 800bf02c 00000000 881bae00 80bf7a40 800bf02c 00000000 00000000 00000000 7f60: 00000000 8004f0f0 881d76a0 00000000 80b88800 80bf7a40 00000000 00000000 7f80: 881c7f80 881c7f80 00000000 00000000 881c7f90 881c7f90 881c7fac 881bae00 7fa0: 8004f014 00000000 00000000 8000f4a8 00000000 00000000 00000000 00000000 7fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 e1a03185 e1a01002 Code: bad PC value ---[ end trace 71aea37a519abfaa ]--- note: kswapd0[22] exited with preempt_count 2 Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Post the entire boot log, from the beginning. you're not showing the u-boot messages nor most of the kernel bring-up. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board hi, my host is ubuntu 1604. i did the download and compile according to your steps. i can generate all bin files and flash them into imx6ull-evk board. but during the next boot, kernel crash with the following msg. 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 Key type dns_resolver registered Unable to handle kernel paging request at virtual address ee4dd000 pgd = 80004000 [ee4dd000] *pgd=00000000 Internal error: Oops: 5 [#1] PREEMPT SMP ARM Modules linked in: CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 4.1.15 #1 Hardware name: Freescale i.MX6 Ultralite (Device Tree) task: 80b8f8f0 ti: 80b8a000 task.ti: 80b8a000 PC is at rcu_idle_exit+0x20/0xa8 LR is at rcu_idle_exit+0x10/0xa8 pc : [<80079650>] lr : [<80079640>] psr: 20000193 sp : 80b8bf70 ip : 01000000 fp : 00000000 r10: 00000001 r9 : 80b8bf90 r8 : 60000113 r7 : 00000000 r6 : 8080c8e8 r5 : 0afad000 r4 : e3530000 r3 : 80b8c6bc r2 : 00000001 r1 : 809fc3fc r0 : 00000000 Flags: nzCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel Control: 10c53c7d Table: 8000406a DAC: 00000015 Process swapper/0 (pid: 0, stack limit = 0x80b8a210) Stack: (0x80b8bf70 to 0x80b8c000) bf60: 80b8a000 80b8c5a4 8080c8e8 00000000 bf80: 00000000 80b8bf90 00000001 80066150 80b77408 80b85300 80b87e88 80b8c6bc bfa0: 80bf89a8 80b8c5ac 80b88800 80805a48 00000000 ffffffff 00000000 80b1cc60 bfc0: ffffffff ffffffff 80b1c674 00000000 00000000 80b77408 80bfb294 80b8c540 bfe0: 80b77404 80b909f4 8000406a 410fc075 00000000 8000807c 00000000 00000000 [<80079650>] (rcu_idle_exit) from [<80066150>] (cpu_startup_entry+0x234/0x318) [<80066150>] (cpu_startup_entry) from [<80b1cc60>] (start_kernel+0x39c/0x3a8) [<80b1cc60>] (start_kernel) from [<8000807c>] (0x8000807c) Code: e30c36bc e59f4088 e34830b8 e7935100 (e18460d5) ---[ end trace ac8558de890b6274 ]--- Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill the idle task! Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Hello everyone , i am new to linux and nxp I would like to know what needs to be changed to build debian8 rootfs on IMX7Dual saber-sd could someone help me? thank you jovi Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board I understand. Thanks for the information. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board GUI runs fine. GPU acceleration isn't needed for simple 2D menus and pre-rerendered graphics. The memory footprint of X11 and the gnome desktop aren't that big either. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board How does the GUI perform in this setup? i.MX6ULL does not have a GPU so GPU acceleration must be out of question. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board I don't believe I did, but I'm going to create a fresh copy of the mfgtool from the gz download just to be sure. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Have you forgotten to insert a TF card to the SD2 slot in the SOM board? Or have you covered any image in  /mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/firmware/ with images you built? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board I'm getting errors like error writing to device, etc. or mfgtool is simply hanging up and not proceeding.  another issue is something it will say "jumping to OS image" and then the usb disconnects and i see in the console that it seems the board resets and some kind of OS loads and hangs there. eventually the progress bar goes red and i get a "PUSH" error saying it failed to write a file. Any idea what could be causing these issues if my files are in the right locations and I'm running the correct script? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board No. It is exactly  /mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/files/. The images in firmware folder are used for running initramfs instead of rootfs in the sdcard (in files folder). You can read the  /mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/ucl2.xml for a reference. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board It's been a while since I ran through this, but something I think I encountered previously is that you say to place the files for mfgtool in the " /mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/files/" and yet the mfg tool seems to be looking in the " rpath>/mfgtools/Profiles/Linux/OS Firmware/firmware" folder.  I came back to these instructions because for some reason I'm getting errors like error writing to device, etc. or mfgtool is simply hanging up and not proceeding.  another issue is something it will say "jumping to OS image" and then the usb disconnects and i see in the console that it seems the board resets and some kind of OS loads and hangs there. eventually the progress bar goes red and i get a "PUSH" error saying it failed to write a file. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board The doc is used for porting Linux OS to your own board instead of writing your application. The driver APIs are available in kernel space instead of user space.  In other words, you can use the driver APIs like a kernel BSP developer, then build a new kernel and download the image to your target. You can not use the driver APIs like a user of Linux OS. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board I'm referring to the document "i.MX Linux Reference Manual", NXP document number IMXLXRM which I found through the NXP website. it has a 2017 date so I assumed it was still applicable.  Also, as I said, all of the APIs that I searched for (i.e., the C code files) that are referenced in this manual can be found in the "Drivers" folder in the kernel downloaded that you specify here in these instructions.  Also, it says on the first page of the manual "This document is targeted to individuals who will port the i.MX Linux® OS Board Support Package (BSP) to customer-specific products."  It mentions files being located in the "yocto build directory" but like I said, these APIs do appear in the kernel files you specify for download. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Posix standard programming mainly use open(), read() and write() system calls.  One doc you can refer to: Linux system programming: Open file, read file and write file | TechyTalk  Yocto project is used by NXP for linux system. But I doubt about the hardware api's details on the target in any doc. So which doc and chapter do you find provide information about that? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board I'm not sure what the posix standard is. i don't know what versions have the hardware api's, but based on the NXP-provided linux documentation, it's whatever version is meant to be installed via the Yocto project. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board It seems that there is no hardware peripheral API in user space (device target). You may need to use POSIX standard to develop your application. By the way, which versions of linux contains the hardware peripheral API library in the target? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board The wiki article you give appears to use sysfs (writing to i/o "files" as the means of communicating with devices).  This is the same as what I was running into with GPIO. The problem with this, to me, is that it's letting the kernel act as a man-in-the-middle with the hardware.  What I'm looking to do (as the i.mx6 linux manual shows) is to directly interact with the hardware, completely bypassing the kernel, the same as if i were writing c-code for a microcontroller.  The .c/.h APIs are provided in the kernel that's downloaded in your instructions, so i don't understand why those aren't making it into the build.  Using sysfs is exactly what I was trying to avoid.  It's great for hobbyists and people wanting to test things out, but I need a full-blown hardware "server" written in c or c++ so that my UI can use a library to access the hardware directly. I realize there are versions of linux that do a better job of this, but the whole point of all this is having everything run on debian so that i can install other ancillary software, like Mono for my UI's, more easily with apt-get (repository). Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board There is no .c files but .h files in /usr/include. You can google how to write application in linux. E.g. Interfacing with I2C Devices - eLinux.org  Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Unfortunately this is all done on my work computer so I don't have access to take a look, but I did specifically try searching for the C files referenced in the i.mx6ull linux manual, and couldn't find any of them on the target.  Regardless, are you saying that in the /usr/include folder on the target I'll find C-code headers and .c files that will allow me to write applications in C that can control/use the GPIO, SPI, I2C, and other microcontroller (i.mx6ull) peripherals? If so, are there any examples of that? Because that's exactly what I'd need to do a custom application that uses the microcontroller peripherals (presumably that can run faster than using sysfs such as writing to file system files that then activate or setup the peripherals like "echo 1 > gpio1" etc.). Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board The APIs in "drivers" folder are available for kernel space instead of user space. So there is no "drivers" folder in the target. But the APIs in /include/uapi/ in "linux-imx" folder are for user space. They are located at /usr/include/ on the target. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board it came with the kernel that was download from the git source.  In the "linux-imx" folder you have us create and where the kernel is unzipped, there is a folder called "drivers".  This contains all the APIs that a referred to by the i.mx6 linux manual. All of those folders I think ultimately end up in the zImage compressed kernel that's flashed to the target, but then once i boot into linux on the target, that folder isn't present and so I have no i.mx6 APIs for interacting with the hardware. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board My Ubuntu in VirtualBox didn't have a "driver" folder which as same as the target. Have you done some special configuration for you ubuntu? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Yes that's one of them. What I'm saying is none of those API files are on the target device. I see the "drivers" folder on the Ubuntu vbox drive, but there is no "drivers" on the target.  I followed the instructions for the build exactly (except for typos we discussed), but there is no drivers folder.  I can see the drivers folder clear as day in "linux-imx" folder that was created during the step of downloading the kernel. i haven't looked for other folders, but the drivers folder definitely isn't present on the device. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Do you mean /drivers/pinctrl/freescale/pinctrl-imx6ul.c ? Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board The main thing I can't find or figure out is how to access i.mx6ULL API's that are present in the yocto project.  Where are things like "/drivers/pinctrl/pinctrl-imx6ul.c"? I don't even have a "drivers" folder on the device. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Hi Luberger, I remove the "make menuconfig" because no operation has been done after the command in the doc. If you want to change the default configuration you can type in the command and do the change. If you want to change the logo, I think you may try making a new .ppm file and replace the logo_linux_clut224.ppm file in linux-imx/drivers/video/logo. I have update the doc about the "../out" problem, thanks for pointing out. All the best Kane Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Kane, Why did you remove "make menuconfig"? Isn't the window that pops up what allows me to make changes to the kernel settings? I realize most of it I don't need to mess with, but I was looking for a way to change the boot logo (and the splash screen maybe) and my understanding was that it has to be specified here. Or do I just pick the logo ppm file imx_v7_defconfig ?  So far I haven't seen a good instruction anywhere on changing the boot appearance, but it appears a C code file must be created and compiled in the /drivers/video/boot or some such location.  Could you comment on this? Also, when moving files to the "out" folder, you say "cd ~/" then "cp ../out" (note 2 dots) but you had us create the "out" folder at ~/ in an earlier step, so I ended up with a file called "out" in the home directory.  so i think the command should be one less "dot" for the out location. Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board Hi Luberger, 1. If you close the terminal window in the midway, you should exactly type the commands following again. export ARCH=arm export CROSS_COMPILE=../toolchain/bin/arm-linux-gnueabihf- 2. I have updated the path of the toolchain in wget command. You may also use the lastest one. 3. I have removed the "make menuconfig" command in this doc. Sorry for confused. All the best Kane Re: Install Debian 8 Jessie Rootfs on NXP i.MX6ULL EVK board A few things I noticed. I didn't realize but apparantly if you close the terminal window during any of this you have to do  export ARCH=arm export CROSS_COMPILE=../toolchain/bin/arm-linux-gnueabihf- once again, otherwise it will try to use x86 (not sure about the cross compile thing). as of the time of writing this comment (1-feb-2018), the given toolchain is no longer valid as there is a newer version.  in the toolchain wget command, i replaced "gcc-linaro-6.3.1-2017.02-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz" with "gcc-linaro-7.2.1-2017.11-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz" and then of course ran the tar command on that file. also, i got fatal error, couldn't find curses.h when i tried "make menuconfig".  hopefully i did the right thing which was to run "sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev".  and additionally, a window popped up about linux config, and i didn't see any instructions here on what to do there so i just selected exit then ran "make menuconfig". i'm not a linux developer at all, but so far these instructions have been very straightforward.  I'm typing this as the make menuconfig is running.
記事全体を表示
IoT Gateway—Bridging BLE to the Cloud Come learn about the components required for IoT Gateways. Gateways must support low power wireless protocols to end nodes, such as Bluetooth®, ZigBee®, Thread, or LoRa and then support a WAN connection through LTE, Wi-Fi or Ethernet.  Any IoT design today must be designed for security from the ground up, see how these demands shape hardware and software decisions. Come learn about the components required for IoT Gateways. Gateways must support low power wireless protocols to end nodes, such as Bluetooth®, ZigBee®, Thread, or LoRa and then support a WAN connection through LTE, Wi-Fi or Ethernet.  Any IoT design today must be designed for security from the ground up, see how these demands shape hardware and software decisions.
記事全体を表示
JustInTime_Milestone_1_2_3_4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 4つのマイルストーンに対して1つのビデオを送信しています。ここでは、サーバーアプリをPython(UDOOボード上)で実装し、クライアントアプリをAndroidに実装しました。私たちは、この4つのマイルストーンで必要なことをすべて行うことができます。サーバー上のオプションのリストを作成し、そこからレシートとポンペを追加、削除、表示できるようにしました。レシートとポンペはjsonファイルに保存されます。クライアントアプリから、レシートのリストを取得し、飲み物を注文できます。 (マイビデオで視聴) Linux Embedded Challenge 2017 (英語)
記事全体を表示
MCUXpresso IDE and Semihosting Semihosting printf with MCUXpresso IDE When importing MCUXpresso SDK projects into MCUXpresso IDE, they will be configured by default to use “semihosting” for the terminal output. This means the project will use the debugger connection to send terminal characters instead of the UART. More information on semihosting can be found on this Community document and in Section 11.4 of the MCUXpresso User Guide.   Note that the information in this post is only applicable when using the MCUXpresso IDE, as the projects for other IDEs will use the UART by default when opening up their respective MCUXpresso SDK projects. Also semihosting only works when there is an active debug connection to the device.    printf with semihosting:   printf with UART Terminal (with TeraTerm): How to choose UART output during the project import In order to use the UART for MCUXpresso IDE projects, some configuration settings need to be modified when importing in the project. First, you will need to uncheck the “Enable semihosting” option to clear the box. This will tell the project to use the normal libraries and not the semihosting libraries.   Then on the next screen, you’ll want to uncheck the “Redirect SDK “PRINTF” to C library “printf”” box to clear it. This will tell the project to use the MCUXpresso SDK source files for printf instead of the generic C files. This allows you to debug, and modify if desired, the printf functionality found inside the MCUXpresso SDK. Section 5.1.2 of the MCUXpresso IDE User Guide describes the options on this screen in more detail.   Switching between semihosting and UART If you’re already imported the project and wish to switch between using semihosting or the UART, you can do this from the “Quick Settings” menu inside the Quickstart panel.    If moving from semi-hosting to UART, this will change the library used to “nohost-nf” and set SDK_DEBUGCONSOLE define to 1 inside the pre-processor settings. If moving from UART to semi-hosting, this will change the library to “semihost-nf” and set SDK_DEBUGCONSOLE define to 0.  If you're not seeing any printf output, double check you have the right settings.    Note that when importing the project initially and “Enable semihosting” is deselected and “Redirect SDK “PRINTF” to C library “printf”” is deselected in order to use the UART for terminal output, there is no SDK_DEBUGCONSOLE defined in the project settings. However inside the debug console SDK code itself, there is a #if statement so that if that value is not defined, then that define is set to 1, and hence why the SDK debug console is still used in that case. Re: MCUXpresso IDE and Semihosting As of 10.3, information on semihosting is not "in Section 11.4 of the MCUXpresso User Guide" any longer. Try section 16.4. [showing once again why forums are basically useless for maintaining useful information]
記事全体を表示
HMB-N1996 高性能ソリッドステートRF調理の設計上の考慮事項 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 民生用調理器具に制御可能で高効率のエネルギーを供給するソリッドステートRFソリューションを設計するには、設計者はサイズ、コスト、および性能の目標を慎重に検討する必要があります。このセッションでは、調理器具に統合するための制御可能なRFエネルギーを提供するためのスケーラブルなモジュール式プラットフォームに対するNXPのアプローチについて説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 民生用調理器具に制御可能で高効率のエネルギーを供給するソリッドステートRFソリューションを設計するには、設計者はサイズ、コスト、および性能の目標を慎重に検討する必要があります。このセッションでは、調理器具に統合するための制御可能なRFエネルギーを提供するためのスケーラブルなモジュール式プラットフォームに対するNXPのアプローチについて説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る スマートホーム&ビル
記事全体を表示
Upload in response to "Sensor Fusion Library for Kinetis MCUs in LPC15xx MCU?" Attached is an LPCExpresso project for LPC1549.  It is compatible with the latest version of the Sensor Fusion Toolbox for Windows (the version targeted at Version 6.00 and 7.00 sensor fusion).  This project is a variant on the Sensor Fusion Version 6.00 library.  Algorithmically this is virtually identical to Version 7.00. Attached is an LPCExpresso project for LPC1549.  It is compatible with the latest version of the Sensor Fusion Toolbox for Windows (the version targeted at Version 6.00 and 7.00 sensor fusion).  This project is a variant on the Sensor Fusion Version 6.00 library.  Algorithmically this is virtually identical to Version 7.00. SensorFusion
記事全体を表示
Access Management: Beyond Securing the Door - How to Enhance the Experience with MIFARE
記事全体を表示
SAI 4种模式简介:普通模式、网络模式、I2S模式、AC97模式 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis的SAI支持4种模式:普通模式,网络模式,I2S模式,AC97模式,文档对这4种模式进行了简单的介绍,并给出了4种模式的波形。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Kinetis的SAI支持4种模式:普通模式,网络模式,I2S模式,AC97模式,文档对这4种模式进行了简单的介绍,并给出了4种模式的波形。
記事全体を表示
NFC智能家居_信息图.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如今,移动网络运营商让您可以轻松获得自己的智能家居套件。复杂性通常出现在设备的首次设置中,因为设备的运行标准多种多样。NFC 承诺使这一过程变得像点击和连接一样简单。该信息图给出了为智能家居配备 NFC 的 5 个理由,以及对生态系统的好处。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 如今,移动网络运营商让您可以轻松获得自己的智能家居套件。复杂性通常出现在设备的首次设置中,因为设备的运行标准多种多样。NFC 承诺使这一过程变得像点击和连接一样简单。该信息图给出了为智能家居配备 NFC 的 5 个理由,以及对生态系统的好处。
記事全体を表示
Modify L2sw_bin application in SDK1.9 NXP T1040 and T1020 SoC have an 8-port gigabit Ethernet switch integrated on the device. QorIQ SDK includes an L2 Switch user space driver and a small demo application that uses the API provided by the switch driver. The L2Switch demo application is useful to configure switch in T1040. Attached document include steps modify the source code and add command to access switch registers, read or write, in SDK1.9. Before doing this, SDK1.9 needs to be installed and useable.  In the SDK manual, there are description about how to install the SDK, how to prepare host environment and how to setup poky for specific target.
記事全体を表示
AUT-N1799 ハンズオン・ワークショップ「How to Use Automotive MCU Virtual Models to Accelerate Software Development and Measure Relative Performance」 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXPは、ソフトウェアとハードウェアの共同開発でユーザーを支援するために、機能的およびパフォーマンスに関連するモデルを提供します。Functional SystemCモデルは、CPUコア、ペリフェラル、割り込みコントローラ、ハードウェアアクセラレータなどのSoC MCUコンポーネントを完全にマッピングすることで、プログラムライフサイクルの早い段階でソフトウェア開発を可能にします。このセッションでは、ADASビジョンプロセッサと、お客様が仮想モデル上でソフトウェアを開発する方法に焦点を当てます。ハンズオンセッションでは、ソフトウェアのコンパイル、オブジェクトイメージファイルの読み込み、仮想モデルでのコードの実行、および相対的なパフォーマンスの測定の基本をお客様に教えます。これは、NXPとSynopsysとのパートナーセッションで、仮想モデルでコードを実行し、パフォーマンスを測定します。これは、NXPとシノプシスとのパートナーセッションです。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXPは、ソフトウェアとハードウェアの共同開発でユーザーを支援するために、機能的およびパフォーマンスに関連するモデルを提供します。Functional SystemCモデルは、CPUコア、ペリフェラル、割り込みコントローラ、ハードウェアアクセラレータなどのSoC MCUコンポーネントを完全にマッピングすることで、プログラムライフサイクルの早い段階でソフトウェア開発を可能にします。このセッションでは、ADASビジョンプロセッサと、お客様が仮想モデル上でソフトウェアを開発する方法に焦点を当てます。ハンズオンセッションでは、ソフトウェアのコンパイル、オブジェクトイメージファイルの読み込み、仮想モデルでのコードの実行、および相対的なパフォーマンスの測定の基本をお客様に教えます。これは、NXPとSynopsysとのパートナーセッションで、仮想モデルでコードを実行し、パフォーマンスを測定します。これは、NXPとシノプシスとのパートナーセッションです。 セキュアなコネクテッド&自動運転車
記事全体を表示
APF-DES-T1967 - NXP LPCマイクロコントローラを活用して、常時オンのアプリケーションでエネルギー効率を最大化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 低電力はシステム・レベルの課題です。残念ながら、この課題を解決する機能は 1 つだけではありません。LPCでは、低電力ブート、インテリジェントクロッキング、超高効率処理、柔軟な低電力モード、自律的な低電力周辺機器など、幅広い製品で低電力機能を提供することに注力します。このセッションでは、これらの各機能に焦点を当て、低電力アプリケーションの設計の課題にどのように対処するか、LPC MCUが低電力市場に提供する差別化要因に焦点を当てます。周辺機器と通信する最も効率的な方法、データ転送を最適化する方法、さまざまな電力モードとクロックゲーティング機能がエネルギーに与える影響。このセッションでは、これらのトピックについて説明し、LPC MCUで利用可能な独自のモードと機能を活用して、IoTアプリケーションやその他の組み込みシステムのエネルギー効率を向上させる方法について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 低電力はシステム・レベルの課題です。残念ながら、この課題を解決する機能は 1 つだけではありません。LPCでは、低電力ブート、インテリジェントクロッキング、超高効率処理、柔軟な低電力モード、自律的な低電力周辺機器など、幅広い製品で低電力機能を提供することに注力します。このセッションでは、これらの各機能に焦点を当て、低電力アプリケーションの設計の課題にどのように対処するか、LPC MCUが低電力市場に提供する差別化要因に焦点を当てます。周辺機器と通信する最も効率的な方法、データ転送を最適化する方法、さまざまな電力モードとクロックゲーティング機能がエネルギーに与える影響。このセッションでは、これらのトピックについて説明し、LPC MCUで利用可能な独自のモードと機能を活用して、IoTアプリケーションやその他の組み込みシステムのエネルギー効率を向上させる方法について説明します。
記事全体を表示
SMI-N1824 三相ブラシレスDCモータのシステムソリューションを実現するハンズオンワークショップ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大型の電界効果トランジスタ(FET)を必要とする強力な三相ブラシレスDC(BLDC)モータを簡単に駆動する方法を学びます。このトレーニングでは、3相プリドライバーICを迅速に使用してBLDCモーターを制御し、保護と診断を行う方法、および関連する電流と電圧の測定を行い、安全で正確な制御を実現する方法について説明します。このコースは、KDS、Processor Expert MCU に依存しないアナログ・ソフトウェア・コンポーネント、およびMCU FRDM-KV10Z、3 相 FET プリドライバ拡張ボード FRDM-GD3000EVB、パワーステージ・アクセサリ・ボード FRDM-PWRSTG1EVB を含む完全な Freedom 開発プラットフォームに基づいています。すべての参加者には、BLDCモータ制御アプリケーションをサポートするためのハードウェア開発キットが無料で提供されます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大型の電界効果トランジスタ(FET)を必要とする強力な三相ブラシレスDC(BLDC)モータを簡単に駆動する方法を学びます。このトレーニングでは、3相プリドライバーICを迅速に使用してBLDCモーターを制御し、保護と診断を行う方法、および関連する電流と電圧の測定を行い、安全で正確な制御を実現する方法について説明します。このコースは、KDS、Processor Expert MCU に依存しないアナログ・ソフトウェア・コンポーネント、およびMCU FRDM-KV10Z、3 相 FET プリドライバ拡張ボード FRDM-GD3000EVB、パワーステージ・アクセサリ・ボード FRDM-PWRSTG1EVB を含む完全な Freedom 開発プラットフォームに基づいています。すべての参加者には、BLDCモータ制御アプリケーションをサポートするためのハードウェア開発キットが無料で提供されます。 スマートマシナリー&インダストリアルオートメーション
記事全体を表示
DES-N1839 在 QorIQ LS 处理器上引入 UEFI 引导加载程序以及如何使用它通过 GRUB2 支持 CentOS 发行版 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 统一的可扩展固件接口(UEFI)提供了一个标准的现代环境 ,用于启动操作系统和运行预启动应用。 它已经广泛应用于服务器、移动和嵌入式市场,支持多种架构(X86,ARM®),支持启动多种操作系统(如Windows®,Linux,Mac)。 本次课程介绍基于QorIQ LS系列处理器(LS1043A板)的UEFI引导加载程序,以及我们如何从U-Boot引导加载程序迁移到基于LS处理器的UEFI引导加载程序。 本次课程还展示如何通过GRUB2引导加载程序来启动CentOS发行版。 加载CentOS内核和RFS镜像时,我们展示PXE启动(网络启动)方法。 因此,本次课程将重点展示一个标准的链式加载架构。该架构被广泛用于支持嵌入式发行版,如CentOS,Ubuntu,ONIE等。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 统一的可扩展固件接口(UEFI)提供了一个标准的现代环境 ,用于启动操作系统和运行预启动应用。 它已经广泛应用于服务器、移动和嵌入式市场,支持多种架构(X86,ARM®),支持启动多种操作系统(如Windows®,Linux,Mac)。 本次课程介绍基于QorIQ LS系列处理器(LS1043A板)的UEFI引导加载程序,以及我们如何从U-Boot引导加载程序迁移到基于LS处理器的UEFI引导加载程序。 本次课程还展示如何通过GRUB2引导加载程序来启动CentOS发行版。 加载CentOS内核和RFS镜像时,我们展示PXE启动(网络启动)方法。 因此,本次课程将重点展示一个标准的链式加载架构。该架构被广泛用于支持嵌入式发行版,如CentOS,Ubuntu,ONIE等。 观看视频演示 设计 | 软件与服务
記事全体を表示
NET-N1875 安全解决方案 - iNIC、设备、虚拟化安全解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解 QorIQ 处理器和 VortiQa 软件如何为 iNICs 智能 NIC、UTM 设备和虚拟化安全应用提供解决方案。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 了解 QorIQ 处理器和 VortiQa 软件如何为 iNICs 智能 NIC、UTM 设备和虚拟化安全应用提供解决方案。 智能网络
記事全体を表示