1130113_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1130113_ja-JP

1130113_ja-JP

JustInTime_Milestone_1_2_3_4<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

4つのマイルストーンに対して1つのビデオを送信しています。ここでは、サーバーアプリをPython(UDOOボード上)で実装し、クライアントアプリをAndroidに実装しました。私たちは、この4つのマイルストーンで必要なことをすべて行うことができます。サーバー上のオプションのリストを作成し、そこからレシートとポンペを追加、削除、表示できるようにしました。レシートとポンペはjsonファイルに保存されます。クライアントアプリから、レシートのリストを取得し、飲み物を注文できます。

Linux Embedded Challenge 2017 (英語)
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 02:02 AM
更新人: