Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K312 FLEXCAN1不工作 Hello, 我正在使用 s32k312 评估板进行测试,在该板上我配置了两个 flexcan 的 Flexcan0 和 flexcan1。 对于 flexcan0 测试,我使用端口 PTA6 和 PTA7,并且它运行完全正常。我能够接收消息并传输消息。 但是 flexcan1 不工作。我正在尝试在 flexcan1 上发送虚拟数据,但在该端口(PTC8)上没有看到任何内容。目前对于 flexcan1 我使用 ptc8 和 PTC9。要将这两个端口用于 flexcan1,我需要移除连接到评估板中的 FS26 的电阻器 R461 和 R157,以用于 flexcan1。 您能否分享任何使用此 flexcan1 的样本或示例项目? 提前致谢 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 你好@Senlent , 感谢您的支持和信息 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hi@vinaychitturi 此方法无效,请不要浪费时间。 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hello, 感谢您的支持以及对环回模式的改变。 我忘了为 can1 Rx 添加硬件对象,但是通过您对 flexcan1 环回模式的更改,测试它运行良好。 关于我在之前的评论中提到的第二个测试,我添加了用于接收 can2 消息的硬件对象。在该测试中,从硬件方面我将 CAN1TX(ptb22)连接到 can2RX(ptc16)。我正在将消息从 can1 TX(PTB22)发送到 can2RX 引脚(PTC16)。在这个测试中,如果没有 CAN 收发器,我无法看到从 CAN1 到 CAN2 的任何消息。我附上了如上所述的更新后的项目。 从 MCU 端验证 flexcan1 是否是一个可行的测试。 提前致谢 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hi@vinaychitturi 根据演示“ Flexcan1_loopbackmode.zip ”做了一些更改 測試結果。 Senlent_0-1727087343480.png 很抱歉,我尝试了几次后仍无法将完整的项目上传给您。 我上传了配置文件和修改后的main.c仅有的。 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hello, 感谢您的回复。 我在评估板上做了一些测试以确保 MCU 正确传输,因为我们仍然没有在带有 SBC 收发器的实际生产板上的 CAN1 通道上看到任何 CAN 消息。 为了测试评估 FLEXCAN1 功能是否正常工作,我们尝试了一些方法 1)我为 flexcan1 启用了环回模式,这样即使没有 CAN 收发器,我也需要从 flexcan1 接收数据(它将发送和接收 CAN1 控制器内部的消息)。在这次测试中,我也没有通过 flexcan1 接收到任何数据。 2)我启用了 can1 和 can2 控制器,并且我直接从 can1 TX 引脚发送到 can2 RX 引脚,而无需使用 can 收发器,以查看数据是否从 can1 传输并接收到 can2。即使在这个测试中我也没有看到从 can1 到 can2 的数据 如果以下两种方法不是正确的测试方法,您能否告诉我如何测试没有 CAN 收发器的微控制器 flexcan1,以确认我们的微控制器没有问题? 我附上了上述两个项目。如果我在配置中做错了什么,请告诉我。 如果上述方法是正确的测试方法,您能否分享使用中断的 flexcan1 环回模式的示例代码,并使用中断将 flexcan1 的数据传输到 flexcan2。 先行致谢。 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hi@vinaychitturi 这可能仍然与您的 FlexCAN1 硬件连接有关。 我没有在 S32K312EVB 上测试 FLEXCAN1。正如我所说,S32K312EVB 的硬件不允许您评估 FlexCAN1。 我有特殊的硬件来评估你的代码。 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hello, 感谢您的快速回复和测试。 因此,您通过连接来自 can1 的外部 CAN 收发器进行了此测试,然后您就能看到这个 CAN 框架。 因为从我的角度看,在连接 CAN 收发器或 sbc 之后,从 flexcan1 发送一条消息表明 mb 始终保持总线繁忙,一旦发送 tx,我们就应该通过 flexcanirq_txmbinterrupt 改回空闲状态。 但最终我从未遇到过 tx 或 rx mb 中断的任何断点。 您以前见过这种行为吗?或者我在测试时遗漏了什么吗? 先行致谢。 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hi@vinaychitturi 我测试了你的项目,我可以从 CAN1 接收帧。 Senlent_0-1726733504888.png 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hello,  谢谢您的回复。 我尝试通过连接外部 CAN 收发器在评估板上测试这个 CAN1,但仍然没有看到收发器端的任何通信。在我们的生产板上,我们将 can1 连接到 sbc 收发器,并且我通过 spi 启用了 sbc 中的 can,但我仍然没有在生产板上看到任何通信。 您能否验证我是否正确配置了 flexcan1? 提前致谢 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 Hi@vinaychitturi 您需要注意,S32K312EVB硬件上不使用CAN1。 如果需要使用评估CAN1实例,则需要额外的CAN支持 收发器硬件。这可能是您无法测量 CAN1 信号的原因。 回复:S32K312 FLEXCAN1不工作 我正在附加用于测试 flexcan0 和 flexcan1 的项目。在该示例中,我正在为两个 CAN 发送虚拟消息。但我只看到来自 CAN0(PTA7)的这些消息。我附上了运行此示例项目时看到的屏幕截图 flexcan.PNG 在上面的截图中,通道 5 对应于我通过 CAN0-TX(PTA7)发送的数据,通道 4 对应于 CAN1TX(ptc8)。 如果我对 FLEXCAN1 的配置有误,请告诉我。
View full article
如何通过Lauterbach解除S32K1XX的安全 Hi,  如果 (FSEC !=0xFE),您可以通过 Lauterbach 解除 s32k1xx 的保护 20250206_104547_Lauterbach FSEC unsecure script s32k144.gif 您可以将 txt 重命名为 cmm 干杯! 奥利弗 回复:如何通过Lauterbach解除s32k1xx的安全 希望对您有帮助。
View full article
SE05x - FAQs 中间件 所有SEO5x MW软件包是否仅通过精简Nano与Full版本间的代码实现差异化?答:不是,SEO5x MW软件包并不相同。与Full MW软件包相比,Nano MW软件包仅支持一部分功能和命令。Nano MW软件包专为资源受限环境设计,具有更小的代码占用空间。 为什么一些SEO5x MW软件包在NXP.com上,而另一些在GitHub上?答:nxp.com上的SE05x MW软件包是一个多平台版本,适用于所有支持的平台,包括文档和各种依赖项,可实现MW的快速开箱即用编译。gitHub发布版本针对特定使用场景,例如使用nano软件包的资源受限设备和使用mini软件包的Linux自动构建系统。策略是不断将完整MW软件包的更多组件迁移到gitHub。 更新/更改到最新 MW 版本的最佳实践是什么? 答案:NXP建议始终更新到最新的MW版本,以确保包含最新的修复程序。MW 已经没有重大的架构变化了。第一步是阅读集成文档中的更改日志,以检查是否有任何预期的重大更改。新 MW 版本的集成只需重复设计阶段中针对平台所采取的具体步骤即可。 我在哪里可以找到所有支持的不同MW版本的小应用程序版本列表? 答:cMake设置项PTMW_SE05X_Ver用于定义所支持的小应用程序主要版本号。所支持的小应用程序版本作为可选值提供给此设置。 我可以在 A5000 和 SEO51 上使用相同的 MW 版本吗? 答案:是的,您可以在 A5000 和 SEO51 上使用相同的 MW 版本。MW 版本支持 A5000 和 SEO51 平台。 我的开发人员遇到一个常见错误……MW与小应用程序版本不匹配。消除此错误并仍然获得最新MW版本的所有功能/修复的首选方法是什么? 答案:必须修复主要版本不匹配的问题。除非需要特定的新功能,否则次要版本不匹配并不重要。这个问题无法由MW决定。通常而言,次版本号不匹配的问题可忽略不计。 所有MW版本/修复是否都映射回特定的SEO5x部件或小应用程序版本,在哪里可以找到它?答:MW版本通常涵盖所有已发布且可用的产品变体,直到该产品变体停产。MW变更日志提供了有关中间件版本、任何小应用程序版本支持变更、支持的平台,以及变更和增强功能的信息。 安全元件配置 NXP.com上的演示板是否始终是最新的小应用程序版本? 答:是的,NXP.com上的演示板上都有最新的小应用程序版本。您可以通过SEO5x SEMS Lite CLI工具或SEO5x Get Info示例在演示板上查看小应用程序版本。GetInfo示例也会向OEF传递该消息。 SEO5x部件的默认I2C地址(目标和控制器)是什么?所有SEO5x部件上的地址是否相同? 答:SEO5x部件的默认I2C目标地址是0x48。这在所有SEO5x部件上都是相同的。I2C控制器地址在发送至SE的I2C控制器命令的净荷中指定。 我可以更改目标端和控制器端的I2C地址吗? 答:您可以使用SEO5x PERSO小应用程序更改SE051A/C的I2C目标地址。此小应用程序允许您修改安全元件的I2C地址及其他参数。 I2C控制器地址在发送至SE的I2C控制器命令的净荷中指定。 我能否在SEO5x上同时激活2或3个接口? 答:不能,SEO5x每次仅支持一个活动接口,即I2C、ISO 7816或ISO 14443。然而,您可以通过重置设备在接口之间切换。其他接口的可用性取决于类型。 I2C时钟拉伸需要使用哪些特定按键或功能? 答:时钟拉伸功能在SE050F上默认启用。在所有较新部件(SE050E、A5000、SE051、SE052)中,默认情况下该功能是禁用的。   安全元件性能 是否有特定的加密操作需要超过100毫秒才能完成?答:是的,某些加密操作可能需要超过100毫秒才能完成,具体取决于算法、密钥长度和输入数据。例如,RSA密钥生成、RSA签名生成与验证、ECC密钥生成以及EdDSA签名生成或任何新对象的创建可能需要超过100毫秒。 对于RSA密钥生成,不同RSA大小之间的性能差异是什么?恩智浦推荐的密钥长度是多少?哪种RSA密钥长度符合FIPS 140-3? 答:对于RSA密钥生成,不同RSA大小之间的性能差异如下: - RSA 1024:约0.6秒 - RSA 2048:约3秒 - RSA 3072:约12秒 - RSA 4096:约30秒 恩智浦推荐的RSA密钥长度为2048位或更高,因为较低的密钥长度被认为不安全且容易受到攻击。RSA 2048位及以上密钥长度符合FIPS 140-3要求。 写入命令的性能是否与读取命令相同? 答:不同,写入命令的性能低于读取命令,因为写入命令涉及将数据写入闪存,这比从闪存中读取数据花费的时间更长。 有哪些常见位置(如I2C总线、应用程序等)可以进行性能调优? 答: - I2C总线:您可以通过使用总线支持的最大时钟频率(默认值为1 MHz)来优化I2C总线的性能,并检查总线上的轮询间隔是否因I2C驱动程序而变慢。最快轮询间隔为1毫秒。 - 应用程序:您可以通过使用最适合的加密算法(使用ECC代替RSA)和密钥大小(主要针对RSA),尽量减少APDU交换次数(避免为每项操作打开和关闭会话),以及在可能的情况下将多项操作批量合并为单个命令,来优化应用程序的性能。 对于性能至关重要的操作,最好启用调试日志,以便分析交换的命令。要检查I2C总线性能,使用逻辑分析仪跟踪非常有用。   安全元件存储器 如何查看我在 SE05x 中已使用或剩余的空间? 答案:您可以通过使用示例 se05x_Minimal 来检查 SE05x 中剩余的空间。它返回可用的 NVM 存储器量。 SEO5x 的内存是否会磨损,您如何检查状态或内存写入情况? 答案:是的,SEO5x 上的闪存具有有限的写入次数。SE 会自动将磨损分布在整个内存中,以达到数据表中所述的闪存写入耐久性。您无法读取已发生的写入循环次数,但MW会在每个触发至少一次NVM写入的APDU中写入一条信息消息。   非接触式安全元件(NFC)接口 我可以更改非接触式接口上的ATS吗?答:可以,您可以在已安装PERSO小应用程序的产品上使用PERSO小应用程序,更改非接触式接口上ATS的历史字符。 SEO5x是否具有NFC天线以及用于通过NFC更新安全对象的应用说明? 答:AN12664 EdgeLock SE05x for NFC后期配置描述了如何使用NFC接口更新安全对象的一般过程。 SE050
View full article
如何创建 RT AVB 交换机和端点平台 如何创建 RT AVB 交换机和端点平台 1.摘要 在上一篇文章中,介绍了如何使用单点 RT1170 作为发送端 (talker) 和单点 RT1170 作为接收端 (listener),并将两块板子直接连接以实现 AVB 端点测试。然而,在实际应用中,许多场景是多点对多点的,这就需要 AVB 交换机。因此,本文在之前的基础上,增加了另一个接收端端点和 AVB 交换机,以实现一个包含一个发送端和两个接收端的 AVB 平台。 1.jpg 图1 AVB 交换机可以是第三方的 AVB 交换机产品。当然,也可以考虑使用 NXP 即将推出的新产品 RT1180。该芯片具备 AVB/TSN 交换功能,并且我们支持 RT1180 的协议栈也已发布。 2. 平台创建 本文将使用两台AVB交换机进行AVB测试:一台使用NXP官方的MIMXRT1180-EVK作为AVB交换机,另一台使用第三方产品MOTU的AVB交换机。端点使用三块NXP MIMXRT1170-EVK开发板,其中一块用于发话器配置,另外两块用于听话器配置。 关于 RT1170 作为端点(即发送端和接收端)的配置,可以参考之前的文章: RT1170 AVB 口感新鲜 在这里,您可以直接快速开始,将堆栈中准备好的 avb_app.bin 文件直接烧录到 MIMXRT1170-EVK 开发板,以完成发送端和接收端的配置。当然,如果有一些自定义功能需要修改源代码,您也可以参考上述文章进行重新编译,生成 avb_app.bin 文件,然后进行烧录。 2.1 软件和硬件 硬件: MOTU AVB SWITCH(switch)    MIMXRT1180-EVK 开发板 * 1(交换机)      MIMXRT1170-EVK 开发板 * 3(1 块作为发送端,2 块作为接收端),硬件需要进行修改,参考之前的文档 软件: RT1170 AVB/TSN stack: genavb_tsn-mcuxpresso-SDK_2_13_0-5_6_1: https://mcuxpresso.nxp.com/download/52643189c4d74a7b26b8e096ab28df0e RT1180 AVB/TSN stack: genavb_tsn-mcuxpresso-SDK_2_15_0-6_0_0 : https://mcuxpresso.nxp.com/download/c584c33a8d4f55c29b5505b9be8f537a 2.2 配置 RT1170 AVB 端点 直接将 avbstack 中的文件烧录: genavb_tsn-mcuxpresso-SDK_2_13_0-5_6_1\binaries\genavb-avb_audio_app-evaluation-freertos_rt1176-5_6_1.tar\genavb-avb_audio_app-evaluation-freertos_rt1176-5_6_1\release\avb_app.bin 至三块 MIMXRT1170-EVK 开发板,并进入串口下载模式进行编程: 2.jpg 图2 三块开发板烧录的是相同的代码。烧录完成后,让开发板进入内部启动模式,并通过串口配置发送端和接收端。代码烧录成功后,板载串口会持续发送日志信息。只需在键盘上输入 INSERT,即可进入 shell 命令行状态。 2.2.1 1MIMXRT1170-EVK 进行发送端配置 cd .. ls mkdir avb_app write avb_app/mclock_role 0 mkdir avdecc write avdecc/btb_mode 0 mkdir fgptp write fgptp/gmCapable 1 mkdir port0 write port0/hw_addr 00:22:33:44:55:66 2.2.2 2 MIMXRT1170-EVK 进行监听器配置 cd .. ls mkdir avb_app write avb_app/mclock_role 1 mkdir avdecc write avdecc/btb_mode 1 write avdecc/talker_id 0x00049f4455660000 2.3 AVB交换机配置 以下是两个 SWITCH 配置连接: 2.3.1 MOTU AVB 交换机 使用 MOTU AVB 交换机作为 AVB 交换机的连接框图: 3.jpg 图3 物理板的连接如下: 4.jpg 图4 对于专用的 AVB 交换机,无需进行特定配置,因为可以将其视为具备 AVB 功能的交换机,能够实现 AVB 数据的转发功能。只需将一个发送端的 1G 网口和两个接收端的 1G 网口连接到 MOTU AVB 交换机的网口即可。之后,只要发送端和接收端功能正常,整个音频传输就能正常进行。发送端负责采集麦克风的音频数据信息,然后转发给两个接收端进行播放。当然,这两个接收端需要分别连接扬声器。 2.3.2RT1180 AVB 交换机 对于RT1180 AVB交换机的配置,有两种方法:快速启动和自编译。如果源代码没有更改,您可以直接使用随堆栈提供的 bin 文件。这里您需要注意选择正确的 bin 文件。RT1180 有两个内核:CM33 和 CM7 内核。CM33 镜像支持 TSN/AVB 桥接功能,即交换机,而 CM7 镜像支持 TSN 端点功能。 MIMXRT1180-EVK 开发板包含多个网口,具体情况如下: 5.jpg 图5 6.jpg 图6 因此,在使用 AVB 交换机网络端口时,您需要注意使用 ENET0、1、2 和 3 端口。 使用 MIMXRT1180-EVK 作为 AVB 交换机网口的连接示意图如下: 7.jpg 图7 实际连接示意图如下: 8.jpg 图8 要实现 RT1180 代码,需将 RT1180 M33 TSN 桥接代码下载到 MIMXRT1180-EVK 开发板。如果 AVB/TSN 协议栈的源代码无需修改,可使用现成的 bin 文件进行测试: genavb_tsn-mcuxpresso-SDK_2_15_0-6_0_0\binaries\genavb-tsn_app-evaluation-freertos_rt1189_cm33-6_0_0\release\tsn_app.bin 烧录方式有多种,可使用工具或命令行方式。工具可选用 MCUBootutility 或官方的 SEC 工具。此处我们选择使用 MCUBootutility 工具,下载链接为: https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility/releases/tag/v6.2.0 若使用 SEC 工具进行下载,可参考协议栈文档: genavb_tsn-mcuxpresso-SDK_2_15_0-6_0_0\doc\ NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_6_0_rev0.pdf, chapter 11 Flash Image booting. 使用 MCUBootutility 工具时,需要进行如下修改: \NXP-MCUBootUtility-6.2.0\src\targets\MIMXRT1189 \MIMXRT1189\bltargetconfig.py Modify: #flexspiNorMemBase0 = 0x38000000 # CM33 Secure #flexspiNorMemBase0Ns = 0x28000000 # CM33 Non-Secure 收件人: flexspiNorMemBase0 = 0x28000000 # CM33 Non-Secure flexspiNorMemBase0Ns = 0x38000000 # CM33 Secure 9.jpg 图9 将 tsn_app.bin 烧录到 RT1180 地址 0x2800b000。 让MIMXRT1180-EVK开发板进入串行下载模式,SW5:1-关,2-关,3-关,4-开。然后,找到另一根USB线,将J33连接起来,进行代码刷写下载。程序编写完成后,需进入QSPI的内部启动模式:SW5:1-关,2-开,3-关,4-关。 至此,具备 AVB 交换机功能的应用程序烧录完成。该代码无需像 RT1170 那样进入 shell 来配置文件系统。对于 RT1180 桥接代码,烧录完成后,重启设备便会内置交换机功能。 当然,如果您需要重新编译自己的项目,可以直接参考堆栈文档:NXP_GenAVB_TSN_MCUXpresso_User_s_Guide_6_0_rev0.pdf。 如果您使用 Linux 系统进行编译,方法与 RT1170 相同,分为三个步骤:    (1) 为 RT1180 SDK 打 AVB 协议栈补丁   (2) 在 RT1180 AVB 协议栈中添加两个软链接,一个指向开发板 SDK,另一个指向 AVB SDK 源代码。结构如下:   10.jpg 图10 (3)最后,构建 ./build_release.sh \genavb_tsn-mcuxpresso-SDK_2_15_0-6_0_0\genavb-apps-freertos-6_0_0.tar\genavb-apps-freertos-6_0_0\boards\evkmimxrt1180\demo_apps\avb_tsn\tsn_app\cm33\armgcc\ build_release.sh 然后,它将生成相应的 tsn_app.bin 文件。 3. AVB 网络数据包分析 我一直想查看 AVB 网络数据包,因此想到了以下方法来实现。我还找到一个普通网络交换机,它可以将部分网口的数据包转发到特定网口。这里使用这种方法只是为了查看基本的数据包。原则上,普通交换机不具备 AVB 物理层功能,所以应该会对同步功能产生一些影响。但由于设备限制,本文仅对 AVB 数据包结构做基本了解。 准备一台具有端口镜像功能的交换机:NETGERA plus switch ProSAFE GS105E。 然后配置交换机,将端口2和端口3的数据镜像到端口1: 11.jpg 图11 然后,整个AVB系统连接图如下所示: 12.jpg 图12 物理连接图如下: 13.jpg 图13 开启整个系统平台并运行系统功能,即发送端端点有声音输入,两个接收端端点的放大器有输出。在 PC 上打开 Wireshark 软件并进行抓包。抓包情况如下: 14.jpg 图14 如您所见,有许多AVTP数据包,并且有两个目标地址。 要分析 AVTP 数据包,首先必须了解标准的 AVTP 数据包是什么样的。标准数据包具有以下结构: 15.jpg 图15 接下来,打开Wireshark软件,配置要捕获的网络端口,然后比较捕获的数据包: 16.jpg 图16 可以看到,整个数据包基本被捕获到了,但像 VLAN 标签和 IEC 61883 头部等细节信息并未出现。这很可能是由于普通交换机的物理层不支持 AVB 导致的。不过,仍然可以看到上面的音频数据,而且确实是双声道,但数据只通过一个声道传输。因此,对于 RT1170 接收端来说,虽然连接了双声道扬声器,且两个扬声器分别对应左右声道,但实际聆听时,只有一个扬声器有声音,另一个则没有声音。这与捕获到的数据包情况一致。其原因是协议栈代码使用一个声道进行麦克风采集,虽然音频配置为双声道,但实际上只有一个声道有数据。 至此,AVB 交换机与端点平台的架构搭建和测试工作已完成。 可以在视频中查看测试效果。 (在 “我的视频” 中查看)
View full article
[LX2160A] セキュアブートを適切に実装するにはどうすればよいでしょうか? LX2160ARDBとLSDK 20.04を使用しています。 現在、セキュア ブートをテストしています。flex-builder -i 車載 -a arm64 -m lx2160ardb_rev2 コマンドを使用して生成された firmware_lx2160ardb_rev2_uboot_xspiboot_secure.img イメージをフラッシュして起動しようとすると、シリアル メッセージが表示されません。この問題の原因は何でしょうか? セキュアブートを適用するための正しい手順とデバッグ方法を説明していただけますか? Re: [LX2160A] How can Secure Boot be properly implemented?” オプションが「auto」の場合、flex-builder は自動的に安全なイメージを生成するようです。(SECURE=y) Re: [LX2160A] How can Secure Boot be properly implemented?” こんにちは、 flex-builder コマンドの最後に「-s」を使用してビルドしましたか? これはセキュア ブート イメージ用です。LSDK ユーザー ガイドを参照してください。 Re: [LX2160A] How can Secure Boot be properly implemented?” 正解です。フローをチェックし、どの段階で失敗したかを特定するためにデバッグするには、LLDPUG のセクション5.1.1.2「セキュア ブート プロセス」を参照してください。また、ブート プロセスにおける問題のいくつかのヒントが示されている章5.1.1.3.1.3「ISBC 検証エラー コード」も読んでください。
View full article
HSE を使用した ADKP プログラミングで HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM が返される こんにちは、チームの皆さん MCU にインストールされた HSE FW を使用して ADKP をプログラムしようとしていますが、HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM エラーが発生します。 HSE_ProgramAdkp() 関数内でデバッガーを使用してステップインを実行すると、同じシーケンスが正常に機能します ( HSE_SRV_RSP_OK )。 HSE FW バージョン、認証モードを問題なくCAN読み取れます。 ADKP プログラミングの場合のみ、HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM エラーが発生します。 添付されているのは私のリンカーファイルです。すべての HSE 変数を int_sram_no_cacheable 領域にマッピングしました。また、スタックは int_sram_no_cacheable にマップされます。 どこが間違っているのか教えてください。 Re: ADKP Programming with HSE returning HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM こんにちは@Bhushan1312 HSE 記述子を DTCM に強制していますか? lukaszadrapa_0-1767359890040.png アドレス 0x2000_0000 の DTCM メモリはコアに対してのみ表示されます。その他のバス・マスタは、0x2100_0000 のバックドア アドレス経由でのみ DTCM にアクセスできます。SO、HSE 変数には DTCM を使用することはお勧めしません。代わりに通常のキャッシュ不可能な SRAM を使用してください。 次のポイント - ADKP をプログラミングする場合、このサービスが UTEST メモリをプログラムすることに注意してください。UTESTメモリはフラッシュブロック0と同じパーティションにあります。つまり、コードは別のフラッシュブロックまたはRAMから実行する必要があります。そうしないと、書き込み中の読み取りエラーが発生する可能性があります。 よろしくお願いいたします。 ルーカス Re: ADKP Programming with HSE returning HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM こんにちは@lukaszadrapa 。 ADKP プログラミングは、リンカーの変更 (リンカーが添付されています) により機能しているようです。以前のリンカーと同様に、すべてのデータ変数を SRAM セクションにマッピングすることで変更を加えすぎ、スタックがキャッシュ不可能な領域にマッピングされました。 いかなる機能も RAM またはその他のフラッシュ セクションに移動していません。 LCステージの進行はまだ確認できていません。 再開まで今しばらくお待ちください。
View full article
[过滤器:垃圾邮件] nismkiki 的帖子主题与 " phon**epe " 相匹配 " phon**epe ",板 " 电源管理单元 "。 [过滤器:垃圾邮件] nismkiki 的帖子主题与 " phon**epe " 相匹配 " phon**epe ",板 " 电源管理单元 "。 帖子主题:Phonepe से गलत ट्रांजेक्शन हो जाए तो क्या करें 主题文本"电话" 匹配过滤模式"电话 ***epe" 。 职位机构: Phonepe गलत लेनदेन पैसे वासी ग्राहकसेवा नंबर" (0769-9595-414) या"सपोर्ट" सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें और अपने बैंकको भीसूचित करें। इसके बाद、 正文"电话" 匹配的过滤模式"电话 ***epe" 。 用户[id=258406,login=nismkiki]的发帖因以下最终用户面临的错误而被拒绝: 信息主题包含 Phonepe,这在本社区是不允许的。请在发送您的帖子前删除这些内容。 信息正文包含 Phonepe,这在本社区是不允许的。请在发送您的帖子前删除这些内容。
View full article
スマートPCと組み込みプラットフォームの統合に関する提案が必要です こんにちは、みんな、 特に、単一の組み込みボードを超えて完全なコネクテッドソリューションへと進化するプロジェクトが増えるにつれて、システムレベルの設計に関する議論について前向きで建設的な視点を共有したいと考えました。コミュニティはすでに強力な技術的コラボレーションを示しており、完全なシステム統合に向けてこれらの会話を拡大することで、共有学習とイノベーションをさらにCANで強化できます。 多くの現代デザインにおいて、スマートPCは組み込みプラットフォームと並んでセントラルな役割を果たし、可視化、データマネジメント、分析、そしてユーザーインタラクションのための強力なホストとして機能します。スマートPCは、低レベルのリアルタイム制御と高レベルのアプリケーションロジックの間をブリッジし、柔軟なアップデート、より豊富なインターフェース、そしてスケーラブルなシステムマネジメントを可能にします。スマートPCが組み込みハードウェアとどのように通信し、ワークロードをマネジメントし、長期的なシステム信頼性をどのようにサポートするのかを詳細に解説することは、非常に有益です。段階的なアーキテクチャの説明、インターフェース選択の根拠、そしてパフォーマンスに関する考慮事項は、経験レベルの異なる開発者にとって大きなメリットとなるでしょう。 全体として、シナリオベースで経験に基づいた議論を促進することで、知識基盤の強化につながります。NXP.comで共有される、肯定的で十分に裏付けられた事例は、より優れたデザインのインスピレーションとなり、エンジニアが協調学習を通じて堅牢でFUTUREを見据えた組み込みシステムを構築するのに役立ちます。
View full article
How to invoke flexcan event callback I use flexcan_1 of S32K312  to communicate with PCANpro,the communication seems well, mcu can receive and send data.  However, the callback function fails to work properly. What is the reason for this? Is there any need to register or monitor the callback function? No relevant APIs were found. here are my code and configuration. ---- DMA is used for SPI,it does no matter with can. chris_010_0-1766912460665.png chris_010_1-1766912489091.png chris_010_2-1766912692115.png chris_010_3-1766912722883.png chris_010_4-1766912734801.png Re: How to invoke flexcan event callback Hi@chris_010 Please refer to the demo in the attachments, the RTD is 5.0.0.
View full article
CW ARMv8内部アップデートを取得できません こんにちは、みんな! Win 11 に CodeWarrior for QoriQ をインストールしました: CodeWarrior Development Studio for QorIQ LS series - ARM V8 ISA Version: 11.5.12 Build Id: 221209 エンドポイントhttp://classics.ea.freescale.net/Builds/Products/ARMv8/11.5.0/Windows/Updatesが応答しないため、CW ARMv8 内部更新を取得できません (スクリーンショットを参照)。 それについて何か知っている人はいますか? そのエンドポイントは最近変更されたのでしょうか? Re: Cannot pull CW ARMv8 Internal Updates MPU 部品番号を教えてください。 よろしくお願いします。 Re: Cannot pull CW ARMv8 Internal Updates QorIQ LS シリーズ用の CodeWarrior Development Studio - ARM V8 ISA、最新バージョンは次のとおりです。 バージョン: 11.5.12 ビルドID: 221209 11.5.0を11.5.12にアップデートしたい場合は、更新するにはオフライン パッチを使用してください。 マイNXPアカウント->ソフトウェア->ソフトウェアライセンスとサポート->アカウントの表示->製品リスト->QorIQ LSシリーズARMv8 ISA用CodeWarrior-> アップデートパッケージをダウンロードしてください com.freescale.armv8.11.5.12.GA.Win.updatesite.221209.zip C:\Freescale\CW4NET_v2020.06\CW_ARMv8\fsl_eclipse.bat から CodeWarrior を開き、[ヘルプ] -> [新しいソフトウェアのインストール] -> [追加] -> [アーカイブ] から更新パッケージをインストールしてください。 よろしくお願いします。
View full article
mk64 フラッシュ 0xE5FF8 からの読み取りによりバスフォールトが発生する こんにちは、 FRDM_k64 に似た MK64FN01M を実行するボードがあります。 最後のバイトに CRC を保存して、フラッシュに設定を保存します。 ボード上の1つのセクターで、そのセクションを読み込むとバス障害が発生します このコードは、0xE5FF8 から 8 バイトの長さの RAM への単純な memcpy を呼び出します。 このコード内のこの関数は、以前に異なるメモリ セクションで呼び出されます。 これらの場所でのみコードがクラッシュします。 このセクターを他の場所に移動すると、機能します。 その特定のメモリが問題になる可能性がある理由について何かアイデアはありますか? ありがとう、アディブ Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault こんにちは@theadib まずセクター全体を消去し、次に 8 バイト境界に合わせて設定データ (CRC を含む) を書き込んでください。同じ 8 バイトのフレーズに対して部分的な更新を実行しないでください。その後、読み取り操作を続行します。   BR アリス Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault こんにちは、アリスさん。返信ありがとうございます。 バス障害は読み取り操作中に発生します(フラッシュ位置からのmemcpy) 通常のフラッシュ アドレスを使用するとバス障害が発生する原因は何でしょうか? 以前は書き込み操作はありませんでした。 フラッシュの読み取りを永続的に「ブロック/保護」することは可能ですか。 私のプログラムは他のデバイスでは正常に動作していました。 何かアイデアはありますか? ありがとう、アディブ Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault こんにちは@theadib FSECレジスターがあります。FSEC の SEC ビットは、MCU が安全な状態か安全でない状態かを決定します。これは MCU 全体を制御しますが、あなたの CASE は一部のメモリのみが読み取れないため、これが原因ではないと思います。 前回の書き込み時にエラーが発生した可能性がございますので、一度メモリを消去し、再度読み込みを行って正常に動作するか確認して頂く事をお勧め致します。   よろしくお願いします。   BR アリス   Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault こんにちは@Alice_Yang 、 おそらく、この問題は、私が SEGGER JLink を使用しているときに認識した奇妙な動作によるものだと思います。 JLink で MK64FN1M0XXX12 を使用して MK64FN1MOVLQ12 に接続すると、次のようになります。 デバイス MK64FN1MoXXX12 SWDの場合 スピード1000 connect 消去する ロードビン イメージファイル.bin 0 通常、JLink は消去後にデバイスが保護されていると主張します。 そして、この添付のダイアログを提示します。 消去コマンドの後、デバイスは保護されておらず、セキュリティも保護されていないと予想されます。 JLink を使用してフラッシュを完全に消去し、新しいイメージをロードする場合の推奨されるシーケンスは何ですか? 前もって感謝します Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault こんにちは@Alice_Yang ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 根本的な原因は、同じアドレスに同じデータが二重に書き込まれていることにまで遡りました。 バグのないコードではこのようなことは起こらないはずだ 😉 しかし、 2回目の書き込みはエラーコードを返します しかし、そのセクターを読み取るだけでも BUS_FAULT トラップが発生します。 アクセスによってプログラム全体がクラッシュする前に、セクターの状態を確認する方法はありますか? そうすることで、セクターを再度適切に消去し、セクターを正しい状態にすることができます。 ??? リファレンスマニュアルのセクション29.4.10.2でFSFEの説明を確認しました。フラッシュコマンド。 しかし、プログラム メモリからセクターを「テスト」できるコマンドは見つかりません。 何か見逃しているでしょうか? そうすれば、再起動後にフラッシュの状態を確認するための、より回復力のあるアプリケーションを作成できます。 前もって感謝します、 アディブ Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault こんにちは@theadib J-Link を使用して消去する場合、同じチップに対して 2 つのオプションがあります。「セキュリティを許可する」のないデバイス名を選択してください。このようにすると、消去後にセキュリティが保護されなくなります。 Alice_Yang_0-1767951588914.png ありがとう。 BR アリス Re: mk64 read from flash 0xE5FF8 causes busfault こんにちは@theadib Erase Flash Sector コマンドを起動すると、FRFE は選択したフラッシュを消去し、消去されたことを確認します。消去検証に失敗した場合、FSTAT[MGSTAT0]ビットが設定されます。CCIFフラグはフラッシュセクター消去操作後に設定されます。 完了します。フラッシュセクター消去コマンドは一時停止可能です(FCNFG[ERSSUSP]ビットと図29-11を参照)。 Alice_Yang_0-1767953891145.png BR アリス
View full article
S32G3 LLCE CAN2CAN Fail 各位NXP专家,大家好! 背景信息:我的项目现在需要使用 LLCE 的 CAN2CAN 路由功能,从 BCAN1 接收消息将其路由到 BCAN2,绕过 Autosar CAN 通信协议栈。我已经按照手册配置了 EB,但测试后发现没有消息被转发。我的 LLCE 固件版本为 S32G_LLCE_1_0_7。 HRH.png LLCE_AF.png 调试后发现,CAN驱动初始化正常,路由表也设置正确,TXMB也足够。LLCE固定也已成功加载。所以我不知道问题出在哪里。请问您能否指导我如何进行故障修复,以及是否有任何合理的建议? Re: S32G3 LLCE CAN2CAN Fail 您好 1. 请问您使用的RTD版本是多少? 2. 您使用的是参考板还是自己设计的板卡? 3. 您试过默认的CAN2CAN 示例程序吗?是否也有问题呢? BR Chenyin  Re: S32G3 LLCE CAN2CAN Fail 你好, 1.我们使用的是 MCAL 版本 RTD_4.4_4.0.2 和我们自己的板。 2.感谢您的答复。问题已经解决。降低目标控制器上用于路由的 TXMB 值解决了问题;16 似乎是每个 CAN 控制器的最大 TXMB 值。 3.我想进一步询问:是否有办法禁用特定 CAN 控制器的路由功能?能否提供相关功能或 EB 配置选项? Re: S32G3 LLCE CAN2CAN Fail Hello, @canhe  很高兴问题得到了解决。 关于您的新问题,disable the routing function of a specific CAN controller,请问您是想在CAN2CAN操作中停止对某个端口的转发?还是某种其他的操作,,麻烦您详细描述一下需求 BR Chenyin Re: S32G3 LLCE CAN2CAN Fail 您好,Chenyin 是的,我想在 CAN2CAN 操作中停止转发某个端口。通常,BCAN1 收到 0x123 报文后,会直接路由到 BCAN2 进行传输。现在(假设有这样一个开关),如果路由关闭,BCAN1 将停止转发 0x123 报文,但 BCAN1 仍可正常接收其他报文。只需关闭其路由功能即可。 Re: S32G3 LLCE CAN2CAN Fail 你好,@canhe 谢谢你的澄清。 抱歉,没有类似的开箱即用示例供您直接参考,我建议您参考 LLCE 固件用户指南,该指南详细描述了从 FW 的角度实现的 API,例如 可以向 LLCE 发送 LLCE_CAN_CMD_REMOVE_AF_DESTINATION 命令来删除现有的目的地规则,您可以查看相应的 API,以确定哪一个最符合您的具体要求。   BR 切宁 Re: S32G3 LLCE CAN2CAN Fail 您好,Chenyin ,感谢您的回复。我会试试的。 还有一点需要确认。LLCE中HRH的内部选择方法如下:第一,根据索引在普通过滤表中搜索;第二,根据索引在高级过滤表中搜索,对吗? 例如,我在 BCAN1 上创建了两个 HRH。HRH1 不关联任何路由选项,也不过滤数据包。生成的代码是一个常规过滤器。HRH2 与路由选项相关联,过滤器 ID 为 0x32。生成的代码是一个高级过滤器。HRH2 的对象 ID 小于 HRH1。经过测试,当接收到 0x32 数据包时,它们总是被 HRH1 处理,从而导致路由失败。 Re: S32G3 LLCE CAN2CAN Fail 你好,Chenyin 是的,目前配置的两个过滤器有重叠的信息。 HRH1: HRH1HRH1HRH1 HRH2: HRH2HRH2HRH2 我们知道,最好为每个邮件 ID 配置一个过滤器。但是,由于该项目充当网关 ECU,因此有许多消息,因此需要配置许多 HRH。这使得工作非常繁琐。因此,为路由信息和主机信息分别建立两个 HRH 就足够了。然而,从结果来看,信息总是被没有相关路由选项的 HRH 接收和处理。 Re: S32G3 LLCE CAN2CAN Fail 你好,@canhe 感谢您的回复。 对于您提到的情况,首先匹配的是未启用高级功能的过滤器,这与您的测试结果一致。 一般来说,不建议在配置中出现这种重叠。每个 ID 最好都有一个固定的过滤规则。     BR 切宁
View full article
[过滤器:垃圾邮件] Tabar11u 的帖子主题与 " cred " 相匹配 " cred ",板 " S32G "。 [过滤器:垃圾邮件] Tabar11u 的帖子主题与 " cred " 相匹配 " cred ",板 " S32G "。 帖子主题:如何拨打 CRED 客户服务电话? 主题文本"CRED" 匹配过滤模式"cred" 。 职位机构: 获得支持-91,42,,48-34.,67需求。通过应用程序。CRED 没有客户电话,但我们有专家随时待命,帮助解决您可能遇到的任何问题。 正文"CRED" 匹配过滤模式"cred" 。 用户[id=258247,login=Tabar11u]的发帖因以下最终用户面临的错误而被拒绝: 邮件主题包含 CRED,这在本社区是不允许的。请在发送您的帖子前删除这些内容。 报文正文包含 CRED,这在本社区是不允许的。请在发送您的帖子前删除这些内容。
View full article
S32K3 MBD 软件结构和它是自动星基础吗? 你好,我需要 S32K3 MBD 软件结构,想知道当前的工具箱结构是否以 autosar 为基础? Re: S32K3 MBD software architecture and is it autosar base? 你好,@saurabhkulkarni123、 感谢您的留言。要准确回答有关 S32K3 MBDT 软件架构以及当前工具箱结构是否基于 AUTOSAR 的问题,我们需要更详细地了解您的具体问题以及您正在寻找的信息类型。 能否请您详细说明您的要求,以便我们更好地了解您的需求并提供适当的指导? 顺祝商祺! 德拉古
View full article
imx8mp& pca9450c 程序无法启动 当板最初开机时,PCA9450 的所有输出电压都正常。在没有加载任何程序的 M8P 板上使用 SDPS 模式下载程序后,除 LDO1 和 LDO2 之外的所有电源都断电。PCA9450C 使用示波器观察 PCA9450C 启动,发现除 LDO1 和 LDO2 之外的所有电源电压都呈现间隔为 100 毫秒的脉冲。在电源恢复正常之前,这些脉冲持续了几个周期。 以下是下载程序后的日志和示波器电压读数。 hjk003_0-1766122256898.png hjk003_1-1766122321365.png i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus PMIC Re: imx8mp & pca9450c program cannot start @guoweisun、 hjk003_0-1766125728129.png Re: imx8mp & pca9450c program cannot start @guoweisun、 hjk003_0-1766125486827.png hjk003_1-1766125501858.png Re: imx8mp & pca9450c program cannot start 打我的电话147 Re: imx8mp & pca9450c program cannot start @guoweisun, 感谢回复 hjk003_0-1766124046856.png hjk003_1-1766124109008.png hjk003_2-1766124208738.png hjk003_3-1766124312322.png Re: imx8mp & pca9450c program cannot start 这里只看PCA9450的异常,测试VIN/BUCK1/POWER _ON_REQUEST的波形
View full article
RT1170 ヒープとスタックに SDRAM を使用する https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/RT1170-debugging-when-application-is-built-for-SDRAM/mp/1374145/highlight/true#M17210および RT1170_BriefOverview_v210.pdf に記載されている手順に従いました。 大量のヘッドメモリを必要とするアプリを開発中です。 提供されている手順に従い、RT1170_BriefOverview_v210.pdf に記載されている変更を加えて hello world をフラッシュすると、デバッグ モードで SDRAM を使用できるようになります。 しかし、この変更後、SDRAM はコードの保存にも使用されるようになりました。 私のアプリケーションでは、コードをフラッシュ メモリに保存し、BOARD_SDRAM をヒープ セクションとスタック セクションにのみ使用したいと考えています。 アプリケーションをフラッシュ メモリにフラッシュし、そのアプリケーションはヒープ セクションとスタック セクションに BOARD_SDRAM を使用します。 SOのために必要な変更についてご指導ください。 i.MX-RT1170 MIMXRT1170-EVK Re: RT1170 Use SDRAM for Heap and Stack NXP サポートの手順 ( RT1176 で CM4 コア プロジェクトを SDRAM に移動する方法と[RT1170] SDRAM 内でデュアル コア プロジェクトをデバッグする方法) に従って、RT1170 EVKB にマルチコア プロジェクトをロードできました。 SDRAM から実行できるようになったら、マスター/Core M7 プロジェクトで、[プロジェクト設定] -> [C/C++ ビルド] -> [設定] -> [マネージド リンカー スクリプト] に移動し、[アプリケーションを RAM にリンク] 設定を無効にしました。 その後、バイナリをフラッシュし、リセット時にアプリケーションのフラッシュが使い果たされ、M4 アプリケーションがフラッシュから SDRAM に正常にコピーされることを確認できました。 Re: RT1170 Use SDRAM for Heap and Stack こんにちは@sibrain-himanshu さん、 NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。 問題の根本的な原因は、このステップ6の使用にあります。 Gavin_Jia_0-1766372562128.png これにより、イメージ全体が実行のために RAM にロードされ、非 XIP イメージを生成するオプションになります。 アプリケーション シナリオでは、SDRAM を有効にして構成した後、MCUXpresso IDE でヘッド/スタックを適切に構成するだけで済みます。 Gavin_Jia_1-1766372653435.png Gavin_Jia_2-1766372682763.png よろしくお願いします、 ギャビン Re: RT1170 Use SDRAM for Heap and Stack こんにちは@Gavin_Jia 手順 6 に加えて、提案された変更と、プリプロセッサの「XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=1」マクロを実行した後、ファームウェアは SDRAM で動作するようになりました。 しかし、私のアプリケーションは C++ で書かれているので、最初は hello world C アプリと同じ変更を加えましたが、うまくいきませんでした。 SO、C++ プリプロセッサ マクロに「USE_SDRAM」および「XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=1」マクロを追加し、動作しました。 C++ プリプロセッサ マクロ。 sibrainhimanshu_0-1766399596062.png C プリプロセッサ マクロ。 sibrainhimanshu_1-1766399629380.png 助けてくれてありがとう。
View full article
SDA 在地址阶段锁存第一位,无法传输数据 大家好 我目前正在调试我的 I2C,并面临一个问题,即我的 SDA 线路锁定到传输数据的第一位,这意味着线路在该位之后被拉低或调高,而 SCL 永远持续脉冲,迫使总线处于永远繁忙的状态。 例如,当我尝试传输地址 0001'000 和 1001'000 时,情况分别是这样的。 LamK_2-1766100543534.png LamK_3-1766100690373.png 我在发送地址 1001'000 时注意到的是,当 SDA 变低以发出启动条件信号时,它需要一些在 DATAVD 位域中指定的时钟周期,因此我认为该模块仅在 SDA 锁存为高电平之前的第一位响应。 我的 LPI2C 的时钟是 8Mhz,我 4 个配置寄存器中的所有位域都保持不变,我在遵守 I2C 总线规格的同时修改了 MCCR0 寄存器,还将这些引脚混合到 I2C 模式并使它们开路漏极。下面是引脚的配置: LamK_4-1766101315288.png 但无论我怎么做,都始终会遇到同样的行为。 SDA 和 SCL 线路均使用 2.2k 欧姆电阻上拉,我打算在快速模式下运行 I2C。我把它们换成了 4.7 千欧姆电阻,并尝试在标准模式下运行,但又遇到了一系列不同的问题,我现在不想多说。 我现在正碰壁,如果能得到任何帮助,我将不胜感激。 i.MX RT106x Re: SDA latches onto the first bit during address phase, unable to transmit data 你好@LamK、 谢谢您的答复。很高兴听到您的问题已经得到解决。 如果您有任何其他问题,请随时在恩智浦社区发帖。   顺祝商祺! MayLiu Re: SDA latches onto the first bit during address phase, unable to transmit data 嗨,@mayliu1、 是的,你是对的,我只是需要为这些针脚打开 SION。我刚刚成功发送了一个地址,并得到了我的从属设备来破解它。原来过去也有一些帖子说,某些引脚(如 I2C 引脚)需要打开 SION 才能正常工作。 LamK_0-1766124852668.png 谢谢您的帮助,我很感激! 顺祝商祺! 林 Re: SDA latches onto the first bit during address phase, unable to transmit data 你好@LamK、 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 根据您的 I2C 引脚配置,我认为根本原因是"Software Input On" 的设置不当。我建议启用该功能,然后再试一次。 mayliu1_0-1766113294439.png 希望它能帮到你。 如果您还有疑问,请告诉我。 敬上 MayLiu
View full article
KW47 VSCode 集成 我正在尝试导入并构建 KW47 蓝牙数字键盘锚点 freeRTOS SDK 样本。 当我尝试导入示例应用程序时,得到了这样的错误信息: 错误:创建独立示例失败:回溯(最近一次调用): File"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/commands.py" 、第 565 行,在__call__ mod = _commands_module_from_file(self.py_file) 文件"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/commands.py" 、第 718 行,在 _commands_module_from_file spec.loader.exec_module(mod) 文件" " 、第 883 行,在 exec_module 文件" " 、第 241 行,在 _call_with_frames_removed 文件"/grmn/prj/aoem/mcuxpresso-sdk/mcuxsdk/mcuxsdk/scripts/west_commands/export_app.py" 、第 12 行,在 中,来自 export_app.cmake_parserimport cmparser 文件"/grmn/prj/aoem/mcuxpresso-sdk/mcuxsdk/mcuxsdk/scripts/west_commands/export_app/cmake_parser.py" 、第 11 行,在 from jinja2 import Template ModuleNotFoundError:没有名为 "jinja2 "的模块 上述例外情况是导致以下例外情况的直接原因: 回溯(最近一次调用): File"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/app/main.py" 、第 584 行,在 run_command 中 self.run_extension(args.command, argv) 文件"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/app/main.py" 、第 708 行,在 run_extension self.cmd = self.extensions[name].factory() 文件"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/commands.py" 、第 567 行,在__call__ raise ExtensionCommandError( west.commands.ExtensionCommandError 在处理上述异常的过程中,又出现了另一个异常: 回溯(最近一次调用): 文件"/usr/lib/python3.10/runpy.py" 、第 196 行,在 _run_module_as_main return _run_code(code, main_globals, None, File"/usr/lib/python3.10/runpy.py" 、第 86 行,在 _run_code exec(code, run_globals) 文件"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/__main__.py" 、第 3 行,在 main() 文件"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/app/main.py" 、第 1199 行,在 main app.run(argv)或 sys.argv[1:]) 文件"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/app/main.py" 、第 278 行,在 run self.run_command(argv、early_args) 文件"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/app/main.py" 、第 628 行,在 run_command 中 self.handle_extension_command_error(ece) 文件"/home/johnsonchris/.local/lib/python3.10/site-packages/west/app/main.py" 、第 454 行,在 handle_extension_command_error self.cmd.err(msg、fatal=True) AttributeError:"NoneType "对象没有属性 "err"。 据我所知,所有依赖条件都已满足。 我尝试在 Linux 上安装 SDK 依赖关系管理器应用程序,但安装也失败了。 Re: KW47 VSCode Integration 缺少 jinja2 软件包是解决方案。pip3 install jinja2
View full article
3d Model of NXP mpc5744p MCU Board & Devkit MotorGD Board Hello everyone, I am developing a new testbench including NXP products as mpc5744p MCU and DevKit motorGD board. i am going to get proffessional 3d pictures for my testbench and i need for the 3d files of: 1. mpc5744p MCU board 2. DevKit motorGD board i searched in NXP website and i found these to .zip files for the layout but i couldn't open them using Easyeda. 1. LAY-29379_B.zip 2. LAY-29333_E.zip please can anyone help me to open them or to get the 3d model files of two boards. Thanks and have a nice day! Re: 3d Model of NXP mpc5744p MCU Board & Devkit MotorGD Board Hello, i searched in NXP website and i found these to .zip files for the layout but i couldn't open them using Easyeda. 1. LAY-29379_B.zip 2. LAY-29333_E.zip Those are layout files designed in Candace: allegro. I do not expect you can extract 3D model out of the layout design. I have found the following method: EAGLE + Fusion 360 Open your .brd file in EAGLE. Use the Fusion 360 Sync feature: Go to Fusion 360 → Import EAGLE design. It will generate a full 3D PCB model with components. Export as STEP (.step) or IGES for mechanical integration. I do not expect you can extract 3D model out of the layout design. Sharing STEP file  which has like 500MB is not possible via community. Best regards, Peter Re: 3d Model of NXP mpc5744p MCU Board & Devkit MotorGD Board Hello petervlna, Thank you very much for your reply. We tried the suggested solution using Eagle + Fusion 360, but unfortunately we encountered an error indicating that the file cannot be opened (as shown in the image below). The same issue also occurs when using other PCB software such as EasyEDA, Altium, and KiCad. At this point, we urgently need the 3D models of the two boards in .STEP format. We would greatly appreciate it if you could provide these files directly, possibly via a cloud storage service such as Google Drive, OneDrive, MEGA, or any other convenient platform. Thank you again for your support. We look forward to your reply. Best regards, Ahmed AhmedKamal_59_1-1765970973937.png Re: 3d Model of NXP mpc5744p MCU Board & Devkit MotorGD Board Hello, Ok, in such case please submit a ticket at NXP web support. You will need also valid NDA in place with NXP in order to obtain such files. It is possible to share STEP model via our support portal as it allows 2GB files and I have shared STEP files before. It is not possible to share internal files outside of our official system. Best regards, Peter Re: 3d Model of NXP mpc5744p MCU Board & Devkit MotorGD Board Hello petervlna, Thanks very much for the suggestion, we opened a case with number (Case: 00756530). we hope to get the files as soon as possible. Many thanks. Best Regards, Ahmed AhmedKamal59_0-1766503944936.png
View full article
S32K3xx,SPD/SAF 1.0.6 RTD 队员们好 装有 SPD/SAF 1.06 的 S32K3xx 是否只能与 RTD 7.0.0 兼容、还是也支持 RTD 6.0.0? 谢谢! BR,丹尼尔 SAFETY_SW Re: S32K3xx, SPD/SAF 1.0.6 RTD 你好 Daniel, 这两个版本的 RTD(特定补丁 6.0.0 QLP04)都来自 SOW: 你可以通过我们的 confluence 链接访问 SOW: S32K3 RFP 1.0.6(包括 CD02)-功能安全 SDK- 恩智浦 Confluence 亲切的问候, Radoslav
View full article