2270642_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2270642_ja-JP

2270642_ja-JP

[LX2160A] セキュアブートを適切に実装するにはどうすればよいでしょうか?

LX2160ARDBとLSDK 20.04を使用しています。
現在、セキュア ブートをテストしています。flex-builder -i 車載 -a arm64 -m lx2160ardb_rev2 コマンドを使用して生成された firmware_lx2160ardb_rev2_uboot_xspiboot_secure.img イメージをフラッシュして起動しようとすると、シリアル メッセージが表示されません。この問題の原因は何でしょうか?
セキュアブートを適用するための正しい手順とデバッグ方法を説明していただけますか?

Re: [LX2160A] How can Secure Boot be properly implemented?”

オプションが「auto」の場合、flex-builder は自動的に安全なイメージを生成するようです。(SECURE=y)

Re: [LX2160A] How can Secure Boot be properly implemented?”

こんにちは、


flex-builder コマンドの最後に「-s」を使用してビルドしましたか? これはセキュア ブート イメージ用です。LSDK ユーザー ガイドを参照してください。

Re: [LX2160A] How can Secure Boot be properly implemented?”

正解です。フローをチェックし、どの段階で失敗したかを特定するためにデバッグするには、LLDPUG のセクション5.1.1.2「セキュア ブート プロセス」を参照してください。また、ブート プロセスにおける問題のいくつかのヒントが示されている章5.1.1.3.1.3「ISBC 検証エラー コード」も読んでください。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-16-2026 02:18 AM
更新人: