Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
TJA1057GTK、TJA1145AT/FD FMEA TJA1057GTK および TJA1145AT/FD チップの最新の FMEDA ファイルを提供していただけますか? ここには TR1309 レポートしかありません。パッケージの障害モードと重大度レベルのみが示されているようですが、さまざまな障害モードの分布 (%) を取得するにはどうすればよいでしょうか? sidi1_0-1769494724376.png Re: TJA1057GTK,TJA1145AT/FD FMEA 親愛なるSidi1様 TJA1057 も TJA1145A も ASIL デバイス ( ISO26262に従って作成されていない) ではないため、これらには FMEDA は使用できません。ピン FMEA のみが利用可能です。TJA1057 のピン FMEA は、添付の AH1308 で入手できます。TJA1145A のピン FMEA は AH1903 で利用できます。この文書は機密情報であり、 TJA1145A製品ページの「セキュア」セクションからダウンロードできます。この文書およびその他の機密文書をダウンロードするには、貴社がNXPと有効なNDA(秘密保持契約)を締結している必要がありますのでご注意ください。 Screenshot_1.png 敬具、 ヨゼフ
記事全体を表示
(88w8897) 2.4GHz 機能を無効にすることは可能ですか? NXP様 2.4GHzを完全にオフにすることは可能ですか? ドライバ レベルで 2.4GHz のサポートを無効にします。 このリンクから: 88W8987 の 5GHz 帯域を無効にする、ドライバーのロード中にdev_cap_mask を使用して特定の帯域のサポートを有効にできることがわかります。ただし、dev_cap_mask の各ビットをどのように設定する必要があるかを説明するドキュメントはありません。 2.4GHz のみをオフにしたい場合、dev_cap_mask をどの値に設定する必要がありますか? Re: (88w8897) is disabling 2.4GHz capabilities possible? こんにちは、 https://community.nxp.com/t5/Wi-Fi-Bluetooth-802-15-4/How-to-disable-the-2-4GHz-band-on-the-88W8897/td-p/2047926を参照してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル。 Re: (88w8897) is disabling 2.4GHz capabilities possible? こんにちは、 2.4GHz 機能を無効化するには、dev_cap_mask を使用します。 dev_cap_mask についての詳細情報を教えていただけますか? BR、 ピーター
記事全体を表示
RW61x ゼロタッチプロビジョニングガイド このドキュメントでは、RW61x DevHSM Loader アプリケーションを OEM 製造ファームウェア (OEM MFW) と組み合わせて使用し、安全なデバイス プロビジョニングを実行する方法について説明します。ブート フローに応じて、2 つの DevHSM ローダー イメージが利用可能です。 RW61x_DevHSM_Loader_ISP_Boot_FW.sb3 → ISPブートモードでロードするときに使用されます。この方法はUART、USB、I2C、またはSPIを介して通信します RW61x_DevHSM_Loader_FlexSpi_Boot_FW.sb3 → 外部フラッシュからのゼロタッチプロビジョニングに使用されます。この方法は、SWD または JTAGを介して通信します。 どちらのフローも、最終的にはOEM製造ファームウェア(OEM_MFW.sb3)をロードして実行します。デバイスをプロビジョニングするもの(例:安全なキー、ID、証明書など)。このファームウェアはSEC ツールを使用して生成できます。 DevHSM Loader ファームウェアは、ダウンロードすると SEC ツール パッケージで提供されます。SEC ツールはデフォルトで ISP ローダー アプリケーションを使用します。 1. ISPブートモードを使用したDevHSMローダー ファームウェアイメージ RW61x_DevHSM_Loader_ISP_Boot_FW.sb3 この方法では、ブート ROM ISP プロトコルを使用します。これは通常、開発中、工場立ち上げ時、またはフラッシュが構成される前の初期プログラミング中に使用されます。 手順 ステップバイステップ デバイスをISPブートモードで起動する デバイスが ISP モードに入り、 blhostと通信できるように、正しいブート ピンが設定されていることを確認します。 DevHSMローダーファームウェアをダウンロードする receive-sb-file コマンドを使用して、シリアル インターフェース経由でRW61x_DevHSM_Loader_FW.sb3を送信します。 更新されたデバイスの状態を確認する get-property 0x1 を使用して、ファームウェアが受け入れられ、それに応じてブート状態が変更されたことを確認します。 OEM MFW (OEM_MFW.sb3) をダウンロードして実行します。 DevHSM Loader がアクティブになったら、プロビジョニング ファームウェア SB3 ファイルを送信します。 OEM MFW がロード、実行し、プロビジョニング操作を開始します。 スクリプト例: set blhost=blhost.exe set comport=COMxx,115200 set timeout=-t 100000 %blhost% -p %comport% -- get-property 0x1 pause blhost.exe -p %comport% %timeout% -- receive-sb-file RW61x_DevHSM_Loader_ISP_Boot_FW.sb3 pause %blhost% -p %comport% -- get-property 0x1 pause blhost.exe -p %comport% %timeout% -- receive-sb-file OEM_MFW.sb3 2. FlexSPIブートモードを使用したDevHSMローダー(ゼロタッチプロビジョニング) ファームウェアイメージ RW61x_DevHSM_Loader_FlexSpi_Boot_FW.sb3 このフローでは、デバイスは外部フラッシュ (FlexSPI) から直接起動します。これは、デバイスが最初の起動時に自動的にセルフプロビジョニングする必要がある工場のラインなどのゼロタッチ プロビジョニング シナリオを対象としています。 OEM 製造ファームウェア (OEM MFW) をフラッシュに配置するには、 2 つのオプションがあります。 オプション1: 固定OEM MFWアドレス(0x08010000) 必要なFlashレイアウト アドレス 目的 0x08000400 フラッシュ構成ブロック (FCB) 0x08001000 DevHSMローダーFlexSPIブートファームウェア 0x08010000 OEM_MFW.sb3 ステップ FCBを0x08000400にプログラムする 使用中の外部フラッシュ デバイス (サイズ、タイミング、SPI モードなど) と一致する必要があります。 RW61x_DevHSM_Loader_FlexSpi_Boot_FW.sb3 を 0x08001000 にプログラムします。 OEM_MFW.sb3を0x08010000にプログラムする 次回の起動時に、DevHSM Loader は 0x08010000 にある OEM MFW を自動的に検索して実行します。 オプション 2: カスタム アドレスの OEM MFW OEM_MFW.sb3 を別のアドレスに配置する場合は、固定の場所に構成ブロックを提供する必要があります。 構成ブロック 場所: 0x08006000 サイズ: 64ビット 形式: Magic word (0x4448534D) || OEM_MFW target address Example @0x08020000: 4448534D00000208 これは、OEM MFW が保存されている場所を DevHSM Loader に通知します。 ステップ FCBを0x08000400にプログラムする 0x08006000 に構成ブロックを書き込む 最初の32ビット: 0x4448534D 次の32ビット: OEM_MFW.sb3のアドレス RW61x_DevHSM_Loader_FlexSpi_Boot_FW.sb3 を 0x08001000 にプログラムします。 希望のフラッシュアドレスにOEM_MFW.sb3をプログラムする 次回起動時のプロビジョニング動作 デバイスの電源がオンになると、次のようになります。 DevHSMローダーが初期化され、 OEM MFWの固定またはカスタムの場所を読み取ります。 OEM_MFW.sb3をロードして実行します。 OEM MFW はデバイスをプロビジョニングし、オプションで次の操作を実行することができます。 デュアルブート設定を構成するか、 新しいアプリケーションを0x08001000に再プログラムします。 重要な注意事項 OEM_MFW.sb3 は、プロビジョニング後にデバイスの運用アプリケーションをインストールまたは更新する役割を担います。構成されたオフセットで新しいアプリをロードするか、デフォルトのアプリケーションの場所 (0x08001000) を再プログラムする必要があります。
記事全体を表示
用于 MCUXpresso IDE 的 MCUXpresso 配置工具 从MCUXpresso IDE克隆示例项目 以下步骤将指导您完成通用输出的操作。 这个例子使用CTimer来产生PWM信号,并在两个LED之间切换。 找到左下角的快速入门面板,然后单击导入 SDK 示例 Sabina_Bruce_14-1767120564749.png 单击 FRDM-MCXN947 主板选择要导入可以在该板上运行的示例,然后单击 “下一步” Sabina_Bruce_15-1767120575767.png 使用箭头按钮展开 driver_examples 类别,然后展开 ctimer 示例,点击 ctimer_match_interrupt_example 旁边的复选框将其选中。要使用 UART 进行打印(而不是默认的半托管),请在项目选项下选择 UART 作为 SDK 调试控制台复选框。然后点击完成 Sabina_Bruce_16-1767120587691.png “frdmmcxn947_ctimer_match_interrupt_example” 在 “项目资源管理器视图” 中单击 项目,然后按照上一节所述版本、编译和运行演示 Sabina_Bruce_17-1767120603466.png 您会看到蓝色和红色 LED 指示灯来回变化 终止调试会话 使用 MCUXpresso IDE 引脚工具修改示例 注意: 以前,您必须像上一步一样克隆 SDK 项目。 在文件资源管理器窗口右上方选择 "ConfigTools"(配置工具),然后选择 "Open Pins"(打开引脚),打开引脚工具。 Sabina_Bruce_2-1767120490131.png 引脚工具现在应显示 ctimer 项目的引脚配置 Sabina_Bruce_3-1767120490074.png 在 Pin 视图中,取消选择 “显示专用的引脚” 和 “不显示路由引脚” 复选框以仅查看路由的引脚。路由引脚名称旁边的绿色框中有一个勾号。为每个布线引脚选择的功能以绿色突出显示 Sabina_Bruce_4-1767120490861.png 在当前配置中,PIO3_2 和 PIO3_3 被路由为 CTimer 的输出。让我们添加第三个 Ctimer 匹配输出,并启用绿色 LED 选择 "显示无路由引脚",查看其他选项。要启用第三个 Ctimer 匹配输出,请浏览 Ctimer 栏并选择和输出。在本例中,我们将选择 PIO3_6 上的 Ctimer4 Match 2。在 Ctimer 栏中选择要启用的项目 Sabina_Bruce_5-1767120490102.png 现在,让我们对绿色 LED 进行布线。在搜索框中输入 "green"(绿色),这样该 LED 的路由引脚就会显示出来。最后,点击 GPIO 栏下的方框。该方框将突出显示为绿色,引脚旁边会出现一个复选框 Sabina_Bruce_6-1767120489892.png 然后在 "路由细节 "窗口中将 GPIO 引脚配置为输出端 Sabina_Bruce_7-1767120490064.png 现在,通过导出 Pins 工具生成的新更新 pin_mux.c 和 pin_mux.h 文件,就可以在项目中实现这些更改了。单击菜单栏中的 Update Project(更新项目 Sabina_Bruce_8-1767120490018.png 弹出的屏幕将显示正在更改的文件,你可以点击 "差异",查看当前文件与引脚工具生成的新文件之间的差异。点击 "确定",将新文件覆盖到项目中 Sabina_Bruce_9-1767120490120.png 让我们为示例添加一些附加代码。打开 simple_match_interrupt.c 文件,为第三个 ctimer 输出添加以下宏。 Sabina_Bruce_10-1767120489936.png 同时添加绿色 LED 功能。 Sabina_Bruce_11-1767120491994.png 第三个 ctimer 的回调是需要执行的额外代码,可以从 ctimer_match1_callback 复制并修改内容为 match2。为了能直观地识别新的 ctimer,我们将删除之前的一个 ctimer,如图所示 Sabina_Bruce_12-1767120492171.png 主功能需要包括绿色 LED 和 Ctimer 的初始化 Sabina_Bruce_13-1767120490811.png 按照上一节所述构建并下载项目 运行应用程序。现在应该可以看到绿色和蓝色 LED 指示灯来回闪烁了 终止调试会话
記事全体を表示
适用于 S32ZE 版本 1.4.0 的恩智浦基于模型的设计工具箱-产品发布公告 产品发布公告 模拟与汽车嵌入式系统 恩智浦基于模型的设计工具箱 适用于 S32ZE - 版本 1.4.0 mariuslucianand_0-1713952962606.png 恩智浦半导体基于模型的设计工具团队模拟 & 汽车嵌入式系统很高兴地宣布发布适用于S32Z/E版本1.4.0的基于模型的设计工具箱。此版本支持从 MATLAB 和 Simulink 为恩智浦 S32Z/E 汽车实时处理器自动生成代码。这个新版本支持 S32Z2/E2 系列及其内核(实时 Arm Cortex-R52 内核和 DSP/ML 处理器)。它还支持多核、41 个针对 DSP/ML 处理器进行了高度优化的数学运算符、处理器在环仿真模式、RTD 元器件(ADC、PWM、DIO、CAN、UART、GPT、SPI、应用程序扩展)、FreeMaster、AMMClib 和执行分析。该产品提供 40 个示例,涵盖了 DSP/ML 操作员,并演示了外围设备的使用(例如:I/O 控制、计时器和调度、通信)和多核并行执行。 目标受众: 该产品是汽车软件—基于模型的设计工具箱的一部分。 FlexNet 位置: https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=7702701 技术支持: 恩智浦基于模型的设计工具箱 S32ZE 问题将通过恩智浦 基于模型的设计工具社区空间。 版本内容: 新增功能以粗体标出。 从 MATLAB® 自动为恩智浦 S32 Z2/E2 软件包生成 C 代码 : S32E2xx-bga975 S32Z2xx-bga594 S32Z2xx-bga400 绿箱子 3 该工具箱已在恩智浦官方评估板上进行了测试和验证 S32E27X-DC S32Z27X-DC 绿色盒子 3 修订版 B 只有带 DSP/ML 选项 B 的 S32Z2/E2 芯片才能使用 SPF2 内核和相关软件 支持以下外围元器件和功能: 用于 S32E 的应用扩展 (AE):FlexPWM、eTimer、SAR ADC、CTU SPI ADC PWM DIO CAN UART GPT 利用 Simulink 的并发执行功能支持多核功能 使用 Simulink 参考配置支持多核 使用 MathWorks虚拟车辆合成器 (VVC)工具的新型混合动力电动汽车 (HEV)示例 支持新的RTD版本(2.0.1) 支持新的SPF2CE 版本(1.0.0) 支持新的AMMCLib 版本(1.1.41) 支持新的SPF2 库(MATLAB) 版本(20.4.8) 支持新的FreeMASTER 驱动程序 版本 (1.4.2) 与EB tresosv29.0.0 整合 提供 2 种运行模式: 基础模式——使用外设的预配置配置;适用于快速硬件评估和测试 高级 - 使用 S32 配置工具或 EB tresos 配置外设/引脚/时钟 默认配置项目模板 针对所有支持的衍生产品   image.png 支持创建和使用 自定义项目模板 工具箱提供支持以使用和创建自定义项目模板。这在进行定制电路板设计时可能非常有用——提供了仅需一次配置即可完成设计的可能性。保存为自定义项目模板后,它可以用于所有正在开发的模型。 集成汽车数学和电机控制库版本1.1.41 汽车数学和电机控制函数库版本1.1.41中的所有函数均支持作为模拟和嵌入式目标代码生成的模块 ammclib.png FreeMASTER 集成 我们提供了多个 Simulink 示例模型和相关的 FreeMASTER 项目,以演示我们的工具箱如何与实时数据可视化工具交互,以及如何用于调整嵌入式软件应用。 dragostoma_1-1759217209418.png S32 Design Studio 集成 我们提供了将Simulink模型生成的代码导入到S32 Design Studio IDE的功能。如果模型需要集成到现有项目中或用于调试目的,此功能将非常有用。 image.png 仿真模式 我们支持以下仿真模式(每种模式均有助于验证和确认): 软件在环 (SIL) 处理器在环 (PIL) georgevictor_22-1718092902205.jpeg 利用 Simulink 的并发执行功能支持多核功能 image.png 使用虚拟车辆合成器的 HEV 示例 image.png 对 MATLAB 版本的支持 我们增加了对以下 MATLAB 版本的支持: R2023a R2023b R2024a R2024b R2025a R2025b 40 多个示例, 涵盖支持的所有外设/功能 I/O控制 用于电机控制应用的应用扩展 (AE) 计时器和调度 通信(CAN、SPI、UART) 存储器处理 DSP/ML 处理器 AMMCLib FreeMASTER SIL / PIL 多核 有关更多详细信息、功能以及如何使用新功能,请参阅随附的 版本说明和用户手册文档。 MATLAB®集成: 恩智浦基于模型的设计工具箱允许客户评估和使用恩智浦开箱即用的S32Z/E实时处理器和评估板解决方案,从而扩展了MATLAB® 和Simulink® 的体验。适用于 S32ZE 版本 1.4.0 的恩智浦基于模型的设计工具箱与 MATLAB® 环境完全集成。 image.png 目标受众: 本版本 (1.4.0) 旨在进行技术演示、评估以及原型制作 S32Z/E 实时处理器和评估板。 有用的资源: 示例、培训和支持:https://community.nxp.com/community/mbdt georgevictor_25-1718092990738.png
記事全体を表示
锁步内核和双核有什么不同? 我正在考虑开发微控制器。 我正在寻找 S32K314 和 S32K344。 据我所知,S32K314 是单核。 而且我知道 s32k344 使用锁步内核是为了确保功能安全。 1. 锁步内核和双核有什么不同? 2。锁步内核用于故障和功能安全检测是真的吗? 3.如何使用锁步内核检测故障和功能安全? Re: what is different lockstep core and dual core? 你好@rlaxortn 1.有关此主题的详细信息,请参阅以下社区主题: 恩智浦社区-锁步内核的工作原理 Arm 社区-不断演进的功能安全系统:比较锁步、冗余执行和分锁技术 2。正如之前的共享线程中所解释的那样,锁步内核包括一种支持故障检测的机制,因此也支持系统级功能安全。 3.锁步内核通过持续比较冗余内核之间的执行结果来检测故障。 此外,我们还提供侧重于支持所有汽车功能安全完整性等级 (ASIL) 的软件选项,用于开发安全关键应用。有关更多信息,请参阅功能安全软件。 BR、VaneB
記事全体を表示
[ABUSE] Post By: @hdhdhhfhfj / Board: kinetis / Reported by: @xiaocong_fu @xiaocong_fu has reported the post 溦【xins4698】勐能腾龙公司国际游戏大酒店申请登陆游/戏网址 posted by @hdhdhhfhfj for the following reasons: Reason: Misleading or False information Details: Post link: https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/%E6%BA%A6-xins4698-%E5%8B%90%E8%83%BD%E8%85%BE%E9%BE%99%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%B8%B8%E6%88%8F%E5%A4%A7%E9%85%92%E5%BA%97%E7%94%B3%E8%AF%B7%E7%99%BB%E9%99%86%E6%B8%B8-%E6%88%8F%E7%BD%91%E5%9D%80/m-p/2299227#M68183 Post author: @hdhdhhfhfj | Email Author Reported by: @xiaocong_fu | Email Reporter The reported post has 0 replies. Re: [ABUSE] Post By: @hdhdhhfhfj / Board: kinetis / Reported by: @xiaocong_fu The post has marked as spam. Thanks
記事全体を表示
[不正使用] 記事作成者: @jeremyzhou / ナレッジベース: imxrt@tkb / 報告者: yrhpprq yrhpprq は、 @jeremyzhou が投稿した記事 「マイクロコントローラ使用の認識モデル」を 以下の理由で報告しました。 理由:詐欺または不正行為 詳細: 注文処方箋不要のアシフェックス 一般アシフェックス薬について アシペックスを処方箋なしで注文する 入手メキシコで処方箋なしのジトロパン ジトロパン ジャイアント イーグルの価格 ジトロパンを最安値で入手 安いアシフェックス 無料フェデックス配送 ベストディトロパン ディトロパンXLの価格 購入最も安いアシフェックス薬局 処方箋なしでアシペックスを購入する どこで次のジトロパンを購入する ジトロパンの購入方法 いいえスクリプト aciphex メンバーシップ アシペックスを購入 購入アシフェックスを今すぐ入手 処方箋なしでアシペックスを注文する アシフェックスの注文方法 モンタナ州でディトロパンを安く、送料無料 アシペックスを注文できますか? アシペックス薬の注文 低いディトロパン ディトロパンXL オンライン価格 英国でジェネリックのアシペックスを最安値で購入 購入アシフェックスを今すぐ入手 アシペックスmgを安く購入 CANディトロパンを注文します 価格ディトロパンオオワシ なし処方箋ディトロパン割引薬局 ditropan online cod accepted 安いジトロパンは米国では医師の診察なしで入手できる 購入バルク ディトロパン XL ジトロパンサンディエゴのマラリア価格 ジトロパンは処方箋なしでオンラインで安く購入できます メイン州でディトロパン(JCB)を購入する 購入アシフェックスオンラインカナダ https://slp.millingtonpubliclibrary.org/content/ditropan-buy-free-shipping-oklahoma">ジトロパンを購入したい https://www.cableman.ru/node/85662">CANディトロパンを注文します 安いアシフェックスは処方箋なしで購入できます アシペックスジェネリックを購入する アシペックスを購入したい 購入最も安いアシフェックス薬局 記事リンク: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Recognition-model-for-microcontroller-use/ta-p/1103364 記事の著者: @jeremyzhou |メールアドレス 報告者: yrhpprq |メールレポーター 報告された記事には 8 件のコメントがあります。
記事全体を表示
溦【xins4698】老街腾龙公司注册游戏网址多少 Spoiler (Highlight to read) 溦【xins4698】老街腾龙公司注册游戏网址多少 溦【xins4698】老街腾龙公司注册游戏网址多少 Analog(ADC|CMP|DAC|OpAmps) Audio(PDM | I2S | SAI) Board Design Boot ROM|Booting | Flash Clock|Timers Communication & Control(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | Ethernet | FlexIO)
記事全体を表示
溦【xins4698】新锦江公司游戏申请注册游/戏账号申请网址 溦【xins4698】新锦江公司游戏申请注册游/戏账号申请网址 LPC Marketing LPC11xx LPC12xx LPC51Uxx LPC546xx LPC54xxx LPC55xx LPC800
記事全体を表示
启动 MCXN546_Project LinkServer 调试程序时遇到问题 您好, 在 mcuexpresso ide 中点击调试后出现以下问题 最终上市序列出错 执行 MI 命令失败:-目标下载 来自调试器后端的错误信息:完成闪存操作时出错 希望了解问题的原因和解决办法。 B 向您致意、 Manish A MCX N Re: Launching MCXN546_Project LinkServer Debug has encountered a problem 你好@ma0208、 谢谢您的帖子。 这类日志问题通常不是由单一因素造成的。常见的根本原因通常与调试探针连接、目标 MCU 状态、闪存驱动程序/内存映射或项目和调试配置有关。 为了帮助我们缩小问题范围,能否请您确认以下详细信息? 我猜你使用的是定制板,你能分享一下你的原理图吗? 调试探头的型号和固件版本是什么? 您使用我们的 SDK 演示项目进行过测试吗?如果是,您会遇到同样的问题吗? 您使用的是哪个版本的 MCUXpresso IDE 和 LinkServer? 在重新编程之前,您是否尝试过执行一次大规模擦除?如果是,结果如何? 您还可以尝试以下步骤: 检查设备管理器,确保系统正确识别调试探测器 删除 .launch 文件,清理并重建项目,点击调试按钮重新生成调试配置文件 有了上述信息,我们就可以进一步分析这个问题了。期待您的回复。 BR 西莱斯特 Re: Launching MCXN546_Project LinkServer Debug has encountered a problem 您好, 我猜你使用的是定制板,能否分享一下你的原理图。附录 调试探头的型号和固件版本是什么?MCU - LINK PRO& 固件版本:V3.160 您使用我们的 SDK 演示项目进行过测试吗?如果是,您会遇到同样的问题吗?是& 问题依旧 你使用的是哪个版本的 MCUXpresso IDE 和 LinkServer?v25.6 [内部版本 136] [2025-06-27] 在重新编程之前,您是否尝试过执行一次大规模擦除?如果是,结果如何?是的,之后也出现了同样的错误。 Re: Launching MCXN546_Project LinkServer Debug has encountered a problem 你好@ma0208、 感谢您的答复。我曾在一个私人支持案例中审查过您的原理图,并建议VDD_SYS和VDD_CORE 不应绑定到3.3 V。我看到你更新了原理图,去掉了 3.3 V 连接。没关系。 Celeste_Liu_0-1769488457039.png 为确保设计符合规范,我建议您使用万用表(必要时使用示波器)测量相关引脚,根据数据表 电气和时序规范验证电压和纹波。 此外,在mcxnx4x网页上发布了一份设计清单,在这些设备上进行设计时也应使用该清单(https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=MCXNSERIES-DESIGN-IN-CHECKLIST& appType=Licen se)。 如果有帮助,请随时分享更新的部分。我很乐意再看一眼。 BR 西莱斯特
記事全体を表示
S32K312 Flip-Flops behavior of software override for sync from LCU I'm trying to understand the LCU's software override section using the sync[x] input. I configured the following fields for Logic cell "0": -SWVALUE=1 -LC0_SCTRL[SW_SYNC_SEL]=0 -LC0_SCTRL[SW_MODE]=1 -SWEN[0]=1 -LC0_LUTCTRL0[0] = 0b1010101010101010,(since I'm controlling INPUT 0 and OUTPUT 0.) Using TRGMUX, I applied a rising edge to the sync[x] input and immediately saw the switching at SWOUT[0]. However, following the schematic in the manual (Software override section), with two flip-flops chained together, I expected the output to update on the second edge. Why does the diagram show two chained flip-flops both with the same CLK source, but their behavior is different? arielcolombo_0-1769015411971.png Re: S32K312 Flip-Flops behavior of software override for sync from LCU Hi @arielcolombo  Although the diagram shows two flip‑flops connected in series and driven by the same clock, they are not intended to introduce a two‑edge delay. Both flip‑flops are synchronous and update on the same rising edge of the clock. In this Software override path, the value to be forced (SWVALUE[0] - MUX) is already registered before the sync[x] event occurs. The purpose of the two chained flip‑flops is to internally synchronize the sync[x] control signal and to reduce metastability, not to require two separate trigger events. When a rising edge is applied to sync[x], that edge is synchronized through the flip‑flop chain and then to the SWOUT[0]. As a result, the output changes after the first trigger event. So, even though two flip‑flops are shown, they serve as a synchronizer, not as a mechanism to delay the output until a second sync[x] edge. BR, VaneB Re: S32K312 Flip-Flops behavior of software override for sync from LCU Hi, thank you for the clarification. That makes sense — the two flip-flops are used purely as a synchronizer for the sync[x] control signal, not as a pipeline introducing a two-event latency. My confusion came from interpreting the diagram as a sequential delay element, while in practice the SWVALUE is already registered and the synchronized sync[x] edge effectively updates SWOUT on the first trigger. Thanks for confirming the intended behavior.
記事全体を表示
i.mxRT1052 上の IEC60730lib こんにちは。IEC60730 ライブラリ障害が発生しています。 最初はうまく動作しますが、しばらく実行すると速度が低下し、エラーが報告され、2時間後にさらにエラーが発生します。 ここにいくつかのデバッグ ログがあります: 冒頭: === SIL2 セーフティ診断の初期化 === [SIL2] クロックテスト: GPTタイマーが使用されます (ベース=0x401EC000) [SIL2] クロックテスト: GPT1_IRQHandler が FS_CLK_GPT() を呼び出すことを確認する [SIL2] DCPステータスチェック: [SIL2] DCPベースアドレス: 0x402E0000 [SIL2] DCP_CTRL: 0xE4A1FA05 [SIL2] DCP_STAT: 0x00000035 [SIL2] DCPが有効 [SIL2] CCM_CCGR5: 0xFFFFFFFF [SIL2] DCPクロックゲート(ビット18-19):0x03 [SIL2] DCPクロックが有効(常時オン) [SIL2] DCP状態構造: [SIL2] CH0状態: 0x00000000 [SIL2] CH0結果: 0x00000000 [SIL2] =========================================== [SIL2] セーフティ診断システムの初期化 [SIL2] ターゲット: IEC61508 SIL2準拠 [SIL2] システム起動時刻: 2026-01-15 22:59:16 [SIL2] 起動タイムスタンプ: 1768517956秒 [SIL2] =========================================== [SIL2] クロック テスト用に GPT1 タイマーを初期化しています... [SIL2] GPT1 ソースクロック: 66000000 Hz [SIL2] GPT1オーバーフロー計算(32ビットカウンタ): [SIL2] プリスケーラ後の期待GPTクロック: 2750000 Hz (プリスケーラ=24) [SIL2] 予想されるオーバーフロー時間: 約26分1秒 (1msレートで約1561806回の割り込み) [SIL2] プリスケーラ後のGPT1クロック: 2750000 Hz (プリスケーラ=24) [SIL2] GPT1比較値: 2750 (割り込み間隔: 1000 us) [SIL2] GPT1 t[SIL2 DEBUG] GPT1 割り込み #0、コンテキスト前: 0xFFFFFFFF [SIL2 デバッグ] FS_CLK_GPT 後の GPT1 コンテキスト: 0x000003E8 [SIL2 デバッグ] GPT1 割り込み #1、前のコンテキスト: 0x000003E8 [SIL2 デバッグ] FS_CLK_GPT 後の GPT1 コンテキスト: 0x00006CAC タイマーは初期化され、正常に起動しました [SIL2] GPT1は1000usごとに割り込みを生成します SIL2 セーフティ診断が正常に初期化されました 500 ミリ秒ごとに SIL2 診断を実行しています... 2時間後: ********** [SIL2] クロックテスト障害が検出されました ********** *********** 現在の時刻: 2026-01-15 22:49:54 ********** ********** システム稼働時間: 3 時間 36 分 22 秒 ********** ********** 結果: 0x00000601、コンテキスト: 0x00000012 (18) ********** ********** 制限: 下限=0x0000304E (12366)、上限=0x0000415B (16731) ********** ********** 最初の有効なコンテキスト: 0x000038D5 (14549) ********** ********** 偏差: 12348 カウント (84%) ********** ********** 連続失敗: 6173 (しきい値: 10) ********** ********** ウィンドウ内の失敗: 6173/5 (30 秒以内) ********** ********** GPT1 ハードウェア ステータス: ********** ********** GPT1->CR: 0x0000006B (EN=YES) ********** ********** GPT1->SR: 0x00000026 ********** ********** GPT1->CNT: 0x500FDDBC ********** ********** GPT1->OCR[0]: 0xFFFFFFFF ********** ********** GPT1->PR: 0x00000017 (プリスケーラ=24) ********** ********** GPT1 割り込みが有効: はい ********** ********** [SIL2] クロックテスト失敗終了 ********** ********** [SIL2] クロックテスト障害が検出されました ********** *********** 現在の時刻: 2026-01-15 22:49:55 ********** ********** システム稼働時間: 3 時間 36 分 23 秒 ********** ********** 結果: 0x00000601、コンテキスト: 0x00000012 (18) ********** ********** 制限: 下限=0x0000304E (12366)、上限=0x0000415B (16731) ********** ********** 最初の有効なコンテキスト: 0x000038D5 (14549) ********** ********** 偏差: 12348 カウント (84%) ********** ********** 連続失敗: 6174 (しきい値: 10) ********** ********** ウィンドウ内の失敗: 6174/5 (30 秒以内) ********** ********** GPT1 ハードウェア ステータス: ********** ********** GPT1->CR: 0x0000006B (EN=YES) ********** ********** GPT1->SR: 0x00000026 ********** ********** GPT1->CNT: 0x503D9AC2 ********** ********** GPT1->OCR[0]: 0xFFFFFFFF ********** ********** GPT1->PR: 0x00000017 (プリスケーラ=24) ********** ********** GPT1 割り込みが有効: はい ********** ********** [SIL2] クロックテスト失敗終了 ********** 何かアイデアはありますか? よろしくお願いいたします フォレスト i.MXRT 105x Re: IEC60730lib on i.mxRT1052 こんにちは@bit54songさん NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。 ログによると、GPT1 が他のモジュールによってプリエンプトされたか、ソフト リセットが発生し、ライブラリが正しいクロック ソースを失った可能性があります。しかし、この問題はこれまでお客様から報告されたことはありません。公式の例を使用して複数のボードで再現できれば最適です。 よろしくお願いします、 ギャビン
記事全体を表示
在线客服微【xins4698】万宝路公司游戏注册链接下载申请账号网址 在线客服微【xins4698】万宝路公司游戏注册链接下载申请账号网址 General graphics LPCOpen Peripherals USB User Content 中国用户论坛
記事全体を表示
探索财务与会计的最佳实践 大家好 我目前正在研究优化业务运营的方法,希望能听到您的真知灼见。具体来说,我想更多地了解能帮助中小型企业简化流程的财务和会计服务。 如何确定哪些服务对预算编制、报告和合规性最有效?在提高准确性和效率方面,您是否推荐一些特定的软件或外包方案? 如能提供实施这些服务的实际经验或教训,我们将不胜感激。期待您的意见和建议!
記事全体を表示
FlexCAN3FD fSYS (CHI) vs. fCANCLK (PE) 澄清 大家好 我想就馈送到 canFD 模块的外设和振荡器时钟频率寻求一些澄清。外设时钟是 CMM 中的 CAN_CLK_ROOT,可以进行多路复用和分频以获得不同的频率,而振荡器时钟是来自晶振(晶体振荡器)的静态 24MHz 时钟,我的理解是否正确?如果是这样,这是否意味着 1 个时间量子的持续时间固定为 41.67 ns,而这正是计算比特定时所需的时间?我觉得这不对,所以如果有人能纠正我的困惑,我将不胜感激。我看到 RM 中的一些方程式涉及这两个时钟。 谢谢! 林 i.MX RT106x Re: FlexCAN3FD fSYS (CHI) vs. fCANCLK (PE) clarification 你好,我是@mayliu1、 那么,如果 fSYS 是系统时钟频率,它是否就是 AHB_CLK_ROOT(在我的情况下是 420Mhz)? LamK_0-1768343306804.png 如果是,它是否参与了时间量子的计算?我不这么认为,但这些语言,尤其是振荡器和外围设备这两个词的使用,让我有点困惑。我最初确实认为时间量子是直接从 flexCAN 时钟中获得的。 顺祝商祺! 林 Re: FlexCAN3FD fSYS (CHI) vs. fCANCLK (PE) clarification 你好@LamK、 非常感谢您关注我们的产品并使用我们的社区。 IMXRT1060RM 的描述如下所示。 fCANCLK 是协议引擎 (PE) 时钟,可通过 CAN_CLK_ROOT 进行配置。 fSYS 是系统时钟的工作频率。 mayliu1_1-1768293046808.png 此外,持续时间 TQ 并非固定为 41.67 ns,它涉及 CAN 引擎时钟和 PRESDIV 参数。   mayliu1_0-1768292947208.png 有关时钟的更多详细信息,我建议您查看 "配置工具 "中的 "时钟"。 顺祝商祺! MayLiu Re: FlexCAN3FD fSYS (CHI) vs. fCANCLK (PE) clarification 好的,谢谢 @mayliu1,我本可以在 “时钟消费者” 选项卡中找到有关时钟的信息,看起来非常有用。最终,当我看到 NumClkBit 等式时,我担心 fSYS 可能参与了时间量子的计算,这让我把外设时钟等同于时间量子,但事实并非如此,这也是我产生困惑的原因。 再次感谢您的帮助。 顺祝商祺! 林 Re: FlexCAN3FD fSYS (CHI) vs. fCANCLK (PE) clarification 你好@LamK、 感谢您提供的最新信息。 关于您的问题:如果 fSYS 是系统时钟频率,那么它是否就是 AHB_CLK_ROOT,在我的情况下是 420Mhz? 我不这么认为。请检查 IMXRT1060RM。 mayliu1_0-1768444069083.png mayliu1_1-1768444143364.png 顺祝商祺! MayLiu Re: FlexCAN3FD fSYS (CHI) vs. fCANCLK (PE) clarification 不客气。
記事全体を表示
CANトランシーバーTJA1049Tに適合 こんにちは、良い一日を。 当社では、マイクロコントローラ MCP 5606 (SPC5606BF1MLQ6) と CAN トランシーバ TJA1040 / TJA1050 を引き続き使用しています。このプロジェクト/製品では、FIT/MTTF 値がすべて必要でした。 別のプロジェクトでは、CAN トランシーバー TJA 1049 T を使用しており、セキュリティ パフォーマンス レベルの計算に FIT/MTTF 値が必要です (すべてのコンポーネントでレベル C に到達する必要があります)。 CANトランシーバーTJA 1049 TのFIT / MTTF値をご提供ください。よろしくお願いします。 Re: FIT for CAN-Tranceiver TJA1049T 後ほどお送りします。
記事全体を表示
EB は、RTD 7.0.0_QLP03 を更新する際に、McupGOOD_POLARITYControl の構成エラーを報告しました。 McupGOOD_POLARITYControl 構成項目がこのパスに見つかりません。 WeiCh_0-1768130067532.png Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 こんにちは@WeiCh ダウンロードできるかどうかは分かりません。お試しいただくことは可能ですが、もしダウンロードできない場合は、代理店またはFAEにご連絡いただき、評価版の権利を取得してください。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/automotive-software-and-tools/real-time-drivers-rtd:AUTOMOTIVE-RTD Senlent_0-1768200790023.png Senlent_1-1768200797066.png Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 バージョン 30.0.0 はどこからダウンロードできますか? バージョン 30.0.0 でバージョン 29.0.0 のプロジェクトを開くことはできますか? Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 こんにちは@WeiCh このバージョンは、現在使用しているバージョンではなく、EB Tresos バージョン 30.0.0 と互換性があると思います。 Senlent_0-1768199372924.png Senlent_1-1768199522861.png Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 こんにちは@WeiCh はい、どういたしまして。 Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 こんにちは@WeiCh インターフェースのスタイルが間違っています。新しいバージョンのスタイルは以前のものと全く異なります。インターフェースは依然として以前のバージョンのスタイルのままです。 Senlent_0-1768279446361.png Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 これはバージョン 30.0.0 のインターフェースですが、この構成オプションはまだ欠落しているようです。 WeiCh_0-1768274791066.png Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 動作するようになりました。ありがとうございます! Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 問題があるようです。セットアップを実行すると、インストールパッケージが見つからないというメッセージが表示されます。EBtresosStudio_EBtresosStudio.zipを解凍するとアプリケーションは直接開くことができますが、アプリケーションインターフェースは以前のままです。 WeiCh_0-1768283416600.jpeg Re: EB更新RTD 7.0.0_QLP03时报告McuPGOOD_POLARITYControl配置错误 こんにちは@WeiCh ダウンロード ページには、ファイル拡張子を変更する必要があることを示すメッセージが表示されます。 Senlent_0-1768283803016.png
記事全体を表示
Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64 こんにちは。Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64.exeでDDRを使用したいと思います。DDR 検証ツールを使用して評価ボード 8MMINILPD4-EVK を検証しましたが、ボードが応答しないのはなぜですか? 検査の結果、選択された構成は fsl-imx8mm-evk.mex であり、シリアル ポート接続は正しく、USB 接続も正しかったのですが、テスト接続で「回路基板が応答していません」というエラー メッセージが表示されました。 ありがとう! i.MX8MMINI構成ツール-IMX   評価ボード Re: Config_Tools_for_i.MX_25.12_x64 申し訳ありません。私の不注意で、25.12ではなく25.2と入力してしまいました。現在最新バージョンを使用しています。他に何かトラブルシューティングされている問題はありますか? mekloby_0-1768217043401.png Re: Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64 こんにちは@mekloby 公式サイトに掲載されている最新バージョンはv25.12です。v25.2とはどのバージョンを指しているのでしょうか?v25.12をダウンロードしてお試しください。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/i-mx-evaluation-and-development-boards/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX BR Re: Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64 こんにちは。ダウンロードモードに設定し、スイッチの値をそれぞれ1010XXXXXXとXXXXXXXXX0に設定しました。mscaleツールでは接続に成功しましたが、config_toolsツールでは常に接続に失敗します。 Re: Config_Tools_for_i.MX_25.12_x64 わかりました。ありがとうございます。もう一度試してみます。 Re: Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64 こんにちは@mekloby imx8mm evk ボードで Config Tool バージョン 25.12 を実行しました。問題ありません。シリアルポートとUSB接続が正しく行われていること、ボードがダウンロードモードになっていること、そして電源投入後にスキャンボタンをクリックしてください。COMポートとHIDポートが表示されれば接続は完了です。その後、関連するDRAMテストを実行するように設定できます。 pengyong_zhang_0-1768271393046.png BR
記事全体を表示
カメラをmipi_csiポートに動的にリンクすることは可能ですか? ハイ HDMI入力とカメラ入力を、1つのmipi_csiチャネル経由で切り替えたい HDMI は 4 つのデータ レーンを使用し、カメラは 1 つのデータ レーンのみを使用します。1 つの DataLane と CSI Clock Lane が HDMI とカメラ間で多重化されます。 mipi_csi と hdmi 間のリンクを変更することは可能ですか?カメラなので、HDMI に多重化する場合、メディア コントロール経由でリンクを追加して、HDMI を MIPI CSI のソースとして使用し、その逆も実行しますか? SO、デバイスツリーにポートを設定せず、カメラ (それぞれ) とデバイス間のリンクを設定します。HDMI から MIPI CSI へメディア コントロール経由で接続します。 現在、mipi csi にポートがないため、/dev/media0 が利用できないという問題が発生しています。 よろしくお願いいたします。 ティロ Re: Is it possible to dynamically link a camera to a mipi_csi port 作業中ですが、良さそうなキーワードがいくつか見つかりました。 ご興味のある方は: 私が見つけたキーワードは互換性があります: 「video-mux」と「gpio-mux」。 現在、これら 2 つを有効にしてカーネルをコンパイルしていますが、期待どおりに動作するかどうかはわかりません。しかし、少なくともそれは正しい方法のように思えます。 未解決の質問は、4 または 1 のデータ レーン構成について mipi_csi にどのように通知するかということです。…… 何か解決策はありますか。 乾杯、 ティロ Re: Is it possible to dynamically link a camera to a mipi_csi port こんにちは@cthilo お元気でお過ごしのことと思います。 BPS バージョンを共有していただけますか? カスタムハードウェアを使用していますか? 別の選択肢としては、起動時に DT オーバーレイ経由でソースを選択するか、外部 CSI-2 スイッチを追加して単一の入力を SoC に表示し続けることが考えられます。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: Is it possible to dynamically link a camera to a mipi_csi port シンク エンドポイントのビデオ MUX にこのような種類のテストを追加しようとしました。 役に立たなかった。 ビデオ Mux エンドポイントは、プローブ中に im8-media-dev を強制終了します。 imx8-media-dev のソースとして機能するためにビデオ Mux ドライバに何が必要なのかはわかりません。 SO、現在私はここで行き詰まっています。 どのようなご助力もいただければ幸いです。 乾杯、 ティロ Re: Is it possible to dynamically link a camera to a mipi_csi port imx8-media-dev はノードが i2c デバイスであると想定しているため、video-mux は解決策ではないようです (ドライバ/staging/media/imx/imx8-media-dev.c:1041)。 of_find_i2c_device_by_node を of_find_device_by_node に変更しましたが、これにより、メディア パッドがリンクされる必要があるときにカーネル エラーが発生します。 😞 私の推測では、ビデオ Mux のサブデバイスはまだプローブされていませんが、imx8-media-dev はビデオ Mux のみをテストしているため、停止します。 何かアイデアはありますか? 乾杯、 ティロ Re: Is it possible to dynamically link a camera to a mipi_csi port こんにちは、サラス ありがとう、元気だよ :)。あなたにもそう願っています! yocto scarthgap をベースに独自のイメージを構築します。カーネルは、独自のハードウェアで実行されるため、独自の dts を備えた linux-imx-tq です。 メタ-imx:scarthgap-6.6.52-2.2.2 meta-tq: scarthgap (最新) meta-freescale: scarthgap (最新) 私たちの dts は、imx8mp-tqma8mpql-mba8mpxl.dts に基づいています (私たちのハードウェアは、TQ の imx8mp SOM を使用しているため)。 2 つの入力を切り替えることができるビデオ MUX デバイスを使用しますが、「スイッチ」として GPIO は 1 つだけです。 したがって、GPIO MUX コントローラを備えた仮想デバイス ビデオ MUX が最適です (レーンを除く)。 カメラは 1 つの CSI データ レーンのみを使用しますが、4K の HDMI 入力は 8 つの CSI データ レーンを使用します (これらの 8 つのうち 1 つは多重化する必要があります)。 敬具 ティロ Re: Is it possible to dynamically link a camera to a mipi_csi port こんにちは、サラス devicetree ビデオ Mux デバイスを i mx8-media-dev で使用する方法について何かアイデアはありますか? imx8-media-dev には、sudev が i2c デバイスである必要があるという強い依存関係があります。 少なくとも Linux カーネル 6.6.x では: imx8-media-dev.c:1041 > クライアント = of_find_i2c_device_by_node(rem); これが仮想ビデオMUXデバイスの最初の問題です。 of_find_device_by_node を使ってみました。 これにより、さらに一歩前進しましたが、カーネル oops が発生し、v4l2 スタックに関する知識が不足しています。 何かアイデアはありますか? 敬具 ティロ
記事全体を表示