2300889_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2300889_ja-JP

2300889_ja-JP

(88w8897) 2.4GHz 機能を無効にすることは可能ですか?

NXP様

2.4GHzを完全にオフにすることは可能ですか?
ドライバ レベルで 2.4GHz のサポートを無効にします。

このリンクから: 88W8987 の 5GHz 帯域を無効にする、ドライバーのロード中にdev_cap_mask を使用して特定の帯域のサポートを有効にできることがわかります。ただし、dev_cap_mask の各ビットをどのように設定する必要があるかを説明するドキュメントはありません。

2.4GHz のみをオフにしたい場合、dev_cap_mask をどの値に設定する必要がありますか?

Re: (88w8897) is disabling 2.4GHz capabilities possible?

こんにちは、


https://community.nxp.com/t5/Wi-Fi-Bluetooth-802-15-4/How-to-disable-the-2-4GHz-band-on-the-88W8897/...を参照してください。


よろしくお願いいたします。

ダニエル。

Re: (88w8897) is disabling 2.4GHz capabilities possible?

こんにちは、

2.4GHz 機能を無効化するには、dev_cap_mask を使用します。
dev_cap_mask についての詳細情報を教えていただけますか?

BR、
ピーター

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-03-2026 02:28 AM
更新者: