こんにちは。Config_Tools_for_i.MX_25.2_x64.exeでDDRを使用したいと思います。DDR 検証ツールを使用して評価ボード 8MMINILPD4-EVK を検証しましたが、ボードが応答しないのはなぜですか?
検査の結果、選択された構成は fsl-imx8mm-evk.mex であり、シリアル ポート接続は正しく、USB 接続も正しかったのですが、テスト接続で「回路基板が応答していません」というエラー メッセージが表示されました。
ありがとう!
申し訳ありません。私の不注意で、25.12ではなく25.2と入力してしまいました。現在最新バージョンを使用しています。他に何かトラブルシューティングされている問題はありますか?
mekloby_0-1768217043401.png
こんにちは@mekloby
公式サイトに掲載されている最新バージョンはv25.12です。v25.2とはどのバージョンを指しているのでしょうか?v25.12をダウンロードしてお試しください。
BR
こんにちは。ダウンロードモードに設定し、スイッチの値をそれぞれ1010XXXXXXとXXXXXXXXX0に設定しました。mscaleツールでは接続に成功しましたが、config_toolsツールでは常に接続に失敗します。
わかりました。ありがとうございます。もう一度試してみます。
こんにちは@mekloby
imx8mm evk ボードで Config Tool バージョン 25.12 を実行しました。問題ありません。シリアルポートとUSB接続が正しく行われていること、ボードがダウンロードモードになっていること、そして電源投入後にスキャンボタンをクリックしてください。COMポートとHIDポートが表示されれば接続は完了です。その後、関連するDRAMテストを実行するように設定できます。
pengyong_zhang_0-1768271393046.png
BR