Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
eIQサンプルアプリ - TfLite Lab 4[1] <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この ラボ 4 では、 eIQ ソフトウェア用の推論エンジン を使用して、i.MX8 ボード上の TensorFlow Lite アプリケーション デモを開始する方法について説明します。 eIQサンプルアプリ - 概要 eIQサンプルアプリ - はじめに Code Auroraで入手可能なソースコードを取得します。 TensorFlow Lite MobileFaceNets MIPI/USBカメラ OpenCVを使用した顔検出   このアプリケーションデモでは、Haar Feature based Cascade Classifiers を使用してリアルタイムの顔検出を行います。XML という名前の顔用の事前トレーニング済みの Haar Feature ベースのカスケード分類子は、OpenCV に既に含まれています。face の XML ファイルは opencv/data/haarcascades/ フォルダに保存されています。 また、コードauroraにも載せられています。詳細については、「Haar Cascades を使用した顔検出」をお読みください。 MobileFaceNets の TensorFlow Lite 実装 MobileFaceNets は、ホスト PC でより高いパフォーマンスを得るために、より小さなバッチ サイズと入力サイズで再トレーニングされます。このデモでは、トレーニング済みのモデルがソース ファイルとして読み込まれます。 ボードの設定 ステップ1 - eIQサンプルアプリからデモをダウンロードし、/ opt / tfliteフォルダに配置します。次に、srcフォルダを入力します。 root@imx8mmevk:~# cd /opt/tflite/examples-tflite/1-example/src/ root@imx8mmevk:/opt/tflite/examples-tflite/1-example/src# このフォルダには、次のファイルが含まれている必要があります。 . ├── face_detect_helpers.cpp ├── face_detect_helpers.h ├── face_detect_helpers_impl.h ├── face_recognition.cpp ├── face_recognition.h ├── haarcascade_frontalface_alt.xml ├── メイクファイル ├── MFN.H ├── プロファイリング.h └── スレッドプール.h ステップ2 - ボード上のソースコードをコンパイルします。 root@imx8mmevk:/opt/tflite/examples-tflite/1-example/src# make ステップ 3 - デモを実行します。 root@imx8mmevk:/opt/tflite/examples-tflite/1-example/src# ./FaceRecognition-c 0 -h 0.85 注:-cは、カメラインデックスを指定するために使用されます。「0」は、MIPI/USBカメラが/dev/video0にマウントされていることを意味します。-h は予測スコアのしきい値です。 ステップ 4 - 顔データ セットに新しい人物を追加します。 デモの実行中は、 最大 1 つの 顔がリアルタイムで検出されます。顔が検出されたら、GUIの右側にあるキーボードをクリックして、新しい人の名前を入力できます。次に、[新しい人物を追加] をクリックして、顔をデータ セットに追加します。 簡単に言うと、 1.顔を検出します。 2. 新しい人の名前を入力します。 3. 「新しいユーザーを追加」をクリックします。 注:新しいフェイスが追加されると、現在のディレクトリに「data」という名前のフォルダが作成されます。データセットから新しい顔を削除する場合は、「データ」で削除してください。
記事全体を表示
LS1012A 平台上的数据包转发引擎 (PFE) 以太网端口设置 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LS1012A集成硬件数据包转发引擎,提供高性能以太网接口。本文档介绍了PFE硬件和软件分解及数据流程,设置两个PFE以太网端口以实现通过PFE转发以太网数据包,如何修改PFE驱动程序和dts文件以在LS1012A定制板上设置单个PFE以太网端口。 PFE硬件结构 PFE 软件分解和数据流 设置两个 PFE 以太网端口,实现以太网数据包转发 在 LS1012A 定制板上设置单个 PFE 以太网端口 QorIQ LS1设备
記事全体を表示
FRDM-STBC-AGM04 - 裸机示例项目 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> **************************************************************************************************************** * 此代码是为 NXP FRDM-KL25Z + FRDM-STBC-AGM04 板编写的 *并演示如何读取加速度(MMA8652FC)、磁场(MAG3110) * 和角速率(FXAS21002C)数据使用中断技术。 * * 默认情况下,所有传感器均通过 I2C 控制。 * * I2C从机地址: * MMA8652FC-> 0x1D * MAG3110-> 0x0E * FXAS21002C -> 0x20 * * J7 选择 MCU I2C 总线作为 SDA: * 2:3 -> I2C_SDA1 (PTC2) * * J8 选择 MCU I2C 总线作为 SCL: * 2:3 -> I2C_SCL1 (PTC1) * * INT1_8652 连接到 PTD4,INT1_MAG3110 连接到 PTA5 引脚和 * INT1_21002 连接到 PTA4 引脚。 ***************************************************************************************************** 原始附件已移至: FRDM-KL25Z-FRDM-STBC-AGM04-Basic-read-using-I2C-and-interrupts.rar
記事全体を表示
Green Hills: Automotive Cybersecurity Year in Review <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 近年、自動車のサイバーセキュリティはOEMにとって最優先事項となっており、量産車に対するいくつかの攻撃が広く報道され、コネクテッドカーシステムのセキュリティと安全性の両方に対する一般市民や政府の懸念が高まっている。この講演では、2016年の自動車サイバーセキュリティに関連する主要なマイルストーンと見出しをレビューします。従来のITインフラストラクチャと自動車コンピューティングシステムで使用されているセキュリティ手法を比較対照します。これらの従来の手法が自動車用途で不足している点を調べます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 近年、自動車のサイバーセキュリティはOEMにとって最優先事項となっており、量産車に対するいくつかの攻撃が広く報道され、コネクテッドカーシステムのセキュリティと安全性の両方に対する一般市民や政府の懸念が高まっている。この講演では、2016年の自動車サイバーセキュリティに関連する主要なマイルストーンと見出しをレビューします。従来のITインフラストラクチャと自動車コンピューティングシステムで使用されているセキュリティ手法を比較対照します。これらの従来の手法が自動車用途で不足している点を調べます。
記事全体を表示
MagniV PLLカリキュレータ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この計算機は、S12ZVL、S12ZVC、S12ZVMB、S12ZVM、S12ZVH、S12VRなどのMagniVデバイス用に作成され、ジャンクション温度Tj <= 150°Cで認定されています。 PLL レジスタの設定は、SYNR、REVDIV、および POSTDIV として示されています。これらのレジスタの説明は、各デバイスのリファレンスマニュアルに記載されています。 オシレーターとバスのクロック周波数は、リストから選択することも、手動で書き込むこともできます。値は「Enter」または「Calculate」ボタンで計算されます。 MagniVPLLCalc.exeがついています。
記事全体を表示
センサー_マルチマーケット_may16.pdf <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
記事全体を表示
eIQ Neutron NPU Lab Guides These lab guides provide step-by-step instructions on how to take a quantized TensorFlow Lite model and use the Neutron Compiler Tool found in eIQ Neutron SDK to convert the model to run on the eIQ Neutron NPU found on NXP MCU devices.  The eIQ Neutron NPU for MCX N Lab Guide  documents focus on using the Neutron Compiler tool found inside eIQ Neutron SDK to convert a model and then import that converted model into an eIQ MCUXpresso SDK example. There are labs for VSCode, GCC, and MCUXpresso IDE. The labs designed to run on the FRDM-MCXN947 but the same concepts can be applied to other MCX N boards as well. There is a similar NPU lab available for i.MX RT700 too.  Also be sure to also check out the Getting Started community post for more details on the eIQ Neutron NPU. You can also explore the TFLM Getting Started Guide for information on how to use your own model and data for inference.  --- Updated August 2026 for change of neutron-converter to neutron-compiler in eIQ Neutron SDK 3.2.1 release MCXN NPU|ML
記事全体を表示
Boundary Devices - Crank Storyboard demo on i.MX7 Nitrogen7 This video shows how the Crank Storyboard application framework is well suited to run on our i.MX7 Nitrogen7 board. Demo details This demonstration is based on the following: Nitrogen7 board​​ 800×480 LCD display​ Resistive touch Yocto Jethro release Linux kernel 3.14.52 Crank Software details Crank Software Inc. is an innovator in embedded graphical user interface (GUI) solutions. Their products and services enable R&D teams and UI Designers to quickly and collaboratively develop rich animated user interfaces for resource-constrained embedded. The demo above relies on the Crank Storyboard Engine which is: Multi-platform Supported on Linux, Android, QNX, WindowsCE among others Built for embedded Storyboard Embedded Engine scales from low-end to high-end processors 3D optimized For higher end products embedding a GPU For more information, please visit: https://boundarydevices.com/crank-software-demo-on-nitrogen7/ General
記事全体を表示
Novena - Open Source Laptop A new open-hardware computing platform, flexible and powerful, designed for use as a desktop, laptop, or standalone board. Novena is a 1.2GHz, Freescale quad-core ARM architecture computer closely coupled with a Xilinx FPGA. It's designed for users who care about open source, and/or want to modify and extend their hardware: all the documentation for the PCBs is open and free to download, the entire OS is buildable from source, and it comes with a variety of features that facilitate rapid prototyping. For more information check out Kousagi Studio and if you want to fund this project check out Crowd Supply General
記事全体を表示
缺少 Python 模块 VS Code 的 MCUXpresso 扩展使用了一些 Python 模块,而在为 Zephyr 开发时则使用了数十个模块。MCUXpresso 安装程序将安装这些工具所需的依赖模块。但是,如果在运行安装程序或构建 Zephyr 应用程序时出现错误,则可能的原因是缺少 Python 模块。未安装模块的一个潜在原因可能是安装了多个 Python 版本的问题。这些 Python 模块也可以使用 CLI 手动安装。 MCUXpresso 安装程序将检查是否已安装 Python 版本,并在需要时安装 Python。然后它创建一个由 VS Code 使用的 Python 虚拟环境,并尝试将 pip 安装到该虚拟环境 (VE) 中。如果 pip 缺失或安装失败,您可以使用此命令手动安装。首先激活VE ,然后使用VE的路径命令。如果需要,请以管理员权限打开命令窗口。此命令使用 Windows 中的默认 VE 路径安装 pip: C:\Users\ \.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m Ensurepip --upgrade 需要的另一个 Python 模块是 West。如果缺少 West,这通常会导致在导入存储库时出现错误,从而运行“west init”命令。您还可以使用 CLI 来验证特定 Python 版本中是否安装了 Python 模块。此命令检查 West 是否已安装,如果已安装则报告版本: C:\Users\ \.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m west --version 与上面安装pip的步骤类似,你可以手动安装west: C:\Users\ \.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m pip install west --upgrade 使用 Zephyr 进行开发时,需要数十个 Python 模块。其中一些模块在构建 Zephyr 应用程序时会用到。Zephyr 仓库提供了这个 requirements.txt 文件 ,其中列出了 pip 要安装的模块。 如果 VS Code 无法构建应用程序并提示缺少 Python 模块的错误,您可以使用上述步骤手动安装单个 Python 模块。但是,如果缺少一个模块,则很可能还会有更多模块缺失。您可以使用此 pip 命令安装所有必需的模块。此操作在导入/克隆 Zephyr 仓库后完成,并且需要本地 Zephyr 仓库的路径。以下命令使用在 Windows 中导入时的默认仓库路径: C:\Users\ \.mcuxpressotools\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r C:\Users\ \zephyrproject\zephyr\scripts\requirements.txt
記事全体を表示
Zephyr 模块、子系统和功能的资源 如果您对这些资源有任何疑问或问题,请 提出新问题,恩智浦支持团队将为您解答。 引导加载程序 Zephyr 将开源MCUboot引导加载程序作为一个模块包含在内,并使其易于用作 Zephyr 应用程序的引导加载程序。 NXP i.MX RT 系列上的 MCUboot 和 Zephyr 使用 MCUboot 和 Sysbuild 构建示例,以及 VS Code 中带有 MCUboot 的 Zephyr 应用 Zephyr MCUBoot + TF-M 处理器间通信 (IPC) 和多核 Zephyr 包含一个IPC子系统。Zephyr 还集成了开源OpenAMP框架,以便使用 RPMsg 协议实现核心之间的通信。 Zephyr OpenAMP 多核示例 RT1170构建双核图像 多核性能 电源管理(PM) Zephyr 包含一个电源管理子系统,受许多 NXP SOC 支持。 网络研讨会:利用 Zephyr OS 功能和模块加速开发 NXP SmartWatch 演示和网络研讨会:最大限度地降低 i.MX RT500 的功耗 PSA 和可信固件 (TF-M) FRDM-RW612 上的 TF-M PSA 加密示例 Zephyr MCUBoot + TF-M 启动代码及流程 为了便于移植,Zephyr 管理应用程序中未包含的启动代码。SOC、内存、设备驱动程序和一些子系统在 main() 之前初始化。 网络研讨会: Zephyr OS 和 NXP 让应用程序可移植性变得简单 添加自定义启动代码 返回Zephyr知识中心
記事全体を表示
PyeIQ v1.0 for BSP 5.4.3_2.0.0 Release Welcome to PyeIQ PyeIQ gathers everything needed by itself. It provides a simplified way to run ML applications, which avoids the user spending time on preparing the environment. PyeIQ Version Release Date Notes tag_v1.0 Apr 29, 2020 - tag_v2.0 - Planned for June i.MX Board BSP Release Building Status 8 QM 5.4.3_2.0.0 passing 8 MPlus 5.4.3_2.0.0 passing This video is currently being processed. Please try again in a few minutes. (view in My Videos) Getting Started with PyeIQ 1. Easy Installation If you prefer to build the package by yourself go to Appendix Section or follow the README file at the PyeIQ repo. 1.1 Copy the PyeIQ pre-built package attached to the board, and then install it by using pip3 tool: 1.2 Check the installation by starting an interactive shell:   1.3 Import PyeIQ and see the version: The output is the PyeIQ latest version installed in the system. (Optional) Install the following package to show downloading status: 2. Easy Running All demos and applications are automatically installed in /opt/eiq. 2.1 To run the demos: 2.2 To run the applications: 2.3 Use help if needed: 3. List of Available Demos and Applications Demo/App Name Demo/App Type i.MX Board BSP Release BSP Framework Inference Status Notes Label Image File Based QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU passing - Label Image Switch File Based QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU passing - Object Detection SSD/Camera QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU passing Need better model. Object Detection OpenCV SSD/Camera QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU passing Need better model. Object Detection N. GS. SSD/Camera QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU - Pending issues. Object Detection Yolov3 SSD/File QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU - Pending issues. Object Detection Yolov3 SSD/Camera QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU - Pending issues. Fire Detection File Based QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU passing - Fire Detection Camera QM, MPlus 5.4.3_2.0.0 TensorFlow Lite 2.1.0 GPU, NPU passing - Fire Detection Camera - 5.4.3_2.0.0 PyArmNN 19.08 - - Requires 19.11 Coral Posenet Camera - - - - - Ongoing NEO DLR Camera - - - - - Ongoing 4. Examples 4.1 Fire Detection Image 4.1.1 Non-fire Running Fire Detect Image:     Output: INFO: Created TensorFlow Lite delegate for NNAPI.                                                                        Applied NNAPI delegate.                                                                                                  Inference time: 0:00:00.264853                                                                                           Non-Fire   4.1.2 Fire Running Fire Detect Image: Output: INFO: Created TensorFlow Lite delegate for NNAPI.                                                                        Applied NNAPI delegate.                                                                                                  Inference time: 0:00:00.193055                                                                                           Fire    4.2 Fire Detection Camera Running Fire Detect Camera: Output: PyeIQ also supports training for Fire Detection demo, please refer to PyeIQ - Training and Conversion Support (Keras/TensorFlow Lite) . 4.3 Label Image Switch Running Switch Label Image: Output: Cores Comparison (CPU, GPU and NPU) Check the following graphical plot for Switch Label Image demo: Check the following graphical plot for the other demos: We are currently working to reduce the inference time on Fire Detection demos. Appendix Section The procedures described in this document target a GNU/Linux Distribution Ubuntu 18.04. 1. Software Requirements 1.1 Install the following packages in the GNU/Linux system: 1.2 Then, use pip3 tool to install the virtualenv tool: 2. Building the PyeIQ Package 2.1 Clone the repository: 2.2 Use virtualenv tool to create an isolated Python environment: 2.3 Generate the PyeIQ package: 2.4 Copy the package to the board: 2.5 To deactivate the virtual environment: Contact Feel free to contact us about any issue/bug you might have it. Your feedback is very welcome so we can improve the next version Alifer Moraes diegodorta marcofranchi Re: PyeIQ v1.0 for BSP 5.4.3_2.0.0 Release Hello  I cannot see the detailed command and description  for example, when I see your explanation in box, most things are empty Please check it again
記事全体を表示
Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement The i.MX Android O8.0.0_1.0.0 GA release is now available from IMX_SW page. Overview -> BSP Updates and Releases -> Android 8.0.0 Oreo (O8.0.0_1.0.0, 4.9 kernel) Files available: # Name Description 1 android_O8.0.0_1.0.0_docs.tar.gz i.MX Android O8.0.0_1.0.0 BSP Documentation 2 imx-o8.0.0_1.0.0_ga.tar.gz i.MX Android O8.0.0_1.0.0 proprietary surce code for i.MX 6QuadPlus, i.MX 6Quad, i.MX 6DualPlus, i.MX 6Dual, i.MX 6DualLite, i.MX 6Solo  i.MX 6Sololite, i.MX6SX and i.MX7D 3 android_O8.0.0_1.0.0_image_6dqpsabreauto.tar.gz Binary Demo Files of Android O8.0.0_1.0.0 BSP - SABRE for Automotive Infotainment based on i.MX 6QuadPlus, i.MX 6Quad, and i.MX 6DualLite 4 android_O8.0.0_1.0.0_image_6dqpsabresd.tar.gz Binary Demo Files of Android O8.0.0_1.0.0 BSP - SABRE Platform and SABRE Board based on i.MX 6QuadPlus, i.MX 6Quad and i.MX 6DualLite. 5 android_O8.0.0_1.0.0_image_6slevk.tar.gz Binary Demo Files of Android O8.0.0_1.0.0 BSP - i.MX 6Sololite evaluation kit. 6 android_O8.0.0_1.0.0_image_6sxsabresd.tar.gz Binary Demo Files of Android O8.0.0_1.0.0 BSP - SABRE Board based on i.MX 6SoloX 7 android_O8.0.0_1.0.0_image_6sxsabreauto.tar.gz Binary Demo Files of Android O8.0.0_1.0.0 BSP - SABRE for Automotive infotainment based on i.MX 6SoloX 8 android_O8.0.0_1.0.0_image_7dsabresd.tar.gz Binary Demo Files of Android O8.0.0_1.0.0 BSP - SABRE Board based on i.MX 7Dual 9 fsl_aacp_dec_O8.0.0_1.0.0.tar.gz AAC Plus Codec for O8.0.0_1.0.0 10 android_O8.0.0_1.0.0_tools.tar.gz Manufacturing Toolkit and VivanteVTK for O8.0.0_1.0.0   Supported Hardware SoC/Boards: i.MX 6Quad, i.MX 6QuadPlus, and i.MX 6DualLite SABRE-SD board and platform i.MX 6Quad, i.MX 6QuadPlus, and i.MX 6DualLite SABRE-AI board and platform i.MX 6SoloLite EVK platform i.MX 6SoloX SABRE-SD board and platforms i.MX 6SoloX SABRE-AI board and platforms i.MX 7Dual SABRE-SD board and platform   Changes: Compared to the N7.1.2_2.0.0 release, this release has the following major changes: Upgraded the Android code base from android-7.1.2_r9 to android-8.0.0_r25. Removed the device partition and added the vendor partition. Enabled ION-based gralloc and EGL. Feature: For features please consult the release notes.   Known issues For known issues and more details please consult the Release Notes. Android i.MX6_All i.MX6DL i.MX6Dual i.MX6DualPlus6QuadPlus i.MX6Quad i.MX6S i.MX6SL i.MX6SoloX i.MX7Dual Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement codeaurora use mirrors below: git --config --global url." ".insteadOf " https://source.codeaurora.org" can be any one of below: https://beijing.source.codeaurora.org https://shanghai.source.codeaurora.org if manifest.xml use "git://source.codeaurora.org" you must be edit ~/.gitconfig add line below: [url "https://beijing.source.codeaurora.org"] insteadOf = git://codeaurora.org Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement 运行repo sync后完整输出信息是这样的:fatal: unable to access 'https://source.codeaurora.org/external/imx/aosp/platform/packages/apps/SoundRecorder/': GnuTLS recv error (-9): A TLS packet with unexpected length was received. error: Cannot fetch platform/packages/apps/SoundRecorder from https://source.codeaurora.org/external/imx/aosp/platform/packages/apps/SoundRecorder Fetching project platform/external/junit-params fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/external/sonivox/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused 请问如何解决,我已经使用Aosp | 镜像站使用帮助 | 清华大学开源软件镜像站 | Tsinghua Open Source Mirror 替代了repo里的glooel Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement I have same issue.    Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement you can use below features of git utility: git config --global url.https://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn.insteadOf https://android.googlesource.com this will be replace url in git fetch request. Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement hi,  i git the source code base on the     source ~/imx-o8.0.0_1.0.0_ga/imx_android_setup.sh  , but it use the googlesouce.com. it had the error: fatal:uable to access "https://android.googlesource/com/platform/external/bart/": Failed to connet to android.googlesource.com port 443:Connection timed out. I am in China ,so Can you reply a way that  use  the  mirrors.tuna.tsinghua .edu.cn Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> It has been solved before, thank you! Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> You need to climb over the wall. Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> wilson chen hello, i.mx6 Have you managed to build the Android 8.0 system? I also encountered the same problem when building the environment, as follows: fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/external/neven/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/pdk/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused fatal: unable to access 'https://android.googlesource.com/platform/developers/demos/': Failed to connect to android.googlesource.com port 443: Connection refused 烦请指教下,谢谢! Re: Android O8.0.0_1.0.0 GA for Legacy imx6/7 Release Announcement <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Why when I use WIN10 system to open the mfg tool, when the imx6q board enters the download mode, there will be the prompt shown in the above picture. But if I use WIN7 system, this error will not appear. The mfgtool burning tool of android7.1.2 also has this problem. The board I use has no problem, and there is no problem burning android4.4.2\android5.1.1\anroid6.0.1\android7.1.1 systems under win10. . Please can the relevant personnel help to check it out!
記事全体を表示
在i.MX上启用支持OSCCA算法工具箱的GmSSL(针对C-V2X更新) [中文翻译版] 见附件   原文链接: https://community.nxp.com/docs/DOC-343823  i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano i.MX6UL i.MX7Dual
記事全体を表示
スマートホーム、スマートビルディング、照明向けのNXPコネクティビティソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、まず、NXPのワイヤレス・コネクティビティ・マイコン・ポートフォリオがIoT市場に対応するために含まれる製品、ソフトウェア、およびイネーブルメントの概要を説明します。次に、Thread™ネットワーキングテクノロジーと、NXPのThread StackおよびZigBee® Dotdotアプリケーションレイヤーを使用してアプリケーションを開発する方法について、より深く掘り下げてデモします。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、まず、NXPのワイヤレス・コネクティビティ・マイコン・ポートフォリオがIoT市場に対応するために含まれる製品、ソフトウェア、およびイネーブルメントの概要を説明します。次に、Thread™ネットワーキングテクノロジーと、NXPのThread StackおよびZigBee® Dotdotアプリケーションレイヤーを使用してアプリケーションを開発する方法について、より深く掘り下げてデモします。
記事全体を表示
如何许可软件 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 为您的软件生成许可证文件的指南。 #许可证问题 #codewarrior;软件;许可证问题
記事全体を表示
示例 S32R274 Watchdog_example S32DS_1.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 应用程序初始化 FCCU 和软件看门狗。SWT 超时后, * 微控制器已重置。 * * 宏 LONG_RESET 定义执行哪种重置。如果 LONG_RESET 为 1,则长 * 执行重置,否则执行短重置。 * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:S32R274RRUEVB,MPC57xx主板 * 微控制器:S32R274KAMMM 1N58R *系统频率:PLL0 240MHz * Z4 核心 120MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * 目标:internal_FLASH(调试模式、debug_ram 和释放模式) * EVB连接:默认 * * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 应用程序初始化 FCCU 和软件看门狗。SWT 超时后, * 微控制器已重置。 * * 宏 LONG_RESET 定义执行哪种重置。如果 LONG_RESET 为 1,则长 * 执行重置,否则执行短重置。 * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:S32R274RRUEVB,MPC57xx主板 * 微控制器:S32R274KAMMM 1N58R *系统频率:PLL0 240MHz * Z4 核心 120MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * 目标:internal_FLASH(调试模式、debug_ram 和释放模式) * EVB连接:默认 * * ********************************************************************************
記事全体を表示
车辆网络:时间敏感网络 (TSN),为自动驾驶提供可预测、可靠且强大的以太网网络 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 时间敏感网络是工业和汽车以太网领域的下一个热门领域。在本次会议中,我们将深入研究 TSN 标准,重点介绍与汽车领域最相关的关键特性。我们还将讨论使用 SJA1105TEL 汽车以太网交换机可以实现的潜在用例,并讨论支持在汽车中采用此类交换机的生态系统。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 时间敏感网络是工业和汽车以太网领域的下一个热门领域。在本次会议中,我们将深入研究 TSN 标准,重点介绍与汽车领域最相关的关键特性。我们还将讨论使用 SJA1105TEL 汽车以太网交换机可以实现的潜在用例,并讨论支持在汽车中采用此类交换机的生态系统。
記事全体を表示
インフォテインメント、コネクティビティ、セキュリティ:カーラジオ、オーディオ、アンプ - 市場とテクノロジーの最新情報 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> インフォテインメント市場の動向とNXPの最新テクノロジーに関する最新情報。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> インフォテインメント市場の動向とNXPの最新テクノロジーに関する最新情報。 オーディオ処理と増幅
記事全体を表示
具备 SafeAssure ®认证功能的 i.MX 8 MCU — 摄像头、视频、音频、可信环境 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程将解释为 i.MX 8 提供的几种软件解决方案。SafeAssure 软件允许进行系统分区,充分利用 i.MX 8 的一些安全功能。Fast Path 软件允许在 2 个网络接口之间路由/桥接数据,以最大限度地提高数据路由性能,同时将主处理器的 CPU 负载要求降至最低。可信环境允许充分利用 Arm ® Trustzone 功能。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程将解释为 i.MX 8 提供的几种软件解决方案。SafeAssure 软件允许进行系统分区,充分利用 i.MX 8 的一些安全功能。Fast Path 软件允许在 2 个网络接口之间路由/桥接数据,以最大限度地提高数据路由性能,同时将主处理器的 CPU 负载要求降至最低。可信环境允许充分利用 Arm ® Trustzone 功能。
記事全体を表示